SMDコンデンサとは?種類、サイズ、表記、用途の完全ガイド
2 min
- SMDコンデンサとは?
- 現代の電子機器でSMDコンデンサが使用される理由
- SMDコンデンサとスルーホールコンデンサ:主な違い
- SMDコンデンサの主な種類
- SMDコンデンサのサイズを理解する
- SMDコンデンサのマーキングとコードを理解する
- SMDコンデンサの極性を認識する
- SMDコンデンサの利点
- SMDコンデンサの欠点と制限
- 電子回路におけるSMDコンデンサの用途
- 適切なSMDコンデンサの選び方
- SMDコンデンサのPCBレイアウトのベストプラクティス
- 現代のPCB組み立てにおけるSMDコンデンサ
- SMDコンデンサに関するFAQ
- 結論
SMDコンデンサは、現代の電子回路に不可欠な部品であり、コンパクトなPCB設計、高周波性能、効率的な自動化製造を可能にします。表面実装技術が業界標準となるにつれ、これらのコンデンサの仕組みと選定方法を理解することは、エンジニア、学生、電子機器愛好家にとって極めて重要です。
このガイドでは、以下の内容について解説します。
- SMDコンデンサとは何か、スルーホールコンデンサとの違い
- SMDコンデンサの主な種類とその電気的特性
- 標準パッケージサイズとマーキング方式
- 極性に関する考慮事項と一般的な識別方法
- 実際のPCB設計における利点と制限
- 現代の電子回路における代表的な用途
- 適切なSMDコンデンサを選ぶための重要な要素
SMDコンデンサとは?
SMDコンデンサとは、プリント基板(PCB)の表面に直接実装するために特別に設計されたコンデンサです。
基板の穴に挿入して反対側で半田付けする長いリード線を持つ従来のスルーホールコンデンサとは異なり、表面実装コンデンサにはリード線がありません。その代わりに、PCB表面の対応する銅パッドに直接載るメタライズド終端(端面電極)を備えています。
構造的には、最も一般的なチップコンデンサは、導電性の内部電極と絶縁性の誘電体材料が交互に積層されて構成されています。製造工程では、PCBパッドに半田ペーストが塗布され、自動機によってSMDコンデンサが配置され、基板全体がリフロー炉を通過します。半田ペーストが溶融し、強固な機械的および電気的接合が形成されます。

図:PCB上の従来型スルーホールコンデンサと表面実装コンデンサの比較。
現代の電子機器でSMDコンデンサが使用される理由
THT部品に対するSMD部品の優位性は、サイズだけの問題ではありません。それは回路の性能と製造方法を根本的に変えるものです。
- PCBの小型化:パッケージが01005(インチ)サイズまで縮小されたことで、エンジニアは複雑な回路をスマートフォンやIoTウェアラブル機器に組み込むことができます。
- 高速デジタル設計:小さなアンテナとして機能する長いリード線がないため、SMDコンデンサは寄生インダクタンスが大幅に低くなります。これは高速マイクロプロセッサやRF回路には必須です。
- 自動化製造:SMT部品はリールに梱包されているため、高速の「ピックアンドプレース」機が極めて高い精度で1時間あたり数千個の部品を実装できます。
- 業界の需要:自動車、電気通信、民生用電子機器業界では、SMTのみが提供できる軽量で高密度、かつ信頼性の高い基板が求められています。
SMDコンデンサとスルーホールコンデンサ:主な違い
表面実装技術への移行を完全に理解するには、SMDコンデンサが従来のTHTコンデンサとどのように比較されるかを正確に把握することが役立ちます。以下に簡単な比較表を示します。
| 特徴 | SMDコンデンサ | スルーホールコンデンサ |
|---|---|---|
| 実装方法 | 表面パッド | PCBの穴 |
| サイズ | 非常にコンパクト | 大きい |
| 寄生インダクタンス | 低い | 高い |
| 自動組み立て | 優れている | 限定的 |
| 手動プロトタイピング | 困難 | 容易 |
| 高周波性能 | 優れている | 中程度 |
SMDコンデンサの主な種類
すべてのSMDコンデンサの種類が同じように作られているわけではありません。誘電体材料は、部品の静電容量範囲、定格電圧、温度安定性に大きく影響します。
SMDコンデンサの種類比較
| コンデンサの種類 | 静電容量範囲 | 標準電圧 | 主な特性と最適な用途 |
|---|---|---|---|
| セラミック(MLCC) | 1 pF - 100 µF | 4V - 3kV以上 | 無極性、非常に低いESR/ESL。デカップリング、高周波フィルタリングに最適。 |
| タンタル | 1 µF - 1000 µF | 2V - 50V | 有極性、非常に安定、高容量密度。バルク電源フィルタリングに最適。 |
| 電解(アルミニウム) | 1 µF - 10 mF以上 | 4V - 450V以上 | 有極性、最大のフットプリント。大容量の電源平滑化に最適。 |
| フィルム | 100 pF - 10 µF | 16V - 1kV | 無極性、非常に高精度。オーディオおよびタイミング回路に最適。 |
図:SMDコンデンサの4つの主な種類:セラミック(MLCC)、タンタル、アルミニウム電解、フィルム
セラミックSMDコンデンサ(MLCC)
積層セラミックチップコンデンサ(MLCC)は、現在使用されているSMDコンデンサの大部分を占めています。これらは大きく2つのクラスに分けられます。
- クラス1(例:C0G/NP0):温度および電圧変化に対して非常に安定。高精度なタイミング回路やRFアプリケーションで使用されます。
- クラス2(例:X7R、Y5V):より小さなフットプリントで非常に高い静電容量を提供しますが、安定性に問題があります。

図:積層セラミックチップコンデンサ(MLCC)の内部構造。
誘電体クラスの特性:回路に適したMLCCを選択するには、誘電体の挙動に関する以下の詳細な内訳を参照してください。
| 誘電体 | 安定性 | 容量密度 | 温度特性 | 代表的な用途 |
|---|---|---|---|---|
| C0G/NP0 | 優れている | 低い | 非常に安定 | RF、タイミング |
| X7R | 中程度 | 高い | ±15%の変動 | デカップリング |
| Y5V | 低い | 非常に高い | -80%のドリフト | 重要でない用途 |
エンジニアリングのヒント:クラス2 MLCCのDCバイアス効果に注意してください。10µFのX7Rコンデンサは、最大定格DC電圧付近で動作すると、わずか3µFしか提供しない場合があります。さらに、マイクロフォニックス(微小な圧電スピーカーのように動作し、機械的振動下でノイズを誘発する現象)が発生する可能性があります。
タンタルSMDコンデンサ
タンタルコンデンサは、小さなフットプリントに大容量の静電容量を詰め込みます。クラス2セラミックと比較して、時間と温度に対して非常に安定しています。新しいポリマータンタル品種は、非常に低いESR(等価直列抵抗)を提供します。
重要な注意:標準的なタンタルコンデンサは許容範囲が狭いです。深刻な過電圧または逆極性が加わると、その故障モードは激しい短絡であり、容易に発火する可能性があります。
アルミニウム電解SMDコンデンサ
正方形のプラスチック製SMTベースに取り付けられた円筒形のアルミニウム缶で簡単に識別でき、大容量のバルクエネルギー貯蔵(例:主電源入力)が必要な場合に使用されます。高い静電容量を提供しますが、高周波性能はMLCCと比較して劣ります。
フィルムSMDコンデンサ
高いリフロー温度に対する感度のためSMT形態ではあまり一般的ではありませんが、フィルムコンデンサはその無歪み特性が高く評価されており、ハイエンドオーディオのクロスオーバー、高精度タイミング、高電圧スナバー用途の定番となっています。
SMDコンデンサのサイズを理解する
自動組み立てとの互換性を確保するため、SMDコンデンサのパッケージはEIA(電子工業会)によって標準化されています。サイズは通常、部品の長さと幅を表す4桁のコードで示されます。
注記:業界では主にインチコードが使用されていますが、メートルコードも使用されており、混乱を招くことがあります(例:インチ0603とメートル0603)。
| インチコード | メートルコード | 寸法(L x W) mm | 一般的な電力/電圧への影響 |
|---|---|---|---|
| 0201 | 0603 | 0.6 x 0.3 | 超コンパクト、非常に低電圧、高密度基板。 |
| 0402 | 1005 | 1.0 x 0.5 | スマートフォンや最新のウェアラブル機器の標準。 |
| 0603 | 1608 | 1.6 x 0.8 | 手半田が容易。一般的なデジタルロジックに最適。 |
| 0805 | 2012 | 2.0 x 1.2 | より高い静電容量/電圧定格のバランスが良い。 |
| 1206 | 3216 | 3.2 x 1.6 | 高電圧定格、優れた電力消費。 |
より大きなパッケージ(1206や1210など)は、より高い電圧に対応し、放熱性に優れていますが、PCBが撓むと機械的クラックが発生しやすくなります。

図:0201から1206までの一般的なSMDコンデンサパッケージの視覚的なサイズ比較。
SMDコンデンサのマーキングとコードを理解する
SMDコンデンサコードの読み方は、部品の種類によって異なり、注意が必要です。

図:107Aとマークされたタンタルコンデンサ(メーカーコード:00FP3、100µF、10Vコンデンサ)
メーカーによってばらつきが存在します。これらの英数字システムとカラーバンドの解読について詳しくは、SMDコンデンサコードの読み方に関する包括的なガイドをご覧ください。
SMDコンデンサの極性を認識する
SMDコンデンサの極性を理解することは、壊滅的な基板故障を回避するために重要です。
- セラミックおよびフィルムコンデンサ: これらは無極性です。どちらの向きでも半田付けできます。
- タンタルコンデンサ: これらは厳密に有極性です。通常、プラス(+)端子を示す濃い色の線または面取りされたエッジを備えています。
- 電解コンデンサ: これらも厳密に有極性です。アルミニウム缶の上部には、通常マイナス(-)端子を示す色付きの半円またはバーが付いていることがよくあります。

図:SMDタンタルコンデンサおよびアルミニウム電解コンデンサの極性の識別方法。
PCB設計時には、ピックアンドプレース機が部品を正しく方向付けできるように、フットプリントのシルクスクリーンに極性を明確に示す必要があります。タンタルコンデンサや電解コンデンサの向きを誤ると、爆発、火災、PCBの破損につながる可能性があります。詳細は、コンデンサの極性ガイドをご覧ください。
SMDコンデンサの利点
- 低ESL(等価直列インダクタンス): リード線がないため、インダクタンスが大幅に低減されます。これにより、SMD MLCCは高周波デカップリングに優れ、敏感なICに干渉する前に高速過渡ノイズをグランドにバイパスします。
- 高実装密度: SMD部品はより近接して配置できるため、配線ルーティングが短くなり、信号整合性が向上します。
- 自動SMT組み立て: 基板を大規模に確実に実装し、効率的にテストできるため、全体的な生産コストが削減されます。
SMDコンデンサの欠点と制限
強力ではありますが、表面実装コンデンサにはトレードオフもあります。
- 手動リワークが困難: 0402コンデンサを手で交換するには、顕微鏡、精密ピンセット、ホットエアリワークステーションが必要です。
- 機械的脆弱性: MLCCは非常に脆いです。パネル分離やネジ取り付け中にPCBが撓むと、セラミックにマイクロクラックが発生し、潜在的な短絡故障につながる可能性があります。
- 電圧制約: 誘電体破壊のリスクがあるため、超小型パッケージで高電圧コンデンサを製造することは困難です。
- 経年変化: クラス2セラミック(X7R/Y5Vなど)は、時間の経過とともに静電容量の一部を失います(経年変化)。これは回路の寿命計算に考慮する必要があります。
トラブルシューティングのヒント: 物理的ストレス(落下など)後に基板が故障した場合は、顕微鏡を使用してコネクタや取り付け穴の近くのMLCCにヘアラインクラックがないか検査してください。
電子回路におけるSMDコンデンサの用途
その汎用性の高さから、表面実装コンデンサはさまざまな重要な役割を果たしています。
適切なSMDコンデンサの選び方
適切なコンデンサを選択することは、静電容量値を選ぶことだけではありません。このクイックリファレンス表を使用して、コンデンサの種類を特定のアプリケーションに合わせてください。
SMDコンデンサ選択クイックテーブル
| アプリケーション | 推奨タイプ | 主要パラメータ |
|---|---|---|
| ICデカップリング | MLCC(X7R) | 低ESL |
| バルクフィルタリング | タンタル / 電解 | 高静電容量 |
| RF回路 | MLCC(C0G/NP0) | 安定性 |
| スナバー | フィルム | 高電圧 |
SMDコンデンサ選択チェックリスト
- 静電容量と電圧定格: 常にディレーティング係数を適用してください。レールが12Vの場合は、少なくとも25Vのコンデンサを選択してください。クラス2セラミックのDCバイアスディレーティングに十分注意してください。
- リップル電流定格: 電源アプリケーションでは重要です。これを超えるとコンデンサが過熱して故障します。
- ESRとESLのトレードオフ: フィルタリングしようとしているノイズの特定の周波数で、コンデンサのインピーダンスが最も低くなることを確認してください。
- 信頼性クラス: 過酷な環境向けに設計する場合は、自動車グレード(AEC-Q200)の部品でコンポーネント検索をフィルタリングしてください。
図:回路アプリケーションの特定から誘電体とパッケージサイズの選択までユーザーを導くSMDコンデンサ選択フローチャート。
設計に本物で高品質な部品を使用していることを確認するには、JLCPCBパーツライブラリから直接信頼できる部品を調達できます。

SMDコンデンサのPCBレイアウトのベストプラクティス
適切なコンデンサを選択することは戦いの半分に過ぎません。PCB上に物理的にどのようにレイアウトするかが、回路内での実際の性能を決定します。最適な結果を得るには、次のエンジニアリングガイドラインに従ってください。
- IC電源ピン近くへの配置: デカップリングコンデンサは、対象となるICの電源ピンに可能な限り物理的に近接して配置する必要があります。目標は、主電源が反応する前に、高速スイッチングイベント中に瞬時電流を提供することです。
- ループ面積の最小化: IC電源ピン、コンデンサ、グランドピン間の大きな配線ループは寄生インダクタンスを生み出します。デカップリングコンデンサのループ面積が小さいほど、高周波ノイズ抑制が向上します。

図:PCB上のデカップリングコンデンサの適切な配置と不適切な配置。
- ビアインダクタンス管理: 内部の電源プレーンまたはグランドプレーンに接続を落とす場合、製造ルールで許容される限り、ビアをSMDコンデンサパッドのできるだけ近くに配置してください。寄生ビアインダクタンスをさらに削減するには、パッドあたり1つではなく2つのビアを使用します。
- 確実なグランド戦略: コンデンサのグランドパッドは常に、連続した内部グランドプレーンに接続してください。コンデンサから離れて細いグランドトレースを配線することは避けてください。これはインピーダンスを導入し、デカップリング効果を損なうためです。
現代のPCB組み立てにおけるSMDコンデンサ
優れた回路を設計することは戦いの半分に過ぎません。それを確実に製造することはもう半分です。微細な0402や0201パッケージを扱うことは、部品調達の不足、正確なSMTステンシル厚さの管理、熱衝撃を避けるための正確なリフロー温度プロファイルの確保など、製造上の課題をもたらします。
PCB組み立てサービス(JLCPCBなど)は、高品質な部品調達と自動SMT組み立てを統合し、BOMの課題を解決し、微細部品の完璧なリフロープロファイルを保証します。自動光学検査(AOI)により、コンデンサの位置ずれ、ツームストーン現象、逆極性がないことを確認します。
プレミアムなPCB組み立てサービスと即時見積もりを組み合わせることで、エンジニアは初期プロトタイプから量産まで、絶対的な自信を持って製品開発サイクルを加速できます。
SMDコンデンサに関するFAQ
Q: SMDコンデンサに極性はありますか?
セラミックおよびフィルムSMDコンデンサは無極性です。ただし、タンタルおよびアルミニウム電解SMDコンデンサは厳密に有極性であり、逆向きに取り付けると致命的な故障を引き起こします。
Q: MLCCが割れるのはなぜですか?また、どうすれば防げますか?
脆いセラミックでできているためです。割れは通常、組み立て、テスト、または最終的な筐体取り付け中にPCBが撓むときに発生します。MLCCを基板の撓みラインに平行に配置し、ネジやVカットなどの機械的ストレスがかかる箇所から遠ざけることで防げます。
Q: SMDコンデンサをTHTコンデンサに交換できますか?
電気的には、仕様(静電容量、電圧、ESR)が一致していれば可能です。ただし、THT部品をSMTパッドに物理的に取り付けることは困難であり、長いリード線による寄生インダクタンスが発生します。
Q: コンデンサのESRとは何ですか?なぜ重要ですか?
等価直列抵抗(ESR)は、コンデンサの内部抵抗です。高電力回路では、ESRが高いと不要な熱が発生し、フィルタリング効率が低下します。
Q: マーキングのないコンデンサの値を読むにはどうすればよいですか?
ほとんどの小型MLCCにはマーキングがないため、リールから取り出した後にその値を確実に決定する唯一の方法は、回路から片方のリードを外して、高精度LCRメーターでテストすることです。
結論
SMDコンデンサは、現代の電子設計における縁の下の力持ちです。MLCC、タンタル、電解コンデンサの明確な特性を理解し、パッケージサイズと極性の微妙な違いを習得することで、より安定性が高く、コンパクトで効率的な回路を設計できます。
適切なコンデンサの選択、最適化されたPCBレイアウト、信頼性の高いSMT製造を組み合わせることで、安定した高性能な電子製品が保証されます。
統合されたPCB組み立てサービスと部品調達により、JLCPCBのようなプラットフォームは、エンジニアがプロトタイプから量産まで効率的に移行するのを支援します。
学び続ける
セラミックコンデンサの種類解説:C0G、X7R、X5R、Y5Vと選び方
2つのセラミックコンデンサが同じ静電容量値、同じ定格電圧、同じフットプリントを共有していても、電源投入時の基板上での動作はまったく異なることがあります。その理由は、ラベルの数字ではなく、誘電体にあります。セラミックコンデンサの種類は誘電体によって定義され、C0G、X7R、X5R、Y5Vなどのコードで表されます。 このガイドでは、これらのコードを解読し、誘電体クラスを比較し、設計者を驚かせるDCバイアス効果と経年変化について説明し、各用途に適した部品を選ぶための実用的な方法を紹介します。 セラミックコンデンサとは? セラミックコンデンサは、セラミック材料を誘電体として使用し、金属電極で挟んだ構造です。無極性であるため、基板上でコンデンサの極性を気にする必要がなく、等価直列抵抗(ESR)と等価直列インダクタンス(ESL)が非常に低いため、高周波デカップリングで主流となっています。 積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、現代の電子機器で最も生産され、最も使用されているコンデンサであり、年間生産量は数兆個に達します。1つのチップ内部に、数十から数百層の薄い誘電体層を並列に積み重ねることで、米粒ほどの大き......
SMD LEDの解説:種類、パッケージ、用途、そして選び方
SMD LEDは、現代の電子機器や照明製品における標準的な光源となっています。LEDストリップやディスプレイから自動車のダッシュボードや民生機器に至るまで、SMD LEDはあらゆる場所で使用されていますが、多くの設計者やバイヤーは依然として適切なタイプの選択に苦労しています。 パッケージサイズ、明るさ、放熱性、色の制御、組み立て上の制約はすべて、性能と信頼性に影響を与えます。間違ったSMD LEDを選択すると、過熱、不均一な照明、または製造上の問題を引き起こす可能性があります。 このガイドでは、SMD LEDとは何か、従来のLEDとの違い、そしてお客様のアプリケーションに適したパッケージの選び方について、明確かつ実用的に、不要な技術用語を使わずに解説します。 SMD LEDとは? SMD LED(Surface Mount Device LED)は、従来のLEDのように穴に挿入するのではなく、プリント基板(PCB)の表面に直接実装するように設計された発光ダイオードです。「表面実装」とは、LEDがPCBのパッド上に平らに配置されることを意味し、放熱性の向上、小型化、高輝度化を可能にします。 最新の電......
LQFPパッケージ解説:ピンピッチ、寸法、および用途
LQFPパッケージ(Low-Profile Quad Flat Package)は、微細ピッチ、コンパクトサイズ、そして現代のエレクトロニクスにおける信頼性の高い性能で知られる、広く使用されている表面実装ICパッケージです。マイクロコントローラ、組み込みシステム、産業機器に一般的に見られるLQFPパッケージは、高いピン密度と容易な検査のバランスを提供します。 このガイドでは、LQFPパッケージとは何か、その仕組み、寸法、用途、PCB設計上の考慮事項について説明し、エンジニアやメーカーがプロジェクトに適したパッケージングソリューションを選択できるように支援します。 LQFPパッケージとは? LQFPパッケージは、Low-Profile Quad Flat Packageの略で、4辺すべてにガルウィングリードを備え、本体高さを低くした表面実装集積回路(IC)パッケージの一種です。薄型プロファイルを維持しながら高いピン密度を提供するように設計されており、コンパクトで高性能な電子システムに適しています。 標準的な QFPパッケージと比較して、LQFPはより低いパッケージ厚を提供し、スリムで軽量な設計に対す......
SMDパッケージの解説
スマートフォンからウェアラブルまで、私たちが毎日使う小型でコンパクトなデバイスは、表面実装技術(SMT)によって実現されています。SMTの中心となるのがSMD(表面実装部品)で、プリント基板(PCB)に直接はんだ付けされます。 これらのSMD部品は、かさばるスルーホール部品に取って代わり、手作業によるプロセスから、自動化された高密度のSMT実装への移行を可能にしました。SMT技術には、スルーホールに比べて以下のような主な利点があります: ● 電気的性能の向上: 高周波回路における寄生インダクタンス/キャパシタンスの低減。 ● 部品密度の向上: より小さなスペースに、より複雑な回路を実現。 ● 信頼性の向上: 自動はんだ付けは、より一貫性があり再現性に優れています。 かさばるスルーホール部品を使用した従来のPCBと、小型のSMDパッケージを使用した表面実装PCBの比較。 しかし、この進化により、多種多様なSMDパッケージも生まれました。単純な1206 SMD抵抗器と複雑なQFNパッケージのどちらを選ぶかは、PCB設計プロセスにおける重要な決定であり、性能、熱管理、製造性に影響を与えます。 このガイド......
TQFPパッケージ解説:寸法、ピンピッチ、PCB設計、比較
現代エレクトロニクスにおける小型化への絶え間ない追求は、高効率なPCBレイアウトを必要としています。表面実装技術(SMT)の進化に伴い、エンジニアは高いピン密度と製造性のバランスを兼ね備えたコンポーネントパッケージを常に模索してきました。BGA(ボールグリッドアレイ)の極端な配線の複雑さやX線検査の要件が不要な、中〜高I/O密度のアプリケーションにおいて、TQFPパッケージは今もなお業界標準の選択肢であり続けています。 このガイドでは、TQFPコンポーネントの設計、配線、組み立てについて知っておくべきすべてのことを解説します。 TQFPパッケージとは? ハードウェアエンジニアであれば、TQFPパッケージ技術とは何か、なぜマイクロコントローラでこれほど普及しているのか疑問に思うかもしれません。TQFPはThin Quad Flat Package(薄型四方扁平パッケージ)の略です。これは、正方形または長方形のボディと、4辺すべてから外側に延びるリードを特徴とする表面実装集積回路(IC)パッケージです。 TQFPの決定的な技術的特徴は、その非常に薄いプロファイルです。標準のボディ厚はわずか1.0mmで......
QFP vs QFN:どちらのICパッケージがあなたのPCBに適しているか?
QFPとQFNは、現代のPCB設計で広く使用されている2つのICパッケージであり、それぞれサイズ、組み立て、性能において異なる利点を提供します。QFP vs QFNの選択は、レイアウトの複雑さ、はんだ付けの信頼性、熱管理、製造コストに直接影響します。 不適切なパッケージを選択すると、生産歩留まりの低下、再作業率の増加、長期的な信頼性の問題につながる可能性があります。このガイドでは、構造、PCBフットプリント、組み立てプロセス、典型的なアプリケーションの観点からQFPとQFNを比較し、エンジニアや設計者がプロジェクトについて情報に基づいた決定を下せるように支援します。 QFPパッケージとは? QFPはQuad Flat Packageの略で、4辺すべてからガルウィングリードが延びる表面実装ICパッケージです。中程度から高ピン数のICをサポートし、信頼性の高い電気的・機械的性能を維持できるように設計されています。 QFPパッケージは、その成熟した製造プロセスと幅広い業界サポートにより、マイクロコントローラ、インターフェースチップ、組み込みプロセッサで広く使用されています。 一般的なピン数は44ピンから......