クワッドフラットパッケージ(QFP):設計、組立、および熱管理に関するエンジニア向けガイド
2 min
- QFPパッケージとは?
- クワッド・フラット・パッケージ(QFP)の種類と選定ガイド
- クワッド・フラット・パッケージ(QFP)の構造と材料科学の説明
- QFPパッケージのPCBフットプリント&ランドパターンガイドライン(IPC-7351B)
- QFPパッケージの高度な熱管理
- クワッド・フラット・パッケージ(QFP)のSMT組み立て:課題と解決策
- QFP部品調達と組み立て信頼性基準
- クワッド・フラット・パッケージ(QFP)に関するFAQ
- 結論:クワッド・フラット・パッケージ(QFP)
QFPパッケージとは?
クワッド・フラット・パッケージ(QFP)は、電子製造の歴史を通じて最も人気のある表面実装技術(SMT)パッケージ形式の1つです。1980年代に標準となって以来、QFPは32ピンから304ピンまでの範囲の中程度から高ピン数の集積回路(IC)における業界標準であり、単純なSOICパッケージと複雑なボールグリッドアレイ(BGA)の両方にとって優れた代替手段でした。
正方形または長方形のボディの4辺すべてから延びる「ガルウィング」リードによって定義されるQFPは、高いI/O密度、コスト効率の良い製造、そしてデバッグにとって重要な視覚的検査性という独自のバランスを提供します。はんだ接合部が隠れるBGAとは異なり、QFPのリードは目視可能であり、簡単な光学検査とリワークが可能です。

クワッド・フラット・パッケージ(QFP)チップ
クワッド・フラット・パッケージ(QFP)の種類と選定ガイド
「QFP」は一般的な用語ですが、特定のバリエーションを選択することは、製品のZ高さとPCBの熱戦略に影響を与えます。
比較表:QFPパッケージの種類
| バリアント | 正式名称 | ボディ高さ(最大) | ピン数範囲 | 標準ピッチ | 熱抵抗 θJA(静止空気中) | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LQFP | ロープロファイル・クワッド・フラット・パッケージ | 1.60 mm | 32 – 256 | 0.50 mm | 35 – 50 °C/W | マイクロコントローラ、民生用電子機器 |
| TQFP | シン・クワッド・フラット・パッケージ | 1.20 mm | 32 – 176 | 0.40 – 0.80 mm | 40 – 55 °C/W | モバイル機器、FPGA(低消費電力) |
| PQFP | プラスチック・クワッド・フラット・パッケージ | 3.40 mm | 64 – 304 | 0.65 mm | 30 – 45 °C/W | レガシーシステム、産業用制御 |
| BQFP | バンパード・クワッド・フラット・パッケージ | 3.80 mm | 84 – 196 | 0.635 mm | 35 – 50 °C/W | ソケット式プロトタイピング(バンパー付きコーナー) |
注記
熱抵抗値はJEDEC静止空気条件下での一般的な範囲であり、ベンダーやPCB設計によって異なります。
ロープロファイル・クワッド・フラット・パッケージ(LQFP)
LQFPは業界の主力製品です(JEDEC MS-026)。
LQFP(ロープロファイル・クワッド・フラット・パッケージ)は、同じ一般的なリード形状を維持しながらボディ高さを低くします。この低いプロファイルは、筐体内の垂直方向のクリアランスが限られている場合に役立ち、PCBレイアウトや組み立てプロセスに大きな変更を加えることなく対応できます。LQFPは、基板上のスペースが制約されているが、保守性が依然として必要な設計でよく選択されます。
- 高さ:標準の公称ボディ厚1.4mmに標準化されています。
- ピッチオプション:0.8mm、0.65mm、0.5mm、0.4mmのサイズから選択できます。
- 用途:垂直方向のスペースが厳しく制約されていない標準的なマイクロコントローラ(例:JLCPCB部品ライブラリにあるSTM32シリーズ)に最適です。
- 熱特性:標準的なLQFPのθJCはおよそ25〜35°C/Wです。
シン・クワッド・フラット・パッケージ(TQFP)
TQFPは、ノートパソコンやタブレットなどの携帯用途向けに設計されています。
TQFP(シン・クワッド・フラット・パッケージ)は、パッケージの厚さと全体の質量をさらに削減します。これはコンパクトな設計に役立ちますが、ボディが薄く機械的公差が細かいため、TQFPは取り扱いやはんだ付けの際にわずかに許容度が低くなります。実際には、より厳格なプロセス制御と、基板の反りや機械的ストレスに対する許容度の低さを意味します。
- 高さ:全体のボディ厚が1.0mmに削減されています。
- 制約:パッケージが薄いと、ダイの上にあるモールドコンパウンドの量が少なくなり、熱質量がわずかに減少し、冷却プロファイルが過度に急激な場合にリフロー中にパッケージが反る可能性が高まります。
プラスチック・クワッド・フラット・パッケージ(PQFP)
PQFPパッケージ(プラスチック・クワッド・フラット・パッケージ)は、従来の標準プロファイルオプションです。より厚いボディと堅牢なリード構造を備えており、取り扱いや組み立て時に機械的に許容度が高くなります。このため、PQFPは機械的ストレス、振動、または繰り返しのリワークが予想される産業用および自動車用基板に適しています。
- ボディ厚はさまざまで(2.0mm〜3.8mm)、高ピン数デバイス(最大304ピン)に使用されます。

- PQFPチップ
セラミック・クワッド・フラット・パッケージ(CQFP)
セラミック・クワッド・フラット・パッケージ(CQFP)は、航空宇宙および軍事用途で使用される気密封止パッケージです。ガラスフリットシールまたははんだシール蓋を使用し、湿気に対して不浸透性です(MSL 1)。
バンパード・クワッド・フラット・パッケージ(BQFP)
BQFP(バンパード・クワッド・フラット・パッケージ)は、パッケージのコーナーに保護バンパーを追加して、取り扱い、挿入、または輸送中の機械的損傷からリードを保護します。これにより、BQFPは、繰り返しの組み立てやテストが行われるプロトタイピング、ソケット式基板、教育用キットに特に適しています。電気的には他のQFPタイプと互換性がありますが、BQFPの機械的特徴は、ボディ高さがわずかに増加する代わりに追加の耐久性を提供します。

BQFPチップ
設計の観点から、これらのバリアントは電気的には互換性がありますが、機械的には互換性がありません。PQFP、LQFP、TQFPの選択は通常、信号整合性やピン機能ではなく、筐体の高さ、機械的ストレスの予想、組み立ての堅牢性によって決まります。

QFPのピン図とサイズの例
クワッド・フラット・パッケージ(QFP)の構造と材料科学の説明
QFPを設計するには、モールドコンパウンドの内部に何があるかを理解する必要があります。リフロー中および動作中のパッケージの信頼性は、内部材料間の相互作用によって決まります。
リードフレームの組成とCTE
リードフレームは、デバイスの電気的経路と構造的骨格の両方の役割を果たします。
- 銅合金(C194):優れた電気伝導性により、標準的な商業用途で使用されます。
- アロイ42(Fe-Ni):58%の鉄と42%のニッケルで構成されています。この材料は、熱膨張係数(CTE)が約4.0〜4.5 ppm/°Cであり、シリコンダイのCTE(約2.6 ppm/°C)に近いため、高信頼性用途にとって重要です。この整合により、熱サイクル中のワイヤボンドへの「熱機械的ストレス」が最小限に抑えられます。
ワイヤボンディングと相互接続
パッケージ内部では、シリコンダイとリードフレーム間の接続はワイヤボンディングによって実現されます。
- 金ワイヤ(Au):金(純度99.99%)で、直径は18〜25µmです。酸化に強く、最も信頼性の高い金属間化合物を形成します。
- 銅ワイヤ(Cu):コスト削減のためにますます使用されています。ただし、Cuワイヤはより硬いボンディング力を必要とするため、正確に制御されない場合、最新のシリコン上の脆弱な低誘電率(low-k)誘電体層を損傷する可能性があります。
封止と「ポップコーン現象」
ボディはエポキシモールドコンパウンド(EMC)を使用して形成され、通常、パッケージ全体のCTE(8〜12 ppm/°C)を下げるために、重量比で70〜90%の溶融シリカが充填されています。
MSLに関する技術注記
エポキシの吸湿性により、水分を吸収します。QFPが水分を吸収し、その後260°Cのリフローにさらされると、閉じ込められた水が蒸気になり、急速に膨張します。これにより、パッケージの割れや剥離が発生し、「ポップコーン効果」として知られています。

内部のシリコンダイ、金ワイヤボンド、銅リードフレーム、エポキシ封止層を示すクワッド・フラット・パッケージ(QFP)の断面図。
QFPパッケージのPCBフットプリント&ランドパターンガイドライン(IPC-7351B)
特に0.5mmまたは0.4mmピッチのQFPのフットプリントを設計する場合、エラーの余地はゼロです。不適切なランドパターンは、はんだブリッジやオープン接合部の主な原因です。
ランドパターンの形状
IPC-7351B(表面実装設計の一般要件)によると、ランドパターンは「トウ」、「ヒール」、「サイド」のはんだフィレットを考慮する必要があります。
- トウフィレット:目視検査を可能にするために重要です。
- ヒールフィレット:機械的強度にとって最も重要な側面です。ヒールのはんだ接合部は、熱膨張中にせん断応力の大部分を吸収します。
0.5mmピッチQFPの設計ルール
- パッド幅(X):0.24mm〜0.28mm。(0.30mmを超えないこと。ブリッジのリスクが高まります)。
- パッド長(Y):1.50mm〜1.60mm。
- ソルダーマスクブリッジ:これは、隣接する2つのパッド間のソルダーマスクの細い部分です。0.5mmピッチの場合、銅パッド間のギャップは約0.22mmです。JLCPCBでは、最小ソルダーマスクブリッジ幅として4 mil(0.1mm)が必要です。マスク開口部が大きすぎると、マスクブリッジが薄くなりすぎて剥がれ、はんだブリッジが発生する可能性があります。
サーマルビアと露出パッド(ePad)
最新のQFP(PowerQFP)の多くは、底面に露出したダイアタッチパドル(ePad)を備えています。これはPCBのグランドプレーンにはんだ付けする必要があります。
- ビア設計:ePad領域内にサーマルビア(直径0.3mm)のグリッドを配置します。
- テンティング vs プラギング:ビアが大きい場合は、開いたまま(テンティングなし)にしないでください。はんだが穴に吸い上げられ、メインパッドに「はんだボイド」が発生する可能性があります。高い信頼性を確保するには、JLCPCBに提出するガーバーファイル内でビア・イン・パッド・プレーテッド・オーバー(VIPPO)またはキャップ付きビアを指定してください。
QFPパッケージの高度な熱管理
QFPパッケージの高性能DSPまたはFPGAの場合、熱スロットリングを防ぐためにジャンクション温度の計算が必須です。
熱抵抗の理解
- θJA(ジャンクション対周囲):シリコンダイから外部空気までの全抵抗。
- θJC(ジャンクション対ケース):ダイからプラスチックパッケージの上面までの抵抗。
- θJB(ジャンクション対基板):ダイからPCBまでの抵抗。
公式:

ここで、TJはジャンクション温度、TAは周囲温度、PDは消費電力です。
放熱の強化
計算されたTJが125°を超える場合は、θJAを下げる必要があります。
- 銅箔重量:内層の銅箔を1ozから2ozに変更すると、熱をPCB全体に横方向に広げることでθJBを低減できます。
- 上面ヒートシンク:熱伝導性接着剤を使用してQFPの上面にヒートシンクを接着すると、θJCが低減されます。
- 空気流:静止空気から強制対流(1 m/sの空気流)に変更すると、実効θJAを最大20%低減できます。

- 露出パッド、サーマルビア、内部PCB銅プレーンを介した放熱を示すQFPの熱管理。
クワッド・フラット・パッケージ(QFP)のSMT組み立て:課題と解決策
ファインピッチQFP(0.4mmおよび0.5mm)の組み立ては、メーカーの能力が試されるところです。JLCPCBは、一般的な欠陥を軽減するための特定のプロトコルを採用しています。
はんだペースト印刷
- ステンシル厚:0.5mmピッチの部品には、0.10mm(4 mil)または0.12mm(5 mil)の電解研磨ステンレス鋼ステンシルが推奨されます。
- アパーチャ縮小:ブリッジを避けるために、ステンシルのアパーチャはPCBパッドに比べてサイズを縮小する必要があります(通常、面積で約10〜15%)。
- アスペクト比:アパーチャ幅とステンシル厚の比は、ペーストがステンシルから放出されPCBパッドに付着するように、>1.5である必要があります。
リフロープロファイル(SAC305)
鉛フリー(SAC305)プロファイルには、一般的に次のゾーンがあります:
- 予熱:1〜3°C/秒で150°Cまで昇温します。
- 浸漬:150〜180°Cを60〜120秒間維持します。これにより、フラックスが活性化し、揮発性溶剤が除去されます。クワッド・フラット・パッケージ(QFP)にとって、このステップはパッケージ全体が熱的に平衡状態になり、反りの可能性を回避するため、非常に重要です。
- リフロー:ピーク温度245°C〜250°C。液相線以上時間(TAL)は45〜75秒間持続する必要があります。
- 冷却:急冷(<6°C/秒)により、接合部の強度に有利な微細粒のはんだ構造を実現します。

- QFP組み立て用SAC305リフローはんだ付けプロファイルグラフ。予熱、浸漬、リフロー、冷却の温度ゾーンを示しています。
一般的なQFP組み立て欠陥とトラブルシューティング
| 欠陥 | 症状 | 根本原因 | 解決策 |
|---|---|---|---|
| はんだブリッジ | 隣接するピン間の接続 | 過剰なペースト量またはスランピング | ステンシルアパーチャ幅を減らす。ソルダーマスクダムの完全性を確認。 |
| オープン接合部(共面性) | パッドの上に浮いているピン | リードが上向きに曲がっている(平面度 >0.1mm) | 輸送時の取り扱いを改善(チューブではなくトレイ)。ペースト量を増やす。 |
| はんだボール | リードの近くにある小さなボール | ペーストの酸化または急激な昇温 | 水分を管理。予熱の昇温速度を下げて「爆発的な」ガス放出を防ぐ。 |
| ヘッド・イン・ピロー(HiP) | リードがペースト内にあるが溶融しない | 反りまたは酸化したリード | N2(窒素)リフロー環境を使用。部品の濡れ性を確認。 |
QFP部品調達と組み立て信頼性基準
JLCPCBによる部品調達
組み立て用にQFPを指定する場合、部品の供給元はフットプリントと同じくらい重要です。
- 部品ライブラリ統合:JLCPCBは、部品ライブラリを通じて52万点以上の在庫部品へのアクセスを提供しています。
- ベーシック部品 vs エクステンデッド部品:「ベーシック部品」(主流のSTM32 LQFPマイクロコントローラなど)は、追加の工数費用なしで事前にフィーダーにセットされている部品です。「エクステンデッド部品」は、フィーダーへのセットを手動で行う必要がある部品です。該当する場合、設計者はベーシック部品を選択することでコストを削減できます。
品質保証(IPC-A-610)
QFP組み立ての最終検査は、IPC-A-610クラス2またはクラス3規格に準拠しています。
- クラス2(標準):ほとんどの民生用および産業用電子機器は、この分類で許可されています。
- クラス3(高信頼性):自動車/航空宇宙基準です。はんだフィレット高さ(ヒールでリード厚の少なくとも50%)に関するより厳格な基準が必要です。
- 検査方法:JLCPCBは、リードのスキューとブリッジを検出するためにAOI(自動光学検査)を利用しています。サーマルパッド(ePad)付きQFPの場合、X線検査を使用してボイド率を計算します(目標 <25%のボイド)。
クワッド・フラット・パッケージ(QFP)に関するFAQ
Q1: QFPボディの下に信号トレースを配線できますか?
QFPボディの下のトップレイヤーにトレースを配線することは可能ですが、露出パッド(ePad)がない場合に限ります。QFPにePadが付いている場合、ボディ下のトップレイヤー配線は、接地されたパッドにショートするため禁止されています。パッケージ下のビアには、はんだの吸い上げやショートを避けるために十分なソルダーマスク被覆があることを常に確認してください。
Q2: QFP部品の推奨パッケージは、テープ&リールとトレイのどちらですか?
大型QFP(QFP-100、最終QFP、およびそれ以上)や、ファインピッチを含むすべてのバリアントには、トレイが圧倒的に選択されています。テープパッケージは機械的ストレスを引き起こし、繊細なガルウィングリードの曲がりや、その後の組み立て時の共面性の問題につながる可能性があります。実際には、トレイはリードを保護し「生きている」状態に保つため、配置歩留まりが向上します。
Q3: 0.4mmピッチのQFPを手はんだまたはリワークすることは可能ですか?
熟練した技術者であれば可能ですが、0.4mmピッチデバイスの手はんだは難しく、ブリッジが発生しやすいです。通常、顕微鏡、ミニフープチップを使用した「ドラッグはんだ付け」技術、そしてたっぷりとしたフラックス塗布が必要です。一貫した信頼性のためには、手組み立てよりも自動SMT組み立て(JLCPCBが提供するような)を強くお勧めします。
Q4: JLCPCBがePad付きQFPに「ビア・イン・パッド・プレーテッド・オーバー」(VIPPO)を推奨するのはなぜですか?
ePadランドパターンにサーマルビアを挿入する場合、従来のオープンビアを使用すると、毛細管現象によってメイン接合部からはんだが奪われ、ボイドや熱接合不良が発生する可能性があります。VIPPO(またはキャップ付きビア)は、ビアの平坦なメッキを維持することでこの問題を解決し、はんだペーストをパッド上に保持して、熱インターフェースに利用できるようにします。
結論:クワッド・フラット・パッケージ(QFP)
QFP(クワッド・フラット・パッケージ)は、今日の電子機器において依然として重要な役割を果たしており、高ピン数のロジックおよび制御アプリケーションに柔軟なオプションを提供しています。ただし、パッケージの信頼性は、ランドパターン形状、ステンシル設計、熱管理などのDFM原則への準拠に完全に依存しています。
JLCPCBの在庫部品ライブラリは検証済みのサプライチェーン整合性を提供し、X線やAOIを含む高度なSMT機能は、エンジニアがQFPベースの設計を実装する自信を与える機能の一部です。これらのガイドラインは、新しいIoTセンサーのプロトタイプであれ、スケールアップ中の産業用コントローラーであれ、あらゆるプロジェクトに適用でき、QFP実装が現場の厳しい要求に耐えられることを保証します。
設計の製造準備はできましたか?今すぐ見積もりを取得
学び続ける
セラミックコンデンサの種類解説:C0G、X7R、X5R、Y5Vと選び方
2つのセラミックコンデンサが同じ静電容量値、同じ定格電圧、同じフットプリントを共有していても、電源投入時の基板上での動作はまったく異なることがあります。その理由は、ラベルの数字ではなく、誘電体にあります。セラミックコンデンサの種類は誘電体によって定義され、C0G、X7R、X5R、Y5Vなどのコードで表されます。 このガイドでは、これらのコードを解読し、誘電体クラスを比較し、設計者を驚かせるDCバイアス効果と経年変化について説明し、各用途に適した部品を選ぶための実用的な方法を紹介します。 セラミックコンデンサとは? セラミックコンデンサは、セラミック材料を誘電体として使用し、金属電極で挟んだ構造です。無極性であるため、基板上でコンデンサの極性を気にする必要がなく、等価直列抵抗(ESR)と等価直列インダクタンス(ESL)が非常に低いため、高周波デカップリングで主流となっています。 積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、現代の電子機器で最も生産され、最も使用されているコンデンサであり、年間生産量は数兆個に達します。1つのチップ内部に、数十から数百層の薄い誘電体層を並列に積み重ねることで、米粒ほどの大き......
SMD LEDの解説:種類、パッケージ、用途、そして選び方
SMD LEDは、現代の電子機器や照明製品における標準的な光源となっています。LEDストリップやディスプレイから自動車のダッシュボードや民生機器に至るまで、SMD LEDはあらゆる場所で使用されていますが、多くの設計者やバイヤーは依然として適切なタイプの選択に苦労しています。 パッケージサイズ、明るさ、放熱性、色の制御、組み立て上の制約はすべて、性能と信頼性に影響を与えます。間違ったSMD LEDを選択すると、過熱、不均一な照明、または製造上の問題を引き起こす可能性があります。 このガイドでは、SMD LEDとは何か、従来のLEDとの違い、そしてお客様のアプリケーションに適したパッケージの選び方について、明確かつ実用的に、不要な技術用語を使わずに解説します。 SMD LEDとは? SMD LED(Surface Mount Device LED)は、従来のLEDのように穴に挿入するのではなく、プリント基板(PCB)の表面に直接実装するように設計された発光ダイオードです。「表面実装」とは、LEDがPCBのパッド上に平らに配置されることを意味し、放熱性の向上、小型化、高輝度化を可能にします。 最新の電......
LQFPパッケージ解説:ピンピッチ、寸法、および用途
LQFPパッケージ(Low-Profile Quad Flat Package)は、微細ピッチ、コンパクトサイズ、そして現代のエレクトロニクスにおける信頼性の高い性能で知られる、広く使用されている表面実装ICパッケージです。マイクロコントローラ、組み込みシステム、産業機器に一般的に見られるLQFPパッケージは、高いピン密度と容易な検査のバランスを提供します。 このガイドでは、LQFPパッケージとは何か、その仕組み、寸法、用途、PCB設計上の考慮事項について説明し、エンジニアやメーカーがプロジェクトに適したパッケージングソリューションを選択できるように支援します。 LQFPパッケージとは? LQFPパッケージは、Low-Profile Quad Flat Packageの略で、4辺すべてにガルウィングリードを備え、本体高さを低くした表面実装集積回路(IC)パッケージの一種です。薄型プロファイルを維持しながら高いピン密度を提供するように設計されており、コンパクトで高性能な電子システムに適しています。 標準的な QFPパッケージと比較して、LQFPはより低いパッケージ厚を提供し、スリムで軽量な設計に対す......
SMDパッケージの解説
スマートフォンからウェアラブルまで、私たちが毎日使う小型でコンパクトなデバイスは、表面実装技術(SMT)によって実現されています。SMTの中心となるのがSMD(表面実装部品)で、プリント基板(PCB)に直接はんだ付けされます。 これらのSMD部品は、かさばるスルーホール部品に取って代わり、手作業によるプロセスから、自動化された高密度のSMT実装への移行を可能にしました。SMT技術には、スルーホールに比べて以下のような主な利点があります: ● 電気的性能の向上: 高周波回路における寄生インダクタンス/キャパシタンスの低減。 ● 部品密度の向上: より小さなスペースに、より複雑な回路を実現。 ● 信頼性の向上: 自動はんだ付けは、より一貫性があり再現性に優れています。 かさばるスルーホール部品を使用した従来のPCBと、小型のSMDパッケージを使用した表面実装PCBの比較。 しかし、この進化により、多種多様なSMDパッケージも生まれました。単純な1206 SMD抵抗器と複雑なQFNパッケージのどちらを選ぶかは、PCB設計プロセスにおける重要な決定であり、性能、熱管理、製造性に影響を与えます。 このガイド......
TQFPパッケージ解説:寸法、ピンピッチ、PCB設計、比較
現代エレクトロニクスにおける小型化への絶え間ない追求は、高効率なPCBレイアウトを必要としています。表面実装技術(SMT)の進化に伴い、エンジニアは高いピン密度と製造性のバランスを兼ね備えたコンポーネントパッケージを常に模索してきました。BGA(ボールグリッドアレイ)の極端な配線の複雑さやX線検査の要件が不要な、中〜高I/O密度のアプリケーションにおいて、TQFPパッケージは今もなお業界標準の選択肢であり続けています。 このガイドでは、TQFPコンポーネントの設計、配線、組み立てについて知っておくべきすべてのことを解説します。 TQFPパッケージとは? ハードウェアエンジニアであれば、TQFPパッケージ技術とは何か、なぜマイクロコントローラでこれほど普及しているのか疑問に思うかもしれません。TQFPはThin Quad Flat Package(薄型四方扁平パッケージ)の略です。これは、正方形または長方形のボディと、4辺すべてから外側に延びるリードを特徴とする表面実装集積回路(IC)パッケージです。 TQFPの決定的な技術的特徴は、その非常に薄いプロファイルです。標準のボディ厚はわずか1.0mmで......
QFP vs QFN:どちらのICパッケージがあなたのPCBに適しているか?
QFPとQFNは、現代のPCB設計で広く使用されている2つのICパッケージであり、それぞれサイズ、組み立て、性能において異なる利点を提供します。QFP vs QFNの選択は、レイアウトの複雑さ、はんだ付けの信頼性、熱管理、製造コストに直接影響します。 不適切なパッケージを選択すると、生産歩留まりの低下、再作業率の増加、長期的な信頼性の問題につながる可能性があります。このガイドでは、構造、PCBフットプリント、組み立てプロセス、典型的なアプリケーションの観点からQFPとQFNを比較し、エンジニアや設計者がプロジェクトについて情報に基づいた決定を下せるように支援します。 QFPパッケージとは? QFPはQuad Flat Packageの略で、4辺すべてからガルウィングリードが延びる表面実装ICパッケージです。中程度から高ピン数のICをサポートし、信頼性の高い電気的・機械的性能を維持できるように設計されています。 QFPパッケージは、その成熟した製造プロセスと幅広い業界サポートにより、マイクロコントローラ、インターフェースチップ、組み込みプロセッサで広く使用されています。 一般的なピン数は44ピンから......