SMD抵抗コードの完全ガイド
4 min
- SMD抵抗器コードが重要な理由
- 3桁および4桁のSMD抵抗器コード(Eシリーズ)方式の読み方
- 抵抗器許容差の英字コード(J、F、G)について
- EIA-96:1%許容差SMD抵抗器コード方式
- マーキングのないSMD抵抗器(0201、01005パッケージ)
- SMD抵抗器コード識別における課題と解決策
- 結論:あらゆるSMD抵抗器コードを正しく識別する方法
- SMD抵抗器コードに関するFAQ
現代のエレクトロニクスは、小型化によって定義づけられています。PCB(プリント基板)が高密度化するにつれて、部品は縮小し、カラーバンドのような従来のラベルを配置する余地はありません。この必要性から、表面実装デバイス(SMD)コードという、コンパクトで解読が難しい言語が生まれました。
現代のハードウェアを扱うエンジニア、技術者、またはホビイストにとって、表面実装抵抗器の読み方を学ぶことは基本的なスキルです。
このガイドでは、最も一般的なSMD抵抗器のマーキング方式である、3桁、4桁、および1%許容差部品向けのEIA-96規格の3つについて詳しく解説します。
SMD抵抗器コードが重要な理由
高密度実装されたPCBレイアウトにおいて、表面実装抵抗器コードは、物理的な部品と回路図を結びつける唯一の手がかりです。その重要性は、様々なエンジニアリング活動において中心的な役割を果たします。
● 組み立て検証: マーキングにより、(手動または自動手段による)目視検査が可能になり、実装機によって正しい部品が配置されたことを確認できます。
● デバッグとリワーク: プロトタイプが期待通りに動作しない場合、マーキングはエンジニアの問題解決における主要なツールです。フィードバックループに10kΩの抵抗器が本当にあるのか、それとも誤って1kΩに置き換えられていないかを判断します。
● フィールド修理: 技術者にとって、これらのコードは、交換が必要な故障、焼損、または損傷した部品を特定する主要な手段であり、高価なハードウェアの修理可能性を判断します。
電流検出回路において、100(10Ω)を101(100Ω)と誤認すると、壊滅的な故障につながる可能性があります。これらのコードは、ボードレベルでの精度を伝える言語なのです。
このガイドでは、最も一般的な3つの抵抗器マーキング方式、3桁、4桁、および1%許容差EIA-E96規格について包括的に解説します。
3桁および4桁のSMD抵抗器コード(Eシリーズ)方式の読み方
これは最も単純明快な方式で、通常5%(E24)および2%(E48)許容差の抵抗器に使用されます。論理は単純で、最後の桁以外はすべて有効数字であり、最後の桁が乗数(追加するゼロの数)となります。
● 3桁コード(E24): 有効数字2桁と乗数1桁で構成されます。
○ 103 = 10 x 103 = 10,000Ω = 10kΩ
○ 472 = 47 x 102 = 4,700Ω = 4.7kΩ
○ 560 = 56 x 100 = 56Ω
● 4桁コード(E48/E96): 有効数字3桁と乗数1桁で構成されます。この方式は、より精密な値を持つ1%または2%許容差の抵抗器に使用されます。
○ 2201 = 220x 10¹ = 2,200Ω = 2.2kΩ
○ 1001 = 100 x 101 = 1,000Ω = 1.00kΩ
○ 4992 = 499 x 102 = 49,900Ω = 49.9kΩ
○ 7500 = 750 x 100 = 750Ω
● 小数点を示す「R」: 100Ω未満の値(3桁の場合は10Ω未満の場合もあります)では、文字Rが小数点の位置を示すために使用されます。
○ R102 = 0.102Ω
○ 4R7 = 4.7Ω
○ 0R22 = 0.22Ω
● 0Ω抵抗器(ジャンパー): 0Ω抵抗器、またはジャンパーは、トレースを接続するために使用され、通常は単一の0または複数のゼロ(000、0000)でマークされます。
3桁および4桁(Eシリーズ)抵抗器コードの識別
抵抗器許容差の英字コード(J、F、G)について
3桁および4桁の方式は5%または1%の許容差を暗に示すことが多いですが、特に0603以上のパッケージでは、英字コードが追加されている場合があります。この文字は許容差を明示的に示しています。
● 103J = 10kΩ、5%
● 1001F = 1.00kΩ、1%
最も一般的なコードの表は以下の通りです。
| コード | 許容差 |
|---|---|
| F | ±1% |
| G | ±2% |
| J | ±5% |
| K | ±10% |
| M | ±20% |
抵抗器許容差の英字コード
注意: 許容差を示す文字Fと、EIA-96の乗数を示す文字Fを混同しないでください。これらは異なる方式で使用されます。
EIA-96:1%許容差SMD抵抗器コード方式
部品がさらに小さくなるにつれて、3桁のコードでさえも大きくなりすぎました。EIA-96方式は、1%許容差(E96シリーズ)の抵抗器のために導入され、正確な値を3文字のコードに収めます。
この方式は、2つの部分から構成されます:
1. 2桁のコード: 3桁の値に対応する01から96までの数字。
2. 1文字の乗数: 10のべき乗を設定する文字。
| コード | 値 (Ω) | コード | 値 (Ω) | コード | 値 (Ω) | コード | 値 (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 100 | 25 | 178 | 49 | 316 | 73 | 562 |
| 02 | 102 | 26 | 182 | 50 | 324 | 74 | 576 |
| 03 | 105 | 27 | 187 | 51 | 332 | 75 | 590 |
| 04 | 107 | 28 | 191 | 52 | 340 | 76 | 604 |
| 05 | 110 | 29 | 196 | 53 | 348 | 77 | 619 |
| 06 | 113 | 30 | 200 | 54 | 357 | 78 | 634 |
| 07 | 115 | 31 | 205 | 55 | 365 | 79 | 649 |
| 08 | 118 | 32 | 210 | 56 | 374 | 80 | 665 |
| 09 | 121 | 33 | 215 | 57 | 383 | 81 | 681 |
| 10 | 124 | 34 | 221 | 58 | 392 | 82 | 698 |
| 11 | 127 | 35 | 226 | 59 | 402 | 83 | 715 |
| 12 | 130 | 36 | 232 | 60 | 412 | 84 | 732 |
| 13 | 133 | 37 | 237 | 61 | 422 | 85 | 750 |
| 14 | 137 | 38 | 243 | 62 | 432 | 86 | 768 |
| 15 | 140 | 39 | 249 | 63 | 442 | 87 | 787 |
| 16 | 143 | 40 | 255 | 64 | 453 | 88 | 806 |
| 17 | 147 | 41 | 261 | 65 | 464 | 89 | 825 |
| 18 | 150 | 42 | 267 | 66 | 475 | 90 | 845 |
| 19 | 154 | 43 | 274 | 67 | 487 | 91 | 866 |
| 20 | 158 | 44 | 280 | 68 | 499 | 92 | 887 |
| 21 | 162 | 45 | 287 | 69 | 511 | 93 | 909 |
| 22 | 165 | 46 | 294 | 70 | 523 | 94 | 931 |
| 23 | 169 | 47 | 301 | 71 | 536 | 95 | 953 |
| 24 | 174 | 48 | 309 | 72 | 549 | 96 | 976 |
EIA-96 値コード早見表
| 文字 | 乗数 | 文字 | 乗数 |
|---|---|---|---|
| Y | 10⁻² (0.01) | C | 10² (100) |
| X or S | 10⁻¹ (0.1) | D | 10³ (1k) |
| A | 10⁰ (1) | E | 10⁴ (10k) |
| B or H | 10¹ (10) | F | 10⁵ (100k) |
EIA-96 乗数表
例: 01C とマークされた抵抗器は、100(コード01)× 100(文字C)= 10,000Ω、つまり10kΩです。
EIA-96 抵抗器コードの識別
マーキングのないSMD抵抗器(0201、01005パッケージ)
パッケージサイズが0201(0.6mm x 0.3mm)や01005に縮小すると、ほとんどの抵抗器にマーキングがないことに注意してください。この規模では、部品を特定する唯一の方法は、組み立てドキュメント(BOMと実装データ)を参照することです。
SMD抵抗器コード識別における課題と解決策
これらの規格があっても、現実の世界では課題に直面します。
課題1:類似したSMD抵抗器コードの誤読
○ 問題: 101(100Ω)を100(10Ω)と誤読するリスクは非常に高く、102(1kΩ)を120(12Ω)と誤読することもあり得ます。フィードバックループ内の小さな誤りが、部品の破壊につながる可能性があります。
○ 解決策: 常に適切な拡大鏡と照明を使用してください。確信が持てない場合は、マルチメーターを使用してください。(ボードの電源を切った状態での)回路内抵抗の簡単なチェックで、値を確認できることがよくあります。100%の精度を得るには、抵抗器の片足をはんだ除去して回路から外し、並列経路の影響を排除して測定します。
課題2:異なるSMDマーキング方式の混同
○ 問題: 10F は、1%許容差の10Ω(許容差表から)を意味するのか、それとも124MΩ(EIA-96:10=124、F=10⁵)を意味するのか?
○ 解決策: 文脈が非常に重要です。EIA-96コード(##L)は、事実上1%(E96)抵抗器専用であり、通常0603または0402パッケージに見られます。###L許容差コード形式は、通常、より大きな5%(E24)抵抗器を示します。コードが103Fの場合、それは間違いなく3桁の値(10kΩ)にF(1%)許容差が付いたものです。コードが1%抵抗器の10Fである場合、それはほぼ間違いなくEIA-96(124MΩ)です。
課題3:不明瞭または損傷した抵抗器マーキング
○ 問題: 部品がコンフォーマルコーティング、フラックス残渣で覆われているか、部分的に損傷(焼損)しています。
○ 解決策: 綿棒と99%イソプロピルアルコール(IPA)を使用して、ゆっくりと部品を清掃します。コードが損傷している場合は、それを「マーキングなし」の部品とみなす必要があります:ボード上の類似部品を見つけて測定するか、最終的な情報源である回路図/BOMを参照してください。
結論:あらゆるSMD抵抗器コードを正しく識別する方法
SMD抵抗器コードを正しく読み取ることは、PCBレベルで作業するすべての人にとって基本的なスキルです。これらの標準化されたマーキングは、物理的な部品と回路図を直接結びつけるものであり、組み立て検証、デバッグ、リワーク、フィールド修理に不可欠です。基礎となる論理を理解すれば、コンパクトなSMDマーキングも明確で信頼性が高く、実用的なものになります。
既存のボードを診断する際にはSMD抵抗器の解読が重要ですが、抵抗器関連の問題を回避する最も効果的な方法は、設計と組み立ての段階から正確性を確保することです。
JLCPCBのPCBAサービス は、基本的なSMD抵抗器から複雑なICまで、お客様のBOM内のすべての部品が、豊富な在庫部品ライブラリに基づき、正しい値、フットプリント、向きで配置されることを保証します。これにより、手動検証の手間が減り、リワークのリスクが最小限に抑えられ、設計を試作から量産へとより確実に進めることができます。
SMD抵抗器コードに関するFAQ
Q1: 3桁コードと4桁コードの違いは何ですか?
桁数は精度を示します。3桁コードは5%許容差の抵抗器用で、一般的にE24シリーズとして知られ、有効数字2桁と乗数1桁(つまり、有効数字2桁と乗数1桁)を持ちます。4桁コードは、より特定の値を持つ高精度(1%または2%のE48またはE96シリーズ)の抵抗器を表し、有効数字3桁と乗数1桁(つまり、有効数字3桁と乗数1桁)を持ちます。
Q2: 単一の「0」だけがマークされた抵抗器を見かけます。これは何ですか?
それは「ゼロオーム」または「0オーム」抵抗器です。実際には、抵抗器パッケージ内に配置されたジャンパーリンクです。エンジニアは通常、PCB上のトレースを接続するためにこれらを使用します。特に、構成可能なジャンパー(「実装する」または「実装しない」)として、またはレイアウト中に2つのトレースを接続するために使用します。
Q3: E24、E48、E96という用語は何を意味しますか?
「Eシリーズ」という用語は、許容差に応じてグループ化された標準的な抵抗器の「推奨値」を特徴づけます。
E24 (5%): 各桁区間(ディケード)に対して24の異なる値を提供します(例:1.0、1.1、1.2、1.3、1.5...)。
E48 (2%): 各桁区間に対して48の異なる値を提供します。
E96 (1%): 各桁区間に対して96の異なる値を提供します。
3/4桁方式は通常E24/E48に使用され、EIA-96コード方式はE96値のみを対象としています。
Q4: SMD抵抗器の色(黒 vs 青/緑)は何かを意味しますか?
標準的なチップ抵抗器の大部分は黒色で、白/淡色の保護オーバーグレーズが施されています。青や緑などの他の色が見られることもあり、これは高精度薄膜抵抗器や特殊な抵抗器など、特別なタイプを示すことがよくあります。ただし、これは標準化されていないため、常に本体の色ではなくコードに依存する必要があります。
Q5: SMD抵抗器コード(103や01Cなど)は定格電力も示しますか?
いいえ、これは混乱の重要なポイントです。コードは抵抗値と許容差のみを示します。定格電力(例:1/16W、1/10W、1/8W)は、部品の物理的なパッケージサイズによって決まります。例えば:
● 0402パッケージ: 通常1/16W
● 0603パッケージ: 通常1/10W
● 0805パッケージ: 通常1/8W
エンジニアは、消費電力(P = I²R)の計算に基づいて、設計に適したパッケージサイズを選択する必要があります。
Q6: 102 とマークされた部品を見かけますが、8本のピンがあります。これは何ですか?
それはほぼ間違いなくSMD抵抗器アレイまたは抵抗器ネットワークです。コード(102 = 1kΩ)は通常、単一パッケージ内に収容されたすべての個々の抵抗器に適用されます。これらはスペースを節約するために使用されます(例:データバス上のプルアップ抵抗器)。「アイソレート」アレイ(8ピン、抵抗器あたり2ピン、4つの1kΩ抵抗器)または「バスド」アレイ(7つの1kΩ抵抗器、それぞれが1つの共通ピンに接続)の場合があります。どちらであるかを知るには、回路図を確認するか、ピンをトレースする必要があります。
Q7: EIA-96コードが06のように曖昧です。06(113Ω)ですか、それとも上下逆さまに読んだ90(845Ω)ですか?
これは、特に2桁コードでは実際に起こり得る問題です。これを解決するために、一部の高品質メーカーは、コードに小さな下線またはバーを追加して向きを示す場合があります。例えば、06(下線付き)は06を意味し、下線のない06は90と解釈される可能性があります(またはその逆。メーカーによって異なります)。向きを示すマークがない場合は、必ずマルチメーターを使用するか、回路図を参照してください。向きを推測してはいけません。
Q8: EIA-96乗数表に重複した文字(A/Z、X/S、Y/Rなど)があるのはなぜですか?
これは、長い時間をかけて異なる規格(EIAとJIS)が統合された名残です。表にはすべて記載されていますが、実際には、A(×1)、B(×10)、C(×100)、X(×0.1)を最も一般的に見かけます。他の文字(Z、S、R)はあまり一般的ではありませんが、依然として有効です。実用的な目的では、AとZは同じ(×1)、XとSは同じ(×0.1)、YとRは同じ(×0.01)として扱って構いません。
学び続ける
セラミックコンデンサの種類解説:C0G、X7R、X5R、Y5Vと選び方
2つのセラミックコンデンサが同じ静電容量値、同じ定格電圧、同じフットプリントを共有していても、電源投入時の基板上での動作はまったく異なることがあります。その理由は、ラベルの数字ではなく、誘電体にあります。セラミックコンデンサの種類は誘電体によって定義され、C0G、X7R、X5R、Y5Vなどのコードで表されます。 このガイドでは、これらのコードを解読し、誘電体クラスを比較し、設計者を驚かせるDCバイアス効果と経年変化について説明し、各用途に適した部品を選ぶための実用的な方法を紹介します。 セラミックコンデンサとは? セラミックコンデンサは、セラミック材料を誘電体として使用し、金属電極で挟んだ構造です。無極性であるため、基板上でコンデンサの極性を気にする必要がなく、等価直列抵抗(ESR)と等価直列インダクタンス(ESL)が非常に低いため、高周波デカップリングで主流となっています。 積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、現代の電子機器で最も生産され、最も使用されているコンデンサであり、年間生産量は数兆個に達します。1つのチップ内部に、数十から数百層の薄い誘電体層を並列に積み重ねることで、米粒ほどの大き......
SMD LEDの解説:種類、パッケージ、用途、そして選び方
SMD LEDは、現代の電子機器や照明製品における標準的な光源となっています。LEDストリップやディスプレイから自動車のダッシュボードや民生機器に至るまで、SMD LEDはあらゆる場所で使用されていますが、多くの設計者やバイヤーは依然として適切なタイプの選択に苦労しています。 パッケージサイズ、明るさ、放熱性、色の制御、組み立て上の制約はすべて、性能と信頼性に影響を与えます。間違ったSMD LEDを選択すると、過熱、不均一な照明、または製造上の問題を引き起こす可能性があります。 このガイドでは、SMD LEDとは何か、従来のLEDとの違い、そしてお客様のアプリケーションに適したパッケージの選び方について、明確かつ実用的に、不要な技術用語を使わずに解説します。 SMD LEDとは? SMD LED(Surface Mount Device LED)は、従来のLEDのように穴に挿入するのではなく、プリント基板(PCB)の表面に直接実装するように設計された発光ダイオードです。「表面実装」とは、LEDがPCBのパッド上に平らに配置されることを意味し、放熱性の向上、小型化、高輝度化を可能にします。 最新の電......
LQFPパッケージ解説:ピンピッチ、寸法、および用途
LQFPパッケージ(Low-Profile Quad Flat Package)は、微細ピッチ、コンパクトサイズ、そして現代のエレクトロニクスにおける信頼性の高い性能で知られる、広く使用されている表面実装ICパッケージです。マイクロコントローラ、組み込みシステム、産業機器に一般的に見られるLQFPパッケージは、高いピン密度と容易な検査のバランスを提供します。 このガイドでは、LQFPパッケージとは何か、その仕組み、寸法、用途、PCB設計上の考慮事項について説明し、エンジニアやメーカーがプロジェクトに適したパッケージングソリューションを選択できるように支援します。 LQFPパッケージとは? LQFPパッケージは、Low-Profile Quad Flat Packageの略で、4辺すべてにガルウィングリードを備え、本体高さを低くした表面実装集積回路(IC)パッケージの一種です。薄型プロファイルを維持しながら高いピン密度を提供するように設計されており、コンパクトで高性能な電子システムに適しています。 標準的な QFPパッケージと比較して、LQFPはより低いパッケージ厚を提供し、スリムで軽量な設計に対す......
SMDパッケージの解説
スマートフォンからウェアラブルまで、私たちが毎日使う小型でコンパクトなデバイスは、表面実装技術(SMT)によって実現されています。SMTの中心となるのがSMD(表面実装部品)で、プリント基板(PCB)に直接はんだ付けされます。 これらのSMD部品は、かさばるスルーホール部品に取って代わり、手作業によるプロセスから、自動化された高密度のSMT実装への移行を可能にしました。SMT技術には、スルーホールに比べて以下のような主な利点があります: ● 電気的性能の向上: 高周波回路における寄生インダクタンス/キャパシタンスの低減。 ● 部品密度の向上: より小さなスペースに、より複雑な回路を実現。 ● 信頼性の向上: 自動はんだ付けは、より一貫性があり再現性に優れています。 かさばるスルーホール部品を使用した従来のPCBと、小型のSMDパッケージを使用した表面実装PCBの比較。 しかし、この進化により、多種多様なSMDパッケージも生まれました。単純な1206 SMD抵抗器と複雑なQFNパッケージのどちらを選ぶかは、PCB設計プロセスにおける重要な決定であり、性能、熱管理、製造性に影響を与えます。 このガイド......
TQFPパッケージ解説:寸法、ピンピッチ、PCB設計、比較
現代エレクトロニクスにおける小型化への絶え間ない追求は、高効率なPCBレイアウトを必要としています。表面実装技術(SMT)の進化に伴い、エンジニアは高いピン密度と製造性のバランスを兼ね備えたコンポーネントパッケージを常に模索してきました。BGA(ボールグリッドアレイ)の極端な配線の複雑さやX線検査の要件が不要な、中〜高I/O密度のアプリケーションにおいて、TQFPパッケージは今もなお業界標準の選択肢であり続けています。 このガイドでは、TQFPコンポーネントの設計、配線、組み立てについて知っておくべきすべてのことを解説します。 TQFPパッケージとは? ハードウェアエンジニアであれば、TQFPパッケージ技術とは何か、なぜマイクロコントローラでこれほど普及しているのか疑問に思うかもしれません。TQFPはThin Quad Flat Package(薄型四方扁平パッケージ)の略です。これは、正方形または長方形のボディと、4辺すべてから外側に延びるリードを特徴とする表面実装集積回路(IC)パッケージです。 TQFPの決定的な技術的特徴は、その非常に薄いプロファイルです。標準のボディ厚はわずか1.0mmで......
QFP vs QFN:どちらのICパッケージがあなたのPCBに適しているか?
QFPとQFNは、現代のPCB設計で広く使用されている2つのICパッケージであり、それぞれサイズ、組み立て、性能において異なる利点を提供します。QFP vs QFNの選択は、レイアウトの複雑さ、はんだ付けの信頼性、熱管理、製造コストに直接影響します。 不適切なパッケージを選択すると、生産歩留まりの低下、再作業率の増加、長期的な信頼性の問題につながる可能性があります。このガイドでは、構造、PCBフットプリント、組み立てプロセス、典型的なアプリケーションの観点からQFPとQFNを比較し、エンジニアや設計者がプロジェクトについて情報に基づいた決定を下せるように支援します。 QFPパッケージとは? QFPはQuad Flat Packageの略で、4辺すべてからガルウィングリードが延びる表面実装ICパッケージです。中程度から高ピン数のICをサポートし、信頼性の高い電気的・機械的性能を維持できるように設計されています。 QFPパッケージは、その成熟した製造プロセスと幅広い業界サポートにより、マイクロコントローラ、インターフェースチップ、組み込みプロセッサで広く使用されています。 一般的なピン数は44ピンから......