BGAチップとは?ボールグリッドアレイパッケージの完全ガイド
2 min
- BGAチップとは?
- BGAチップパッケージの内部構造
- ボールグリッドアレイパッケージの仕組み
- BGAパッケージの一般的な種類
- BGAチップを使用する主な利点
- BGAチップの一般的な課題と制限
- BGAチップの用途
- BGA vs QFP vs LGAパッケージ
- BGAチップ用PCBレイアウトとパッド設計
- BGAチップの組立と検査
- JLCPCBによる信頼性の高いBGA PCB組立
- FAQ
- 結論
現代のエレクトロニクスには、高密度接続と効率的な放熱を備えたコンパクトなパッケージが必要とされています。ボールグリッドアレイ(BGA)技術は、高性能PCB設計における主要なソリューションとなっています。
これらの利点により、BGAチップは、プロセッサ、グラフィックデバイス、メモリモジュール、ネットワーキングハードウェア、そしてコンパクトな組み込みシステムで広く使用されています。
このガイドでは、BGAパッケージの仕組み、一般的な種類、主な利点と課題、そして信頼性の高い製造のための重要なPCB設計および組立上の考慮事項について説明します。

図:シリコンダイ、金ワイヤーボンド、基板、底部のはんだボールを示すBGAチップ。
BGAチップとは?
BGAチップ(ボールグリッドアレイチップ)は、デバイスの下面に配置された小さなはんだボールのアレイを使用して、プリント基板(PCB)との電気的および機械的接続を実現する、表面実装型集積回路パッケージの一種です。
周囲に脆弱な金属リードを配置するクワッドフラットパッケージ(QFP)などの従来のリード付きパッケージとは異なり、BGAパッケージはコンポーネントの底面全体に接続を分散させます。この設計により、はるかに高いピン密度、優れた電気的性能、そしてより良い放熱性が可能になり、BGAチップは高性能・高密度の電子システムに最適です。
コンパクトなフットプリントと優れた信号整合性により、BGAチップは、従来のパッケージでは現代の性能と小型化の要求を満たせない、プロセッサ、GPU、メモリデバイス、ネットワーキングIC、高度な組み込みシステムで広く使用されています。
図:周辺リードを持つクワッドフラットパッケージと、底部にはんだボールを持つボールグリッドアレイチップを並べた3D等角比較図。
BGAチップパッケージの内部構造
BGAチップがどのように動作するかを理解するには、その内部パッケージ構造を調べることが不可欠です。BGAパッケージは、微細なシリコンダイをプリント基板に接続しながら、電気的性能、熱放散、機械的信頼性を確保する、複数の設計された層で構成されています。
半導体ダイ
半導体ダイは、信号処理と論理演算が行われる活性シリコンコンポーネントです。また、パッケージ内部で熱が発生する主要な発生源でもあります。標準的なワイヤーボンドパッケージでは、ダイは専用のダイアタッチフィルム(DAF)または導電性エポキシを使用して基板に機械的に固定され、シリコンをしっかりと所定の位置に保持します。
相互接続層(ワイヤーボンドまたはフリップチップ)
これは、パッケージングエンジニアが重点的に注力する重要な層であり、ダイとパッケージ基板を橋渡しします。従来のBGA設計では、極細の金または銅ワイヤーを使用して(ワイヤーボンディング)、ダイの上部周辺パッドを基板に接続します。高度な高性能チップでは、ダイを上下反転させ、微細なはんだバンプ(フリップチップ技術)を使用して基板に直接取り付けます。これにより、信号経路の長さと電気インダクタンスが大幅に削減されます。

図:標準的なワイヤーボンド内部接続と、高度なフリップチップBGAマイクロバンプ接続を比較した断面図。
パッケージ基板
仲介役として機能するこれは、本質的にはチップ内部の小型多層有機またはセラミックPCBです。信号再分配を実行し、相互接続層からの超高密度の微細接続を受け取り、外部のはんだボールのより広いグリッドに合わせて「ファンアウト」します。高度な基板は、レーザー穴あけされたマイクロビアを利用して、信号を劣化させることなく、複雑な信号を上部の実装パッドから下部へ効率的に配線します。また、ダイへのクリーンな電力供給を保証するために、専用の内部電源プレーンとグランドプレーンも含まれています。
はんだボールアレイ
最下部に位置するこれは、最終的にメインPCBと結合する球形のはんだ接点のグリッドです。エンジニアは、ボールのピッチ(ボール中心間の距離。一般的に1.0mmから微細な0.4mmまで)と、特定の冶金(SAC305鉛フリーはんだなど)を慎重に指定して、リフロー後の長期的な機械的信頼性と強力な電気伝導性を保証する必要があります。はんだボールはまた、パッケージとPCBの間にスタンドオフ高さを提供し、応力分布と熱疲労耐性を向上させます。
封止とアンダーフィル
繊細なダイと微細なワイヤーボンドを物理的損傷、湿気の侵入、酸化から保護するために、上部は硬化したエポキシモールドコンパウンドで覆われています。高性能フリップチップ設計(FCBGA)では、ダイと基板の間の微細な隙間にアンダーフィルエポキシが追加注入されます。アンダーフィルは熱機械的応力を分散させ、繰り返しの温度サイクル中のフリップチップマイクロバンプの疲労を防ぎます。
ボールグリッドアレイパッケージの仕組み
ボールグリッドアレイ(BGA)パッケージは、デバイスの下面にグリッド状に配置されたはんだボールのアレイを使用して、集積回路をプリント基板に接続します。各はんだボールは対応するPCBパッドに位置合わせされ、コンパクトなフットプリントで高密度の電気接続を可能にします。
パッケージ内部では、シリコンダイが多層基板上に実装され、信号と電力を外部のはんだボールに配線します。電気接続は、性能要件に応じて、微細ワイヤーボンディングまたはフリップチップ相互接続を使用して形成されます。
PCB組立中、BGAコンポーネントははんだペーストが塗布されたパッド上に配置され、制御されたリフロープロセスで加熱されます。はんだが溶けると、表面張力がパッケージの自己整列を助け、強力な電気的、機械的、熱的接合部を形成します。この接続方法は、従来のリード付きパッケージと比較して、より短い信号経路、より低い寄生インダクタンス、そして改善された放熱性を提供します。
BGAパッケージの一般的な種類
すべてのBGAチップが同じというわけではありません。プロジェクトの熱放散要件、電気速度、動作環境に応じて、BGAの基板材料は異なります。次のBOMのためにさまざまなBGAパッケージタイプを検討している場合、これらが最も一般的なバリエーションです:
PBGA(プラスチックボールグリッドアレイ)
プラスチックBGAは、標準的な民生用電子機器、マイクロコントローラ、メモリモジュールで最も広く使用されているパッケージです。プラスチックコーティングされたビスマレイミドトリアジン(BT)樹脂基板を利用します。コスト効率と信頼性の高い電気的性能の優れたバランスを提供しますが、熱伝導率は他のタイプと比較して中程度です。
CBGA(セラミックボールグリッドアレイ)
電気通信、航空宇宙、高温産業環境では、セラミックBGAが標準です。セラミック基板は、卓越した電気絶縁性とはるかに優れた熱伝導率を提供し、チップが極端なストレス下でも劣化することなく確実に動作することを可能にします。
TBGA(テープボールグリッドアレイ)
テープBGAは、基板として柔軟なポリイミドテープを使用します。これにより、パッケージを非常に薄くすることができます。TBGAは優れた放熱性を提供し(多くの場合、カスタムヒートシンクと組み合わせられます)、垂直方向のスペースが大幅に制約される超薄型ラップトップやハイエンドプロセッサに最適です。
FCBGA(フリップチップBGA)
FCBGAでは、シリコンダイを上下反転させ、マイクロバンプを使用して基板に直接取り付け、ワイヤーボンドの必要性を排除します。これにより、可能な限り最短の電気経路が作成され、インダクタンスと信号遅延が大幅に最小化されます。FCBGAは、高速GPU、CPU、高度なネットワーキングシリコンで普遍的に使用されています。
| BGAタイプ | 基板材料 | 熱性能 | 代表的な用途 | コスト |
|---|---|---|---|---|
| PBGA | BT樹脂 / プラスチック | 中程度 | マイクロコントローラ、RAM、民生技術 | 低 |
| CBGA | セラミック | 優れている | 航空宇宙、通信、自動車 | 高 |
| TBGA | ポリイミドテープ | 非常に良い | 超薄型ラップトップ、モバイルデバイス | 中 |
| FCBGA | フリップチップ / 樹脂 | 優れている | CPU、GPU、高速処理 | 高 |
BGAチップを使用する主な利点
BGAパッケージへの移行は、単にスペースを節約するだけではありません。現代のコンピューティングを推進する、深遠な電気的および機械的利点を提供します。
高いピン密度(I/O数)
チップの周辺部だけでなく底面全体を利用することで、BGAは同等のQFPの数分の一のフットプリントで、数百から数千ものI/O接続を容易に収容できます。
優れた熱伝導
熱は処理能力の敵です。BGAチップでは、シリコンダイで発生した熱は基板とはんだボールを通って真下に伝わり、PCB内部の銅グランドプレーンに直接放散されます。これにより、PCB自体が高効率なヒートシンクとして機能します。
![]()
図:BGAシリコンダイからはんだボールを通ってPCB銅グランドプレーンへ熱が放散される様子を示しています。
低インダクタンスと優れた電気的性能
球形のはんだボールは、従来のワイヤーリードよりもチップとPCBの間の経路をはるかに短くします。この短い経路は、寄生インダクタンスとキャパシタンスを大幅に削減し、高周波数でのクリーンで歪みのない信号伝送を可能にします。
はんだ付け時の自己整列
組立プロセス中、溶融はんだは高い表面張力を示します。ピックアンドプレース機によってBGAチップがわずかに中心からずれて配置された場合、溶融はんだボールの表面張力がチップをパッド上で完全に整列するように自然に引き寄せます。
BGAチップの一般的な課題と制限
利点があるにもかかわらず、BGAチップの使用には、慎重な計画を必要とする特定の工学的課題が伴います。
検査の難しさ:はんだ接続部は完全にパッケージ本体の下にあるため、顕微鏡やカメラシステムによる標準的な目視検査は不可能です。ブリッジやコールドはんだ接合部を肉眼で見ることはできません。
熱応力と反り:デバイスが加熱・冷却されると、BGAチップとPCBは異なる速度で膨張・収縮します。これは熱膨張係数(CTE)ミスマッチとして知られる現象です。何千もの熱サイクルを経ると、このミスマッチは外側のはんだボールに大きなせん断応力をかけ、破損を引き起こす可能性があります。
配線の複雑さ:高密度でピン数の多いBGAチップの下からトレースをうまく配線するには、追加の基板層やレーザー穴あけマイクロビアを含む高度な高密度相互接続(HDI)製造技術が必要であり、ベアボードのコストが増加する可能性があります。
BGAチップの用途
BGAチップは、高い処理性能、コンパクトなPCBレイアウト、信頼性の高い熱管理を必要とする現代の電子システムで広く使用されています。高いピン数と高速信号伝送をサポートする能力により、幅広い業界で不可欠となっています。
高性能コンピューティングデバイス
BGAパッケージは、多数のI/O接続と効率的な電力供給ネットワークが重要となるCPU、GPU、FPGA、高速ASICで一般的に使用されています。BGAパッケージの短い電気相互接続経路は、信号歪みを低減し、システム全体のパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。
モバイルおよび民生用電子機器
スマートフォン、タブレット、ウェアラブルデバイス、コンパクトなラップトップは、小型化されたPCB設計を実現するために、微細ピッチのBGAパッケージを頻繁に使用します。マイクロプロセッサ、メモリモジュール、ワイヤレス通信チップは、限られた基板スペース内で機能を最大化するためにBGA技術に依存することがよくあります。
ネットワーキングおよび電気通信機器
ルーター、スイッチ、基地局ハードウェアなどの高速ネットワーキングデバイスは、マルチギガビットデータ伝送と高い熱負荷をサポートするためにBGAチップを使用します。フリップチップBGAパッケージは、優れた電気的特性により、これらの用途に特に適しています。
産業用および自動車用電子機器
産業用制御システム、自動車用電子機器、電源管理モジュールでは、BGAパッケージは機械的信頼性と改善された熱放散を提供します。過酷な温度環境や高振動条件での動作には、セラミックまたは強化されたBGAバリアントが選択されることがよくあります。

図:小型スマートフォンロジックボードと大型の高性能デスクトップコンピュータマザーボードに実装されたBGAチップ。
BGA vs QFP vs LGAパッケージ
適切な集積回路パッケージの選択は、PCBレイアウトの複雑さ、電気的性能、熱管理、製造信頼性に影響を与える重要な設計上の決定です。
ボールグリッドアレイ(BGA)、クワッドフラットパッケージ(QFP)、ランドグリッドアレイ(LGA)パッケージは、現代のエレクトロニクスで一般的に使用されており、それぞれがアプリケーション要件に応じて異なる利点を提供します。
BGA、QFP、LGAパッケージの比較
| 特徴 | BGAパッケージ | QFPパッケージ | LGAパッケージ |
|---|---|---|---|
| 接続方法 | パッケージ下のはんだボールのアレイ | パッケージ端周辺のガルウィング型金属リード | フラットな金属コンタクトランド |
| ピン密度 | 非常に高い | 中程度 | 高い |
| 電気的性能 | 優れている(短い信号経路、低インダクタンス) | 中程度 | 良い |
| 熱性能 | 非常に良い(熱はPCBプレーンを通じて放散) | 限定的 | ヒートスプレッダまたはソケットで良好 |
| PCB配線の複雑さ | 高い(HDI技術がしばしば必要) | 低い | 中程度 |
| 検査方法 | X線検査が必要 | 目視検査が可能 | 目視またはAOI検査 |
| 組立難易度 | 高い(自動配置とリフローが必要) | 比較的容易 | 中程度 |
| 代表的な用途 | CPU、GPU、FPGA、高速IC | アナログIC、マイクロコントローラ、インターフェースチップ | デスクトッププロセッサ、RFデバイス |
| コスト | 中〜高 | 低 | 中 |
図:BGA(はんだボール)、QFP(金属リード)、LGA(フラットコンタクトパッド)集積回路の物理的接続方法の比較。
設計上の考慮事項
- BGAパッケージは、優れた信号整合性と効率的な熱放散を提供するため、高性能・高密度PCB設計で好まれます。ただし、高度なPCB製造技術と精密な組立プロセスが必要です。
- QFPパッケージは、配線と検査が容易で、よりシンプルまたはコスト重視の設計に適していますが、リード構造によりピン数と高周波性能が制限されます。
- LGAパッケージは、密度とアクセス性のバランスを提供します。これらは、機械的クランプまたは制御されたはんだ付けが確実な電気的接触を保証する、ソケット型プロセッサ設計またはRFモジュールでよく使用されます。
BGAチップ用PCBレイアウトとパッド設計
信頼性を確保するには、BGAチップに対応するためにPCBレイアウトを細心の注意を払って設計する必要があります。
BGAチップ用SMD vs. NSMDパッド
ボードをレイアウトする際には、ソルダーマスク定義(SMD)パッドと非ソルダーマスク定義(NSMD)パッドのどちらかを選択する必要があります。NSMDパッドは、一般的にBGAチップに好まれます。NSMDレイアウトでは、ソルダーマスク開口部が銅パッドよりもわずかに大きくなります。これにより、溶融はんだボールが銅パッドの上面だけでなく側面も掴むことができ、熱応力によりよく耐える、はるかに強力な機械的結合が作成されます。
BGAパッドのエスケープ配線とファンアウト技術
BGAの内側の行から信号を取り出すために、エンジニアは「エスケープ配線」を使用します。より大きなピッチのBGA(0.8mm以上)では、短いトレースがBGAパッドを隣接するビアに接続する「ドッグボーン」ファンアウトが使用されます。超微細ピッチBGAの場合、ビアがBGAパッド内に直接ドリルされ、メッキされ、平坦に充填されてスペースを節約するビア・イン・パッド・プレーテッド・オーバー(VIPPO)などのHDI技術が必要です。はんだが空のビアに吸い上げられて弱い接合部を引き起こすのを防ぐために、ここでは慎重なはんだパッド設計が重要です。

図:BGAチップ用のドッグボーン配線とビア・イン・パッド・エスケープ配線技術を示しています。
BGAチップの組立と検査
BGAチップをプリント基板に組み立てるには、信頼性の高いはんだ接合部の形成を確実にするための高精度な自動化製造プロセスが必要です。リード付きパッケージとは異なり、BGAはんだ接続部はコンポーネント本体の下にあり、組立後に目視検査することはできません。
はんだペースト印刷とコンポーネント配置
組立プロセスは、メタルステンシルを使用した正確なはんだペーストの塗布から始まります。適切なステンシル厚さとアパーチャ設計は、一貫したはんだ量を達成するために重要です。BGAコンポーネントは、光学的位置合わせシステムを備えた自動ピックアンドプレース装置を使用してPCB上に配置されます。
リフローはんだ付けプロセス
リフローはんだ付け中、ボードは予熱、浸漬、ピークリフロー、冷却の各段階からなる制御された熱プロファイルを通過します。はんだボールが溶けると、表面張力がBGAパッケージをPCBパッドと自己整列させ、信頼性の高い電気的および機械的接合部を形成するのに役立ちます。
BGA接合部のX線検査
はんだ接合部はパッケージの下に隠れているため、接合品質を検証するために自動X線検査(AXI)が一般的に使用されます。X線イメージングは、ボイド、ブリッジング、はんだ不足、長期信頼性に影響を与える可能性のあるオープン接続などの欠陥を検出できます。

図:良好な接合部、ボイド、ブリッジング欠陥を強調したBGAはんだ接合部のX線画像の比較。
JLCPCBによる信頼性の高いBGA PCB組立
BGAチップを使用した設計は驚異的なパフォーマンスを引き出しますが、HDI配線の複雑さ、厳格なリフロープロファイリング、X線検査の処理は困難な場合があります。高度なメーカーと提携することで、これらのボトルネックを排除できます。
エンジニアは、JLCPCB部品ライブラリから直接、本物で湿度管理されたBGAチップを調達でき、コンポーネントが工場出荷時の状態でリフローに備えていることを保証します。レイアウトが完了したら、JLCPCBのPCB組立サービスは、最先端の自動ピックアンドプレース機、精密マルチゾーンリフローオーブン、必須のAXI(X線)検査を利用して、隠れたすべてのはんだ接合部が構造的に健全であることを保証します。
BGA組立の制限によって、次の高密度設計が妨げられないようにしてください。即時見積もりを取得して、JLCPCBでプロトタイプから量産へスムーズに移行しましょう。
FAQ
Q: BGAチップとLGAチップの主な違いは何ですか?
BGA(ボールグリッドアレイ)には、直接リフローはんだ付けするための予備付着されたはんだボールが下面にあります。LGA(ランドグリッドアレイ)は、フラットで金メッキされた金属コンタクトパッドを備えています。LGAチップは、機械的なマザーボードソケットにクランプされるか(多くの最新デスクトップCPUのように)、印刷されたはんだペーストを使用してはんだ付けされます。
Q: BGAチップを手ではんだ付けできますか?
経験豊富な技術者であれば、ホットエアリワークステーションとフラックスを使用して、シンプルでピン数の少ないBGAチップをはんだ付けできますが、信頼性の高い製造には強くお勧めできません。隠れた接合部が正しく形成されるようにするには、正確な光学的位置合わせと正確な温度プロファイリングが必要であり、自動組立が不可欠です。
Q: BGAはんだ接合部の「ボイド」の原因は何ですか?
ボイドは、リフロー中にフラックスガス、不純物、または水分が溶融はんだボール内に閉じ込められ、内部の空気ポケットを形成するときに発生します。過度のボイドは、接合部の構造的完全性を弱め、熱的および電気的伝導性を低下させます。
Q: BGAリボールとは何ですか?
リボールは、高価または入手困難なBGAチップを救済するために使用されるリワークプロセスです。これには、チップのパッドから古く酸化したはんだを洗浄し、チップの底部に専用のマイクロステンシルを配置し、新しいフラックスとバラのはんだ球を適用し、加熱して新しいボールがパッケージに完全に取り付けられるようにすることが含まれます。
Q: BGAチップにX線検査が必須なのはなぜですか?
はんだ接合部は不透明なチップパッケージの完全に下にあるため、標準的な目視検査や光学カメラではそれらを見ることができません。X線イメージングは、シリコンと基板を「透過して」見るための非破壊的な方法を提供し、接合部の完全性を検証して、隠れたショートやオープン接続がないことを確認します。
結論
BGAチップは、現代のエレクトロニクスパッケージングの驚異であり、今日のテクノロジーの小型化と爆発的なパワーを可能にする基盤となっています。I/O接続にチップのフットプリント全体を利用することで、BGAは周辺リードパッケージの物理的制限に対処しながら、優れた熱放散と電気的性能も提供します。
HDIレイアウトの複雑さを導入し、高度な自動組立とX線検査を必要としますが、これらのハードルは、設備の整った製造専門家と提携することで簡単に克服できます。これらのガイドラインを理解することで、次の高密度BGA設計が堅牢で信頼性が高く、性能を発揮できるようになります。
学び続ける
セラミックコンデンサの種類解説:C0G、X7R、X5R、Y5Vと選び方
2つのセラミックコンデンサが同じ静電容量値、同じ定格電圧、同じフットプリントを共有していても、電源投入時の基板上での動作はまったく異なることがあります。その理由は、ラベルの数字ではなく、誘電体にあります。セラミックコンデンサの種類は誘電体によって定義され、C0G、X7R、X5R、Y5Vなどのコードで表されます。 このガイドでは、これらのコードを解読し、誘電体クラスを比較し、設計者を驚かせるDCバイアス効果と経年変化について説明し、各用途に適した部品を選ぶための実用的な方法を紹介します。 セラミックコンデンサとは? セラミックコンデンサは、セラミック材料を誘電体として使用し、金属電極で挟んだ構造です。無極性であるため、基板上でコンデンサの極性を気にする必要がなく、等価直列抵抗(ESR)と等価直列インダクタンス(ESL)が非常に低いため、高周波デカップリングで主流となっています。 積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、現代の電子機器で最も生産され、最も使用されているコンデンサであり、年間生産量は数兆個に達します。1つのチップ内部に、数十から数百層の薄い誘電体層を並列に積み重ねることで、米粒ほどの大き......
SMD LEDの解説:種類、パッケージ、用途、そして選び方
SMD LEDは、現代の電子機器や照明製品における標準的な光源となっています。LEDストリップやディスプレイから自動車のダッシュボードや民生機器に至るまで、SMD LEDはあらゆる場所で使用されていますが、多くの設計者やバイヤーは依然として適切なタイプの選択に苦労しています。 パッケージサイズ、明るさ、放熱性、色の制御、組み立て上の制約はすべて、性能と信頼性に影響を与えます。間違ったSMD LEDを選択すると、過熱、不均一な照明、または製造上の問題を引き起こす可能性があります。 このガイドでは、SMD LEDとは何か、従来のLEDとの違い、そしてお客様のアプリケーションに適したパッケージの選び方について、明確かつ実用的に、不要な技術用語を使わずに解説します。 SMD LEDとは? SMD LED(Surface Mount Device LED)は、従来のLEDのように穴に挿入するのではなく、プリント基板(PCB)の表面に直接実装するように設計された発光ダイオードです。「表面実装」とは、LEDがPCBのパッド上に平らに配置されることを意味し、放熱性の向上、小型化、高輝度化を可能にします。 最新の電......
LQFPパッケージ解説:ピンピッチ、寸法、および用途
LQFPパッケージ(Low-Profile Quad Flat Package)は、微細ピッチ、コンパクトサイズ、そして現代のエレクトロニクスにおける信頼性の高い性能で知られる、広く使用されている表面実装ICパッケージです。マイクロコントローラ、組み込みシステム、産業機器に一般的に見られるLQFPパッケージは、高いピン密度と容易な検査のバランスを提供します。 このガイドでは、LQFPパッケージとは何か、その仕組み、寸法、用途、PCB設計上の考慮事項について説明し、エンジニアやメーカーがプロジェクトに適したパッケージングソリューションを選択できるように支援します。 LQFPパッケージとは? LQFPパッケージは、Low-Profile Quad Flat Packageの略で、4辺すべてにガルウィングリードを備え、本体高さを低くした表面実装集積回路(IC)パッケージの一種です。薄型プロファイルを維持しながら高いピン密度を提供するように設計されており、コンパクトで高性能な電子システムに適しています。 標準的な QFPパッケージと比較して、LQFPはより低いパッケージ厚を提供し、スリムで軽量な設計に対す......
SMDパッケージの解説
スマートフォンからウェアラブルまで、私たちが毎日使う小型でコンパクトなデバイスは、表面実装技術(SMT)によって実現されています。SMTの中心となるのがSMD(表面実装部品)で、プリント基板(PCB)に直接はんだ付けされます。 これらのSMD部品は、かさばるスルーホール部品に取って代わり、手作業によるプロセスから、自動化された高密度のSMT実装への移行を可能にしました。SMT技術には、スルーホールに比べて以下のような主な利点があります: ● 電気的性能の向上: 高周波回路における寄生インダクタンス/キャパシタンスの低減。 ● 部品密度の向上: より小さなスペースに、より複雑な回路を実現。 ● 信頼性の向上: 自動はんだ付けは、より一貫性があり再現性に優れています。 かさばるスルーホール部品を使用した従来のPCBと、小型のSMDパッケージを使用した表面実装PCBの比較。 しかし、この進化により、多種多様なSMDパッケージも生まれました。単純な1206 SMD抵抗器と複雑なQFNパッケージのどちらを選ぶかは、PCB設計プロセスにおける重要な決定であり、性能、熱管理、製造性に影響を与えます。 このガイド......
TQFPパッケージ解説:寸法、ピンピッチ、PCB設計、比較
現代エレクトロニクスにおける小型化への絶え間ない追求は、高効率なPCBレイアウトを必要としています。表面実装技術(SMT)の進化に伴い、エンジニアは高いピン密度と製造性のバランスを兼ね備えたコンポーネントパッケージを常に模索してきました。BGA(ボールグリッドアレイ)の極端な配線の複雑さやX線検査の要件が不要な、中〜高I/O密度のアプリケーションにおいて、TQFPパッケージは今もなお業界標準の選択肢であり続けています。 このガイドでは、TQFPコンポーネントの設計、配線、組み立てについて知っておくべきすべてのことを解説します。 TQFPパッケージとは? ハードウェアエンジニアであれば、TQFPパッケージ技術とは何か、なぜマイクロコントローラでこれほど普及しているのか疑問に思うかもしれません。TQFPはThin Quad Flat Package(薄型四方扁平パッケージ)の略です。これは、正方形または長方形のボディと、4辺すべてから外側に延びるリードを特徴とする表面実装集積回路(IC)パッケージです。 TQFPの決定的な技術的特徴は、その非常に薄いプロファイルです。標準のボディ厚はわずか1.0mmで......
QFP vs QFN:どちらのICパッケージがあなたのPCBに適しているか?
QFPとQFNは、現代のPCB設計で広く使用されている2つのICパッケージであり、それぞれサイズ、組み立て、性能において異なる利点を提供します。QFP vs QFNの選択は、レイアウトの複雑さ、はんだ付けの信頼性、熱管理、製造コストに直接影響します。 不適切なパッケージを選択すると、生産歩留まりの低下、再作業率の増加、長期的な信頼性の問題につながる可能性があります。このガイドでは、構造、PCBフットプリント、組み立てプロセス、典型的なアプリケーションの観点からQFPとQFNを比較し、エンジニアや設計者がプロジェクトについて情報に基づいた決定を下せるように支援します。 QFPパッケージとは? QFPはQuad Flat Packageの略で、4辺すべてからガルウィングリードが延びる表面実装ICパッケージです。中程度から高ピン数のICをサポートし、信頼性の高い電気的・機械的性能を維持できるように設計されています。 QFPパッケージは、その成熟した製造プロセスと幅広い業界サポートにより、マイクロコントローラ、インターフェースチップ、組み込みプロセッサで広く使用されています。 一般的なピン数は44ピンから......