突破高密度互連絕緣瓶頸:PCB CAF失效邏輯與高抗性基材選用要點
1 分鐘
- 一、藏在介電層內部的短路風險:CAF的物理與電化學本質
- 二、放大CAF風險的製造與設計盲點
- 三、從材料端堵截:抗CAF銅箔基板的核心優化方向
- 四、可靠性驗證:CAF抗性測試的標準與流程
- 結語
做新能源三電、高端AI伺服器還有航太硬體的PCB設計,現在全行業都在擠密度、提工作電壓,電路板承受的物理應力與電氣負荷,早就遠超從前的常規規格。當幾百伏的偏壓加在孔距不足0.5mm的相鄰微盲孔、通孔之間時,基材內部任何微觀缺陷都會被持續放大,最終引發隱蔽的可靠性問題。
在這類高密度、高偏壓的場景裡,最讓硬體工程師和失效分析團隊頭疼的,就是藏在基板深處的陽極導電絲(Conductive Anodic Filament,簡稱CAF)。這是一種潛伏期長、很難提前排查,一旦爆發就可能造成硬體永久性損壞的基材內部電化學短路問題。下面從失效機制、誘發原因、材料選型到驗證方法,系統拆解CAF的防禦思路。
一、藏在介電層內部的短路風險:CAF的物理與電化學本質
很多人容易把CAF和PCB表面的電化學遷移(ECM,比如枝晶生長)混為一談,實際上兩者的發生層級完全不同。表面電化學遷移出現在防焊層或者組裝後的PCBA表面,誘因大多是助焊劑殘留、環境濕度過高;而CAF是典型的「次表面/基材內部」失效模式,生長路徑沿著玻璃纖維與環氧樹脂的微觀結合界面蔓延,本質上是微縫隙裡發生的微型電鍍過程。
電化學反應的完整過程
只要相鄰的金屬化通孔(PTH)之間存在直流偏壓,同時基材內部滲入了微量水氣,緩慢但不可逆的反應就會啟動:
1). 陽極(高電位端)金屬溶解:銅在陽極發生氧化反應,失去電子轉化為銅離子
2). 陰極(低電位端)水解反應:水分子在陰極被還原,析出氫氣同時生成氫氧根離子
3). 導電絲沉積生長:陽極產生的銅離子在電場驅動下,沿著玻纖與樹脂剝離形成的微縫隙向陰極遷移;遷移過程中銅離子與氫氧根結合,生成氫氧化銅、氧化銅等不溶性銅鹽,持續沉積在縫隙內部。
隨著時間累積,沉積的銅鹽會形成一條從陽極向陰極延伸的微觀導電通路。當這條通路最終接觸陰極孔壁時,就會引發微短路,直接造成PCB絕緣電阻失效。極端場景下,大電流通過CAF通道產生的高熱,還可能導致板材碳化甚至起火。
圖1. 用於觀察 PCB 內部微觀結構與失效分析的顯微檢測設備.
二、放大CAF風險的製造與設計盲點
CAF的形成必須同時滿足三個前提:電壓梯度提供遷移動力、水氣充當電解質、基材內部縫隙作為生長路徑。設計與製造環節的很多細節瑕疵,其實都是在給這三個條件「鋪路」。
1機械鑽孔帶來的微觀撕裂
機械鑽孔本身就是對基材的強力破壞過程。如果鑽頭磨損嚴重、進刀速率(Chip Load)參數設定不合理,高速旋轉的鑽頭會扯斷孔壁周圍的玻纖紗束,甚至導致玻纖與樹脂的結合面出現微剝離。這些肉眼不可見的微小縫隙,就是CAF最理想的生長溫床。
2去膠渣過度引發的芯吸效應
鑽孔後為了清除孔壁的樹脂鑽污,板廠都會做化學去膠渣(Desmear)製程。但如果高錳酸鉀溶液的咬蝕量超標,會把玻纖紗束周邊的樹脂過度掏空;後續化學銅、電鍍銅工序中,銅液就會順著這些空隙滲入基材內部,也就是業內所說的「芯吸(Wicking)」。芯吸會直接縮短相鄰PTH之間的實際絕緣距離,讓CAF失效的概率大幅上升。
3高壓佈局的微間距設計
電場強度服從 E = V/d 的規律,和間距成反比。在伺服器背板、高壓電源板這類產品上,如果為了壓縮體積,把高壓節點(比如48V、100V甚至400V匯流排)的過孔間距壓到0.8mm以下,基材內部的電場強度會呈指數級升高,銅離子的遷移驅動力被極大強化,CAF風險隨之陡增。
三、從材料端堵截:抗CAF銅箔基板的核心優化方向
面對越來越嚴苛的絕緣要求,只靠優化鑽孔參數、製程管控已經不足以支撐高階產品的可靠性。硬體設計必須在疊層規劃階段,就主動選用抗CAF等級的銅箔基板(CAF Resistant Laminate)。
抗CAF基材並不是某種全新材料,而是對傳統FR-4體系,從樹脂配方、玻纖處理到壓合工藝的全方位升級,核心優化集中在三個方向:
1玻纖表面偶聯劑的性能升級
玻璃纖維是無機物,環氧樹脂是有機物,兩者本身結合力很弱,需要依靠矽烷偶聯劑充當化學橋樑,實現界面的緊密鍵結。抗CAF級基材會採用特製的高性能偶聯劑,確保板材經歷無鉛回流焊260℃的高溫熱衝擊後,玻纖與樹脂的結合界面依然緻密,不會產生可供水分滲透的毛細孔道。
2開纖玻纖布的廣泛應用
常規玻纖布由圓柱形玻璃紗線編織而成,紗線交疊的位置容易出現樹脂浸潤不足的缺膠區,剛好成為CAF的連續生長路徑。現在的高階抗CAF材料普遍導入開纖布(Spread Glass Cloth),通過物理工藝把紗線壓扁,讓編織結構更緻密,不僅提升了樹脂浸透率,也直接打斷了銅離子遷移的連續通道。
3高純度低吸水樹脂配方優化
基材內部殘留的氯離子、酸性雜質,會顯著加速銅的陽極溶解速率。高等級抗CAF樹脂會嚴格管控雜質與游離離子含量,同時提高樹脂的交聯密度,從根源上降低材料本身的吸水率,減少內部電解質的來源。
四、可靠性驗證:CAF抗性測試的標準與流程
材料規格再漂亮,也必須通過實測驗證真實性能。對於高可靠度硬體,嚴格的抗CAF測試是新產品導入(NPI)階段必不可少的環節。
目前業內最權威的測試標準是IPC-TM-650 2.6.25方法,這是一項條件嚴苛的加速壽命測試,核心流程如下:
1). 專用測試載板設計:需要定製測試板,板上佈滿交錯排列的通孔與微盲孔陣列,覆蓋孔對孔、孔對線、線對線多種間距規格,通常會涵蓋0.2mm~0.8mm的多個極限間距。
2). 高溫高濕加偏壓測試(THB):測試板放入環境試驗箱,常規工規條件為85℃/85%RH,車規級等更高要求的場景會提升至125℃;同時向相鄰孔陣持續施加10V~100V的直流偏壓。
3). 實時絕緣電阻監測:測試時長通常為500~1000小時,全程用高阻計系統持續採集每組測試網絡的絕緣電阻值。當絕緣電阻出現連續數量級下降、跌破10^7Ω或10^8Ω的判定閾值時,即認定為絕緣失效。
測試結束後,失效分析團隊還會對異常孔位做金相切片,藉助掃描電子顯微鏡(SEM)與能量色散X射線光譜儀(EDX)觀察截面,確認基材內部是否存在陽極導電絲,完成最終的失效定位。
圖2. CAF 耐久性驗證的大型恆溫恆濕溫控測試箱
結語
在低頻、寬間距的產品時代,PCB更多隻是承載元件、實現佈線的被動機械載體。但隨著先進封裝與高壓系統快速迭代,孔距每縮小一檔、工作電壓每提升一級,都是在逼近材料的物理極限。
理解CAF的生長邏輯,本質上是要求硬體工程師轉換思路——不能再把PCB當成靜態的機械結構,而要將其視為一個具備電化學活性的系統。只有在佈局階段嚴格規範高壓孔間距,選料時優先選用符合規範的抗CAF基材,同時嚴格把控鑽孔、去膠渣等關鍵製程,才能真正堵死基材深處的隱蔽短路風險,支撐終端產品長達十年以上的高可靠運行。
持續學習
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......