This website requires JavaScript.
優惠券
寄往
部落格

HDI PCB 全面指南:設計、優勢與應用

最初發布於 Apr 27, 2026, 更新於 Apr 27, 2026

1 分鐘

目錄
  • HDI PCB 設計技巧:
  • HDI PCB 的優勢:
  • HDI PCB 中的不同導通孔類型:
  • HDI PCB 材料選擇:
  • HDI PCB 設計考量:
  • HDI PCB 製造流程:
  • 具成本效益的 HDI:
  • HDI PCB 產業與應用:

高密度互連(HDI)印刷電路板(PCB)是相較於傳統 PCB 在單位面積內擁有更高佈線密度的電路板。HDI PCB 具有更密集的互連與元件、更細的線寬與間距,以及更高的連接墊密度。它們還擁有更小的導通孔與走線,以及更高的層數。單一 HDI 板即可容納過去設備中多塊電路板的功能。HDI PCB 是高層數與高價層壓板的理想選擇。HDI PCB 的製造與組裝流程與典型電路板不同,這類電路板具有更高的製造成本、更具挑戰性的設計、更複雜的維修與重工,以及可製造性問題。

High Density Interconnect printed circuit boards

HDI PCB 設計技巧:

1. 選擇導通孔類型以降低製程複雜度

選擇合適的導通孔類型至關重要,因為它決定了所需的設備、製造步驟、加工時間與額外成本。採用微導通孔、盲孔或埋孔可減少層數與材料費用。然而,選擇通孔、狗骨孔或焊盤內孔將影響整體製程複雜度。

2. 為 HDI 應用選擇最少數量的元件

元件選擇一向重要,但對 HDI 板尤為關鍵。HDI 設計所選用的元件決定了走線寬度、擺放位置、鑽孔類型與尺寸,以及整體疊構。雖然性能仍是首要考量,但封裝、可追溯性與供貨情況也必須納入考量。更換元件或重新設計佈局將大幅增加製造時間與材料成本。

3. 擺放元件時將應力與電磁干擾降至最低

非對稱的導通孔擺放可能造成不均勻應力與潛在板彎,降低良率。密集的元件間距與高功率訊號可能引入電磁干擾(EMI),影響訊號品質。附近接腳或焊墊的寄生電容或電感也會影響訊號完整性,因此在設計階段進行 EMI 建模至關重要。

EMI Modeling

4. 透過最佳化走線將訊號完整性問題降至最低

HDI 的一大優勢在於使用更窄的走線傳遞訊號,使尺寸得以縮小。然而,走線寬度應設計為確保最佳訊號完整性,包括保持最短的走線長度、一致的阻抗路徑、足夠的接地層,以及妥善隔離數位、類比與電源訊號。

5. 選擇疊構以降低材料成本

除了導通孔選擇外,PCB 疊構的選擇也會大幅影響 HDI PCB 電子產品的製造成本。材料類型與層數直接影響所需的壓合與鑽孔循環次數。成本應成為決策時的考量因素之一。

HDI PCB 的優勢:

提升可靠性:由於其較小的縱橫比,微導通孔相較於典型通孔導通孔具有更好的可靠性。它們比通孔更堅固,並採用更優異的材料與元件,使 HDI(高密度互連)技術表現出色。

增強訊號完整性:HDI 技術採用焊盤內孔與盲孔技術,這些技術有助於讓元件更靠近,縮短訊號路徑。HDI 技術消除了通孔造成的殘段,減少訊號反射並提升訊號品質。因此,更短的訊號路徑顯著增強了訊號完整性。

成本效益:透過妥善規劃,HDI 技術相較於標準 PCB 可降低整體成本,這是因為所需層數更少、尺寸更小,且所需 PCB 數量也減少。

精簡設計:盲孔與埋孔的組合減少了電路板的空間需求。

Compact Design of HDI Technology

整體而言,透過使用 HDI 技術,設計師現在可以將更多元件放置在原始 PCB 的兩面。多種導通孔製程,包括焊盤內孔與盲孔技術,讓設計師擁有更多 PCB 空間來放置更小且更靠近的元件。縮小的元件尺寸與腳距允許在更小的幾何空間內實現更多 I/O,這意味著更快的訊號傳輸以及顯著降低的訊號損失與交叉延遲。

HDI PCB 中的不同導通孔類型:

導通孔是一個小型導電孔,用於連接 HDI PCB 的多個層次,使訊號能夠在它們之間傳遞。HDI PCB 中使用了四種導通孔類型:

Types of Vias in HDI PCB

●通孔導通孔:這些導通孔從 PCB 的頂層延伸到底層。

●盲孔:這些導通孔連接內層與表面層。

●埋孔:這些導通孔連接兩個內層。

●微導通孔:這些導通孔比通孔更小,常用於 HDI PCB 中以連接多層而不增加板子尺寸。

HDI PCB 材料選擇:

材料及其結構的選擇對於 HDI(高密度互連)PCB 的設計與製造至關重要。設計 HDI 互連時,必須理解與指定玻璃纖維強化介電材料相關的潛在挑戰。

HDI PCB Materials

● 銅箔基板(CCL):銅箔基板材料是將銅箔壓合到已固化(C 階段)的介電材料的一側或兩側。剛性 CCL 可分為 FR4、FR-5 或某些 PTFE 類型。典型應用使用單面銅箔基板,其中銅箔作為外層,C 階段則與子複合材料粘合。

● 樹脂塗佈銅箔(RCC):樹脂塗佈銅箔材料由塗有樹脂介電材料的銅箔組成,可直接粘合到子複合材料上。它們的區別在於是否可在濕環境中加工。對於不可濕加工的塗佈銅箔材料,微導通孔可透過電漿或雷射鑽孔技術製作。

● PP(預浸材料):通常稱為 B 階段、粘合片或簡稱 Preg,預浸材料由浸漬樹脂的玻璃纖維布組成。在預浸塗佈過程中,樹脂經歷部分固化但未硬化。在 PCB 疊構加熱壓合過程中,PP 中的樹脂會流動、粘合並將 PCB 核心與銅箔或其他材料結合。

HDI PCB 設計考量:

HDI PCB 的生產流程通常與其他 PCB 類型不同。以下是你需要了解的 HDI 板生產知識,以及在整個生產過程中應牢記的設計考量:

順序壓合:在壓合過程中,PCB 核心與銅箔以及多層 PCB 的預浸材料透過加熱與加壓結合。所需的熱與壓力因板而異。壓合完成後,PCB 製造商將鑽導通孔。與其他 PCB 不同,HDI 板需多次進行此流程。這些順序壓合有助於防止鑽孔時的偏移與破裂。

The Sequential Lamination Process

導通孔填充類型:導通孔填充類型應始終符合你的特定應用與 PCB 需求。我們常用的導通孔填充材料包括電鍍、銀填充、銅填充、導電環氧樹脂與非導電環氧樹脂。最常見的填充類型是非導電環氧樹脂。

焊盤內孔製程:焊盤內孔生產製程允許你將導通孔放置在 PCB 表面平坦的焊盤上,透過電鍍導通孔、填充其中一種填充材料、封蓋,最後再電鍍覆蓋。焊盤內孔通常是一個 10 到 12 步的製程,需要專用設備與熟練技術人員。Via-in-Pad Process

雷射鑽孔技術:任意層 HDI 設計經常需要雷射微導通孔,這些孔由能產生直徑達 20 微米雷射的雷射鑽孔機精密切割金屬與玻璃,形成極小但完美的孔洞。使用低介電常數的均勻玻璃等材料可進一步縮小孔徑。

HDI PCB 製造流程:

HDI PCB 的設計對其成功製造至關重要。HDI PCB 設計必須仔細考慮以下因素:

● 線寬與間距:HDI PCB 通常具有 1 mil 或更小的線寬與間距。這需要精確的設計與製造技術,以確保走線正確成形且走線間無電氣干擾。

● 導通孔尺寸與位置:HDI PCB 經常使用微導通孔,其直徑為 6 mil 或更小。微導通孔比傳統導通孔更難鑽孔與電鍍,因此必須在 PCB 上仔細定位。

● 疊構:HDI PCB 通常具有複雜的疊構,包含多層銅與介電材料。疊構必須精心設計,以確保 PCB 在電氣與機械上均穩固可靠。

你可以在這裡查看完整的 PCB 製造流程 文章。

具成本效益的 HDI:

雖然部分消費產品體積縮小,但品質仍是消費者最看重的因素,僅次於價格。在設計階段採用 HDI 技術,可將 8 層通孔 PCB 縮減為 4 層 HDI 微導通孔技術封裝的 PCB。設計良好的 4 層 HDI PCB 的佈線能力可達到與標準 8 層 PCB 相同或更好的功能。雖然微導通孔製程會增加 HDI PCB 的成本,但透過適當設計與層數減少,能更顯著地降低材料面積與層數成本。

The Whole Process of HDI PCB

要有效控管 HDI PCB 成本,請考慮以下因素:

1)導通孔與孔洞:更小的導通孔需要更高精度,成本也更高;導通孔數量增加也會提高成本。

2)疊構與層數:複雜疊構與額外層數會提高成本;應追求最有效率的層數。

3)材料:核心材料(如 FR4、金屬)與表面處理(如 ENIG)的選擇會影響成本。

4)壓合次數:更多壓合次數可提升性能,但也會增加成本與加工時間。

5)堆疊與錯開:堆疊導通孔因需額外材料與時間,成本更高。

6)焊墊尺寸:早期最佳化焊墊尺寸可降低成本。

7)交期:急單成本更高;提前規劃可節省費用。

8)供應商:選擇提供高品質產品且價格具競爭力的供應商,以避免未來額外開支。

HDI PCB 產業與應用:

HDI 技術對現代電子產品至關重要,可在不影響性能的情況下實現更小、更具成本效益的設備。使用 HDI PCB 的關鍵產業包括:

消費電子:HDI PCB 應用於智慧型手機、筆記型電腦、穿戴裝置、智慧家庭設備與 IoT 裝置,實現微型化且功能強大的消費科技。

通訊:HDI 板在路由器、交換器與半導體等設備中不可或缺,支援電子通訊、數位媒體與網路基礎設施。

汽車與航太:HDI PCB 實現汽車與飛機的精簡輕量化元件,支援 WiFi、GPS、攝影機與感測器等功能,提升運行效率。

醫療設備:用於先進的監測、影像與外科設備,HDI 技術提升性能並縮小設備尺寸。

工業應用:HDI 板為製造、倉儲與工業運營中的 IoT 設備與智慧感測器提供動力,最佳化性能與連接性。

JLCPCB

持續學習