PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
1 分鐘
- PCB 使用的材料類型
- PCB 常用基材類型
- PCB 常用銅箔類型
- PCB 常用防焊層類型
- PCB 常用黏著劑類型
- PCB 材料常見問題
- 結論
重點摘要
- FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。
- 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。
- 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。
- 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。
- 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。
印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。
PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。
PCB 使用的材料類型
1. 基材
基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。
選擇基材時常見的考量因素包括:
- 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高速數位或 RF 電路中。
- Tg(玻璃轉化溫度):Tg 是基材由剛性狀態轉變為較柔軟狀態時的溫度。汽車與航太電子等高溫應用需要較高的 Tg,因為它有助於電路板在焊接與實際工作期間維持機械穩定性。
- CTE(熱膨脹係數):CTE 用來衡量基材隨溫度變化而膨脹或收縮的程度。當 PCB 必須在較大的溫度範圍內維持形狀與尺寸時,需要較低的 CTE,以降低焊點失效與導通孔裂紋的風險。
- 吸濕率:會吸收水氣的基材,可能在組裝與實際工作期間造成分層等問題。大多數應用都希望基材具有較低的吸濕率,特別是在潮濕或戶外環境中。
實際設計中,選擇合適的基材往往需要在不同特性之間進行取捨。例如,具備優異高頻性能的材料可能成本較高,或機械強度較低。了解這些材料特性,有助於設計人員在最終產品中獲得更好的可靠度與訊號完整性。
2. 銅箔
銅箔用來形成 PCB 表面的導電走線。銅箔主要分為兩種類型:壓延銅箔與電解銅箔。銅箔的選擇取決於 PCB 所需要的厚度、純度及表面粗糙度等因素。
- 厚度:銅箔厚度會決定走線的載流能力。高電流應用需要使用較厚的銅箔。
- 純度:純度較高的銅箔具有更高的導電性,並且與基材之間通常具有更好的附著力。
- 表面粗糙度:銅箔的表面粗糙度會影響防焊層的附著力以及焊點品質。
3. 防焊層
防焊層是塗覆在 PCB 表面的保護塗層,用來避免焊接過程中的焊錫橋接及其他缺陷。防焊層類型包括液態感光防焊層(LPI)、乾膜防焊層(DFSM)以及熱固化防焊層(TCS)。防焊層的選擇取決於 PCB 所需要的耐化學性、附著力與絕緣電阻等因素。
- 耐化學性:防焊層必須能抵抗 PCB 組裝製程中所使用的化學物質。
- 附著力:防焊層必須能良好附著於基材與銅箔,以避免分層及其他問題。
- 絕緣電阻:防焊層必須在走線周圍提供足夠的絕緣能力,以避免短路。
4. 絲印
絲印用來在 PCB 表面印製文字與圖形。絲印通常可以分為兩種類型:
元件絲印:這類絲印用於印製參考標號、元件外框及其他有助於識別 PCB 上元件的資訊。元件絲印通常採用白色或黑色油墨,並位於 PCB 的元件面。
標示絲印:這類絲印用來印製提供 PCB 額外資訊的文字與圖形,例如電路板名稱、公司 Logo 以及其他相關資訊。標示絲印通常採用白色或黑色油墨,並位於 PCB 的焊接面。
- 可讀性:絲印必須在不同光線條件與觀看角度下保持清楚可讀。
- 耐久性:絲印必須能承受 PCB 組裝與使用期間的磨損。
5. 黏著劑
黏著劑用來將 PCB 的不同層結合在一起。PCB 最常使用的黏著劑包括環氧樹脂與壓克力黏著劑。黏著劑的選擇取決於熱穩定性及耐化學性等因素。
- 熱穩定性:黏著劑必須在較大的溫度範圍內維持其黏接強度。
- 耐化學性:黏著劑必須能抵抗 PCB 組裝製程中使用的化學物質。
- 耐濕性:黏著劑必須具備良好的耐濕能力,以避免分層及其他問題。
PCB 材料的選擇通常需要在不同特性之間進行取捨。例如,高 Tg 基材可能具有較低的 CTE,但成本也可能更高。同樣地,高純度銅箔具有更好的導電性,但價格通常也比較高。材料選擇取決於 PCB 的具體要求,因此往往需要在不同性能之間取得平衡。
PCB 常用基材類型
FR-4 基材
FR-4 基材是 PCB 中最常見的基材類型。它由編織玻璃纖維布浸漬環氧樹脂製成。FR-4 基材具有優異的電氣特性,包括較低的介電常數與良好的絕緣電阻。同時也具有較高的 Tg,因此適合高溫應用。FR-4 基材成本相對較低,而且市場供應非常普遍。
憑藉各項性能之間的良好平衡,FR-4 已成為電子產業最常使用的基礎材料。它具有良好的機械強度、阻燃性與加工性,因此從簡單的單層板到複雜的多層板設計都適用。在實際應用中,FR-4 可可靠地應用於消費性電子、工業控制與汽車電子等工作溫度適中的產品。
聚醯亞胺(PI)基材
聚醯亞胺(PI)基材主要用於需要高溫耐受能力的應用。它具有比 FR-4 更高的 Tg,因此適合航太與工業電子應用。PI 基材同時具有柔性,因此也適合用於軟性 PCB。不過,PI 基材的成本比 FR-4 更高,而且吸濕率也較高。
聚醯亞胺的柔性與耐熱能力,使其特別適合需要反覆彎折或承受劇烈溫度變化的應用。雖然較高的成本與吸濕敏感性需要額外的設計考量,例如適當的密封或塗層,但 PI 能實現剛性材料無法達成的薄型、輕量且高可靠度軟性電路。
Rogers 基材
Rogers 基材是一種高頻基材,主要用於需要控制訊號損耗的應用。它具有較低的介電常數與低損耗因子,因此適合高頻應用。Rogers 基材的成本高於 FR-4,而且 Tg 較低。
在高頻設計中,即使介電特性只有細微差異,也可能造成明顯的訊號劣化、阻抗不匹配及插入損耗增加。Rogers 材料能有效改善這些問題,在較大的頻率與溫度範圍內提供穩定的電氣性能。因此,它特別適用於 5G 基地台、雷達系統與高速資料傳輸設備等進階應用;在這些環境中,一般 FR-4 已經無法滿足需求。
PCB 常用銅箔類型
壓延銅箔
壓延銅箔是將銅片透過一系列滾輪加工製成。壓延銅箔通常比電解銅箔更薄,而且表面更加平滑。它適合需要薄型、高品質銅表面的應用,例如細間距電路與高頻電路。
電解銅箔
電解銅箔是透過電鍍製程,在薄基材上沉積一層銅形成。電解銅箔通常比壓延銅箔更厚,而且表面較粗糙。它適合需要較高載流能力的應用,例如電源供應器與大電流電路。
銅箔厚度通常以盎司表示,例如 1oz 或 2oz,它會直接影響走線的載流能力與散熱能力。設計人員需要在銅厚、走線寬度、製造能力及成本之間取得平衡,才能獲得最佳的電氣與熱性能。
PCB 常用防焊層類型
以下是 PCB 最常見的三種防焊層:
液態感光防焊層(LPI)
LPI 防焊層是一種液態材料,先塗覆於 PCB 表面,再透過光罩接受紫外線(UV)曝光。未受到 UV 光照射的區域之後會被清洗移除,留下所需的防焊圖案。LPI 防焊層具有容易施工、高解析度及與基材附著力優異等特點,因此非常普遍。它同時提供多種顏色,可用於 PCB 顏色識別。不過,LPI 防焊層可能比其他類型成本更高,而且在高頻應用中可能影響訊號完整性。
乾膜防焊層(DFSM)
DFSM 防焊層是一種乾膜材料,透過壓合方式貼附至 PCB 表面。之後利用光罩進行 UV 曝光,並移除未曝光區域,留下需要的防焊圖案。DFSM 防焊層因成本較低、施工方便且與基材具有良好附著力而受到使用。不過,DFSM 的精度可能低於 LPI 防焊層,而且表面可能稍微較粗糙。
熱固化防焊層(TCS)
TCS 防焊層是一種液態材料,塗覆到 PCB 表面後再透過加熱進行固化。TCS 防焊層通常應用於高溫環境,可承受最高約 300°C 的溫度。它具有優異的耐化學性以及與基材良好的附著力。不過,TCS 防焊層的施工可能比其他類型更困難,而且可能需要額外的製程步驟。
PCB 常用黏著劑類型
以下是 PCB 中最常見的三種黏著劑:
環氧樹脂黏著劑
環氧樹脂黏著劑是 PCB 製造中常見的黏著材料。它具有優異的附著力與熱穩定性,因此適合高溫應用。環氧樹脂同時能抵抗化學物質與水氣,非常適合嚴苛環境。一般會將薄薄一層環氧樹脂黏著劑塗覆於 PCB 表面,再透過加熱完成固化。
壓克力黏著劑
壓克力黏著劑也是 PCB 製造常見的黏著材料。它具有良好的附著力與耐化學性,因此適合嚴苛環境。壓克力黏著劑也能抵抗 UV 光與水氣,因此適合戶外應用。通常會以薄膜方式貼附在 PCB 表面,再透過加熱完成固化。
聚氨酯黏著劑
聚氨酯黏著劑因具有優異的黏接強度與柔性,而被應用於 PCB 製造。它常見於軟性 PCB 以及其他需要柔性的應用。聚氨酯黏著劑同時具有良好的耐化學性與耐濕性,因此適合嚴苛環境。通常會以薄膜形式塗覆於 PCB 表面,再透過加熱完成固化。
除了這些黏著劑之外,多層 PCB 結構還廣泛使用半固化片(Prepreg,也就是 B-stage 環氧樹脂浸漬玻璃布)作為主要黏合材料。Prepreg 不只負責將不同層壓合在一起,同時也能在銅層之間形成一致的介電間距,對阻抗控制與整體電路板可靠度非常重要。正確選擇與加工黏合材料,是避免分層並確保電路板在熱應力及機械應力下維持長期性能的重要條件。
PCB 材料常見問題
問:最常使用的 PCB 基材是什麼?為什麼?
FR-4 是目前最常使用的 PCB 基材。它在電氣性能、機械強度、成本與可製造性之間提供了非常良好的平衡,因此適合絕大多數消費性電子、工業及一般用途的應用。
問:什麼情況下應該選擇 Rogers 材料而不是 FR-4?
設計高頻、RF 或微波電路時,通常應考慮 Rogers 基材,特別是在 1 GHz 以上的應用。與 FR-4 相比,Rogers 材料具有較低的介電常數與明顯較低的訊號損耗,對維持 5G、天線及高速應用中的訊號完整性非常重要。
問:標準 FR-4 與高 Tg FR-4 有什麼差異?
標準 FR-4 的 Tg 通常約為 130~140°C,而高 Tg FR-4 的 Tg 約為 150~170°C 或更高。高 Tg 材料可以提供更好的熱穩定性、降低分層風險,並提升無鉛焊接及高溫工作環境中的可靠度。
問:銅箔厚度(銅重)會如何影響 PCB 性能?
較厚的銅箔,例如從 1oz 增加至 2oz,可以提升載流能力與散熱能力,因此非常適合電力電子應用。不過,較厚的銅箔也可能限制最小線寬/線距,並增加製造成本。大多數一般設計通常採用 1oz 銅厚。
問:建議選擇哪一種防焊層顏色?為什麼?
綠色防焊層是最推薦且最普遍使用的選擇。它可以為自動光學檢測(AOI)提供最佳對比度,絲印也具有良好的可讀性,而且通常是製程最成熟、成本效益最高的選項。如果產品有特殊外觀或視覺需求,也可以選擇藍色、黑色、白色等其他顏色。
結論
隨著科技持續發展,市場對更小、更快且性能更強的電子裝置需求,將持續推動 PCB 新材料與新技術的發展。材料選擇在 PCB 設計與製造中的重要性也會持續提高,設計人員與製造商都需要持續掌握材料科學與相關技術的最新發展。
總而言之,PCB 材料選擇是設計與製造流程中的關鍵步驟,必須選擇能符合 PCB 特定要求的材料,同時在不同性能之間取得適當平衡。搭配高品質材料、完善設計與穩定製造流程,才能製作出可靠、性能良好且具有長使用壽命的 PCB。
持續學習
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......