如何使用 SMT 鋼板塗佈 SMD 膠水(設計、厚度與故障排除指南)
1 分鐘
- 快速解答:如何在 SMT 中使用 SMD 紅膠
- 如何使用 SMT 鋼網塗佈 SMD 紅膠
- 什麼是 SMD 紅膠?什麼時候應該使用?
- SMD 紅膠的 SMT 鋼網設計關鍵規則
- 如何向 JLCPCB 訂購客製化 SMD 紅膠鋼網
- SMD 紅膠鋼網常見問題
現代 PCB 組裝的現實是,「混合技術」依然非常普遍。當電路板進入波峰焊機時,底面的 SMD 元件會直接面對高速流動的熔融金屬。如果沒有牢固的機械黏著,這些元件很可能直接被沖進錫槽裡。這時,SMD 紅膠的精準塗佈,就成為成功量產與整批報廢之間的關鍵差異。
快速解答:如何在 SMT 中使用 SMD 紅膠
如果你需要立即設定用於膠體塗佈的 SMT 鋼網,請遵循以下核心參數:
-
鋼網厚度:使用較厚的 0.15–0.20 mm 鋼片,以跨越元件離板高度間隙。
-
開孔設計:設計圓形或橢圓形開孔,尺寸約為元件本體寬度的 50–70%。
-
位置:紅膠必須印在焊墊之間的防焊層上,絕不能印在銅面上。
-
固化曲線:將膠體放入烤箱,以約 150°C 固化 90–120 秒。
-
表面處理:使用電解拋光鋼網,以確保紅膠穩定脫模並避免拉絲。
如何使用 SMT 鋼網塗佈 SMD 紅膠
使用 SMT 鋼網塗佈 SMD 紅膠主要分為兩個重要步驟。第一是印刷流程,第二是印刷後的固化。
1印刷流程
首先,將客製化鋼網對準裸板,接著使用不鏽鋼刮刀將紅膠推過鋼片。由於膠體比錫膏更黏,通常使用稍慢的刮刀速度與較高的刮刀壓力會有更好的效果。這能確保紅膠完全填滿開孔。當鋼網抬起時,紅膠應形成清晰、帶有尖峰的膠點。
2印刷後固化
元件放置完成後,電路板必須通過固化烤箱。通常會使用約 150°C、90 至 120 秒的曲線。這段加熱會觸發環氧樹脂的化學反應,使膠體硬化。電路板離開烤箱後,元件基本上就會被「固定」住,直到進入波峰焊流程。
什麼是 SMD 紅膠?什麼時候應該使用?
什麼是 SMD 紅膠?
如果你曾在產線現場待過一段時間,可能會知道這種材料常被稱為「SMT 紅膠」。SMD 紅膠屬於單組分熱固性環氧接著劑。此外,它與錫膏不同;錫膏的作用是熔融並流動,而 SMD 紅膠的目的則是固定在原位,並在受熱後永久硬化。
許多實務人員偏好紅色與黃色膠體,因為它們在綠色或藍色防焊層上具有更好的對比度。紅膠或黃膠的染色主要是為了 AOI 對比,讓檢測相機能在一小時內確認數百片電路板上的膠點位置。
像 SMD 紅膠這類熱固性環氧樹脂,會在固化階段發生化學交聯。一旦固化完成,即使接觸到 260°C 的波峰焊熱量,也不會再移動。
需要明確的是:SMD 紅膠純粹是機械固定用的錨點。它不導電。它唯一的任務,是在元件本體與裸 PCB 基材之間形成橋接。它不會協助形成電氣接點;事實上,如果紅膠沾到銅焊墊上,就會變成絕緣層並破壞連接。
什麼時候應該搭配 SMT 鋼網使用 SMD 紅膠?
使用紅膠的原因,幾乎總是與電路板的實體佈局有關。如果你的板子兩面都有元件,但又需要為 THT 零件進行 PCB 波峰焊接,那麼就會進入需要紅膠的製程情境。
工作流程
典型流程如下:在底面印刷紅膠、放置 SMD 元件、紅膠固化、翻板,然後在頂面插入 THT 元件。
底面的 SMD 元件與 THT 元件,會在波峰焊接與底面 SMD 焊接流程中同時完成焊接。紅膠的作用,就是在這些底面元件浸入熔融無鉛合金時,防止它們脫落。
為什麼要使用鋼網?
很多人會嘗試使用手動點膠機或針筒來完成這件事。對原型製作來說,使用針筒進行手動氣壓點膠是可行的。它速度慢,而且膠點量會因操作人員而異,但對小批量而言仍能完成任務。到了量產規模時,這種變異就會變成缺陷來源。
這也是鋼網成為必要工具的原因。雷射切割 SMT 鋼網能消除這種不一致。每一個開孔在每一次循環中,都會在相同位置沉積相同體積的膠量。這種可預測性,正是高速、零缺陷組裝得以實現的關鍵。
SMD 紅膠的 SMT 鋼網設計關鍵規則
要為 SMD 紅膠設計理想的 SMT 鋼網,需要一定的專業知識,而這正是許多人容易忽略的地方。以下是兩個非常有幫助的 SMT 鋼網設計重點。
SMD 紅膠鋼網 vs. 錫膏鋼網
為了確保高良率製造,工程師必須區分這兩種不同工具的設計需求。使用錯誤的鋼網,會立即導致元件被沖落或電氣失效。
關鍵差異在於,它們來自不同的 Gerber 層,並且會把材料沉積在電路板上完全不同的位置。
- 錫膏鋼網來自 SMD paste 層。在這種情況下,開孔會直接位於外露銅焊墊上方,也就是錫膏需要潤濕並形成焊點的位置。
- SMD 紅膠鋼網則來自獨立的 adhesive 層。在這種情況下,開孔目標是元件本體下方、焊墊之間的防焊層,必須完全避開銅面。
專業提示
下單前,務必將 adhesive Gerber 與元件封裝疊圖進行比對驗證
鋼網厚度
標準錫膏鋼網厚度通常為 0.10–0.12mm。紅膠鋼網需要更厚,因為膠點必須跨越 PCB 表面與元件本體底部之間的 Z 軸間隙。
如果膠點高度不足,元件放置後無法接觸到膠體,那麼在固化之前黏著就已經失效。紅膠鋼網建議指定 0.15–0.20mm 的鋼片厚度。較大或較重的元件可能需要接近上限的厚度,或使用階梯鋼網配置。
鋼網開孔形狀與膠量
圓形或橢圓形開孔是 SMD 紅膠的理想選擇。當鋼網分離時,這類開孔能更乾淨地釋放膠體。矩形開孔容易在角落殘留材料,導致膠點不一致與拉絲。
尺寸方面,建議約為元件本體寬度的 50–70%。太小,膠點可能無法接觸元件本體;太大,元件放置時可能會把紅膠擠到相鄰焊墊上。
請將這個範圍視為起點,並在測試板上進行印刷試驗驗證。不同黏度的接著劑需要不同參數。
SMD 紅膠印刷常見缺陷排除
在線上診斷問題時,通常關鍵在於理解原因與結果。
-
焊墊污染
這是最需要重視的缺陷。銅焊墊上的紅膠是絕緣體,卻正好位於錫料需要潤濕的位置。波峰焊接時,該焊墊可能形成空洞或開路焊點;如果元件本體遮住焊墊,AOI 甚至可能無法發現這個失效。
-
膠點缺失或不一致
膠點缺失幾乎總是脫模問題造成的,例如堵孔、拉絲,或粗糙的開孔孔壁在鋼網分離時把材料留住。最佳工程解法是使用電解拋光鋼片。
精密製造的重要性
當你從原型進入真正量產時,鋼網精度就是你與大量返工成本之間唯一的防線。開孔切割不良會導致拉絲;厚度錯誤則會造成黏著強度不足,並在波峰焊中失效。
為了消除這些變數,專業生產環境會依賴高精度雷射切割製造的鋼網。若再搭配電解拋光表面處理,開孔孔壁會變得極為平滑,確保黏稠的紅膠每一次都能完美釋放。
如何向 JLCPCB 訂購客製化 SMD 紅膠鋼網
JLCPCB 使用高等級 304 HTA 不鏽鋼製作客製化鋼網,並具備嚴格的 ±0.003mm 切割公差。其自動化系統讓你可以輕鬆選擇較厚鋼片,例如 0.15mm 以上,特別適合 SMD 紅膠應用所需的離板高度。
優點
- 起始價格:僅 3 美元
- 無最低訂購量:(MOQ:1)
- 速度:最快可於 12 小時完成生產。
無論你需要的是用於桌上型作業的簡單無框鋼片,還是自動化產線使用的大型有框鋼網,JLCPCB 都能消除正確設計與可靠電路板之間的所有實務障礙。
SMD 紅膠鋼網常見問題
可以用錫膏鋼網來印 SMD 紅膠嗎?
不行。錫膏鋼網通常太薄,約 0.10mm,無法跨越元件離板高度間隙,而且開孔位置在焊墊上,而不是焊墊之間。使用錫膏鋼網會導致元件被沖落,並造成電氣焊點失效。
為什麼鋼網抬起時,紅膠會出現「拉絲」?
拉絲通常是因為紅膠溫度過低,或鋼網分離速度過快。印刷前請確認紅膠已回到室溫,並降低印刷機的垂直抬升速度。
使用 SMD 紅膠後,應該如何清潔鋼網?
不要讓它乾掉。量產結束後,請立即使用 IPA(異丙醇)或專用水性鋼網清潔劑清洗。如果紅膠在開孔內固化,鋼網基本上就無法再使用。
所有雙面板都需要 SMD 紅膠嗎?
不需要。只有在使用波峰焊接時才有必要。如果你採用雙面迴焊製程,也就是兩面都使用錫膏並通過迴焊爐兩次,熔融焊錫的表面張力通常足以讓小型元件固定在底面,而不需要紅膠。
總而言之,SMD 紅膠塗佈屬於那種上游小錯誤會在下游造成昂貴失敗的製程環節。請正確設計 Gerber 開孔、指定正確鋼片厚度、透過印刷試驗驗證,並在波峰焊接前完成完整固化週期。
JLCPCB 的精密客製化 SMT 鋼網,是在量產規模下鎖定這些變數的最快方式。3 美元起、無最低訂購量、最快 12 小時交期,能消除正確設計與可靠電路板之間的所有實務障礙。
持續學習
DFN 封裝指南:焊盤圖形、焊接與鋼網技巧
重點摘要 什麼是 DFN:DFN(雙平面無引腳)封裝是一種無引腳、晶片級 IC 封裝,底部兩個相對側面設有連接焊端,通常還配有中央外露散熱焊盤。 組裝要求:DFN 焊點隱藏在封裝本體下方,因此需要使用鋼網進行回流焊,並透過 X-ray 或 AOI 檢查,而不適合手工焊接。 設計要點:應遵循 IPC-7351 焊盤圖形和 IPC-7525 開口規則,使用約 0.1–0.12 mm 的較薄鋼箔,並將散熱焊盤開口分割成窗格式網格,以降低空洞率。 你可能已經選定或收到一顆 DFN 封裝晶片:這是一種微小的無引腳元件,連接焊盤隱藏在封裝本體下方。現在你需要完成佈局並進行焊接,同時避免短路、開路或散熱焊盤浮起。 本指南將完整介紹 DFN 封裝,包括其結構、與 QFN 的比較、焊盤圖形設計,以及可靠組裝方法。如需了解所有 SMD IC 封裝,請參閱我們的 IC 封裝類型指南;本文則專注於 DFN。 快速解答:什麼是 DFN 封裝? DFN(Dual Flat No-Lead,雙平面無引腳)封裝是一種無引腳、晶片級表面貼裝 IC 封裝,底部兩個相對側面設有連接焊盤,通常還配有中央外露散熱焊盤。它尺寸緊湊並具備良好......
觸碰01005的工藝邊界:高密度SMT鋼網開孔設計與印刷流體力學剖析
重點摘要 良率核心:SMT生產中的橋連、虛焊、錫珠與元件立碑,往往與鋼網開孔設計及錫膏印刷參數不匹配有關。 尺寸門檻:鋼網厚度必須同時滿足長寬比與面積比要求;01005、008004及0.3~0.4mm間距封裝已接近傳統印刷製程邊界。 開孔設計:0402/0201片阻電容可採倒房型或領結型開孔,QFN/MLF散熱焊盤則適合網格分割開窗。 孔壁處理:電解拋光與奈米疏水塗層可降低孔壁附著力、改善錫膏釋放,並延長鋼網清潔週期。 印刷參數:刮刀速度、下壓壓力與鋼網分離速度必須配合錫膏觸變特性同步調校。 現在電子產品朝小型化與高密度發展,SMT生產良率高低,很大程度取決於錫膏印刷這道首要工序。業界實際統計顯示,超過六成焊接不良,包括橋連、虛焊、錫珠與元件立碑等,根源都可能來自鋼網與印刷參數搭配不當。隨晶片尺寸從0402、0201一路縮小至01005、008004,鋼網開孔能容納的錫膏體積持續壓縮,製程難度也來到流體印刷的臨界邊界。若要系統化排查問題,可延伸閱讀錫膏印刷缺陷及預防方法。 鋼網是將錫膏轉移至PCB焊盤的關鍵治具,其材質厚度、開孔外形與孔壁光滑度,配合印刷機台運行參數,會直接影響產線直通率。要穩定......
如何使用 SMT 鋼板塗佈 SMD 膠水(設計、厚度與故障排除指南)
現代 PCB 組裝的現實是,「混合技術」依然非常普遍。當電路板進入波峰焊機時,底面的 SMD 元件會直接面對高速流動的熔融金屬。如果沒有牢固的機械黏著,這些元件很可能直接被沖進錫槽裡。這時,SMD 紅膠的精準塗佈,就成為成功量產與整批報廢之間的關鍵差異。 快速解答:如何在 SMT 中使用 SMD 紅膠 如果你需要立即設定用於膠體塗佈的 SMT 鋼網,請遵循以下核心參數: 鋼網厚度:使用較厚的 0.15–0.20 mm 鋼片,以跨越元件離板高度間隙。 開孔設計:設計圓形或橢圓形開孔,尺寸約為元件本體寬度的 50–70%。 位置:紅膠必須印在焊墊之間的防焊層上,絕不能印在銅面上。 固化曲線:將膠體放入烤箱,以約 150°C 固化 90–120 秒。 表面處理:使用電解拋光鋼網,以確保紅膠穩定脫模並避免拉絲。 如何使用 SMT 鋼網塗佈 SMD 紅膠 使用 SMT 鋼網塗佈 SMD 紅膠主要分為兩個重要步驟。第一是印刷流程,第二是印刷後的固化。 1印刷流程 首先,將客製化鋼網對準裸板,接著使用不鏽鋼刮刀將紅膠推過鋼片。由於膠體比錫膏更黏,通常使用稍慢的刮刀速度與較高的刮刀壓力會有更好的效果。這能確保紅膠......
SMT 鋼板清潔指南:流程、頻率與技巧
SMT 鋼網清潔重點整理 SMT 鋼網清潔可去除開口孔壁與鋼網底面的錫膏殘留物,讓錫膏轉移效率維持在 80% 至 100% 之間。 產業分析指出,超過 60% 的 SMT 缺陷來自錫膏印刷階段,其中多數都可追溯到鋼網清潔疏失。 兩個清潔階段都很重要:鋼網底面清潔(在印刷週期之間進行,通常每印刷 5–10 次一次)與離線清潔(生產完成後進行)。 IPA 可處理一般助焊劑殘留;專用 SMT 清潔劑則適合處理硬化錫膏。對細間距板件來說,無塵擦拭布是不可妥協的基本要求。 細間距設計(0.4 mm BGA、QFN)需要更短的清潔間隔。奈米塗層鋼網可將清潔間隔延長至 20 次以上的印刷週期。 清潔不足會造成四種常見缺陷:焊錫橋接、錫膏沉積量不足、錫珠,以及錫膏幾何形狀不一致,這些都能在 AOI 自動光學檢查中被發現。 鋼網硬體本身也很重要:電解拋光開口、奈米塗層,以及耐超音波清潔膠材,都能延長任何清潔流程下的鋼網可用壽命。 SMT 組裝中的缺陷明顯集中在印刷階段。根據產業分析,超過 60% 的 SMT 缺陷是由錫膏印刷錯誤造成。SMT 鋼網清潔會直接影響每一次 PCB 印刷時的錫膏沉積品質。殘留物累積會改變鋼......
準確印刷的門檻:SMT設計指南與可靠性分析
在表面貼裝技術的生產線上,錫膏印刷是一個非常重要的步驟。錫膏模板是一個精密的工具,它可以把數位化的電路板設計圖案轉化為實體的錫膏沉積物。 隨著電子產品越來越小,SMT 錫膏模板設計已不再只是簡單的圖案複製,而是一個需要精密計算的過程,涉及流體力學、材料科學和表面工程。 一、釋膏物理學:Area Ratio 與臨界值 評估一個PCB鋼網的優劣,主要看釋膏效率。當刮刀壓力移除後,錫膏需要克服它與鋼網孔壁的摩擦力,才能順暢地轉移到PCB的焊盤上。要確保錫膏能夠成功釋放,工程師需要遵循面積比(Area Ratio)。 面積比需要大於0.66,才能確保錫膏的釋放是穩定的。如果比例過低,錫膏會因為對鋼網的附著力大於其重力和表面張力,而留在鋼網的孔內。這會導致焊點的錫膏不足,或者出現空焊的情況。 二、製造流程的選擇:Laser Cut vs. Electroforming 目前市場上最普及的技術。透過高能雷射光束直接蒸發不鏽鋼板。 1. Laser Cut Stencil PCB (雷射切割) 目前市場上最普及的技術。透過高能量雷射光束直接蒸發不銹鋼板。 技術特性:現代的雷射切割錫膏模板具備自動錐度控制,開孔底......
為什麼 PCB 鋼網是高品質 SMT 組裝的關鍵
PCB(印刷電路板)鋼網是表面黏著技術(SMT)組裝中的關鍵元件,對於確保 SMT 組裝結果的精度與一致性至關重要,直接影響最終產品的功能與性能。PCB 鋼網又稱 SMT 鋼網、電路板鋼網,用於將焊膏塗佈到 PCB 上,以便將 SMT 元件固定於板面。 若未使用 PCB 鋼網,將難以達成高品質的 SMT 組裝,缺陷與錯誤的風險也會顯著增加。PCB 鋼網的重要性不容小覷,它能控制焊膏 的塗佈量,確保精準塗佈,並防止橋接、立碑等常見缺陷。 什麼是 PCB 鋼網? PCB 鋼網是一種薄片材料,通常由不鏽鋼或鎳製成,上面精準切割出與 PCB 上 SMT 元件位置對應的開孔圖案。 在 SMT 組裝過程中,焊膏透過鋼網開孔被塗佈到 PCB 上,確保僅在元件放置區域上膏,從而控制焊膏量並使整板塗佈均勻一致。 PCB 鋼網厚度多樣,常見範圍為 0.05 mm 至 0.2 mm。較厚鋼網更耐用,可承受更多組裝次數;較薄鋼網更具彈性,適用於精細複雜的 PCB 設計。 PCB 鋼網的類型 PCB 鋼網在 SMT 組裝中扮演關鍵角色,依應用與需求不同,主要分為三種:框架鋼網、階梯鋼網與無框鋼網。 1. 框架鋼網 框架鋼網......