This website requires JavaScript.
優惠券
寄往
部落格

DFN 封裝指南:焊盤圖形、焊接與鋼網技巧

最初發布於 Oct 22, 2026, 更新於 Oct 22, 2026

2 分鐘

目錄
  • 快速解答:什麼是 DFN 封裝?
  • DFN 封裝結構:焊端、散熱焊盤與無引腳設計
  • DFN 命名解析:SON、WSON、VSON、MLPD 和 LLP
  • DFN 與 QFN 有什麼不同?
  • DFN 封裝圖形與焊盤設計
  • 如何焊接 DFN:為什麼需要回流焊和鋼網
  • 常見 DFN 焊接缺陷
  • DFN 的應用與何時選擇 DFN 封裝
  • DFN 封裝常見問題
  • 結論:使用 DFN 封裝進行設計與組裝

重點摘要

  • 什麼是 DFN:DFN(雙平面無引腳)封裝是一種無引腳、晶片級 IC 封裝,底部兩個相對側面設有連接焊端,通常還配有中央外露散熱焊盤。
  • 組裝要求:DFN 焊點隱藏在封裝本體下方,因此需要使用鋼網進行回流焊,並透過 X-ray 或 AOI 檢查,而不適合手工焊接。
  • 設計要點:應遵循 IPC-7351 焊盤圖形和 IPC-7525 開口規則,使用約 0.1–0.12 mm 的較薄鋼箔,並將散熱焊盤開口分割成窗格式網格,以降低空洞率。

你可能已經選定或收到一顆 DFN 封裝晶片:這是一種微小的無引腳元件,連接焊盤隱藏在封裝本體下方。現在你需要完成佈局並進行焊接,同時避免短路、開路或散熱焊盤浮起。

本指南將完整介紹 DFN 封裝,包括其結構、與 QFN 的比較、焊盤圖形設計,以及可靠組裝方法。如需了解所有 SMD IC 封裝,請參閱我們的 IC 封裝類型指南;本文則專注於 DFN。

快速解答:什麼是 DFN 封裝?

DFN(Dual Flat No-Lead,雙平面無引腳)封裝是一種無引腳、晶片級表面貼裝 IC 封裝,底部兩個相對側面設有連接焊盤,通常還配有中央外露散熱焊盤。它尺寸緊湊並具備良好散熱效率,但焊點被封裝遮住,因此需要使用回流焊,以及 X-ray 或 AOI 進行檢查。

什麼是 DFN 封裝

以下幾點需要先了解:

  • 焊端位於兩個相對側面,而不是像 QFN 一樣分布在四側。
  • 大多數 DFN 都包含中央外露散熱焊盤(EP)。
  • 引腳數量較少,但以封裝尺寸而言,散熱和 RF 性能良好。
  • 實際上不適合手工焊接,需要使用回流焊和鋼網。
  • 焊點隱藏在封裝下方,因此通常需要 X-ray 或 AOI 檢查。
DFN 封裝底部的雙側焊端和散熱焊盤

DFN 封裝結構:焊端、散熱焊盤與無引腳設計

去除品牌名稱後,DFN 本質上是一個安裝晶粒、完成打線,並以模塑料封裝的銅引線框架。它不是將引腳從側面彎出,而是將引線框架的邊緣從兩個相對側面露出,形成幾乎與封裝本體齊平的平面焊端。

這種結構讓 DFN 具有接近晶片級的外形尺寸和非常短的內部互連路徑,因此寄生電感較低。這也是 DFN 及其相近封裝經常出現在約 100 MHz 以上應用中的原因之一,例如 RF 前端和高速開關穩壓器,因為較長的引腳會開始對電氣性能造成影響。

外露散熱焊盤(EP)

大多數 DFN,尤其是用於 MOSFET 和 LDO 的 DFN-6、DFN-8 變體,都會在底部增加中央金屬焊盤。該焊盤可將熱量直接從晶粒傳導至 PCB 銅層,而不需要只依靠較小的周邊焊端。

這會帶來兩個後文將討論的設計問題:如何透過過孔將 EP 連接至電路板的接地層或散熱平面,以及如何設計鋼網開口來避免空洞。如需了解焊端、焊盤和其他封裝圖形元素如何配合,請參閱我們的 SMD 封裝詳解指南。

DFN 命名解析:SON、WSON、VSON、MLPD 和 LLP

詢問五位工程師 DFN 究竟是什麼,可能會得到五個相互重疊的答案,因為這些命名並非來自同一個來源。

DFN 和 SON(Small-Outline No-lead,小型外形無引腳封裝)描述的是相同的基本結構,只是不同製造商選用了不同名稱。WSON 和 VSON 也是相同概念,但封裝高度不同。

MLPD(Micro Leadframe Package, Dual,雙面微引線框架封裝)和 LLP(National Semiconductor,後來由 TI 使用的原始名稱)是另外兩個基本上指向同一類雙側焊端無引腳封裝的名稱。MFF2 則是用於 eSIM 模組的特定 DFN-8 變體。

JEDEC MO-229 定義了 DFN 封裝外形,而 JESD75 涵蓋引腳分配慣例。但與 QFN 相比,不同供應商的 DFN 幾何形狀差異更大。無論資料表如何命名,都應以該元件的焊盤圖形為準,而不是直接套用通用模板。

DFN 與 QFN 比較:雙側焊端與四側焊端佈局

DFN 與 QFN 有什麼不同?

兩者的核心差異很簡單:DFN 的焊端位於兩個相對側面,而 QFN 的焊端分布在四個側面。因此,DFN 更適合引腳數量較少和外形較小的元件,而 QFN 的四側周邊結構則適合較高引腳數量。

除此之外,兩者的組裝規則幾乎相同:都是無引腳封裝,通常都帶有外露焊盤,並且需要使用回流焊,而不是焊鐵。

特性 DFN QFN
焊端 兩個相對側面 四個側面
典型引腳數量 低至中等 中至高
外露散熱焊盤 通常具備 通常具備
組裝製程 回流焊+鋼網,不適合手工焊接 回流焊+鋼網,不適合手工焊接

當引腳數量為低至中等,而完整的四側周邊結構只會浪費電路板空間時,可以選擇 DFN 而不是 QFN。如需了解四側焊端的詳細內容,請參閱我們的 QFN 封裝終極指南。

電路板上有 DFN?你會需要鋼網

細間距 DFN 焊端需要精準且可重複的焊膏沉積。向 JLCPCB 訂購適用於 DFN 的鋼網,並享受 11 美元優惠。

立即取得 11 美元優惠券

DFN 封裝圖形與焊盤設計

焊盤圖形的基本設計應遵循 IPC-7351:根據資料表中的端子尺寸設計周邊焊盤,為封裝預留 courtyard 禁佈區,並為散熱焊盤設置獨立焊盤。

散熱焊盤與過孔陣列

應使用過孔陣列將 EP 連接至電路板接地層或散熱平面,典型間距為 1.0–1.2 mm(39–47 mil)。應對這些過孔進行封孔或塞孔,避免回流焊期間焊膏沿過孔流下,而無法形成完整焊點。

帶有散熱焊盤和過孔陣列的 DFN 焊盤圖形

SMD 與 NSMD 焊盤

定義焊盤邊緣時,需要在兩種方式之間作出實際取捨。

NSMD(非阻焊層定義)焊盤會讓阻焊層從銅箔邊緣退讓,在熱循環下通常更可靠,因為銅箔與焊料之間的過渡區應力集中較小。

SMD(阻焊層定義)焊盤則會讓阻焊層覆蓋部分銅箔。在非常細的間距下,阻焊層本身可以像隔離壩一樣,有助於降低橋接風險。

對於 DFN 常見間距,應查看 IPC-7351 和 JEDEC MO-229 指南,並採用元件資料表已指定的焊盤圖形。我們的 IC 封裝類型指南涵蓋了本節所依據的更廣泛焊盤圖形基礎。

如果你想了解本節所延伸的更廣泛 SMD 焊盤圖形慣例,也可以閱讀我們的 SMD 封裝詳解指南。

如何焊接 DFN:為什麼需要回流焊和鋼網

實際情況是:DFN 不適合手工焊接。焊端靠近封裝本體底部,部分被封裝遮住,而外露散熱焊盤則完全位於封裝下方,因此焊鐵無法直接接觸這些焊點。

無論使用焗爐、熱板還是熱風,都必須進行回流焊,並在此前使用鋼網印刷焊膏。真正的問題並不是如何手工焊接 DFN,而是如何將它印刷並回流焊好。

DFN 鋼網開口與厚度

對於間距低至約 0.4 mm(16 mil)的 DFN 焊端,需要精準且可重複的焊膏體積:焊膏太少會造成焊點不足,焊膏太多則會橋接相鄰焊端。

IPC-7525 所規定的寬高比(≥1.5)和面積比(≥0.66)指南,是設計能在此尺寸下乾淨脫模的開口的基礎。

需要關注兩點:第一是開口切割精度,因為細小開口對邊緣誤差的容忍度很低;第二是正確的鋼箔厚度。DFN 通常需要較薄的鋼箔,約 0.1–0.12 mm(4–5 mil),使焊膏沉積體積與細小焊端匹配,而不是使用適合較粗間距元件的厚鋼箔。我們的如何選擇焊膏鋼網指南會更深入介紹這項選擇。

為什麼焊膏脫模決定細間距 DFN 成敗

在 0.4–0.5 mm 間距下,限制因素通常不是熱量,而是印刷焊膏能否從開口中乾淨脫模。

粗糙的開口壁會將焊膏留在壁面上,無論回流焊曲線多麼理想,都可能造成焊膏不足或沉積不一致。

乾淨脫模取決於平滑的開口壁和低摩擦表面。電解拋光可平滑激光切割開口壁並去除微小毛刺,可選的奈米塗層則會在表面增加不黏附層。這種組合正是細間距 DFN 印刷成功或失敗的主要工程原因。

散熱焊盤使用窗格式開口

絕不要將外露散熱焊盤印成一個完整的大開口。應將開口分割成窗格式網格,覆蓋率約為 50–70%,使助焊劑氣體能在回流焊期間排出,並將空洞率控制在較低水平,理想情況下低於 25%。

如果散熱焊盤內設有過孔,也應在鋼網上圍繞過孔設計網格,否則焊膏會沿過孔流下,而不是留在焊盤上。

這種圖形必須在設計檔案的焊膏層中定義。許多鋼網製造商的 CAM 流程也會在檔案審查時優化散熱焊盤開口;如需了解相關審查方式,請參閱鋼網開口製程標準。

DFN 散熱焊盤的窗格式鋼網開口

回流焊與檢查

接下來採用標準的浸泡、回流焊和冷卻曲線;如需了解基本原理,請參閱我們的回流焊指南。由於 DFN 焊點隱藏在封裝本體下方,應使用 X-ray 或 AOI 進行檢查,而不能只依靠外觀檢查。

Texas Instruments 的 AN-1187(無引腳引線框架封裝,是 LLP/DFN 的後續命名)可作為這些步驟的實用參考。如果你的生產數量不適合自行建立可靠的回流焊設備,選擇專業 SMT 組裝也是合理方案。

透過鋼網印刷到 DFN 封裝圖形上的焊膏
DFN 專用鋼網 3 美元起,無最低訂購量

電解拋光開口、較薄鋼箔選項和奈米塗層,可提供乾淨脫模效果,並針對 DFN 細間距焊端和散熱焊盤進行設計。

查看鋼網服務

常見 DFN 焊接缺陷

大多數 DFN 焊接問題都可以追溯到一個階段:焊膏如何沉積。

缺陷 根本原因 修正方法
細間距周邊焊端橋接 焊膏體積過多,或開口之間距離太近 縮小開口尺寸;使用更平滑的開口壁;控制焊膏體積
焊點不足或開路 焊膏脫模不良造成沉積不足,或過孔將焊膏吸走 封閉過孔;進行電解拋光或奈米塗層;使用正確鋼箔厚度
散熱焊盤空洞 完整 EP 焊膏沉積困住排氣中的助焊劑氣體 使用窗格式開口並延長浸泡時間
元件浮起或偏斜 EP 焊膏過多,在回流焊期間抬起封裝 減少 EP 焊膏覆蓋率;保持焊盤設計對稱

大多數 DFN 缺陷在焊膏沉積階段就已經決定,而焊膏沉積由鋼網控制。請參閱我們的焊膏印刷缺陷指南,了解適用於一般無引腳封裝的缺陷模式。

DFN 散熱焊盤下方焊料空洞示意圖

DFN 的應用與何時選擇 DFN 封裝

DFN 非常適合電源管理 IC、電流感測放大器、低噪聲 LDO、MOSFET、感測器,以及 MFF2 eSIM 等緊湊型應用,尤其適合重視小型化和良好散熱性能,而不是單純追求引腳數量的設計。

當你需要小尺寸和良好熱傳導,但引腳數量不足以支援完整四側周邊 QFN 時,可以選擇 DFN。如果手工焊接和外觀檢查比節省電路板空間更重要,則應改用 SOIC 或 QFP 等帶引腳封裝,因為外露引腳比隱藏的 DFN 焊點更容易探測、修補和檢查。如需了解 MOSFET 應用中的 DFN,可參閱我們的 SMD 電晶體封裝指南。

DFN 封裝常見問題

以下是一些經常出現的問題。

問:可以用焊鐵手工焊接 DFN 封裝嗎?

不可靠。周邊焊端靠近封裝本體底部,而外露散熱焊盤則完全隱藏在下方,因此焊鐵焊咀無法乾淨接觸其中任何一個位置。一些業餘愛好者可以使用細焊咀和助焊劑,在可見焊端上完成簡單焊接,但散熱焊盤仍然無法焊接,會影響散熱和機械強度。對 DFN 而言,熱風返修台或熱板才是實際可行的最低配置。

問:DFN 封裝通常使用什麼間距範圍?

大多數 DFN 封裝使用 0.4–0.95 mm(16–37 mil)間距,其中 0.5 mm(20 mil)和 0.65 mm(26 mil)在小型類比和電源元件中尤其常見。對於鋼網和焊膏而言,任何等於或小於 0.5 mm 的間距都屬於細間距,這意味著更嚴格的開口容差、更細的焊膏粉末,以及更小的印刷機對位容錯空間。應始終從特定元件的資料表確認實際間距,不要只根據封裝系列名稱猜測。

問:所有 DFN 封裝都有外露散熱焊盤嗎?

沒有。小型低功率 DFN,尤其是簡單邏輯或低電流類比元件,有時完全不設外露焊盤,而只依靠周邊焊端完成電氣和機械連接。當封裝設有散熱焊盤時,通常是因為元件需要傳導大量熱量,例如 MOSFET、LDO 或電源管理 IC;或者因為焊盤同時用作低電感接地連接。應查閱特定元件資料表,不要假設設計中的每個 DFN 都需要在底部配置過孔陣列。

問:如何返工或拆除 DFN 封裝?

返工應使用熱風,而不是焊鐵。先從電路板底部預熱,以降低熱衝擊,再將熱風均勻施加於封裝上方,直到焊端和散熱焊盤上的焊料都回流。確認焊料完全熔化後,使用鑷子抬起元件,不要撬動,以免焊盤剝離或電路板裂開。完成後應再次使用 X-ray 或 AOI 檢查,因為隱藏焊點的冷焊或部分回流,無法透過外觀檢查發現。

問:DFN 和 QFN 哪一種更適合高頻 RF 電路?

兩者都適合 RF 應用,因為相較於帶引腳元件,兩種封裝的無引腳短互連都能降低寄生電感。QFN 的四側佈局和較大的接地焊盤,在某些設計中略具優勢,可為晶粒提供稍好的屏蔽和接地。對於約 6 GHz 以下的許多應用,DFN 的性能相近,尤其在引腳數量較少時,其更小的外形往往是更實際的取捨。

問:DFN 封裝可以承受雙面電路板的多次回流焊嗎?

可以,只要遵守其濕氣敏感等級(MSL)要求。大多數 DFN 的 MSL 等級為 1–3,表示只要元件離開乾燥包裝後的暴露時間未超過車間壽命,通常可以承受兩次或更多回流焊,而不需要額外烘烤。如果元件卷開封時間超過額定車間壽命,則應在第二次回流焊前,按照 MSL 標籤要求烘烤元件,以避免濕氣導致裂紋或分層。應在資料表中確認特定元件的 MSL 等級。

問:DFN 與標準 SOIC 封裝有什麼不同?

SOIC 的鷗翼引腳會從封裝兩個長邊向外伸出,而 DFN 沒有引腳,焊盤隱藏在封裝本體下方。SOIC 的外露引腳容易手工焊接、探測和目視檢查,但外形尺寸較大,會佔用更多電路板空間。DFN 則以較小的外形換取這些便利;當它帶有散熱焊盤時,還能提供更好的散熱能力。當易於返工和檢查最重要時,選擇 SOIC;當電路板空間和散熱性能更重要時,選擇 DFN。

結論:使用 DFN 封裝進行設計與組裝

DFN 在較少引腳數量下提供接近 QFN 的尺寸和散熱性能,但其無引腳及散熱焊盤結構,也讓焊盤圖形和鋼網設計成為電路板乾淨可靠還是出現缺陷的關鍵。

只要焊盤圖形和鋼網設計正確,DFN 組裝就能成為標準化流程,而不是一場賭博。請參閱 JLCPCB 的 PCB 鋼網製造能力,了解下一次細間距製造可選擇的完整方案。

持續學習