自動光學檢測(AOI):原理、缺陷與 PCB 應用
1 分鐘
- 什麼是自動光學檢測(AOI)?
- 為何自動光學檢測(AOI)如此重要?
- 自動光學檢測(AOI)如何運作?
- AOI 的檢測原理與機制
- AOI 能偵測哪些缺陷?
- 自動光學檢測的優勢
- AOI 與其他 PCB 檢測方法比較
- AOI 軟體演算法與影像處理技術
- 為何 AOI 在大批量 PCB 製造中不可或缺?
- 結論
- AOI 常見問題
自動光學檢測(AOI):原理、缺陷與 PCB 應用
什麼是自動光學檢測(AOI)?
自動光學檢測(AOI)是一種以機器為基礎的檢測方法,利用高解析度相機、受控光源與影像處理軟體,自動檢測印刷電路板(PCB)上的外觀缺陷。它廣泛應用於 PCB 製造與組裝,可在不接觸的情況下檢查元件、焊點與導線圖案。
透過將擷取的影像與設計資料或參考模型比對,AOI 系統能快速找出表面缺陷,如開路、焊錫橋接、焊錫過多或不足、缺件、偏移等。隨著 PCB 設計日益精密,AOI 提供快速、可重複且客觀的檢測方案,取代現代電子製造中的手動目檢。
為何自動光學檢測(AOI)如此重要?
AOI 能在早期持續且可擴充地偵測缺陷,是現代電子製造的關鍵。當 PCB 設計愈來愈小、愈複雜,手動目檢因速度、重複性與客觀性不足而難以勝任。
在製造或組裝後立即找出視覺與幾何缺陷,可防止不良板流入後段如功能測試或最終組裝,避免更高的返工與報廢成本。這種早期檢測直接提升生產良率並降低整體製造成本。
此外,AOI 提供標準化的檢測標準與可追溯的數據,支援製程管制、持續改善與品質稽核。雖然 AOI 無法取代電性測試或 X 光檢測,卻是確保僅有外觀合格之板件進入後續檢測與測試階段的基礎品質關卡。
自動光學檢測(AOI)如何運作?
AOI 系統廣泛用於多種製造業,在 PCB 與 SMT 組裝檢測中尤為關鍵。在 PCB 製造中,AOI 以高重複性與高產速偵測視覺與幾何缺陷,這是手動目檢難以達成的。
典型 AOI 系統包含多組高解析度相機與多樣化光源(同軸光、環形光、側向光等),從不同角度照亮 PCB,突顯焊點、元件本體與板面特徵。擷取影像後,以影像處理演算法與 CAD 資料、Gerber 檔或黃金樣本比對。
針對 PCB 的 AOI 應用,高階系統可能整合 3D 成像技術,量測焊點高度、共面性與相對體積,提升對翹腳、元件歪斜等缺陷的檢出率。運動控制系統、精密載台與專用視覺硬體同步影像取樣與板件輸送,達到產線速度。
為滿足更高產速,現代 AOI 系統採用高效能 CPU、FPGA 或 GPU——特別是整合 3D 檢測或 AI 缺陷分類的系統——在不犧牲準確度的前提下加速影像處理與資料分析。
AOI 的檢測原理與機制
AOI 系統整合光學、機構、電控與軟體,採用多種方法檢查 PCB,包括:
1) 模板比對:又稱面積法或相關法,透過滑動視窗將小模板與大影像比對。
2) 物件辨識:將理想影像與實際影像比對,觀察差異。
3) 斑塊分析:將物件與背景分離。
AOI 能偵測哪些缺陷?
AOI 主要用於偵測 PCB 製造與 SMT 組裝過程中的視覺、幾何與置件相關缺陷,常見分類為:元件置放問題、焊錫缺陷、PCB 表面異常。
AOI 透過與 CAD 資料或黃金樣本比對,擅長找出表面缺陷。雖不執行電性測試,卻能在早期攔截可視缺陷,避免流入後段導致更高返工成本。
然而,藏在元件下方的缺陷——如 BGA 焊點空洞、潤濕不足或互連問題——AOI 無法可靠偵測,需輔以 X 光或電性測試確保組裝品質。
1. AOI 可偵測的 SMT 組裝缺陷
於 PCBA 上,AOI 可穩定偵測以下 SMT 缺陷:
- 缺件
- 錯件(值、封裝、腳位不符)
- 極性錯誤
- 翻面或反向
- 偏移/錯位
- 旋轉歪斜
- 立碑
- 側立(多見於晶片元件)
- 翹腳
- 共面性不良/高度異常
- 焊錫橋接(短路)
- 焊錫不足
- 焊錫過多
- 錫膏量不足
- 錫膏偏移
- 元件嚴重破損
- 元件有無
- 方向錯誤
- 錫珠(外觀判定)
⚠️ 注意:AOI 僅依焊點外形與面積評估焊錫品質,無法判斷內部潤濕或空洞。
2. AOI 可偵測的裸板缺陷(組裝前)
用於裸板時,AOI 可偵測下列製程缺陷:
- 斷線(目視開路)
- 蝕刻不足導致短路
- 線寬不符
- 間距不符
- 焊墊缺損或過小
- 殘銅
- 線路缺口
- Via 缺陷,包括:Via 破出、Via 與焊墊偏移
這些檢測通常於 PCB 製造階段執行,而非 SMT 組裝後。
3. 常見焊錫與置件缺陷說明
3.1 焊錫橋接/短路
焊錫橋接因焊錫過多使相鄰焊墊或腳位相連,形成電性短路。AOI 透過形狀、反光與連接性有效辨識。
3.2 焊錫不足
焊錫量過少將無法形成可靠機械與電性連接。AOI 以焊點面積、外形與標準比對偵測。
⚠️注意:內部空洞或介面合金層不良需 X 光檢測。
3.3 焊錫過多
焊錫過多易導致橋接、錫珠或焊點外形不良。AOI 透過異常體積與焊點幾何判斷。
3.4 翹腳
翹腳因過熱、板彎或腳成形不當,使元件腳未與焊墊接觸。AOI 藉由陰影異常、腳高差或缺焊辨識。
3.5 缺件或偏移
AOI 可精準偵測:
- 缺件
- 偏移或旋轉
- 相對焊墊錯位
即使輕微偏移,AOI 也能透過圖樣比對可靠識別。
自動光學檢測的優勢
AOI 最常配置於回流焊後等關鍵製程,單一系統即可同時檢查多種缺陷。相較手動或分段檢查,AOI 大幅提升效率並維持一致精度。
當 AOI 發現與設計不符之處,會自動標記不良板進行返修,使矯正措施即時,降低後段失效風險。
AOI 系統的技術優勢
1. 高精度定位
元件日益縮小,檢測精度更顯重要。現代 AOI 可達次像素精度,偵測微小偏移,避免功能或可靠度問題。
2. 多重物件檢測能力
AOI 同時適用裸板與 PCBA。
裸板:線路、焊墊、銅面缺陷
PCBA:焊點、元件有無、極性、方向、偏移
3. 可程式化智慧光源
光源是機器視覺關鍵。AOI 採多角度、多色可程式照明,提升影像對比,可靠偵測不同表面與材料的多樣缺陷。
4. 聯網與資料整合
AOI 支援集中收集影像、檢測記錄與缺陷統計,可整合 MES 或品管系統,實現追溯與持續改善。
5. 生產佈署彈性高
可依成本與品質需求,於不同製程站點佈署 AOI。實務上回流焊後 AOI 最普遍且具成本效益,因多數組裝缺陷源於焊接。
AOI 的製造與商業效益
1. 一致品質保證
AOI 維持穩定檢測標準,協助製造商維持高品質、提升客戶滿意度並保護品牌聲譽。
2. 複雜板件有效檢測
對高密度或高元件數板件,AOI 提供超越人眼的精度,特別是細間距與微型元件。
3. 早期缺陷偵測與製程優化
立即發現缺陷,使製造商可及早調整製程,避免大量不良。研究顯示,缺陷發現越晚,修正成本呈指數上升。
4. 檢測標準可客製
AOI 參數可隨設計變更、新元件或品質要求調整,適用於多樣少量或大量生產。
AOI 與其他 PCB 檢測方法比較
相較其他製程,AOI 在 PCB 缺陷偵測具多項優勢。以下為 AOI 與其他檢測方法比較:
1. 自動 X 光檢測(AXI):
AXI 以 X 光取代可見光,可穿透材料成像,適合高密度或層疊板。AOI 光線僅能反射表面,易被遮蔽;X 光可穿透各層,準確成像。AXI 成本高,通常只用於特別複雜或高價值板件。
2. 自動雷射測試(ALT):
ALT 以雷射掃描量測 PCB,利用雷射位置精準量測元件高度與反射率,與規格比對找出缺陷。ALT 特別適用於錫膏位置與高度量測,但可能受干擾影響精度。
3. 手動目檢(MVI)
多數 PCB 廠偏好 AOI,因無需觸碰板件。人手操作可能引入缺陷,AOI 掃描時不會損傷精密元件,保持結構完整。
AOI 亦比人眼可靠。人員易漏檢微小缺陷,AOI 可捕捉最細微錯誤,細節解析度與一致性皆優於人眼,且於所有生產階段維持相同標準。
AOI 軟體演算法與影像處理技術
AOI 性能高度依賴軟體演算法。演算法分析光學系統擷取的資料以辨識缺陷,堪稱 AOI 的「大腦」,區分良品與不良。
常見 AOI 軟體演算法類型:
1) 模板比對演算法:將待測影像與參考影像比對,找出顯著差異。
2) 統計模板比對:學習多個良品的外觀變異,以統計值判定是否超出正常範圍,減少誤報。
3) 特徵型演算法:辨識影像中的邊、角、特定顏色或紋理,與預設條件比對決定 PASS/FAIL。
4) 機器學習演算法:近年神經網路等 ML 技術導入 AOI,可從大量訓練影像學習缺陷特徵。
演算法選擇取決於檢測任務特性,某演算法可能在某情境表現優異,於其他情境則未必適用。
為何 AOI 在大批量 PCB 製造中不可或缺?
只要 PCB 設計正確、元件置放無誤,產品就能正常運作。生產重點在於偵測並修正任何製造缺陷。AOI 無疑是檢測 PCB 品質、於製程關鍵點及時發現並修正缺陷的重要系統。越早發現問題,越能低成本避免大規模重複錯誤。總之,若您從事 PCB 製造,AOI 是必要的。
延伸閱讀:PCBA 測試指南:方法、流程與品質標準
結論
總之,AOI 能在 PCB 產線末端檢查板件品質,即時監控並矯正製程,避免問題擴散。因此,自動光學檢測與 X 光檢測皆為 PCB 產業必備工具。我們將持續以 AOI 與 X 光檢測,恪守最嚴格的製造與組裝標準。
AOI 技術已改變製造業,並持續演進以滿足全球日益增長的需求。其在提升生產力、降低成本與改善品質的貢獻,充分證明其在現代製造中的關鍵地位。
AOI 常見問題
1. 製造業導入 AOI 的原因?
AOI 可提升檢測一致性與準確度,降低生產成本與時間,特別適用於高速產線,取代不切實際的手動檢查。
2. 2D 與 3D AOI 系統差異?
2D AOI 以寬高兩維檢測,利用圖樣與色差辨識缺陷;3D AOI 加入深度,可偵測 2D 遺漏的三維缺陷。
3. AOI 如何於高速製造中貢獻品管?
AOI 每分鐘可檢測數百至數千元件,跟上高速產線並提供即時回饋,立即調整製程,提升品質並減少浪費。
4. AOI 技術的演進?
AOI 持續於硬體與軟體精進,現代系統結合先進光學與複雜演算法,偵測更多潛在缺陷,以滿足現代製造需求。
持續學習
離子污染管控:ROSE與SIR PCB潔淨度檢測
車規電控、醫療植入周邊設備、海上風電與儲能系統,服役環境濕熱且壽命以十年計,PCB表面輕微的離子殘留就會在濕氣加持下誘發漏電、電化學遷移與枝晶生長,客訴表現是間歇性死機、絕緣電阻緩慢崩塌,排查起來毫無頭緒。近年主機廠審核供應商時,PCB cleanliness testing從加分項變成了準入證。 業內評估PCB ionic contamination主要兩條路:ROSE測試(溶劑萃取電阻率法)給出污染的總量指標,SIR測試(surface insulation resistance test)模擬濕熱偏壓下的實際漏電後果。前者快而粗,後者慢而真,只做ROSE越來越難通過車規客戶的審核。 一、兩種檢測的物理原理差異 ROSE測試執行IPC-TM-650 2.3.25:把樣板浸入75%異丙醇與25%去離子水的混合液,恆速攪拌萃取表面可溶離子,連續監測萃取液電阻率變化,換算成氯化鈉當量濃度,單位μg/cm²。傳統判據是1.56μg/cm²(約等於每平方英寸10μg),來自上世紀八十年代軍工清洗規範。 SIR測試執行IPC-TM-650 2.6.3.7及IPC-9202/9203:在標準梳型測試板(叉指......
使用萬用電表辨識電晶體腳位:完整逐步指南
正確辨識電晶體腳位,是每位工程師、電子愛好者與電機電子相關學生在將雙極性接面電晶體(BJT)放入電路前,最先需要檢查的事項之一。若基極、集極或射極判斷錯誤,可能會在第一次上電時損壞元件,或讓原型板在沒有明顯跡象的情況下完全無法運作。 本指南說明在沒有資料表可用時,如何使用萬用電表辨識電晶體腳位。這個方法之所以有效,是因為 BJT 內部由兩個共用同一個基極的 PN 接面構成,結構與二極體中的接面相同。也正因如此,萬用電表的二極體測試模式才是適合用來判斷腳位的工具。 讀完本文後,您將能夠: 找出未標示電晶體上的基極腳位 判斷電晶體是 NPN 還是 PNP 辨識集極與射極 了解 SOT-23 與其他 SMD 封裝所帶來的額外風險 圖:NPN 與 PNP 電晶體符號,顯示基極、集極與射極端子。 測試前先了解電晶體腳位 什麼是基極、集極與射極? BJT 有三個端子: 基極(B):控制端子。此處的小電流會使電晶體導通,並允許更大的電流在集極與射極之間流動。 集極(C):依電晶體類型不同,負責讓較大的電流流入或流出電晶體。 射極(E):電流在回到電源供應端的過程中,會從此端子流出(NPN)或流入(PNP)。 在......
IPC-A-600、IPC-A-610與J-STD-001權責邊界與實務應用
重點摘要 IPC-A-600:適用於未組裝PCB裸板,重點檢查外觀、基材內部完整性及金相切片等可接受性條件。 IPC-A-610:適用於完成組裝的PCBA,作為焊點形貌、元器件貼裝與典型組裝缺陷的外觀驗收依據。 J-STD-001:管控焊接材料、熱工藝參數、人員資格與生產環境,補足IPC-A-610未涵蓋的製程要求。 權責邊界:裸板缺陷通常追溯板廠,組裝外觀缺陷追溯EMS製程,焊接材料與製程違規則依J-STD-001判定。 實務應用:採購文件與生產圖紙應明確標註標準版本及Class等級,並事先約定驗收依據與文件優先順序。 電子製造供應鏈體系中,PCBA測試失效引發的權責歸屬爭議極為常見:裸板製造商主張出廠板材符合驗收規範,EMS組裝廠強調焊接製程參數全程受控,品牌端品管則依據顯微觀測到的細微瑕疵提出拒收訴求。終止此類無休止技術爭議的核心路徑,是回歸業界公認的檢驗與製程標準。在IPC(國際電子工業聯接協會)的龐大標準體系內,三項核心文件構成了硬體製造的品質法理基礎。釐清三者的適用層級與權責邊界,是硬體研發與品質工程師的必備專業能力。 一、IPC-A-600:裸板可接受性的檢驗基準 在任何元器件貼裝工......
細間距封裝下的測試難題:JTAG邊界掃描的實務細節
重點摘要 測試方式轉變:JTAG 邊界掃描捨棄外部物理探針,利用晶片內建的邊界掃描單元完成高密度 PCBA 的板級互連檢測。 IEEE 1149.1:透過 TCK、TMS、TDI、TDO 四線 TAP 存取端口,把測試向量送入晶片內部的邊界掃描單元,定位開路、短路及引腳電平卡死等缺陷。 BSDL 文件:BSDL 記錄晶片的 TAP 引腳、指令寄存器與邊界寄存器資訊,是 ATPG 自動產生板級互連測試程式的重要基礎。 DFT 設計:掃描鏈拓撲、TCK 訊號完整性、TAP 上下拉及測試模式進入條件,都應在 PCB 設計階段預先規劃。 擴大覆蓋:透過叢集測試,JTAG 還能利用支援邊界掃描的主晶片,對 DDR、SPI Flash、I2C 感測器等外圍器件進行檢測。 舊產線慣用的飛針測試、ICT 針床測試,本質都依賴物理探針接觸測試點來完成量測。面對如今的高密度設計,探針根本找不到下針的位置,幾千個 BGA 錫球的焊接是否虛焊、短路,傳統方法幾乎查不了。為了應對這個難題,業界逐步推廣開了 JTAG 邊界掃描技術——簡單說就是捨棄外部物理探針,改用晶片內建的數位電路來完成板級互連檢測。 這項技術改變的不只是......
PCB離子污染深度解析:ROSE與SIR兩種清潔度測試的實務對比
重點摘要 離子污染風險:PCB 表面的離子殘留在「濕氣」與「直流偏壓」同時存在時,可能觸發電化學遷移(ECM),進一步形成枝晶、漏電甚至短路。 ROSE 測試:透過萃取液電阻率變化換算板面離子總量,約 10~15 分鐘即可完成,適合日常產線快速製程管控。 SIR 測試:在高溫、高濕及直流偏壓條件下長時間監控表面絕緣電阻,可直接評估助焊劑殘留是否會引發實際漏電失效。 測試差異:ROSE 著重整板平均離子濃度;SIR 則能捕捉局部電化學遷移,並驗證迴焊熱曲線與材料搭配的可靠度。 實務策略:先以 SIR 測試為基準確認材料搭配與熱曲線設定的可靠度,再以 ROSE 測試作為日常產線快速監控工具。 隨著 SMT 表面黏著技術不斷往高密度、細間距方向推進,電路板上微觀的化學殘留,逐漸成為產品隱性失效的主要誘因。當中的 PCB 離子污染,更是引發漏電流、線路短路的關鍵因素。 為了確保產品在高濕、長期運行下的可靠度,業界開發出多種離子清潔度檢測方法。很長一段時間裡,ROSE 測試(溶劑萃取電阻率測試)都是產線快速把關的主流手段;但隨著免洗助焊劑的廣泛應用,表面絕緣電阻測試(SIR)慢慢取代前者,成為評估助焊劑殘留......
攔截隱形缺陷:PCB測試策略與品質控管技術全解析
在電子製造價值鏈中,“良品率”是一項至關重要的指標,直接影響利潤空間。隨著元件封裝尺寸不斷縮小至 01005 甚至更小,傳統的人工目視檢測(MVI)已愈發難以滿足現代電路板對品質控制的嚴苛要求。一塊電路板即便肉眼看似完美無瑕,其內部仍可能潛藏著微觀短路點,或是在 BGA 焊球下隱藏著肉眼不可見的空洞。在實際應用中,一套高效率的電路板偵測系統,本質上就是要在成本投入與故障風險之間尋求動態的平衡。 一、 第一道防線:基於 AOI 技術的視覺檢測創新 自動光學檢測(AOI)如今已成為表面貼裝技術(SMT)生產線上的標準配備。該系統透過利用多角度光源及高速工業相機,將待檢電路板與標準參考樣本(通常被稱為“金板”)進行比對,從而識別出兩者之間的差異或缺陷。 1. 從 2D AOI 到 3D AOI 的演進 早期的 2D AOI 系統僅能偵測平面缺陷,例如元件漏裝、極性反向或文字印刷錯誤等。相較之下,3D AOI 系統則採用了雷射掃描或結構光等技術,能夠精確檢測出焊點高度不均、板體翹曲以及焊點形態異常等缺陷。這些檢測數據對於預測焊點的長期可靠性具有至關重要的意義。 2. 演算法的進步:減少誤報與漏檢 在電路板......