PCB離子污染深度解析:ROSE與SIR兩種清潔度測試的實務對比
1 分鐘
- 一、PCB 離子污染的失效原理
- 二、ROSE 測試的運作原理與應用限制
- 三、SIR 表面絕緣電阻測試的特點
- 四、IPC 規範的演進趨勢
- 結論
- 延伸閱讀
- PCB 離子污染、ROSE 與 SIR 測試常見問題
重點摘要
- 離子污染風險:PCB 表面的離子殘留在「濕氣」與「直流偏壓」同時存在時,可能觸發電化學遷移(ECM),進一步形成枝晶、漏電甚至短路。
- ROSE 測試:透過萃取液電阻率變化換算板面離子總量,約 10~15 分鐘即可完成,適合日常產線快速製程管控。
- SIR 測試:在高溫、高濕及直流偏壓條件下長時間監控表面絕緣電阻,可直接評估助焊劑殘留是否會引發實際漏電失效。
- 測試差異:ROSE 著重整板平均離子濃度;SIR 則能捕捉局部電化學遷移,並驗證迴焊熱曲線與材料搭配的可靠度。
- 實務策略:先以 SIR 測試為基準確認材料搭配與熱曲線設定的可靠度,再以 ROSE 測試作為日常產線快速監控工具。
隨著 SMT 表面黏著技術不斷往高密度、細間距方向推進,電路板上微觀的化學殘留,逐漸成為產品隱性失效的主要誘因。當中的 PCB 離子污染,更是引發漏電流、線路短路的關鍵因素。
為了確保產品在高濕、長期運行下的可靠度,業界開發出多種離子清潔度檢測方法。很長一段時間裡,ROSE 測試(溶劑萃取電阻率測試)都是產線快速把關的主流手段;但隨著免洗助焊劑的廣泛應用,表面絕緣電阻測試(SIR)慢慢取代前者,成為評估助焊劑殘留可靠度的核心指標。
以下就從失效機制、測試原理、規範演變幾個層面,拆解這兩種檢測方式的差異,協助製程工程師在生產良率與產品可靠度之間找到合適的平衡。
一、PCB 離子污染的失效原理
PCBA 組裝製程裡,離子污染物的來源相當廣:電鍍、蝕刻製程殘留的藥液,人員接觸留下的汗液(氯化鈉成分),到波峰焊、迴流焊後沒完全揮發的助焊劑活性劑(多含鹵素或有機酸離子),都是常見來源。
乾燥環境下,這些殘留離子通常不會引發問題;但只要同時具備「濕氣」與「直流偏壓」兩個條件,就會觸發電化學遷移(ECM),最終造成線路失效。
整個破壞過程大致分為四個階段:
- 吸濕解離:高濕環境中,殘留的鹽類、酸性物質會吸收空氣裡的水分,在 PCB 表面形成一層極薄的液膜,進而解離出可自由移動的陰、陽離子(比如氯離子、溴離子)。
- 陽極溶解:在直流電壓作用下,高電位的陽極金屬(銅、錫、銀等)失去電子,氧化成金屬陽離子溶解到表面液膜當中。
- 枝晶生長:金屬陽離子受電場牽引,往低電位的陰極方向移動;到達陰極後得到電子還原成金屬,並以樹枝狀結晶(枝晶)的型態,從陰極往陽極方向慢慢生長。
- 短路威脅:當微觀的金屬枝晶跨越兩個焊盤或線路間距、接觸到陽極時,就會瞬間出現漏電流,嚴重時形成永久短路,甚至燒毀線路。
這類離子污染引發的失效,隨機性高、初期難以察覺,經常是產品出廠數月後才在客戶端爆發問題。因此,準確的清潔度檢測,是預防這類失效的必要手段。
圖 1. 電化學遷移(ECM)與枝晶生長機制
二、ROSE 測試的運作原理與應用限制
從 1970 年代開始,ROSE 測試就被廣泛用於板級離子清潔度檢測。對應 IPC-TM-650 規範的 2.3.25 測試方法,ROSE 測試的核心邏輯,是透過萃取溶液的電阻率變化,換算板子上的離子總量。
1. 測試基本流程
測試時會將 PCBA 浸入密閉測試槽,槽內裝有 75%異丙醇(IPA)加 25%去離子水調配的萃取液。
- 去離子水負責溶解板面的無機離子(比如各種鹽類);
- IPA 則負責溶解有機殘留(比如松香),讓水分子能接觸到被有機物包覆的離子。
當板面離子不斷溶解到溶液裡,溶液導電率會上升、電阻率隨之下降。設備會計算萃取出的離子總量,換算成等效氯化鈉(NaCl)濃度。傳統產線常用的合格門檻是 1.56μg NaCl eq/cm²。
2. 實務上的明顯缺陷
ROSE 測試耗時短(大約 10~15 分鐘就能完成),很適合日常產線的製程管控,但面對現今的高密度製程與免洗製程,有兩個很明顯的侷限:
- 只測量整體平均值:ROSE 算出來的是整塊板子的平均離子濃度,如果一塊大尺寸 PCB 大部分區域都很乾淨,只有 BGA 晶片底部等區域有高濃度離子殘留,平均後的數值仍可能落在合格範圍,但這處局部超標的區域,後續極大概率會出現枝晶短路。
- 難以檢測免洗助焊劑殘留:這也是目前 ROSE 面臨的最大問題。正確迴焊後的免洗助焊劑,樹脂/松香成分會硬化,把活性離子緊緊包覆在內部,常溫下的 IPA 水溶液很難破壞這層硬化樹脂,導致測試讀數偏低,誤以為板面清潔度足夠。
三、SIR 表面絕緣電阻測試的特點
為了彌補 ROSE 在助焊劑殘留可靠度評估上的不足,業界開始採用更貼近真實使用場景的電氣測試方式,也就是表面絕緣電阻測試(SIR)。
依據 IPC-TM-650 的 2.6.3.7 規範,SIR 測試並不是「清洗板子再測溶液」,而是直接把測試樣板(比如 IPC-B-24 梳狀測試板)或實際 PCBA,放在模擬的極端溫濕環境下通電,長時間監控絕緣電阻的變化。
1. 測試執行方式
- 環境設定:測試樣板放置於溫濕試驗箱,常用條件包含 85℃/85% RH,或是更貼合實際使用場景的 40℃/90% RH。
- 偏壓與測試週期:在交錯排布的梳齒線路施加 5V-50V 直流偏壓,連續監控 168 小時也就是 7 天,部分場景測試週期會更長。
- 結果判定:設備持續記錄相鄰線路之間的絕緣電阻。一旦助焊劑殘留的離子在高濕、外加偏壓條件下被激活,開始生成枝晶,絕緣電阻就會顯著衰減。
2. SIR 測試的核心優勢
SIR 測試最直接的價值,是能回答工程師最關心的問題:這些殘留物在產品實際通電、處於潮濕環境時,會不會引發漏電失效。
- 可以捕捉局部失效:不同於 ROSE 的平均值邏輯,只要梳狀線路上任何一處出現電化學遷移,絕緣電阻就會跌破合格線,測試直接判定失敗。
- 可以驗證迴焊熱曲線合理性:如果迴焊預熱不足、峰值溫度不夠,免洗助焊劑的活性劑就無法完全揮發,也沒辦法被樹脂完整封裝。SIR 測試能準確識別這類因熱曲線設定不當導致的殘留活性問題。
圖 2. 試絕緣電阻的 IPC 標準 SIR 梳狀測試板
四、IPC 規範的演進趨勢
近年業界對於離子清潔度檢測的認知,出現了很明顯的轉變。過去很多工廠只看 ROSE 測試的 1.56μg 數值,就認定免洗製程符合可靠度要求,但其實這個判斷並不嚴謹。
IPC 在 J-STD-001G(Amendment 1)當中,做出了關鍵修訂:明確說明傳統 ROSE 測試的數值,不能單獨作為產品清潔度與可靠度的合格判定依據。
新規範要求製造商必須提出客觀證據,具體分成兩個層面:
- 材料與製程驗證:導入新的錫膏、助焊劑,或是變更電路板設計、清洗製程時,必須透過 SIR 測試或是離子層析法(IC),驗證助焊劑殘留的長期可靠度。
- 日常製程監控:完成 SIR 全面驗證、確認製程參數合理之後,ROSE 測試才能作為日常產線的快速抽檢工具。這時候 ROSE 的作用不再是證明板子有多乾淨,而是確認當下的清洗/焊接製程,和當初驗證過的基準製程是否一致。
結論
面對 01005、WLCSP 這類細間距元件,以及車用、醫療電子的高可靠度要求,只靠單一檢測手段已經不足以管控離子污染風險。
ROSE 測試成本低、速度快,適合日常產線快速把關,能及時發現清洗機過濾失效、水質異常這類製程波動。SIR 測試雖然耗時較長、成本更高,但能真實模擬產品實際運行的溫濕偏壓環境,是評估助焊劑殘留可靠度、驗證製程合理性的核心手段。
對 EMS 廠與研發團隊來說,最合理的做法是將兩者搭配運用:先以 SIR 測試為基準,確認材料搭配與熱曲線設定的可靠度;再用 ROSE 測試做為日常監控,確保量產階段每一片 PCBA 的製程穩定性,符合 IPC 規範的安全基準。做好這兩層把關,才能有效降低離子污染帶來的長期失效風險。
延伸閱讀
- 專業製造中的 PCB 清潔度:防止污染並確保長期可靠性 ——進一步了解 PCB 表面污染、清潔度控制與長期可靠度之間的關係。
- 什麼是焊接用的助焊劑?類型、用途與應用完整指南 ——了解助焊劑的類型、作用,以及不同焊接與清潔需求下的應用方式。
- 迴流焊溫度曲線:階段、溫度曲線與優化指南 ——延伸了解預熱、恆溫、峰值及冷卻階段,與助焊劑活化及焊接品質之間的關係。
- SMT 組裝流程詳解與設備介紹:PCBA 製造逐步指南 ——從錫膏印刷、貼片到迴流焊與檢測,了解完整 SMT 組裝流程。
- 為您的 PCB 組裝選擇合適的焊膏 ——進一步了解焊膏與助焊劑成分對焊接品質及組裝後清潔需求的影響。
PCB 離子污染、ROSE 與 SIR 測試常見問題
問:什麼是 PCB 離子污染?
PCB 離子污染是指電路板或 PCBA 表面殘留具有離子性的污染物。常見來源包括電鍍、蝕刻製程殘留的藥液、人員接觸留下的汗液,以及波峰焊、迴流焊後沒有完全揮發的助焊劑活性劑。乾燥環境下這些殘留通常不會立即造成問題,但在濕氣與直流偏壓同時存在時,可能觸發電化學遷移(ECM)。
問:ROSE 測試的基本原理是什麼?
ROSE 測試透過萃取溶液的電阻率變化,換算 PCB 或 PCBA 表面的離子總量。測試時會使用異丙醇與去離子水調配的萃取液,將板面離子溶解到溶液中,再根據導電率與電阻率的變化換算成等效氯化鈉濃度。
問:ROSE 測試與 SIR 測試有什麼主要差異?
ROSE 測試主要量測整塊板子的平均離子濃度,測試速度快,適合日常製程監控。SIR 測試則是在高溫、高濕與直流偏壓環境中長時間監控表面絕緣電阻,主要用來判斷助焊劑等殘留物是否會在實際工作條件下引發漏電與電化學遷移。
問:ROSE 測試的 1.56μg NaCl eq/cm² 可以直接判定 PCB 是否可靠嗎?
不能只依賴這個數值。1.56μg NaCl eq/cm² 是傳統產線常用的 ROSE 測試門檻,但 ROSE 量測的是整板平均離子濃度,而且對被硬化樹脂或松香包覆的免洗助焊劑殘留較不敏感。原稿指出,IPC 在 J-STD-001G(Amendment 1)當中已明確說明,傳統 ROSE 測試數值不能單獨作為產品清潔度與可靠度的合格判定依據。
問:為什麼 ROSE 測試較難檢測免洗助焊劑殘留?
正確迴焊後的免洗助焊劑,其樹脂或松香成分會硬化,把活性離子包覆在內部。常溫下的 IPA 水溶液很難破壞這層硬化樹脂,因此可能造成測試讀數偏低,使板面看起來符合清潔度要求,但局部區域仍可能存在離子殘留。
問:SIR 測試通常在什麼條件下進行?
原稿列出的常見條件包括 85℃/85% RH,或較貼合實際使用場景的 40℃/90% RH。測試時會在交錯排布的梳齒線路施加 5V-50V 直流偏壓,連續監控 168 小時,也就是 7 天,部分場景的測試週期會更長。
問:什麼情況下會發生電化學遷移(ECM)與枝晶生長?
當 PCB 表面同時具備離子污染物、濕氣與直流偏壓時,就可能觸發電化學遷移。污染物吸濕後形成薄液膜,陽極金屬氧化成金屬陽離子,再受電場牽引向陰極方向移動並還原,逐漸形成枝晶。當枝晶跨越兩個焊盤或線路間距並接觸陽極時,就可能產生漏電流甚至永久短路。
問:SIR 測試能否用來驗證迴焊熱曲線?
可以。原稿指出,如果迴焊預熱不足或峰值溫度不夠,免洗助焊劑中的活性劑可能無法完全揮發,也無法被樹脂完整封裝。SIR 測試可以透過長時間的溫濕偏壓測試,識別這類因熱曲線設定不當所造成的殘留活性問題。
問:量產時應該使用 ROSE 還是 SIR 測試?
原稿建議兩者搭配使用,而不是只選其中一種。先以 SIR 測試為基準,確認材料搭配與熱曲線設定的可靠度;完成全面驗證並確認製程參數合理後,再以 ROSE 測試作為日常產線快速監控工具,確認量產階段的清洗與焊接製程是否持續維持在已驗證的基準範圍內。
持續學習
離子污染管控:ROSE與SIR PCB潔淨度檢測
車規電控、醫療植入周邊設備、海上風電與儲能系統,服役環境濕熱且壽命以十年計,PCB表面輕微的離子殘留就會在濕氣加持下誘發漏電、電化學遷移與枝晶生長,客訴表現是間歇性死機、絕緣電阻緩慢崩塌,排查起來毫無頭緒。近年主機廠審核供應商時,PCB cleanliness testing從加分項變成了準入證。 業內評估PCB ionic contamination主要兩條路:ROSE測試(溶劑萃取電阻率法)給出污染的總量指標,SIR測試(surface insulation resistance test)模擬濕熱偏壓下的實際漏電後果。前者快而粗,後者慢而真,只做ROSE越來越難通過車規客戶的審核。 一、兩種檢測的物理原理差異 ROSE測試執行IPC-TM-650 2.3.25:把樣板浸入75%異丙醇與25%去離子水的混合液,恆速攪拌萃取表面可溶離子,連續監測萃取液電阻率變化,換算成氯化鈉當量濃度,單位μg/cm²。傳統判據是1.56μg/cm²(約等於每平方英寸10μg),來自上世紀八十年代軍工清洗規範。 SIR測試執行IPC-TM-650 2.6.3.7及IPC-9202/9203:在標準梳型測試板(叉指......
使用萬用電表辨識電晶體腳位:完整逐步指南
正確辨識電晶體腳位,是每位工程師、電子愛好者與電機電子相關學生在將雙極性接面電晶體(BJT)放入電路前,最先需要檢查的事項之一。若基極、集極或射極判斷錯誤,可能會在第一次上電時損壞元件,或讓原型板在沒有明顯跡象的情況下完全無法運作。 本指南說明在沒有資料表可用時,如何使用萬用電表辨識電晶體腳位。這個方法之所以有效,是因為 BJT 內部由兩個共用同一個基極的 PN 接面構成,結構與二極體中的接面相同。也正因如此,萬用電表的二極體測試模式才是適合用來判斷腳位的工具。 讀完本文後,您將能夠: 找出未標示電晶體上的基極腳位 判斷電晶體是 NPN 還是 PNP 辨識集極與射極 了解 SOT-23 與其他 SMD 封裝所帶來的額外風險 圖:NPN 與 PNP 電晶體符號,顯示基極、集極與射極端子。 測試前先了解電晶體腳位 什麼是基極、集極與射極? BJT 有三個端子: 基極(B):控制端子。此處的小電流會使電晶體導通,並允許更大的電流在集極與射極之間流動。 集極(C):依電晶體類型不同,負責讓較大的電流流入或流出電晶體。 射極(E):電流在回到電源供應端的過程中,會從此端子流出(NPN)或流入(PNP)。 在......
IPC-A-600、IPC-A-610與J-STD-001權責邊界與實務應用
重點摘要 IPC-A-600:適用於未組裝PCB裸板,重點檢查外觀、基材內部完整性及金相切片等可接受性條件。 IPC-A-610:適用於完成組裝的PCBA,作為焊點形貌、元器件貼裝與典型組裝缺陷的外觀驗收依據。 J-STD-001:管控焊接材料、熱工藝參數、人員資格與生產環境,補足IPC-A-610未涵蓋的製程要求。 權責邊界:裸板缺陷通常追溯板廠,組裝外觀缺陷追溯EMS製程,焊接材料與製程違規則依J-STD-001判定。 實務應用:採購文件與生產圖紙應明確標註標準版本及Class等級,並事先約定驗收依據與文件優先順序。 電子製造供應鏈體系中,PCBA測試失效引發的權責歸屬爭議極為常見:裸板製造商主張出廠板材符合驗收規範,EMS組裝廠強調焊接製程參數全程受控,品牌端品管則依據顯微觀測到的細微瑕疵提出拒收訴求。終止此類無休止技術爭議的核心路徑,是回歸業界公認的檢驗與製程標準。在IPC(國際電子工業聯接協會)的龐大標準體系內,三項核心文件構成了硬體製造的品質法理基礎。釐清三者的適用層級與權責邊界,是硬體研發與品質工程師的必備專業能力。 一、IPC-A-600:裸板可接受性的檢驗基準 在任何元器件貼裝工......
細間距封裝下的測試難題:JTAG邊界掃描的實務細節
重點摘要 測試方式轉變:JTAG 邊界掃描捨棄外部物理探針,利用晶片內建的邊界掃描單元完成高密度 PCBA 的板級互連檢測。 IEEE 1149.1:透過 TCK、TMS、TDI、TDO 四線 TAP 存取端口,把測試向量送入晶片內部的邊界掃描單元,定位開路、短路及引腳電平卡死等缺陷。 BSDL 文件:BSDL 記錄晶片的 TAP 引腳、指令寄存器與邊界寄存器資訊,是 ATPG 自動產生板級互連測試程式的重要基礎。 DFT 設計:掃描鏈拓撲、TCK 訊號完整性、TAP 上下拉及測試模式進入條件,都應在 PCB 設計階段預先規劃。 擴大覆蓋:透過叢集測試,JTAG 還能利用支援邊界掃描的主晶片,對 DDR、SPI Flash、I2C 感測器等外圍器件進行檢測。 舊產線慣用的飛針測試、ICT 針床測試,本質都依賴物理探針接觸測試點來完成量測。面對如今的高密度設計,探針根本找不到下針的位置,幾千個 BGA 錫球的焊接是否虛焊、短路,傳統方法幾乎查不了。為了應對這個難題,業界逐步推廣開了 JTAG 邊界掃描技術——簡單說就是捨棄外部物理探針,改用晶片內建的數位電路來完成板級互連檢測。 這項技術改變的不只是......
PCB離子污染深度解析:ROSE與SIR兩種清潔度測試的實務對比
重點摘要 離子污染風險:PCB 表面的離子殘留在「濕氣」與「直流偏壓」同時存在時,可能觸發電化學遷移(ECM),進一步形成枝晶、漏電甚至短路。 ROSE 測試:透過萃取液電阻率變化換算板面離子總量,約 10~15 分鐘即可完成,適合日常產線快速製程管控。 SIR 測試:在高溫、高濕及直流偏壓條件下長時間監控表面絕緣電阻,可直接評估助焊劑殘留是否會引發實際漏電失效。 測試差異:ROSE 著重整板平均離子濃度;SIR 則能捕捉局部電化學遷移,並驗證迴焊熱曲線與材料搭配的可靠度。 實務策略:先以 SIR 測試為基準確認材料搭配與熱曲線設定的可靠度,再以 ROSE 測試作為日常產線快速監控工具。 隨著 SMT 表面黏著技術不斷往高密度、細間距方向推進,電路板上微觀的化學殘留,逐漸成為產品隱性失效的主要誘因。當中的 PCB 離子污染,更是引發漏電流、線路短路的關鍵因素。 為了確保產品在高濕、長期運行下的可靠度,業界開發出多種離子清潔度檢測方法。很長一段時間裡,ROSE 測試(溶劑萃取電阻率測試)都是產線快速把關的主流手段;但隨著免洗助焊劑的廣泛應用,表面絕緣電阻測試(SIR)慢慢取代前者,成為評估助焊劑殘留......
攔截隱形缺陷:PCB測試策略與品質控管技術全解析
在電子製造價值鏈中,“良品率”是一項至關重要的指標,直接影響利潤空間。隨著元件封裝尺寸不斷縮小至 01005 甚至更小,傳統的人工目視檢測(MVI)已愈發難以滿足現代電路板對品質控制的嚴苛要求。一塊電路板即便肉眼看似完美無瑕,其內部仍可能潛藏著微觀短路點,或是在 BGA 焊球下隱藏著肉眼不可見的空洞。在實際應用中,一套高效率的電路板偵測系統,本質上就是要在成本投入與故障風險之間尋求動態的平衡。 一、 第一道防線:基於 AOI 技術的視覺檢測創新 自動光學檢測(AOI)如今已成為表面貼裝技術(SMT)生產線上的標準配備。該系統透過利用多角度光源及高速工業相機,將待檢電路板與標準參考樣本(通常被稱為“金板”)進行比對,從而識別出兩者之間的差異或缺陷。 1. 從 2D AOI 到 3D AOI 的演進 早期的 2D AOI 系統僅能偵測平面缺陷,例如元件漏裝、極性反向或文字印刷錯誤等。相較之下,3D AOI 系統則採用了雷射掃描或結構光等技術,能夠精確檢測出焊點高度不均、板體翹曲以及焊點形態異常等缺陷。這些檢測數據對於預測焊點的長期可靠性具有至關重要的意義。 2. 演算法的進步:減少誤報與漏檢 在電路板......