PCB 組裝中 SMT 測試有哪些不同類型
1 分鐘
- 為何 SMT 測試如此重要?
- PCB 組裝中的 7 大 SMT 測試類型:
- 結論:
完整的電子解決方案為了縮小體積與節省空間,皆採用表面黏著元件。雖然 SMT 元件的功能與插件式(TH)元件相似,但因其體積小且可雙面組裝,通常成為首選。在開發大量生產時,成本更是首要考量——SMT 元件價格低廉,使我們能大量採用。然而,體積縮小也讓檢測與維修變得更加困難。產品上市前需經過多項測試,這些測試都與 PCB 及其元件息息相關。
組裝流程一開始,點膠機會先把電子元件擺放到 PCB 上。為了建立正確連接,元件必須精準定位。接著 PCB 進入回流銲接,利用高溫熔化銲膏,使元件與 PCB 形成牢固接合。完成後,PCB 會接受 SMT 測試,以找出任何組裝缺陷。測試可確保每顆元件都正確就位。今天我們將介紹 PCB 組裝中常見的各種 SMT 測試類型,以及它們在維護產品品質中所扮演的角色。
為何 SMT 測試如此重要?
若在製程早期發現問題,就能透過重工或停產來降低維修成本。為了確保最終產品達到高品質標準、提高可靠度並減少退貨,持續測試不可或缺。完善的 SMT 板階測試能確保組裝後的 PCB 如預期運作並符合設計規範。
PCB 組裝中的 7 大 SMT 測試類型:
1. 自動光學檢測(AOI):
回流銲接後,AOI 是常見的 SMT 測試設備。AOI 利用高解析度相機檢視銲點,檢查銲接品質與元件定位,可發現銲點偏移、虛銲、缺件等問題。AOI 是早期揪出缺陷的關鍵工具,其高速檢測相機還能以 3D 方式呈現缺陷。
2. 目視檢查
儘管 AOI 等自動化方法能找出許多缺陷,某些情況仍需人工目視。因為設備可能遺漏細微問題。操作員會使用顯微鏡或放大鏡進行手動 SMT 測試,通常檢查元件損傷或銲接品質。需經驗豐富的技術人員才能辨識偏移、銲橋、缺件等缺陷。
3. 銲膏檢測(SPI)
SPI 用於檢查 PCB 上銲膏印刷的品質,確保銲膏位置與體積正確。設備利用 3D 雷射掃描量測銲膏高度與形狀,在元件擺放前及早發現橋接或偏移等缺陷。銲膏印刷是後續銲接成功的基礎。
4. X 光檢測(AXI)
X 光檢測可看穿元件下方,找出隱藏銲點缺陷,常用於 QFN(無引腳方形扁平封裝)與 BGA(球柵陣列)等封裝。傳統缺陷檢測 方法對這類封裝效果有限。X 光能發現光學檢測無法看到的缺球、橋接、孔洞等問題,BGA 下方可能出現空洞、冷銲、枕頭效應等缺陷,必須透過 X 光確認銲點完整性。
5. 飛針測試
飛針測試無需針床或專用測試治具,適用於原型板與小量生產。所有元件組裝完成後進行,可驗證板階電性並即時發現問題。測試機透過軟體控制可移動探針,接觸測試點並施加或量測訊號。雖省去治具成本,設備本身昂貴,且單次可同時使用的飛針數量有限,吞吐量較低,但電性檢查能力與 ICT 相似。
6. 線上測試(ICT)
ICT 與飛針測試類似,但更適合大量生產,用於檢驗 PCB 上每顆元件與每條連線。測試使用針床同時接觸所有測試點,確認無開路、短路或元件值錯誤。ICT 需專用治具(俗稱針床),逐一量測每條網路與元件,可檢查元件是否存在、方向是否正確,並量測電阻、電容與二極體壓降。
7. 邊界掃描(JTAG 測試)
邊界掃描利用符合 JTAG(Joint Test Action Group)標準的 IC 內建測試功能。此測試流程於 2000 年代初由多家公司共同制定,旨在標準化測試方法。無需實體接觸即可驗證元件間的連接狀態。
結論:
每種測試方法都有特定目的,無論是檢測銲接缺陷或驗證電路功能。從基本的銲膏檢測(SPI)到先進的 X 光分析、自動光學檢測(AOI)與功能測試,現代SMT 產線 皆結合自動與手動檢查。這種多層次做法可同時發現常見與罕見缺陷,確保客戶滿意度、降低昂貴的市場退貨,並顯著減少生產錯誤。
持續學習
離子污染管控:ROSE與SIR PCB潔淨度檢測
車規電控、醫療植入周邊設備、海上風電與儲能系統,服役環境濕熱且壽命以十年計,PCB表面輕微的離子殘留就會在濕氣加持下誘發漏電、電化學遷移與枝晶生長,客訴表現是間歇性死機、絕緣電阻緩慢崩塌,排查起來毫無頭緒。近年主機廠審核供應商時,PCB cleanliness testing從加分項變成了準入證。 業內評估PCB ionic contamination主要兩條路:ROSE測試(溶劑萃取電阻率法)給出污染的總量指標,SIR測試(surface insulation resistance test)模擬濕熱偏壓下的實際漏電後果。前者快而粗,後者慢而真,只做ROSE越來越難通過車規客戶的審核。 一、兩種檢測的物理原理差異 ROSE測試執行IPC-TM-650 2.3.25:把樣板浸入75%異丙醇與25%去離子水的混合液,恆速攪拌萃取表面可溶離子,連續監測萃取液電阻率變化,換算成氯化鈉當量濃度,單位μg/cm²。傳統判據是1.56μg/cm²(約等於每平方英寸10μg),來自上世紀八十年代軍工清洗規範。 SIR測試執行IPC-TM-650 2.6.3.7及IPC-9202/9203:在標準梳型測試板(叉指......
使用萬用電表辨識電晶體腳位:完整逐步指南
正確辨識電晶體腳位,是每位工程師、電子愛好者與電機電子相關學生在將雙極性接面電晶體(BJT)放入電路前,最先需要檢查的事項之一。若基極、集極或射極判斷錯誤,可能會在第一次上電時損壞元件,或讓原型板在沒有明顯跡象的情況下完全無法運作。 本指南說明在沒有資料表可用時,如何使用萬用電表辨識電晶體腳位。這個方法之所以有效,是因為 BJT 內部由兩個共用同一個基極的 PN 接面構成,結構與二極體中的接面相同。也正因如此,萬用電表的二極體測試模式才是適合用來判斷腳位的工具。 讀完本文後,您將能夠: 找出未標示電晶體上的基極腳位 判斷電晶體是 NPN 還是 PNP 辨識集極與射極 了解 SOT-23 與其他 SMD 封裝所帶來的額外風險 圖:NPN 與 PNP 電晶體符號,顯示基極、集極與射極端子。 測試前先了解電晶體腳位 什麼是基極、集極與射極? BJT 有三個端子: 基極(B):控制端子。此處的小電流會使電晶體導通,並允許更大的電流在集極與射極之間流動。 集極(C):依電晶體類型不同,負責讓較大的電流流入或流出電晶體。 射極(E):電流在回到電源供應端的過程中,會從此端子流出(NPN)或流入(PNP)。 在......
IPC-A-600、IPC-A-610與J-STD-001權責邊界與實務應用
重點摘要 IPC-A-600:適用於未組裝PCB裸板,重點檢查外觀、基材內部完整性及金相切片等可接受性條件。 IPC-A-610:適用於完成組裝的PCBA,作為焊點形貌、元器件貼裝與典型組裝缺陷的外觀驗收依據。 J-STD-001:管控焊接材料、熱工藝參數、人員資格與生產環境,補足IPC-A-610未涵蓋的製程要求。 權責邊界:裸板缺陷通常追溯板廠,組裝外觀缺陷追溯EMS製程,焊接材料與製程違規則依J-STD-001判定。 實務應用:採購文件與生產圖紙應明確標註標準版本及Class等級,並事先約定驗收依據與文件優先順序。 電子製造供應鏈體系中,PCBA測試失效引發的權責歸屬爭議極為常見:裸板製造商主張出廠板材符合驗收規範,EMS組裝廠強調焊接製程參數全程受控,品牌端品管則依據顯微觀測到的細微瑕疵提出拒收訴求。終止此類無休止技術爭議的核心路徑,是回歸業界公認的檢驗與製程標準。在IPC(國際電子工業聯接協會)的龐大標準體系內,三項核心文件構成了硬體製造的品質法理基礎。釐清三者的適用層級與權責邊界,是硬體研發與品質工程師的必備專業能力。 一、IPC-A-600:裸板可接受性的檢驗基準 在任何元器件貼裝工......
細間距封裝下的測試難題:JTAG邊界掃描的實務細節
重點摘要 測試方式轉變:JTAG 邊界掃描捨棄外部物理探針,利用晶片內建的邊界掃描單元完成高密度 PCBA 的板級互連檢測。 IEEE 1149.1:透過 TCK、TMS、TDI、TDO 四線 TAP 存取端口,把測試向量送入晶片內部的邊界掃描單元,定位開路、短路及引腳電平卡死等缺陷。 BSDL 文件:BSDL 記錄晶片的 TAP 引腳、指令寄存器與邊界寄存器資訊,是 ATPG 自動產生板級互連測試程式的重要基礎。 DFT 設計:掃描鏈拓撲、TCK 訊號完整性、TAP 上下拉及測試模式進入條件,都應在 PCB 設計階段預先規劃。 擴大覆蓋:透過叢集測試,JTAG 還能利用支援邊界掃描的主晶片,對 DDR、SPI Flash、I2C 感測器等外圍器件進行檢測。 舊產線慣用的飛針測試、ICT 針床測試,本質都依賴物理探針接觸測試點來完成量測。面對如今的高密度設計,探針根本找不到下針的位置,幾千個 BGA 錫球的焊接是否虛焊、短路,傳統方法幾乎查不了。為了應對這個難題,業界逐步推廣開了 JTAG 邊界掃描技術——簡單說就是捨棄外部物理探針,改用晶片內建的數位電路來完成板級互連檢測。 這項技術改變的不只是......
PCB離子污染深度解析:ROSE與SIR兩種清潔度測試的實務對比
重點摘要 離子污染風險:PCB 表面的離子殘留在「濕氣」與「直流偏壓」同時存在時,可能觸發電化學遷移(ECM),進一步形成枝晶、漏電甚至短路。 ROSE 測試:透過萃取液電阻率變化換算板面離子總量,約 10~15 分鐘即可完成,適合日常產線快速製程管控。 SIR 測試:在高溫、高濕及直流偏壓條件下長時間監控表面絕緣電阻,可直接評估助焊劑殘留是否會引發實際漏電失效。 測試差異:ROSE 著重整板平均離子濃度;SIR 則能捕捉局部電化學遷移,並驗證迴焊熱曲線與材料搭配的可靠度。 實務策略:先以 SIR 測試為基準確認材料搭配與熱曲線設定的可靠度,再以 ROSE 測試作為日常產線快速監控工具。 隨著 SMT 表面黏著技術不斷往高密度、細間距方向推進,電路板上微觀的化學殘留,逐漸成為產品隱性失效的主要誘因。當中的 PCB 離子污染,更是引發漏電流、線路短路的關鍵因素。 為了確保產品在高濕、長期運行下的可靠度,業界開發出多種離子清潔度檢測方法。很長一段時間裡,ROSE 測試(溶劑萃取電阻率測試)都是產線快速把關的主流手段;但隨著免洗助焊劑的廣泛應用,表面絕緣電阻測試(SIR)慢慢取代前者,成為評估助焊劑殘留......
攔截隱形缺陷:PCB測試策略與品質控管技術全解析
在電子製造價值鏈中,“良品率”是一項至關重要的指標,直接影響利潤空間。隨著元件封裝尺寸不斷縮小至 01005 甚至更小,傳統的人工目視檢測(MVI)已愈發難以滿足現代電路板對品質控制的嚴苛要求。一塊電路板即便肉眼看似完美無瑕,其內部仍可能潛藏著微觀短路點,或是在 BGA 焊球下隱藏著肉眼不可見的空洞。在實際應用中,一套高效率的電路板偵測系統,本質上就是要在成本投入與故障風險之間尋求動態的平衡。 一、 第一道防線:基於 AOI 技術的視覺檢測創新 自動光學檢測(AOI)如今已成為表面貼裝技術(SMT)生產線上的標準配備。該系統透過利用多角度光源及高速工業相機,將待檢電路板與標準參考樣本(通常被稱為“金板”)進行比對,從而識別出兩者之間的差異或缺陷。 1. 從 2D AOI 到 3D AOI 的演進 早期的 2D AOI 系統僅能偵測平面缺陷,例如元件漏裝、極性反向或文字印刷錯誤等。相較之下,3D AOI 系統則採用了雷射掃描或結構光等技術,能夠精確檢測出焊點高度不均、板體翹曲以及焊點形態異常等缺陷。這些檢測數據對於預測焊點的長期可靠性具有至關重要的意義。 2. 演算法的進步:減少誤報與漏檢 在電路板......