This website requires JavaScript.
優惠券
寄往
部落格

攔截隱形缺陷:PCB測試策略與品質控管技術全解析

最初發布於 Apr 10, 2026, 更新於 Aug 13, 2026

1 分鐘

目錄
  • 一、 第一道防線:基於 AOI 技術的視覺檢測創新
  • 二、電氣功能檢測:針床測試與飛針測試之比較
  • 三、深層缺陷檢測:X 光檢測與功能測試
  • 四、測試覆蓋率與首次通過率(FPY)
  • 五、設計階段的可測試性考量(DFM與DFT)
  • 结语

在電子製造價值鏈中,“良品率”是一項至關重要的指標,直接影響利潤空間。隨著元件封裝尺寸不斷縮小至 01005 甚至更小,傳統的人工目視檢測(MVI)已愈發難以滿足現代電路板對品質控制的嚴苛要求。一塊電路板即便肉眼看似完美無瑕,其內部仍可能潛藏著微觀短路點,或是在 BGA 焊球下隱藏著肉眼不可見的空洞。在實際應用中,一套高效率的電路板偵測系統,本質上就是要在成本投入與故障風險之間尋求動態的平衡。

一、 第一道防線:基於 AOI 技術的視覺檢測創新

自動光學檢測(AOI)如今已成為表面貼裝技術(SMT)生產線上的標準配備。該系統透過利用多角度光源及高速工業相機,將待檢電路板與標準參考樣本(通常被稱為“金板”)進行比對,從而識別出兩者之間的差異或缺陷。

1. 從 2D AOI 到 3D AOI 的演進

早期的 2D AOI 系統僅能偵測平面缺陷,例如元件漏裝、極性反向或文字印刷錯誤等。相較之下,3D AOI 系統則採用了雷射掃描或結構光等技術,能夠精確檢測出焊點高度不均、板體翹曲以及焊點形態異常等缺陷。這些檢測數據對於預測焊點的長期可靠性具有至關重要的意義。

2. 演算法的進步:減少誤報與漏檢

在電路板檢測環節中,過多的誤報會給人工操作員帶來沉重的負擔,因為他們必須逐一手動核實每一個被系統標記的疑似問題。現代 AOI 系統已引入深度學習模型,能夠自動識別並過濾掉那些由微小的印刷偏差或環境光線幹擾所引發的誤報訊號;這項改進使得工程師能夠將精力集中於解決那些真正源自於製程本身的缺陷。

二、電氣功能檢測:針床測試與飛針測試之比較

完成視覺檢測後,需對電路邏輯完整性進行驗證。此階段常見兩種技術路徑:針床式在線測試(ICT)與可靈活部署的飛針測試。  

1.ICT(針床測試):適用大批量生產

  • 透過專用針床夾具,ICT 可同時接觸數百個測試點。
  • 物理特性:電阻、電容、電感及二極體等元件進行靜態測試。
  • 優勢:測試速度極快,數秒內即可完成複雜板件檢測,因而成為高產量產品的主要方案。
  • 缺點:則集中於夾具成本昂貴且缺乏彈性,設計變更通常需要重新製作夾具。

2. 飛針測試:適合研發及小批量產品

飛針測試依靠數個電機驅動的探針在 XY 軸快速移動,接觸不同焊盤來完成測試。

  • 靈活性:無需昂貴的夾具,只需透過 CAD 文件就能快速配置測試程序。
  • 精確度:對微小測試點有較高的定位精度。
  • ROI:單板測試時間可能較長,但在新產品導入期或中小批量訂單中,時間和成本投入上的彈性具有明顯的優勢。

pcb ict bed of nails vs flying probe

圖1.針床與飛針對比

三、深層缺陷檢測:X 光檢測與功能測試

就算 AOI 和電氣測試都完成了,還是會有隱藏的缺陷需要進一步檢查。

1. AXI(自動 X 光檢測)

針對 BGA、QFN及配備散熱焊盤的封裝,視覺檢測無法突破元件底部。AXI 利用 X 光穿透技術檢視焊球的形狀、對稱性及內部空洞比例。依據IPC標準,高空洞率會降低導熱效果並增加熱疲勞裂紋風險,因此成為品質控管的重要指標。

2. 功能測試(FCT)

最後階段的測試模擬實際使用環境,涵蓋電源供應、韌體燒錄、通訊協議驗證及輸入輸出模擬,是確保產品上市前可靠性的關鍵環節。

四、測試覆蓋率與首次通過率(FPY)

“首次通過率”是衡量測試效能和生產效率的重要指標,計算方式為通過數除以總檢測數。

fpy

若 FPY 偏低,代表重工成本攀升。結合 AOI、ICT 及 AXI 等數據,工程師得以追溯並優化前段 SMT 的鋼網印刷或貼片精度,形成品質閉環。

pcb test strategy defect intercept funnel

圖2.各測試階段對缺陷攔截率的貢獻曲線

五、設計階段的可測試性考量(DFM與DFT)

  • 測試點規劃應於關鍵信號線上預留直徑大於 0.8 毫米之測試點,且保持間距符合 ICT 夾具要求。
  • 在設計時要預留一些空間給飛針測試和 AOI 工藝邊界(也就是 Tooling Strips),這樣可以避免工具損壞板邊元件。
  • 高質量的基準點可以提高 AOI 的定位精度,從而降低錯誤報警的次數。

 jlcpcb pcb assembly service banner 1

结语

電路板測試不僅是一種技術手段,更是工程理念的一種體現。從AOI(自動光學檢測)所進行的視覺檢測,到ICT(線上測試)所實施的電氣測試,其根本目標在於在成本效益與產品可靠性之間尋求合理的平衡。硬體工程師必須對各類測試方法的特性及限制有著深刻的理解,以確保其設計方案不僅止步於原型驗證階段,更能真正具備量產條件並具備市場競爭力。為確保電子電路板品質的一致性,製造商應選擇那些配備了自動化AOI、飛針測試及X射線偵測能力的合作夥伴。與此類供應商建立合作關係,將有力地保障每一塊電路板的出廠品質均達到可靠標準。

持續學習