什麼是釘床測試治具
1 分鐘
- 什麼是釘床測試治具?
- 釘床治具的關鍵元件
- 釘床治具的類型
- 為何選擇釘床測試
- 釘床測試 vs 飛針測試
- 結論
在電子產品製造中,測試至關重要。它是決定產品工作狀態最關鍵的一環。產品需要經歷多種測試程序。與組裝公司合作時,測試可能耗費大量時間,為了減少人力與時間,應制定一套操作指引。為此,設計了「釘床測試」(BED OF NAILS),讓我們可以製作一種治具,直接透過連接板上的測試點來測試原型。整個程序由自動化測試控制,操作簡單、快速且高效。這種專業測試工具在大量生產中扮演關鍵角色。我們必須建立一個講求速度、精度與可重複性的環境。本文將介紹什麼是釘床治具,以及如何透過 JIG 進行測試。
什麼是釘床測試治具?
釘床只是一個機械平台,上面裝有彈簧式頂針,系統中稱為「釘子」。這些頂針作為探針,接觸 PCB 上的各種測試點。當電路板放入治具並閉合時,頂針會精準對準 PCB 上的測試點。接著可依產品規格施加或觀察特定訊號,若一切正常,產品即通過測試。
它也是一種歷史悠久、廣泛用於印刷電路板(PCB)線上測試(ICT)的電子測試治具。固定待測物(DUT)所需的力量可手動施加,或透過真空系統將板子向下吸附,確保均勻且穩定的接觸。
釘床治具的關鍵元件
1. 測試探針(Pogo Pins):彈簧式金屬探針,可與 PCB 上的測試點建立暫時接觸。這些探針非常精密,內部有彈簧,需小心使用。
2. 治具底座:機械底座帶有插槽,作為PCB 固定座。機械平台固定測試探針並與 PCB 對準,使 PCB 以微小間隙精準定位即可開始測試。
3. 對準機構:機械導引柱或導銷,確保 PCB 放置準確。必要時可依 Z 軸及 X、Y 軸進行對準。
4. 壓板或真空吸附:施加壓力使 PCB 與測試探針保持接觸,無需手動測試,全自動完成。
5. 介面電路:將探針連接至自動測試設備(ATE)、電腦或測試軟體,對引腳施加訊號並讀取輸出訊號,透過分析輸出訊號完成測試。測試軟體分析訊號以偵測以下故障:
- 開路
- 短路
- 元件值錯誤
- 焊點不良
釘床治具的類型
釘床治具通常分為兩大類:
- 真空治具:利用真空機制將待測物吸附至頂針上。由於壓力均勻且機械變形小,訊號保真度優異,但結構複雜、成本較高。
- 壓合式治具:機械結構簡單且成本較低,但接觸力可能略有差異,影響高精度應用的測試可靠性。
製作測試治具可能需要 1 個月,約 25 至 40 天,視測試複雜度與電路而定。
為何選擇釘床測試
此測試程序可同時連接多個測試點,實現快速測試。由於治具一次製作完成,可測試近 10 萬片 PCB,對量產幫助極大。不僅單點連接,複雜設計中可連接數千支探針,覆蓋率極高。它節省時間與人力,降低整體測試成本。為進一步壓低原型與生產費用,許多工程師選用 JLCPCB 進行經濟的 PCB 製造與組裝,確保生產與測試皆高效。
然而,治具一次性製作成本高昂,但完成後可長期使用。客製化治具價格極高,若設計變更,無法直接放入新 PCB,必須重新製作,這是重大缺點。此外,PCB 需預留多個測試點或銅箔面,在高密度板上不易實現。
釘床測試 vs 飛針測試
結論
儘管初期投資高昂,一旦架設完成,測試將帶來諸多優勢:
- 測試速度快
- 精度高
其一致性的結果使其成為現今快節奏生產環境中維持產品品質的關鍵工具。隨著 PCB 日益複雜,釘床測試持續進化,無論採用真空系統或機械壓合治具,始終是核心策略。
持續學習
離子污染管控:ROSE與SIR PCB潔淨度檢測
車規電控、醫療植入周邊設備、海上風電與儲能系統,服役環境濕熱且壽命以十年計,PCB表面輕微的離子殘留就會在濕氣加持下誘發漏電、電化學遷移與枝晶生長,客訴表現是間歇性死機、絕緣電阻緩慢崩塌,排查起來毫無頭緒。近年主機廠審核供應商時,PCB cleanliness testing從加分項變成了準入證。 業內評估PCB ionic contamination主要兩條路:ROSE測試(溶劑萃取電阻率法)給出污染的總量指標,SIR測試(surface insulation resistance test)模擬濕熱偏壓下的實際漏電後果。前者快而粗,後者慢而真,只做ROSE越來越難通過車規客戶的審核。 一、兩種檢測的物理原理差異 ROSE測試執行IPC-TM-650 2.3.25:把樣板浸入75%異丙醇與25%去離子水的混合液,恆速攪拌萃取表面可溶離子,連續監測萃取液電阻率變化,換算成氯化鈉當量濃度,單位μg/cm²。傳統判據是1.56μg/cm²(約等於每平方英寸10μg),來自上世紀八十年代軍工清洗規範。 SIR測試執行IPC-TM-650 2.6.3.7及IPC-9202/9203:在標準梳型測試板(叉指......
使用萬用電表辨識電晶體腳位:完整逐步指南
正確辨識電晶體腳位,是每位工程師、電子愛好者與電機電子相關學生在將雙極性接面電晶體(BJT)放入電路前,最先需要檢查的事項之一。若基極、集極或射極判斷錯誤,可能會在第一次上電時損壞元件,或讓原型板在沒有明顯跡象的情況下完全無法運作。 本指南說明在沒有資料表可用時,如何使用萬用電表辨識電晶體腳位。這個方法之所以有效,是因為 BJT 內部由兩個共用同一個基極的 PN 接面構成,結構與二極體中的接面相同。也正因如此,萬用電表的二極體測試模式才是適合用來判斷腳位的工具。 讀完本文後,您將能夠: 找出未標示電晶體上的基極腳位 判斷電晶體是 NPN 還是 PNP 辨識集極與射極 了解 SOT-23 與其他 SMD 封裝所帶來的額外風險 圖:NPN 與 PNP 電晶體符號,顯示基極、集極與射極端子。 測試前先了解電晶體腳位 什麼是基極、集極與射極? BJT 有三個端子: 基極(B):控制端子。此處的小電流會使電晶體導通,並允許更大的電流在集極與射極之間流動。 集極(C):依電晶體類型不同,負責讓較大的電流流入或流出電晶體。 射極(E):電流在回到電源供應端的過程中,會從此端子流出(NPN)或流入(PNP)。 在......
IPC-A-600、IPC-A-610與J-STD-001權責邊界與實務應用
重點摘要 IPC-A-600:適用於未組裝PCB裸板,重點檢查外觀、基材內部完整性及金相切片等可接受性條件。 IPC-A-610:適用於完成組裝的PCBA,作為焊點形貌、元器件貼裝與典型組裝缺陷的外觀驗收依據。 J-STD-001:管控焊接材料、熱工藝參數、人員資格與生產環境,補足IPC-A-610未涵蓋的製程要求。 權責邊界:裸板缺陷通常追溯板廠,組裝外觀缺陷追溯EMS製程,焊接材料與製程違規則依J-STD-001判定。 實務應用:採購文件與生產圖紙應明確標註標準版本及Class等級,並事先約定驗收依據與文件優先順序。 電子製造供應鏈體系中,PCBA測試失效引發的權責歸屬爭議極為常見:裸板製造商主張出廠板材符合驗收規範,EMS組裝廠強調焊接製程參數全程受控,品牌端品管則依據顯微觀測到的細微瑕疵提出拒收訴求。終止此類無休止技術爭議的核心路徑,是回歸業界公認的檢驗與製程標準。在IPC(國際電子工業聯接協會)的龐大標準體系內,三項核心文件構成了硬體製造的品質法理基礎。釐清三者的適用層級與權責邊界,是硬體研發與品質工程師的必備專業能力。 一、IPC-A-600:裸板可接受性的檢驗基準 在任何元器件貼裝工......
細間距封裝下的測試難題:JTAG邊界掃描的實務細節
重點摘要 測試方式轉變:JTAG 邊界掃描捨棄外部物理探針,利用晶片內建的邊界掃描單元完成高密度 PCBA 的板級互連檢測。 IEEE 1149.1:透過 TCK、TMS、TDI、TDO 四線 TAP 存取端口,把測試向量送入晶片內部的邊界掃描單元,定位開路、短路及引腳電平卡死等缺陷。 BSDL 文件:BSDL 記錄晶片的 TAP 引腳、指令寄存器與邊界寄存器資訊,是 ATPG 自動產生板級互連測試程式的重要基礎。 DFT 設計:掃描鏈拓撲、TCK 訊號完整性、TAP 上下拉及測試模式進入條件,都應在 PCB 設計階段預先規劃。 擴大覆蓋:透過叢集測試,JTAG 還能利用支援邊界掃描的主晶片,對 DDR、SPI Flash、I2C 感測器等外圍器件進行檢測。 舊產線慣用的飛針測試、ICT 針床測試,本質都依賴物理探針接觸測試點來完成量測。面對如今的高密度設計,探針根本找不到下針的位置,幾千個 BGA 錫球的焊接是否虛焊、短路,傳統方法幾乎查不了。為了應對這個難題,業界逐步推廣開了 JTAG 邊界掃描技術——簡單說就是捨棄外部物理探針,改用晶片內建的數位電路來完成板級互連檢測。 這項技術改變的不只是......
PCB離子污染深度解析:ROSE與SIR兩種清潔度測試的實務對比
重點摘要 離子污染風險:PCB 表面的離子殘留在「濕氣」與「直流偏壓」同時存在時,可能觸發電化學遷移(ECM),進一步形成枝晶、漏電甚至短路。 ROSE 測試:透過萃取液電阻率變化換算板面離子總量,約 10~15 分鐘即可完成,適合日常產線快速製程管控。 SIR 測試:在高溫、高濕及直流偏壓條件下長時間監控表面絕緣電阻,可直接評估助焊劑殘留是否會引發實際漏電失效。 測試差異:ROSE 著重整板平均離子濃度;SIR 則能捕捉局部電化學遷移,並驗證迴焊熱曲線與材料搭配的可靠度。 實務策略:先以 SIR 測試為基準確認材料搭配與熱曲線設定的可靠度,再以 ROSE 測試作為日常產線快速監控工具。 隨著 SMT 表面黏著技術不斷往高密度、細間距方向推進,電路板上微觀的化學殘留,逐漸成為產品隱性失效的主要誘因。當中的 PCB 離子污染,更是引發漏電流、線路短路的關鍵因素。 為了確保產品在高濕、長期運行下的可靠度,業界開發出多種離子清潔度檢測方法。很長一段時間裡,ROSE 測試(溶劑萃取電阻率測試)都是產線快速把關的主流手段;但隨著免洗助焊劑的廣泛應用,表面絕緣電阻測試(SIR)慢慢取代前者,成為評估助焊劑殘留......
攔截隱形缺陷:PCB測試策略與品質控管技術全解析
在電子製造價值鏈中,“良品率”是一項至關重要的指標,直接影響利潤空間。隨著元件封裝尺寸不斷縮小至 01005 甚至更小,傳統的人工目視檢測(MVI)已愈發難以滿足現代電路板對品質控制的嚴苛要求。一塊電路板即便肉眼看似完美無瑕,其內部仍可能潛藏著微觀短路點,或是在 BGA 焊球下隱藏著肉眼不可見的空洞。在實際應用中,一套高效率的電路板偵測系統,本質上就是要在成本投入與故障風險之間尋求動態的平衡。 一、 第一道防線:基於 AOI 技術的視覺檢測創新 自動光學檢測(AOI)如今已成為表面貼裝技術(SMT)生產線上的標準配備。該系統透過利用多角度光源及高速工業相機,將待檢電路板與標準參考樣本(通常被稱為“金板”)進行比對,從而識別出兩者之間的差異或缺陷。 1. 從 2D AOI 到 3D AOI 的演進 早期的 2D AOI 系統僅能偵測平面缺陷,例如元件漏裝、極性反向或文字印刷錯誤等。相較之下,3D AOI 系統則採用了雷射掃描或結構光等技術,能夠精確檢測出焊點高度不均、板體翹曲以及焊點形態異常等缺陷。這些檢測數據對於預測焊點的長期可靠性具有至關重要的意義。 2. 演算法的進步:減少誤報與漏檢 在電路板......