PCB 失效分析:了解原因與解決方案
1 分鐘
- 1. 什麼是 PCB 失效分析?
- 2. PCB 失效的常見原因
- 3. PCB 失效的類型
- 4. PCB 失效分析的重要性
- 5. PCB 失效檢測技術
- 6. PCB 失效預防的最佳實踐
- 結論
印刷電路板(PCB)失效分析對於找出並解決導致電子設備停止運作的問題至關重要。PCB 極為複雜,具有多層相互作用的電路,因此很難理解故障原因。一個受損的元件可能導致整個系統癱瘓。透過進行失效分析,製造商可以提高 PCB 設計的可靠性,並防止問題再次發生。
本文深入探討 PCB 失效分析的重要性,介紹常見的失效原因、失效類型,以及進行分析的最佳方法,以確保電子產品的安全性。
1. 什麼是 PCB 失效分析?
PCB 失效分析是研究印刷電路板無法正常運作的原因。這項研究對於提高產品可靠性並降低昂貴召回或現場故障的風險非常重要。PCB 對電子設備的性能至關重要,因此了解其失效方式有助於設計師在未來開發出更好的產品。
一次完整的失效分析包括多個步驟,如實體檢查、使用診斷工具,以及在實驗室進行詳細測試。透過這類研究,工程師可以修改設計或製程,以防止再次發生失效。
2. PCB 失效的常見原因
印刷電路板可能因多種原因失效,包括材料問題與環境壓力。最常見的原因如下:
材料缺陷:使用低品質材料製造 PCB 可能導致銅箔損壞或分層等問題。使用不符合標準的基材或銅層會增加長期可靠性的風險。
焊接問題:不正確的焊接可能導致連接不良或冷焊點,進而造成間歇性故障。回流不足、焊錫橋接或焊錫過多也可能導致電氣短路。
環境壓力:溫度變化、濕度與振動是 PCB 常需面對的環境因素,特別是在工業或汽車應用中。這些壓力長期下來可能導致板子變形、破裂或磨損。
設計缺陷:PCB 結構規劃不當可能導致串擾與電磁干擾(EMI),影響訊號完整性。走線錯誤或零件間距不足也可能導致過早失效。
元件過熱:若熱管理不當,元件或板子本身可能因過熱而停止運作。高工作溫度會加速材料(如焊點)劣化,縮短 PCB 的整體壽命。
3. PCB 失效的類型
不同的 PCB 失效會依問題原因與板子所處環境而表現出不同形式。以下是 PCB 設計中常見的問題類型:
開路:開路是指走線或連接斷裂,導致電流無法流通。這可能由材料疲勞、機械應力或製程中焊接不良引起。
短路:兩條應保持分離的導電線意外接觸,導致異常電流流動。短路通常由焊錫橋接或走線間絕緣破損引起。
電遷移:當大電流導致金屬原子在走線中移動,使走線變細最終斷裂。此問題常見於高功率環境,會隨時間降低 PCB 的可用性。
分層:分層是指 PCB 各層因機械應力、溫度變化或材料缺陷而剝離。此類失效會嚴重影響板子的結構與電氣性能。
腐蝕:暴露於濕氣或惡劣環境可能導致金屬走線與焊點腐蝕,最終使 PCB 失效。適當的塗層與密封可降低腐蝕風險。
4. PCB 失效分析的重要性
進行 PCB 失效分析的重要性包括以下幾點:
提高產品可靠性:找出產品失效的根本原因,工程師可進行設計調整,使產品更可靠。
降低成本:及早發現並修正 PCB 缺陷,可大幅節省製造成本,避免重工、召回或保固索賠。
最佳化性能:失效分析有助於企業確保其 PCB 設計在各種環境下都能發揮最佳性能。
提升安全性:在醫療設備或汽車電子等關鍵應用中,PCB 失效可能導致嚴重後果。徹底的失效分析可降低安全風險。
5. PCB 失效檢測技術
我們可以透過多種方法來檢測與研究 PCB 失效。以下是一些最常用的技術:
目視檢查:仔細檢查 PCB 表面,有助於發現裂縫、燒焦或零件缺失等表面缺陷。此方法僅能看到表面問題,但可快速提供潛在問題的線索。
X 光成像:利用 X 光檢查可發現焊接問題、內部裂縫或板層空洞等隱藏問題。此方法為非破壞性,非常適合用於多層 PCB 的問題檢測。
熱成像:熱成像可找出 PCB 上的熱點,這些熱點可能表示電氣短路或元件燒毀。此方法有助於發現肉眼無法察覺的問題區域。
電氣測試:透過導通測試與電阻量測,可發現板上的開路或短路。工程師可透過電氣性能量測快速找出失效位置。
切片分析:為進行更深入的分析,工程師可能會切割 PCB 以觀察其內部結構(切片分析)。這種破壞性方法有助於了解分層或材料缺陷等問題。
6. PCB 失效預防的最佳實踐
確保電子設備長期穩定運行的最重要措施,就是預防 PCB 失效。以下是降低失效風險的最佳實踐:
使用高品質材料:從基材到銅箔,所有用於製造 PCB 的元件都應符合業界性能與壽命標準。
正確的焊接技術:採用精確的焊接技術可避免冷焊、焊錫橋接或回流不足等問題。自動化焊接通常比手工焊接更穩定。
熱管理:採用良好的熱管理技術,使元件保持冷卻,避免過熱。必要時可使用散熱片、熱導孔或風扇。
可製造性設計(DFM):遵循 DFM 原則設計易於製造且不易失效的 PCB,包括最佳化走線佈線、元件擺放與層疊結構。
環境保護:使用保形塗層或封裝技術,保護 PCB 免受濕氣、灰塵等可能導致腐蝕或損壞的環境因素影響。
結論
PCB 失效分析在確保電子產品的安全性、可靠性與功能性方面扮演關鍵角色。了解最常見的失效類型及其原因,有助於製造商預防問題,並在 PCB 設計與製造中採用最佳實踐。透過 X 光成像 與熱分析等先進檢測技術,可精準找出問題,並在設計或製造初期及早修正。
完整的 PCB 失效分析 不僅有助於打造更強固且壽命更長的電路,還能降低產品問題處理或召回的成本。隨著技術演進,研究與預防 PCB 失效將變得更加重要,確保我們所依賴的電子設備在日益嚴苛的環境中穩定運行。
持續學習
離子污染管控:ROSE與SIR PCB潔淨度檢測
車規電控、醫療植入周邊設備、海上風電與儲能系統,服役環境濕熱且壽命以十年計,PCB表面輕微的離子殘留就會在濕氣加持下誘發漏電、電化學遷移與枝晶生長,客訴表現是間歇性死機、絕緣電阻緩慢崩塌,排查起來毫無頭緒。近年主機廠審核供應商時,PCB cleanliness testing從加分項變成了準入證。 業內評估PCB ionic contamination主要兩條路:ROSE測試(溶劑萃取電阻率法)給出污染的總量指標,SIR測試(surface insulation resistance test)模擬濕熱偏壓下的實際漏電後果。前者快而粗,後者慢而真,只做ROSE越來越難通過車規客戶的審核。 一、兩種檢測的物理原理差異 ROSE測試執行IPC-TM-650 2.3.25:把樣板浸入75%異丙醇與25%去離子水的混合液,恆速攪拌萃取表面可溶離子,連續監測萃取液電阻率變化,換算成氯化鈉當量濃度,單位μg/cm²。傳統判據是1.56μg/cm²(約等於每平方英寸10μg),來自上世紀八十年代軍工清洗規範。 SIR測試執行IPC-TM-650 2.6.3.7及IPC-9202/9203:在標準梳型測試板(叉指......
使用萬用電表辨識電晶體腳位:完整逐步指南
正確辨識電晶體腳位,是每位工程師、電子愛好者與電機電子相關學生在將雙極性接面電晶體(BJT)放入電路前,最先需要檢查的事項之一。若基極、集極或射極判斷錯誤,可能會在第一次上電時損壞元件,或讓原型板在沒有明顯跡象的情況下完全無法運作。 本指南說明在沒有資料表可用時,如何使用萬用電表辨識電晶體腳位。這個方法之所以有效,是因為 BJT 內部由兩個共用同一個基極的 PN 接面構成,結構與二極體中的接面相同。也正因如此,萬用電表的二極體測試模式才是適合用來判斷腳位的工具。 讀完本文後,您將能夠: 找出未標示電晶體上的基極腳位 判斷電晶體是 NPN 還是 PNP 辨識集極與射極 了解 SOT-23 與其他 SMD 封裝所帶來的額外風險 圖:NPN 與 PNP 電晶體符號,顯示基極、集極與射極端子。 測試前先了解電晶體腳位 什麼是基極、集極與射極? BJT 有三個端子: 基極(B):控制端子。此處的小電流會使電晶體導通,並允許更大的電流在集極與射極之間流動。 集極(C):依電晶體類型不同,負責讓較大的電流流入或流出電晶體。 射極(E):電流在回到電源供應端的過程中,會從此端子流出(NPN)或流入(PNP)。 在......
IPC-A-600、IPC-A-610與J-STD-001權責邊界與實務應用
重點摘要 IPC-A-600:適用於未組裝PCB裸板,重點檢查外觀、基材內部完整性及金相切片等可接受性條件。 IPC-A-610:適用於完成組裝的PCBA,作為焊點形貌、元器件貼裝與典型組裝缺陷的外觀驗收依據。 J-STD-001:管控焊接材料、熱工藝參數、人員資格與生產環境,補足IPC-A-610未涵蓋的製程要求。 權責邊界:裸板缺陷通常追溯板廠,組裝外觀缺陷追溯EMS製程,焊接材料與製程違規則依J-STD-001判定。 實務應用:採購文件與生產圖紙應明確標註標準版本及Class等級,並事先約定驗收依據與文件優先順序。 電子製造供應鏈體系中,PCBA測試失效引發的權責歸屬爭議極為常見:裸板製造商主張出廠板材符合驗收規範,EMS組裝廠強調焊接製程參數全程受控,品牌端品管則依據顯微觀測到的細微瑕疵提出拒收訴求。終止此類無休止技術爭議的核心路徑,是回歸業界公認的檢驗與製程標準。在IPC(國際電子工業聯接協會)的龐大標準體系內,三項核心文件構成了硬體製造的品質法理基礎。釐清三者的適用層級與權責邊界,是硬體研發與品質工程師的必備專業能力。 一、IPC-A-600:裸板可接受性的檢驗基準 在任何元器件貼裝工......
細間距封裝下的測試難題:JTAG邊界掃描的實務細節
重點摘要 測試方式轉變:JTAG 邊界掃描捨棄外部物理探針,利用晶片內建的邊界掃描單元完成高密度 PCBA 的板級互連檢測。 IEEE 1149.1:透過 TCK、TMS、TDI、TDO 四線 TAP 存取端口,把測試向量送入晶片內部的邊界掃描單元,定位開路、短路及引腳電平卡死等缺陷。 BSDL 文件:BSDL 記錄晶片的 TAP 引腳、指令寄存器與邊界寄存器資訊,是 ATPG 自動產生板級互連測試程式的重要基礎。 DFT 設計:掃描鏈拓撲、TCK 訊號完整性、TAP 上下拉及測試模式進入條件,都應在 PCB 設計階段預先規劃。 擴大覆蓋:透過叢集測試,JTAG 還能利用支援邊界掃描的主晶片,對 DDR、SPI Flash、I2C 感測器等外圍器件進行檢測。 舊產線慣用的飛針測試、ICT 針床測試,本質都依賴物理探針接觸測試點來完成量測。面對如今的高密度設計,探針根本找不到下針的位置,幾千個 BGA 錫球的焊接是否虛焊、短路,傳統方法幾乎查不了。為了應對這個難題,業界逐步推廣開了 JTAG 邊界掃描技術——簡單說就是捨棄外部物理探針,改用晶片內建的數位電路來完成板級互連檢測。 這項技術改變的不只是......
PCB離子污染深度解析:ROSE與SIR兩種清潔度測試的實務對比
重點摘要 離子污染風險:PCB 表面的離子殘留在「濕氣」與「直流偏壓」同時存在時,可能觸發電化學遷移(ECM),進一步形成枝晶、漏電甚至短路。 ROSE 測試:透過萃取液電阻率變化換算板面離子總量,約 10~15 分鐘即可完成,適合日常產線快速製程管控。 SIR 測試:在高溫、高濕及直流偏壓條件下長時間監控表面絕緣電阻,可直接評估助焊劑殘留是否會引發實際漏電失效。 測試差異:ROSE 著重整板平均離子濃度;SIR 則能捕捉局部電化學遷移,並驗證迴焊熱曲線與材料搭配的可靠度。 實務策略:先以 SIR 測試為基準確認材料搭配與熱曲線設定的可靠度,再以 ROSE 測試作為日常產線快速監控工具。 隨著 SMT 表面黏著技術不斷往高密度、細間距方向推進,電路板上微觀的化學殘留,逐漸成為產品隱性失效的主要誘因。當中的 PCB 離子污染,更是引發漏電流、線路短路的關鍵因素。 為了確保產品在高濕、長期運行下的可靠度,業界開發出多種離子清潔度檢測方法。很長一段時間裡,ROSE 測試(溶劑萃取電阻率測試)都是產線快速把關的主流手段;但隨著免洗助焊劑的廣泛應用,表面絕緣電阻測試(SIR)慢慢取代前者,成為評估助焊劑殘留......
攔截隱形缺陷:PCB測試策略與品質控管技術全解析
在電子製造價值鏈中,“良品率”是一項至關重要的指標,直接影響利潤空間。隨著元件封裝尺寸不斷縮小至 01005 甚至更小,傳統的人工目視檢測(MVI)已愈發難以滿足現代電路板對品質控制的嚴苛要求。一塊電路板即便肉眼看似完美無瑕,其內部仍可能潛藏著微觀短路點,或是在 BGA 焊球下隱藏著肉眼不可見的空洞。在實際應用中,一套高效率的電路板偵測系統,本質上就是要在成本投入與故障風險之間尋求動態的平衡。 一、 第一道防線:基於 AOI 技術的視覺檢測創新 自動光學檢測(AOI)如今已成為表面貼裝技術(SMT)生產線上的標準配備。該系統透過利用多角度光源及高速工業相機,將待檢電路板與標準參考樣本(通常被稱為“金板”)進行比對,從而識別出兩者之間的差異或缺陷。 1. 從 2D AOI 到 3D AOI 的演進 早期的 2D AOI 系統僅能偵測平面缺陷,例如元件漏裝、極性反向或文字印刷錯誤等。相較之下,3D AOI 系統則採用了雷射掃描或結構光等技術,能夠精確檢測出焊點高度不均、板體翹曲以及焊點形態異常等缺陷。這些檢測數據對於預測焊點的長期可靠性具有至關重要的意義。 2. 演算法的進步:減少誤報與漏檢 在電路板......