正確掌握 PCB 特性阻抗,確保訊號可靠傳輸
2 分鐘
- PCB 中的特性阻抗是什麼?
- 什麼決定 PCB 特性阻抗?
- PCB 製造中如何實現阻抗控制
- 什麼時候需要受控阻抗?
- 特性阻抗常見問題
- 結論
重點摘要
- 阻抗定義:特性阻抗由走線幾何形狀和參考平面決定,而不是由銅的直流電阻決定。
- 核心因素:走線寬度、銅厚度、介質高度和介電常數共同決定阻抗值。
- 參考平面:高速走線需要連續的參考平面,以防止訊號反射。
- 工廠驗證:製造商會調整走線寬度,並使用測試條上的時域反射儀檢查阻抗。
- 設計方法:儘早選擇工廠標準疊層,在佈線前確定正確的走線寬度。
特性阻抗決定快速邊沿能否乾淨地到達接收端,但萬用表無法測量它。一條 50 Ω 走線從一端到另一端測得的電阻只有幾分之一歐姆。萬用表看到的是銅電阻,而訊號看到的是完全不同的東西。上升邊沿不會一次看到整條走線,它只會看到當前已經傳播到的那一小段銅。為了繼續向前傳播,它必須給下方的平面充電,並在走線周圍建立磁場。

圖 1:多層 PCB 上的受控阻抗走線及其參考平面
兩組量之間的比值決定了邊沿每伏電壓所吸收的電流。本指南討論 PCB 特性阻抗的本質以及決定它的各項參數,然後介紹製造商如何獲得並驗證這一數值,以及哪些介面真正具有相關價值。最終目標是通過一次設計就獲得所需的疊層,而無需反覆修改。
PCB 中的特性阻抗是什麼?
特性阻抗不是銅本身的阻抗,而是走線及其參考平面的阻抗。因此,它可以根據幾何形狀計算出來,而參考平面中的間斷會破壞它。
傳輸線中的特性阻抗如何工作
在無反射傳播的波中,特性阻抗(或 Z0)是電壓與電流之比。在 PCB 上,這條線就是走線及其下方的平面。每毫米走線都會對平面貢獻少量串聯電感和少量電容,邊沿響應的就是兩者的比值。
完整表達式為 Z0 = √((R + jωL) / (G + jωC))
- R 是串聯電阻,G 是通過介質的漏電導。
- L 和 C 分別是單位長度的電感和電容。

圖 2:PCB 走線上的分佈式電感和電容
在阻抗發揮作用的頻率下,ωL 遠大於 R,ωC 遠大於 G,因此公式可簡化為 Z0 = √(L/C)。這樣,萬用表顯示的是 R,而邊沿體現的是 L 和 C。只有當走線的延遲相對於邊沿足夠長時,走線才表現為PCB 傳輸線。典型工作判據是單向傳播距離對應上升時間的六分之一。
為什麼阻抗匹配對訊號完整性很重要
阻抗發生變化的任何位置,部分邊沿都會反射回驅動端。

圖 3:50 Ω 到 75 Ω 阻抗階躍處的反射
當訊號到達傳輸線阻抗發生變化的位置時,部分入射電壓波可能向源端反射。電壓反射係數給出了該回波相對於入射波的幅度:
Γ = (Zₗ − Z₀) / (Zₗ + Z₀)
其中:
- Γ = 電壓反射係數(無量綱)
- Zₗ = 負載阻抗,即波接下來遇到的阻抗(Ω)
- Z₀ = 入射傳輸線的特性阻抗(Ω)
對於連接到 75 Ω 段的 50 Ω 走線:
Γ = (75 − 50) / (75 + 50) = 25 / 125 = 0.20
因此,入射電壓波幅度的 20% 會向源端反射。正號表示反射電壓波沒有反相。該百分比指的是電壓幅度,而不是反射功率。
什麼決定 PCB 特性阻抗?
成品板上的 Z0 由 4 個參數決定,每個參數都會以已知方向改變 Z0。前三項由走線決定,第四項由疊層決定。
- 走線越寬,Z0 越低。
- 銅厚度:銅越厚,Z0 略有降低。
- 介電常數(Dk):Dk 越大,Z0 越低,邊沿速度越慢。
- 介質高度:到參考平面的距離增加,Z0 會升高。
走線幾何形狀和介質特性
走線越寬,單位長度電容越大,因為暴露於平面的銅更多,因此 Z0 會下降。銅越厚,側壁對耦合的貢獻越大,走線被推向同一方向的程度越小。因此,1 oz 銅上的 50 Ω 走線會比 0.5 oz 銅上的 50 Ω 走線略窄。
介電常數 Dk 表示層壓板相對於空氣儲存電場的能力。電容與 Dk 成正比,而 Z0 大致與 √Dk 成反比。FR4 的範圍約為 3.9 至 4.5,具體取決於樹脂含量、玻璃類型和頻率。正如 PCB 介電常數指南所示,這意味着同一設計寬度可能跨越兩種不同的 FR4 等級。
對於表面微帶線的經典閉式估算公式:
- Z0 ≈ (87 / √(Dk + 1.41)) × ln(5.98h / (0.8w + t))
其中 h 是單位介質高度,w 是走線寬度,t 是銅厚度,三者均採用同一單位。
PCB 疊層與參考平面
介質高度,也就是走線與平面之間的距離,是疊層中影響最大的因素。高度越大,對數項越大,Z0 也越高;介質越薄,所需走線越窄。在雙層板上,平面相隔一個完整芯板,50 Ω 微帶線寬度接近 2.8 mm(110 mil);在四層板薄外層半固化片上方,它會縮小到約 0.35 mm(14 mil)。

圖 4:四種常見受控阻抗結構的截面
平面的位置與距離同樣重要;外層走線下方是層壓板、上方是空氣,因此有效 Dk 較低。位於兩個平面之間的帶狀線完全被層壓板包圍,在相同寬度下阻抗更低。板厚和層數:在確定 PCB 厚度時就應設定阻抗選項,以便儘早安排。
| 結構 | 所在位置 | 電場行為 | 對設計的意義 |
|---|---|---|---|
| 表面微帶線 | 位於一個平面上方的外層 | 在層壓板和空氣之間分佈 | 易於探測和返工,但會受阻焊層和鍍層影響 |
| 帶狀線 | 位於兩個平面之間的內層 | 完全處於層壓板內 | 相同寬度下 Z0 更低,屏蔽良好,傳播速度較慢 |
| 邊耦合差分對 | 平面上方並排的兩條走線 | 在兩條走線與平面之間共享 | 寬度和間距需同時求解,並且必須保持恆定 |
| 接地共面波導 | 兩側有接地銅、下方有平面的走線 | 電場被兩側接地銅拉近 | 50 Ω 下線寬較窄,側邊間距成為第三個受控尺寸 |
PCB 製造中如何實現阻抗控制
阻抗控制是 PCB 設計與製造雙方共同承擔的責任。你向製造商提供目標幾何參數,製造商調整寬度和介質,使其保持在公差範圍內,從而讓成品板達到目標。
設計受控阻抗走線和疊層
受控阻抗始於疊層,而不是走線。應從製造商的常規半固化片厚度開始,因為計算器假設使用常規厚度和 Dk。確定需要使用的寬度後,如果還要定製疊層,通常需要承擔額外交期和費用。
- 從製造商的標準列表中選擇疊層,以便確定介質高度和 Dk。
- 為每個受控層分配參考平面,並確保佈線下方平面連續。
- 使用製造商計算器或場求解器,計算每個目標的寬度和間距。
- 在 EDA 工具中建立網絡類,讓佈線器自動保持這些寬度和間距。
- 在製造圖紙中列出每個目標,包括層、寬度、參考平面和公差。
不過,使用差分對時還多一個變量:兩條走線之間的間距。間距越小,耦合越強,差分阻抗越低。因此,寬度和間距始終需要同時求解。沿整條走線保持相同間距;如果圍繞焊盤暫時變成兩條單端線,就會破壞這一點。長度匹配也是 差分對佈線實踐的一部分。
控制材料和製造尺寸
製造商控制阻抗的主要參數是成品走線寬度和壓合後的介質厚度。蝕刻時銅下方會產生側蝕,因此走線頂部比底部窄。為補償這一點,CAM 工程師會擴展圖形。此外,半固化片樹脂會流入銅特徵之間的空隙,因此走線下方的介質厚度取決於周圍銅的分佈。
| 50 Ω 外層走線的變化 | Z0 估計變化 | 控制因素 |
|---|---|---|
| 成品寬度縮窄 10%,0.35 至 0.315 mm(14 至 12.4 mil) | 約 +3 Ω | CAM 中的蝕刻補償 |
| 介質增厚 10%,0.21 至 0.23 mm(8.3 至 9.1 mil) | 約 +3 Ω | 半固化片選擇和壓合控制 |
| Dk 為 4.4,而不是 4.2 | 約 −1 Ω | 層壓板等級和樹脂含量 |
| 鍍銅 45 µm(1.8 mil),而不是 35 µm(1.4 mil) | 約 −1 Ω | 外層鍍銅厚度 |
| 走線覆蓋阻焊層 | 降低幾歐姆 | 計算時納入阻焊層 |
JLCPCB 的阻抗公差為 ±10%。根據其能力頁面,受控阻抗僅適用於 4 層及以上的板。JLCPCB 阻抗計算器基於其標準疊層中實際使用的半固化片和芯板厚度。
阻抗測試與質量驗證
阻抗通過時域反射儀(TDR)測量。儀器向線路注入快速階躍訊號,然後測量產生的電壓。走線上的時間對應距離,從而得到阻抗隨位置變化的曲線。製造商通常不會直接測量你的產品走線,而是在拼板邊緣測量測試條;測試條與成品使用相同層數,並在同一壓合週期中製造,因此會具有相同的寬度和介質誤差。

圖 5:阻抗測試條的 TDR 曲線
這條測試條在 使用 TDR 進行 PCB 阻抗測試指南中展示。讀數取自遠離探頭連接端和遠端開路端的平坦走線段。測試條合格證明的是製造工藝,並不代表你的具體佈局一定合格。它不適用於過孔、連接器焊盤、頸縮段和平面間隙。如果鏈路出現故障,這些特徵需要仿真或使用 TDR 進行整板測試。請向製造商索取阻抗測試報告,並與圖紙中的目標阻抗進行比較。
什麼時候需要受控阻抗?
當邊沿相對於走線傳播距離很快時,受控阻抗就很重要。這不一定僅由時鐘頻率決定——驅動器邊沿陡峭的低速總線可能需要受控阻抗,而一條較長、邊沿平緩的 I2C 線可能不需要。
高速數碼介面
所有高速串行標準都定義了通道阻抗。你的走線需要滿足該數值,因為連接器、線纜和晶片內終端都按此數值設計。目標值範圍較窄,因此儘管介面很多,疊層仍可保持相對簡單。
| 介面 | 線型 | 目標阻抗 | 對疊層的意義 |
|---|---|---|---|
| USB 2.0 和 USB 3.x | 差分對 | 90 Ω 差分 | 差分對間距要緊,下面不能有平面分割 |
| PCIe Gen4 和 Gen5 擴展卡 | 差分對 | 85 Ω 差分(CEM) | 低於其他差分對,需要獨立的寬度和間距 |
| HDMI TMDS 和以太網 | 差分對 | 100 Ω 差分 | 多數板卡採用的常見預設差分幾何 |
| DDR4 數據和地址 | 單端 | 40 至 50 Ω | 由內存控制器佈線指南設定,並需長度匹配 |
| DDR4 時鐘和選通 | 差分對 | 80 至 100 Ω 差分 | 與數據組一起佈線,用於時鐘傳輸 |
RF 和其他高頻應用
所有天線、SMA 連接器、濾波器和測試設備都按 50 Ω 單端設計,這就是標準 RF 設計採用該數值的原因。若連接器前的走線變為 60 Ω,電壓會有 9% 反射。這種反射會直接表現為回波損耗變差和天線功率降低。許多 RF 板會將這些走線設計為接地共面波導。走線兩側都有接地銅,並通過一排過孔與下方平面連接。側邊接地會把電場拉向內部,使走線足夠窄,從而適配小型 IC 焊盤。
過孔柵欄還可用於阻止與其他走線的耦合,但它也引入了需要維持的另一個尺寸。在幾 GHz 以上,層壓板本身開始限制性能。頻率越高,FR4 每釐米的訊號損耗越大。Dk 還會隨頻率和玻璃編織類型變化,導致不同拼板之間的阻抗變化。因此,許多 5.8 GHz 設計會改用 Rogers RO4350B;該材料在 10 GHz 時的損耗角正切僅為 0.0037,約為典型 FR4 設計的五分之一。
特性阻抗常見問題
問:特性阻抗取決於走線長度嗎?
不取決。它由橫截面決定:寬度、銅厚度、介質高度和 Dk。橫截面相同的 10 mm 走線和 100 mm 走線具有相同的 Z0。長度會改變延遲和損耗,而這決定了阻抗是否重要。
問:雙層板可以實現受控阻抗嗎?
從物理上可以,但平面相隔一個完整芯板。在 1.6 mm(63 mil)板上,50 Ω 微帶線寬度接近 2.8 mm(110 mil)。更薄的板或接地共面佈局可以減小寬度。許多製造商只對多層板提供阻抗控制,JLCPCB 列出的起始層數為 4 層。
問:為什麼我的 TDR 讀數與計算器不同?
計算器假設走線為矩形、採用單一 Dk 值和精確介質高度。實際走線呈梯形,樹脂流動會改變壓合厚度,阻焊層也會降低外層阻抗。只要讀數來自 TDR 曲線中間的平坦部分,誤差在 ±10% 以內通常是正常的。
問:90 度轉角會破壞阻抗嗎?
在大多數數碼速度下不會。直角會增加少量銅,形成一個小電容突變,其大小與走線寬度相關。0.13 mm(5 mil)線寬即使在 70 GHz 下也看不到影響,而 3 mm(120 mil)的雙層板走線在接近 5 GHz 時會受到影響。斜切轉角不會增加繪圖成本。
問:終端電阻可以修復阻抗錯誤的走線嗎?
只能部分修復。終端可以吸收走線末端的反射,但無法消除沿途不連續點產生的反射。整個走線若始終偏離目標,仍會與連接器、線纜和接收器失配,因此應在疊層階段解決。
結論
特性阻抗取決於 PCB 的物理設計。走線寬度、銅厚度、介質高度和介電常數(Dk)都會影響阻抗,而連續的參考平面可確保訊號行為一致。如果你在早期就選定疊層,就能確定所需走線寬度,並在整個佈局中以此為依據。這意味着阻抗控制屬於設計流程的一部分,而不是製造階段才需要糾正的問題。
當訊號的上升和下降時間很短時,即使相當短的 PCB 走線也可能表現為傳輸線。因此,受控阻抗在現代 PCB 設計中扮演重要角色。確定疊層和走線寬度後,JLCPCB 可以以 ±10% 的公差製造受控阻抗多層板。同樣的疊層也能確保設計計算與製造所使用的材料和尺寸保持一致。

持續學習
PCB 訊號與電源完整性實務:接地分割、5V 輸入、USB-C 佈局與差分走線
功能測試通過,並不代表設計經得起推敲。ADC 讀值無規律跳動、USB 連接偶發中斷、EMI 測試始終差數 dB——這類問題一路追下去,多數落在接地、電源、走線三個環節。本文以 USB-C 供電、集成 ADC 與 MCU 的小尺寸電路板為例,整理訊號完整性與電源完整性的實作要點。 設計檢查重點 先確認回流路徑,再決定地平面分區、去耦位置與差分走線。任何跨越參考平面切縫的高速線,都應在佈局審查階段優先修正。 一、PCB 類比接地與數位接地 「類比地與數位地必須分開」是流傳極廣的經驗之談。放到混合訊號板的工程實踐中,更穩妥的方案往往是保留完整的地平面,僅做功能分區,不做物理切割。 理由要從回流路徑說起。高頻訊號的回流電流傾向沿訊號線正下方的地平面流動;地平面一旦被切開,訊號線又恰好跨越切縫,回流電流便被迫繞行,迴路面積隨之擴大,輻射發射與線間耦合同步惡化。 圖 1. 混合訊號板分區與回流路徑 圖 2. 類比與數位功能分區,以及完整地平面下的回流路徑 佈局階段將類比元件與數位元件分置板面不同區域,使數位電流天然避開類比區。 ADC 的 AGND 與 DGND 引腳統一接入同一片地平面,器件本體佈置在兩區交......
在 PCB 串擾演變為訊號完整性問題前及早預防
重點摘要 NEXT 與 FEXT:NEXT 會隨走線長度增加而達到飽和,而 FEXT 則隨耦合距離線性增加。 間距與疊層:遵循 3W 規則,並讓走線靠近參考平面。 訊號邊沿速率:相較於時脈頻率,較快的上升時間更容易造成串擾。 製造裕量:蝕刻偏差會縮小走線間隙,因此佈局時需要預留額外間距。 驗證方法:使用 DFM 檢查及 TDR 測試條,而不是只依賴基本導通測試。 PCB 串擾是指一條走線向相鄰走線耦合的雜訊,即使兩條網路在電氣上完全隔離,仍會發生串擾。設計時你沒有畫出這條連接,網表中也不會顯示,但銅箔仍會形成這種耦合。 圖 1:走線密集的高速 PCB 單條走線其實不會獨自承載訊號,而是承載環繞銅箔、隨時間變化的電場與磁場。這些場不會在走線邊緣停止,因此位於場範圍內的任何導體都會分得部分能量。本指南將介紹兩種耦合機制,以及為何近端串擾與遠端串擾的表現恰好相反。同時說明串擾計算器能告訴你什麼、又有哪些限制,以及如何透過間距、疊層結構與製造規範,將耦合雜訊控制在預算範圍內。 PCB 中的串擾是什麼? 兩條完全沒有接觸的走線,仍可能交換能量。交換能量的多寡取決於訊號切換的速度。 什麼是串擾?為什麼會發生?......
六層板疊層設計:多層 PCB 疊層與受控阻抗實施要點
四層板升級六層板,是多數產品訊號完整性的重要分水嶺。疊層規劃欠妥的設計,訊號回流沿地平面開槽迂迴,電磁干擾(EMI)整改週期往往以季度計;與此同時,層數每增加兩層,製造成本相應上台階,PCB 層數(pcb layer count)的增減需要經過量化論證。PCB 疊層設計(layer stackup design)是電氣性能、佈線密度與製造成本之間的三角權衡,受控阻抗疊層(controlled impedance stackup)則是高速設計的基礎性決策。 多層 PCB 疊層(multilayer pcb stackup)的核心原則僅有一條:每個訊號層均應配置相鄰的完整參考平面。疊層並非線路圖的容器,其結構決定回流路徑長度、阻抗可控性與板級翹曲量。六層板在成本與性能之間達成較優平衡,構成高速 PCB 疊層(high speed pcb stackup)設計的入場配置。 疊層設計提醒 先向板廠確認標準疊構、板材 Dk/Df、介質厚度公差與銅厚,再開始阻抗計算與佈線;不要以軟體預設值代替實際製程參數。 一、兩種經典疊構 六層板的成熟方案基本收斂於以下兩種,應按訊號質量要求與電源軌數量擇一採用: 方案 典......
過孔選型與鑽孔工藝:PCB 過孔(PCB Via)設計
過孔選型與鑽孔工藝:PCB 過孔(PCB Via)設計 高密度互連(HDI)製程普及之後,過孔不再僅承擔換層連接職能,其本身已成為訊號路徑的組成部分。盲孔、埋孔與激光微孔的成本隨結構階數遞增,焊盤內過孔/盤中孔(via in pad)是否採用填孔電鍍直接關係球柵陣列封裝(BGA)焊接良率。在高速高密設計語境下重新審視什麼是 PCB 過孔(what is a pcb via)這一基礎問題,具有明確的工程現實意義——PCB 過孔類型(PCB via types)的選型差異,將在製造成本與訊號品質兩個維度同時體現。 過孔是貫穿基板的金屬化孔,用於實現不同導電層之間的電氣連接。它同時也是寄生元件:寄生電感阻礙電流突變,寄生電容擾動高速波形,未使用的殘樁在一定頻率下產生諧振。PCB 過孔設計(PCB via design)的本質,是在連接需求、訊號完整性與製造成本三者之間確定最優平衡點。 過孔選型提醒 先確認訊號速率、板厚、層數與板廠鑽孔及電鍍能力,再決定通孔、盲埋孔、微孔或盤中孔結構,避免為了追求高密度而產生不必要的製程成本。 一、四種過孔的結構與製程 鍍通孔(PTH)採用機械鑽孔,貫穿整個板厚,為成本基......
正確掌握 PCB 特性阻抗,確保訊號可靠傳輸
重點摘要 阻抗定義:特性阻抗由走線幾何形狀和參考平面決定,而不是由銅的直流電阻決定。 核心因素:走線寬度、銅厚度、介質高度和介電常數共同決定阻抗值。 參考平面:高速走線需要連續的參考平面,以防止訊號反射。 工廠驗證:製造商會調整走線寬度,並使用測試條上的時域反射儀檢查阻抗。 設計方法:儘早選擇工廠標準疊層,在佈線前確定正確的走線寬度。 特性阻抗決定快速邊沿能否乾淨地到達接收端,但萬用表無法測量它。一條 50 Ω 走線從一端到另一端測得的電阻只有幾分之一歐姆。萬用表看到的是銅電阻,而訊號看到的是完全不同的東西。上升邊沿不會一次看到整條走線,它只會看到當前已經傳播到的那一小段銅。為了繼續向前傳播,它必須給下方的平面充電,並在走線周圍建立磁場。 圖 1:多層 PCB 上的受控阻抗走線及其參考平面 兩組量之間的比值決定了邊沿每伏電壓所吸收的電流。本指南討論 PCB 特性阻抗的本質以及決定它的各項參數,然後介紹製造商如何獲得並驗證這一數值,以及哪些介面真正具有相關價值。最終目標是通過一次設計就獲得所需的疊層,而無需反覆修改。 PCB 中的特性阻抗是什麼? 特性阻抗不是銅本身的阻抗,而是走線及其參考平面的阻抗......
高頻 PCB 設計中的集膚效應損耗管理
重點摘要 集膚深度會縮小:高頻會迫使電流集中在走線表面,10 GHz 時集膚深度可縮小至 0.66 µm。 粗糙度會增加損耗:銅箔粗糙度會令電流路徑變長,並大幅提高高速訊號的電阻。 電鍍會影響訊號:ENIG 等低導電率表面處理中的鎳,會增加外露走線的衰減。 較寬走線有助於降低損耗:更寬的走線和更厚的介電層可以擴大電流流動表面,降低導體損耗。 使用平滑銅箔:VLP/HVLP 低輪廓銅箔配合先進層壓材料,是 10 GHz 以上設計的必要條件。 集膚效應會將高頻電流推向銅走線表面的薄層。此時,走線的表現就像大部分銅箔消失了一樣。在 1 GHz 下,這個導電層深度只有約 2 µm,而標準 1 oz 走線厚度為 35 µm。變化中的電流會在導體內部建立變化中的磁場,而該磁場會在銅芯內感應出微小的反向電流,使中心區域的電流互相抵消,並在表面附近增強。 圖 1:集膚效應將電流集中在 PCB 的外層 訊號變化越快,可以使用的導電層就越淺。此時,銅箔厚度以及銅箔上電鍍的金屬種類,會決定有多少訊號能夠通過。本指南將解釋集膚深度,以及銅箔粗糙度和表面處理如何造成損耗,並說明如何選擇銅箔、走線幾何形狀和層壓材料,以控制高......