PCB 介電常數:高速設計如何選擇合適的 PCB 材料
2 分鐘
- 常見 PCB 材料及其介電常數
- 如何為設計選擇合適的介電常數
- 維持一致介電效能的製造考量
- JLCPCB 在介電效能最佳化 PCB 生產方面的專業能力
- PCB 介電常數常見問題
- 結論
重點摘要
PCB 介電常數(Dk)是高頻設計中的關鍵因素,會直接決定訊號傳播速度、特性阻抗與傳輸損耗。依應用選擇適當材料,從一般用途的標準 FR4,到多 GHz 應用所需的低 Dk Rogers、PTFE 與 LCP,可提升效能、加強阻抗控制並減少訊號劣化。成功的關鍵,在於讓 Dk 符合頻率需求、最佳化板層疊構,並與具備相應能力的製造商合作,以獲得穩定一致的成果。
您是否曾想過,為什麼幾何結構相同的兩塊 PCB,在高頻下的效能可能大不相同?原因通常在於某項材料特性,它會在整塊電路板上默默影響訊號的速度、阻抗與損耗。這項特性就是 PCB 介電常數,也是設計可靠高效能電路時最重要的考量之一。介電常數(Dk,有時也稱為相對電容率 Er)用於衡量銅層之間的絕緣材料,相對於真空儲存電能的能力。

介電常數看似只是規格表上的一個數字,實際影響卻非常具體。每當訊號沿著走線傳輸時,周圍基板材料的 Dk 都會直接影響訊號速度、走線阻抗,以及沿途損失的能量。因此,本文將深入介紹 PCB 介電常數、說明其重要性,並比較 FR4、Rogers、PTFE 與聚醯亞胺等常見 PCB 材料的特性。
介電常數的定義及其在訊號傳播中的基本作用
介電常數是材料電容率與自由空間電容率的比值,真空的 Dk 為 1.0。這項實用指標可表示電磁波在材料中的速度,相較於真空光速降低了多少。兩者的關係很簡單:訊號通過 PCB 走線的傳播延遲,與走線有效介電常數的平方根成正比。公式如下:
傳播延遲(tpd)=√Dk_eff/c
其中 c 是光速(3 × 10^8 m/s),Dk_eff 則是訊號實際承受的有效介電常數。對標準 FR4 上的微帶線而言,傳播延遲約為 6 ps/mm。若採用帶狀線結構,整條走線都被介電材料包圍,延遲約為 7 ps/mm。Dk 越高,訊號傳播越慢;Dk 越低,訊號傳播越快。這會直接影響需要匹配傳播延遲的設計,例如 DDR 記憶體介面或高速串列連結。

介電常數如何影響阻抗與訊號速度
介電常數是所有阻抗計算中的主要變數之一。微帶線的特性阻抗取決於走線寬度、介電層厚度(走線至參考平面的距離)、銅厚,以及基板材料的 Dk。一般而言,在實體幾何結構相同的情況下,Dk 越高,阻抗越低。以下簡要整理 Dk 對重要訊號參數的影響:
| 參數 | 較高 Dk 的影響 | 較低 Dk 的影響 |
|---|---|---|
| 訊號速度 | 傳播較慢 | 傳播較快 |
| 特性阻抗 | 較低(幾何結構相同時) | 較高(幾何結構相同時) |
| 走線寬度(指定 Z0 時) | 需要較窄的走線 | 需要較寬的走線 |
| 板上波長 | 波長較短 | 波長較長 |
| 走線間的耦合 | 耦合增加 | 耦合降低 |
常見 PCB 材料及其介電常數
標準 FR4 及其典型 Dk 值
FR4 之所以是業界最常用的 PCB 基材,原因並不難理解:它在機械強度、熱穩定性與成本之間取得良好平衡。典型 FR4 PCB 在 1 MHz 下的介電常數介於 4.2 至 4.7,實際數值會因材料等級與製造商而異。
不過,許多設計人員忽略了一件事:FR4 的 Dk 不會隨頻率呈線性變化。典型 FR4 層壓板在 1 GHz 下的 Dk 可能為 4.2 至 4.4;頻率提高至 10 GHz 時,則可能略微降至 4.0 至 4.2。這種與頻率相關的特性,加上 0.017 至 0.025 的較高介電損耗因數(Df),正是 FR4 在數 GHz 以上頻率容易出現問題的原因之一。
高頻應用的低 Dk 材料(Rogers、PTFE 等)
當設計進入多 GHz 領域時,標準 FR4 就可能成為問題。訊號損耗會增加、阻抗更難控制,而且 Dk 隨頻率變化會帶來時序不確定性。此時就需要專用的低 Dk 材料。下表比較常見的高頻 PCB 材料:
| 材料 | Dk(10 GHz) | Df(10 GHz) | Tg(°C) | 典型應用 |
|---|---|---|---|---|
| 標準 FR4 | 4.2~4.4 | 0.017~0.025 | 130~180 | 一般用途、數位電路 |
| Rogers RO4003C | 3.38 ± 0.05 | 0.0027 | >280 | RF、微波、5G |
| Rogers RO4350B | 3.48 ± 0.05 | 0.0037 | >280 | RF、雷達、汽車電子 |
| Rogers RT/duroid 5880 | 2.20 ± 0.02 | 0.0009 | 不適用(PTFE) | 毫米波、衛星通訊 |
| Isola Astra MT77 | 3.00 ± 0.05 | 0.0017 | >200 | 高速數位電路、5G |
| Taconic TLY | 2.20 ± 0.02 | 0.0009 | 不適用(PTFE) | 航太、毫米波 |
| Panasonic Megtron 6 | 3.40 ± 0.04 | 0.0020 | >200 | 高速網路 |
軟性 PCB 的介電常數考量
軟性 PCB 使用的介電材料有其獨特之處。最常見的軟板基材是聚醯亞胺(常見商品名稱為 DuPont Kapton),其介電常數在 1 MHz 下通常介於 3.2 至 3.5。
影響軟性 PCB 介電常數的特殊因素包括:
- 接著劑層:許多軟板結構會在聚醯亞胺薄膜與銅箔之間加入壓克力或環氧樹脂接著劑。完整疊構的綜合 Dk 取決於所有材料層,而這些接著劑也有各自的 Dk 值,通常介於 3.0 至 4.0。
- 彎曲半徑:軟性電路在彎曲時,彎折處的介電層厚度會略有變化,進而改變局部有效 Dk,並可能影響動態彎折應用中的阻抗。
- 無膠結構:無膠基材是指將銅直接沉積或壓合至聚醯亞胺上。對高頻軟板應用而言,這種結構可提供更容易預測且較低的 Dk 表現。
- LCP(液晶聚合物):LCP 基板是聚醯亞胺的高階替代方案,Dk 可低至 2.9 至 3.1,而且 Df 極低,適合運作頻率超過 10 GHz 的軟性電路。
如何為設計選擇合適的介電常數
依頻率、板層疊構與應用需求搭配 Dk
首先應該確認:電路板的最高訊號頻率是多少?單是這項參數,就能大幅縮小可選材料的範圍。以下是依工作頻率選擇材料的實用指南:

低於 500 MHz:標準 FR4 完全足以應付。在這個頻率範圍內,Dk 的變化很小,對大多數走線長度而言,訊號損耗也不高。
2 GHz 至 6 GHz:可評估低 Dk FR4,或採用混合疊構:關鍵 RF 層使用 Rogers,數位層則使用 FR4。這個「過渡區」的材料選擇格外重要。
頻率高於 30 GHz 時,通常需要 PTFE 基材(RT/duroid、Taconic TLY)或先進陶瓷材料。在毫米波頻率下,即使 Dk 只有些微變化,也會造成顯著的阻抗差異。
維持一致介電效能的製造考量
材料認證與製程控制
PCB 層壓板並非全都相同。以 FR4 為例,其 Dk 取決於樹脂種類、玻纖布編織方式,甚至玻璃纖維方向與訊號路徑之間的關係。這稱為玻纖布效應,可能使標準 FR4 的局部 Dk 變化達到 0.2 以上。

為了克服這項問題,市面上的 PCB 製造商會採取多項措施:
- 進料檢驗:依照製造商的符合性證明(CoC),確認每批進料層壓板的 Dk 與 Df。
- 受控半固化片選擇:選擇已知樹脂含量比例的特定半固化片規格(1080、2116、7628),以在最終疊構中獲得所需的 Dk。
- 阻抗測試片:在生產拼板上配置專用測試片,使用 TDR(時域反射量測)檢測阻抗,並據此驗證有效 Dk。
確保不同生產批次的一致性
材料認證計畫與嚴謹的製程管理,是維持不同生產批次一致性的關鍵。對硬式 PCB 而言,IPC-6012 規範了資格認證與性能要求,並要求在認證過程中驗證介電常數。
維持 Dk 一致性的重要做法包括:
- 固定材料供應商與等級:生產途中更換供應商或材料等級,可能造成 Dk 偏移並影響阻抗。請在製造備註中註明層壓板品牌與等級。除了提供 Dk 要求,也應提供目標阻抗與容許公差,例如 50 Ω ±10%。
- 索取測試片資料:若使用阻抗控制板,請向製造商索取 TDR 測試報告。這些資料可驗證設計所採用的假設,確認成品的實際 Dk 正確無誤。
JLCPCB 在介電效能最佳化 PCB 生產方面的專業能力
多樣化的低 Dk 與高效能材料
JLCPCB 提供多種 PCB 層壓板,涵蓋 FR4 至高效能低 Dk 材料。可選材料包括 Shengyi FR4、適合 RF 前端的 Rogers RO4350B,以及在 Shengyi FR4 上層搭配 Rogers RO4350B 的 RF 前端混合結構,無須因材料採購而長時間等待。

這對混合疊構應用尤其重要,例如外部 RF 層使用 Rogers,內部數位層使用 FR4。與 JLCPCB 工程團隊合作,即可指定兼顧效能、成本與可製造性的疊構。
精準疊構與阻抗的進階 DFM 支援
JLCPCB 的主要優勢之一,是具備實用且完善的進階 DFM(可製造性設計)審查流程。提交阻抗控制設計後,工程團隊會先分析板層疊構,並確認走線幾何尺寸能符合目標阻抗,再進入製造階段。
這項 DFM 支援包括:
- 依據目標阻抗與 Dk 要求提供疊構建議
- 生產前進行阻抗模擬,確保設計符合規格
- 當指定層壓板有具備相同 Dk 效能且更具成本效益的替代材料時,提供材料替代建議
- 配置 TDR 測試片,以便在製造後驗證阻抗
一般訂單價格只需 2 美元起,交期為 1 至 2 天。JLCPCB 讓您能快速製作阻抗控制設計原型,同時避免預算失控。
PCB 介電常數常見問題
問:什麼是 PCB 介電常數?
PCB 介電常數(Dk)是一個無因次數值,用於描述銅層之間的絕緣基板材料,相較於真空儲存電能的能力。它會直接影響訊號傳播速度、特性阻抗與訊號損耗。
問:介電常數會隨頻率改變嗎?
會。所有 PCB 材料的 Dk 都會隨頻率產生一定程度的變化。標準 FR4 的變化較大,在寬廣頻率範圍內可能偏移 0.3 至 0.5;Rogers 層壓板等高階材料則經過特殊設計,可讓 Dk 在不同頻率下保持穩定。
問:較低的 Dk 為什麼更適合高頻設計?
較低的 Dk 可縮短訊號傳播延遲、降低介電損耗(與 Dk 及 Df 成正比),並可在指定目標阻抗下使用較寬的走線。較寬走線更容易以嚴格公差製造,因此可提高阻抗控制精度。較低 Dk 也能減少相鄰走線間的耦合,有助於降低串音。
問:該如何向 PCB 製造商指定介電常數要求?
最有效的方法,是指定目標阻抗,例如 50 Ω ±10%,並一併提供設計所採用的層壓板材料與等級。如此一來,製造商便可在 CAM 處理期間依實際使用批次材料的 Dk 調整走線幾何尺寸。
結論
PCB 介電常數(Dk)對訊號速度、阻抗控制與整體高頻效能具有決定性影響。從符合成本效益的 FR4,到 Rogers、PTFE 與 LCP 等先進低 Dk 材料,選擇合適材料是滿足設計頻率、損耗與可靠度要求的關鍵。
透過適當的材料選擇、審慎的疊構設計與完善的製造支援,即可在兼顧成本與效能的同時,獲得優異的訊號完整性。JLCPCB 提供多種層壓板、混合疊構解決方案與專業阻抗控制服務,協助您快速、可靠地將設計轉化為高品質電路板。
持續學習
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......