高頻 PCB 設計中的集膚效應損耗管理
3 分鐘
- 了解高速 PCB 中的集膚效應
- 增加集膚效應損耗的主要因素
- 如何降低 PCB 中的集膚效應
- 我們的高速 PCB 製造方案
- 集膚效應常見問題
- 結論
重點摘要
- 集膚深度會縮小:高頻會迫使電流集中在走線表面,10 GHz 時集膚深度可縮小至 0.66 µm。
- 粗糙度會增加損耗:銅箔粗糙度會令電流路徑變長,並大幅提高高速訊號的電阻。
- 電鍍會影響訊號:ENIG 等低導電率表面處理中的鎳,會增加外露走線的衰減。
- 較寬走線有助於降低損耗:更寬的走線和更厚的介電層可以擴大電流流動表面,降低導體損耗。
- 使用平滑銅箔:VLP/HVLP 低輪廓銅箔配合先進層壓材料,是 10 GHz 以上設計的必要條件。
集膚效應會將高頻電流推向銅走線表面的薄層。此時,走線的表現就像大部分銅箔消失了一樣。在 1 GHz 下,這個導電層深度只有約 2 µm,而標準 1 oz 走線厚度為 35 µm。變化中的電流會在導體內部建立變化中的磁場,而該磁場會在銅芯內感應出微小的反向電流,使中心區域的電流互相抵消,並在表面附近增強。

圖 1:集膚效應將電流集中在 PCB 的外層
訊號變化越快,可以使用的導電層就越淺。此時,銅箔厚度以及銅箔上電鍍的金屬種類,會決定有多少訊號能夠通過。本指南將解釋集膚深度,以及銅箔粗糙度和表面處理如何造成損耗,並說明如何選擇銅箔、走線幾何形狀和層壓材料,以控制高速訊號損耗。
了解高速 PCB 中的集膚效應
所有具有交流電的導體都會出現集膚效應。在 PCB 上,它是一項決定高速訊號能使用多少銅箔的規則,並進一步決定走線會產生多少損耗。
什麼是集膚效應和集膚深度?
交流電傾向於沿導體表面流動,而不是均勻分布在整個導體截面。集膚深度是指低於材料表面的深度,在該位置的電流密度約為表面電流密度的 37%。約 63% 的電流位於最初的集膚深度內,因此工程師會將這個深度視為導體的有效厚度,也就是「集膚深度」。

圖 2:1 MHz 至 77 GHz 的銅集膚深度
集膚深度與導體的電阻率、訊號頻率和材料磁導率有關,計算公式如下:
δ = √[ρ / (π f μ₀ μᵣ)]
其中:
- δ = 集膚深度(m)
- ρ = 導體電阻率(Ω·m)
- f = 訊號頻率(Hz)
- μ₀ = 真空磁導率(4π × 10⁻⁷ H/m)
- μᵣ = 導體相對磁導率(銅約為 1)
δ ≈ 66 / √f₍MHz₎ µm
其中 f 以兆赫(MHz)表示,δ 以微米(µm)表示。隨著頻率增加,集膚深度會下降。例如,銅在 1 MHz 時的集膚深度約為 66 µm,而在 100 MHz 時約為 6.6 µm。
| 頻率 | 銅中的集膚深度 | 常見應用 | 對 1 oz(35 µm、1.4 mil)走線的意義 |
|---|---|---|---|
| 1 MHz | 66 µm(2.6 mil) | 開關穩壓器迴路 | 電流仍然充滿整個厚度 |
| 10 MHz | 21 µm(0.82 mil) | 慢速時鐘及其諧波 | 走線中心開始變得少有電流 |
| 100 MHz | 6.6 µm(0.26 mil) | 高速數位邊緣 | 少於五分之一厚度承載電流 |
| 1 GHz | 2.1 µm(0.08 mil) | Gbps 串列鏈路 | 表面紋理開始變得重要 |
| 10 GHz | 0.66 µm(0.026 mil) | 多 Gbps 鏈路、X 波段 RF | 銅箔粗糙度主導導體損耗 |
| 77 GHz | 0.24 µm(0.009 mil) | 汽車雷達 | 只有銅箔最外層導電 |
高頻電流如何在銅中流動
當電流流過走線時,電流會重新分布,因為走線和回流路徑形成的迴路不喜歡磁通量變化。在低頻下,主要限制是電阻,電流分布相對均勻。在高頻下,電感的電抗成為主要因素,電流會沿著磁通量最小的路徑流動,也就是靠近參考平面回流電流的路徑。

圖 3:1 MHz 和 5 GHz 下微帶線截面的電流密度
因此,電流會集中在微帶線走線的下表面,以及微帶線下方的兩個角落。回流電流則會在走線下方平面中的薄帶上形成鏡像。在這個過程中,走線周圍的電場不會改變,因此集膚效應不會影響走線電容,只會改變次表面的電流集中程度。這會稍微增加走線電阻,並降低其內部電感。
對訊號衰減和完整性的影響
由於集膚效應,走線電阻會隨頻率增加,並將訊號能量以熱量形式耗散。對於平滑銅傳輸線,Eric Bogatin 將導體衰減估算為:
導體損耗(dB/in)≈ [36 / (w × Z₀)] × √f₍GHz₎
其中:
- w = 走線寬度,單位為 mil(1 mil = 0.001 英寸)
- Z₀ = 走線特性阻抗(Ω)
- f₍GHz₎ = 訊號頻率,單位為 GHz
- 導體損耗 = 每英寸的近似衰減(dB/in)
對於 10 GHz 下、寬度 5 mil(0.127 mm)、阻抗 50 Ω 的走線:
導體損耗 ≈ [36 / (5 × 50)] × √10 ≈ 0.46 dB/in
集膚效應損耗與頻率相關,會影響訊號完整性。數位邊緣由大量諧波組成,而集膚效應對高次諧波的衰減比低次諧波更大。當邊緣沿走線傳播時,每個位元都會逐漸「塗抹」到下一個位元,最終使接收端的眼圖閉合。
增加集膚效應損耗的主要因素
金屬種類和頻率決定集膚深度,但實際損耗大小取決於流過這個薄層的電流。造成損耗的各項變化,與表面紋理、介電層幾何形狀和電鍍金屬量有關。
銅箔表面粗糙度
銅箔貼合層壓材料的一側會被粗化。這種齒狀結構可以將銅箔固定到樹脂中,為電路板提供剝離強度。在微帶線中,經處理的一側朝向接地平面,而電流也集中在這一側。當粗糙度接近集膚深度時,電流會沿著所有凸起和凹谷流動,使路徑長度和電阻增加。
Hammerstad 粗糙度修正用於計算粗糙銅表面造成的額外導體損耗。它被視為相對於平滑銅損耗的乘數,公式如下:
Kᵣ = 1 + (2/π) × arctan[1.4 × (Δ/δ)²]
其中:
- Kᵣ = 粗糙度修正因子(無因次)
- Δ = 銅箔表面 RMS 粗糙度(µm)
- δ = 訊號頻率下的集膚深度(µm)
- arctan = 反正切函數(弧度)

圖 4:1 GHz 和 10 GHz 下粗糙銅箔輪廓與集膚深度比較
當銅箔 RMS 粗糙度為 1 µm(約 0.04 mil)時,1 GHz 下修正因子約為 1.20;在 10 GHz 下則升至約 1.81。因此,同一粗糙銅表面在 10 GHz 下的導體損耗,約比平滑銅估算值高 81%。這個模型只是近似值,實際行為取決於銅箔輪廓和傳輸線幾何形狀。
電鍍材料和表面處理
表面處理只是阻焊層露出的銅箔表面,例如焊盤、邊緣發射端和未被阻焊層覆蓋的 RF 走線。在這些表面上,表面處理層就是實際導電表面;導電率低於銅的金屬會增加損耗:
- ENIG 會沉積 3–6 µm(0.12–0.24 mil)化學鎳,再覆蓋約 0.05 µm(2 µin)金。鎳的導電率比銅低很多。
- HASL是以錫為基礎的焊料,導電率約為銅的八分之一,厚度也會變化。
- OSP是在裸銅上形成的有機塗層,因此不會對電流產生明顯導體損耗。
- 沉銀會在表面留下薄薄的高導電金屬層,對損耗的影響幾乎可以忽略。
在多 GHz 等高頻環境中,ENIG 尤其重要,因為這些頻率下電流只能穿透數微米。ENIG 表面上的大量電流會流過鎳,而 3–6 µm 厚的鎳層可能填滿整個集膚深度範圍。
介電材料和走線幾何形狀
介電材料本身不會產生集膚效應,但會決定走線寬度,而走線寬度則決定可供電流流動的表面積。對於指定的 50 Ω 目標,走線與參考平面之間的距離越小、介電常數越高或介電層越薄,所需走線就越窄。導體損耗大致與 1/w 成正比,因此走線變窄會使每英寸電阻大致加倍。
蝕刻後,走線寬度會進一步變小,因為蝕刻液由上至下作用,最終形成梯形截面,靠近層壓材料的一側較寬。微帶線的大部分電流由這個較寬的底部承載。因此,蝕刻造成的寬度損失,正好發生在電流最集中的銅箔位置,這也是PCB 阻抗控制佈線與損耗控制實際上屬於同一項設計工作的原因。
如何降低 PCB 中的集膚效應
當頻率固定時,集膚深度不會改變。因此,要降低集膚效應損耗,就需要提供更平滑、更寬且導電性更好的表面。三個主要調整方向分別對應三種原因:銅箔、幾何形狀和層壓材料。
選擇低粗糙度銅箔
之所以要選擇適合的銅箔,是因為銅箔會在層壓製造期間與芯板黏合。大多數供應商會為每種芯板提供多個銅箔等級,表面越平滑,價格通常越高。銅箔規格 IPC-4562B 定義了輪廓級別,而資料表通常以 Rz,也就是峰谷高度,標示粗糙度。
| 銅箔類型 | 典型處理面 Rz | 與 10 GHz 集膚深度(0.66 µm)的比較 | 適用範圍 |
|---|---|---|---|
| 標準 ED | 7–10 µm(0.28–0.39 mil) | 深度超過 10 倍 | 電源、控制和約 1 GHz 以下數位訊號 |
| 反向處理(RTF) | 約 3–6 µm(0.12–0.24 mil) | 深度為 4–9 倍 | 低 GHz 高速數位訊號 |
| 極低輪廓(VLP) | 3–5 µm(0.12–0.20 mil) | 深度為 4–8 倍 | 5–10 Gbps 鏈路和 6 GHz 以下 RF |
| 超極低輪廓(HVLP) | 低於約 2 µm(0.08 mil) | 最高約 3 倍深度 | 25 Gbps 以上鏈路和毫米波 RF |
超過 10 GHz 後,諧波能量較高,只有 VLP、HVLP 和最平滑的 RTF 等級,其粗糙度才接近幾個集膚深度。由於 RTF 沒有 IPC 粗糙度級別,應查閱資料表中的 Rz。
優化走線寬度和厚度
最有效的幾何調整方法是增加寬度,因為導體損耗大致與承載電流的表面寬度成反比。走線越寬,為支援 50 Ω 阻抗所需的介電層高度也越大。
- 設定目標阻抗,例如單端 50 Ω 或差分 100 Ω。
- 在堆疊結構允許的情況下,選擇到參考平面距離最大的介電層。
- 根據該高度計算走線寬度,結果通常會比預設寬度更大。
- 不要讓差分對過度緊密耦合,因為這會導致 100 Ω 走線過窄。
在 GHz 頻率下,銅箔厚度的影響並不大,因為 1 oz 走線厚度為 35 µm(1.4 mil),在 1 GHz 下約等於 17 個集膚深度。此後厚度增加並不會帶來明顯改善,而 JLCPCB 在改用 2 oz 銅箔時,兩層板最小間距會增加至 0.16 mm(6.5 mil)。集膚深度仍然接近銅箔厚度,較厚銅箔只會在約 15 MHz 以下提供明顯幫助。因此,應優先投資於更寬走線和阻抗控制佈線。
選擇先進電路板材料
低損耗層壓材料可以直接降低介電損耗,使導體損耗在總損耗中佔更大比例。
Bogatin 的近似公式使用耗散因數和介電常數估算單位長度介電插入損耗:
介電損耗(dB/in)≈ 2.3 × f₍GHz₎ × Df × √Dk
其中:
- f₍GHz₎ = 訊號頻率,單位為 GHz
- Df = 介電耗散因數(損耗正切),無因次
- Dk = 相對介電常數,無因次
- 介電損耗 = 每英寸近似衰減(dB/in)
對於 5 mil 走線,這項估算值約為上述銅導體損耗的兩倍。實際損耗取決於層壓材料性能、走線幾何形狀和頻率。
以 RO4350B 為例,Dk 為 3.48、Df 為 0.0037,使用相同公式計算得出每英寸約 0.16 dB 損耗。此時銅箔約佔總損耗四分之三,因此高級層壓材料配合粗糙銅箔,會浪費材料優勢。這也是 Rogers 提供採用反向處理銅箔的 RO4350B LoPro 的原因。
| 應用 | 訊號頻段 | 建議層壓材料 | 對集膚效應的意義 |
|---|---|---|---|
| 控制訊號、USB 2.0、SPI | 低於 1 GHz | 標準 FR-4 | 標準銅箔已足夠,導體損耗較小 |
| PCIe Gen 3、10G Ethernet | 4–5 GHz Nyquist 頻率 | 中低損耗 FR-4 系列 | 高速層指定 VLP 或 RTF 銅箔 |
| Wi-Fi、5G 6 GHz 以下 RF | 2.4–6 GHz | RO4350B 或同類材料 | 配合低輪廓銅箔,並保持 RF 走線短 |
| 雷達、毫米波鏈路 | 24–81 GHz | PTFE 基層壓材料 | 使用平滑銅箔,外露走線避免鎳表面處理 |
我們的高速 PCB 製造方案
低損耗設計仍然需要工廠準確重現走線寬度、銅箔和表面處理。JLCPCB 的高速和阻抗控制服務可以對應這些輸入條件。
精密銅箔蝕刻和粗糙度控制
走線寬度是在成像和蝕刻階段決定,因此寬度精度取決於圖形曝光精度。JLCPCB 使用全自動激光直接成像生產線,直接根據客戶資料寫入圖形,不需要使用菲林光罩。低損耗走線需要較寬幾何形狀,JLCPCB 標準能力可以在 1 oz 銅箔上實現 0.10 mm(4 mil)線寬和線距。
在 JLCPCB,粗糙度取決於材料選擇,因為層壓材料決定銅箔輪廓。高速 PCB 服務可以使用 Rogers RO4350B/ZYF 系列 PTFE 層壓材料製造雙層、1 oz 電路板,Df 低至 0.0016。這些層壓材料在能力頁面中沒有列出銅箔輪廓。如果損耗模型需要 VLP 或 HVLP 銅箔,應在指定堆疊結構前向支援團隊確認銅箔等級,確保電路板模型準確。
高速表面處理能力
傳統剛性電路板可選用 HASL(含鉛或無鉛)、ENIG 和 OSP。對於具有外露傳輸線的高速 FR-4 電路板,OSP 可以讓電流在裸銅中流動,不會產生額外導體損耗。當外露銅箔有限時,ENIG 通常更實用,因為它適合需要平整焊盤的細間距 BGA 和連接器。
高速線路可選用 1 或 2 µin(約 0.025 或 0.05 µm)金厚度的 ENIG。薄金層幾乎不會承載 RF 電流,底部鎳層則決定每個外露表面的損耗。只要可能,應讓長 RF 走線位於阻焊層下方,並按照阻抗模型將阻焊層納入模型,因為它可能使阻抗降低數歐姆。
嚴格阻抗和訊號測試
啟用訂單阻抗控制後,JLCPCB 在多層板上提供標準 ±10% 阻抗容差,也可選擇 ±5% 特別容差。JLCPCB 阻抗計算器以實際使用的堆疊結構為基礎,因此它提供的線寬就是製程預期使用的線寬。每個阻抗控制訂單都會依照PCB TDR 阻抗測試指南,在拼板邊緣附近進行 TDR 測試。

圖 5:在拼板邊緣的 PCB 測試條上進行 TDR 阻抗測試
TDR 只能確認阻抗,不能測量插入損耗。應增加直線測試走線,並使用向量網絡分析儀在第一批電路板上檢查集膚效應損耗。Gerber 檔案和阻抗控制可以在 JLCPCB 報價頁面啟用。
集膚效應常見問題
問:集膚效應會影響 50 MHz SPI 匯流排嗎?
影響較小。50 MHz 下的集膚深度約為 9 µm,因此電流只使用 1 oz 走線的一部分,電阻會增加。不過走線通常較短,反射和串擾往往會在集膚效應之前造成問題。
問:使用 2 oz 銅箔可以降低集膚效應嗎?
在約 15 MHz 以上通常不能。當集膚深度遠小於銅箔厚度時,額外厚度不會承載更多電流,因此 2 oz 只會增加成本和所需間距。增加走線寬度或使用更平滑銅箔,能更有效降低損耗。
問:集膚效應與鄰近效應相同嗎?
不相同,但兩者會共同作用。集膚效應將電流推向單一導體的表面,而鄰近效應則將電流拉向承載反向電流的附近導體。因此,電流會集中在最靠近參考平面的走線表面。
問:銀鍍走線可以消除集膚效應損耗嗎?
不能。銀的導電率只比銅高約 6%,而集膚效應電阻與電阻率平方根相關,因此改善約為 3%。平滑銅箔帶來的幫助大得多,因為粗糙度可能使電阻接近加倍。
問:為什麼實測損耗比模擬高?
大多數模擬器會假設銅箔表面平滑,除非你輸入粗糙度模型。應根據層壓材料資料表,使用 Hammerstad 或 Huray 模型加入銅箔輪廓。外露走線也要將 ENIG 表面處理納入考慮,因為兩者都會使損耗高於平滑銅箔估算值。
結論
集膚效應不是需要完全避免的故障,因為 PCB 上的所有高速訊號都會受到它影響。你能控制的是電流被推向哪個表面。在低頻下,電阻主要由銅箔厚度決定;在 GHz 頻率下,則由銅箔粗糙度、外露銅箔表面處理,以及介電層上的走線寬度共同決定。
當每通道鏈路速率超過 112 Gbps 並進入更高毫米波頻段時,集膚深度會持續縮小到標準銅箔厚度以下。此時,銅箔等級應與 Dk 和 Df 一樣,直接顯示在堆疊圖中,而不應只寫在備註。設計完成後,可以使用 JLCPCB 的阻抗控制電路板,以及 Rogers 或 PTFE 高頻電路板,在實際硬件上驗證不同設計選項。

持續學習
PCB 訊號與電源完整性實務:接地分割、5V 輸入、USB-C 佈局與差分走線
功能測試通過,並不代表設計經得起推敲。ADC 讀值無規律跳動、USB 連接偶發中斷、EMI 測試始終差數 dB——這類問題一路追下去,多數落在接地、電源、走線三個環節。本文以 USB-C 供電、集成 ADC 與 MCU 的小尺寸電路板為例,整理訊號完整性與電源完整性的實作要點。 設計檢查重點 先確認回流路徑,再決定地平面分區、去耦位置與差分走線。任何跨越參考平面切縫的高速線,都應在佈局審查階段優先修正。 一、PCB 類比接地與數位接地 「類比地與數位地必須分開」是流傳極廣的經驗之談。放到混合訊號板的工程實踐中,更穩妥的方案往往是保留完整的地平面,僅做功能分區,不做物理切割。 理由要從回流路徑說起。高頻訊號的回流電流傾向沿訊號線正下方的地平面流動;地平面一旦被切開,訊號線又恰好跨越切縫,回流電流便被迫繞行,迴路面積隨之擴大,輻射發射與線間耦合同步惡化。 圖 1. 混合訊號板分區與回流路徑 圖 2. 類比與數位功能分區,以及完整地平面下的回流路徑 佈局階段將類比元件與數位元件分置板面不同區域,使數位電流天然避開類比區。 ADC 的 AGND 與 DGND 引腳統一接入同一片地平面,器件本體佈置在兩區交......
在 PCB 串擾演變為訊號完整性問題前及早預防
重點摘要 NEXT 與 FEXT:NEXT 會隨走線長度增加而達到飽和,而 FEXT 則隨耦合距離線性增加。 間距與疊層:遵循 3W 規則,並讓走線靠近參考平面。 訊號邊沿速率:相較於時脈頻率,較快的上升時間更容易造成串擾。 製造裕量:蝕刻偏差會縮小走線間隙,因此佈局時需要預留額外間距。 驗證方法:使用 DFM 檢查及 TDR 測試條,而不是只依賴基本導通測試。 PCB 串擾是指一條走線向相鄰走線耦合的雜訊,即使兩條網路在電氣上完全隔離,仍會發生串擾。設計時你沒有畫出這條連接,網表中也不會顯示,但銅箔仍會形成這種耦合。 圖 1:走線密集的高速 PCB 單條走線其實不會獨自承載訊號,而是承載環繞銅箔、隨時間變化的電場與磁場。這些場不會在走線邊緣停止,因此位於場範圍內的任何導體都會分得部分能量。本指南將介紹兩種耦合機制,以及為何近端串擾與遠端串擾的表現恰好相反。同時說明串擾計算器能告訴你什麼、又有哪些限制,以及如何透過間距、疊層結構與製造規範,將耦合雜訊控制在預算範圍內。 PCB 中的串擾是什麼? 兩條完全沒有接觸的走線,仍可能交換能量。交換能量的多寡取決於訊號切換的速度。 什麼是串擾?為什麼會發生?......
六層板疊層設計:多層 PCB 疊層與受控阻抗實施要點
四層板升級六層板,是多數產品訊號完整性的重要分水嶺。疊層規劃欠妥的設計,訊號回流沿地平面開槽迂迴,電磁干擾(EMI)整改週期往往以季度計;與此同時,層數每增加兩層,製造成本相應上台階,PCB 層數(pcb layer count)的增減需要經過量化論證。PCB 疊層設計(layer stackup design)是電氣性能、佈線密度與製造成本之間的三角權衡,受控阻抗疊層(controlled impedance stackup)則是高速設計的基礎性決策。 多層 PCB 疊層(multilayer pcb stackup)的核心原則僅有一條:每個訊號層均應配置相鄰的完整參考平面。疊層並非線路圖的容器,其結構決定回流路徑長度、阻抗可控性與板級翹曲量。六層板在成本與性能之間達成較優平衡,構成高速 PCB 疊層(high speed pcb stackup)設計的入場配置。 疊層設計提醒 先向板廠確認標準疊構、板材 Dk/Df、介質厚度公差與銅厚,再開始阻抗計算與佈線;不要以軟體預設值代替實際製程參數。 一、兩種經典疊構 六層板的成熟方案基本收斂於以下兩種,應按訊號質量要求與電源軌數量擇一採用: 方案 典......
過孔選型與鑽孔工藝:PCB 過孔(PCB Via)設計
過孔選型與鑽孔工藝:PCB 過孔(PCB Via)設計 高密度互連(HDI)製程普及之後,過孔不再僅承擔換層連接職能,其本身已成為訊號路徑的組成部分。盲孔、埋孔與激光微孔的成本隨結構階數遞增,焊盤內過孔/盤中孔(via in pad)是否採用填孔電鍍直接關係球柵陣列封裝(BGA)焊接良率。在高速高密設計語境下重新審視什麼是 PCB 過孔(what is a pcb via)這一基礎問題,具有明確的工程現實意義——PCB 過孔類型(PCB via types)的選型差異,將在製造成本與訊號品質兩個維度同時體現。 過孔是貫穿基板的金屬化孔,用於實現不同導電層之間的電氣連接。它同時也是寄生元件:寄生電感阻礙電流突變,寄生電容擾動高速波形,未使用的殘樁在一定頻率下產生諧振。PCB 過孔設計(PCB via design)的本質,是在連接需求、訊號完整性與製造成本三者之間確定最優平衡點。 過孔選型提醒 先確認訊號速率、板厚、層數與板廠鑽孔及電鍍能力,再決定通孔、盲埋孔、微孔或盤中孔結構,避免為了追求高密度而產生不必要的製程成本。 一、四種過孔的結構與製程 鍍通孔(PTH)採用機械鑽孔,貫穿整個板厚,為成本基......
正確掌握 PCB 特性阻抗,確保訊號可靠傳輸
重點摘要 阻抗定義:特性阻抗由走線幾何形狀和參考平面決定,而不是由銅的直流電阻決定。 核心因素:走線寬度、銅厚度、介質高度和介電常數共同決定阻抗值。 參考平面:高速走線需要連續的參考平面,以防止訊號反射。 工廠驗證:製造商會調整走線寬度,並使用測試條上的時域反射儀檢查阻抗。 設計方法:儘早選擇工廠標準疊層,在佈線前確定正確的走線寬度。 特性阻抗決定快速邊沿能否乾淨地到達接收端,但萬用表無法測量它。一條 50 Ω 走線從一端到另一端測得的電阻只有幾分之一歐姆。萬用表看到的是銅電阻,而訊號看到的是完全不同的東西。上升邊沿不會一次看到整條走線,它只會看到當前已經傳播到的那一小段銅。為了繼續向前傳播,它必須給下方的平面充電,並在走線周圍建立磁場。 圖 1:多層 PCB 上的受控阻抗走線及其參考平面 兩組量之間的比值決定了邊沿每伏電壓所吸收的電流。本指南討論 PCB 特性阻抗的本質以及決定它的各項參數,然後介紹製造商如何獲得並驗證這一數值,以及哪些介面真正具有相關價值。最終目標是通過一次設計就獲得所需的疊層,而無需反覆修改。 PCB 中的特性阻抗是什麼? 特性阻抗不是銅本身的阻抗,而是走線及其參考平面的阻抗......
高頻 PCB 設計中的集膚效應損耗管理
重點摘要 集膚深度會縮小:高頻會迫使電流集中在走線表面,10 GHz 時集膚深度可縮小至 0.66 µm。 粗糙度會增加損耗:銅箔粗糙度會令電流路徑變長,並大幅提高高速訊號的電阻。 電鍍會影響訊號:ENIG 等低導電率表面處理中的鎳,會增加外露走線的衰減。 較寬走線有助於降低損耗:更寬的走線和更厚的介電層可以擴大電流流動表面,降低導體損耗。 使用平滑銅箔:VLP/HVLP 低輪廓銅箔配合先進層壓材料,是 10 GHz 以上設計的必要條件。 集膚效應會將高頻電流推向銅走線表面的薄層。此時,走線的表現就像大部分銅箔消失了一樣。在 1 GHz 下,這個導電層深度只有約 2 µm,而標準 1 oz 走線厚度為 35 µm。變化中的電流會在導體內部建立變化中的磁場,而該磁場會在銅芯內感應出微小的反向電流,使中心區域的電流互相抵消,並在表面附近增強。 圖 1:集膚效應將電流集中在 PCB 的外層 訊號變化越快,可以使用的導電層就越淺。此時,銅箔厚度以及銅箔上電鍍的金屬種類,會決定有多少訊號能夠通過。本指南將解釋集膚深度,以及銅箔粗糙度和表面處理如何造成損耗,並說明如何選擇銅箔、走線幾何形狀和層壓材料,以控制高......