錫膏印刷缺陷:精密鋼網如何避免組裝失效
1 分鐘
- 常見錫膏印刷缺陷及其影響
- 根本原因:為什麼會發生錫膏印刷缺陷?
- 鋼網工程如何影響錫膏印刷良率
- 使用錫膏檢查(SPI)量化缺陷
- 為什麼選擇 JLCPCB 精密鋼網以提升 FPY?
- 錫膏印刷缺陷常見問題
- 結論:使用精密鋼網預防 SMT 缺陷
重點摘要
70% 規則:約 70% 的 SMT 缺陷源自錫膏印刷階段,因此這是最需要最佳化的關鍵製程。
根本原因:橋接、錫膏不足、對位偏移與塌陷等缺陷,通常來自鋼網張力、製程參數(壓力、速度),以及錫膏化學特性/環境條件。
面積比很重要:依 IPC-7525,維持開孔面積比(AR)高於 0.66,是確保錫膏轉移效率、避免長期錫量不足的必要條件。
SPI 是關鍵:自動錫膏檢查會量測高度、覆蓋率與體積,在回焊前捕捉缺陷,實現以數據驅動的製程控制。
鋼網品質:具備電拋光、奈米塗層與 304 HTA 不鏽鋼的高品質鋼網,是提升一次通過率(First Pass Yield)的最具成本效益方案。
70% 規則已在產業實務中得到驗證:約 70% 的 SMT 缺陷來自印刷機。如果錫膏沉積本身不良,即使後續貼裝與回焊選項正確,也無法修正問題。元件越小,容錯空間就越低。越早掌握印刷製程,就越能提高良率並降低重工成本。
本指南將討論會影響焊料行為的機械與環境因素,例如鋼網張力與環境濕度。您將理解精密治具背後的概念,以及它如何將印刷製程從變動因素轉化為可重複流程。
常見錫膏印刷缺陷及其影響
良好的錫膏沉積,可用來預測焊點可靠性。每一種缺陷類型,都會帶來不同的後續風險。
焊錫橋接與錫膏拖 smear
焊錫橋接,也就是兩個導體之間出現多餘焊錫,會形成短路。對細間距封裝(QFN 與 micro-BGA)而言,微小導體間隙會讓這個問題變得非常嚴重。
橋接通常有前兆,也就是拖 smear。當鋼網與 PCB 之間的密封不良時,錫膏會滲出,導致下一片板上出現錫珠,或在防焊層上留下焊料殘留。
更多修正策略可參考 JLCPCB 的防止焊錫橋接指南。
錫膏不足
錫膏不足可能造成開路焊點,也可能產生能通過電性測試、卻在熱應力或振動應力下失效的焊點。對 BGA 元件而言,這是非常嚴重的情況,因為焊點同時是唯一的機械與電氣連接。
5 球規則(IPC-7525)
最小開孔尺寸應至少為最大焊粉顆粒直徑的 5 倍。以顆粒最大 38 µm 的 Type 4 錫膏為例,最小開孔約為 0.19 mm;Type 5(顆粒最大 25 µm)則約為 0.125 mm。低於此比例時,表面張力會讓錫膏留在開孔內,而不是乾淨釋放到焊盤上,導致細間距元件出現錫膏不足。
偏移與對位不良
當錫膏沉積未正確形成,並且偏離 PCB 焊盤時,就稱為對位不良。若焊盤偏移超過焊盤寬度的 20%,對細間距元件而言通常會被視為品質問題,也是製程控制中常見的管控指標。
在回焊過程中,雙端元件若其中一側焊盤先潤濕,兩側表面張力差異就會成為墓碑效應最常見的原因。
塌陷與刮挖效應
如果錫膏在鋼網分離後向側邊塌陷,就稱為「塌陷」。其結果是焊盤之間的間距縮小,並在回焊時造成橋接。助焊劑在冷態(室溫)下黏度較高,在熱態(回焊爐中)黏度較低。
造成錫膏量不足的另一個原因是「scooping」(也稱 scavenging,刮挖效應),也就是刮刀太軟或刮刀壓力過大,導致刮刀挖入大型開孔,把錫膏帶走,而不是乾淨刮過鋼網表面。結果是錫膏沉積中央呈凹陷,高度降低,進而導致功率元件與大型焊盤上的焊錫量不足。改用較硬的金屬刮刀,或降低刮刀壓力,通常可以修正此問題。
| 缺陷 | 外觀特徵 | 後續風險 |
|---|---|---|
| 焊錫橋接 | 導體之間連在一起 | 電氣短路、元件失效 |
| 錫膏不足 | 缺少沉積或沉積過薄 | 開路、焊點薄弱 |
| 對位不良 | 錫膏沉積偏離中心 | 墓碑效應、潤濕不良 |
| 拖 smear | 焊盤區域外出現殘留 | 錫珠、隨機短路 |
| 刮挖效應 | 錫膏表面呈凹陷 | 焊點體積不足 |
| 塌陷 | 錫膏邊緣擴散 | 回焊期間橋接 |
根本原因:為什麼會發生錫膏印刷缺陷?
完整診斷分析時,必須同時考量印刷機硬體、鋼網工程、錫膏材料科學與周圍環境,因為這些因素都可能讓製程更接近受控狀態,也可能讓製程偏離控制。
鋼網變數:張力與幾何
如果刮刀行程期間鋼片張力不足,鋼網與 PCB 之間的密封就會受損,進而造成錫膏拖 smear。
實際沉積錫膏體積與理論開孔體積之比稱為轉移效率(Transfer Efficiency,TE)。它受面積比(Area Ratio,AR)影響,而 AR 是開孔開口體積與開孔壁面積之間的比例。
最低面積比(IPC-7525)
產業最低 AR 值為 0.66(依 IPC-7525)。低於此閾值時,錫膏對開孔壁的附著力會大於對 PCB 焊盤的附著力,因此在鋼網抬起時,錫膏會留在開孔內,而不是釋放到焊盤上。這是細間距元件錫膏不足的主因,也是追查長期漏印或低錫量缺陷時,最先需要檢查面積比的原因。
製程參數:壓力、速度與分離
- 刮刀壓力:通常為每毫米刮刀長度 0.3–0.5 N,細間距元件偏好較低壓力。過高壓力會造成「刮挖效應」,也就是刮刀把錫膏從大型開孔中擠走,而不是乾淨轉移到焊盤上。
- 刮刀速度:25–50 mm/s。較慢速度(接近 25 mm/s)有助於細間距開孔完整填充;較快速度(接近 50 mm/s)適合較大元件與更高吞吐量,但窄開孔可能出現填充不足風險。
- 分離速度:細間距作業通常為 0.1–3 mm/s。速度過高會產生高而細的錫膏尖峰,導致塌陷或彼此干擾。
錫膏化學特性與環境
錫膏具有觸變性,也就是受到應力時會變稀,而在不受應力時會重新形成膏狀。溫度應維持在 22°C–26°C;若溫度過高,錫膏會變稀並出現塌陷。濕度則應維持在 45% ± 5%。
當濕度過高時,助焊劑吸濕性會增加,並在回焊期間造成錫珠。由於冷凝可能造成化學失衡,從冰箱取出的錫膏必須先在室溫下回溫 2–4 小時,再打開容器。
雖然多種因素都會影響錫膏印刷良率,但最根本的限制仍是鋼網品質。
鋼網工程如何影響錫膏印刷良率
印刷機參數可以設定,但如果鋼網工程設計不佳,機台仍然會產生缺陷。
鋼網品質是印刷良率的最終上限,因此專業治具是避免 SMT 焊接缺陷最具成本效益的方法。
304 HTA 不鏽鋼與鋼片張力
高品質鋼網會使用 304 HTA(Tension Annealed,張力退火)不鏽鋼,這種材料專為高應力應用而設計,可在數千次印刷循環中維持高平整度與內部張力。
此材料可避免鋼網下垂,確保與 PCB 形成均勻密封,並消除對位不良與拖 smear 等錫膏印刷問題。
開孔幾何與開孔製程標準
透過雷射切割,開孔精度可達 ±0.003 mm,且開孔會依焊盤尺寸調整。開孔製程標準通常會將大型焊盤縮小 10–20%,以避免錫膏量過多;或增加小焊盤開孔,以確保適當沉積量。
遵循嚴格的開孔製程標準,是避免細間距元件錫膏不足的必要條件。
表面處理
鋼網表面處理也會對錫膏印刷製程造成巨大影響。
電拋光
電拋光是一種使用電化學製程去除開孔壁微小毛邊的方法。經處理後,開孔壁會更平滑,可降低摩擦,並提供接近 100% 的錫膏釋放效果。
奈米塗層
鋼網底面與開孔壁會經過疏水/疏油塗層處理。它可抵抗助焊劑與焊料顆粒附著,有助於減少鋼網下方滲錫,並將鋼網底部清潔間隔從每 1–3 次印刷延長到每 20–50 次印刷。這對高產量生產而言,是巨大的吞吐量改善。
使用錫膏檢查(SPI)量化缺陷
「無法量測,就無法管理。」自動 SPI 是連結印刷製程健康狀態與可量測、可行動數據之間的計量橋樑。
SPI 機台會針對每個錫膏沉積點量測三個關鍵指標:
- 高度(Z 軸):可偵測刮挖效應或錫膏沉積過厚。
- 橋接和/或焊盤覆蓋率(X-Y footprint)偵測。
- 體積:最關鍵的量測項目,根據高度與面積資料計算,用於確保焊點形成所需的焊料量足夠。
SPI 的診斷能力強大之處在於它可以「讀取」趨勢。如果多片板上的錫膏體積逐漸下降,可能代表刮刀磨耗或鋼網逐漸堵塞。若所有焊盤點突然出現一致 X-Y 偏移,則代表板夾持或視覺系統存在機械對位問題。
透過在電路板進入回焊爐前捕捉錫膏檢查缺陷,SPI 可避免回焊後重工所帶來的更高成本。
實作指南可參考 JLCPCB 完整錫膏檢查(SPI)指南。
為什麼選擇 JLCPCB 精密鋼網以提升 FPY?
無論是快速原型還是量產,鋼網供應商的品質都是印刷良率的主要決定因素。JLCPCB 提供專業級鋼網,其工程設計可針對本指南中討論的所有變數進行最佳化。
技術規格
- 雷射精度:±0.003 mm 公差,確保開孔完全符合設計規格。
- 材料:304 HTA 不鏽鋼,可維持鋼片張力與密封效果。
- 厚度:0.06 mm 至 0.3 mm,分別適用於超細間距元件與高功率電子;涵蓋大多數產業標準。
- 製程:奈米塗層、電拋光、階梯鋼網,以及適用於複雜多元件電路板的抗超音波膠材。
物流優勢
- 製作時間:業界領先,最快 12 小時交付。
- 價格:最低 $3 美元起,無最低訂購量。
- 全球運送:支援 180+ 國家與地區。
- 訂購:上傳 Gerber 或 DXF 檔案,最快 5 分鐘即可取得報價。
錫膏印刷缺陷常見問題
Q:有框鋼網與無框鋼網有什麼差異?
有框鋼網安裝在剛性鋁框中,可為自動 SMT 產線提供最佳穩定性與重複性。無框鋼網(鋼片)則需要搭配張網系統使用,適合原型製作,成本較低且容易收納;但也更容易受損,如果處理不當,印刷時可能無法正確對位。
Q:印刷應使用哪種焊粉?
顆粒尺寸必須匹配鋼網上的最小開孔。5 球規則(依 IPC-7525)指出,最小開孔應至少為最大焊粉顆粒直徑的 5 倍。對多數現代 SMT 作業,直到 0.5 mm pitch,Type 4 錫膏(顆粒最大 38 µm)是預設選擇。對 0201、01005 與 0.4 mm pitch BGA,則應改用 Type 5(顆粒最大 25 µm),讓錫膏能從極小開孔中乾淨釋放。顆粒過大可能阻塞開孔,導致錫膏不足。
Q:什麼時候需要階梯鋼網?
階梯鋼網是具有多種鋼片厚度的鋼網。當同一片板上的不同元件需要不同錫膏量時,就需要使用它。例如,細間距 BGA 元件可能需要 0.1 mm 錫膏厚度,而大型電源連接器可能需要 0.15 mm 錫膏厚度,才能提供足夠支撐。
Q:鋼網底面應多久清潔一次?
在沒有表面處理的情況下,細間距作業的標準做法是每 1–3 次印刷清潔一次。具備奈米塗層的鋼網可將清潔間隔延長至每 20–50 次印刷。如果 SPI 數據顯示錫膏體積逐漸下降,代表鋼網底面可能正在累積錫膏,此時也應提高清潔頻率。
結論:使用精密鋼網預防 SMT 缺陷
錫膏缺陷並非不可避免。透過以 70% 規則作為指南,並最佳化鋼網工程,企業可以大幅提高一次通過率。
成功需要平衡鋼網張力與濕度等變數。投資精密治具仍是最具成本效益的改善方式。它能將一個容易波動的製程階段,轉化為穩定且可重複的操作。
持續學習
如何將音訊插座焊接到 PCB
重點摘要 先確認準確引腳配置:TS、TRS 和 TRRS 插座的導體數量及 PCB 端子編號不同,而 TRRS 接線又分為 CTIA 和 OMTP 標準。因此,焊接前必須根據製造商資料表和 PCB 封裝圖形確認每個引腳。 控制熱量和焊錫:使用細焊咀、助焊劑和最少焊錫,先暫焊一個引腳以保持插座平整、垂直,再逐個焊接接點,避免間距很小的端子之間出現橋接。 完成並驗證:將所有指定機械固定耳焊接好,避免插入插頭時令訊號焊點承受應力;在放大檢查下查看間隙,清潔助焊劑殘留,並在最終組裝前測試左右聲道、接地和麥克風。 學習如何焊接音訊插座,首先要確認正確的引腳配置、PCB 封裝圖形和焊接順序。3.5 mm 音訊插座的接點細小且排列緊密,過多焊錫很容易造成橋接。焊點不良可能導致音訊爆音、單聲道無聲或連接間歇性中斷,而反覆插拔也會對連接器和焊點造成機械應力。 外觀看似相同的音訊插座,可能具有不同 PCB 引腳配置、開關接點和封裝圖形。在焊接音訊插座前,應先確認準確的連接器型號,並查看製造商資料表和 PCB 封裝圖形。 本指南將介紹如何將音訊插座焊接到 PCB,並補充 SMT 和面板安裝連接器的相關方法。內容涵蓋 T......
DC 插座焊接:如何焊接 DC 圆孔插座/電源連接器
重點摘要 焊鐵接觸電路板前先確認極性:檢查轉接器標籤、設備標記和插座引腳配置,確認是中心正極還是中心負極,因為極性接反可能立即損壞穩壓器或微控制器。 為大型焊點提供足夠熱量:DC 插座端子具有較大熱容量,因此應使用較大的鑿形或斜角焊咀、較高熱量或更長加熱時間,並加入助焊劑,直到焊錫填滿鍍通孔,形成光亮焊料圓角,而不是暗淡、粗糙的表面。 建立機械強度:將插座平整、垂直地安裝,並將所有金屬固定耳焊接好,以吸收插拔力。面板安裝電源線需要增加應變釋放,而電路板上的 SMD 元件則可以由鋼網在一次回流焊中完成組裝。 DC 圓孔插座看似是電路板上最簡單的元件。它只有三個端子,也不需要韌體,但卻承載著整個專案所消耗的每一毫安電流。每次插入轉接器時,它還會承受推、扭和拉的力量。 因此,DC 插座焊接需要比一般訊號引腳更加小心。這裡的弱焊點或冷焊點會造成間歇性供電、發熱,以及接點處的微小電弧。最嚴重的情況下,插座可能會從電路板上脫落,連同銅焊盤一起撕走。 本指南將介紹插座結構和極性、PCB 安裝插座的逐步焊接方法,以及面板安裝插座的接線方法。最後還會說明最常見的故障和相應修正方法。 快速解答:如何焊接 DC 圓孔插......
如何為焊鐵上錫:首次使用與重新上錫
重點摘要 第一次加熱就要上錫:將焊鐵加熱至約 315–370 °C(600–700 °F),用黃銅絲球清潔焊咀,再將新鮮的松香芯焊錫熔化到所有工作面,直到表面覆蓋一層薄而鏡面光亮的焊錫膜,然後擦去多餘焊錫,再加上一層輕薄塗層。 根據狀態重新上錫,而不是按時間表:焊咀應始終保持焊錫薄膜;當潤濕變得不均勻時立即重新上錫,並在關閉焊鐵前塗上一層較厚焊錫,避免焊鐵閒置期間開始氧化。 絕不要磨損鍍層焊咀:銼削或打磨會破壞鐵鍍層,使銅芯外露,並讓銅溶入熔融焊錫。因此,應使用溫和的助焊劑循環和少量焊咀上錫劑來恢復暗淡焊咀;當鍍層損壞時,應直接更換焊咀。 正確上錫的焊咀可以快速熔化焊錫、有效傳熱,並延長使用壽命。乾燥且已氧化的焊咀即使已經很熱,也可能難以在接觸焊點的位置熔化焊錫。 上錫是指在焊咀工作面上保持一層薄而連續的焊錫膜。本指南將介紹如何為焊鐵焊咀第一次上錫、工作期間如何重新上錫、實際應使用的溫度、如何恢復已經失效的焊咀,以及如何儲存焊鐵,讓明天的第一個焊點和今天最後一個焊點一樣乾淨。 快速解答:如何為焊鐵焊咀上錫 將焊鐵加熱至約 315–370 °C(600–700 °F),用黃銅絲球清潔焊咀,再將新鮮松......
如何焊接 QFN 元件:逐步指南
重點摘要 焊膏鋼網是實現一致 QFN 焊點最可靠的方法。 中央散熱焊盤應始終使用窗格式焊膏圖形,而不是一次印刷一個完整的大開口。 控制焊膏體積,避免元件浮起、橋接和過多空洞。 回流焊需要正確的預熱浸泡、回流和冷卻曲線。 手工焊接只適用於部分 QFN 封裝,通常無法有效焊接中央散熱焊盤。 由於 QFN 焊點隱藏在封裝下方,應在適當情況下使用導通測試、測試點或 X-ray 進行檢查。 QFN 封裝具備優異的尺寸、散熱和 RF 性能,但包括中央寬大散熱焊盤在內的所有焊盤,都隱藏在封裝本體下方。單靠焊鐵通常無法接觸這些焊點,因此初次焊接常會出現短路、開路,或晶片在回流焊期間從焊盤上「浮起」等問題。 本指南將說明如何可靠地焊接 QFN 元件,包括使用鋼網和回流焊,以及進行仔細的手工焊接,並介紹如何避免那些通常在焊點已經被封裝遮住後才被發現的典型缺陷。如需了解 QFN 封裝分類、焊盤尺寸或封裝圖形規則,請參閱我們的 QFN 封裝指南。 快速解答:如何焊接 QFN 元件 要焊接 QFN 元件,應先透過鋼網印刷焊膏,並在散熱焊盤上使用窗格式圖形;接著用鑷子準確放置封裝,再使用熱板、熱風台或回流焊爐完成焊接。對於具......
如何焊接排針:逐步指南
重點摘要 麵包板或治具:使用麵包板或治具,在操作時保持排針垂直。 先暫焊一個引腳:在焊接其餘引腳前,先檢查排針對位。 縮短加熱時間:避免塑膠外殼熔化。 切割可折斷排針條:沿引腳之間的塑膠位置切割,不要在引腳中間強行切斷。 SMD 排針:使用焊膏和回流焊方式焊接,而不是通孔焊接方法。 拆除排針引腳:加入新焊錫,再配合吸錫帶或吸錫器,亦可使用熱風。 簡介 你焊接好一個排針引腳,檢查時卻發現它向一側傾斜,導致無法順利插入麵包板或配對插座。讓排針保持筆直和整齊,是一項不同於一般焊接排針的專門技巧。對剛開始進行手工組裝的人來說,排針歪斜是非常常見的困擾。本指南將介紹如何焊接通孔和 SMD 排針,讓它們每次都保持筆直,同時說明如何將可折斷排針條切割到適當長度,以及如何拆除需要移除的排針引腳。 如需了解焊鐵、助焊劑和上錫的基本技巧,請參閱 PCB 焊接基礎指南;本文則專注於排針焊接技巧。 快速解答:如何焊接排針 要讓排針保持筆直,先將排針插入電路板,再使用麵包板或治具固定其垂直位置。先只焊接最外側的一個引腳,檢查對位;如有傾斜,重新加熱該引腳並調整角度。確認筆直後,再焊接其餘引腳,最後重新回流第一個暫焊點。 排......
如何焊接電位器(PCB、面板及結他電位器)
重點摘要 識別滑動端:大多數電位器的中間引腳都是滑動端。焊接前,務必使用萬用錶確認。 預先上錫:連接前先為端子及導線上錫,以確保焊點牢固、整潔。 小心控制熱量:使用溫度可調焊鐵,並縮短接觸時間(數秒內低於 260°C),避免損壞內部電阻軌。 焊接後測試:測量輸出電阻時檢查導通性並轉動軸桿,確認電位器運作正常。 電位器是電子產品中最常見的元件之一,適用於需要旋鈕或旋轉開關來調節音量、音調、亮度及校準等參數的設備。它們也廣泛用於結他及效果器製作,讓使用者可以精細調整多項直接影響輸出質量的參數。電位器的核心結構是連接至機械刷的滑動端,機械刷會沿電阻軌內部滑動,從而改變輸出。 要有效焊接電位器,需要合適的工具,以及對不同電位器端子和類型的基本認識。初學者在焊接電位器時最常犯兩個錯誤:錯誤識別滑動端,以及令元件過熱,尤其是在結他電位器的金屬外殼上進行接地時。 本文將介紹如何有效焊接 PCB 電位器、帶焊片的面板電位器,以及結他/音訊電位器。本文亦會在結他電位器部分介紹推拉式電位器的焊接方法。 快速解答:如何焊接電位器 焊接電位器前,首先要正確識別三個端子。在大多數具有三個端子的電位器中,滑動端通常位於中間端......