高效能 PCB 的 RF 電路設計指南
3 分鐘
- 什麼是 RF 電路設計?
- 如何讓 RF PCB 維持可靠運作?
- RF 電路設計的 PCB 材料選擇
- PCB 製造如何影響 RF 電路性能?
- RF 電路設計常見問題
- 結論
重點摘要
- 傳輸線效應:走線長度超過波長的十分之一時,必須嚴格控制 50 Ω 阻抗,以避免訊號反射。
- 保持回流路徑連續:走線正下方的接地平面必須完整連續,才能避免嚴重的電磁干擾(EMI)。
- 審慎選擇層壓板材:一般 2.4 GHz 應用可使用 FR-4;更高頻率則應升級採用 Rogers 或 PTFE 材料。
- 嚴格控制製造公差:導通孔電感及介電質變化都會影響阻抗,因此必須嚴格規範疊層結構。
當 PCB 走線不再像導線般運作時,RF 電路設計便由此開始。頻率超過數百 MHz 後,銅箔本身便具有阻抗、損耗及輻射特性。它成為需要設計的元件,而不再只是簡單繪製的連接線。原因在於波長。2.4 GHz Wi-Fi 訊號沿著 FR-4 微帶線傳播時,波長約為 70 mm,因此短短幾毫米的饋線已涵蓋相當比例的訊號週期。走線兩端的電壓不再相同。

圖 1:具有屏蔽無線電、50 Ω 饋線及導通孔圍欄的 RF PCB
每當走線寬度改變、出現導通孔或接地間隙時,部分訊號便會反射回訊號源。這就是為什麼使用相同原理圖製作的兩塊電路板,實際表現可能截然不同。本指南將介紹 RF 電路與傳統電路的差異,以及如何讓 RF PCB 維持可預測的性能。此外,也會說明何時應選用 Rogers 或 PTFE 層壓板材取代 FR-4,以及哪些製造公差會決定成品電路板能否符合模擬結果。
什麼是 RF 電路設計?
RF 電路設計是指設計及製作承載射頻訊號的電路,涵蓋次 GHz 頻段至毫米波雷達。其目標是讓每個訊號都能以已知阻抗、低損耗及最低洩漏量傳送至負載。在 PCB 上,銅箔幾何結構與層壓板材都是電路實際運作的一部分。
RF 電路與傳統電路有何不同?
傳統電路會將走線視為理想導線,因為訊號變化速度相較於訊號在電路板上的傳播時間較慢。當走線長度超過約十分之一波長時,這項假設便不再成立。在 FR-4 微帶線上傳輸 2.4 GHz 訊號時,波長約為 69 mm(2.7 英吋)。因此,任何長度超過約 7 mm(275 mil)的走線,都應視為傳輸線。

圖 2:2.4 GHz 下走線長度與波長的關係,以及導通孔中不易察覺的電感
寄生效應也是重要因素,因為每個實體元件都具有原理圖中未呈現的電感與電容。直徑 0.3 mm(12 mil)的導通孔穿過 1.6 mm(63 mil)厚的電路板時,會增加約 1.3 nH 的電感。在 2.4 GHz 下,這相當於訊號路徑中近 20 Ω 的串聯阻抗,單是這項影響就足以使匹配網路失諧。
| 設計項目 | 傳統電路 | RF 電路 | 對電路板設計的影響 |
|---|---|---|---|
| 走線 | 理想導線 | 具有固定阻抗的傳輸線 | 走線寬度取決於疊層結構,而非電流大小 |
| 接地 | 共用的 0 V 節點 | 每個訊號的回流路徑 | 每條 RF 走線下方都必須有連續完整的接地平面 |
| 導通孔 | 可自由換層 | 穿過 1.6 mm 板厚時約產生 1 nH 串聯電感 | 避免在 RF 訊號路徑中使用導通孔 |
| 旁路電容 | 100 nF 通常已足夠 | 超過自諧振頻率後呈現電感性 | 在 RF 電源接腳附近增加 10 至 100 pF 電容 |
| 層壓板材 | 機械支撐材料 | 決定電路的損耗與波長 | 在製造圖面上註明材料名稱 |
RF 電路性能的關鍵要求
- 阻抗匹配,讓功率傳送至負載,而不是從負載反射回來。
- 低損耗,讓訊號通過電路板時仍能維持原有的雜訊底限。
- 隔離,讓能量維持在預定的訊號路徑中。
阻抗匹配通常以回波損耗衡量,用來比較反射功率與入射功率。大多數 RF 系統採用 50 Ω 標準阻抗,並以反射係數(S11)低於 -10 dB 為目標,代表反射回來的功率低於 10%。每個阻抗不連續點都會消耗部分容許裕量,因此在匹配網路發揮作用之前,電路板本身就必須維持 50 Ω 阻抗。
如何讓 RF PCB 維持可靠運作?
當每個 RF 訊號從訊號源到負載都維持一致阻抗,且正下方具有乾淨、連續的回流路徑時,RF PCB 才能可靠運作。這兩項條件都取決於幾何結構,因此必須在製板前透過佈局設計確定。
受控阻抗與訊號路徑
受控阻抗會根據介電質厚度及介電常數(Dk)設定走線寬度,讓整條傳輸線維持 50 Ω 阻抗。介電質厚度的影響最大,因此應先確定疊層結構。在兩層、厚度為 1.6 mm(63 mil)的 FR-4 電路板上,50 Ω 微帶線的寬度接近 3 mm(118 mil),遠大於 0402 匹配元件的焊盤尺寸。

圖 3:兩層及四層板上的 50 Ω 微帶線,以及接地共面波導的比較
直接的改善方法是減薄介電質。典型四層板疊層結構會將接地平面設置在頂層下方約 0.2 mm(8 mil)的位置,因此 50 Ω 走線只需要約 0.37 mm(15 mil)的線寬。在兩層板上,則可使用 接地共面波導 ,在訊號走線旁增加接地平面。此時,阻抗由兩側的間隙決定,而非由板厚決定。
接地、回流路徑與佈局
RF PCB 的接地設計,是指在每條 RF 走線正下方設置單一、連續的接地平面。四層板的 RF 區域應保持第二層接地平面完整。兩層板則以整個底層作為接地平面,因此應盡量避免在底層佈設訊號線。

圖 4:RF 佈局分區示意,包含完整接地平面、導通孔圍欄及屏蔽罩焊盤
RF 回流電流會沿著走線正下方的接地平面流動。這條路徑形成的迴路面積最小,因此電感也最低。佈局時還應將彼此容易產生干擾的電路分開。功率放大器、接收訊號鏈及數位邏輯應各自配置在不同區域,晶體振盪器也應遠離天線饋線。以下四種佈局錯誤最容易縮短 RF 通訊距離:
- 讓 RF 走線跨越接地平面分割區會迫使回流電流繞過間隙,因此必須確保整條訊號路徑下方的接地平面連續完整。
- 頂層接地銅箔未使用導通孔縫合會形成容易產生共振的孤立區域,因此導通孔縫合間距應控制在 λ/20 或更小;在 2.4 GHz 下,約為 3.4 mm(134 mil)。
- 旁路電容的接地導通孔距離焊盤太遠會增加電感並抵消電容的作用,因此應將導通孔設置在焊盤旁。
- 在模組天線附近鋪設銅箔會使天線失諧,因此必須保持模組天線禁佈區淨空。以 ESP32-WROOM-32E 為例,Espressif 建議在天線旁的板邊區域挖空,並保留至少 15 mm(591 mil)的寬度。
RF 電路設計的 PCB 材料選擇
層壓板材的選擇主要取決於兩項數值。Dk 決定走線尺寸與電氣長度,而耗散因數(Df)則決定有多少訊號能量會轉化為熱能。FR-4 在這兩方面的數值變動較大,因此真正需要考慮的是設計能夠容忍多大的變化。
何時應使用 Rogers PCB 材料?
Rogers RO4000 系列層壓板材屬於玻纖強化碳氫陶瓷材料,主要優勢在於低損耗。在 10 GHz 下,RO4350B 的 Df 約為標準 FR-4 的五分之一,可將每英吋(25.4 mm)走線的介電損耗由約 0.9 dB 降至 0.16 dB。
另一項原因是 Dk 的穩定性,因為濾波器、耦合器及天線的尺寸都是依照波長的一部分設計。RO4350B 的 Dk 可維持在 ±0.05 的範圍內,而 FR-4 則會因玻纖布規格及樹脂含量而有所變化。Rogers 也提供 3.66 的設計 Dk 供模擬使用,因此若濾波器以製程 Dk 3.48 進行繪製,實際頻率可能會低約 2%。在 5.8 GHz 下,這相當於超過 100 MHz。對於頻率高於約 3 GHz 的長距離走線,以及需要更佳散熱能力的功率放大器,Rogers 材料的成本便能發揮價值。
適用於高頻應用的 PTFE PCB
PTFE 層壓板材能進一步降低損耗,其 Dk 約介於 2.1 至 3.0,Df 約為 0.001 至 0.002。Rogers 也有生產 PTFE 材料,例如 RT/duroid 5880 與 RO3003,因此「Rogers」代表供應商品牌,而「PTFE」則代表材料化學組成。這類電路板常見於 24 GHz 與 77 GHz 雷達、衛星鏈路及天線陣列等應用;在這些場景中,FR-4 每英吋可能產生數 dB 的損耗。
然而,PTFE 低損耗的材料特性也使其製造難度較高。PTFE 材料柔軟且不易附著,因此在板廠使用電漿或鈉蝕刻處理鑽孔孔壁之前,電鍍層無法牢固附著於孔壁。即使板廠對 PTFE 的報價低於 RO4350B,每張訂單仍需要額外的製程處理。選用 PTFE 應以損耗預算為依據,而不是預設採用。在約 10 GHz 以下,碳氫化合物層壓板材通常已能提供大部分所需優勢,同時降低製造風險。這篇Rogers 與 PTFE 層壓板材比較 將這兩類材料並列說明。
平衡 RF 性能與可製造性
較理想的選擇,是在符合損耗與 Dk 預算的前提下,採用成本最低的層壓板材。對於具有短饋線的 2.4 GHz Bluetooth 或 Wi-Fi 電路板,FR-4 已經足夠,因為走線只會產生極少量的分貝損耗。這也是大多數 2.4 GHz 模組採用一般 FR-4 的原因。

圖 5:FR-4、RO4350B 與 PTFE 的介電損耗隨頻率變化比較
| 應用 | 典型頻率 | 建議層壓板材(Dk / Df) | 適用原因 |
|---|---|---|---|
| Bluetooth LE、2.4 GHz Wi-Fi | 2.4 GHz | FR-4(約 4.4 / 0.02) | 每英吋損耗約 0.25 dB,成本最低 |
| GNSS 與 sub-6 GHz 行動通訊 | 0.6 至 6 GHz | FR-4,或在 LNA 前端使用 RO4350B(3.48 / 0.0037) | 僅在損耗會增加雜訊指數時使用 Rogers |
| 5 GHz Wi-Fi 濾波器、PA 輸出端 | 5 至 7 GHz | RO4350B | 穩定的 Dk 有助於讓印刷式濾波器維持目標頻率 |
| 24 GHz 雷達、衛星接收器 | 10 至 30 GHz | PTFE(2.2 至 2.65 / 0.0009 至 0.0019) | 在每一 dB 都很重要的應用中提供最低損耗 |
| 77 GHz 汽車雷達 | 76 至 81 GHz | 陶瓷填充 PTFE RO3003(3.00 / 0.0010) | FR-4 的損耗會使此頻段難以使用 |
在原型製作方面,JLCPCB 的高頻 PCB 服務可使用 RO4350B 或 ZYF 系列 PTFE(Dk 2.55 至約 3.0)製作雙層板。RO4350B 核心板厚度提供 0.51、0.76 及 1.52 mm(20、30 及 60 mil)選項。對 RF 前端而言,雙層板已足夠,因為電路可設置於單一核心板上,並以完整接地平面作為參考。數位邏輯則可移至獨立的 FR-4 電路板。
PCB 製造如何影響 RF 電路性能?
模擬通常假設幾何結構完全理想,但實際製造的幾何尺寸都會存在公差。RF 性能取決於這兩者之間的差異,因此應優先控制對阻抗及電氣長度影響最大的參數。
維持走線、導通孔與疊層結構的精度
走線精度取決於蝕刻製程。蝕刻時,銅箔不只會向下移除,也會從側面被蝕刻,因此成品走線會比原始設計窄。以 0.508 mm(20 mil)厚的 RO4350B 製作 1.1 mm(43 mil)走線時,若尺寸誤差為 0.025 mm(1 mil),阻抗變化不到 1 Ω。若是 0.37 mm(15 mil)的 FR-4 走線,阻抗則會變化約 2 Ω,因為相同誤差所佔的走線寬度比例更大。
導通孔精度在 RF 晶片下方最為重要。無線電 IC 的裸露焊盤是主要 RF 接地端,並透過一組導通孔連接至接地平面。若導通孔未封孔,回流焊時焊錫可能會沿孔壁流失。這些空洞會在放大器最需要低電感接地的位置增加接地電感,因此應指定這些導通孔採用蓋油或填孔處理。
疊層結構的精度主要取決於介電質厚度,阻抗變化也與此參數最為相關。雙層 RF 電路板使用一張具有公開公差的固化核心板。以 0.508 mm(20 mil)厚的 RO4350B 為例,厚度公差約為 ±0.038 mm(1.5 mil)。多層板的半固化片會在壓合過程中流動,因此應根據板廠公布的疊層結構來選擇 PCB 厚度 。
控制阻抗與材料公差
阻抗公差通常為 ±10%,因此目標為 50 Ω 的走線,實際合格範圍為 45 至 55 Ω。這個公差範圍是不同製程步驟中多項細微誤差的總和,而每項誤差對走線的影響都不相同。
| 變化來源 | 典型變動範圍 | 對 50 Ω 微帶線的影響 | 建議註明事項 |
|---|---|---|---|
| 蝕刻後的走線寬度 | ±0.025 mm(1 mil) | RO4350B 約 ±0.7 Ω;四層 FR-4 約 ±1.9 Ω | 在較厚核心板上採用較寬走線 |
| 介電質厚度 | 核心板約 ±7.5%,半固化片約 ±10% | ±2.3 至 ±3 Ω | 板廠公布的疊層結構 |
| 介電常數 | RO4350B 為 ±0.05;FR-4 為 3.9 至 4.5 | Rogers 約 ±0.3 Ω;FR-4 約 ±1.5 Ω | 圖面上註明層壓板材名稱 |
| 銅電鍍厚度 | 由 35 µm(1.4 mil)增加至約 60 µm(2.4 mil) | 阻抗降低 0.6 至 1.1 Ω | 在模型中使用成品銅厚 |
| 化學鎳金(ENIG)表面處理 | 3 至 6 µm(0.12 至 0.24 mil)鎳層 | 在多 GHz 頻段增加額外損耗 | 長距離外露走線可選用沉銀或 OSP |
只有將公差要求提供給板廠,公差預算才有實際意義。請在製造圖面上註明目標阻抗、參考層及層壓板材名稱。對於多層板,應要求 RF 層提供 阻抗控制 ,讓板廠根據實際量測數據調整走線寬度。JLCPCB 目前尚未對雙層板提供此服務,因此雙層 RO4350B 走線應根據核心板厚度及 3.66 的設計 Dk 計算尺寸。
RF PCB 檢驗與品質管制
RF 電路板的檢驗從阻抗測試條開始。測試條會與電路板一同排列在同一塊拼板上,並使用相同製程進行蝕刻。板廠會依照 IPC-TM-650 方法 2.5.5.7,使用時域反射法(TDR)進行量測。這項測試可確認走線寬度、介電質厚度及 Dk 的綜合結果,但無法分別確認每個參數。它也無法反映濾波器的實際性能,因為測試條只能驗證直線走線。

圖 6:RF PCB 品質管制流程,從 TDR 測試條、金相切片到 VNA 量測
自動光學檢測(AOI)會透過攝影機比對蝕刻後的銅箔與設計資料,以找出走線寬度及間距誤差。金相切片則是將電路板切開並拋光,以檢查介電質厚度、銅厚及孔壁電鍍情況。最終結果則由組裝完成的電路板透過向量網路分析儀(VNA)確認。天線饋線上的 S11 可反映元件、焊錫及外殼均安裝後的實際回波損耗。如果未達到 -10 dB,即使電路板通過所有板廠檢查,仍可能需要在實驗室中重新調校。
RF 電路設計常見問題
問:為什麼大多數 RF 電路都使用 50 Ω?
50 Ω 是沿襲同軸電纜標準的折衷值。充氣同軸電纜在接近 77 Ω 時損耗最低,在接近 30 Ω 時則可承受最大功率。電纜、連接器、測試設備及 RF 晶片逐漸採用 50 Ω 標準,因此各元件無需額外匹配即可連接。
問:可以在同一塊 RF PCB 中混合使用 Rogers 與 FR-4 層嗎?
可以。混合疊層結構會在 RF 層使用 Rogers,其他層則使用 FR-4,以降低多層板的成本。不過,兩種材料受熱時的膨脹程度不同,因此板廠必須先確認這種材料組合符合製程要求。若不採用混合疊層,也可以使用雙層 Rogers 電路板,再透過同軸電纜連接至 FR-4 主板,達到相同的分區效果。
問:如果參考設計沒有預留匹配網路焊盤,是否仍應增加?
建議增加,因為板厚、接地淨空區及外殼都會改變天線阻抗。預留一個由一個串聯焊盤及兩個並聯焊盤組成的 π 型網路,並先安裝 0 Ω 電阻、讓兩個並聯位置保持空置,所增加的成本不高。首版電路板完成後,便可使用 VNA 重新調整匹配。
問:在 RF 電路設計中,較高的介電常數是否有時更好?
是,當尺寸比損耗更重要時,較高的介電常數便有優勢。電路板上的波長會隨 Dk 平方根的增加而縮短。因此,Dk 接近 10 的材料,可讓濾波器及貼片天線比 Dk 接近 3.5 的材料縮小約 40%。代價是走線會更窄,也更容易受到蝕刻公差影響。
問:RF 走線是否應移除防焊層?
在數 GHz 以上的應用中,通常建議移除。防焊層的損耗因數遠高於 RF 層壓板材,並會使微帶線阻抗降低約 1 至 3 Ω。如果保留防焊層,應將其納入阻抗模型,讓模擬結果更貼近實際情況。
結論
RF 電路設計需要特別注意 PCB 佈局,因為電路板本身會直接影響訊號性能。銅箔走線幾何結構、接地方式及元件配置都會影響阻抗、訊號損耗與電路之間的干擾。PCB 材料的選擇同樣重要,其介電特性及製造公差會決定成品電路板與原始設計的接近程度。
對大多數 2.4 GHz 應用而言,FR-4 仍是實用且具成本效益的選擇。隨著 5G 通訊、汽車雷達及其他高頻技術日益普及,選擇合適的 PCB 材料並維持受控阻抗變得更加重要。JLCPCB 提供採用 FR-4 及專用高頻材料的 RF PCB 製造服務,協助工程師製作符合性能需求的可靠電路板。

持續學習
高效能 PCB 的 RF 電路設計指南
重點摘要 傳輸線效應:走線長度超過波長的十分之一時,必須嚴格控制 50 Ω 阻抗,以避免訊號反射。 保持回流路徑連續:走線正下方的接地平面必須完整連續,才能避免嚴重的電磁干擾(EMI)。 審慎選擇層壓板材:一般 2.4 GHz 應用可使用 FR-4;更高頻率則應升級採用 Rogers 或 PTFE 材料。 嚴格控制製造公差:導通孔電感及介電質變化都會影響阻抗,因此必須嚴格規範疊層結構。 當 PCB 走線不再像導線般運作時,RF 電路設計便由此開始。頻率超過數百 MHz 後,銅箔本身便具有阻抗、損耗及輻射特性。它成為需要設計的元件,而不再只是簡單繪製的連接線。原因在於波長。2.4 GHz Wi-Fi 訊號沿著 FR-4 微帶線傳播時,波長約為 70 mm,因此短短幾毫米的饋線已涵蓋相當比例的訊號週期。走線兩端的電壓不再相同。 圖 1:具有屏蔽無線電、50 Ω 饋線及導通孔圍欄的 RF PCB 每當走線寬度改變、出現導通孔或接地間隙時,部分訊號便會反射回訊號源。這就是為什麼使用相同原理圖製作的兩塊電路板,實際表現可能截然不同。本指南將介紹 RF 電路與傳統電路的差異,以及如何讓 RF PCB 維持可預......
SMA 連接器在 RF PCB 設計中的運作原理
重點摘要 聚焦訊號轉接處:訊號損耗發生在同軸結構轉換為平面走線的位置,而不是 SMA 連接器本體內部。 清除焊盤下方接地銅層:移除訊號轉接焊盤下方的接地平面,以控制電容並維持 50 歐姆阻抗。 接地導通孔應靠近連接器:將接地導通孔放在連接器接地腳旁,縮短回流路徑。 考慮製造公差:走線蝕刻及電路板厚度會直接改變轉接處的阻抗。 小心操作:連接時使用扭力扳手,頻率高於 6 GHz 時則應改用高頻板材。 SMA 連接器是一種具有螺紋的 50 歐姆同軸連接器,其本體很少是 RF PCB 的薄弱環節。真正決定效能的,通常是中心針腳接入電路板的短短幾毫米。在連接器內部,訊號以均勻環繞中心針腳的電磁場形式傳播;進入電路板後,電磁場必須轉變為接地平面上方的平面走線模式。每一次幾何形狀變化都會改變阻抗,因此部分訊號會產生反射。 圖 1:RF PCB 上的板邊式 SMA 連接器 針腳下方的焊盤比走線寬,因此會形成一個小電容。100 MHz 的訊號幾乎不受影響,但 6 GHz 的訊號則不然。本指南將說明 SMA 連接器的結構及其在 RF 系統中的功能,接著探討訊號轉接設計、接地導通孔、封裝焊盤、製造公差,以及 SMA 連......
ESP32 BLE 指南:選擇合適晶片並設計 PCB
重點摘要 ESP32 支援 BLE:大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),但 ESP32-S2 只支援 Wi-Fi,而 ESP32-P4 沒有內置無線電。原始 ESP32 另外支援藍牙經典,新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。 Wi-Fi 與 BLE 共存:Wi-Fi 和 BLE 共用同一個 2.4 GHz 無線電,並以交替方式使用。大量 Wi-Fi 活動可能降低 BLE 吞吐量或中斷掃描,因此兩項功能需要一起測試。 功耗:在保持 BLE 連接的輕睡眠期間,32.768 kHz 外部晶體可以大幅降低功耗。 天線位置:將 ESP32 模組的 PCB 天線放在電路板邊緣附近,最好讓天線伸出板邊。在指定天線禁佈區內避免放置銅箔、走線和元件,以免降低無線通訊距離。 大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),ESP32-S2 和 ESP32-P4 是例外。 選擇哪一款晶片,取決於專案的藍牙要求。原始 ESP32 支援藍牙經典,而 ESP32-S3、ESP32-C 系列和 ESP32-H2 等新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。如果需要透過編碼 PHY 實現更長通訊......
網口佈線一次到位:Ethernet PHY、磁性器件與 MDI 差動對佈局實操要點
工業控制閘道器、車載乙太網路、監控攝影機,百兆與千兆介面的出貨量以億計,但在電磁干擾(EMI)輻射超標的改善案件,以及鏈路反覆斷線與重連的客訴中,網路介面佈線問題始終占有一定比例。許多設計在實體層(PHY)晶片部分直接沿用參考電路,到了磁性元件周邊卻開始憑經驗處理,任意分割接地平面,直到認證實驗室的輻射測試不合格,才回頭檢查設計。 乙太網路介面在實體結構上可分為三個區段:PHY 晶片、磁性元件(網路變壓器)與 RJ45 連接器。前兩個區段之間使用 RMII 或 RGMII 並行介面,後兩個區段之間則是四對 100 Ω 的媒體相依介面(MDI)差動線。先釐清三個區段的分工與設計限制,比事後使用頻譜分析儀尋找干擾源更有效率。 一、三區段架構與佈線限制 PHY 至變壓器這個區段使用並行介面,訊號頻率為 50~125 MHz。佈線要求是縮短走線、保持等長,並遠離電源與晶體振盪器區域,訊號源端的串聯電阻不可省略。變壓器區段負責隔離與共模抑制,中心抽頭的接法由 PHY 類型決定,下方接地平面必須保持完整,禁止挖空或跨越平面分割佈線。變壓器至 RJ45 之間使用四對 100 Ω 差動線,必須保持嚴格對稱,單段走......
32GT/s 訊號完整性攻關:PCIe 5.0 PCB 佈線與過孔殘樁處理
隨著人工智慧(AI)伺服器與高速儲存需求增加,PCIe 5.0 每通道速率提升至 32 GT/s,單通道雙向頻寬為 64 Gbps。不少團隊直接套用 PCIe 4.0 的佈線經驗,收到電路板並進行測試後,才發現眼圖閉合、誤碼率升高。重新進行模擬分析,才發現問題來自累積的設計細節:阻抗偏差、玻纖效應與過孔殘樁,每一項單獨看都未必致命,但在 16 GHz 奈奎斯特頻率下疊加,就可能使鏈路失效。 PCIe 5.0 仍採用不歸零(NRZ)調變與 128b/130b 編碼,但 32 GT/s 意味著訊號邊緣更快、通道損耗預算更緊。官方規範提供整條通道約 36 dB 的損耗餘量,連接器、線纜與重定時器占用大部分預算,留給 PCB 走線的份額並不多。32 GT/s PCB 佈線的成敗,從疊構選型時就已奠定基礎。 注意事項 PCIe 5.0 的 32 GT/s 速率對 PCB 通道損耗、阻抗公差、玻纖編織效應與過孔殘樁都更加敏感。設計必須涵蓋疊構、佈線、背鑽與量產驗證,建立完整的驗證與改善流程。 一、差動對佈線核心參數 PCIe 差動對的阻抗以 100 Ω 為目標設計,量產管控公差建議控制在 ±8% 以內,而不是......
優化電源網路以實現穩定且高效能的高效能 PCB 設計
重點摘要 電源網路作為系統:由平面、覆銅、走線及過孔組成的完整銅網路,用於提供乾淨、穩定的電壓。 控制 IR 壓降:銅阻會造成電壓下降。使用較寬走線、完整覆銅或較厚銅箔(2 oz 以上),將電壓維持在容差範圍內。 縮小迴路面積:將去耦電容靠近電源腳位,並使用短而寬的走線,以應對快速瞬態電流。 按需增加過孔:單個 0.3 mm 過孔只能承載約 1 至 2 A。高電流路徑需要多個縫合過孔組成的並聯陣列。 DFM 不可忽視:透過可靠製造商驗證銅厚、蝕刻及層疊,確保設計符合實際製造條件。 曾經有一塊電路板在負載下突然掉電,我一度以為所有問題都源於電源,但事實並非如此。我測試了穩壓器、更換了電容,甚至檢查了工作台電源。最後發現,問題是一條只有 0.3 mm 寬、橫跨半塊板的細走線:它將 5 V 電源送到負載,途中損失接近 200 mV。這次經歷令我至今難忘。電源網路絕不只是「承載電壓的導線」;它是由平面、覆銅、走線及過孔構成的完整銅結構,用來將電源軌傳送到所有需要它的元件。 如果不認真處理,就會出現電壓下陷及噪聲,以及最令人難以排查的故障類型。本文將討論我現今如何看待電源網路:它們是甚麼、為甚麼在密集多電壓......