網口佈線一次到位:Ethernet PHY、磁性器件與 MDI 差動對佈局實操要點
1 分鐘
- 一、三區段架構與佈線限制
- 二、RMII 與 RGMII 佈線比較
- 三、磁性元件與鮑勃・史密斯終端
- 四、量產與驗證實務準則
- 總結
- 乙太網路 PHY 與 PCB 佈線常見問題
- 相關閱讀
工業控制閘道器、車載乙太網路、監控攝影機,百兆與千兆介面的出貨量以億計,但在電磁干擾(EMI)輻射超標的改善案件,以及鏈路反覆斷線與重連的客訴中,網路介面佈線問題始終占有一定比例。許多設計在實體層(PHY)晶片部分直接沿用參考電路,到了磁性元件周邊卻開始憑經驗處理,任意分割接地平面,直到認證實驗室的輻射測試不合格,才回頭檢查設計。
乙太網路介面在實體結構上可分為三個區段:PHY 晶片、磁性元件(網路變壓器)與 RJ45 連接器。前兩個區段之間使用 RMII 或 RGMII 並行介面,後兩個區段之間則是四對 100 Ω 的媒體相依介面(MDI)差動線。先釐清三個區段的分工與設計限制,比事後使用頻譜分析儀尋找干擾源更有效率。
一、三區段架構與佈線限制
PHY 至變壓器這個區段使用並行介面,訊號頻率為 50~125 MHz。佈線要求是縮短走線、保持等長,並遠離電源與晶體振盪器區域,訊號源端的串聯電阻不可省略。變壓器區段負責隔離與共模抑制,中心抽頭的接法由 PHY 類型決定,下方接地平面必須保持完整,禁止挖空或跨越平面分割佈線。變壓器至 RJ45 之間使用四對 100 Ω 差動線,必須保持嚴格對稱,單段走線長度控制在 1 英吋以內。過長的殘樁會在千兆速率下影響回波損耗表現。
圖:乙太網路 PHY、中心抽頭隔離磁性元件、乙太網路供電(PoE)與 RJ45 連接架構
注意事項
乙太網路介面可分為 PHY、磁性元件與 RJ45 三個區段。設計時應分別管理 RMII/RGMII 時序、磁性元件隔離與 MDI 差動阻抗,並讓共模回流路徑保持短而連續。
二、RMII 與 RGMII 佈線比較
介面選型決定佈線與時序管控的要求。RMII 採用 50 MHz 單邊緣取樣,訊號線較少,容錯空間較大;RGMII 採用 125 MHz 雙邊緣取樣,時序裕量較小,資料訊號組與時脈之間的偏斜會直接壓縮取樣窗口。兩者的佈線策略不能混用:
| 項目 | RMII | RGMII |
|---|---|---|
| 時脈頻率 | 50 MHz,單邊緣取樣 | 125 MHz,雙邊緣取樣 |
| 資料位元寬度 | 接收與傳送各為 2 位元 | 接收與傳送各為 4 位元 |
| 走線策略 | 採用星狀拓撲,參考時脈(REF_CLK)至各元件的走線保持等長。 | 依晶片手冊控制時序偏斜,訊號源端的串聯電阻不可省略。 |
| 常見問題 | 時脈毛刺導致鏈路反覆斷線與重連。 | 時序偏斜超出容許範圍,導致取樣錯誤與封包遺失。 |
RGMII 介面的時脈與資料訊號組之間的偏斜,應依 PHY 晶片手冊控制。串聯電阻應靠近訊號源端放置,整組訊號線避開電源與晶體振盪器區域。RMII 介面的參考時脈(REF_CLK)則採用星狀拓撲分配至各個從屬元件,並對時脈線進行接地護線處理。50 MHz 雖然不算高,時脈毛刺仍可能造成鏈路不穩定。
三、磁性元件與鮑勃・史密斯終端
網路變壓器承擔隔離與共模抑制的雙重功能,中心抽頭的接法由 PHY 類型決定:電流型 PHY 的中心抽頭接至電源,電壓型 PHY 的中心抽頭則透過電容接地,沿用錯誤的參考設計容易在此處造成問題。鮑勃・史密斯終端是網路介面的常見終端配置:四對差動線各經一顆 75 Ω、精度為 1% 的電阻匯聚,再並聯一顆 1000 pF、耐壓 2 kV 的電容至機殼地,將共模電流就近引走,避免其進入數位接地系統。
這些周邊元件雖然體積不大,卻扮演重要角色,選型與放置位置都需要留意:
- 終端電阻:採用四顆 75 Ω、精度為 1% 的電阻,靠近變壓器端放置,並以成組、對稱的方式配置。
- 終端電容與接地:採用 1000 pF、耐壓 2 kV 的電容,靠近 RJ45 側放置,直接連接至機殼地覆銅。RJ45 金屬外殼直接接至機殼地,機殼地與數位地採用單點互連,電容與磁珠並聯是常見配置。
- 靜電放電(ESD)防護元件:選擇低電容型號並靠近連接器放置。接地路徑應短、直且寬,並妥善配置接地過孔,同時降低訊號劣化與確保洩放路徑暢通。
圖:鮑勃・史密斯終端與機殼地連接細節
四、量產與驗證實務準則
網路介面佈線的最後一道關卡,在於產線測試與認證實驗室驗證。前三個區段中未妥善處理的問題,往往會在這個階段集中出現:
- 共模電流外洩導致電磁干擾超標。差動對的兩條線若在長度、阻抗或過孔數量上不對稱,部分差模訊號便可能轉換為共模。若再加上變壓器下方的平面分割,以及終端電容距離連接器過遠,輻射問題的改善週期可能長達數週。
- MDI 區段對稱佈線。差動對內的線長差控制在 5 mil 以內,不同差動對之間的等長要求可適度放寬。換層過孔應成對配置,並搭配接地過孔;四對差動線之間,以及與其他訊號線之間,保持 3W,也就是三倍線寬的間距。
- 浪湧防護回流路徑。靜電放電防護元件的接地過孔直徑與數量,應依浪湧電流需求設計。路徑長度控制在毫米等級,並避免洩放電流穿過數位地。
- 認證前預先測試。初步評估時,重點掃描 30 MHz~1 GHz 頻段,並先使用共模電流鉗檢查連接器側線束。完成改善後再進入電波暗室,有助於減少按小時計費的暗室租用成本。
網路介面電磁相容性佈局注意事項
差動對:控制線寬、線距、線長差與換層過孔配置,避免差模訊號轉換為共模。
接地平面:磁性元件下方不要任意挖空,鮑勃・史密斯終端應就近連接至機殼地。
驗證流程:進入電波暗室之前,先完成頻段掃描,以及連接器側線束的共模電流預先測試。
總結
乙太網路介面是電磁相容性(EMC)認證中常見的問題來源,但原因通常集中在幾個方面:差動對不對稱、共模洩放路徑不連續,以及防護回流路徑過長。掌握三區段架構,分別管控 PHY 區段的時序、MDI 區段的對稱性,以及變壓器區段的共模問題,再妥善處理鮑勃・史密斯終端與接地系統,就能降低網路介面佈線對認證時程造成的不確定性。千兆速率對佈線的容忍程度,遠低於初學者可能預期的範圍。
乙太網路 PHY 與 PCB 佈線常見問題
問:RMII 與 RGMII 佈線有什麼主要差異?
RMII 採用 50 MHz 單邊緣取樣,訊號線較少且容錯空間較大;RGMII 採用 125 MHz 雙邊緣取樣,必須依 PHY 晶片手冊控制資料訊號與時脈之間的偏斜。
問:乙太網路 PHY 至磁性元件的佈線要注意什麼?
PHY 端的並行介面應縮短走線、保持等長,並遠離電源與晶體振盪器區域,訊號源端的串聯電阻應靠近晶片放置。磁性元件下方的接地平面應保持完整,避免挖空或跨越平面分割。
問:MDI 差動對為什麼要控制 100 Ω 阻抗?
MDI 連接 PHY、磁性元件與 RJ45,四對差動線需要保持一致的阻抗與對稱性,才能降低反射、改善回波損耗表現,並減少鏈路錯誤。
問:鮑勃・史密斯終端通常由哪些元件組成?
本文的實作以四顆 75 Ω、精度為 1% 的電阻匯聚,再並聯一顆 1000 pF、耐壓 2 kV 的電容至機殼地,用於引導共模電流。
問:乙太網路靜電放電防護元件應放在哪裡?
靜電放電(ESD)防護元件應靠近 RJ45 連接器放置,接地路徑應短、直且寬,並妥善配置接地過孔,避免洩放電流穿過數位地。
問:網路介面電磁干擾超標時,應優先檢查哪些項目?
先檢查差動對的對稱性、阻抗與過孔數量,再檢查變壓器下方的接地平面、鮑勃・史密斯終端與機殼地回流路徑,最後透過預先測試,確認問題頻段與線束的共模電流。
相關閱讀
持續學習
高速 SPI 訊號完整性:時序預算、串阻與反射抑制
SPI 在板上讀寫,有一種故障很常見:寫暫存器每次都成功,讀回來的資料卻在時脈拉高之後偶爾錯位。先盯接收腳上的 SCLK,看它有沒有在同一個邊緣重複跨越門檻,再看 MISO 來不來得及穩下來。前者多半是邊緣反射,後者可能是時序預算不足。兩個問題都會因為降速而暫時好轉,但示波器上要看的項目完全不同。 高速 SPI 排查順序 先對照 CPOL、CPHA 與器件時序,再把建立、保持、傳播延遲、抖動與偏斜放到同一條時間軸,最後在最遠端接收腳確認門檻穿越與資料穩定時間。 一、從接收端算回時序預算 SPI 訊號通常包含 SCLK、片選 CS、主控送出的 MOSI,以及目標器件回傳的 MISO。動手佈線前,先照器件時序圖確認 CPOL、CPHA、片選有效電位與首位元時序。CPOL 決定時脈閒置準位,CPHA 決定使用哪一道邊緣取樣。 接著把資料更新、建立、保持與取樣四個時間點畫在同一條時間軸上。多顆器件共用匯流排時,未選中的 MISO 是否進入高阻態,以及前一顆器件釋放到下一顆器件啟用之間的間隔,也要一併確認。 圖 1. SPI SCLK、CS 與資料線的建立時間、保持時間與取樣時序 可用取樣時間 25 MHz......
高效能 PCB 的 RF 電路設計指南
重點摘要 傳輸線效應:走線長度超過波長的十分之一時,必須嚴格控制 50 Ω 阻抗,以避免訊號反射。 保持回流路徑連續:走線正下方的接地平面必須完整連續,才能避免嚴重的電磁干擾(EMI)。 審慎選擇層壓板材:一般 2.4 GHz 應用可使用 FR-4;更高頻率則應升級採用 Rogers 或 PTFE 材料。 嚴格控制製造公差:導通孔電感及介電質變化都會影響阻抗,因此必須嚴格規範疊層結構。 當 PCB 走線不再像導線般運作時,RF 電路設計便由此開始。頻率超過數百 MHz 後,銅箔本身便具有阻抗、損耗及輻射特性。它成為需要設計的元件,而不再只是簡單繪製的連接線。原因在於波長。2.4 GHz Wi-Fi 訊號沿著 FR-4 微帶線傳播時,波長約為 70 mm,因此短短幾毫米的饋線已涵蓋相當比例的訊號週期。走線兩端的電壓不再相同。 圖 1:具有屏蔽無線電、50 Ω 饋線及導通孔圍欄的 RF PCB 每當走線寬度改變、出現導通孔或接地間隙時,部分訊號便會反射回訊號源。這就是為什麼使用相同原理圖製作的兩塊電路板,實際表現可能截然不同。本指南將介紹 RF 電路與傳統電路的差異,以及如何讓 RF PCB 維持可預......
SMA 連接器在 RF PCB 設計中的運作原理
重點摘要 聚焦訊號轉接處:訊號損耗發生在同軸結構轉換為平面走線的位置,而不是 SMA 連接器本體內部。 清除焊盤下方接地銅層:移除訊號轉接焊盤下方的接地平面,以控制電容並維持 50 歐姆阻抗。 接地導通孔應靠近連接器:將接地導通孔放在連接器接地腳旁,縮短回流路徑。 考慮製造公差:走線蝕刻及電路板厚度會直接改變轉接處的阻抗。 小心操作:連接時使用扭力扳手,頻率高於 6 GHz 時則應改用高頻板材。 SMA 連接器是一種具有螺紋的 50 歐姆同軸連接器,其本體很少是 RF PCB 的薄弱環節。真正決定效能的,通常是中心針腳接入電路板的短短幾毫米。在連接器內部,訊號以均勻環繞中心針腳的電磁場形式傳播;進入電路板後,電磁場必須轉變為接地平面上方的平面走線模式。每一次幾何形狀變化都會改變阻抗,因此部分訊號會產生反射。 圖 1:RF PCB 上的板邊式 SMA 連接器 針腳下方的焊盤比走線寬,因此會形成一個小電容。100 MHz 的訊號幾乎不受影響,但 6 GHz 的訊號則不然。本指南將說明 SMA 連接器的結構及其在 RF 系統中的功能,接著探討訊號轉接設計、接地導通孔、封裝焊盤、製造公差,以及 SMA 連......
ESP32 BLE 指南:選擇合適晶片並設計 PCB
重點摘要 ESP32 支援 BLE:大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),但 ESP32-S2 只支援 Wi-Fi,而 ESP32-P4 沒有內置無線電。原始 ESP32 另外支援藍牙經典,新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。 Wi-Fi 與 BLE 共存:Wi-Fi 和 BLE 共用同一個 2.4 GHz 無線電,並以交替方式使用。大量 Wi-Fi 活動可能降低 BLE 吞吐量或中斷掃描,因此兩項功能需要一起測試。 功耗:在保持 BLE 連接的輕睡眠期間,32.768 kHz 外部晶體可以大幅降低功耗。 天線位置:將 ESP32 模組的 PCB 天線放在電路板邊緣附近,最好讓天線伸出板邊。在指定天線禁佈區內避免放置銅箔、走線和元件,以免降低無線通訊距離。 大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),ESP32-S2 和 ESP32-P4 是例外。 選擇哪一款晶片,取決於專案的藍牙要求。原始 ESP32 支援藍牙經典,而 ESP32-S3、ESP32-C 系列和 ESP32-H2 等新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。如果需要透過編碼 PHY 實現更長通訊......
網口佈線一次到位:Ethernet PHY、磁性器件與 MDI 差動對佈局實操要點
工業控制閘道器、車載乙太網路、監控攝影機,百兆與千兆介面的出貨量以億計,但在電磁干擾(EMI)輻射超標的改善案件,以及鏈路反覆斷線與重連的客訴中,網路介面佈線問題始終占有一定比例。許多設計在實體層(PHY)晶片部分直接沿用參考電路,到了磁性元件周邊卻開始憑經驗處理,任意分割接地平面,直到認證實驗室的輻射測試不合格,才回頭檢查設計。 乙太網路介面在實體結構上可分為三個區段:PHY 晶片、磁性元件(網路變壓器)與 RJ45 連接器。前兩個區段之間使用 RMII 或 RGMII 並行介面,後兩個區段之間則是四對 100 Ω 的媒體相依介面(MDI)差動線。先釐清三個區段的分工與設計限制,比事後使用頻譜分析儀尋找干擾源更有效率。 一、三區段架構與佈線限制 PHY 至變壓器這個區段使用並行介面,訊號頻率為 50~125 MHz。佈線要求是縮短走線、保持等長,並遠離電源與晶體振盪器區域,訊號源端的串聯電阻不可省略。變壓器區段負責隔離與共模抑制,中心抽頭的接法由 PHY 類型決定,下方接地平面必須保持完整,禁止挖空或跨越平面分割佈線。變壓器至 RJ45 之間使用四對 100 Ω 差動線,必須保持嚴格對稱,單段走......
32GT/s 訊號完整性攻關:PCIe 5.0 PCB 佈線與過孔殘樁處理
隨著人工智慧(AI)伺服器與高速儲存需求增加,PCIe 5.0 每通道速率提升至 32 GT/s,單通道雙向頻寬為 64 Gbps。不少團隊直接套用 PCIe 4.0 的佈線經驗,收到電路板並進行測試後,才發現眼圖閉合、誤碼率升高。重新進行模擬分析,才發現問題來自累積的設計細節:阻抗偏差、玻纖效應與過孔殘樁,每一項單獨看都未必致命,但在 16 GHz 奈奎斯特頻率下疊加,就可能使鏈路失效。 PCIe 5.0 仍採用不歸零(NRZ)調變與 128b/130b 編碼,但 32 GT/s 意味著訊號邊緣更快、通道損耗預算更緊。官方規範提供整條通道約 36 dB 的損耗餘量,連接器、線纜與重定時器占用大部分預算,留給 PCB 走線的份額並不多。32 GT/s PCB 佈線的成敗,從疊構選型時就已奠定基礎。 注意事項 PCIe 5.0 的 32 GT/s 速率對 PCB 通道損耗、阻抗公差、玻纖編織效應與過孔殘樁都更加敏感。設計必須涵蓋疊構、佈線、背鑽與量產驗證,建立完整的驗證與改善流程。 一、差動對佈線核心參數 PCIe 差動對的阻抗以 100 Ω 為目標設計,量產管控公差建議控制在 ±8% 以內,而不是......