32GT/s 訊號完整性攻關:PCIe 5.0 PCB 佈線與過孔殘樁處理
1 分鐘
- 一、差動對佈線核心參數
- 二、過孔殘樁與背鑽處理
- 三、量產環節兩大隱形風險
- 四、設計驗證實務準則
- 結論
- PCIe 5.0 PCB 佈線與訊號完整性常見問題
- 推薦閱讀
隨著人工智慧(AI)伺服器與高速儲存需求增加,PCIe 5.0 每通道速率提升至 32 GT/s,單通道雙向頻寬為 64 Gbps。不少團隊直接套用 PCIe 4.0 的佈線經驗,收到電路板並進行測試後,才發現眼圖閉合、誤碼率升高。重新進行模擬分析,才發現問題來自累積的設計細節:阻抗偏差、玻纖效應與過孔殘樁,每一項單獨看都未必致命,但在 16 GHz 奈奎斯特頻率下疊加,就可能使鏈路失效。
PCIe 5.0 仍採用不歸零(NRZ)調變與 128b/130b 編碼,但 32 GT/s 意味著訊號邊緣更快、通道損耗預算更緊。官方規範提供整條通道約 36 dB 的損耗餘量,連接器、線纜與重定時器占用大部分預算,留給 PCB 走線的份額並不多。32 GT/s PCB 佈線的成敗,從疊構選型時就已奠定基礎。
注意事項
PCIe 5.0 的 32 GT/s 速率對 PCB 通道損耗、阻抗公差、玻纖編織效應與過孔殘樁都更加敏感。設計必須涵蓋疊構、佈線、背鑽與量產驗證,建立完整的驗證與改善流程。
一、差動對佈線核心參數
PCIe 差動對的阻抗以 100 Ω 為目標設計,量產管控公差建議控制在 ±8% 以內,而不是規範允許的 ±10%。走線優先安排在內層,採用帶狀線結構,並確保參考平面完整、不跨越平面分割。差動對換層時,過孔應成對配置,並在旁邊配置接地過孔。交流耦合電容應緊貼發送端放置,電容量依規範選擇 75~200 nF。線寬與線距不要直接套用經驗值,必須將目標板材的介電常數(Dk)與介電損耗因子(Df)代入場求解器重新計算,表層微帶線與內層帶狀線的參數不能直接互套。
板材是影響性能的重要因素:一般 FR-4 在 16 GHz 下的介電損耗已相當可觀,八層以上的平台建議採用低損耗板材,例如 Df 為 0.002 等級的材料。銅箔則指定超低輪廓(HVLP)銅箔,將粗糙度從一般反轉處理銅箔(RTF)的 3 µm 降至 1.5 µm 以下,以降低導體損耗。
二、過孔殘樁與背鑽處理
換層過孔在訊號路徑上是一個寄生元件,未使用的下半段孔壁所形成的過孔殘樁,在頻域中相當於一段開路傳輸線。它會在四分之一波長所對應的頻率及其奇數倍頻率處產生諧振,將該頻點的能量反射回去。在 PCIe 5.0 頻段下,殘樁超過 10 mil 就值得警惕。傳統做法是透過PCB 背鑽移除殘樁,將殘餘長度控制在 8~10 mil 以內。背鑽直徑應比原孔放大 0.2~0.3 mm,並將鑽頭對準精度與深度公差寫入板廠規格書,同時確保背鑽不會損傷有效孔段的鍍層。
圖:過孔殘樁與背鑽對比示意圖
三、量產環節兩大隱形風險
(1)玻纖編織效應。差動對若正好跨在玻纖束與樹脂區域的交界,兩根走線所處的局部介電常數便會不同,進而產生模態轉換與偏斜。對策是指定開纖布,讓走線與玻纖經緯方向保持 10° 以上的夾角,或採用之字形走線,降低兩根線沿途所處介電環境的平均差異。
(2)阻抗量測與量產漂移。板廠的蝕刻補償不一致、混用不同批次的銅箔,都可能使時域反射(TDR)抽測的阻抗製程能力指數(Cpk)不達標,導致單板合格、量產卻出現問題。規格書應明確寫出阻抗測試方法,包括 TDR 探頭校準方式與量產抽測比例,不能只標註 100 Ω ±10%。
圖:玻纖編織效應與差動佈線對策
四、設計驗證實務準則
1長度匹配與損耗預算
- PCIe 等長匹配分為兩個層次管控:差動對內的偏斜控制在 5 mil(約 30 ps)以內,不同差動對之間的長度匹配則可放寬至 100 mil 等級。重點是統一規劃同一條通道上的交流耦合電容、連接器與重定時器位置。
- PCIe 插入損耗應以 16 GHz 頻點建立預算:向板材供應商索取實測 S 參數,完成整條鏈路模擬並預留足夠的規範餘量後,再提交製板,不要等收到電路板後才用示波器碰運氣。
PCIe 5.0 量產管控重點
阻抗:差動對以 100 Ω 為目標,量產公差建議控制在 ±8% 以內。
過孔:殘樁超過 10 mil 應評估背鑽,背鑽後的殘餘長度建議控制在 8~10 mil 以內。
驗證:收到電路板後,透過時域反射(TDR)量測、向量網路分析儀(VNA)與誤碼率(BER)測試,確認阻抗、損耗及鏈路穩定性。
2過孔與背鑽規格
- 在製作過孔加工圖之前,逐孔計算殘樁長度。超過 10 mil 的過孔一律列入背鑽清單,並在圖面標註背鑽層對與殘樁殘餘長度上限。
- 高速過孔旁應配置接地過孔,間距控制在 0.5 mm 以內。過孔反焊墊的尺寸應依模擬結果最佳化,不能只是單純擴大開口。
3完整驗證流程
- 收到電路板後,進行三項驗證:使用時域反射儀(TDR)量測阻抗、使用向量網路分析儀(VNA)量測 16 GHz 頻點的插入損耗與回波損耗,以及使用誤碼測試儀執行誤碼率(BER)測試,並要求誤碼率低於 10−12。
- 向連接器與線纜供應商索取 S 參數模型,將整條鏈路的級聯模擬結果與實測結果比較;若偏差超過 2 dB,就應重新檢查板材與過孔模型。
結論
PCIe 5.0 佈線的失效往往不是單一因素造成,而是多項參數同時偏離目標:阻抗放寬一點、殘樁加長一點、玻纖影響增加一點,這些小問題都會反映在 32 GT/s 的訊號波形上。設計端的要求很清楚:從低損耗板材規劃疊構,將阻抗公差收嚴至 ±8%,逐孔核算殘樁長度,並使用時域反射儀、向量網路分析儀與誤碼測試儀完成驗證。從模擬階段到出貨階段持續管控鏈路預算,才能避免高速平台在電路板交付後才暴露問題。
PCIe 5.0 PCB 佈線與訊號完整性常見問題
問:PCIe 5.0 32 GT/s PCB 佈線最重要的參數是什麼?
差動對應以 100 Ω 目標阻抗設計,並控制阻抗公差、線長匹配、參考平面連續性與整條通道的插入損耗,不能只依賴經驗線寬。
問:PCIe 5.0 過孔殘樁多長需要背鑽?
當殘樁超過約 10 mil 時,就應列入背鑽評估。背鑽後的殘餘長度建議控制在 8~10 mil 以內,並將背鑽層對、直徑與深度公差寫入板廠規格。
問:為什麼 PCIe 5.0 建議將阻抗公差控制在 ±8%?
PCIe 5.0 的奈奎斯特頻率達 16 GHz,通道損耗與反射餘量更緊。將量產阻抗公差收嚴至 ±8%,有助於降低批次漂移與鏈路失效風險。
問:如何降低玻纖編織效應對差動訊號的影響?
可指定開纖布,讓差動走線與玻纖經緯方向保持至少 10° 的夾角,或採用之字形路徑,降低兩根線所處局部介電常數的差異。
問:高速 PCB 的插入損耗應如何驗證?
應向板材供應商取得實測 S 參數,按照 16 GHz 頻點建立損耗預算,並使用向量網路分析儀(VNA)實測插入損耗與回波損耗,再與整條鏈路的模擬結果比對。
問:PCIe 5.0 電路板交付後需要哪些驗證工具?
建議使用時域反射儀(TDR)量測阻抗、向量網路分析儀(VNA)量測插入損耗與回波損耗,並使用誤碼測試儀執行誤碼率(BER)測試。連接器、線纜與重定時器也應納入完整鏈路驗證。
推薦閱讀
如需延伸了解 PCIe 高速佈線、背鑽、阻抗控制與訊號完整性,可參考以下繁體中文文章:
持續學習
高速 SPI 訊號完整性:時序預算、串阻與反射抑制
SPI 在板上讀寫,有一種故障很常見:寫暫存器每次都成功,讀回來的資料卻在時脈拉高之後偶爾錯位。先盯接收腳上的 SCLK,看它有沒有在同一個邊緣重複跨越門檻,再看 MISO 來不來得及穩下來。前者多半是邊緣反射,後者可能是時序預算不足。兩個問題都會因為降速而暫時好轉,但示波器上要看的項目完全不同。 高速 SPI 排查順序 先對照 CPOL、CPHA 與器件時序,再把建立、保持、傳播延遲、抖動與偏斜放到同一條時間軸,最後在最遠端接收腳確認門檻穿越與資料穩定時間。 一、從接收端算回時序預算 SPI 訊號通常包含 SCLK、片選 CS、主控送出的 MOSI,以及目標器件回傳的 MISO。動手佈線前,先照器件時序圖確認 CPOL、CPHA、片選有效電位與首位元時序。CPOL 決定時脈閒置準位,CPHA 決定使用哪一道邊緣取樣。 接著把資料更新、建立、保持與取樣四個時間點畫在同一條時間軸上。多顆器件共用匯流排時,未選中的 MISO 是否進入高阻態,以及前一顆器件釋放到下一顆器件啟用之間的間隔,也要一併確認。 圖 1. SPI SCLK、CS 與資料線的建立時間、保持時間與取樣時序 可用取樣時間 25 MHz......
高效能 PCB 的 RF 電路設計指南
重點摘要 傳輸線效應:走線長度超過波長的十分之一時,必須嚴格控制 50 Ω 阻抗,以避免訊號反射。 保持回流路徑連續:走線正下方的接地平面必須完整連續,才能避免嚴重的電磁干擾(EMI)。 審慎選擇層壓板材:一般 2.4 GHz 應用可使用 FR-4;更高頻率則應升級採用 Rogers 或 PTFE 材料。 嚴格控制製造公差:導通孔電感及介電質變化都會影響阻抗,因此必須嚴格規範疊層結構。 當 PCB 走線不再像導線般運作時,RF 電路設計便由此開始。頻率超過數百 MHz 後,銅箔本身便具有阻抗、損耗及輻射特性。它成為需要設計的元件,而不再只是簡單繪製的連接線。原因在於波長。2.4 GHz Wi-Fi 訊號沿著 FR-4 微帶線傳播時,波長約為 70 mm,因此短短幾毫米的饋線已涵蓋相當比例的訊號週期。走線兩端的電壓不再相同。 圖 1:具有屏蔽無線電、50 Ω 饋線及導通孔圍欄的 RF PCB 每當走線寬度改變、出現導通孔或接地間隙時,部分訊號便會反射回訊號源。這就是為什麼使用相同原理圖製作的兩塊電路板,實際表現可能截然不同。本指南將介紹 RF 電路與傳統電路的差異,以及如何讓 RF PCB 維持可預......
SMA 連接器在 RF PCB 設計中的運作原理
重點摘要 聚焦訊號轉接處:訊號損耗發生在同軸結構轉換為平面走線的位置,而不是 SMA 連接器本體內部。 清除焊盤下方接地銅層:移除訊號轉接焊盤下方的接地平面,以控制電容並維持 50 歐姆阻抗。 接地導通孔應靠近連接器:將接地導通孔放在連接器接地腳旁,縮短回流路徑。 考慮製造公差:走線蝕刻及電路板厚度會直接改變轉接處的阻抗。 小心操作:連接時使用扭力扳手,頻率高於 6 GHz 時則應改用高頻板材。 SMA 連接器是一種具有螺紋的 50 歐姆同軸連接器,其本體很少是 RF PCB 的薄弱環節。真正決定效能的,通常是中心針腳接入電路板的短短幾毫米。在連接器內部,訊號以均勻環繞中心針腳的電磁場形式傳播;進入電路板後,電磁場必須轉變為接地平面上方的平面走線模式。每一次幾何形狀變化都會改變阻抗,因此部分訊號會產生反射。 圖 1:RF PCB 上的板邊式 SMA 連接器 針腳下方的焊盤比走線寬,因此會形成一個小電容。100 MHz 的訊號幾乎不受影響,但 6 GHz 的訊號則不然。本指南將說明 SMA 連接器的結構及其在 RF 系統中的功能,接著探討訊號轉接設計、接地導通孔、封裝焊盤、製造公差,以及 SMA 連......
ESP32 BLE 指南:選擇合適晶片並設計 PCB
重點摘要 ESP32 支援 BLE:大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),但 ESP32-S2 只支援 Wi-Fi,而 ESP32-P4 沒有內置無線電。原始 ESP32 另外支援藍牙經典,新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。 Wi-Fi 與 BLE 共存:Wi-Fi 和 BLE 共用同一個 2.4 GHz 無線電,並以交替方式使用。大量 Wi-Fi 活動可能降低 BLE 吞吐量或中斷掃描,因此兩項功能需要一起測試。 功耗:在保持 BLE 連接的輕睡眠期間,32.768 kHz 外部晶體可以大幅降低功耗。 天線位置:將 ESP32 模組的 PCB 天線放在電路板邊緣附近,最好讓天線伸出板邊。在指定天線禁佈區內避免放置銅箔、走線和元件,以免降低無線通訊距離。 大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),ESP32-S2 和 ESP32-P4 是例外。 選擇哪一款晶片,取決於專案的藍牙要求。原始 ESP32 支援藍牙經典,而 ESP32-S3、ESP32-C 系列和 ESP32-H2 等新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。如果需要透過編碼 PHY 實現更長通訊......
網口佈線一次到位:Ethernet PHY、磁性器件與 MDI 差動對佈局實操要點
工業控制閘道器、車載乙太網路、監控攝影機,百兆與千兆介面的出貨量以億計,但在電磁干擾(EMI)輻射超標的改善案件,以及鏈路反覆斷線與重連的客訴中,網路介面佈線問題始終占有一定比例。許多設計在實體層(PHY)晶片部分直接沿用參考電路,到了磁性元件周邊卻開始憑經驗處理,任意分割接地平面,直到認證實驗室的輻射測試不合格,才回頭檢查設計。 乙太網路介面在實體結構上可分為三個區段:PHY 晶片、磁性元件(網路變壓器)與 RJ45 連接器。前兩個區段之間使用 RMII 或 RGMII 並行介面,後兩個區段之間則是四對 100 Ω 的媒體相依介面(MDI)差動線。先釐清三個區段的分工與設計限制,比事後使用頻譜分析儀尋找干擾源更有效率。 一、三區段架構與佈線限制 PHY 至變壓器這個區段使用並行介面,訊號頻率為 50~125 MHz。佈線要求是縮短走線、保持等長,並遠離電源與晶體振盪器區域,訊號源端的串聯電阻不可省略。變壓器區段負責隔離與共模抑制,中心抽頭的接法由 PHY 類型決定,下方接地平面必須保持完整,禁止挖空或跨越平面分割佈線。變壓器至 RJ45 之間使用四對 100 Ω 差動線,必須保持嚴格對稱,單段走......
32GT/s 訊號完整性攻關:PCIe 5.0 PCB 佈線與過孔殘樁處理
隨著人工智慧(AI)伺服器與高速儲存需求增加,PCIe 5.0 每通道速率提升至 32 GT/s,單通道雙向頻寬為 64 Gbps。不少團隊直接套用 PCIe 4.0 的佈線經驗,收到電路板並進行測試後,才發現眼圖閉合、誤碼率升高。重新進行模擬分析,才發現問題來自累積的設計細節:阻抗偏差、玻纖效應與過孔殘樁,每一項單獨看都未必致命,但在 16 GHz 奈奎斯特頻率下疊加,就可能使鏈路失效。 PCIe 5.0 仍採用不歸零(NRZ)調變與 128b/130b 編碼,但 32 GT/s 意味著訊號邊緣更快、通道損耗預算更緊。官方規範提供整條通道約 36 dB 的損耗餘量,連接器、線纜與重定時器占用大部分預算,留給 PCB 走線的份額並不多。32 GT/s PCB 佈線的成敗,從疊構選型時就已奠定基礎。 注意事項 PCIe 5.0 的 32 GT/s 速率對 PCB 通道損耗、阻抗公差、玻纖編織效應與過孔殘樁都更加敏感。設計必須涵蓋疊構、佈線、背鑽與量產驗證,建立完整的驗證與改善流程。 一、差動對佈線核心參數 PCIe 差動對的阻抗以 100 Ω 為目標設計,量產管控公差建議控制在 ±8% 以內,而不是......