共面波導在高頻 PCB 設計中的優勢
3 分鐘
- 什麼是共面波導?為什麼它很重要?
- 高頻應用中的主要優勢
- 共面波導的關鍵設計技巧
- 可靠共面波導 PCB 的製造考量
- JLCPCB 在共面波導 PCB 生產上的專業能力
- 共面波導常見問題
重點整理
共面波導,尤其是 GCPW,可透過讓回流路徑更靠近並限制電磁場分布,改善高頻 PCB 性能,進而提升訊號完整性並降低 EMI/輻射。它也提供更高的阻抗與佈局彈性,可同時調整走線寬度與間隙;但也需要更嚴格控制製造中的間隙公差、銅箔粗糙度與材料 Dk/Df。因此,場求解器阻抗設計與 DFM 檢查非常重要,在更高 GHz 頻段則建議優先選用低損耗層壓材料。
你是否曾想過,為什麼有些 RF 與微波 PCB 設計會把接地銅箔直接佈在同一層訊號走線旁邊?這種方法稱為共面波導,並且已悄悄成為高頻 PCB 設計中最重要的傳輸線結構之一。從 5G 基地台到 77 GHz 車用雷達模組,共面波導已廣泛存在於現代電子產品中。當你的電路板工作頻率超過 1 GHz 時,所選擇的傳輸線幾何結構會直接影響訊號完整性、EMI 表現與製造良率。

微帶線與帶狀線已主導數十年,但共面波導具備一組獨特優勢,使其成為許多高頻應用中的首選。本文將說明什麼是共面波導、它為什麼重要、在高頻設計中使用此方法的主要優點、最重要的設計方法,以及哪些製造考量能確保良好結果。無論你正在設計 RF 前端模組,還是高速數位連線,了解共面波導都能讓你的 PCB 設計工具箱多一項強大工具。
什麼是共面波導?為什麼它很重要?
定義與基本工作原理
共面波導(CPW)是一種平面傳輸線形式,其中接地與訊號走線都位於同一個 PCB 層上。此結構由中央導體,也就是訊號走線,以及訊號線兩側的兩個接地平面組成,兩者之間保留一小段間隙。三個導體都位於介電基板上。

訊號走線會傳播電磁波,其電場主要集中在訊號走線與相鄰接地平面之間的間隙中。這與微帶線形成鮮明對比;微帶線的回流電流會由基板下方的獨立接地平面承載。CPW 中的回流路徑則位於同一個表層上。
實務上,你會遇到兩種主要變體:
- 標準 CPW(未接地):訊號走線與共面接地平面位於頂層表面,下方沒有接地平面。這種結構較簡單,但在實際 PCB 中較少使用。
- 導體背覆式 CPW(CBCPW):這類結構類似接地共面波導(GCPW),差別在於會加入底層接地平面,並透過導通孔將共面接地彼此連接。它是量產 PCB 中最常用的形式,因為可提供更好的隔離效果與更穩定的回流路徑。
CPW 的特性阻抗由訊號走線寬度(W)、走線與接地平面之間的間隙(G)、基板厚度(H),以及基板材料介電常數(Dk)決定。標準 FR4(Dk = 4.4)上的 50 歐姆 CPW,可能可用約 0.3 mm 的走線寬度與 0.15 mm 的間隙實現,但這些數值會隨疊構大幅變化。
何時應選擇共面波導,而不是其他傳輸線
那麼,什麼情況下共面波導會比傳統微帶線或帶狀線更合適?答案在於頻率、元件整合方式與設計彈性。CPW 在 10 GHz 以上頻率特別有吸引力,因為此時微帶線會因表面波輻射與色散增加而開始性能下降。在毫米波頻率,也就是 30 GHz 以上時,由於 CPW 具備更好的高頻特性,通常會成為預設選項。
以下是協助判斷的快速比較:
| 參數 | 微帶線 | 帶狀線 | 共面波導(GCPW) |
|---|---|---|---|
| 回流路徑位置 | 基板下方 | 上下兩側 | 同層 + 下方(GCPW) |
| 頻率範圍 | DC 至約 20 GHz | DC 至約 30 GHz | DC 至 100+ GHz |
| 元件貼裝 | 容易(表面) | 困難(內層) | 容易(表面) |
| 導通孔需求 | 需要接地導通孔 | 需要大量接地導通孔 | 較少導通孔(接地位於同層) |
| EMI 屏蔽 | 中等 | 優異 | 非常好(GCPW) |
| 阻抗控制 | 走線寬度 + 基板 | 走線寬度 + 基板 | 走線寬度 + 間隙 + 基板 |
| 典型應用 | 一般 RF、WiFi | 高隔離需求 | 毫米波、5G、雷達、MMIC |
最重要的實務優勢之一,是 CPW 可讓你直接把表面黏著元件放在傳輸線上,而不需要透過導通孔連到下方接地平面。這可消除可能在 20 GHz 以上頻率造成重大問題的導通孔電感。當 MMIC(單晶微波積體電路)封裝的接地焊墊與訊號焊墊位於同一表面時,CPW 是直覺且經常是唯一可行的選項。
高頻應用中的主要優勢
更好的訊號完整性與更低損耗
共面波導的訊號完整性優勢會隨頻率升高而更加明顯。為什麼會這樣?首先,CPW 在高頻下的色散低於微帶線。微帶線中的電磁場屬於混合模式,其有效介電常數會隨頻率變化,且部分電場在基板中、部分電場在空氣中。CPW 會讓更多電場集中在導體之間的間隙中,因此可形成更均勻的傳播模式,並在寬頻範圍內降低訊號失真。
其次,輻射損耗會顯著降低。微帶線在高頻時更容易輻射能量,尤其是在彎角與接面等不連續位置。CPW 結構中的共面接地平面可形成天然屏蔽,將電磁場限制在走線附近。第三,由於導通孔數量減少,CPW 設計能消除一項重要的寄生電感與阻抗不連續來源。高頻訊號路徑中的每一個導通孔都會造成微小阻抗突起。CPW 透過讓接地回流與訊號位於同層,減少這些不連續。
更好的 EMI 屏蔽與緊湊佈局彈性
訊號走線被共面接地平面包圍,可形成天然電磁屏蔽。這是 CPW 在高密度、多功能 PCB 設計中最容易被低估的優勢之一。
以下是主要 EMI 與佈局優點:
- 共面接地可在訊號層本身立即提供電磁限制,降低相鄰傳輸線之間的串擾。
- 在 GCPW 設計中,共面接地與底層接地平面會形成類似帶狀線的準屏蔽環境,同時保留微帶線易於貼裝元件的優點。
- 沿 CPW 邊緣進行接地縫合,可形成有效的導通孔圍欄,進一步封閉電磁場。
- CPW 可透過改變走線寬度與間隙寬度來調整阻抗,讓設計者在狹窄佈線空間中更容易達成目標阻抗。
這點特別實用。在微帶線中,若疊構固定,真正能控制阻抗的主要旋鈕只有走線寬度。CPW 則有兩個獨立變數:走線寬度與間隙寬度。這表示你可以透過縮小間隙,用較窄的走線達成 50 歐姆,這對空間受限的緊湊佈局非常有利。
共面波導的關鍵設計技巧
阻抗計算與線路尺寸最佳化
任何共面波導設計的基礎,都是讓阻抗正確。CPW 特性阻抗由四個主要變數決定:

- 訊號走線寬度(W):走線越寬,阻抗越低。
- 間隙寬度(G):間隙越大,阻抗越高。
- 基板厚度(H):基板越厚,阻抗會略微上升。
- 介電常數(Dk):Dk 越高,阻抗越低。
對典型未接地 CPW 而言,阻抗會以 W / (W + 2G) 的比值表示,並且是完整橢圓積分的函數。簡化公式如下:
Z0 = (30 pi) / (sqrt(Dk_eff) (K(k) / K'(k)))

其中 K(k) 代表第一類完整橢圓積分,K'(k) 則是其互補函數。實務上,你不會手算這個公式,而是會使用場求解器或阻抗計算工具。對 GCPW(導體背覆式)而言,下方接地平面也會影響阻抗,因此計算會更複雜。較新的 EDA 系統,例如 EasyEDA、Altium Designer 與 KiCad,本身都內建阻抗計算工具,或可搭配 Si9000 等場求解器,準確計算 GCPW 幾何結構。
以下是 50 歐姆 GCPW 的一些實用設計規則:
| 基板 | Dk | 走線寬度(W) | 間隙寬度(G) | 基板高度(H) |
|---|---|---|---|---|
| FR4(標準) | 4.4 | 0.30 mm | 0.15 mm | 0.20 mm |
| Rogers RO4350B | 3.48 | 0.38 mm | 0.20 mm | 0.25 mm |
| Rogers RO4003C | 3.38 | 0.40 mm | 0.20 mm | 0.25 mm |
| PTFE(Teflon) | 2.2 | 0.50 mm | 0.25 mm | 0.25 mm |
接地平面配置與導通孔放置規則
GCPW 設計中的接地導通孔不只是可有可無的加分項。它們在確保訊號完整性,以及避免共面接地與底層接地平面之間產生不想要的平行板波導模式方面,扮演關鍵角色。
可靠 GCPW 設計可遵循以下放置規則:
- 沿 CPW 訊號走線兩側,以固定間距放置接地導通孔。
- 在最高工作頻率下,導通孔之間距離應小於 1/20 波長。以 FR4 上 10 GHz 設計為例,這代表導通孔間距不應超過約 0.7 mm。
- 第一排導通孔應盡量靠近間隙邊緣,並符合製造規則限制,通常距離約 0.2 至 0.3 mm。
- 在 20 GHz 以上頻率,應使用多排交錯導通孔,以形成更有效的導通孔圍欄。
- 在轉換位置,例如彎角、T 型接點與元件焊墊附近,應增加導通孔密度以補償不連續性。
- 確保訊號走線兩側的共面接地平面最小寬度至少為間隙寬度的 3 倍(最低 3G,建議 5G)。
訊號走線下方的平面必須完整且連續。CPW 走線下方若有槽孔、挖空或平面分割,都會造成阻抗不連續,並嚴重影響性能。這與微帶線的原則相同,只是在 CPW 中更重要,因為回流電流會同時分布於共面接地與底層平面。
可靠共面波導 PCB 的製造考量
精密蝕刻與銅箔輪廓控制
相較於一般微帶線設計,共面波導 PCB 需要更高的製造公差控制。原因是阻抗對間隙寬度非常敏感,而間隙通常比走線寬度窄得多。若間隙為 0.15 mm,且蝕刻公差為 +/- 0.025 mm,代表你的間隙可能有約 33% 的變動,這會直接反映在阻抗變化上。
關鍵製造因素包括:
蝕刻係數控制:化學蝕刻後的截面形狀會呈梯形,因此銅箔頂部的間隙會不同於基板表面的間隙。以 1 oz(35 um)銅厚為例,蝕刻側蝕量可能達到每側 20 至 30 um。
銅表面粗糙度:在 5 GHz 以上時,集膚深度會接近銅表面粗糙度的量級。粗糙銅箔會增加導體損耗。標準 FR4 銅箔的 Rz 粗糙度約為 6 至 10 um,而低輪廓銅箔(HVLP、VLP)可將其降至 2 至 3 um。
最小間隙:並非所有製造商都能穩定製作高頻 CPW 所需的細間隙。標準 PCB 製程通常可支援低至 0.1 mm(4 mil)的間隙,而更進階製程可支援 0.075 mm(3 mil)或更小。
材料選擇與公差管理
基板材料對共面波導性能有巨大影響,尤其是在高頻下。選擇材料時應考慮以下項目:
| 特性 | FR4(標準) | FR4(高速) | Rogers RO4350B | Rogers RO4003C | PTFE(RT5880) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dk(10 GHz) | 4.2 - 4.7 | 3.8 - 4.2 | 3.48 +/- 0.05 | 3.38 +/- 0.05 | 2.20 +/- 0.02 |
| Df(10 GHz) | 0.017 - 0.025 | 0.008 - 0.012 | 0.0037 | 0.0027 | 0.0009 |
| Dk 公差 | +/- 10% | +/- 5% | +/- 1.5% | +/- 1.5% | +/- 1% |
| CTE(Z 軸,ppm/°C) | 50 - 70 | 40 - 55 | 32 | 46 | 237 |
| 成本(相對值) | 1x | 2-3x | 5-8x | 5-8x | 10-15x |
在 6 GHz 以下設計中,可以使用標準或高速 FR4 搭配 GCPW,只要在阻抗分析中考慮 Dk 差異即可。標準 FR4 的損耗正切在 6 GHz 以上會開始明顯影響訊號品質,此時應改用低損耗材料,例如 Rogers RO4000 系列。Dk 公差在 CPW 中特別重要,因為它會直接影響阻抗準確性。即使蝕刻理想,Dk 變動達 +/- 10% 的標準 FR4 仍可能出現 5% 以上的阻抗波動。Dk 公差為 +/- 1.5% 的 Rogers 材料可提供更好的阻抗控制,這也是多數嚴肅 RF 與毫米波應用會指定 Rogers 材料的原因。
JLCPCB 在共面波導 PCB 生產上的專業能力
支援高頻設計的先進製造能力
若要生產可靠的共面波導 PCB,製造能力必須超越一般電路板生產。JLCPCB 提供執行高頻 CPW 設計所需的工具,例如公差可達 +/- 10% 的阻抗控制製造能力。其與 CPW 製造相關的能力包括支援最小 3.5 mil(0.09 mm)的走線與間隙寬度,涵蓋多數實際 GCPW 幾何結構。JLCPCB 也提供多種高頻基板材料,例如 Rogers RO4350B、RO4003C 與其他低損耗層壓材料,這些對 6 GHz 以上設計至關重要。
整合式 DFM 支援與一致高良率結果
JLCPCB 能為共面波導設計提供的最重要項目之一,就是可製造性設計(DFM)審查。當你提交 Gerber 檔案後,其工程團隊會根據製造能力驗證你的 CPW 幾何結構,並在生產流程開始前找出任何可能問題。

這對 CPW 特別關鍵,原因包括:
- 過窄而無法可靠蝕刻的間隙寬度,會被及早標記。
- 間隙邊緣附近的導通孔放置位置,會依鑽孔對位公差進行驗證。
- 阻抗控制需求會與可用材料批次進行比對。
即時報價系統也可讓你立即確認不同設計選項對成本的影響,例如從 FR4 改為 Rogers,或加入阻抗控制需求。這種快速回饋機制能協助你在決定投產前,就在性能與成本之間找到最佳設計。
從原型到量產的可擴展解決方案
共面波導設計通常會從需要快速交付的原型開始,以便進行驗證與調校。JLCPCB 標準板可提供 1–2 天的快速生產週期,先進材料的交期也具備競爭力,因此你可以快速迭代 CPW 設計。
CPW 設計也非常適合搭配 SMT 組裝服務。由於共面波導結構特別適合表面黏著元件整合,若由同一來源完成組裝與製造,便能確保元件貼裝精度與傳輸線幾何結構同樣可靠。JLCPCB 讓高頻共面波導設計的原型製作與優化更具成本效益,PCB 製造起價僅 $2 美元,鋼網最低可至 $6 美元。
共面波導常見問題
Q: 共面波導與微帶線有什麼差異?
主要差異在於接地回流路徑的位置。微帶線的接地平面位於基板下方的另一層;共面波導的接地導體則與訊號走線位於同一層,並位於訊號線兩側。
Q: 哪些頻率需要使用共面波導,而不是微帶線?
沒有絕對分界點,但 CPW 在 10 GHz 以上會越來越有優勢,並且在 30 GHz 以上,也就是毫米波頻段,通常是首選或必要選項。6 GHz 以下時,微帶線通常更簡單,而且表現已經足夠好。
Q: 共面波導設計可以使用標準 FR4 嗎?
可以。對約 6 GHz 以下的頻率而言,標準 FR4 可用於 GCPW 設計。不過,較高的 Dk 公差(+/- 10%)與較高的損耗正切(Df 0.017-0.025)會限制阻抗準確性,並增加訊號損耗。若頻率高於 6 GHz,強烈建議使用 Rogers RO4350B 或 RO4003C 等低損耗層壓材料。
Q: 如何計算共面波導的阻抗?
阻抗取決於走線寬度(W)、間隙寬度(G)、基板厚度(H)與介電常數(Dk)。雖然存在使用橢圓積分的封閉式公式,但最實用的方法是使用場求解器,或 EDA 工具內建的阻抗計算器。
Q: 共面波導 PCB 的最小間隙寬度是多少?
多數標準 PCB 製程可可靠製作低至 4 mil(0.1 mm)的間隙。JLCPCB 等具備進階製程的工廠,可達到 3.5 mil(0.09 mm)或更細。實際可用的最小間隙取決於你的銅厚,因為較厚銅箔會因蝕刻側蝕而需要較寬間隙。
持續學習
高效能 PCB 的 RF 電路設計指南
重點摘要 傳輸線效應:走線長度超過波長的十分之一時,必須嚴格控制 50 Ω 阻抗,以避免訊號反射。 保持回流路徑連續:走線正下方的接地平面必須完整連續,才能避免嚴重的電磁干擾(EMI)。 審慎選擇層壓板材:一般 2.4 GHz 應用可使用 FR-4;更高頻率則應升級採用 Rogers 或 PTFE 材料。 嚴格控制製造公差:導通孔電感及介電質變化都會影響阻抗,因此必須嚴格規範疊層結構。 當 PCB 走線不再像導線般運作時,RF 電路設計便由此開始。頻率超過數百 MHz 後,銅箔本身便具有阻抗、損耗及輻射特性。它成為需要設計的元件,而不再只是簡單繪製的連接線。原因在於波長。2.4 GHz Wi-Fi 訊號沿著 FR-4 微帶線傳播時,波長約為 70 mm,因此短短幾毫米的饋線已涵蓋相當比例的訊號週期。走線兩端的電壓不再相同。 圖 1:具有屏蔽無線電、50 Ω 饋線及導通孔圍欄的 RF PCB 每當走線寬度改變、出現導通孔或接地間隙時,部分訊號便會反射回訊號源。這就是為什麼使用相同原理圖製作的兩塊電路板,實際表現可能截然不同。本指南將介紹 RF 電路與傳統電路的差異,以及如何讓 RF PCB 維持可預......
SMA 連接器在 RF PCB 設計中的運作原理
重點摘要 聚焦訊號轉接處:訊號損耗發生在同軸結構轉換為平面走線的位置,而不是 SMA 連接器本體內部。 清除焊盤下方接地銅層:移除訊號轉接焊盤下方的接地平面,以控制電容並維持 50 歐姆阻抗。 接地導通孔應靠近連接器:將接地導通孔放在連接器接地腳旁,縮短回流路徑。 考慮製造公差:走線蝕刻及電路板厚度會直接改變轉接處的阻抗。 小心操作:連接時使用扭力扳手,頻率高於 6 GHz 時則應改用高頻板材。 SMA 連接器是一種具有螺紋的 50 歐姆同軸連接器,其本體很少是 RF PCB 的薄弱環節。真正決定效能的,通常是中心針腳接入電路板的短短幾毫米。在連接器內部,訊號以均勻環繞中心針腳的電磁場形式傳播;進入電路板後,電磁場必須轉變為接地平面上方的平面走線模式。每一次幾何形狀變化都會改變阻抗,因此部分訊號會產生反射。 圖 1:RF PCB 上的板邊式 SMA 連接器 針腳下方的焊盤比走線寬,因此會形成一個小電容。100 MHz 的訊號幾乎不受影響,但 6 GHz 的訊號則不然。本指南將說明 SMA 連接器的結構及其在 RF 系統中的功能,接著探討訊號轉接設計、接地導通孔、封裝焊盤、製造公差,以及 SMA 連......
ESP32 BLE 指南:選擇合適晶片並設計 PCB
重點摘要 ESP32 支援 BLE:大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),但 ESP32-S2 只支援 Wi-Fi,而 ESP32-P4 沒有內置無線電。原始 ESP32 另外支援藍牙經典,新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。 Wi-Fi 與 BLE 共存:Wi-Fi 和 BLE 共用同一個 2.4 GHz 無線電,並以交替方式使用。大量 Wi-Fi 活動可能降低 BLE 吞吐量或中斷掃描,因此兩項功能需要一起測試。 功耗:在保持 BLE 連接的輕睡眠期間,32.768 kHz 外部晶體可以大幅降低功耗。 天線位置:將 ESP32 模組的 PCB 天線放在電路板邊緣附近,最好讓天線伸出板邊。在指定天線禁佈區內避免放置銅箔、走線和元件,以免降低無線通訊距離。 大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),ESP32-S2 和 ESP32-P4 是例外。 選擇哪一款晶片,取決於專案的藍牙要求。原始 ESP32 支援藍牙經典,而 ESP32-S3、ESP32-C 系列和 ESP32-H2 等新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。如果需要透過編碼 PHY 實現更長通訊......
網口佈線一次到位:Ethernet PHY、磁性器件與 MDI 差動對佈局實操要點
工業控制閘道器、車載乙太網路、監控攝影機,百兆與千兆介面的出貨量以億計,但在電磁干擾(EMI)輻射超標的改善案件,以及鏈路反覆斷線與重連的客訴中,網路介面佈線問題始終占有一定比例。許多設計在實體層(PHY)晶片部分直接沿用參考電路,到了磁性元件周邊卻開始憑經驗處理,任意分割接地平面,直到認證實驗室的輻射測試不合格,才回頭檢查設計。 乙太網路介面在實體結構上可分為三個區段:PHY 晶片、磁性元件(網路變壓器)與 RJ45 連接器。前兩個區段之間使用 RMII 或 RGMII 並行介面,後兩個區段之間則是四對 100 Ω 的媒體相依介面(MDI)差動線。先釐清三個區段的分工與設計限制,比事後使用頻譜分析儀尋找干擾源更有效率。 一、三區段架構與佈線限制 PHY 至變壓器這個區段使用並行介面,訊號頻率為 50~125 MHz。佈線要求是縮短走線、保持等長,並遠離電源與晶體振盪器區域,訊號源端的串聯電阻不可省略。變壓器區段負責隔離與共模抑制,中心抽頭的接法由 PHY 類型決定,下方接地平面必須保持完整,禁止挖空或跨越平面分割佈線。變壓器至 RJ45 之間使用四對 100 Ω 差動線,必須保持嚴格對稱,單段走......
32GT/s 訊號完整性攻關:PCIe 5.0 PCB 佈線與過孔殘樁處理
隨著人工智慧(AI)伺服器與高速儲存需求增加,PCIe 5.0 每通道速率提升至 32 GT/s,單通道雙向頻寬為 64 Gbps。不少團隊直接套用 PCIe 4.0 的佈線經驗,收到電路板並進行測試後,才發現眼圖閉合、誤碼率升高。重新進行模擬分析,才發現問題來自累積的設計細節:阻抗偏差、玻纖效應與過孔殘樁,每一項單獨看都未必致命,但在 16 GHz 奈奎斯特頻率下疊加,就可能使鏈路失效。 PCIe 5.0 仍採用不歸零(NRZ)調變與 128b/130b 編碼,但 32 GT/s 意味著訊號邊緣更快、通道損耗預算更緊。官方規範提供整條通道約 36 dB 的損耗餘量,連接器、線纜與重定時器占用大部分預算,留給 PCB 走線的份額並不多。32 GT/s PCB 佈線的成敗,從疊構選型時就已奠定基礎。 注意事項 PCIe 5.0 的 32 GT/s 速率對 PCB 通道損耗、阻抗公差、玻纖編織效應與過孔殘樁都更加敏感。設計必須涵蓋疊構、佈線、背鑽與量產驗證,建立完整的驗證與改善流程。 一、差動對佈線核心參數 PCIe 差動對的阻抗以 100 Ω 為目標設計,量產管控公差建議控制在 ±8% 以內,而不是......
優化電源網路以實現穩定且高效能的高效能 PCB 設計
重點摘要 電源網路作為系統:由平面、覆銅、走線及過孔組成的完整銅網路,用於提供乾淨、穩定的電壓。 控制 IR 壓降:銅阻會造成電壓下降。使用較寬走線、完整覆銅或較厚銅箔(2 oz 以上),將電壓維持在容差範圍內。 縮小迴路面積:將去耦電容靠近電源腳位,並使用短而寬的走線,以應對快速瞬態電流。 按需增加過孔:單個 0.3 mm 過孔只能承載約 1 至 2 A。高電流路徑需要多個縫合過孔組成的並聯陣列。 DFM 不可忽視:透過可靠製造商驗證銅厚、蝕刻及層疊,確保設計符合實際製造條件。 曾經有一塊電路板在負載下突然掉電,我一度以為所有問題都源於電源,但事實並非如此。我測試了穩壓器、更換了電容,甚至檢查了工作台電源。最後發現,問題是一條只有 0.3 mm 寬、橫跨半塊板的細走線:它將 5 V 電源送到負載,途中損失接近 200 mV。這次經歷令我至今難忘。電源網路絕不只是「承載電壓的導線」;它是由平面、覆銅、走線及過孔構成的完整銅結構,用來將電源軌傳送到所有需要它的元件。 如果不認真處理,就會出現電壓下陷及噪聲,以及最令人難以排查的故障類型。本文將討論我現今如何看待電源網路:它們是甚麼、為甚麼在密集多電壓......