ESP32 BLE 指南:選擇合適晶片並設計 PCB
4 分鐘
- 哪些 ESP32 晶片支援 BLE?
- 如何為 BLE 產品選擇 ESP32
- ESP32 BLE 模組還是晶片級設計:PCB 上應放置什麼?
- ESP32 BLE 如何運作?角色、GATT 和主機協定堆疊
- ESP32 可以同時使用 Wi-Fi 和 BLE 嗎?
- ESP32 BLE 的功耗是多少?
- ESP32 BLE 通訊距離與天線位置
- 使用 JLCPCB 進行 ESP32 BLE PCB 組裝
- 結論
- ESP32 BLE 常見問題
重點摘要
- ESP32 支援 BLE:大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),但 ESP32-S2 只支援 Wi-Fi,而 ESP32-P4 沒有內置無線電。原始 ESP32 另外支援藍牙經典,新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。
- Wi-Fi 與 BLE 共存:Wi-Fi 和 BLE 共用同一個 2.4 GHz 無線電,並以交替方式使用。大量 Wi-Fi 活動可能降低 BLE 吞吐量或中斷掃描,因此兩項功能需要一起測試。
- 功耗:在保持 BLE 連接的輕睡眠期間,32.768 kHz 外部晶體可以大幅降低功耗。
- 天線位置:將 ESP32 模組的 PCB 天線放在電路板邊緣附近,最好讓天線伸出板邊。在指定天線禁佈區內避免放置銅箔、走線和元件,以免降低無線通訊距離。
大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),ESP32-S2 和 ESP32-P4 是例外。
選擇哪一款晶片,取決於專案的藍牙要求。原始 ESP32 支援藍牙經典,而 ESP32-S3、ESP32-C 系列和 ESP32-H2 等新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。如果需要透過編碼 PHY 實現更長通訊距離,應確認所選晶片支援該功能。
除了晶片選擇,設計 PCB 時還有四項重要考量:使用模組還是裸晶片、天線位置、睡眠時鐘要求,以及藍牙認證。
本指南將介紹:
- 哪些 ESP32 晶片支援 BLE,以及哪款晶片適合你的產品
- ESP32 BLE 的運作方式,以及 Wi-Fi 和 BLE 如何共用同一個無線電
- 如何在 PCB 上降低 ESP32 BLE 功耗並提高通訊距離
- 產品上市前需要完成哪些藍牙認證

圖:ESP32 BLE 系列與功能圖表。
哪些 ESP32 晶片支援 BLE?
原始 ESP32、ESP32-S3、ESP32-C2、ESP32-C3、ESP32-C5、ESP32-C6、ESP32-C61 和 ESP32-H2 都支援 BLE。ESP32-S2 是只支援 Wi-Fi 的晶片,而 ESP32-P4 沒有無線電。
下表根據 Espressif 官方 ESP-IDF 文件整理,對比主要無線功能:2M PHY 可以將標準 1M PHY 的吞吐量提高一倍,而編碼 PHY 則以較低數據速率換取更長通訊距離。
| 晶片 | Bluetooth LE | Bluetooth Classic(BR/EDR) | 2M PHY 和編碼 PHY | 其他無線功能 |
|---|---|---|---|---|
| ESP32 | 支援,Bluetooth 4.2 功能集 | 支援 | 不支援 | Wi-Fi 4 |
| ESP32-S3 | 支援,Bluetooth 5(LE) | 不支援 | 支援 | Wi-Fi 4 |
| ESP32-C2 | 支援,Bluetooth 5(LE) | 不支援 | 支援 | Wi-Fi 4 |
| ESP32-C3 | 支援,Bluetooth 5(LE) | 不支援 | 支援 | Wi-Fi 4 |
| ESP32-C5 | 支援,Bluetooth 5(LE) | 不支援 | 支援 | 雙頻 Wi-Fi 6、IEEE 802.15.4 |
| ESP32-C6 | 支援,Bluetooth 5(LE) | 不支援 | 支援 | Wi-Fi 6、IEEE 802.15.4 |
| ESP32-C61 | 支援,Bluetooth 5(LE) | 不支援 | 支援 | Wi-Fi 6 |
| ESP32-H2 | 支援,Bluetooth 5(LE) | 不支援 | 支援 | IEEE 802.15.4,不支援 Wi-Fi |
| ESP32-S2 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | Wi-Fi 4 |
| ESP32-P4 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 無 |
注意
原始 ESP32 通過了 Bluetooth LE 5.0 認證,但 Espressif 表示,其硬件只支援 Bluetooth LE 4.2,不支援 Bluetooth LE 5.0 的新功能。
如何為 BLE 產品選擇 ESP32
應根據專案中不可妥協的要求選擇 ESP32 型號,包括藍牙經典、長距離支援、Wi-Fi 整合、IEEE 802.15.4(Thread/Zigbee),或較高的連接數量。
下表將各項需求與適用晶片對應:
| 情況 | 建議選擇 |
|---|---|
| 需要 BLE 和藍牙經典,例如音訊或串列埠設備 | 原始 ESP32 |
| 低成本 Wi-Fi 加 BLE | ESP32-C3 或 ESP32-C2 |
| 使用編碼 PHY 的長距離 BLE | 任何 Bluetooth 5 晶片,例如 ESP32-C3、ESP32-S3 或 ESP32-C6 |
| BLE 加 Thread 或 Zigbee,例如 Matter over Thread 設備 | ESP32-C6、ESP32-C5 或 ESP32-H2 |
| 只需要 BLE,不需要 Wi-Fi | ESP32-H2 |
| 需要更多同時 BLE 連接 | ESP32-C6、ESP32-C5 或 ESP32-H2 |
- ESP32:作為 BLE 伺服器時,最多可以建立 9 個客戶端連接;為保持穩定連接,建議使用 3 個。
- ESP32-C3:最多 8 個連接,由中央角色和周邊角色共用。
如需比較兩款熱門型號,請參閱 ESP32-C3 與 ESP32-S3 比較。
選擇規則:如果產品需要藍牙經典,應使用原始 ESP32;如果需要任何 Bluetooth 5 功能,應選擇較新的晶片。
ESP32 BLE 模組還是晶片級設計:PCB 上應放置什麼?
除非你的工程團隊具備專業 RF 設計能力,並且大量生產足以支持自訂晶片級佈局,否則建議選擇已預先認證的模組。
模組已經包含 RF 匹配網絡、天線或天線連接器、快閃記憶體和主晶體。

圖:ESP32 BLE 模組與晶片級 ESP32 設計比較。
Espressif 會調整 RF 電路,並取得模組的 RF 認證。晶片級設計則是將裸 ESP32 晶片直接放在你的電路板上,因此需要自行設計 RF 電路。
| 特性 | ESP32 模組 | 晶片級 ESP32 設計 |
|---|---|---|
| 例子 | ESP32-WROOM-32E、ESP32-C3-MINI-1 | 裸 ESP32 或 ESP32-C3 晶片 |
| RF 匹配和天線 | 由 Espressif 提供並完成調整 | 由你自行設計和調整 |
| 快閃記憶體和主晶體 | 已包含 | 需要自行添加,除非晶片內置封裝快閃記憶體 |
| RF 認證 | 資料表會列出模組證書;成品仍需進行自身監管評估 | 產品需要自行進行 RF 測試 |
| 藍牙認證 | 產品仍然需要進行認證 | 產品仍然需要進行認證 |
ESP32 BLE 如何運作?角色、GATT 和主機協定堆疊
可連接的 ESP32 BLE 設備會廣播廣告資料,接受傳入的連接請求,然後透過通用屬性協定(GATT)交換結構化資料。通用存取協定(GAP)則定義每個設備在發現和連接過程中所扮演的角色。

圖:ESP32 BLE 周邊設備角色。
ESP32 BLE 角色:周邊設備、中央設備、廣播器和觀察者
| 角色 | 功能 | 典型設備 |
|---|---|---|
| 周邊設備 | 廣播,然後接受連接 | 感測器、可穿戴設備、智能開關 |
| 中央設備 | 掃描,然後發起連接 | 手機、閘道器 |
| 廣播器 | 只發送廣告資料,不建立連接 | 信標 |
| 觀察者 | 只接收廣告資料,不建立連接 | 數據記錄器 |
ESP32 可以同時扮演多個角色。例如,閘道器可以作為中央設備連接感測器,同時作為周邊設備連接手機。
ESP-NimBLE 與 ESP-Bluedroid:應該選擇哪個主機協定堆疊?
Espressif 的 IoT 開發框架 ESP-IDF 提供兩種藍牙主機協定堆疊,它們都運行在晶片的藍牙控制器之上。
| 特性 | ESP-NimBLE | ESP-Bluedroid |
|---|---|---|
| Bluetooth LE | 支援 | 支援 |
| 藍牙經典 | 不支援 | 支援,僅限原始 ESP32 |
| 堆積和快閃記憶體使用量 | 較低 | 較高 |
| 典型用途 | 只使用 BLE 的產品 | 雙模 ESP32 產品 |
- 選擇 ESP-NimBLE:適合只使用 BLE 的產品。Espressif 表示,相比 ESP-Bluedroid,它需要較少堆積和快閃記憶體。
- 選擇 ESP-Bluedroid:適合需要藍牙經典的原始 ESP32 產品。
ESP32 可以同時使用 Wi-Fi 和 BLE 嗎?
可以,兩者透過分時多工實現共存。由於 ESP32 硬件只有一個共用 2.4 GHz 無線電,Wi-Fi 和 BLE 會交替使用無線電。在其中一項功能使用無線電時,另一項不能同時發送或接收。

圖:ESP32 Wi-Fi 和 BLE 共存時間線,顯示單一無線電如何分時使用。
共存模組會分配無線電優先級和時間片。當 Wi-Fi 和 BLE 都已連接時,每項功能會獲得共存週期的 50% 時間;該週期從接入點信標時間開始,持續超過 100 ms。
不同 Wi-Fi 模式下的 ESP32 Wi-Fi 和 BLE 共存
Espressif 對 ESP32 和 ESP32-C3 的不同組合評級如下:
| Wi-Fi 狀態 | 同時進行 BLE 掃描、廣播或連接 |
|---|---|
| 設備掃描、連接或已連接 | 支援且穩定 |
| SoftAP 發送信標 | 支援且穩定 |
| SoftAP 正在連接或已連接客戶端 | 支援,但性能不穩定 |
| 嗅探器模式 | 支援,但性能不穩定 |
取捨:當 Wi-Fi 佔用無線電時,BLE 流量必須等待,因此當兩個無線功能同時繁忙時,BLE 吞吐量和掃描結果可能下降。
ESP32 BLE 的功耗是多少?
ESP32 BLE 功耗主要取決於廣播和連接間隔所決定的無線電工作週期,以及兩次事件之間使用的低功耗睡眠狀態。
- 廣播間隔:20 ms 至 10.24 s,以 0.625 ms 為步進。間隔越長越省電,但設備被發現的速度也會變慢。
- 連接間隔:7.5 ms 至 4.0 s,以 1.25 ms 為步進。在連接事件之間,設備可以進入睡眠。
- 周邊設備延遲:當沒有數據需要發送時,周邊設備可以跳過連接事件。
Espressif FAQ 列出的原始 ESP32 數據顯示,在每 40 ms 廣播一次時,平均電流約為 42.67 mA。在 80 ms 連接間隔下,平均電流約為 35.33 mA,峰值為 142.1 mA。這些測量值中的最低電流為 32 mA,表示晶片在無線電事件之間仍然保持喚醒。兩次事件之間的輕睡眠,才是降低平均功耗的關鍵。

圖:ESP32 BLE 電流隨時間變化,顯示每個連接間隔中的無線電事件。
32.768 kHz 晶體如何降低 ESP32 BLE 睡眠電流
如果希望在最低電流下的輕睡眠期間維持 BLE 連接,應加入外部 32.768 kHz 晶體。藍牙規格要求睡眠時鐘的準確度保持在 500 ppm(百萬分之一)以內。
| 晶片 | 輕睡眠,主晶體 | 輕睡眠,32.768 kHz 晶體 |
|---|---|---|
| ESP32 | 不支援 | 1.9 mA |
| ESP32-C3 | 2.3 mA | 140 µA |
| ESP32-S3 | 3.3 mA | 230 µA |
| ESP32-C6 | 3.3 mA | 34 µA |
| ESP32-H2 | 4.0 mA | 24 µA |
以上是 Espressif ESP-IDF BLE 省電範例中的典型數據,測試時已啟用電源管理。
睡眠時鐘選擇受四項細節影響:
- 原始 ESP32:主晶體支援 BLE 調制解調器睡眠,但啟用輕睡眠後無法保持 BLE 運作,因此需要外部晶體。
- 內部 RC 振盪器:ESP32-C3 的 136 kHz RC 振盪器通常不夠準確,無法滿足 BLE 要求。Espressif 只將其評估為適合傳統廣播或掃描,不支援連接。
- 檢測:如果已安裝晶體,但藍牙低功耗初始化期間沒有檢測到,ESP-IDF 會退回使用主晶體,輕睡眠電流便會上升。
- 封裝圖形:Espressif 的 ESP32-C3-MINI-1 周邊電路圖預留了 32.768 kHz 晶體封裝圖形,並標示為不安裝,因此需要時可以加入晶體。
ESP32 BLE 通訊距離與天線位置
實際 ESP32 BLE 通訊距離取決於 PHY 選擇、發射功率設定、天線佈局和工作環境,而不只是晶片型號。
| PHY | 原始數據速率 | 對通訊距離的影響 | 適用晶片 |
|---|---|---|---|
| 1M PHY | 1 Mbps | 基準 | 所有 BLE 晶片 |
| 2M PHY | 2 Mbps | 通常比 1M PHY 短 | Bluetooth 5 晶片 |
| 編碼 PHY,S=2 | 500 kbps | 通常比 1M PHY 長 | Bluetooth 5 晶片 |
| 編碼 PHY,S=8 | 125 kbps | 通常最長 | Bluetooth 5 晶片 |
原始 ESP32 的 BLE 發射功率有 8 個級別,範圍為 −12 dBm 至 +9 dBm,每級相差 3 dBm。其他晶片具有各自的功率範圍。
ESP32 BLE 天線在 PCB 上的位置
在同時具備 Wi-Fi 和 BLE 的 ESP32 模組中,兩者共用一根天線,因此天線佈局會同時決定兩項功能的通訊距離:
- 板邊:將模組的 PCB 天線放在電路板角落,並在可能情況下讓天線伸出板邊。
- 禁佈區:在所有層的天線下方區域,避免放置銅箔、走線和元件;也可以在該區域切除電路板。
- 外殼:讓金屬遠離天線,或使用帶外部天線連接器的模組。
使用 JLCPCB 進行 ESP32 BLE PCB 組裝
JLCPCB 支援 SMT 組裝,標準 PCBA 的最小 IC 引腳間距為 0.35 mm,經濟型 PCBA 為 0.40 mm。對於 QFN(四方扁平無引腳)和 LGA(柵格陣列)等焊點隱藏在封裝下方的元件,JLCPCB 會將 X-ray 檢查作為必要的品質控制步驟。
這項要求適用於 QFN 封裝的裸 ESP32 晶片,以及 LGA 類型模組。在確定物料清單前,可以使用 JLCPCB 元件庫,檢查 ESP32 模組和 32.768 kHz 晶體的庫存和封裝資料。
結論
除了 ESP32-S2 和 ESP32-P4 外,大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE)。原始 ESP32 也支援藍牙經典,而 ESP32-S3、ESP32-C 系列和 ESP32-H2 等新款晶片則提供 Bluetooth 5 功能。不過,編碼 PHY 等特定功能會因晶片而異。
關鍵是選擇符合專案需求的 ESP32。在開始 PCB 佈局前,應先規劃模組選擇、天線位置和睡眠時鐘,並在產品上市前完成所需的藍牙認證。這些早期決策有助於避免設計問題,並改善通訊距離和電池壽命。
設計完成後,將檔案上傳至 JLCPCB,即可立即取得報價。
ESP32 BLE 常見問題
ESP32-S2 支援藍牙嗎?
不支援。ESP32-S2 只支援 Wi-Fi,而 ESP32-P4 沒有無線電。原始 ESP32、ESP32-S3、ESP32-C 系列和 ESP32-H2 支援 Bluetooth LE。
原始 ESP32 是 Bluetooth 5 設備嗎?
不是。它通過了 Bluetooth LE 5.0 認證,但 Espressif 表示其硬件只支援 Bluetooth LE 4.2。如果需要 2M PHY 或編碼 PHY,應選擇較新的 ESP32 晶片。
如果使用 ESP32 模組,仍然需要進行藍牙認證嗎?
需要。參考模組已有的藍牙設計可以減少部分測試工作,但你的公司仍須使用自己的 Bluetooth SIG 會員資格,對產品進行認證。
ESP32 BLE 需要 32.768 kHz 晶體嗎?
只有在需要低電流輕睡眠時才需要。原始 ESP32 要在輕睡眠期間保持 BLE 運作,因此需要外部晶體。較新的晶片可以改用主晶體,但睡眠電流會較高。
持續學習
高速 SPI 訊號完整性:時序預算、串阻與反射抑制
SPI 在板上讀寫,有一種故障很常見:寫暫存器每次都成功,讀回來的資料卻在時脈拉高之後偶爾錯位。先盯接收腳上的 SCLK,看它有沒有在同一個邊緣重複跨越門檻,再看 MISO 來不來得及穩下來。前者多半是邊緣反射,後者可能是時序預算不足。兩個問題都會因為降速而暫時好轉,但示波器上要看的項目完全不同。 高速 SPI 排查順序 先對照 CPOL、CPHA 與器件時序,再把建立、保持、傳播延遲、抖動與偏斜放到同一條時間軸,最後在最遠端接收腳確認門檻穿越與資料穩定時間。 一、從接收端算回時序預算 SPI 訊號通常包含 SCLK、片選 CS、主控送出的 MOSI,以及目標器件回傳的 MISO。動手佈線前,先照器件時序圖確認 CPOL、CPHA、片選有效電位與首位元時序。CPOL 決定時脈閒置準位,CPHA 決定使用哪一道邊緣取樣。 接著把資料更新、建立、保持與取樣四個時間點畫在同一條時間軸上。多顆器件共用匯流排時,未選中的 MISO 是否進入高阻態,以及前一顆器件釋放到下一顆器件啟用之間的間隔,也要一併確認。 圖 1. SPI SCLK、CS 與資料線的建立時間、保持時間與取樣時序 可用取樣時間 25 MHz......
高效能 PCB 的 RF 電路設計指南
重點摘要 傳輸線效應:走線長度超過波長的十分之一時,必須嚴格控制 50 Ω 阻抗,以避免訊號反射。 保持回流路徑連續:走線正下方的接地平面必須完整連續,才能避免嚴重的電磁干擾(EMI)。 審慎選擇層壓板材:一般 2.4 GHz 應用可使用 FR-4;更高頻率則應升級採用 Rogers 或 PTFE 材料。 嚴格控制製造公差:導通孔電感及介電質變化都會影響阻抗,因此必須嚴格規範疊層結構。 當 PCB 走線不再像導線般運作時,RF 電路設計便由此開始。頻率超過數百 MHz 後,銅箔本身便具有阻抗、損耗及輻射特性。它成為需要設計的元件,而不再只是簡單繪製的連接線。原因在於波長。2.4 GHz Wi-Fi 訊號沿著 FR-4 微帶線傳播時,波長約為 70 mm,因此短短幾毫米的饋線已涵蓋相當比例的訊號週期。走線兩端的電壓不再相同。 圖 1:具有屏蔽無線電、50 Ω 饋線及導通孔圍欄的 RF PCB 每當走線寬度改變、出現導通孔或接地間隙時,部分訊號便會反射回訊號源。這就是為什麼使用相同原理圖製作的兩塊電路板,實際表現可能截然不同。本指南將介紹 RF 電路與傳統電路的差異,以及如何讓 RF PCB 維持可預......
SMA 連接器在 RF PCB 設計中的運作原理
重點摘要 聚焦訊號轉接處:訊號損耗發生在同軸結構轉換為平面走線的位置,而不是 SMA 連接器本體內部。 清除焊盤下方接地銅層:移除訊號轉接焊盤下方的接地平面,以控制電容並維持 50 歐姆阻抗。 接地導通孔應靠近連接器:將接地導通孔放在連接器接地腳旁,縮短回流路徑。 考慮製造公差:走線蝕刻及電路板厚度會直接改變轉接處的阻抗。 小心操作:連接時使用扭力扳手,頻率高於 6 GHz 時則應改用高頻板材。 SMA 連接器是一種具有螺紋的 50 歐姆同軸連接器,其本體很少是 RF PCB 的薄弱環節。真正決定效能的,通常是中心針腳接入電路板的短短幾毫米。在連接器內部,訊號以均勻環繞中心針腳的電磁場形式傳播;進入電路板後,電磁場必須轉變為接地平面上方的平面走線模式。每一次幾何形狀變化都會改變阻抗,因此部分訊號會產生反射。 圖 1:RF PCB 上的板邊式 SMA 連接器 針腳下方的焊盤比走線寬,因此會形成一個小電容。100 MHz 的訊號幾乎不受影響,但 6 GHz 的訊號則不然。本指南將說明 SMA 連接器的結構及其在 RF 系統中的功能,接著探討訊號轉接設計、接地導通孔、封裝焊盤、製造公差,以及 SMA 連......
ESP32 BLE 指南:選擇合適晶片並設計 PCB
重點摘要 ESP32 支援 BLE:大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),但 ESP32-S2 只支援 Wi-Fi,而 ESP32-P4 沒有內置無線電。原始 ESP32 另外支援藍牙經典,新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。 Wi-Fi 與 BLE 共存:Wi-Fi 和 BLE 共用同一個 2.4 GHz 無線電,並以交替方式使用。大量 Wi-Fi 活動可能降低 BLE 吞吐量或中斷掃描,因此兩項功能需要一起測試。 功耗:在保持 BLE 連接的輕睡眠期間,32.768 kHz 外部晶體可以大幅降低功耗。 天線位置:將 ESP32 模組的 PCB 天線放在電路板邊緣附近,最好讓天線伸出板邊。在指定天線禁佈區內避免放置銅箔、走線和元件,以免降低無線通訊距離。 大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),ESP32-S2 和 ESP32-P4 是例外。 選擇哪一款晶片,取決於專案的藍牙要求。原始 ESP32 支援藍牙經典,而 ESP32-S3、ESP32-C 系列和 ESP32-H2 等新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。如果需要透過編碼 PHY 實現更長通訊......
網口佈線一次到位:Ethernet PHY、磁性器件與 MDI 差動對佈局實操要點
工業控制閘道器、車載乙太網路、監控攝影機,百兆與千兆介面的出貨量以億計,但在電磁干擾(EMI)輻射超標的改善案件,以及鏈路反覆斷線與重連的客訴中,網路介面佈線問題始終占有一定比例。許多設計在實體層(PHY)晶片部分直接沿用參考電路,到了磁性元件周邊卻開始憑經驗處理,任意分割接地平面,直到認證實驗室的輻射測試不合格,才回頭檢查設計。 乙太網路介面在實體結構上可分為三個區段:PHY 晶片、磁性元件(網路變壓器)與 RJ45 連接器。前兩個區段之間使用 RMII 或 RGMII 並行介面,後兩個區段之間則是四對 100 Ω 的媒體相依介面(MDI)差動線。先釐清三個區段的分工與設計限制,比事後使用頻譜分析儀尋找干擾源更有效率。 一、三區段架構與佈線限制 PHY 至變壓器這個區段使用並行介面,訊號頻率為 50~125 MHz。佈線要求是縮短走線、保持等長,並遠離電源與晶體振盪器區域,訊號源端的串聯電阻不可省略。變壓器區段負責隔離與共模抑制,中心抽頭的接法由 PHY 類型決定,下方接地平面必須保持完整,禁止挖空或跨越平面分割佈線。變壓器至 RJ45 之間使用四對 100 Ω 差動線,必須保持嚴格對稱,單段走......
32GT/s 訊號完整性攻關:PCIe 5.0 PCB 佈線與過孔殘樁處理
隨著人工智慧(AI)伺服器與高速儲存需求增加,PCIe 5.0 每通道速率提升至 32 GT/s,單通道雙向頻寬為 64 Gbps。不少團隊直接套用 PCIe 4.0 的佈線經驗,收到電路板並進行測試後,才發現眼圖閉合、誤碼率升高。重新進行模擬分析,才發現問題來自累積的設計細節:阻抗偏差、玻纖效應與過孔殘樁,每一項單獨看都未必致命,但在 16 GHz 奈奎斯特頻率下疊加,就可能使鏈路失效。 PCIe 5.0 仍採用不歸零(NRZ)調變與 128b/130b 編碼,但 32 GT/s 意味著訊號邊緣更快、通道損耗預算更緊。官方規範提供整條通道約 36 dB 的損耗餘量,連接器、線纜與重定時器占用大部分預算,留給 PCB 走線的份額並不多。32 GT/s PCB 佈線的成敗,從疊構選型時就已奠定基礎。 注意事項 PCIe 5.0 的 32 GT/s 速率對 PCB 通道損耗、阻抗公差、玻纖編織效應與過孔殘樁都更加敏感。設計必須涵蓋疊構、佈線、背鑽與量產驗證,建立完整的驗證與改善流程。 一、差動對佈線核心參數 PCIe 差動對的阻抗以 100 Ω 為目標設計,量產管控公差建議控制在 ±8% 以內,而不是......