如何降低高速 PCB 設計中的插入損耗
2 分鐘
- 造成插入損耗的主要因素
- 降低插入損耗的實用設計方法
- 實現低插入損耗的製造要點
- JLCPCB 的低插入損耗 PCB 製造能力
- 插入損耗常見問題
- 結論
重點摘要
降低插入損耗,是確保高速 PCB 可靠運作的關鍵。選用損耗因數(Df)較低的低損耗材料、最佳化走線與疊構設計、減少導通孔轉換、採用表面較平滑的銅箔,並運用精密製造技術,可顯著降低介電損耗與導體損耗。這些方法有助於維持良好的訊號完整性、擴大眼圖開口,並在多 Gigabit 設計中支援更高的資料傳輸速率。
您是否曾設計一條理論上看似完美的高速 PCB 通道,實際量測時卻發現接收端訊號與發射端相差甚遠?這種令人困擾的訊號功率衰減稱為「插入損耗」。它是現今高速 PCB 設計中最重要的效能指標之一,若未納入考量,資料連線可能在不知不覺中失效。插入損耗表示訊號沿傳輸線從一點傳至另一點時的總功率損失,通常以 S 參數表示,單位為分貝(dB);正向傳輸使用 S21,反向傳輸則使用 S12。插入損耗最簡單的公式為:
插入損耗(dB)=10 log10(Pout/Pin)
其中 Pout 是傳送至負載的功率,Pin 是輸入傳輸線的功率。由於被動通道不會使功率增加,依此公式計算的傳輸值必定為負值。-3 dB 代表訊號功率已降低 50%。
插入損耗如何影響訊號品質與資料傳輸速率
插入損耗增加時,接收端的訊號振幅會下降,但問題不只是訊號變弱。插入損耗與頻率有關,也就是訊號中的高頻成分會比低頻成分衰減得更多,進而改變數位波形的形狀。

在眼圖上,過大的插入損耗會呈現為眼圖開口縮小或閉合。垂直眼高降低會減少電壓裕量;水平眼寬縮小則會減少時序裕量。兩者都會提高位元錯誤率(BER);當眼圖開口低於接收器判定臨界值時,整條連線便會失效。結論很簡單:資料傳輸速率越高,插入損耗預算就越嚴格。從基板材料選擇到走線佈局,每項設計決策都會直接影響通道能否通過規格。
造成插入損耗的主要因素
材料特性:介電常數與損耗因數
銅走線周圍的介電材料會造成相當比例的插入損耗,在 1 GHz 以上尤其明顯。主導此現象的兩項材料特性是介電常數(Dk)與損耗因數(Df,又稱損耗角正切)。交變電場會使基板中的極性分子振盪,因而產生介電損耗。

這種分子層級的摩擦會將訊號能量轉換為熱。損耗因數(Df)正是衡量此過程損耗程度的指標;Df 越大,轉換為熱而未能傳送至接收端的能量就越多。以下列出各類材料的 Dk、Df 與典型應用:
| 材料 | Dk(10 GHz) | Df(10 GHz) | 典型應用 |
|---|---|---|---|
| 標準 FR4 | 4.2~4.7 | 0.017~0.025 | 一般數位電路,最高約 3 GHz |
| 中等損耗 FR4(例如 Megtron 4) | 3.8~4.0 | 0.005~0.010 | 5~10 GHz 串列連線 |
| 低損耗材料(例如 Megtron 6) | 3.4~3.7 | 0.002~0.004 | 10~25 GHz、PCIe Gen4/Gen5 |
| Rogers RO4003C | 3.38 | 0.0027 | RF、微波、毫米波 |
| Rogers RO4350B | 3.48 | 0.0037 | RF、混合訊號 |
| PTFE/鐵氟龍(RT/duroid 5880) | 2.2 | 0.0009 | 毫米波、衛星通訊、77 GHz 雷達 |
介電常數(Dk)也會間接影響損耗。Dk 越高,訊號傳播速度越慢,在相同頻率下的波長也越短,因此相同實體長度的走線具有較長的電氣長度,累積的介電損耗也可能較大。Dk 較低時,訊號傳播速度較快,在其他條件相同的情況下,特定走線長度的總損耗通常較低。
走線設計、銅箔粗糙度與 表面處理的影響
插入損耗的第二大來源是導體損耗,也就是銅走線電阻所造成的損耗。在直流與低頻環境下,導體損耗較容易理解,主要取決於走線電阻,而走線電阻則受線寬、厚度與銅的導電率影響。但到了高頻,情況會更加複雜。隨著頻率上升,電流會逐漸集中在導體表面附近的薄層中流動。銅在 1 GHz 時的集膚深度僅約 2.1 µm,在 10 GHz 時更只有約 0.66 µm。由於實際導電的銅截面積變小,走線的交流電阻也會隨之增加。

此時,銅箔粗糙度就十分重要。標準電解銅箔(ED)的均方根粗糙度(Rq)約為 1.0~1.8 µm。當集膚深度逐漸接近表面粗糙度時,電流行經的路徑會變得更長且更曲折;電流必須沿著粗糙表面的峰谷流動,使等效電阻明顯提高。因此,低輪廓銅箔在高速設計中日益普遍:
- 標準電解銅箔(STD):Rq 約 1.0~1.8 µm
- 反轉處理銅箔(RTF):Rq 約 0.5~1.0 µm
- 極低輪廓銅箔(VLP):Rq 約 0.3~0.5 µm
- 超極低輪廓銅箔(HVLP):Rq 約 0.15~0.3 µm
表面處理也會影響導體與表面處理層交界處的損耗。化鎳浸金(ENIG)會增加一層導電率遠低於銅的鎳,因此可能提高外層走線的損耗。浸銀或有機保焊膜(OSP)不含高損耗的鎳阻障層,因此常用於高速表層微帶線。
降低插入損耗的實用設計方法
最佳化傳輸線佈線與 疊構規劃
設計目標是透過適當的幾何結構與層別規劃,盡量降低介電損耗及導體損耗。首先應考量傳輸線結構。帶狀線位於兩個參考平面之間,在相同目標阻抗下通常需要較窄的內層走線,但可提供較佳遮蔽與更一致的阻抗。微帶線位於外層,僅有一個參考平面;在相同阻抗下可採用較寬走線,因此電阻性損耗較低。嵌入式微帶線位於外層結構內並由半固化片覆蓋,但未夾在兩個參考平面之間,可為極高速通道提供折衷方案。

若要控制插入損耗,請遵循以下走線原則:
- 在可行範圍內盡量縮短走線。插入損耗大致隨長度增加,每減少一毫米,都能直接降低通道損耗。
- 使用連續參考平面。高速訊號不可跨越參考平面的分割或間隙,否則會造成阻抗突變、回流路徑中斷及局部損耗增加。
- 採用適當的走線寬度。較寬走線具有較低的直流與交流電阻,因此導體損耗較低。應在實際可行範圍內採用最寬走線,並配合疊構參數達到目標阻抗。
- 避免不必要的轉彎與蛇形等長線。每個轉彎都會造成輕微阻抗擾動。若必須使用蛇形線進行等長,應採用平順彎曲,避免尖銳的 90° 轉角。
疊構會直接影響走線寬度、介電層厚度與阻抗之間的關係。高速設計需要完善的疊構配置,每個訊號層旁都應設置相鄰且連續的接地平面。典型的 8 層高速疊構如下:
| 層別 | 功能 | 說明 |
|---|---|---|
| L1 | 訊號(微帶線) | 高速訊號,宜採用較寬走線 |
| L2 | 接地平面 | 連續、完整的參考平面 |
| L3 | 訊號(帶狀線) | 內層高速佈線 |
| L4 | 電源平面 | 電源配送網路(PDN)、次要參考平面 |
| L5 | 電源平面 | 電源配送網路(PDN)、次要參考平面 |
| L6 | 訊號(帶狀線) | 內層高速佈線 |
| L7 | 接地平面 | 連續、完整的參考平面 |
| L8 | 訊號(微帶線) | 高速訊號,宜採用較寬走線 |
選擇低損耗材料與阻抗控制策略
材料選擇是決定插入損耗表現的關鍵。如果訊號頻率已需要低損耗基板,再巧妙的佈線也無法完全彌補高損耗材料的限制。任何高速通道都需要控制阻抗。阻抗不匹配會造成反射(回波損耗),而多次反射又會間接惡化通道傳輸表現。一般設計可指定 ±10% 的阻抗公差,關鍵通道則可指定 ±5%。務必與 PCB 製造商合作,在可製造的尺寸範圍內取得符合需求且能達到目標阻抗的疊構。
實現低插入損耗的製造要點
精密蝕刻與銅箔輪廓控制
即使設計目標再完善,也可能因製造變異而無法達成。蝕刻製程會決定最終線寬、截面形狀及邊緣輪廓,因此會直接影響插入損耗。化學蝕刻具有等向性,蝕刻液不僅向下移除銅,也會侵入抗蝕層下方造成側蝕。因此,實際走線截面會呈梯形,而不是多數場求解器預設的理想矩形。側蝕程度可用蝕刻因子表示,並受銅厚、蝕刻液及製程控制影響。側蝕過大會使走線局部變窄,造成截面積減少及導體損耗增加。對高速精細線路而言,製造商必須嚴格控制下列參數:
- 蝕刻補償:依預期側蝕量加寬底片圖形
- 蝕刻液濃度與溫度:控制在狹窄範圍內,以維持均勻的蝕刻速率
- 輸送帶速度:控制總蝕刻時間及整片生產拼板的均勻性
先進製造設備也會控制壓合介面的銅箔輪廓。銅箔經粗化處理的齒面會與半固化片壓合;如前所述,這種粗糙度會直接增加高頻導體損耗。服務高速應用市場的製造商通常會提供專為此用途設計的低輪廓及極低輪廓銅箔。
先進測試與量測方法
向量網路分析儀(VNA)是量測插入損耗的常用儀器。VNA 會在不同頻率下傳送標準訊號,並量測待測物(DUT)的 S 參數,其中 S21 參數可直接反映正向傳輸與插入損耗。目前的 VNA 可涵蓋直流至 70 GHz 甚至更高的頻率範圍,足以量測現有高速通訊協定所使用的頻譜。

時域反射量測(TDR)則可搭配 VNA 量測,用來呈現走線的阻抗輪廓。TDR 雖無法直接量測插入損耗,卻能找出造成反射與間接損耗增加的阻抗變化。現今許多示波器與 VNA 均已內建 TDR 功能。
JLCPCB 的低插入損耗 PCB 製造能力
優質低損耗材料與高精度製造
若設計要求低插入損耗,製造商備有的材料種類及製程能力將是決定性因素。除了標準與中等損耗 FR4 基板材料外,JLCPCB 也提供多種高頻基板,包括 Rogers、Isola 及其他高品質基板材料。

這種材料彈性讓您不必在效能上妥協。無論是採用 Rogers RO4350B 的 RF 前端,或使用低損耗 FR4 的高速數位背板,皆可透過同一個平台下單。JLCPCB 的製程針對嚴格阻抗控制進行最佳化,並可提供符合多 Gigabit 串列連線需求的阻抗控制公差。
從原型到量產的可靠高頻製造
製造高速 PCB時,一致性至關重要。原型板符合插入損耗規格固然重要,但量產品質也必須維持相同水準。JLCPCB 的生產製程以可重複性為目標,並在製程中設置管制措施,持續監測各項關鍵參數。
標準規格最快可於 1~2 天內完成生產,PCB 起價為 2 美元,因此進行下一版高速設計迭代所需的成本與時間都相當低。若需要測試三種不同疊構,以找出插入損耗表現最佳的配置,也可快速製作各種版本進行實際比較。
插入損耗常見問題
問:PCB 的插入損耗是什麼?
插入損耗是訊號沿 PCB 傳輸線傳播時的功率衰減。通常使用向量網路分析儀量測 S21 參數,並以分貝(dB)表示。-3 dB 代表訊號功率已損失一半。
問:造成插入損耗的主要原因有哪些?
兩項主要來源是介電損耗與導體損耗。介電損耗是基板吸收訊號能量所造成,可用損耗因數 Df 衡量;導體損耗則是銅走線的電阻性損耗,在高頻下會因集膚效應及銅箔粗糙度而加劇。導通孔轉換、連接器及阻抗不匹配也會增加通道總損耗。
問:如何量測 PCB 的插入損耗?
使用向量網路分析儀(VNA)量測測試走線或通道的 S21 參數。可在生產拼板上設計專用測試片,使其疊構與走線幾何結構和關鍵網路相同。為確保結果準確,必須正確校正 VNA,並透過去嵌入處理移除測試治具的影響。
問:哪些 PCB 材料的插入損耗最低?
Rogers RT/duroid 5880 等 PTFE 基材具有極低損耗,Df 約為 0.0009。Rogers RO4003C(Df 約 0.0027)及 Megtron 6 等低損耗 FR4(Df 約 0.002~0.004)則能以較低成本提供優異效能。標準 FR4 的損耗較高,Df 約為 0.017~0.025。
結論
插入損耗不只是合規清單上需要勾選的規格,而是判斷高速通道能否提供乾淨、可靠資料傳輸的基本指標。如本文所述,從材料選擇、銅箔粗糙度、走線佈局與疊構規劃,到蝕刻精度及製造後量測,整個設計與製造流程都必須持續關注插入損耗。
值得慶幸的是,控制插入損耗所需的工具與知識已比以往更容易取得。低損耗基板材料日益普及,EDA 工具內建場求解器,可準確預測損耗;JLCPCB 等製造商也能提供多樣化材料選擇及製程控制,協助可靠製造低損耗電路板。
持續學習
高效能 PCB 的 RF 電路設計指南
重點摘要 傳輸線效應:走線長度超過波長的十分之一時,必須嚴格控制 50 Ω 阻抗,以避免訊號反射。 保持回流路徑連續:走線正下方的接地平面必須完整連續,才能避免嚴重的電磁干擾(EMI)。 審慎選擇層壓板材:一般 2.4 GHz 應用可使用 FR-4;更高頻率則應升級採用 Rogers 或 PTFE 材料。 嚴格控制製造公差:導通孔電感及介電質變化都會影響阻抗,因此必須嚴格規範疊層結構。 當 PCB 走線不再像導線般運作時,RF 電路設計便由此開始。頻率超過數百 MHz 後,銅箔本身便具有阻抗、損耗及輻射特性。它成為需要設計的元件,而不再只是簡單繪製的連接線。原因在於波長。2.4 GHz Wi-Fi 訊號沿著 FR-4 微帶線傳播時,波長約為 70 mm,因此短短幾毫米的饋線已涵蓋相當比例的訊號週期。走線兩端的電壓不再相同。 圖 1:具有屏蔽無線電、50 Ω 饋線及導通孔圍欄的 RF PCB 每當走線寬度改變、出現導通孔或接地間隙時,部分訊號便會反射回訊號源。這就是為什麼使用相同原理圖製作的兩塊電路板,實際表現可能截然不同。本指南將介紹 RF 電路與傳統電路的差異,以及如何讓 RF PCB 維持可預......
SMA 連接器在 RF PCB 設計中的運作原理
重點摘要 聚焦訊號轉接處:訊號損耗發生在同軸結構轉換為平面走線的位置,而不是 SMA 連接器本體內部。 清除焊盤下方接地銅層:移除訊號轉接焊盤下方的接地平面,以控制電容並維持 50 歐姆阻抗。 接地導通孔應靠近連接器:將接地導通孔放在連接器接地腳旁,縮短回流路徑。 考慮製造公差:走線蝕刻及電路板厚度會直接改變轉接處的阻抗。 小心操作:連接時使用扭力扳手,頻率高於 6 GHz 時則應改用高頻板材。 SMA 連接器是一種具有螺紋的 50 歐姆同軸連接器,其本體很少是 RF PCB 的薄弱環節。真正決定效能的,通常是中心針腳接入電路板的短短幾毫米。在連接器內部,訊號以均勻環繞中心針腳的電磁場形式傳播;進入電路板後,電磁場必須轉變為接地平面上方的平面走線模式。每一次幾何形狀變化都會改變阻抗,因此部分訊號會產生反射。 圖 1:RF PCB 上的板邊式 SMA 連接器 針腳下方的焊盤比走線寬,因此會形成一個小電容。100 MHz 的訊號幾乎不受影響,但 6 GHz 的訊號則不然。本指南將說明 SMA 連接器的結構及其在 RF 系統中的功能,接著探討訊號轉接設計、接地導通孔、封裝焊盤、製造公差,以及 SMA 連......
ESP32 BLE 指南:選擇合適晶片並設計 PCB
重點摘要 ESP32 支援 BLE:大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),但 ESP32-S2 只支援 Wi-Fi,而 ESP32-P4 沒有內置無線電。原始 ESP32 另外支援藍牙經典,新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。 Wi-Fi 與 BLE 共存:Wi-Fi 和 BLE 共用同一個 2.4 GHz 無線電,並以交替方式使用。大量 Wi-Fi 活動可能降低 BLE 吞吐量或中斷掃描,因此兩項功能需要一起測試。 功耗:在保持 BLE 連接的輕睡眠期間,32.768 kHz 外部晶體可以大幅降低功耗。 天線位置:將 ESP32 模組的 PCB 天線放在電路板邊緣附近,最好讓天線伸出板邊。在指定天線禁佈區內避免放置銅箔、走線和元件,以免降低無線通訊距離。 大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),ESP32-S2 和 ESP32-P4 是例外。 選擇哪一款晶片,取決於專案的藍牙要求。原始 ESP32 支援藍牙經典,而 ESP32-S3、ESP32-C 系列和 ESP32-H2 等新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。如果需要透過編碼 PHY 實現更長通訊......
網口佈線一次到位:Ethernet PHY、磁性器件與 MDI 差動對佈局實操要點
工業控制閘道器、車載乙太網路、監控攝影機,百兆與千兆介面的出貨量以億計,但在電磁干擾(EMI)輻射超標的改善案件,以及鏈路反覆斷線與重連的客訴中,網路介面佈線問題始終占有一定比例。許多設計在實體層(PHY)晶片部分直接沿用參考電路,到了磁性元件周邊卻開始憑經驗處理,任意分割接地平面,直到認證實驗室的輻射測試不合格,才回頭檢查設計。 乙太網路介面在實體結構上可分為三個區段:PHY 晶片、磁性元件(網路變壓器)與 RJ45 連接器。前兩個區段之間使用 RMII 或 RGMII 並行介面,後兩個區段之間則是四對 100 Ω 的媒體相依介面(MDI)差動線。先釐清三個區段的分工與設計限制,比事後使用頻譜分析儀尋找干擾源更有效率。 一、三區段架構與佈線限制 PHY 至變壓器這個區段使用並行介面,訊號頻率為 50~125 MHz。佈線要求是縮短走線、保持等長,並遠離電源與晶體振盪器區域,訊號源端的串聯電阻不可省略。變壓器區段負責隔離與共模抑制,中心抽頭的接法由 PHY 類型決定,下方接地平面必須保持完整,禁止挖空或跨越平面分割佈線。變壓器至 RJ45 之間使用四對 100 Ω 差動線,必須保持嚴格對稱,單段走......
32GT/s 訊號完整性攻關:PCIe 5.0 PCB 佈線與過孔殘樁處理
隨著人工智慧(AI)伺服器與高速儲存需求增加,PCIe 5.0 每通道速率提升至 32 GT/s,單通道雙向頻寬為 64 Gbps。不少團隊直接套用 PCIe 4.0 的佈線經驗,收到電路板並進行測試後,才發現眼圖閉合、誤碼率升高。重新進行模擬分析,才發現問題來自累積的設計細節:阻抗偏差、玻纖效應與過孔殘樁,每一項單獨看都未必致命,但在 16 GHz 奈奎斯特頻率下疊加,就可能使鏈路失效。 PCIe 5.0 仍採用不歸零(NRZ)調變與 128b/130b 編碼,但 32 GT/s 意味著訊號邊緣更快、通道損耗預算更緊。官方規範提供整條通道約 36 dB 的損耗餘量,連接器、線纜與重定時器占用大部分預算,留給 PCB 走線的份額並不多。32 GT/s PCB 佈線的成敗,從疊構選型時就已奠定基礎。 注意事項 PCIe 5.0 的 32 GT/s 速率對 PCB 通道損耗、阻抗公差、玻纖編織效應與過孔殘樁都更加敏感。設計必須涵蓋疊構、佈線、背鑽與量產驗證,建立完整的驗證與改善流程。 一、差動對佈線核心參數 PCIe 差動對的阻抗以 100 Ω 為目標設計,量產管控公差建議控制在 ±8% 以內,而不是......
優化電源網路以實現穩定且高效能的高效能 PCB 設計
重點摘要 電源網路作為系統:由平面、覆銅、走線及過孔組成的完整銅網路,用於提供乾淨、穩定的電壓。 控制 IR 壓降:銅阻會造成電壓下降。使用較寬走線、完整覆銅或較厚銅箔(2 oz 以上),將電壓維持在容差範圍內。 縮小迴路面積:將去耦電容靠近電源腳位,並使用短而寬的走線,以應對快速瞬態電流。 按需增加過孔:單個 0.3 mm 過孔只能承載約 1 至 2 A。高電流路徑需要多個縫合過孔組成的並聯陣列。 DFM 不可忽視:透過可靠製造商驗證銅厚、蝕刻及層疊,確保設計符合實際製造條件。 曾經有一塊電路板在負載下突然掉電,我一度以為所有問題都源於電源,但事實並非如此。我測試了穩壓器、更換了電容,甚至檢查了工作台電源。最後發現,問題是一條只有 0.3 mm 寬、橫跨半塊板的細走線:它將 5 V 電源送到負載,途中損失接近 200 mV。這次經歷令我至今難忘。電源網路絕不只是「承載電壓的導線」;它是由平面、覆銅、走線及過孔構成的完整銅結構,用來將電源軌傳送到所有需要它的元件。 如果不認真處理,就會出現電壓下陷及噪聲,以及最令人難以排查的故障類型。本文將討論我現今如何看待電源網路:它們是甚麼、為甚麼在密集多電壓......