高速 PCB Timing Analysis 指南:Setup/Hold、Clock Skew、Slack 與時序最佳化
6 分鐘
- 為什麼 Timing Analysis 對高速 PCB 設計如此重要?
- Timing Analysis 的核心概念與參數
- Timing Analysis 的實用方法與工具
- 改善 Timing Performance 的 PCB 設計技巧
- Timing-Critical PCB 的製造注意事項
- JLCPCB 在 Timing-Critical PCB 製造方面的應用
- Timing Analysis 常見問題
- 結論
重點摘要
- 時序分析是高速 PCB 設計不可忽略的一環:即使 Signal Integrity 看起來良好,只要資料沒有落在正確的 Setup/Hold Window 內,系統仍然可能失效。
- 掌握四個核心時序參數:Setup Time、Hold Time、Clock Skew 與 Propagation Delay,都是判斷資料能否被可靠取樣的關鍵。
- Length Matching、Controlled Impedance 與正確 Stackup 很重要:它們可以降低 Delay Mismatch,並保留更多正向 Timing Margin。
- STA 與 Dynamic Simulation 應搭配使用:Static Timing Analysis 適合全面檢查 Timing Path,而 SPICE/IBIS Dynamic Simulation 則能觀察 Reflection、Crosstalk、Ringing 與實際 Edge Shape。
- 精密製造同樣會影響 Timing Margin:Trace Width、Dielectric Thickness、Copper Weight 或 Impedance 的細微變化,都可能侵蝕原本只有數十 Picosecond 的時序裕量。
一片在 Schematic 上「看起來完全正確」的 PCB,實際上仍然可能失效,尤其當 Interface Speed 提高到數百 Mbps 甚至更高時。
原文作者曾遇過一個 DDR Interface:5 片 Prototype 中有 3 片運作正常,另外 2 片卻不定期出現 Read Error。
這個設計已經通過 DRC,Impedance 也符合預期,但 Data 並沒有在正確時間抵達 Receiver。
問題不是訊號本身,而是Timing(時序)。
這也說明為什麼 Timing Analysis 不應該被視為高速 PCB 設計完成後才追加的工作,而應該從一開始就納入設計流程。
如果 Flip-Flop 比正確時間早了或晚了數十 Picosecond 取樣資料,即使 Signal Edge 非常乾淨,也無法挽救錯誤的資料擷取。
換句話說,訊號波形可能很漂亮,但它仍然可能是錯的,單純只是因為 Data 出現在 Receiver 所期待的 Sampling Window 之外。
本指南將說明如何在實際 PCB 中進行 Timing Analysis,包括 High-Speed PCB 設計的重要性、Setup Time、Hold Time、Clock Skew、Propagation Delay 等核心參數,以及 Static/Dynamic Analysis 的差異。
同時,也會討論哪些 Routing、Stackup、Material 與 Manufacturing Design Decision 能幫助保留 Timing Margin。
為什麼 Timing Analysis 對高速 PCB 設計如此重要?
在低速系統中,Timing 通常比較寬鬆,因為訊號在被取樣之前有足夠時間穩定下來。
但隨著 Clock Frequency 與 Data Rate 提高,Clock Period 會不斷縮短。
原本可以忽略的延遲,例如:
- Trace Flight Time
- Driver Delay
- Receiver Timing Requirement
會逐漸占用越來越大的 Clock Period 比例。
到了高速介面,每一個 Picosecond 都可能變得重要。
Timing Analysis(時序分析)就是追蹤這些 Delay,並確認 Data 在 Receiver 真正執行取樣的瞬間仍然有效且穩定。
如果沒有進行分析,就等於期待各種 Delay 剛好能互相配合。對高速 Bus 而言,這通常不是可靠的設計方法,也很可能導致 PCB Respin。
什麼是 Timing Analysis?它的核心目的為何?
Timing Analysis 是驗證同步系統中的所有訊號,是否都能在正確的 Timing Window 內穩定抵達,以便 Receiver 正確取樣的過程。
在 Clocked Design 中,Source 在某一個 Clock Edge Launch Data 後,Data 必須在下一個 Capture Clock Edge 到達之前完成傳播並穩定。
Timing Analysis 就是沿著整條 Data Path 驗證這些條件。
它的核心目標其實很直接:
確保所有 Register 在合理的工作條件下,都能滿足 Setup 與 Hold Requirement。
如果條件滿足,系統通常可以穩定運作。
如果沒有滿足,就可能出現非常難以診斷的間歇性故障,例如:
- 只有部分 PCB 會發生錯誤
- 不同溫度下行為不同
- 相同設計在某些批次正常、某些批次不穩定
可以把它想像成固定節奏的丟接球:
- Setup:球必須在手掌關閉之前抵達。
- Hold:手掌開始關閉之後,球還必須在手中保持一小段時間。
現代高速系統面臨越來越嚴格的 Timing 挑戰
現代高速 Interface 的 Timing Budget 已經被壓縮得非常小。
進入 Gigabit Era 後,一個 Bit Period 可能只有數百 Picosecond,Delay Mismatch 可以使用的容錯空間非常有限。
每一代產品的 Timing Design 都變得更困難,主要原因包括:
- Clock Period 越來越短:可以分配給 Skew 與 Jitter 的時間越少。
- Supply Voltage 持續降低:Noise Margin 變小,而且 Switching Threshold 也會受到影響。
- Routing 更長、更密集:看似很小的 Trace Length Difference,都可能轉換成明顯的 Delay Difference。
- Source-Synchronous 與 Parallel Bus:例如 DDR,需要對整個 Byte Lane 執行嚴格 Length/Timing Matching。
- PVT Variation:Process、Voltage、Temperature 都可能讓實際 Delay 在量產中發生變化。
Timing Analysis 的核心概念與參數
在建立 Timing Budget 之前,必須先理解幾個定義 Data Path 的核心參數。
這些參數幾乎都會出現在 IC Datasheet 與 Timing Report 中。
一旦理解它們真正代表的物理意義,Timing Closure 的計算就會變得相對直觀:本質上就是把各種 Delay 與可用 Clock Period 做完整的時間預算。

Setup Time、Hold Time、Clock Skew 與 Propagation Delay
-
Setup Time(Tsetup,建立時間)
Setup Time 是在 Capture Clock Edge 到達之前,Data Input 必須已經保持穩定的最短時間。
Hold Time(Thold,保持時間)則是 Clock Edge 到達之後,Data 必須繼續保持穩定的時間。
如果 Setup 或 Hold 任一條件被違反,Receiver 就可能取樣到錯誤資料,甚至進入 Metastable State。
-
Clock-to-Output Delay(Tco)與 Propagation Delay(Tprop)
Clock-to-Output Delay 是 Launch Clock Edge 到達後,Source Register 真正輸出有效 Data 所需要的時間。
Propagation Delay,也常稱為 Flight Time,則是 Signal 沿著 PCB Trace 傳播至 Receiver 所需要的時間。
依原文資料,標準 FR-4 Microstrip 的典型 Propagation Delay 約為:
150–180 ps/inch
實際數值取決於 Effective Dielectric Constant(Dk)。
同一材料上的 Stripline 通常會稍慢一些,因為更多 Electric Field 分布在 Laminate 內部。
較低 Dk Material 通常具有較快的 Propagation Speed,這也是 Low-Dk Material 在高速設計中具有價值的原因之一。
-
Clock Skew(Tskew,時脈偏移)
Clock Skew 是同一個 Clock Edge 抵達兩個不同 Register 的時間差。
其中一個主要來源就是不同 Clock Trace Length 所造成的 Delay Difference。
根據 Skew 的方向與正負,它可能改善某一種 Timing Check,也可能讓 Timing Margin 變差。

Timing Margin/Slack 與 Signal Integrity 的關係
Timing Analysis 的核心目的,就是確認系統具有正向 Timing Margin,也就是通常所說的 Slack。
把所有必要 Delay 都計算進去之後,剩下還可以使用的時間就是 Margin。
- Positive Slack:資料仍然位於合法 Setup/Hold Window 內。
- Negative Slack:表示出現 Timing Violation,系統存在失效風險。
對一條基本 Synchronous Path,Setup Relationship 可以表示為:
Tclk ≥ Tco + Tprop + Tsetup − Tskew
也就是 Clock Period 必須足以容納:
- Source Clock-to-Output Delay
- Trace Propagation Delay
- Receiver Setup Requirement
- 以及 Launch/Capture Clock 之間的 Skew 影響
Setup Margin 可以表示為:
Tslack = Tclk − (Tco + Tprop + Tsetup − Tskew)
Hold Check 則與 Clock Period 本身沒有相同的直接依賴關係。
它更重視 Data 最快可能抵達的 Path,以及 Clock Skew。
因此,即使 Clock Frequency 並不高,如果 Data Route 太短或 Clock Skew 不理想,仍然可能出現 Hold Failure。
Timing Margin 與 Signal Integrity 也密切相關。
Jitter、Reflection 與 Crosstalk 都會侵蝕原本的 Timing Margin。
只有建立乾淨、具有良好 Controlled Impedance 的 Channel,設計階段計算出的 Timing Margin 才有機會在實際 PCB 上真正保留下來。
Timing Analysis 的實用方法與工具
Static Timing Analysis 與 Dynamic Simulation 的差異
Static Timing Analysis(STA,靜態時序分析)利用數學方式分析設計中的所有 Timing Path,而不需要實際輸入特定 Stimulus Waveform。
STA 會沿著 Design Path 計算每一段 Delay,並與 Setup/Hold Requirement 進行比較。
這種方法速度快,而且能大範圍檢查系統中所有可能違反 Timing Constraint 的 Path。
STA 通常採用 Corner-Based Analysis,針對不同 PVT Combination 執行 Worst-Case Timing Check,以驗證設計是否能在指定的 Process、Voltage 與 Temperature 範圍內正常工作。

Dynamic Simulation(動態模擬)則採用另一種方式。
它會實際把 Signal Stimulus 輸入模型,產生隨時間變化的 Waveform。
因此 Dynamic Simulation 可以觀察 STA 無法完整直接呈現的效應,例如:
- Reflection
- Crosstalk
- Ringing
- 真實 Switching Edge Shape
常用 Model 與 Simulation Method 包括:
- SPICE:可進行較深入的 Circuit/Transistor-Level Simulation。
- IBIS:由 IC Vendor 提供 Driver/Receiver I/O Behavior Model,不需要公開內部電路結構即可進行 Board-Level Signal Simulation。
| 比較項目 | Static Timing Analysis(STA) | Dynamic Simulation(SPICE/IBIS) |
|---|---|---|
| 方法 | 對所有 Path 進行數學分析,不需要 Stimulus | 利用 Stimulus 進行實際 Waveform Simulation |
| Coverage | 完整,可分析大量/所有 Timing Path | 通常針對選定的 Critical Net 與 Scenario |
| 速度 | 非常快 | 較慢,Computational Load 較高 |
| Signal Integrity Effect | 主要透過模型與 Timing Parameter 間接納入 | 可直接觀察 Reflection、Crosstalk 與 Ringing |
| 最適合用途 | 完整 System/Bus Timing Closure | Critical-Net Waveform Verification |
改善 Timing Performance 的 PCB 設計技巧
Routing、Clock Distribution 與 Termination Strategy
PCB Layout 中改善 Timing 最直接的方法之一,就是 Length Matching。
在 Parallel Bus 或 Differential Pair 中,盡量讓相關 Trace Length 接近,可以使各訊號 Flight Time 更一致,直接降低 Skew。
如果某條 Trace 需要延長以匹配鄰近訊號,可以使用 Serpentine/Accordion Routing。
這種方式可以增加實際 Trace Length 與 Propagation Delay,而不需要改變主要 Routing Path。
不過,Serpentine Segment 之間需要保留足夠 Gap,避免 Meander 彼此過度耦合,造成 Self-Coupling 與實際 Delay 偏離預期。
Clock 需要特別謹慎處理,因為 Clock Skew 會影響所有依賴這個 Clock 的 Data Path。

可以採用以下做法:
- Clock Routing 使用 Match-Length、Point-to-Point 或 Balanced-Tree Topology:降低不同 Destination 之間的 Skew。
- 讓 Clock 遠離高 Noise 或快速 Switching Net:降低 Clock Trace 受到 Crosstalk 影響而產生 Jitter。
- Source-Synchronous Group 保持 Length Matching:包括 Clock/Strobe 與其相關 Data Lane。
- 高速 Trace 應參考連續且完整的 Return Plane:避免 Return Current 被迫繞過 Plane Split 或 Slot。
Termination 的作用則是降低 Reflection,避免反射造成 Edge 模糊並侵蝕 Timing Margin。
常見 Termination Topology 包括:
- Driver 端 Series Termination
- Receiver 端 Parallel Termination
- Thevenin Termination
不同方法雖然電路形式不同,但核心目的都是讓 Transmission Line 與 Load/Source 更匹配,使 Signal Edge 能在正確時間乾淨抵達 Receiver。
PCB Stackup 與材料選擇如何改善 Timing?
PCB Stackup 是所有高速訊號實際存在的 Electrical Environment。
鄰近的 Reference Plane 可以為 Signal 提供 Low-Inductance Return Path,而精確控制 Trace-to-Plane Spacing 則有助於建立穩定 Characteristic Impedance。
將高速 Net 放在 Stripline Layer 中,可以讓 Trace 位於兩個 Plane 之間,通常能取得相對安靜、可預測的傳播環境。
Propagation Delay 與 Transmission Loss 也會直接受到 PCB Material 影響。
Dielectric Constant(Dk)會決定 Propagation Velocity:
一般而言,Dk 越低,Propagation Speed 越快,需要納入 Timing Budget 的 Flight Time 也會降低。
Loss Tangent(Df)則影響高頻 Energy 沿 Trace 傳播時的損耗程度。
對許多一般設計而言,標準 FR-4 已經足夠。
但對 Multi-Gigabit Link,如果 Trace Distance 較長或 Loss Budget 更嚴格,工程師可能會改用 Low-Loss、Low-Dk Laminate,以維持較清楚的 Edge 與更可預測的 Propagation Delay。
因此,Laminate Selection 不只是 Loss Design,也同時是一項 Timing Design 決策。
Timing-Critical PCB 的製造注意事項
Controlled Impedance、Trace Length Matching 與 Process Stability
高速 Timing Design 的其中一項基礎,就是 Controlled Impedance。
Impedance Discontinuity 會造成 Reflection,使 Signal Edge 發生 Ringing、Overshoot 或 Settling Delay,最終侵蝕 Timing Margin。
要讓實際 PCB 的 Z0 接近設計值,需要精確控制:
- Trace Width
- Dielectric Thickness
- Copper Weight/Copper Thickness
其中任何一項發生變化,都可能同時改變 Characteristic Impedance 與 Effective Propagation Delay。
Length-Matched Geometry 也必須能承受實際 Etching Process 的製造公差。
如果不同 Trace 因 Etch Tolerance 而出現不同程度的寬度變化,就可能讓最終:
- Impedance
- Electrical Length
- Effective Delay
偏離原本設計。
因此,真正讓「As-Built Board」保持接近「As-Designed Timing」的核心,就是穩定的 Etching、Lamination 與 Layer Registration。
如何透過品質控制維持量產 Timing?
量產中要讓 Timing 穩定,不能只依賴設計計算,還需要實際製造驗證。
原文列出的主要控制方式包括:
-
Impedance Coupon: 在 Panel 上利用 TDR 量測 Test Coupon,確認 Controlled-Impedance Target 是否符合規格。
-
Lamination 與 Prepreg Control: 控制 Dielectric Thickness,降低實際 Propagation Delay 偏離設計值的風險。
-
Etch/Copper Weight Verification: 確認 Trace Geometry 維持在設計與製造容差內。
-
Layer Registration: 維持 Stripline 與 Reference Plane 之間的實際幾何關係,避免 Layer-to-Layer 偏移影響阻抗與 Delay。
JLCPCB 在 Timing-Critical PCB 製造方面的應用
針對高速 Timing Requirement 的 DFM Review
有些 PCB 問題表面上不明顯,卻可能默默破壞 Timing Margin,例如:
- Reference Plane 不連續
- 無法實際製造的 Length-Matching Geometry
- Signal Layer 距離 Return Plane 過遠
- 選定的 Trace Geometry 無法達成指定 Impedance
依原文說明,JLCPCB 的 Design for Manufacturability(DFM)Review 可以在 Fabrication 之前協助識別這些製造風險。
在生產前發現問題,可以降低 PCB Respin 的可能性,也有助於保護設計階段已經計算好的 Timing Margin。
精密 PCB 製造維持一致 Timing Performance
要讓實際 PCB 符合 Timing Analysis 的結果,製造端必須穩定控制 Trace Width、Dielectric Height 與 Copper Weight。
依原文內容,JLCPCB 可提供不同 Copper Weight、Defined Stackup、Controlled Impedance 與相應的 Lamination Control,協助維持 Propagation Delay 與 Impedance 的一致性。
Multi-Layer PCB 與 Prepreg 的選擇尤其重要,因為 Prepreg Thickness 與 Dk 會直接影響 Trace-to-Plane Distance、Characteristic Impedance 與 Flight Time。
對更高速的設計,也可以根據 Loss 與 Timing Requirement 評估 Low-Loss Laminate,並利用合適的 Stripline/Microstrip Layer Position 配合整體 Timing Strategy。
Timing Analysis 常見問題
問:PCB 設計中的 Timing Analysis 是什麼?
Timing Analysis 是驗證同步系統中的每一個訊號,是否都能穩定地在 Receiver 所要求的 Setup/Hold Window 內抵達的分析流程。
它會將 Clock-to-Output Delay、Propagation Delay 與 Clock Skew 等因素納入計算,用來確認系統在指定 Clock Frequency 下能否可靠取樣資料。
問:Setup Time 與 Hold Time 有什麼差異?
Setup Time 是 Capture Clock Edge 到達之前,Data 必須已經保持穩定的時間。
Hold Time 則是 Clock Edge 到達之後,Data 仍必須繼續保持穩定的時間。
任何一項條件被違反,都可能讓 Receiver 取樣到錯誤資料,甚至進入 Metastable State。
問:Timing Margin 如何計算?
Timing Margin,也稱為 Slack,就是扣除所有相關 Delay 後剩餘的可用時間。
本文中的基本 Setup Slack 關係為:
Tslack = Tclk − (Tco + Tprop + Tsetup − Tskew)
Positive Slack 表示 Setup Requirement 已滿足;Negative Slack 則表示存在 Timing Violation,可能造成系統失效。
問:Static Timing Analysis 與 Dynamic Simulation 有什麼差異?
Static Timing Analysis(STA)不需要實際 Stimulus,而是利用數學方式檢查大量 Timing Path,並依不同 PVT Corner 驗證 Setup 與 Hold Requirement,因此速度快且 Coverage 高。
Dynamic Simulation 則利用 SPICE 或 IBIS Model 產生實際 Waveform,適合分析 Critical Net 上的 Reflection、Crosstalk、Ringing 與 Edge Shape。
實務上,兩種方法搭配使用可以得到更完整的 Timing 與 Signal Integrity 驗證結果。
結論
Timing Analysis 是一個在紙面上看起來相當抽象,但一旦遇到「部分 PCB 可以正常開機、部分卻不行」這類問題,就會立刻變得非常實際的高速設計主題。
如果 Data 單純只是落在 Receiver Sampling Window 之外,即使訊號波形本身看起來乾淨,系統仍然可能失效。
當設計開始用以下參數思考 Timing:
- Setup
- Hold
- Clock Skew
- Propagation Delay
- Slack
原本難以理解的問題就會逐漸轉變成可以量化、分析與驗證的 Timing Budget。
對基本 Synchronous Path,可以使用:
Tclk ≥ Tco + Tprop + Tsetup − Tskew
作為 Setup Analysis 的基礎,再結合:
- Length Matching
- Controlled Impedance
- Static Timing Analysis
- Dynamic Simulation
建立完整的 Timing Verification Workflow。
但所有計算最終仍然建立在可靠的 PCB 製造上。
如果實際 PCB 製造後的 Impedance、Dielectric Thickness 或 Trace Geometry 偏離設計值,那麼原本只有數個或數十 Picosecond 的 Timing Margin 很容易被消耗掉。
因此,真正可靠的高速 PCB,需要將嚴謹的 Timing Design 與穩定的 Fabrication Process 結合,才能讓從第一片 Prototype 到後續量產板,都在正確的時間可靠傳遞資料。
持續學習
高效能 PCB 的 RF 電路設計指南
重點摘要 傳輸線效應:走線長度超過波長的十分之一時,必須嚴格控制 50 Ω 阻抗,以避免訊號反射。 保持回流路徑連續:走線正下方的接地平面必須完整連續,才能避免嚴重的電磁干擾(EMI)。 審慎選擇層壓板材:一般 2.4 GHz 應用可使用 FR-4;更高頻率則應升級採用 Rogers 或 PTFE 材料。 嚴格控制製造公差:導通孔電感及介電質變化都會影響阻抗,因此必須嚴格規範疊層結構。 當 PCB 走線不再像導線般運作時,RF 電路設計便由此開始。頻率超過數百 MHz 後,銅箔本身便具有阻抗、損耗及輻射特性。它成為需要設計的元件,而不再只是簡單繪製的連接線。原因在於波長。2.4 GHz Wi-Fi 訊號沿著 FR-4 微帶線傳播時,波長約為 70 mm,因此短短幾毫米的饋線已涵蓋相當比例的訊號週期。走線兩端的電壓不再相同。 圖 1:具有屏蔽無線電、50 Ω 饋線及導通孔圍欄的 RF PCB 每當走線寬度改變、出現導通孔或接地間隙時,部分訊號便會反射回訊號源。這就是為什麼使用相同原理圖製作的兩塊電路板,實際表現可能截然不同。本指南將介紹 RF 電路與傳統電路的差異,以及如何讓 RF PCB 維持可預......
SMA 連接器在 RF PCB 設計中的運作原理
重點摘要 聚焦訊號轉接處:訊號損耗發生在同軸結構轉換為平面走線的位置,而不是 SMA 連接器本體內部。 清除焊盤下方接地銅層:移除訊號轉接焊盤下方的接地平面,以控制電容並維持 50 歐姆阻抗。 接地導通孔應靠近連接器:將接地導通孔放在連接器接地腳旁,縮短回流路徑。 考慮製造公差:走線蝕刻及電路板厚度會直接改變轉接處的阻抗。 小心操作:連接時使用扭力扳手,頻率高於 6 GHz 時則應改用高頻板材。 SMA 連接器是一種具有螺紋的 50 歐姆同軸連接器,其本體很少是 RF PCB 的薄弱環節。真正決定效能的,通常是中心針腳接入電路板的短短幾毫米。在連接器內部,訊號以均勻環繞中心針腳的電磁場形式傳播;進入電路板後,電磁場必須轉變為接地平面上方的平面走線模式。每一次幾何形狀變化都會改變阻抗,因此部分訊號會產生反射。 圖 1:RF PCB 上的板邊式 SMA 連接器 針腳下方的焊盤比走線寬,因此會形成一個小電容。100 MHz 的訊號幾乎不受影響,但 6 GHz 的訊號則不然。本指南將說明 SMA 連接器的結構及其在 RF 系統中的功能,接著探討訊號轉接設計、接地導通孔、封裝焊盤、製造公差,以及 SMA 連......
ESP32 BLE 指南:選擇合適晶片並設計 PCB
重點摘要 ESP32 支援 BLE:大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),但 ESP32-S2 只支援 Wi-Fi,而 ESP32-P4 沒有內置無線電。原始 ESP32 另外支援藍牙經典,新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。 Wi-Fi 與 BLE 共存:Wi-Fi 和 BLE 共用同一個 2.4 GHz 無線電,並以交替方式使用。大量 Wi-Fi 活動可能降低 BLE 吞吐量或中斷掃描,因此兩項功能需要一起測試。 功耗:在保持 BLE 連接的輕睡眠期間,32.768 kHz 外部晶體可以大幅降低功耗。 天線位置:將 ESP32 模組的 PCB 天線放在電路板邊緣附近,最好讓天線伸出板邊。在指定天線禁佈區內避免放置銅箔、走線和元件,以免降低無線通訊距離。 大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),ESP32-S2 和 ESP32-P4 是例外。 選擇哪一款晶片,取決於專案的藍牙要求。原始 ESP32 支援藍牙經典,而 ESP32-S3、ESP32-C 系列和 ESP32-H2 等新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。如果需要透過編碼 PHY 實現更長通訊......
網口佈線一次到位:Ethernet PHY、磁性器件與 MDI 差動對佈局實操要點
工業控制閘道器、車載乙太網路、監控攝影機,百兆與千兆介面的出貨量以億計,但在電磁干擾(EMI)輻射超標的改善案件,以及鏈路反覆斷線與重連的客訴中,網路介面佈線問題始終占有一定比例。許多設計在實體層(PHY)晶片部分直接沿用參考電路,到了磁性元件周邊卻開始憑經驗處理,任意分割接地平面,直到認證實驗室的輻射測試不合格,才回頭檢查設計。 乙太網路介面在實體結構上可分為三個區段:PHY 晶片、磁性元件(網路變壓器)與 RJ45 連接器。前兩個區段之間使用 RMII 或 RGMII 並行介面,後兩個區段之間則是四對 100 Ω 的媒體相依介面(MDI)差動線。先釐清三個區段的分工與設計限制,比事後使用頻譜分析儀尋找干擾源更有效率。 一、三區段架構與佈線限制 PHY 至變壓器這個區段使用並行介面,訊號頻率為 50~125 MHz。佈線要求是縮短走線、保持等長,並遠離電源與晶體振盪器區域,訊號源端的串聯電阻不可省略。變壓器區段負責隔離與共模抑制,中心抽頭的接法由 PHY 類型決定,下方接地平面必須保持完整,禁止挖空或跨越平面分割佈線。變壓器至 RJ45 之間使用四對 100 Ω 差動線,必須保持嚴格對稱,單段走......
32GT/s 訊號完整性攻關:PCIe 5.0 PCB 佈線與過孔殘樁處理
隨著人工智慧(AI)伺服器與高速儲存需求增加,PCIe 5.0 每通道速率提升至 32 GT/s,單通道雙向頻寬為 64 Gbps。不少團隊直接套用 PCIe 4.0 的佈線經驗,收到電路板並進行測試後,才發現眼圖閉合、誤碼率升高。重新進行模擬分析,才發現問題來自累積的設計細節:阻抗偏差、玻纖效應與過孔殘樁,每一項單獨看都未必致命,但在 16 GHz 奈奎斯特頻率下疊加,就可能使鏈路失效。 PCIe 5.0 仍採用不歸零(NRZ)調變與 128b/130b 編碼,但 32 GT/s 意味著訊號邊緣更快、通道損耗預算更緊。官方規範提供整條通道約 36 dB 的損耗餘量,連接器、線纜與重定時器占用大部分預算,留給 PCB 走線的份額並不多。32 GT/s PCB 佈線的成敗,從疊構選型時就已奠定基礎。 注意事項 PCIe 5.0 的 32 GT/s 速率對 PCB 通道損耗、阻抗公差、玻纖編織效應與過孔殘樁都更加敏感。設計必須涵蓋疊構、佈線、背鑽與量產驗證,建立完整的驗證與改善流程。 一、差動對佈線核心參數 PCIe 差動對的阻抗以 100 Ω 為目標設計,量產管控公差建議控制在 ±8% 以內,而不是......
優化電源網路以實現穩定且高效能的高效能 PCB 設計
重點摘要 電源網路作為系統:由平面、覆銅、走線及過孔組成的完整銅網路,用於提供乾淨、穩定的電壓。 控制 IR 壓降:銅阻會造成電壓下降。使用較寬走線、完整覆銅或較厚銅箔(2 oz 以上),將電壓維持在容差範圍內。 縮小迴路面積:將去耦電容靠近電源腳位,並使用短而寬的走線,以應對快速瞬態電流。 按需增加過孔:單個 0.3 mm 過孔只能承載約 1 至 2 A。高電流路徑需要多個縫合過孔組成的並聯陣列。 DFM 不可忽視:透過可靠製造商驗證銅厚、蝕刻及層疊,確保設計符合實際製造條件。 曾經有一塊電路板在負載下突然掉電,我一度以為所有問題都源於電源,但事實並非如此。我測試了穩壓器、更換了電容,甚至檢查了工作台電源。最後發現,問題是一條只有 0.3 mm 寬、橫跨半塊板的細走線:它將 5 V 電源送到負載,途中損失接近 200 mV。這次經歷令我至今難忘。電源網路絕不只是「承載電壓的導線」;它是由平面、覆銅、走線及過孔構成的完整銅結構,用來將電源軌傳送到所有需要它的元件。 如果不認真處理,就會出現電壓下陷及噪聲,以及最令人難以排查的故障類型。本文將討論我現今如何看待電源網路:它們是甚麼、為甚麼在密集多電壓......