PCIe 5.0 32GT/s PCB實體佈局對策:阻抗、等長與背鑽
1 分鐘
- 一、板材選用與疊層、差分阻抗管控
- 二、佈線細節、串擾抑制與AC耦合電容處理
- 三、長度匹配的實務尺度
- 四、過孔設計:背鑽是PCIe 5.0強制要求
- 五、100MHz REFCLK參考時鐘佈局
- 結語
AI伺服器、高階顯卡大量導入PCIe 5.0,32GT/s的傳輸速率相較PCIe 4.0直接翻倍。實際專案調試就能體會,這個速率已經進入微波頻段,奈奎斯特頻率來到16GHz,諧波甚至突破20GHz。
很多工程師直接沿用PCIe 4.0的佈局經驗投板,結果出現各種偶發故障:冷啟動鏈路訓練失敗、高溫下隨機降速、壓力測試時鏈路斷開。回頭做訊號完整性分析,問題幾乎都來自PCB實體層:過孔殘樁、阻抗偏差、串擾過大、玻纖效應帶來的時序偏移。下面全部基於實板除錯經驗,整理PCIe 5.0的PCB設計重點。
一、板材選用與疊層、差分阻抗管控
PCIe 5.0差分Tx/Rx標準差分阻抗依舊維持85Ω,但公差絕對不能沿用4.0的±10%,量產專案務必和板廠約束到±5%以內。線寬、線距、介質厚度三者互相牽制,不能拿網路上的通用數值直接套用,一定要拿本專案的疊層參數丟給板廠做阻抗計算。
普通FR-4板材的介質損耗在高頻下會急劇惡化,如果通道總長偏長,一定得更換低損耗板材,Megtron 6、Nelco 4000-13SI都是業界常用料;若是板內Lane走線很短,也可以權衡成本不選最高等級。
玻纖效應是非常容易被忽視的。玻纖紗與環氧樹脂Dk不一樣,差分P/N兩根線,如果一根長期走在玻璃紗上、另一根落在樹脂區,兩者傳輸延遲就會拉出差距,產生對內skew。實務兩種解決手段二選一:優先選用開纖玻纖布;若板材固定無法更換,高速差分走線相對於玻纖紋理旋轉10-15°斜向布線。
疊層規劃上,高速Lane差分線優先走內層帶狀線,上下兩側完整接地平面,不建議大量放在外層微帶線。

圖1. PCIe 5.0 32GT/s 高速鏈路整體架構圖
二、佈線細節、串擾抑制與AC耦合電容處理
BGA扇出區域空間緊張,線間距被壓縮屬於正常現象,但離開BGA扇出區後,不同差分Lane之間,務必拉開到3~5倍線寬的間距,壓制遠端串擾FEXT。同一組差分P/N保持緊耦合,全程維持固定間距,不要忽寬忽窄。
轉角地方禁止90°直角,直角拐角會造成局部阻抗突降。不要貪圖方便用單個45°尖角轉彎,優先大圓弧,或是雙45°緩衝轉折。
每條Tx通道都會串AC耦合電容,常見規格100nF、220nF。P/N兩側電容擺放、走線必須對稱。電容焊盤面積比走線更大,會帶來額外寄生電容,造成局部阻抗往下掉。工程上常用焊盤下方參考平面局部挖空來補償寄生,這個挖空尺寸不能隨意畫,要和PCB廠協調確認工藝極限,挖過頭反而帶來反效果。
三、長度匹配的實務尺度
PCIe雖然搭載CDR電路,可以恢復時鐘,但不是意味長度可以隨意亂拉。
差分對內skew(P跟N的長度差):控制在5mil(0.1mm)以內。對內長度不一致,會把差模訊號轉換成共模雜訊,直接壓縮眼圖。補償蛇形線建議放在訊號發送端附近,不要貼近接收晶片BGA腳位。
Lane之間的對間長度差:x4/x8/x16寬通道,各Lane之間長差建議控制5-10mm。PCIe 5.0晶片內部Lane Deskew調節範圍雖然大,但不能把所有補償壓給晶片,過大的Lane skew會增加鏈路訓練失敗概率。
做等長補償的蛇形線,波幅至少3倍線寬。緊密擠在一起的蛇形繞線,會產生嚴重自我耦合,反而產生額外抖動,很多專案的訊號問題就出在這裡。繞線段盡量擺放在通道中段,避開晶片焊盤附近。
四、過孔設計:背鑽是PCIe 5.0強制要求
32GT/s頻率下,過孔殘樁Stub是毀掉通道性能的頭號元兇。訊號切換層的貫孔,未使用的殘留銅柱,相當於開路短線,在16GHz會發生諧振,S參數會出現很深的衰減陷波,高頻訊號直接被吸收。
所有PCIe 5.0高速訊號貫孔,一定要執行背鑽工藝,無法省成本。背鑽之後殘餘Stub長度上限8mil,條件許可追求5mil以內。每一個高速訊號過孔周圍,必須配備2-4顆對稱的接地回流過孔。地過孔分佈不對稱、離訊號孔太遠,換層位置的回流阻抗會惡化,引發反射。

圖2. PCIe 5.0 PCB 實體佈局細節
五、100MHz REFCLK參考時鐘佈局
PCIe 5.0參考時鐘為100MHz差分HCSL / LP-HCSL。整個系統的抖動預算非常吃緊,時鐘上引入的雜訊,沒有任何電路可以補償。
時鐘差分阻抗按照晶片手冊,多數為85Ω。佈線待遇等同最高等級的PCIe資料Lane。差分兩側加上包地保護走線,沿線密集打接地過孔,隔離DCDC開關雜訊與普通數位訊號。
時鐘差分線禁止跟PCIe高速資料Lane長距離平行走線,如果一定要相交,務必90度垂直交叉。拓撲按照時鐘IC手冊執行,H樹、星型拓撲優先,盡量避免長菊花鏈分支,分支反射會直接惡化時鐘抖動,後續會導致鏈路訓練不穩定。
結語
PCIe 5.0的32GT/s,容錯餘量遠遠小於PCIe 4.0,拿舊版本的經驗直接移植很容易踩坑。從板材選型、阻抗公差、玻纖效應防範,到AC耦合電容補償、嚴格的長度約束、背鑽工藝、參考時鐘隔離防護,每一項都是大量調試失敗總結出來的實務門檻。設計階段把約束落實,前期完成S參數仿真驗證,才能夠避免量產階段出現隨機、偶發的鏈路異常,減少多次改板的成本。
持續學習
高效能 PCB 的 RF 電路設計指南
重點摘要 傳輸線效應:走線長度超過波長的十分之一時,必須嚴格控制 50 Ω 阻抗,以避免訊號反射。 保持回流路徑連續:走線正下方的接地平面必須完整連續,才能避免嚴重的電磁干擾(EMI)。 審慎選擇層壓板材:一般 2.4 GHz 應用可使用 FR-4;更高頻率則應升級採用 Rogers 或 PTFE 材料。 嚴格控制製造公差:導通孔電感及介電質變化都會影響阻抗,因此必須嚴格規範疊層結構。 當 PCB 走線不再像導線般運作時,RF 電路設計便由此開始。頻率超過數百 MHz 後,銅箔本身便具有阻抗、損耗及輻射特性。它成為需要設計的元件,而不再只是簡單繪製的連接線。原因在於波長。2.4 GHz Wi-Fi 訊號沿著 FR-4 微帶線傳播時,波長約為 70 mm,因此短短幾毫米的饋線已涵蓋相當比例的訊號週期。走線兩端的電壓不再相同。 圖 1:具有屏蔽無線電、50 Ω 饋線及導通孔圍欄的 RF PCB 每當走線寬度改變、出現導通孔或接地間隙時,部分訊號便會反射回訊號源。這就是為什麼使用相同原理圖製作的兩塊電路板,實際表現可能截然不同。本指南將介紹 RF 電路與傳統電路的差異,以及如何讓 RF PCB 維持可預......
SMA 連接器在 RF PCB 設計中的運作原理
重點摘要 聚焦訊號轉接處:訊號損耗發生在同軸結構轉換為平面走線的位置,而不是 SMA 連接器本體內部。 清除焊盤下方接地銅層:移除訊號轉接焊盤下方的接地平面,以控制電容並維持 50 歐姆阻抗。 接地導通孔應靠近連接器:將接地導通孔放在連接器接地腳旁,縮短回流路徑。 考慮製造公差:走線蝕刻及電路板厚度會直接改變轉接處的阻抗。 小心操作:連接時使用扭力扳手,頻率高於 6 GHz 時則應改用高頻板材。 SMA 連接器是一種具有螺紋的 50 歐姆同軸連接器,其本體很少是 RF PCB 的薄弱環節。真正決定效能的,通常是中心針腳接入電路板的短短幾毫米。在連接器內部,訊號以均勻環繞中心針腳的電磁場形式傳播;進入電路板後,電磁場必須轉變為接地平面上方的平面走線模式。每一次幾何形狀變化都會改變阻抗,因此部分訊號會產生反射。 圖 1:RF PCB 上的板邊式 SMA 連接器 針腳下方的焊盤比走線寬,因此會形成一個小電容。100 MHz 的訊號幾乎不受影響,但 6 GHz 的訊號則不然。本指南將說明 SMA 連接器的結構及其在 RF 系統中的功能,接著探討訊號轉接設計、接地導通孔、封裝焊盤、製造公差,以及 SMA 連......
ESP32 BLE 指南:選擇合適晶片並設計 PCB
重點摘要 ESP32 支援 BLE:大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),但 ESP32-S2 只支援 Wi-Fi,而 ESP32-P4 沒有內置無線電。原始 ESP32 另外支援藍牙經典,新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。 Wi-Fi 與 BLE 共存:Wi-Fi 和 BLE 共用同一個 2.4 GHz 無線電,並以交替方式使用。大量 Wi-Fi 活動可能降低 BLE 吞吐量或中斷掃描,因此兩項功能需要一起測試。 功耗:在保持 BLE 連接的輕睡眠期間,32.768 kHz 外部晶體可以大幅降低功耗。 天線位置:將 ESP32 模組的 PCB 天線放在電路板邊緣附近,最好讓天線伸出板邊。在指定天線禁佈區內避免放置銅箔、走線和元件,以免降低無線通訊距離。 大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),ESP32-S2 和 ESP32-P4 是例外。 選擇哪一款晶片,取決於專案的藍牙要求。原始 ESP32 支援藍牙經典,而 ESP32-S3、ESP32-C 系列和 ESP32-H2 等新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。如果需要透過編碼 PHY 實現更長通訊......
網口佈線一次到位:Ethernet PHY、磁性器件與 MDI 差動對佈局實操要點
工業控制閘道器、車載乙太網路、監控攝影機,百兆與千兆介面的出貨量以億計,但在電磁干擾(EMI)輻射超標的改善案件,以及鏈路反覆斷線與重連的客訴中,網路介面佈線問題始終占有一定比例。許多設計在實體層(PHY)晶片部分直接沿用參考電路,到了磁性元件周邊卻開始憑經驗處理,任意分割接地平面,直到認證實驗室的輻射測試不合格,才回頭檢查設計。 乙太網路介面在實體結構上可分為三個區段:PHY 晶片、磁性元件(網路變壓器)與 RJ45 連接器。前兩個區段之間使用 RMII 或 RGMII 並行介面,後兩個區段之間則是四對 100 Ω 的媒體相依介面(MDI)差動線。先釐清三個區段的分工與設計限制,比事後使用頻譜分析儀尋找干擾源更有效率。 一、三區段架構與佈線限制 PHY 至變壓器這個區段使用並行介面,訊號頻率為 50~125 MHz。佈線要求是縮短走線、保持等長,並遠離電源與晶體振盪器區域,訊號源端的串聯電阻不可省略。變壓器區段負責隔離與共模抑制,中心抽頭的接法由 PHY 類型決定,下方接地平面必須保持完整,禁止挖空或跨越平面分割佈線。變壓器至 RJ45 之間使用四對 100 Ω 差動線,必須保持嚴格對稱,單段走......
32GT/s 訊號完整性攻關:PCIe 5.0 PCB 佈線與過孔殘樁處理
隨著人工智慧(AI)伺服器與高速儲存需求增加,PCIe 5.0 每通道速率提升至 32 GT/s,單通道雙向頻寬為 64 Gbps。不少團隊直接套用 PCIe 4.0 的佈線經驗,收到電路板並進行測試後,才發現眼圖閉合、誤碼率升高。重新進行模擬分析,才發現問題來自累積的設計細節:阻抗偏差、玻纖效應與過孔殘樁,每一項單獨看都未必致命,但在 16 GHz 奈奎斯特頻率下疊加,就可能使鏈路失效。 PCIe 5.0 仍採用不歸零(NRZ)調變與 128b/130b 編碼,但 32 GT/s 意味著訊號邊緣更快、通道損耗預算更緊。官方規範提供整條通道約 36 dB 的損耗餘量,連接器、線纜與重定時器占用大部分預算,留給 PCB 走線的份額並不多。32 GT/s PCB 佈線的成敗,從疊構選型時就已奠定基礎。 注意事項 PCIe 5.0 的 32 GT/s 速率對 PCB 通道損耗、阻抗公差、玻纖編織效應與過孔殘樁都更加敏感。設計必須涵蓋疊構、佈線、背鑽與量產驗證,建立完整的驗證與改善流程。 一、差動對佈線核心參數 PCIe 差動對的阻抗以 100 Ω 為目標設計,量產管控公差建議控制在 ±8% 以內,而不是......
優化電源網路以實現穩定且高效能的高效能 PCB 設計
重點摘要 電源網路作為系統:由平面、覆銅、走線及過孔組成的完整銅網路,用於提供乾淨、穩定的電壓。 控制 IR 壓降:銅阻會造成電壓下降。使用較寬走線、完整覆銅或較厚銅箔(2 oz 以上),將電壓維持在容差範圍內。 縮小迴路面積:將去耦電容靠近電源腳位,並使用短而寬的走線,以應對快速瞬態電流。 按需增加過孔:單個 0.3 mm 過孔只能承載約 1 至 2 A。高電流路徑需要多個縫合過孔組成的並聯陣列。 DFM 不可忽視:透過可靠製造商驗證銅厚、蝕刻及層疊,確保設計符合實際製造條件。 曾經有一塊電路板在負載下突然掉電,我一度以為所有問題都源於電源,但事實並非如此。我測試了穩壓器、更換了電容,甚至檢查了工作台電源。最後發現,問題是一條只有 0.3 mm 寬、橫跨半塊板的細走線:它將 5 V 電源送到負載,途中損失接近 200 mV。這次經歷令我至今難忘。電源網路絕不只是「承載電壓的導線」;它是由平面、覆銅、走線及過孔構成的完整銅結構,用來將電源軌傳送到所有需要它的元件。 如果不認真處理,就會出現電壓下陷及噪聲,以及最令人難以排查的故障類型。本文將討論我現今如何看待電源網路:它們是甚麼、為甚麼在密集多電壓......