高速 PCB Via Stub 完整指南:成因、影響、Backdrilling、Blind Via 與對策
7 分鐘
- 什麼是 Via Stub?為什麼它對現代高速電子如此重要?
- Via Stub 如何形成,以及它對 Signal Integrity 的負面影響
- 降低或消除 Via Stub 的有效方法
- JLCPCB 在 Via Stub 控制与 High-Speed PCB Manufacturing 方面的製程能力
- 高速 PCB Via Stub 常见问题
- 结论:高速 PCB 中的 Via Stub 设计
重點摘要
- Via Stub 是高速 PCB 的重要訊號完整性問題:未使用的 Via Barrel 會形成 Stub,在高速下產生 Reflection、Resonance 與 Jitter。
- 5–10 Gbps 以上需要特別留意:原文以 15 mil(0.381 mm)作為需要考慮 Stub Mitigation 的經驗門檻之一。
- Backdrilling 可有效縮短 Via Stub:依原文資料,JLCPCB 精密背鑽可將 Residual Stub 控制在 0.15 mm 以下,有助於改善 Signal Integrity。
- Stackup 最佳化搭配 Backdrilling:相較全面使用 Blind/Buried Via,通常可以在性能、製造複雜度與成本之間取得較佳平衡。
- 高速 PCB 製造需要穩定的 Via Control:Drill Depth、Via Plating、Registration 與 Impedance Control 都會直接影響高速 Channel 的實際表現。
在高速 PCB 設計中,Via Stub(導通孔殘段)是非常重要的 Signal Integrity 問題。
Via Stub 指的是 Plated Through-Hole Via 中沒有實際參與訊號傳輸的那一段 Copper Barrel。
當 Data Rate 提升到約 5–10 Gbps 以上時,這些看似很短的導體可能產生 Reflection、Resonance 與 Jitter,造成 Eye Diagram 收縮並提高 Bit Error Rate。
因此,理解 Via Stub 如何形成、它對高速訊號造成哪些影響,以及如何透過 Backdrilling(背鑽) 等方式進行改善,是 High-Speed PCB Design 中相當重要的一環。
依原文資料,JLCPCB 可在最高 32 Layer 的多層 PCB 上提供相關精密 Backdrilling 製程。
什麼是 Via Stub?為什麼它對現代高速電子如此重要?
Via Stub 是 Through-Hole Via 在最後一個實際連接 Signal Layer 之後,繼續向 PCB 其他層延伸的未使用導體區段。
例如,在 Multi-Layer PCB 中,如果訊號從 Layer 1 透過 Through Via 只連接到 Layer 3,那麼從 Layer 4 一直到 PCB Bottom 的 Copper Barrel 並沒有參與實際訊號傳輸。
這段導體就是 Via Stub。
在高速環境中,它會近似一段 Open-Ended Transmission Line Stub,並產生寄生:
- Inductance
- Capacitance
- Resonance
Via Stub 之所以重要,是因為現代系統,包括:
- 5G Base Station
- Automotive Radar
- Data Center Switch
- High-Performance Computing
所使用的頻率與 Data Rate 越來越高,即使非常短的 Stub 也可能對 Channel 造成明顯影響。
原文指出,在板厚超過約 1.2 mm 的設計中,如果 Stub Length 超過 15 mil(0.381 mm),通常就應開始考慮相關 Mitigation Strategy。
到了 Multi-Gigabit Speed,工程師不能再把 Via 視為單純的電氣連接孔。每一個 Geometry Discontinuity 都會消耗 Channel Budget。
PCB Via 與 Via Stub 的基本定義
標準 PCB Via 是經過 Drilling 與 Plating 的孔,用來電氣連接不同 PCB Layer 上的 Trace。
如果這顆 Via 穿透整片 PCB,但實際訊號只使用其中部分 Layer,那麼剩餘的 Plated Barrel 就會形成 Via Stub。
在高頻下,這段 Stub 會表現得像具有 Resonance 的 Transmission-Line Stub。
它的 Electrical Length 受到以下因素影響:
- 實際 Physical Length
- PCB Dielectric Constant
- Operating Frequency
原文以 FR-4 約 εr = 4.0–4.5 為典型例子。
Via Stub 會形成 Impedance Discontinuity,進而造成 Signal Reflection;如果問題嚴重,甚至可能導致系統層級的高速傳輸失效。
實務上,Via Stub 最常出現在較厚、Layer Count 較高的 PCB,因為這些設計往往會大量使用成本與製造複雜度相對較低的 Through-Hole Via。
上圖比較 Through-Hole Via、Blind Via、Buried Via,以及標準 Through-Hole 結構中 Via Stub 的形成方式。
Through-Hole Via、Blind Via、Buried Via 與 Via Stub 的差異
Through-Hole Via 會貫穿整片 PCB。
這類 Via 製造相對容易,但也最容易產生較長的 Stub。
Blind Via 只連接 Outer Layer 與一個或數個 Inner Layer,不會穿透整片 PCB。
Buried Via 則只存在於 Internal Layer 之間,而且通常需要額外的 Sequential Lamination Process。
Via Stub 本身則是任何 Via 中「沒有參與實際電氣連接」的延伸區段,但最常見於 Through-Hole Via。
Blind Via 與 Buried Via 可以從結構上避免形成長 Stub,但會增加製造步驟與成本。
對許多 Multi-Layer High-Speed PCB 而言,對 Through-Hole Via 使用 Backdrilling,往往能以相對較低的總成本取得接近 Blind/Buried Via 的高速性能。
依原文資料,JLCPCB 可在 4–32 Layer PCB 上搭配標準 Through Via 與 Backdrilling,在 Routing Density、Electrical Performance 與 Manufacturability 之間取得平衡。
什麼時候 Via Stub 會變得關鍵?高速訊號、5G、車用與資料中心
原文指出,Via Stub 在以下情況開始需要特別重視:
- Data Rate 約 5–10 Gbps 以上
- PCB Thickness 使 Stub Length 超過約 15 mil
在 5G Infrastructure 中,如果 Via Stub Resonance 靠近 Nyquist Frequency,就可能明顯降低 Return Loss 表現。
Automotive Radar Module 在 24 GHz/77 GHz 等高頻環境下,對額外 Radiation 與 Loss 更加敏感。
而處理 112G PAM4 或更高速 Data Rate 的 Data Center ASIC,則需要非常乾淨、低 Jitter 的 Channel。
未處理的 Stub 可能迫使系統加入更強的 Equalization,或縮短允許的 Trace Length,增加 Power Consumption 與 System Complexity。
因此,利用 Backdrilling 搭配標準 Stackup,是許多高速 PCB 控制 Via Stub 的實用方式。
Via Stub 如何形成,以及它對 Signal Integrity 的負面影響
Via Stub 本身是標準 Multi-Layer PCB 製造流程中自然形成的結構。
Through-Hole 完成 Drilling 與 Plating 後,如果訊號只連接其中部分 Layer,那麼超過最後 Functional Signal Layer 的 Copper Barrel 就會留下成為 Stub。
PCB 越厚,或者訊號 Transition Layer 越靠近表面,可能留下的 Stub 就越長。
這些 Stub 所產生的寄生效應會隨 Frequency 與 Length 增加。
在高速 Channel 中,Via Stub 甚至可能成為整條 Transmission Path 中最主要的 Discontinuity 之一。
Stub Resonance 與 Impedance Discontinuity 的物理原理
Via Stub 可以近似為一段 Open-Circuited Transmission Line。
它的 Input Impedance 會隨 Frequency 改變。
當 Via Stub Impedance 明顯偏離原本 Trace Impedance 時,就會形成 Reflection。
原文使用的典型高速阻抗值為:
- Single-Ended:約 50 Ω
- Differential:約 100 Ω
Via Stub 的 Quarter-Wavelength Resonance Frequency 可以用下式近似:
f ≈ c / (4 × Lstub × √εr)
其中:
- c:光速
- Lstub:Via Stub Length
- εr:Dielectric Constant
原文举例:如果 FR-4 的 εr 约为 4.3,而 Stub Length 为约 0.5 mm,则 Resonance 可能出现在约 10–12 GHz。
这个频率范围可能直接落在许多 25 Gbps High-Speed Signal 的有效工作频带内。
Stub Resonance 会在 Insertion Loss(S21)中产生明显 Notch,同时也会对 Return Loss(S11)产生明显影响。
原文列出的粗略寄生参数为:
- Capacitance:約 0.5–1 pF/mm Stub Length
- Inductance:約 0.3–0.5 nH/mm Stub Length
Via Stub 可能造成 Reflection、Insertion Loss Notch,以及 High-Speed Differential Pair 周围更高的 Crosstalk。
常見問題:Reflection、Insertion Loss、Crosstalk 與 Bit Error Rate
Via Stub 造成的 Reflection 会形成 Ringing 与 Inter-Symbol Interference(ISI)。
同时,一部分 Signal Energy 会进入 Stub,使整体 Insertion Loss 增加。
对 Differential Pair 而言,如果 P 与 N 两边的 Stub Length 不一致,也会形成 Skew。
原文举例指出,每 0.1 mm Stub Length Difference 可能产生约 0.5–1 ps 的 Skew。
这会进一步侵蚀 DDR5、Ethernet 等高速 Interface 的 Timing Margin。
Stub 还可能向附近 Via 与 Reference Plane 辐射 Energy,使 Crosstalk 增加。
最终可能导致:
- Jitter 增加
- Eye Height 降低
- Bit Error Rate 上升
- Compliance Test 失败
表 1:Via Stub 的典型性能影响(原文示例:10-Layer PCB、约 1.6 mm 厚、0.2 mm Via)
| 指標 | 约 0.5 mm Stub | Backdrilled(<0.15 mm) | 改善幅度 |
|---|---|---|---|
| Return Loss @ 5 GHz | –12 dB | –22 dB | +10 dB |
| Insertion Loss @ 5 GHz | –3.5 dB | –1.8 dB | 改善 1.7 dB |
| Peak-to-Peak Jitter | 18 ps | 9 ps | 降低 50% |
| Eye Height | 0.55 UI | 0.78 UI | +42% |
| Resonance | 约 11 GHz | 工作频带内消除 | — |
高频设计中 Via Stub 失效的实际案例
原文举出一片 12-Layer、25 Gbps Networking Board 的案例。
该设计最初因为 Critical Differential Pair 的 Jitter 过高而无法通过 PCIe Compliance Test。
透过 Cross-Section Analysis,发现 Via Stub Average Length 约为 0.6 mm。
导入 Backdrilling 后,Eye Height 提升约 40%,最终通过相关测试。
另一个案例是 5G mmWave Module。
未处理的 Via Stub 造成超过 8 dB 的 Return Loss Notch,迫使 Receiver 使用额外 Equalization,并增加 Power Consumption。
改用 Controlled-Depth Drilling 后,相关 Notch 被消除,Receiver Design 也得以简化。
这些案例说明,Backdrilling 为什么会成为现代 Multi-Layer High-Speed PCB 中常见的 Stub Control 方法。
降低或消除 Via Stub 的有效方法
设计人员有多种方式可以控制 Via Stub。
实际选择通常取决于:
- Signal Frequency/Data Rate
- PCB Layer Count
- Cost Target
- Routing Density
- Manufacturing Capability
Backdrilling(背鑽)技术:原理与优势
Backdrilling 会在初始 Via Plating 完成后,从 PCB 另一侧使用直径稍大的 Drill,以 Controlled Depth 再次钻入 Via。
目的就是移除未被使用的 Copper Barrel,仅保留真正参与 Signal Transition 的部分。
依原文资料,JLCPCB 的 Backdrilling 目标是将 Residual Stub 控制在 0.15 mm(6 mil)以下,明显低于原文采用的 15 mil(0.381 mm)经验门槛。
Backdrilling 的主要优势包括:
- 相较 Blind/Buried Via,可以维持较简单的 PCB Stackup。
- 可以改善 Return Loss、Insertion Loss 与 Eye Diagram。
- 原文估计,在部分 High-Layer PCB 上,新增成本约为 5–10%。
- 可搭配标准 FR-4 与部分 High-Frequency Material。
依原文描述,该製程使用 High-RPM CNC Equipment,并进行 Controlled-Depth Processing。
原文列出的 Depth Accuracy 为约 ±0.05 mm,并搭配 Vision Alignment。
加工后的 Debris 会透过 Vacuum 与 Ultrasonic Cleaning 移除。
依原文资料,JLCPCB 可在 4–32 Layer PCB 上提供相关 Backdrilling 能力。
Blind Via 与 Buried Via 可以从结构上消除不需要的 Copper Barrel Extension,因此不会形成与 Through-Hole Via 相同的长 Stub。
Blind Via 与 Buried Via:什么时候应该使用?
Blind Via 连接 Outer Layer 到一个或多个 Inner Layer。
Buried Via 则只连接 Internal Layer。
这两种 Via 可以从结构上避免 Through-Hole Stub,但通常需要更多 Lamination Cycle;Microvia 结构还需要 Laser Drilling。
它们特别适合:
- Ultra-High-Density BGA Fanout
- Backdrill Clearance 无法满足的区域
- 需要更高 Routing Density 的 HDI PCB
对很多较长距离的高速 Net 而言,Backdrilled Through Via 通常可以用较低成本取得相近的 Electrical Performance。
因此实际设计中也经常采用 Hybrid Approach:
- 大多数高速 Routing 使用 Backdrilled Through Via
- 高密度 BGA Area 使用 Micro Blind Via
这种组合可以在性能、成本与 Routing Density 之间取得平衡。
最佳化 Layer Stackup 与 Via Placement
良好的 PCB Stackup Planning 可以从设计源头减少 Stub Length。
例如,可以将 High-Speed Signal Layer 安排得较靠近 PCB Surface,或靠近需要连接的 Reference Plane,以减少 Via Travel Distance。
在 Signal Via 周围增加 Ground Via,也有助于:
- 建立更短的 Return Path
- 降低 Loop Inductance
- 降低 Crosstalk
設計提示
依原文建议,进行 Backdrilling 时,可以在未使用 Layer 上将 Antipad 适当增加约 0.1 mm,以提供更多 Drill Clearance。
Via Placement 也应避免过度密集,以免提高 Controlled-Depth Drilling 难度。
在 Tape-Out 前,仍建议利用包含实际 Via Model 的 Full-Channel Simulation 验证 Signal Integrity。
进阶技术:Skip Via、Microvia 与 Filled Via
Skip Via 可以利用 Controlled Depth 跨越多个 Layer。
Microvia 通常采用 Laser Drilling,适合 HDI PCB,并可使用:
- Stacked Microvia
- Staggered Microvia
原文将 Microvia 的典型尺寸描述为小于约 0.15 mm。
Filled Via 则可以使用 Conductive 或 Non-Conductive Material 进行 Fill。
这种结构有助于实现 Via-in-Pad,并可改善部分 Thermal Performance。
不过,如果设计同时需要 Backdrilling,就必须确认 Filled Via Structure 与实际製程是否兼容,并考虑 Solder Wicking 等问题。
这些技术并不是 Backdrilling 的替代方案,而是可以根据不同区域与 Routing Requirement 搭配使用。
JLCPCB 在 Via Stub 控制与 High-Speed PCB Manufacturing 方面的製程能力
依原文说明,JLCPCB 将 Via Stub Mitigation 整合于 Multi-Layer PCB 製造流程中,使设计可以从 Prototype 延伸至 Volume Production。
1精密 Backdrilling 与严格 Depth Control
依原文资料,JLCPCB Backdrilling 使用 CNC Equipment 配合 Closed-Loop Control,并将 Drill Depth Accuracy 控制在约 ±0.05 mm。
原文描述,该製程位于 Outer-Layer Etching 之后、Solder Mask 之前。
Residual Stub 目标控制在 <0.15 mm。
测试时可利用 Test Coupon 与 Cross-Section 对 Stub Length 进行验证。
设计人员通常可以透过独立 Backdrill Drill File,或利用不同 Drill Diameter 标示需要 Backdrilling 的孔。
例如原文提到,Backdrill Hole Diameter 可以比原始 Via Drill 增加约 0.1 mm。
这有助于在 4–32 Layer PCB 上建立可重复的 Backdrilling Result。
2最高 32 Layer Multi-Layer PCB 与 Microvia 技术
依原文资料,JLCPCB 标准 Multi-Layer PCB 製造能力最高可达 32 Layer,并可搭配 Controlled Impedance。
对需要更高 Routing Density 的设计,也可以采用 Microvia 与 HDI Option。
Backdrilling 可以与这些製程组合使用,让工程师根据不同 Net 与 PCB Area 灵活选择 Via Structure。
3High-Frequency Material 与 Impedance Control
原文列出的相关 PCB Material 包括:
- FR-4
- Rogers
- PTFE
同时原文使用约 ±10% 作为 Controlled-Impedance Tolerance 的参考值。
对于高速 PCB,实际 Trace Geometry、Via Geometry、Material Dk/Df 与 Fabrication Tolerance 都需要一起纳入 Channel Simulation。
4Stub-Free Design 的品质验证与可靠度控制
依原文列出的验证方式,包括:
- AOI(Automated Optical Inspection)
- Flying-Probe Electrical Test
- TDR/VNA Test Coupon Validation
- Cross-Section Analysis
这些方法可以分别验证 PCB Geometry、Electrical Connectivity、高速特性与 Backdrill Depth。
稳定控制这些製程参数,才能让 Prototype 中验证成功的 Via Stub Strategy 在大量生产中持续保持一致。
高速 PCB Via Stub 常见问题
问:Via Stub 到底是什么?什么时候会成为问题?
Via Stub 是 Through-Hole Via 中超过最后一个实际连接 Signal Layer 的未使用 Plated Barrel。
依本文原始资料,当 Data Rate 提高到约 5–10 Gbps 以上,或 Stub Length 超过约 15 mil(0.381 mm)时,就应开始认真评估其影响。
在这些高速环境中,Stub 会表现成具有 Resonance 的 Transmission-Line Structure,形成 Impedance Discontinuity 并降低 Signal Integrity。
问:Backdrilling 如何消除 Via Stub?
Backdrilling 会在初始 Via Plating 完成后,从 PCB 另一侧使用直径更大的 Controlled-Depth Drill,移除未使用的 Copper Barrel。
依本文资料,目标是将 Residual Stub 缩短到约 0.15 mm(6 mil)以下,使其明显低于容易出现 Quarter-Wavelength Resonance 的较长 Stub。
原文列出的 Backdrill Depth Accuracy 约为 ±0.05 mm。
问:高速 PCB 可以接受的最大 Via Stub Length 是多少?
本文原文采用 15 mil(0.381 mm)作为开始考虑 Backdrilling 或其他 Stub Mitigation 的常见经验门槛。
但这并不是适用于所有高速 Interface 的固定上限。
对 25 Gbps 或更高速设计,即使更短的 Stub 也可能造成问题。
真正允许的最大长度取决于 Signal Frequency、PCB Dielectric Constant、Rise Time 与 Channel Loss Budget。
例如原文指出,0.5 mm Stub 在 εr 约 4.3 的 FR-4 中,Resonance 约可能出现在 10–12 GHz。
问:Blind Via 与 Buried Via 会比 Backdrilling 更好吗?
Blind Via 与 Buried Via 因为不会贯穿整片 PCB,因此可以从结构上避免形成长 Through-Hole Stub。
不过,它们通常需要额外 Lamination Cycle 与更复杂的製程,因此会增加成本与製造难度。
对许多应用而言,Backdrilled Through-Hole Via 可以用较低成本取得相近的 Electrical Performance。
实际设计中,也可以采用 Hybrid Approach:大部分 Routing 使用 Backdrilled Through Via,而 Dense BGA Area 使用 Microvia。
问:JLCPCB 如何验证 Backdrilling 品质?
依本文原始资料,相关验证方式包括 AOI、Flying-Probe Electrical Testing、Test Coupon 的 TDR/VNA Validation,以及 Cross-Section Analysis。
同时也需要在整个 PCB Panel 范围内监控 Backdrill Depth Tolerance,使 Stub Control 能够从 Prototype 延伸到 Volume Production。
结论:高速 PCB 中的 Via Stub 设计
Via Stub 仍然是 High-Speed PCB Design 中不能忽略的关键问题,但它并不是无法控制的限制。
只要在 Layout 与 Stackup 阶段就同时考虑:
- Via Structure
- Stub Length
- Signal Layer Assignment
- Return Path
- Antipad
- Impedance Control
再搭配 Backdrilling、Blind/Buried Via 或 Microvia 等适合的製造技术,就可以有效降低 Via Discontinuity 对高速 Channel 的影响。
其中,Backdrilling 对许多 Thick Multi-Layer PCB 特别实用,因为它能够在保留标准 Through-Hole Via Stackup 的同时,大幅缩短未使用 Copper Barrel。
将正确的 High-Speed Layout Practice 与精密 PCB Fabrication 结合,可以帮助工程师取得更好的:
- Return Loss
- Insertion Loss
- Eye Diagram
- Jitter Margin
- System Reliability
最终目标不是单纯「把 Via Stub 钻掉」,而是让实际制造出来的 PCB Geometry 尽可能接近高速 Channel Simulation 中的设计模型,从而在不引入不必要複杂度与成本的情况下,获得稳定可靠的高速讯号表现。
持續學習
如何連接並選擇繼電器續流二極體
重點摘要 二極體配置:將續流二極體並聯在線圈兩端,陰極連接正電位端,陽極連接負電位端。 為何重要:繼電器關閉時,二極體會為線圈中的剩餘電流提供安全的流通路徑,避免產生可能損壞電晶體的高壓尖峰。 選擇合適的二極體:選擇反向額定電壓高於線圈供電電壓,且順向電流額定值符合線圈電流需求的二極體。可依繼電器的需求選用 1N4148W、M7 及 SS14 等常見型號。 加快繼電器釋放:一般續流二極體雖然能保護電晶體,卻會延長繼電器的釋放時間。串聯加入齊納二極體,可在將電壓維持於電晶體安全範圍內的同時,加快繼電器釋放。 繼電器線圈的續流二極體可在線圈關閉時保護繼電器驅動電路。若沒有安裝二極體,線圈可能產生高壓尖峰,進而損壞電晶體。不過,二極體的極性至關重要:若方向接反,電晶體導通時便會在電源兩端形成近似短路的狀態。 本指南將介紹: 續流二極體應以哪個方向並聯在線圈兩端 線圈關閉時,有無二極體對線圈電壓的影響 如何選擇二極體的反向電壓及電流額定值 何時應使用齊納二極體搭配一般二極體,以加快繼電器釋放 圖:低側 NPN 開關及高側 PNP 開關中的繼電器線圈續流二極體配置 什麼是繼電器續流二極體? 繼電器續流二極體......
繼電器接腳配置詳解:接腳圖、接腳功能與萬用電表測試
重點摘要 接腳功能:標準機電式繼電器具有兩個線圈接腳,而每一組切換極還會配置一個公共端(COM)、常開端(NO)及常閉端(NC)。 檢視方向:繼電器封裝圖通常採用底視圖,也就是接腳朝向觀看者的視角。如果圖面沒有標明檢視方向,請透過導通測試確認 NC 與 NO 接腳。 繼電器接腳數量:5 接腳繼電器通常為 SPDT,4 接腳繼電器通常為 SPST,而 8 接腳繼電器通常為 DPDT。不過,PCB 繼電器、汽車繼電器及八腳圓形底座繼電器的接腳排列可能各不相同。 汽車繼電器接腳:汽車繼電器使用標準端子編號:85 和 86 為線圈,30 為公共端(COM),87 為常開端(NO),87a 則為常閉端(NC)。 使用萬用電表測試:透過量測電阻值識別線圈接腳。線圈未通電時,COM 與 NC 應呈現導通;線圈通電後,COM 會與 NC 斷開,並轉而連接 NO。 圖:4 接腳、5 接腳及 8 接腳繼電器的接腳配置比較圖,並以不同顏色標示各接腳功能。 前言 繼電器接腳配置圖會標示各端子的所在位置及功能。常見的機電式繼電器,其端子分別連接至線圈及切換接點,例如 COM(公共端)、NO(常開端)及 NC(常閉端)。 不......
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......
PCB 佈局設計中的熱管理策略
在電子產品世界中,熱力是無聲的破壞者。它會悄悄滲入電路,降低效能、縮短元件壽命;在極端情況下,更會令原本正常運作的 PCB 變成毫無生氣、過熱失效的電路板。PCB 基材及銅導體的物理特性,是決定電路板在高負荷下表現的主要因素。熱特性、剛性、分散性、相對介電常數等,均會影響電路板的訊號完整性、熱管理及機械性能。在熱傳導方面,選擇合適的基材,可以減少對主動冷卻措施的依賴,協助控制電路板的溫升。PCB 佈局設計中的熱管理並非可有可無,而是必需。 透過選用合適的基材及元件佈局,你可以制定有效的熱管理策略,在不一定採用高導熱基材的情況下,維持較低的電路板溫度。幾項簡單的 PCB 佈局選擇,便能大幅影響整塊電路板的溫升及整體熱管理。本文探討 PCB 散熱所面對的挑戰,並提供經驗證的策略,讓設計保持低溫及可靠。如欲進一步了解 PCB,請參閱我們有關 PCB 製造流程的詳細文章。 PCB 熱管理通常結合設計方法及散熱器等輔助元件,以處理多餘熱量。 仔細選擇及分佈元件,並測試其承受熱衝擊的能力,是改善 PCB 熱管理的方法。 高功率密度電子產品會在短時間內產生大量熱量,因此特別難以進行熱管理。 了解熱問題 電子產品......