優化電源網路以實現穩定且高效能的高效能 PCB 設計
1 分鐘
- 了解 PCB 設計中的電源網路
- 為甚麼現代設計必須妥善管理電源網路
- 有效電源網路設計的核心原則
- 電源網路最佳化的進階技術
- 穩健電源網路的製造考量
- JLCPCB 在電源網路最佳化 PCB 方面的專業能力
- PCB 電源網路常見問題
- 結論
重點摘要
- 電源網路作為系統:由平面、覆銅、走線及過孔組成的完整銅網路,用於提供乾淨、穩定的電壓。
- 控制 IR 壓降:銅阻會造成電壓下降。使用較寬走線、完整覆銅或較厚銅箔(2 oz 以上),將電壓維持在容差範圍內。
- 縮小迴路面積:將去耦電容靠近電源腳位,並使用短而寬的走線,以應對快速瞬態電流。
- 按需增加過孔:單個 0.3 mm 過孔只能承載約 1 至 2 A。高電流路徑需要多個縫合過孔組成的並聯陣列。
- DFM 不可忽視:透過可靠製造商驗證銅厚、蝕刻及層疊,確保設計符合實際製造條件。
曾經有一塊電路板在負載下突然掉電,我一度以為所有問題都源於電源,但事實並非如此。我測試了穩壓器、更換了電容,甚至檢查了工作台電源。最後發現,問題是一條只有 0.3 mm 寬、橫跨半塊板的細走線:它將 5 V 電源送到負載,途中損失接近 200 mV。這次經歷令我至今難忘。電源網路絕不只是「承載電壓的導線」;它是由平面、覆銅、走線及過孔構成的完整銅結構,用來將電源軌傳送到所有需要它的元件。
如果不認真處理,就會出現電壓下陷及噪聲,以及最令人難以排查的故障類型。本文將討論我現今如何看待電源網路:它們是甚麼、為甚麼在密集多電壓設計中比以往更重要、基本設計規則、進階最佳化,以及決定一個外觀漂亮的電源網路能否真正投入生產的製造考量。讓我們開始吧。
了解 PCB 設計中的電源網路
電源網路的定義及基本作用
電源網路是將一條電源軌(例如 3V3、5V 或 VCORE)由電源來源傳送至所有使用該電源的負載之銅箔結構。它可以是專用平面、多邊形覆銅、寬走線,或最常見的三者組合,並以過孔互相連接。電源網路的主要職責很簡單:無論流過多少電流,都要持續向所有負載提供乾淨而穩定的電壓。換句話說,它既要承載連續的直流電流而不過熱,也要在瞬態發生時快速提供電流而不令電壓下降。可以把它想像成大樓的水管系統:訊號網路像傳遞訊息的細管,電源網路則像同時向所有水龍頭供水的主水管。如果管道太細或壓力下降,下游所有位置都會受到影響。

電源網路與訊號網路的分別
電源網路與訊號網路是兩種不同的結構,將它們視為相同是常見的初學者錯誤。我會這樣區分:
- 電流:訊號網路通常為毫安培;電源網路則可能承載安培甚至數十安培。
- 幾何形狀:訊號偏好窄走線;電源網路偏好低電阻的寬覆銅及平面。
- 故障模式:訊號網路不良會導致資料錯誤;電源網路不良會造成電壓下降、發熱甚至系統完全關機。
- 參考結構:訊號需要連續的 回流路徑;電源網路需要配合低阻抗的 接地平面。
| 特性 | 訊號網路 | 電源網路 |
|---|---|---|
| 典型電流 | µA 至 mA | mA 至數十 A |
| 偏好的銅箔形式 | 窄走線 | 平面/寬覆銅 |
| 主要關注事項 | 阻抗、時序 | IR 壓降、載流能力 |
| 最佳化目標 | 訊號完整性 | 電源完整性 |
為甚麼現代設計必須妥善管理電源網路
對電壓下降、噪聲及系統穩定性的影響
電源網路設計最關鍵的方程式是銅箔的歐姆定律:V = I × R。電源網路中的每一毫歐電阻都會造成電壓下降,而這種下降就是 IR 壓降。以一條 10 A 電源軌為例,如果電源網路只有 5 mΩ 電阻,便會產生 50 mV 壓降。即使是額定 0.9 V、容差只有 3%(即 27 mV)的核心電源軌,在尚未考慮瞬態或噪聲前,這個壓降已超出容許範圍。

除了靜態 IR 壓降,開關負載也會引入噪聲。處理不當的電源網路會讓噪聲到處傳播,並耦合至敏感的類比及高速部分。良好的電源網路管理可使電源軌在整個工作範圍內保持低阻抗、安靜及穩定。
高電流及多電壓設計的挑戰
現代電路板通常包含十多條電源軌,例如 12Vin、5V、3V3、1V8、1V2、0V9 核心電源等。每條電源軌都是獨立的電源網路,並在層疊中競爭平面面積及過孔空間。
- 平面不足:很少有足夠層數為每條電源軌分配獨立完整平面,因此各層往往要分割成多個平面或孤島。
- 高瞬態電流:GaN 轉換器及新一代 SoC 需要很高的瞬態電流,傳統網路難以乾淨地提供。
- 熱耦合:高電流發熱網路會影響附近元件的工作狀態。
- 回流路徑衝突:分割電源平面可能中斷在其上方佈設訊號的回流路徑。
有效電源網路設計的核心原則
平面分配、載流能力及 IR 壓降控制
第一個重大決定是如何分配平面。在 4 層板中,我通常會將其中一個內層用作接地,並按照訊號敏感度及電流流向,將另一個內層分成多個電流/電源區域;最不敏感但電流最高的區域需要使用最厚銅箔。銅箔截面決定載流能力,業界通常以 IPC-2152 作為參考。走線寬度及銅箔厚度(以每平方英尺的盎司數表示;1 oz 銅約 35 µm,2 oz 約 70 µm)共同決定截面積。

對外層 1 oz 銅箔而言,一個簡單準則是:1 mm 寬走線在溫升約 10°C 的情況下,可安全承載 2 至 3 A。需要更高電流時,可增加銅箔寬度、鋪設平面,或改用 2 oz 銅箔,在不增加電路板面積的情況下將截面積加倍。
去耦策略及迴路面積最小化
靜態銅箔可以處理直流電;快速瞬態則需要局部能量儲存,這正是去耦電容的作用,而其效果幾乎完全取決於佈局。真正的問題是迴路電感所代表的面積,即電流由電容經電源網路流向負載,再經接地返回所經過的空間。每一納亨的迴路電感,都會在電流快速變化時抵抗電容的作用。
- 在電源腳位附近放置小容量(1 至 100 nF)的高頻電容。
- 避免焊盤至過孔之間使用長而窄的連接,也避免過孔以長距離直落至平面。
- 將電源平面與相鄰接地平面之間的介質層距離保持在最小,以減少垂直迴路。
- 對低頻的大容量需求,可在較遠位置加入大容量電容(10 至 100 µF)。
電源網路最佳化的進階技術
模擬、分析工具及目標阻抗規劃
電源分配網路(PDN)及其目標阻抗,是連接靜態電源網路與動態行為的橋樑。目標阻抗是指在最壞情況的瞬態電流下,電源軌仍能維持電壓容差時所能呈現的最高阻抗。經典公式為 Z_target = ΔV / ΔI,其中 ΔV 是可接受的電壓紋波,ΔI 是瞬態電流階躍。假設 1 V 電源軌的容差為 2%,並承受 5 A 瞬態電流,則所需目標阻抗為 0.02 V / 5 A,即在關注頻率範圍內為 4 mΩ。這正是現代 EDA 工具發揮價值的地方。直流 IR 壓降求解器會顯示平面各處的電壓分佈色圖,而交流 PDN 分析器則可確保電源網路及去耦電容組合,從直流至數百 MHz 都低於目標阻抗。既然可以先模擬,就無需等到製造後才在工作台上尋找壓降。
複雜電源分配的佈局最佳做法
當電源軌數量增加時,必須透過嚴謹的佈局紀律保持電源網路整潔:
- 高電流電源軌應鋪設覆銅,不要只用走線,因為完整多邊形覆銅的整體阻抗低於細走線。
- 應大量使用縫合過孔;過孔的載流能力有限,因此平面之間轉換時應以多個過孔並聯。
- 避免切割平面,應保持平面連續,不要以走線或不必要的挖空將其分割。
- 將電源來源與負載彼此靠近,以縮短網路並降低 IR 壓降。
補充一點過孔知識:一般 0.3 mm 電鍍過孔可輕鬆承載 1 至 2 A,因此 10 A 的層間轉換需要小型過孔陣列,而不是單一過孔。應養成把過孔視為具有額定電流的元件,而不只是連接點的習慣。
穩健電源網路的製造考量
銅厚、平面連續性及蝕刻均勻度
銅重只是名義目標,實際厚度取決於電鍍及蝕刻。若按照 2 oz 銅箔規劃 IR 壓降預算,最後卻得到偏薄或不均勻的銅箔,實際電阻便會增加,設計裕量也會減少。
- 電源網路的電阻由銅箔厚度及其一致性決定。
- 蝕刻均勻度十分重要,因為過度蝕刻會令覆銅變窄,而邊緣側蝕則會減小截面積。
- 平面連續性必須能夠承受層壓、空洞或對位偏差,避免破壞已建立的低阻抗平面。
針對高電流進行設計,可能決定電路板能否保持低溫運作,或是在負載下出現掉電;指定並驗證 厚銅(2 oz 及以上)可以帶來關鍵差異。
確保量產中維持設計性能的製程控制

從原型轉向數千件量產時,可重複性是關鍵。如果一個電源網路在第 1 塊板上表現良好,到第 500 塊卻完全失控,就不能稱為穩健設計。銅電鍍厚度、蝕刻補償、層壓壓力及層間對位都必須受到嚴格控制,確保實際製造的電源網路符合模擬模型。非對稱層疊在此也十分重要,因為不對稱及層壓熱量會造成翹曲,對銅箔及焊點產生應力。這正是有能力的製造商能夠發揮作用的地方。
JLCPCB 在電源網路最佳化 PCB 方面的專業能力
打造優秀的電源網路只是工作的一半;另一半是找到能夠忠實重現它的製造商。這正是 JLCPCB 一直為我的電路板所做的事情。
專注於電源分配的專業 DFM 審查
JLCPCB 的自動化 DFM 驗證可找出會悄悄破壞電源網路的問題,例如銅厚不足以承載預期電流、過孔數量臨界不足、平面不連續等。這些問題會在製造前被發現,從而節省一次重新打樣及大量工作台除錯時間。

JLCPCB 透過受控銅重(包括厚銅)、嚴格的蝕刻公差及妥善管理的多層層壓,使平面連續性及銅厚接近設計意圖。這種一致性可讓 IR 壓降及目標阻抗預算在實際電路板上如預期實現。相同的製程控制適用於 2 美元起的原型至全面量產。因此,只要電源網路通過模擬,第 1 件與第 10,000 件都能保持一致。快速交付、即時報價及內置 SMT 組裝服務,讓你可以在不犧牲電源完整性的情況下快速迭代。
PCB 電源網路常見問題
Q:PCB 設計中的電源網路究竟是甚麼?
電源網路是由平面、多邊形覆銅、走線及過孔組成的完整銅網路,將一條電源軌(例如 3V3 或 5V)由來源分配至每個負載。與訊號網路不同,它的任務是在高電流下提供乾淨、穩定的電壓,而不是傳送資訊。
Q:IR 壓降如何影響我的電源網路?
IR 壓降是電阻造成的電壓損失,遵循 V = I × R,其中 I 是負載電流,R 是銅箔電阻。高電流網路中即使只有幾毫歐電阻,也可能造成數十毫伏壓降,超出低電壓核心電源軌的嚴格容差。可透過更寬銅箔、平面、較短路徑及更多並聯過孔來降低壓降。
Q:高電流電源網路應使用多大銅重?
這取決於電流及可接受的溫升,IPC-2152 可作為參考。粗略而言,1 oz 銅(約 35 µm)適合低電流電源軌;2 oz 銅(約 70 µm)可在不增加電路板面積的情況下將高電流電源軌的截面積加倍。對於大功率供電,通常會使用 2 oz 及以上的厚銅。
Q:為甚麼去耦電容的位置如此重要?
去耦效果取決於迴路電感,而迴路電感由電流從電容經電源網路到負載,再經接地返回的路徑面積決定。將高頻電容直接放在電源腳位旁,配合短而寬的連接及附近過孔,可縮小迴路,讓電容真正提供快速瞬態電流。位置不當會令優質電容也幾乎失去作用。
結論
電源網路遠不只是原理圖上的「VCC」。它是一套電流傳輸系統,應有足夠銅箔承載電流,具備足夠低的電阻以限制 IR 壓降,配合緊密的去耦處理瞬態,並採用經過設計的層疊,使 阻抗在整個頻率範圍內低於目標值。
隨著電源軌數量及瞬態電流增加,電源網路管理將變得更加重要。當銅箔、平面及迴路面積都正確後,再與 JLCPCB 等能嚴格控制銅箔、平面及層疊的製造商合作,電路板便可在負載下保持低溫、低噪聲及穩定。請把電源網路視為一等公民,它們便會安靜可靠地完成工作,讓你不必再為神秘掉電問題反覆除錯。

持續學習
高效能 PCB 的 RF 電路設計指南
重點摘要 傳輸線效應:走線長度超過波長的十分之一時,必須嚴格控制 50 Ω 阻抗,以避免訊號反射。 保持回流路徑連續:走線正下方的接地平面必須完整連續,才能避免嚴重的電磁干擾(EMI)。 審慎選擇層壓板材:一般 2.4 GHz 應用可使用 FR-4;更高頻率則應升級採用 Rogers 或 PTFE 材料。 嚴格控制製造公差:導通孔電感及介電質變化都會影響阻抗,因此必須嚴格規範疊層結構。 當 PCB 走線不再像導線般運作時,RF 電路設計便由此開始。頻率超過數百 MHz 後,銅箔本身便具有阻抗、損耗及輻射特性。它成為需要設計的元件,而不再只是簡單繪製的連接線。原因在於波長。2.4 GHz Wi-Fi 訊號沿著 FR-4 微帶線傳播時,波長約為 70 mm,因此短短幾毫米的饋線已涵蓋相當比例的訊號週期。走線兩端的電壓不再相同。 圖 1:具有屏蔽無線電、50 Ω 饋線及導通孔圍欄的 RF PCB 每當走線寬度改變、出現導通孔或接地間隙時,部分訊號便會反射回訊號源。這就是為什麼使用相同原理圖製作的兩塊電路板,實際表現可能截然不同。本指南將介紹 RF 電路與傳統電路的差異,以及如何讓 RF PCB 維持可預......
SMA 連接器在 RF PCB 設計中的運作原理
重點摘要 聚焦訊號轉接處:訊號損耗發生在同軸結構轉換為平面走線的位置,而不是 SMA 連接器本體內部。 清除焊盤下方接地銅層:移除訊號轉接焊盤下方的接地平面,以控制電容並維持 50 歐姆阻抗。 接地導通孔應靠近連接器:將接地導通孔放在連接器接地腳旁,縮短回流路徑。 考慮製造公差:走線蝕刻及電路板厚度會直接改變轉接處的阻抗。 小心操作:連接時使用扭力扳手,頻率高於 6 GHz 時則應改用高頻板材。 SMA 連接器是一種具有螺紋的 50 歐姆同軸連接器,其本體很少是 RF PCB 的薄弱環節。真正決定效能的,通常是中心針腳接入電路板的短短幾毫米。在連接器內部,訊號以均勻環繞中心針腳的電磁場形式傳播;進入電路板後,電磁場必須轉變為接地平面上方的平面走線模式。每一次幾何形狀變化都會改變阻抗,因此部分訊號會產生反射。 圖 1:RF PCB 上的板邊式 SMA 連接器 針腳下方的焊盤比走線寬,因此會形成一個小電容。100 MHz 的訊號幾乎不受影響,但 6 GHz 的訊號則不然。本指南將說明 SMA 連接器的結構及其在 RF 系統中的功能,接著探討訊號轉接設計、接地導通孔、封裝焊盤、製造公差,以及 SMA 連......
ESP32 BLE 指南:選擇合適晶片並設計 PCB
重點摘要 ESP32 支援 BLE:大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),但 ESP32-S2 只支援 Wi-Fi,而 ESP32-P4 沒有內置無線電。原始 ESP32 另外支援藍牙經典,新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。 Wi-Fi 與 BLE 共存:Wi-Fi 和 BLE 共用同一個 2.4 GHz 無線電,並以交替方式使用。大量 Wi-Fi 活動可能降低 BLE 吞吐量或中斷掃描,因此兩項功能需要一起測試。 功耗:在保持 BLE 連接的輕睡眠期間,32.768 kHz 外部晶體可以大幅降低功耗。 天線位置:將 ESP32 模組的 PCB 天線放在電路板邊緣附近,最好讓天線伸出板邊。在指定天線禁佈區內避免放置銅箔、走線和元件,以免降低無線通訊距離。 大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),ESP32-S2 和 ESP32-P4 是例外。 選擇哪一款晶片,取決於專案的藍牙要求。原始 ESP32 支援藍牙經典,而 ESP32-S3、ESP32-C 系列和 ESP32-H2 等新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。如果需要透過編碼 PHY 實現更長通訊......
網口佈線一次到位:Ethernet PHY、磁性器件與 MDI 差動對佈局實操要點
工業控制閘道器、車載乙太網路、監控攝影機,百兆與千兆介面的出貨量以億計,但在電磁干擾(EMI)輻射超標的改善案件,以及鏈路反覆斷線與重連的客訴中,網路介面佈線問題始終占有一定比例。許多設計在實體層(PHY)晶片部分直接沿用參考電路,到了磁性元件周邊卻開始憑經驗處理,任意分割接地平面,直到認證實驗室的輻射測試不合格,才回頭檢查設計。 乙太網路介面在實體結構上可分為三個區段:PHY 晶片、磁性元件(網路變壓器)與 RJ45 連接器。前兩個區段之間使用 RMII 或 RGMII 並行介面,後兩個區段之間則是四對 100 Ω 的媒體相依介面(MDI)差動線。先釐清三個區段的分工與設計限制,比事後使用頻譜分析儀尋找干擾源更有效率。 一、三區段架構與佈線限制 PHY 至變壓器這個區段使用並行介面,訊號頻率為 50~125 MHz。佈線要求是縮短走線、保持等長,並遠離電源與晶體振盪器區域,訊號源端的串聯電阻不可省略。變壓器區段負責隔離與共模抑制,中心抽頭的接法由 PHY 類型決定,下方接地平面必須保持完整,禁止挖空或跨越平面分割佈線。變壓器至 RJ45 之間使用四對 100 Ω 差動線,必須保持嚴格對稱,單段走......
32GT/s 訊號完整性攻關:PCIe 5.0 PCB 佈線與過孔殘樁處理
隨著人工智慧(AI)伺服器與高速儲存需求增加,PCIe 5.0 每通道速率提升至 32 GT/s,單通道雙向頻寬為 64 Gbps。不少團隊直接套用 PCIe 4.0 的佈線經驗,收到電路板並進行測試後,才發現眼圖閉合、誤碼率升高。重新進行模擬分析,才發現問題來自累積的設計細節:阻抗偏差、玻纖效應與過孔殘樁,每一項單獨看都未必致命,但在 16 GHz 奈奎斯特頻率下疊加,就可能使鏈路失效。 PCIe 5.0 仍採用不歸零(NRZ)調變與 128b/130b 編碼,但 32 GT/s 意味著訊號邊緣更快、通道損耗預算更緊。官方規範提供整條通道約 36 dB 的損耗餘量,連接器、線纜與重定時器占用大部分預算,留給 PCB 走線的份額並不多。32 GT/s PCB 佈線的成敗,從疊構選型時就已奠定基礎。 注意事項 PCIe 5.0 的 32 GT/s 速率對 PCB 通道損耗、阻抗公差、玻纖編織效應與過孔殘樁都更加敏感。設計必須涵蓋疊構、佈線、背鑽與量產驗證,建立完整的驗證與改善流程。 一、差動對佈線核心參數 PCIe 差動對的阻抗以 100 Ω 為目標設計,量產管控公差建議控制在 ±8% 以內,而不是......
優化電源網路以實現穩定且高效能的高效能 PCB 設計
重點摘要 電源網路作為系統:由平面、覆銅、走線及過孔組成的完整銅網路,用於提供乾淨、穩定的電壓。 控制 IR 壓降:銅阻會造成電壓下降。使用較寬走線、完整覆銅或較厚銅箔(2 oz 以上),將電壓維持在容差範圍內。 縮小迴路面積:將去耦電容靠近電源腳位,並使用短而寬的走線,以應對快速瞬態電流。 按需增加過孔:單個 0.3 mm 過孔只能承載約 1 至 2 A。高電流路徑需要多個縫合過孔組成的並聯陣列。 DFM 不可忽視:透過可靠製造商驗證銅厚、蝕刻及層疊,確保設計符合實際製造條件。 曾經有一塊電路板在負載下突然掉電,我一度以為所有問題都源於電源,但事實並非如此。我測試了穩壓器、更換了電容,甚至檢查了工作台電源。最後發現,問題是一條只有 0.3 mm 寬、橫跨半塊板的細走線:它將 5 V 電源送到負載,途中損失接近 200 mV。這次經歷令我至今難忘。電源網路絕不只是「承載電壓的導線」;它是由平面、覆銅、走線及過孔構成的完整銅結構,用來將電源軌傳送到所有需要它的元件。 如果不認真處理,就會出現電壓下陷及噪聲,以及最令人難以排查的故障類型。本文將討論我現今如何看待電源網路:它們是甚麼、為甚麼在密集多電壓......