高速 PCB 訊號轉換指南:Via、Backdrilling、回流路徑與阻抗控制
6 分鐘
- PCB 設計中的 Signal Transition 是什麼?
- 不良 Signal Transition 對 PCB 性能的影響
- 最佳化 Signal Transition 的核心設計方法
- 複雜高速設計的進階考量
- 影響 Signal Transition 品質的 PCB 製造因素
- JLCPCB 在高速 Signal Transition 製造方面的應用
- PCB Signal Transition 常見問題
- 結論
重點摘要
- 高速訊號換層容易產生問題:訊號透過 Via 在 PCB 層之間轉換時,常會造成反射、Via Stub 與 Return Path 不連續等問題。
- Backdrilling 可有效移除 Via Stub:對約 5–10 Gbps 以上的高速訊號,Backdrilling 是降低 Stub Resonance 的常見方法。
- 每次換層都要維持 Return Path:可以依 Reference Plane 狀況使用 Stitching Via 或 Stitching Capacitor,為 Return Current 提供低電感路徑。
- 利用 Antipad 與 3D Simulation 調整 Via Impedance:Via 不只是孔,而是一個具有寄生電容與電感的高速結構。
- 減少關鍵 Net 的 Layer Change:高速訊號應盡可能降低換層次數,並利用 3D EM Tool、S-Parameter、TDR 與 Eye Diagram 驗證設計。
您是否曾經在 PCB Top Layer 上完成一條漂亮、長度完全匹配的高速走線,結果訊號一透過 Via 轉到 Inner Layer,原本良好的 Eye Diagram 就立刻崩掉?
訊號穿越 PCB Stackup、從一層轉到另一層的過程,就是Signal Transition(訊號轉換),而它也是高速 PCB 設計中最容易被低估的因素之一。
即使 Layer Change 只有幾百 µm,也足以讓原本沿著 Controlled-Impedance Trace 穩定傳輸的訊號,在通過 Via 後產生明顯失真。

當 Data Rate 超過數 Gbps 後,Via 就不能再被當成單純的「孔」。它會成為真正的 Circuit Element,具有自己的 Capacitance、Inductance,還可能留下未使用的 Copper Stub。
這段 Stub 在高頻時可能像共振器一樣產生 Resonance。
因此,PCB 能通過 DRC 只代表設計符合幾何規則;要讓 PCB 真正在高速下正常工作,還需要理解 Signal Transition 的電氣行為。
本文將說明什麼是 PCB Signal Transition、不良換層如何影響性能,以及實際設計與製造中如何建立更乾淨的高速訊號轉換。
無論您正在設計 DDR4、PCIe 或高速 SerDes Link,這些原則都直接適用於 Multi-Layer PCB。
PCB 設計中的 Signal Transition 是什麼?
Signal Transition 的定義,以及為什麼它對多層 PCB 如此重要
只要高速訊號跨越不同的 Routing Environment,就可以視為一次 Signal Transition,例如:
- 穿過 Connector
- 跨越 Plane Split
- 進出 Package Boundary
- 透過 Via 從一個 PCB Layer 切換到另一個 Layer
簡單來說,它就是訊號從一段 Transmission Line「交接」到另一段 Transmission Line 的位置。
正確設計的 Microstrip 或 Stripline,可以在同一 Reference Plane 上維持固定 Characteristic Impedance,例如:
- Single-Ended:約 50 Ω
- Differential:約 90–100 Ω
但只要訊號進入 Via,原本規律的幾何結構就會被打斷。
Via 會產生 Lumped Discontinuity。
原本 Return Current 可以沿著 Trace 正下方的 Reference Plane 流動,但當 Signal 換層後,Return Current 也必須找到新的 Reference Path。
這正是高速換層設計的核心:Signal 與 Return Current 必須被視為同一個系統。
如果訊號換層的同時,也提供簡單而低電感的 Return Path,Transition 就能保持平順。
如果 Return Current 被迫繞遠路,就會增加:
- Inductance
- Radiation
- Reflection
- EMI
PCB Layer Change 常見的訊號完整性問題
從 Schematic 上看,換層可能只是一顆 Via,但在實際高速 PCB 中,Layer Transition 可能同時帶來數種問題。
- Return Path 不連續: 如果訊號切換到參考不同 Plane 的 Layer,Return Current 也需要重新建立路徑。
- Stub Resonance: Through-Hole Via 未使用的 Copper Barrel 可能在高頻產生 Resonance。
- Impedance Mismatch: Via 的寄生 Capacitance 與 Inductance 通常與 Trace 不同,因此訊號會遇到 Impedance Discontinuity。更多原理可參考 Impedance Matching for High-Speed PCB Designs。
只要其中任何一項處理不當,整條原本設計良好的高速 Channel,就可能在 Via Transition 位置出現最差的性能瓶頸。
不良 Signal Transition 對 PCB 性能的影響
Reflection、Crosstalk 與訊號劣化
當訊號在 Via 遇到 Impedance Discontinuity 時,一部分訊號能量會反射回 Source。
Impedance Mismatch 越大,Reflection 就越嚴重。
例如原文舉例:如果原本是 50 Ω Transmission Line,而 Via Transition 的局部阻抗下降到約 35 Ω,就可能產生足以明顯影響 Channel 的 Reflection。
這些反射會直接消耗 Timing Margin 與 Voltage Margin。
而 Reflection 並不是唯一問題。不良 Transition 還會把電磁場輻射至鄰近結構,並將能量耦合到附近 Via 與 Trace,形成 Crosstalk。

在 BGA Breakout 等密集 Via Field 中,如果大量 Transition 沒有被妥善管理,就可能形成一個局部 Noise Source,影響周圍多條 Net。
在較厚 PCB 中,沒有經過 Backdrilling 的 Through-Hole Via 會從 Signal Exit Layer 一直延伸到 PCB 另一面,形成 Copper Stub。
這段 Stub 會近似 Open-Ended Quarter-Wave Resonator,在其 Resonant Frequency 產生明顯的 Insertion Loss Notch(S21)。
原文指出,對約 1.6 mm 厚 PCB 而言,較長的 Full-Length Via Stub,其共振點可能直接落入 10+ Gbps Link 的工作頻帶中。
對 Timing、EMI 與系統可靠度的影響
Transition 問題最終會影響整個系統。
Reflection 與 Resonance Notch 會扭曲 Receiver 端波形,造成:
- Eye Diagram Closure
- Jitter 增加
- Timing Margin 下降
對 DDR 等高速介面而言,Setup/Hold Window 的每一個 Picosecond 都很重要,因此 Transition 造成的 Jitter 可能直接侵蝕 Timing Budget。
此外還有 EMI 問題。
如果 Return Current 無法直接跟隨 Signal,電流就會在 Plane 上擴散,形成更大的 Current Loop。
EMC 設計最不希望看到的就是大型 Current Loop:Loop Area 越大,Radiation 與外部 Pickup 的風險通常越高。
原文指出,單一設計不良的 Layer Transition 甚至可能成為產品無法通過 CISPR 32 或 FCC Part 15 測試的原因之一。
最後,Marginal Transition 也會降低大量生產中的系統可靠度。
一片實驗室 Golden Board 勉強可以工作,不代表所有量產板在 Manufacturing Tolerance、Temperature 與 Aging 變化下都能維持相同結果。
良好的 Signal Transition 設計,就是為這些現實變異保留足夠 Margin。
最佳化 Signal Transition 的核心設計方法
Via 選擇、Backdrilling 與 Stub Reduction
第一個重要決策就是選擇正確的 Via Structure。
對 Thick Multi-Layer Board 而言,Through-Hole Via 留下的 Copper Stub 通常是高頻 Loss 的主要來源之一,因此減少 Stub 是優先工作。

主要有三種 Stub Control 方法:
-
Backdrilling: PCB 完成 Plating 後,再使用直徑略大的 Drill 從非使用端鑽入,移除 Via Barrel 中沒有參與訊號傳輸的部分,只保留真正需要的導電區段。
這是 Thick Board 上約 5–10 Gbps 以上訊號常見的解決方式,可以把 Stub 控制在較短範圍。
-
Blind Via/Buried Via: Via 只連接真正需要的 Layer,因此不會形成完整 Through-Hole Stub。
製造成本通常較高,但非常適合 HDI 與高密度設計。
-
Microvia: 原文列出的典型尺寸約為 100–150 µm,通常利用 Laser Drilling 製作,而且只跨越一層 Dielectric。
在 HDI Stackup 中可以提供非常短的訊號轉換路徑與極小 Stub。
經驗法則:如果 Via Stub Length 接近或超過目標最高頻率對應波長的約 1/4,就應該處理 Stub Resonance。
原文指出,如果 Backdrilling 可以把剩餘 Stub 控制到約 0.2 mm 或更短,其 Resonance 通常可以被推到更高頻率,遠離主要工作頻帶。
Impedance Matching 與 Reference Plane Continuity
即使 Via Stub 已經被移除,Via 本身的阻抗仍需要調整至目標值。
其中非常重要的參數就是 Antipad,也就是 Reference Plane 在 Via Barrel 周圍的 Clearance。
基本關係如下:
- Antipad 越大 → Via Capacitance 越低 → Via Impedance 越高
- Antipad 越小 → Via Capacitance 越高 → Via Impedance 越低
透過 Field-Solver-Based Tuning,可以把 Via Transition 調整到接近 50 Ω,或符合特定 Differential Impedance Target。

Reference Plane Continuity 同樣非常重要。
最簡單的情況,是 Signal 換層前後仍然參考相同 Plane;或者兩個 Reference Plane 是相同 DC Net,並在 Via Transition 附近直接相連。
如果 Signal 換層時 Reference Plane 也發生改變,就必須為 Return Current 提供 Low-Inductance Path:
- Ground → Ground:如果前後兩個 Reference Plane 都是 GND,在 Signal Via 旁邊放置 Ground Stitching Via,使 Return Current 可以直接換層。
- Ground → Power 或不同 DC Plane:如果前後 Reference Plane 電壓不同,不能單純使用 Conductive Stitching Via,而應在 Transition 附近使用 Stitching Capacitor,為高頻 AC Return Current 提供跨 Plane 路徑。
應避免讓高速 Trace 跨越 Plane Split 或 Slot,因為這會迫使 Return Current 繞很長的路,破壞原本已經調整好的 Impedance 與 EMI 表現。
高速訊號 Layer Transition 規劃
很多 Signal Transition 問題,都可以在 Routing 之前透過 Stackup Planning 避免。
如果可能,應安排高速 Signal Layer 使用鄰近而且具有適合 Reference 的 Plane,讓 Return Path 更短、更容易預測。
對最重要的 Critical Net,也應盡可能減少 Layer Change,因為每一次換層都代表新的 Signal Integrity 風險。
如果 Transition 無法避免,就應在 Routing Lock 之前預留:
- Ground Stitching Via 空間
- Stitching Capacitor 空間
- 足夠的 Antipad Geometry
成熟的高速設計會把 Transition 當成 PCB Stackup 的一部分,而不是 Route 完之後才補救的細節。
複雜高速設計的進階考量
Differential Pair、高頻訊號與 Via 最佳化
Differential Pair 在 Transition 位置需要更加注意,因為兩個 Signal Via 必須盡量保持對稱。
如果兩邊的 Via Geometry 不一致,就可能造成 Differential Energy 轉換成 Common-Mode Noise,增加 Radiation 與 Signal Distortion。
常見方法之一是使用 GSSG(Ground-Signal-Signal-Ground)Via Pattern。
兩個 Signal Via 的外側各配置 Ground Via,使每一側 Signal 都具有距離較近的 Return Path。
依原文描述,這類結構可以降低 Transition 的 Differential Impedance,並提高 Common-Mode Rejection 能力。

對更高頻率的 Link,也可以使用完整 Via Fence,或類似 Coplanar Waveguide 的 Ground Ring 圍繞 Transition,以提高隔離。
原文列出一些業界經驗法則:
- 約 3 GHz 以下:換層時應提供距離較近的 Ground Return。
- 約 5 GHz 以上:需要更仔細調整 Antipad,並在 Transition 周圍使用 Stitching Via Array。
- 約 30 GHz 以上:Via Inductance 的影響非常明顯,因此很多設計會盡可能減少 Via 數量。
這些數字屬於原文中的經驗性指引,實際設計仍應根據 Stackup、Rise Time、Via Geometry 與 3D EM Simulation 判斷。
Signal Transition 的模擬與驗證方法
Via Transition 的高速行為很難只靠肉眼判斷。
簡單的 2D Impedance Calculator 通常假設均勻 Transmission Line,無法完整處理 Via、Stub、Antipad 與 Stitching Via 的三維電磁結構。
因此,高速設計通常會使用 3D Electromagnetic(EM)Field Solver 模擬完整 Transition。
主要分析結果包括:
- S-Parameters: Insertion Loss(S21)可以顯示 Via Stub Resonance Notch;Return Loss(S11)則可以反映 Via Impedance Matching 狀況。
- TDR(Time Domain Reflectometry): 以距離顯示 Transmission Path 的 Impedance。Via Transition 處如果出現阻抗 Dip 或 Bump,就能直接看出來並進一步調整。
- Eye Diagram: 進行 End-to-End Channel Validation,確認目標 BER 下是否具有足夠 Margin。
在 PCB 製造之前完成 Simulation,通常遠比完成硬體後重新 Respining PCB 更便宜。
花數小時利用 EM Solver 找出 Transition 問題,可能避免數週「為什麼這條高速 Link 就是跑不起來」的 Debugging。
影響 Signal Transition 品質的 PCB 製造因素
Via Plating、Registration Accuracy 與 Process Control
即使 Transition Design 本身非常完整,最後仍需要 PCB 製造商精確把它實作出來。
Via Barrel Plating Quality 會決定孔壁是否具有:
- 平滑且均勻的 Copper
- Thin Plating
- Void
局部 Copper Thickness 不均可能改變 Via Transition 的實際 Impedance,嚴重時甚至形成可靠度問題。
Layer Registration Accuracy 也會直接影響 Antipad Tuning。
如果 Drill Center 相對 Antipad 發生偏移,Via 周圍 Clearance 就會變得不對稱,造成局部 Impedance 變化。
對 Differential Pair 而言,左右兩顆 Via 的幾何差異還可能形成 Skew。
高精度 Registration 可以讓實際 Stackup Geometry 更接近 Simulation Model。
Backdrilling 本身同樣需要嚴格控制 Drill Depth:
- 深度必須足以移除 Via Stub。
- 又不能過深到破壞最後一個 Active Layer Connection。
PCB 製造精度如何影響實際高速性能
Fabrication Tolerance 正是 Simulation 與真正 PCB 之間的差異來源。
高速 Controlled-Impedance Design 通常會具有一定製造容差;原文以約 ±10% 為常見目標範圍。
實際設計中,可以依下表選擇不同 Transition Technique:
| Transition Technique | 解決的問題 | 適用情境 |
|---|---|---|
| Ground Stitching Via | 為跨越兩個 Ground Plane 的訊號建立 Return Path | 在相同電位 Reference Plane 之間換層 |
| Stitching Capacitor | 在不同 Power/Ground Plane 之間提供 AC Return Path | 訊號前後參考不同 DC Voltage Plane |
| Backdrilling | 移除會產生 Resonance 的 Via Stub | 較厚 PCB、約 5–10 Gbps 以上高速訊號 |
| Blind/Buried Via | 從結構上避免 Stub,同時節省 Layout 空間 | HDI 與高密度設計 |
| Antipad Tuning | 調整 Via Capacitance 與 Impedance 至目標值 | 所有 Controlled-Impedance Transition |
如果 Registration、Plating 與 Drill Depth 都受到良好控制,實際製造出來的 PCB Geometry 才能真正接近 EM Simulation 中的模型。
JLCPCB 在高速 Signal Transition 製造方面的應用
針對高速 Transition 的 DFM Review
高速 Signal Transition 需要設計與製造兩端共同配合。
依原文說明,JLCPCB 在正式製造前提供 Automated Design for Manufacturability(DFM)檢查,可協助識別:
- Antipad 過小
- Via 與 Plane Edge 距離不足
- 其他可能造成 Fabrication Risk 的幾何問題
在生產之前發現問題,修正成本通常遠低於 PCB 已經完成後才發現高速性能不足。
原文同時指出,JLCPCB 可支援 Controlled-Impedance High-Speed PCB,並利用與 Stackup 對應的 Impedance Calculation 控制 Trace 與 Via Geometry。
原文列出的常見 Controlled-Impedance Tolerance 為約 ±10%。
精密 Via Processing 與 Layer Registration
JLCPCB 的相關製造方式與本文介紹的 Signal Transition 技術相互對應。
例如 Multi-Layer Board 可以使用 Backdrilling 移除 Via Stub。
高密度 Stackup 也可以根據實際製程需求使用:
- Via-in-Pad
- HDI Microvia
- Blind/Buried Via
對 Differential Transition 而言,Via Pair Symmetry 與 Antipad Centering 都非常重要,因為它們必須盡可能維持 EM Simulation 所假設的 Geometry。
再搭配乾淨而均勻的 Via Plating,才能讓設計中的 50 Ω Transition 在實際 PCB 上盡量接近目標。
大量生產中維持一致的 Signal Integrity
最後一個關鍵是 Consistency。
Prototype 上可以正常工作的 Transition,也應該能在大量 Production Unit 中維持相同表現。
這需要穩定控制:
- Plating
- Drilling
- Lamination
- Registration
- Impedance Geometry
當這些製程參數都能持續維持一致,高速 PCB 中的 Via 與 Layer Change 就不再只是可能破壞系統性能的弱點,而可以成為整條 Channel 中受到控制的正常結構。
PCB Signal Transition 常見問題
問:PCB 中的 Signal Transition 是什麼?
Signal Transition 是高速訊號改變 Routing Environment 的位置,最常見的情況是透過 Via 從一個 PCB Layer 換到另一層。當 Data Rate 提高時,Via 本身會成為具有 Capacitance、Inductance 與 Stub 的實際 Circuit Element,因此必須正確設計才能維持 Signal Integrity。
問:為什麼 Via Stub 會傷害高速訊號?
Through-Hole Via 中未被使用的 Copper Barrel 會形成 Open-Ended Stub,可以近似 Quarter-Wave Resonator。當頻率接近其 Resonant Frequency 時,會在 Insertion Loss(S21)中產生明顯 Notch,而這個頻點可能直接落入 10+ Gbps Link 的有效頻帶,造成嚴重訊號劣化。
問:什麼時候應使用 Backdrilling,而不是 Blind/Buried Via?
Backdrilling 是 Thick Multi-Layer Board 常見方案,可以在完成 Plating 後移除未使用的 Via Stub,原文特別將約 5–10 Gbps 以上訊號列為常見使用情境。Blind/Buried Via 則從結構上避免形成長 Stub,更適合 HDI 與空間受限設計,但一般會增加製造複雜度與成本。
問:高速訊號換層時如何維持乾淨的 Return Current Path?
如果換層前後兩個 Reference Plane 都是 Ground,可以在 Signal Via 旁邊放置 Ground Stitching Via,讓 Return Current 直接換層。如果訊號是在不同 DC Voltage 的 Plane 之間切換,則可以在 Transition 附近使用 Stitching Capacitor 提供 AC Return Path。同時應避免讓 Return Current 跨越 Plane Split。
問:Controlled-Impedance Transition 通常可以接受多少阻抗公差?
依原文內容,典型 Controlled-Impedance Specification 可使用目標值附近約 ±10% 的容差範圍。實際要求仍應根據 Interface Specification、Stackup、Via Geometry 與 PCB 製造能力決定。
結論
Signal Transition 是每一片高速 PCB 中看似不起眼,實際上卻非常關鍵的結構。
一顆從某個 PCB Layer 連到另一層的 Via,不能只被視為一個孔。到了高速領域,它也是一小段 Transmission Structure。
如果沒有正確處理,Reflection、Stub Resonance 與不受控制的 Return Current 就會快速消耗整條 Channel 的 Signal Margin。
正確的:
- Via Selection
- Backdrilling
- Antipad Tuning
- Stitching Via/Stitching Capacitor
- Continuous Reference Plane
可以把原本可能成為整條高速 Channel 弱點的 Transition,轉換成更平順、可預測的訊號交接。
隨著 Data Rate 持續朝向 112 Gbps PAM4 甚至更高速率發展,Signal Transition Design 只會變得更加重要。
應在 PCB Routing 前就規劃 Transition,利用 3D Field Solver 進行驗證,並讓實際製造中的 Registration、Via Plating、Backdrill Depth 與 Controlled Impedance 都盡量還原設計 Geometry。
做到這一點後,PCB Signal Transition 就不再是一個令人頭痛的 Debugging 問題,而能成為高速硬體設計中的可控優勢。

持續學習
PCB 訊號與電源完整性實務:接地分割、5V 輸入、USB-C 佈局與差分走線
功能測試通過,並不代表設計經得起推敲。ADC 讀值無規律跳動、USB 連接偶發中斷、EMI 測試始終差數 dB——這類問題一路追下去,多數落在接地、電源、走線三個環節。本文以 USB-C 供電、集成 ADC 與 MCU 的小尺寸電路板為例,整理訊號完整性與電源完整性的實作要點。 設計檢查重點 先確認回流路徑,再決定地平面分區、去耦位置與差分走線。任何跨越參考平面切縫的高速線,都應在佈局審查階段優先修正。 一、PCB 類比接地與數位接地 「類比地與數位地必須分開」是流傳極廣的經驗之談。放到混合訊號板的工程實踐中,更穩妥的方案往往是保留完整的地平面,僅做功能分區,不做物理切割。 理由要從回流路徑說起。高頻訊號的回流電流傾向沿訊號線正下方的地平面流動;地平面一旦被切開,訊號線又恰好跨越切縫,回流電流便被迫繞行,迴路面積隨之擴大,輻射發射與線間耦合同步惡化。 圖 1. 混合訊號板分區與回流路徑 圖 2. 類比與數位功能分區,以及完整地平面下的回流路徑 佈局階段將類比元件與數位元件分置板面不同區域,使數位電流天然避開類比區。 ADC 的 AGND 與 DGND 引腳統一接入同一片地平面,器件本體佈置在兩區交......
在 PCB 串擾演變為訊號完整性問題前及早預防
重點摘要 NEXT 與 FEXT:NEXT 會隨走線長度增加而達到飽和,而 FEXT 則隨耦合距離線性增加。 間距與疊層:遵循 3W 規則,並讓走線靠近參考平面。 訊號邊沿速率:相較於時脈頻率,較快的上升時間更容易造成串擾。 製造裕量:蝕刻偏差會縮小走線間隙,因此佈局時需要預留額外間距。 驗證方法:使用 DFM 檢查及 TDR 測試條,而不是只依賴基本導通測試。 PCB 串擾是指一條走線向相鄰走線耦合的雜訊,即使兩條網路在電氣上完全隔離,仍會發生串擾。設計時你沒有畫出這條連接,網表中也不會顯示,但銅箔仍會形成這種耦合。 圖 1:走線密集的高速 PCB 單條走線其實不會獨自承載訊號,而是承載環繞銅箔、隨時間變化的電場與磁場。這些場不會在走線邊緣停止,因此位於場範圍內的任何導體都會分得部分能量。本指南將介紹兩種耦合機制,以及為何近端串擾與遠端串擾的表現恰好相反。同時說明串擾計算器能告訴你什麼、又有哪些限制,以及如何透過間距、疊層結構與製造規範,將耦合雜訊控制在預算範圍內。 PCB 中的串擾是什麼? 兩條完全沒有接觸的走線,仍可能交換能量。交換能量的多寡取決於訊號切換的速度。 什麼是串擾?為什麼會發生?......
六層板疊層設計:多層 PCB 疊層與受控阻抗實施要點
四層板升級六層板,是多數產品訊號完整性的重要分水嶺。疊層規劃欠妥的設計,訊號回流沿地平面開槽迂迴,電磁干擾(EMI)整改週期往往以季度計;與此同時,層數每增加兩層,製造成本相應上台階,PCB 層數(pcb layer count)的增減需要經過量化論證。PCB 疊層設計(layer stackup design)是電氣性能、佈線密度與製造成本之間的三角權衡,受控阻抗疊層(controlled impedance stackup)則是高速設計的基礎性決策。 多層 PCB 疊層(multilayer pcb stackup)的核心原則僅有一條:每個訊號層均應配置相鄰的完整參考平面。疊層並非線路圖的容器,其結構決定回流路徑長度、阻抗可控性與板級翹曲量。六層板在成本與性能之間達成較優平衡,構成高速 PCB 疊層(high speed pcb stackup)設計的入場配置。 疊層設計提醒 先向板廠確認標準疊構、板材 Dk/Df、介質厚度公差與銅厚,再開始阻抗計算與佈線;不要以軟體預設值代替實際製程參數。 一、兩種經典疊構 六層板的成熟方案基本收斂於以下兩種,應按訊號質量要求與電源軌數量擇一採用: 方案 典......
過孔選型與鑽孔工藝:PCB 過孔(PCB Via)設計
過孔選型與鑽孔工藝:PCB 過孔(PCB Via)設計 高密度互連(HDI)製程普及之後,過孔不再僅承擔換層連接職能,其本身已成為訊號路徑的組成部分。盲孔、埋孔與激光微孔的成本隨結構階數遞增,焊盤內過孔/盤中孔(via in pad)是否採用填孔電鍍直接關係球柵陣列封裝(BGA)焊接良率。在高速高密設計語境下重新審視什麼是 PCB 過孔(what is a pcb via)這一基礎問題,具有明確的工程現實意義——PCB 過孔類型(PCB via types)的選型差異,將在製造成本與訊號品質兩個維度同時體現。 過孔是貫穿基板的金屬化孔,用於實現不同導電層之間的電氣連接。它同時也是寄生元件:寄生電感阻礙電流突變,寄生電容擾動高速波形,未使用的殘樁在一定頻率下產生諧振。PCB 過孔設計(PCB via design)的本質,是在連接需求、訊號完整性與製造成本三者之間確定最優平衡點。 過孔選型提醒 先確認訊號速率、板厚、層數與板廠鑽孔及電鍍能力,再決定通孔、盲埋孔、微孔或盤中孔結構,避免為了追求高密度而產生不必要的製程成本。 一、四種過孔的結構與製程 鍍通孔(PTH)採用機械鑽孔,貫穿整個板厚,為成本基......
正確掌握 PCB 特性阻抗,確保訊號可靠傳輸
重點摘要 阻抗定義:特性阻抗由走線幾何形狀和參考平面決定,而不是由銅的直流電阻決定。 核心因素:走線寬度、銅厚度、介質高度和介電常數共同決定阻抗值。 參考平面:高速走線需要連續的參考平面,以防止訊號反射。 工廠驗證:製造商會調整走線寬度,並使用測試條上的時域反射儀檢查阻抗。 設計方法:儘早選擇工廠標準疊層,在佈線前確定正確的走線寬度。 特性阻抗決定快速邊沿能否乾淨地到達接收端,但萬用表無法測量它。一條 50 Ω 走線從一端到另一端測得的電阻只有幾分之一歐姆。萬用表看到的是銅電阻,而訊號看到的是完全不同的東西。上升邊沿不會一次看到整條走線,它只會看到當前已經傳播到的那一小段銅。為了繼續向前傳播,它必須給下方的平面充電,並在走線周圍建立磁場。 圖 1:多層 PCB 上的受控阻抗走線及其參考平面 兩組量之間的比值決定了邊沿每伏電壓所吸收的電流。本指南討論 PCB 特性阻抗的本質以及決定它的各項參數,然後介紹製造商如何獲得並驗證這一數值,以及哪些介面真正具有相關價值。最終目標是通過一次設計就獲得所需的疊層,而無需反覆修改。 PCB 中的特性阻抗是什麼? 特性阻抗不是銅本身的阻抗,而是走線及其參考平面的阻抗......
高頻 PCB 設計中的集膚效應損耗管理
重點摘要 集膚深度會縮小:高頻會迫使電流集中在走線表面,10 GHz 時集膚深度可縮小至 0.66 µm。 粗糙度會增加損耗:銅箔粗糙度會令電流路徑變長,並大幅提高高速訊號的電阻。 電鍍會影響訊號:ENIG 等低導電率表面處理中的鎳,會增加外露走線的衰減。 較寬走線有助於降低損耗:更寬的走線和更厚的介電層可以擴大電流流動表面,降低導體損耗。 使用平滑銅箔:VLP/HVLP 低輪廓銅箔配合先進層壓材料,是 10 GHz 以上設計的必要條件。 集膚效應會將高頻電流推向銅走線表面的薄層。此時,走線的表現就像大部分銅箔消失了一樣。在 1 GHz 下,這個導電層深度只有約 2 µm,而標準 1 oz 走線厚度為 35 µm。變化中的電流會在導體內部建立變化中的磁場,而該磁場會在銅芯內感應出微小的反向電流,使中心區域的電流互相抵消,並在表面附近增強。 圖 1:集膚效應將電流集中在 PCB 的外層 訊號變化越快,可以使用的導電層就越淺。此時,銅箔厚度以及銅箔上電鍍的金屬種類,會決定有多少訊號能夠通過。本指南將解釋集膚深度,以及銅箔粗糙度和表面處理如何造成損耗,並說明如何選擇銅箔、走線幾何形狀和層壓材料,以控制高......