MCPCB 散熱指南:鋁基板結構、熱阻與 V-Cut 設計
1 分鐘
- 一、三層結構微觀特性:絕緣導熱介質性能取捨
- 二、熱循環帶來的熱應力問題:熱膨脹係數匹配設計
- 三、生產加工約束與可製造性設計規範
- 四、MCPCB 結構升級:從單面到複合型散熱板材
- 透過 JLCPCB 將 MCPCB 設計投入生產
- 總結:優化熱流路徑,延長設備使用壽命
當代電子硬體研發中,熱管理早已不再是設計完成後補救的附加環節,而是決定整套設備能否穩定運作的核心前置約束條件。高功率 LED、車載 IGBT 功率模組、工業電源等裝置工作時熱功率持續走高,傳統 FR-4 板材短板完全暴露:環氧玻纖基材導熱係數僅 0.25 W/m·K,熱量很難向外傳導,極易造成晶片結溫快速升高,帶來燈光衰減、電路性能下降,嚴重時還會出現熱失控元件。
為解決普通覆銅板導熱差的痛點,金屬芯印製電路板(MCPCB)應運而生。該板材以高導熱金屬基底取代玻纖絕緣基材,重新規劃電子裝置散熱通路,成為高功率設備電路板高效散熱的核心載體。
一、三層結構微觀特性:絕緣導熱介質性能取捨
市面上最常用的單面鋁基板屬於三層複合結構,由上至下分別是銅箔線路層、高導熱絕緣介質層、金屬鋁基底,每層承擔完全不同的導電、導熱、承重作用。
- 線路銅箔層:常規選用 1 oz~6 oz 電解銅箔,除承載電路走線以外,還能作為平面均熱層。大面積鋪銅可提前分散局部集中熱量,降低晶片下方單點熱負荷,緩解局部過熱問題。
- 鋁基支撐層:多採用 5052、6061 系列鋁合金,既是整板的結構支撐件也是主要散熱載體,導熱係數可達 138~200 W/m·K,能快速把絕緣層傳導下來的熱量輸送到外部散熱器、設備殼體。
- 高導熱絕緣介質層:這是決定鋁基板散熱能力與使用壽命的關鍵。依據傅立葉導熱公式,介質熱阻和厚度成正比,和導熱係數、散熱面積成反比:

絕緣層夾在銅箔與鋁基底之間,一方面要承受高壓不擊穿,絕緣性能必須達標;另一方面要減小熱阻,要求薄層、高導熱,兩種性能需求存在天然矛盾,普通樹脂材料很難兼顧。現階段高端鋁基板絕緣層,會在環氧樹脂內填充氧化鋁、氮化鋁等奈米陶瓷顆粒提升導熱能力。
產業內絕緣層導熱係數劃分清晰,常規產品為 1.0、2.0 W/m·K,高階製程可做到 4.0 甚至 8.0 W/m·K。設計選型時要結合晶片發熱功率、整機儲熱能力匹配材料,導熱性能越高的介質,原料成本會大幅增加。

圖 1:典型單面 MCPCB 微觀疊層架構。
二、熱循環帶來的熱應力問題:熱膨脹係數匹配設計
鋁、銅、樹脂多層材料壓合在一起,散熱性能提升的同時,冷熱交替產生的機械應力會大幅降低電路板長期使用可靠性。
設備頻繁啟動停止會讓鋁基板持續經歷溫度升降循環,各層材料熱膨脹係數差距較大,內部產生相互拉扯的應力:
- 矽晶片、陶瓷基板:熱膨脹係數 5~7 ppm/℃
- 銅箔線:17 ppm/℃
- 鋁基底:23 ppm/℃
鋁基底伸縮幅度遠大於表層晶片,反覆冷熱循環後,焊點會持續承受剪切力。若絕緣層彈性不足、板材壓合殘留內應力未釋放,長期使用會出現焊點疲勞開裂、線路電阻變大,極端情況下銅箔與絕緣層分層剝離,電路板直接失效。
因此評估金屬芯板品質,不能只看導熱參數,還需要透過業界標準 IPC-TM-650 完成可靠度測試,例如 288℃ 浮錫耐熱測試、高低溫循環分層剝離測試,確認板材抗熱衝擊、抗分層能力。
三、生產加工約束與可製造性設計規範
鋁基板底部為金屬材質,外形切割、開孔加工方式及一般 FR-4 板材差異很大,佈局佈線階段必須遵守以下設計規範:
1. 絕緣耐壓與邊緣安全距離
電源類鋁基板底部一般直接固定在設備外殼接地,表層線路承載數十甚至上百伏高壓,絕緣層需高壓耐壓檢測。
為避免切割後金屬毛邊造成高壓放電穿透基底,銅箔線路邊緣距離鋁板外輪廓、固定螺絲孔內壁,最少預留 0.5~0.8 mm 空白區域,隔絕高壓電路與金屬基底。
2. 拼板 V 割製程限制
鋁材質硬度高、延展性強,數控銑刀加工損耗極高,大批量生產多採用V-Cut 拼板方式分板。
設計 V 割時需精準控制板材剩餘厚度:殘厚過小,回流焊高溫下板材剛性不足,出現板面彎曲變形;殘厚過大,分板時機械衝擊力會傳遞至板面元件,片狀陶瓷電容極易開裂損壞。

圖 2:V-Cut 製程與絕緣退讓要求。
四、MCPCB 結構升級:從單面到複合型散熱板材
設備整合度不斷提高,單面鋁基板佈線空間有限,無法整合驅動晶片、控制 MCU 等複雜電路,衍生出多種進階結構:
- 雙面/多層金屬芯板:金屬鋁/銅芯置於板材中間,內外線路依靠高導熱絕緣介質隔離。跨層走線需要特殊絕緣鑽孔、填孔電鍍工藝,先在金屬芯開孔填充絕緣樹脂,再在樹脂內部製作導通孔。加工工序複雜、成本高昂,多用於軍工、航空高功率電源設備。
- 局部嵌銅塊散熱板(Coin PCB):僅單顆晶片發熱量大的產品,無需整板使用金屬基板,在標準多層 FR-4 板材發熱區域銑槽,嵌入銅、鋁導熱塊,直接把晶片熱量導出至設備底面。兼顧佈線空間、重量與散熱需求,是目前性價比最高的散熱方案。
延伸閱讀:鋁基板與高功率電子散熱技術
透過 JLCPCB 將 MCPCB 設計投入生產
完成導熱係數、介電強度、銅厚及 V-Cut 參數設計後,可使用 JLCPCB 的金屬芯 PCB 製造服務將散熱方案轉化為實際板件。若專案包含表面黏著元件,也可搭配 PCB 組裝服務,縮短從 Gerber 檔案到成品板的驗證週期。
總結:優化熱流路徑,延長設備使用壽命
電子產品故障機率會隨工作溫度上升快速增加,金屬芯板透過改變板材內部材料結構,優化熱傳導路徑,解決傳統板材散熱短板。
從基礎單面鋁基板,到車載、通訊設備使用的多層金屬芯板,硬體設計人員除了確保線路訊號穩定,還要結合導熱係數、絕緣耐壓、熱應力、加工限制多維度選型匹配,透過量化參數完成散熱方案設計。只有做好熱管控,高密度高功率設備長期滿載運轉時,晶片溫度才能穩定控制在安全區間,大幅降低設備故障機率。
持續學習
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......