低 Df 材料:提升高速 PCB 訊號完整性
2 分鐘
- 瞭解 PCB 材料的損耗因數
- 如何量測損耗因數
- 損耗因數對 PCB 效能的影響
- 選擇低 Df 材料以獲得理想效能
- JLCPCB 的低 Df PCB 製造能力
- 損耗因數常見問題
- 結論
重點摘要
低 Df 材料是現代高速 PCB 的重要基礎,可在多 Gigabit 頻率下顯著降低介電損耗與訊號衰減。選用 Panasonic Megtron 6、Rogers 或 Isola 等低損耗因數基板,設計人員可獲得更清晰的眼圖、支援最高 112G 的資料傳輸速率,並維持更佳的訊號完整性;同時也可透過混合疊構策略平衡成本。能否選擇正確的低 Df 材料,往往會決定高速設計可順利通過相容性測試,或必須付出昂貴成本重新改板。
所有通過 PCB 的訊號都在悄悄損失能量,而原因就存在於基板本身。電路板材料的損耗因數越高,訊號在介電層中傳播時,就有越多電磁能量轉換為熱。在低頻下,這項影響可能不明顯;但當資料傳輸速率進入多 Gigabit 範圍,材料資料表上看似不起眼的 Df 數值,可能會決定設計得到清晰眼圖,還是無法通過相容性測試。

較高的損耗因數會大量消耗連線損耗預算,可能迫使設計縮短走線、增加等化處理,甚至重新改板。本文將深入說明損耗因數的意義、量測方式,以及低 Df 材料對現代高速與 高頻 PCB設計的重要性。我們也會討論實用材料選項、比較其特性,並介紹 JLCPCB 如何協助使用這些先進基板的工程師。
瞭解 PCB 材料的損耗因數
為高速設計選擇適當基板之前,必須先瞭解損耗因數的定義、它與介電常數的關係,以及為何在高頻下如此重要。
定義及其與介電常數的關係
損耗因數也稱為損耗角正切(tan δ),用來衡量交變電場通過介電材料時,有多少電磁能量被材料吸收並轉換為熱。以數學表示,它是複數介電率虛部與實部之比。
公式為:Df=tan(δ)=ε″/ε′

其中 ε′ 是介電率的實部,可用來得到介電常數 Dk;ε″ 則代表介電損耗。Df 越高,轉換為熱的能量越多,能以訊號形式傳播的能量就越少。介電常數(Dk)與損耗因數(Df)密切相關,但作用不同:Dk 控制訊號傳播速度與傳輸線阻抗,Df 則決定有多少訊號能量能抵達終點。可將 Dk 想像成公路的速限,而 Df 則是行駛過程中的燃料消耗量。
頻率越高,樹脂系統中的分子極化機制就越難跟上交變電場,介電損耗也往往隨之增加。因此,在 1 GHz 下可接受的材料,到了 10 GHz 或更高頻率時可能已不符合需求。
損耗因數如何影響高頻設計的訊號損耗
PCB 走線的訊號損耗主要來自兩項因素:導體損耗,也就是銅導體的電阻性損耗;以及介電損耗,也就是基板吸收的能量。在約 1 GHz 以下,導體損耗通常較為顯著;頻率提升至 1~2 GHz 以上後,介電損耗的重要性會逐漸增加,並可能成為整體插入損耗的主要來源。

介電材料對插入損耗的影響可近似表示為:
αd(dB/inch)=2.3 × f × √Dk × Df/c
其中 f 是工作頻率(Hz),Dk 是介電常數,Df 是損耗因數,c 是光速。此關係顯示介電損耗與頻率及損耗因數成正比。從實際角度來看,若其他條件保持不變,工作頻率加倍時,單位長度的介電損耗也會約略加倍。
如何量測損耗因數
知道資料表上的 Df 數值是一回事,瞭解該數值如何取得,以及它對實際設計頻率代表什麼意義,同樣重要。

常見測試方法與標準
量測損耗因數有多種標準方法,各自適用於不同頻率範圍與精度要求。
平行板電容法:將基板試片置於兩個導電電極之間作為電容器,量測電容量與介電損耗,再計算 Dk 與 Df。此方法常用於相對較低的頻率(1 MHz~1 GHz),也經常出現在 PCB 材料資料表中。
帶狀線共振器法:使用待測基板製作帶狀線共振器,再量測結構的共振頻率與品質因數(Q 值),並據此萃取 Dk 與 Df。由於測試結構非常接近實際 PCB 傳輸線,結果通常能代表真實電路板的效能。
平衡圓盤共振器法:此方法的原理與帶狀線共振器類似,但採用圓盤共振器幾何結構。它在微波頻率下具有高準確度,廣泛用於高階 RF 與高速材料特性量測。
如何解讀不同應用的 Df 數值
閱讀資料表上的 Df 時,務必確認測試頻率。某種材料在 1 MHz 下標示 Df=0.015,在 10 GHz 下可能變成 Df=0.022。Df 的頻率相依性非常重要,卻經常被忽略。以下是 Df 範圍及其典型適用情境的實用分類:
| Df 範圍(10 GHz) | 材料等級 | 典型應用 |
|---|---|---|
| 0.020~0.025 | 標準損耗(FR4) | 2 Gbps 以下數位邏輯、電源供應器、IoT |
| 0.010~0.019 | 中等損耗 | PCIe Gen3、USB 3.0、SATA III、一般網路設備 |
| 0.005~0.009 | 低損耗 | PCIe Gen4/Gen5、10G/25G 乙太網路、DDR5 |
| 0.002~0.004 | 極低損耗 | 56G/112G SerDes、5G 基礎設施、雷達 |
| < 0.002 | 超低損耗(PTFE) | 毫米波(77 GHz 汽車雷達)、衛星通訊、航太 |
損耗因數對 PCB 效能的影響
訊號衰減與資料傳輸速率限制
每條高速串列連線都有損耗預算。發射器送出訊號的振幅,與接收器經過等化後仍能辨識邏輯位準的最低振幅之間存在差距。通道插入損耗在高頻下主要受到介電損耗影響,也會決定在訊號無法可靠辨識之前,走線所能允許的最大長度。

以下是幾項實際影響:
PCIe Gen5(32 GT/s、NRZ):規格在奈奎斯特頻率 16 GHz 下允許約 36 dB 的通道插入損耗。若使用標準 FR4,僅 6 英吋走線就可能消耗相當比例的預算,留給連接器、導通孔及封裝內佈線的餘裕十分有限。
5G 毫米波(28 GHz、39 GHz):標準 FR4 在這些頻率下幾乎無法提供可接受的效能,通常需要 PTFE 基材或特殊陶瓷填充低 Df 基板。
Df 增加時,眼圖品質也會隨之劣化。介電損耗的頻率相依性會形成低通濾波效應,使數位訊號邊緣變得圓鈍,進而增加抖動、降低眼高與眼寬,並限制最終可達成的位元錯誤率(BER)。
熱效應與可靠度考量
介電材料吸收的能量並未消失,而是轉換為熱。對高功率 RF 或具有大量作用中通道的高密度高速數位設計而言,介電發熱可能成為電路板熱負載的重要來源。
過度介電發熱會引發多項可靠度問題:
- Dk 隨溫度改變:基板受熱時,Dk 會產生變化並影響阻抗及傳播延遲,造成緊密差動對與匯流排的時序不確定性。
- 樹脂系統加速老化:溫度升高可能加速環氧樹脂或其他樹脂基體的化學老化,縮短電路板可用壽命。
- 熱循環應力:熱梯度會對鍍通孔及導通孔孔壁產生應力,在厚型多層板中尤其明顯。
一般數位設計的熱負載通常以元件發熱為主,而不是介電發熱;但在高功率 RF 電路板,例如主動式天線陣列或功率放大器中,選擇低 Df 材料不只是訊號完整性決策,也是熱管理決策。
選擇低 Df 材料以獲得理想效能
常見低 Df 基板及其特性
市場提供各種低 Df 材料,從強化型 FR4 到特殊 PTFE 基材系統都有。以下比較常見選項:
| 材料 | Dk(10 GHz) | Df(10 GHz) | Tg(°C) | 相對於 FR4 的成本 | 主要應用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準 FR4(Tg 170) | 4.2~4.5 | 0.018~0.025 | 170 | 1 倍 | 一般數位電路、IoT |
| 生益 S1000-2M | 4.2 | 0.015 | 175 | 1.3 倍 | 中速數位電路 |
| Panasonic Megtron 4(R-5775K) | 3.8 | 0.008 | 200 | 3~4 倍 | 高速網路、PCIe Gen4 |
| Panasonic Megtron 6(R-5775N) | 3.4 | 0.004 | 200 | 5~6 倍 | 56G 以上 SerDes、5G 回傳網路 |
| Isola Astra MT77 | 3.0 | 0.0017 | 200 | 6~8 倍 | 毫米波、航太 |
| Rogers RO4003C | 3.38 | 0.0027 | >280 | 8~10 倍 | RF 前端、雷達 |
| Rogers RO4350B | 3.48 | 0.0037 | >280 | 8~10 倍 | RF 功率放大器、天線 |
| PTFE(RT/duroid 5880) | 2.2 | 0.0009 | 不適用 | 10~15 倍 | 衛星通訊、毫米波雷達 |
趨勢相當明顯:Df 越低,材料通常越昂貴,製造難度也往往越高。工程上的挑戰在於滿足訊號完整性要求,同時控制預算。
平衡 Df、成本與可製造性
實際上,許多高速設計會採用混合疊構,而不是整片電路板全部使用低 Df 材料。做法如下:
- 找出關鍵訊號層:識別承載最高速訊號的層別,例如 SerDes 通道、RF 走線及時脈分配。
- 只在必要位置使用低 Df 材料:針對關鍵訊號對,在相關核心板及相鄰半固化片層使用 Megtron 6 或同等材料。
- 其他位置使用標準或中等損耗材料:電源平面、低速控制訊號及機械支撐層可使用標準 FR4 或中等損耗材料。
- 確認相容性:並非所有材料都能良好接合。應確認熱膨脹係數(CTE)匹配、迴焊相容性,以及製造商建議的混合疊構組合。
JLCPCB 的低 Df PCB 製造能力
優質低 Df 材料與先進製程
JLCPCB 提供的不只是 FR4,而是完整的材料選擇。高速與高頻專案的工程師可選用多種低 Df 基板,包括常見的生益、Panasonic Megtron 系列、Rogers 及 Isola 材料。
多樣化材料會搭配先進製造技術,包括阻抗控制製程、雷射鑽微孔、複雜 HDI 逐次壓合及嚴格公差蝕刻。對採用 PTFE 基材的 RF 與毫米波設計而言,介電層厚度及銅層對位都會顯著影響成品的 Dk 與 Df 表現;JLCPCB 的製程控制可維持這些參數的一致性。
確保訊號效能一致的可靠生產
對高速通道而言,不同電路板與不同生產批次之間的一致性,和材料特性本身同樣重要。Df 變化 10% 對一般數位電路板可能影響不大,卻可能決定處於規格邊緣的 56G PAM4 通道能否正常運作。
JLCPCB 的品質管理包括進料檢驗、製程中阻抗測試(TDR 與網路分析儀),以及出貨前電性驗證。電路板可依 IPC-6012 Class 2 與 Class 3 標準製造,以確保成品符合設計所需效能。標準規格最快可於 1~2 天內完成,讓原型開發工程師能及時取得實體電路板,並將通道模擬結果與實際量測的 S 參數資料進行比較。
損耗因數常見問題
問:PCB 的損耗因數是什麼?
損耗因數(Df)又稱損耗角正切(tan δ),用來衡量 PCB 介電材料吸收多少電磁能量並將其轉換為熱,也就是介電材料每個週期損失能量與儲存能量之比。Df 越低,訊號損耗越少,對高速與高頻設計尤其重要。
問:高速 PCB 適合的損耗因數是多少?
工作速率超過 10 Gbps 的設計,通常建議使用在 10 GHz 下 Df 低於 0.010 的材料。56G 以上的極高速 SerDes 通道,目標 Df 應低於 0.005。Df 約為 0.020 的標準 FR4,通常只適合低於 5 Gbps 且頻率低於約 2~3 GHz 的應用。
問:損耗因數與介電常數有何不同?
介電常數(Dk)決定訊號傳播速度與傳輸線阻抗,損耗因數(Df)則決定介電層中有多少訊號能量轉換為熱而損失。兩者都是基板材料特性,也都會隨頻率改變。高速設計必須同時控制兩者:穩定的 Dk 可確保阻抗準確,低 Df 則可維持可接受的插入損耗。
問:高頻 RF 應用可以使用標準 FR4 嗎?
標準 FR4 的 Df 相對較高(0.018~0.025),而且 Dk 隨頻率的穩定性較差,因此通常不適合 2~3 GHz 以上的 RF 應用。RF 設計可依工作頻率考慮 Rogers RO4003C(Df=0.0027)、RO4350B(Df=0.0037)或 PTFE 基板(Df<0.002)。
結論
損耗因數是選擇PCB 材料時不可忽視的重要參數。當頻率超過數 GHz,介電損耗可能成為最大的損耗機制,標準 FR4 往往無法達到現代串列通訊協定與 RF 系統所需效能。選用低 Df 材料是一項工程決策,必須瞭解所需頻率、對應疊構,並經常透過混合材料方案平衡效能與成本。解讀任何公開 Df 數值時,除了數值本身,也必須考量其背後的量測方法及測試頻率。
持續學習
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......