熱傳導的物理本質:鋁基板與高功率電子散熱技術探討
1 分鐘
- 一、結構分析:金屬芯電路板的層次設計
-
- 二、應用背景:LED 產業對鋁基板的依賴性
- 四、製造面向設計的考量
- 五、未來趨勢與多層金屬芯PCB技術
- 結論
在電力電子及高亮度照明領域,熱量管理是提升性能的關鍵挑戰。隨著設備功率密度的提升,傳統環氧玻璃纖維基板(FR4)以約 0.25 W/m·K 的導熱率,往往制約系統散熱效率。鋁由於其優異的散熱性,成為當前熱控電路板設計的重要材料。一塊高性能的鋁基電路板,不僅是金屬與電路的結合,更涉及導熱係數、介電強度及熱應力等多重因素的精確平衡。
一、結構分析:金屬芯電路板的層次設計
與傳統 PCB 不同,金屬芯電路板(MCPCB)專注於優化熱傳導路徑。典型鋁基板包含三個主要層級:
- 電路層(銅箔):負責訊號與電流傳輸,銅箔厚度較一般板材增加,以適應大電流需求。
- 導熱絕緣層:此層為鋁基板效能的關鍵,需在提供高介電強度的同時,實現優異導熱率。目前先進材料導熱率範圍可達 1.0 至 9.0 W/m·K。
- 鋁基層:利用鋁的高熱傳導性,迅速將熱量從導熱層擴散至散熱片或周遭環境,形成有效散熱機制。

圖1. 高導熱鋁基板與多層 FR4散熱過孔方案仿真對比
二、應用背景:LED 產業對鋁基板的依賴性
LED PCB的設計在照明產業中逐漸超越元件承載的基本功能,更強調光效一致性。
1. 色溫漂移與熱管理的關聯性
LED元件的發射波長與其工作溫度呈正相關,若鋁基板散熱效率不足,將導致LED結點溫度升高,進而引起色溫偏移。此現象對商業照明、植物光照及攝影補光燈等要求光質穩定的應用尤為不利。
2. 功率密度提升的技術推動
隨著COB封裝技術的普及,單位面積熱量急劇增加。鋁基板的採用使工程師得以在有限空間內配置更高功率的LED,這一進步促成汽車前大燈向微型化和超高亮度方向演進。
三、金屬基板材料科學與表面處理
不同鋁材的機械特性與化學穩定性對最終產品性能影響重大。
1. 鋁合金的性能考量
1060鋁材因純度高而具備較佳導熱性,但機械強度偏低,適用於散熱需求高且結構強度可接受較低的場合。相對而言,5052與6061鋁材添加鎂、矽元素,熱傳導率稍低,但結構強度及加工性能優異,適合需要成形加工及振動耐受性的應用。
2. 表面處理與光反射特性優化
LED PCB通常選擇高反射率(超過90%)且穩定不易黃變的白色防焊漆,以提升光利用效率。而功率模組則更加注重錫噴鍍(HASL)或化金(ENIG)工藝的抗氧化性能,保障長期熱負荷下的穩定性。

圖2. 不同厚度鋁基層對穩態散熱效率的影響曲線
四、製造面向設計的考量
設計優良的熱管理PCB若忽略製造限制,容易導致低良率與返工成本增加。
1. 爬電距離與電氣安全標準
由於鋁基層為良導體,在220V交流或高壓直流環境中,必須確保銅箔邊緣與鋁基層間留有足夠爬電距離,通常建議板邊至少保持1.0毫米以上的絕緣區,以防漏電風險。
2. 裁切加工中可能的缺陷風險
鋁基板在裁切過程中容易產生微小金屬毛刺,若毛刺卷入電路層或線路,將引發嚴重短路。高規格製造商會採用專用數控銑刀及補償工藝,確保板邊整潔。
3. 焊接熱平衡的設計適配
由於鋁基板導熱迅速,迴流焊及手工焊接過程中熱量消散快,設計須在Gerber檔案中合理設置熱焊盤,並調整焊爐預熱條件,以避免虛焊情況。
五、未來趨勢與多層金屬芯PCB技術
隨著產品設計複雜度提升,單面鋁基板已無法滿足所有性能需求。
- 多層金屬芯結構的實現:目前技術允許雙面電路設計,並將金屬芯夾藏於中間層,或在多層FR4板中嵌入銅塊,特別適用於5G基站功率放大器
- 銅基板的高效散熱應用:當鋁基板的熱導率約200 W/m·K不足時,金屬芯PCB會升級為銅基板。在高熱流密度的雷射二極體與高頻雷達系統中,銅基PCB展現出了不可替代的散熱性能。
結論
鋁基板的應用範圍早已超越基本照明設計,成為現代電力電子、自動駕駛及綠能產業中不可或缺的熱管理組件。從電路設計階段的功率評估,到布局優化中的熱流路徑規劃,每一環節均影響最終產品的穩定性和壽命。在2026年的研發節奏下,選擇具備垂直整合製造能力的合作夥伴尤為關鍵。
JLCPCB憑藉深厚的鋁基板技術積累,不僅能供應高導熱及高耐壓材料,更透過自動化且透明的報價體系,協助工程師高效將設計理念轉化為可靠實物,提升產品在全球市場的競爭力。

持續學習
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......