如何選擇 PCB 層壓板,打造可靠的高性能電路板
2 分鐘
- 每片 PCB 的基礎——了解層壓板材料
- 常見 PCB 層壓板類型及其特性
- 選擇 PCB 層壓板時應考量的關鍵因素
- 層壓板選擇對設計與製造的影響
- JLCPCB 在 PCB 層壓板選擇與製造上的專業能力
- PCB 層壓板常見問題
- 結論
重點摘要
選擇正確的 PCB 層壓板,是打造可靠高性能電路板的基礎。請依應用選擇材料——基本設計與 5 GHz 以下應用可使用標準 FR4;無鉛組裝可選高 Tg FR4;高速數位設計可選低損耗材料;RF 與毫米波應用則適合 Rogers/PTFE。請優先考量穩定 Dk、低 Df、高 Tg 與低 Z 軸 CTE,並重新計算疊層以確保準確的阻抗控制。與經驗豐富的製造商合作,能確保最佳製程處理,並讓原型到量產都維持一致結果。
您是否曾想過,在任何銅走線完成佈線、任何元件放置之前,電路板本身究竟是由什麼構成的?在每個封裝焊盤下方、每個導孔穿過的位置,都是 PCB 層壓板,也就是支撐整個設計的工程材料。它很容易被忽略,卻會默默決定您的電路板能否承受回焊、維持阻抗,並在現場長年可靠運作。多數工程師會把時間花在元件選型與佈線上,但一切其實都從層壓板開始。即使原理圖完美,錯誤材料選擇仍可能導致高頻訊號損失、熱應力下分層,或阻抗超出公差。

相反地,正確的層壓板能為設計提供穩定且可預測的基礎。本指南將解析什麼是 PCB 層壓板、從常見 FR4 到特殊高頻材料的各種類型,並逐步說明選擇正確層壓材料時需要考量的電氣與熱性能因素。我們也會探討層壓板選擇對疊層 規劃、阻抗控制與實際製造流程的影響。
每片 PCB 的基礎——了解層壓板材料
什麼是 PCB 層壓板?它在電路板結構中的關鍵角色

PCB 層壓板是一種由補強材料組成的材料,通常是編織玻璃纖維布,並浸漬樹脂系統,通常為環氧樹脂,再經固化並覆上銅箔。覆銅層壓板(CCL)是指單面或雙面覆有銅箔的層壓板。玻璃纖維編織物通常占層壓板重量的 30% 至 50%,可提供機械強度與韌性,並幫助穩定尺寸特性。樹脂則將所有材料結合在一起,並作為銅層之間的絕緣材料。在多層板結構中,會使用稱為半固化片(prepreg)的半固化片材,將已固化的芯板壓合在一起。
層壓板特性如何影響整體 PCB 性能
層壓板的特性會影響電路板的表現。以下是最重要的層壓板特性:

- 介電常數(Dk):影響訊號傳播速度與阻抗。穩定的 Dk 可讓走線阻抗更可預測。
- 耗散因子(Df):決定介電損耗。Df 越低,高頻訊號表現越好。
- 玻璃轉移溫度(Tg):樹脂開始變軟的溫度。Tg 越高,材料能承受的熱循環次數通常越多。
- 熱膨脹係數(CTE):控制電路板受熱時的膨脹量,尤其是 Z 軸方向;此方向對導孔可靠性非常關鍵。
- 導熱係數:影響熱量從發熱元件擴散出去的能力。
常見 PCB 層壓板類型及其特性
標準 FR4 及其限制
對大多數電路板而言,FR4 是最常用的層壓材料,而且有充分理由——它是預設選擇。名稱中的「FR」並不是指它本身完全防火,而是代表它是一種編織玻璃纖維與環氧樹脂複合材料,具備低成本、機械強度高、易於製造且阻燃等特性。標準 FR4 的 Dk 約為 4.2 至 4.7,Df 約為 0.017 至 0.025,典型 Tg 約為 130 至 180 °C。不過,FR4 也有一些限制。其介電損耗會隨頻率急遽上升,且 Dk 在頻帶內變化明顯,使高速阻抗控制變得困難。此外,玻纖編織也會造成局部 Dk 變異,這對 5 GHz 以上需要嚴格匹配的差動對而言是個問題。對 RF、微波與超高速資料連線來說,FR4 往往已經不夠用。
高 Tg、低損耗與高頻層壓板
當標準 FR4 無法勝任時,幾類特殊材料就會成為主要選擇。下表列出代表性材料,以及它們各自適用的位置。
| 層壓板類型 | 範例 | Dk | Df(@10 GHz) | Tg | 最佳用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準 FR4 | 通用 FR4 | 4.2-4.7 | 0.017-0.025 | 130-180 °C | 數位、電源、<5 GHz |
| 高 Tg/低損耗 FR4 | Isola 370HR | 3.92 | 0.025 | 180 °C | 無鉛回焊、多層板 |
| 低損耗高速材料 | Isola I-Speed | ~3.6 | ~0.006 | 175 °C | 10-30 GHz 數位 |
| RF/微波 | Rogers RO4350B | 3.48 | 0.0037 | 280 °C | RF、天線、<30 GHz |
| 低損耗 RF | Rogers RO4003C | 3.38 | 0.0027 | >280 °C | 高頻 RF |
| PTFE | Rogers RT/duroid 5880 | 2.20 | 0.0009 | N/A | 毫米波、雷達 |
- 高 Tg 層壓板(Tg ≥ 170 °C)能在多次無鉛回焊後維持抗軟化能力,並降低 Z 軸膨脹,進而保護電鍍通孔。
- 低損耗層壓板具備 低 Df,並提供更理想的 Dk 對頻率曲線,可在多 Gb 連線中維持訊號完整性。
- Rogers 與 PTFE 等高頻 PCB 層壓板,為 RF 與毫米波應用提供非常低且穩定的 Dk 與極低損耗;許多層壓板會填充陶瓷,或使用 PTFE 完整補強。
另需注意,相較於 FR4 類材料約 0.4 W/mK 的典型值,Rogers RO4350B 具有較高導熱係數,約 0.69 W/mK,有助於支援高密度 RF 設計的熱管理。
選擇 PCB 層壓板時應考量的關鍵因素
介電常數、損耗因子與熱性能
請先從決策中最重要的三項特性開始考量。Dk 決定阻抗與傳播延遲;越低且越穩定越好。對高速設計而言,您希望阻抗與傳播延遲在所有頻率下都保持一致。Df(損耗正切)表示訊號有多少能量會被介電材料吸收。在隨時間變化的電場下,樹脂中的極化分子會以熱的形式損失能量,這稱為介電損耗,而且會隨頻率升高而增加。對 25G bps SerDes 連線而言,Df 0.020 與 0.003 之間可能有巨大差異。熱性能則補完整體評估。請將以下目標納入考量:
- Tg 應高於您的峰值製程溫度(PMT)並保留裕度。對無鉛 SAC305 製程而言,峰值約為 245-260 °C,建議目標為 170 °C 或更高。
- Td(分解溫度)代表樹脂發生化學分解的溫度;數值越高,可承受的回焊循環越多。
- Z 軸 CTE 應低於 70 ppm/°C,以避免損傷導孔孔壁;且在超過 Tg 後會大幅增加。
依應用、頻率與環境匹配層壓板
每項工作都有最合適的層壓板!消費性裝置與相位陣列雷達的需求截然不同,過度指定材料會浪費成本,指定不足則會帶來風險。請依照以下指南,將材料與任務匹配:
- 一般數位與電源設計(<5 GHz):標準或中 Tg FR4 是預設且具成本效益的選擇。
- 密集多層板與無鉛組裝:高 Tg FR4(180 °C 等級),用於提高熱可靠性。
- 低損耗層壓板,例如具低 Df 與平坦 Dk 的 I-Speed,適用於高速數位頻率範圍(10-30 GHz)。
- RF 與微波(最高約 60 GHz):使用陶瓷填充或 PTFE 材料,以獲得穩定低損耗性能。
在車用引擎室、井下設備與航電應用中,電路板必須在熱循環後仍能存活,因此需要高 Tg、低吸濕率與匹配的 CTE。
層壓板選擇對設計與製造的影響
疊層規劃與阻抗控制
您選擇的層壓板與半固化片類型,會決定各層之間的介電層高度,而這些高度會決定您的阻抗。請記住,資料表中的 Dk 值通常對應約 50% 樹脂含量;實際 Dk 與壓合後的半固化片厚度,才會決定真實介電高度與有效 Dk 值。如果要控制阻抗,例如 50 Ohm 單端或 90/100 Ohm 差動阻抗,走線寬度、絕緣層厚度(介電層)與銅厚必須相互協調。測試時阻抗失敗的常見原因,就是替換另一種層壓板卻沒有重新計算疊層。以下是一些疊層最佳實務:
- 對寬頻高速設計,請選擇 Dk 對頻率曲線平坦的層壓板。
- 保持疊層中的 Dk 相近,以維持不同層之間的阻抗一致性。
- 在混合疊層中匹配 CTE,以避免壓合期間產生膨脹不匹配。
- 考量玻纖編織樣式;更緊密、更優良的編織可降低細間距差動對的局部 Dk 變異。
不同層壓板類型的製程調整
不同層壓板需要不同製造方式,而優秀製造商會針對每種材料最佳化製程。在這裡,可製造性會轉化為真正的成本與良率。使用不同層壓板時,下列製程變數會有所不同:

- 壓合週期:每種樹脂系統都需要特定溫度與壓力曲線,而混合疊層必須共用相容的壓合週期。
- 鑽孔:不同材料需要不同進給與轉速。陶瓷填充層壓板與 Rogers 層壓板會讓鑽針磨耗更快,進而增加成本。
- 除膠渣與孔壁處理:不同樹脂需要不同電漿化學處理,才能確保良好電鍍。
- 蝕刻:銅箔輪廓與厚度會影響蝕刻補償;低厚度、低粗糙度(低 Rz,2µm)可降低高頻銅損,但需要謹慎處理。
一旦離開常見 FR4 的範圍,也就需要製造商調整製程;這正是與具備豐富材料經驗的製造商合作值得投資的地方。
JLCPCB 在 PCB 層壓板選擇與製造上的專業能力
認證高性能層壓板選擇
像 JLCPCB 這類現代 PCB 製造商,提供多種經認證層壓板,從常見與高 Tg 等級 FR4,到高頻應用所需的特殊 PCB 層壓板,包括 Rogers 與 PTFE 系材料。透過可用的認證選項,您可以依 Dk、Df 與 Tg 找到符合應用的材料,而不必承擔額外採購麻煩。這個材料系列讓設計人員能以同一供應鏈與公開材料資料,從低成本 FR4 原型順利轉向 Rogers 系 RF 電路板。
從原型到量產維持一致高品質結果
重複性是層壓板策略的真正衡量標準。如果原型板已達成阻抗匹配,那麼數千片量產板中的阻抗規格也必須保持一致。依照上述原則,JLCPCB 的製造服務提供了一種便利方式,能讓您從 $2 原型走向量產,同時維持相同層壓板特性、阻抗與可靠性。憑藉最快 1–2 天交期與整合式 SMT 組裝,您所選擇的基礎材料可從首件到大量生產都保持穩定。
PCB 層壓板常見問題
Q:PCB 層壓板由什麼組成?
PCB 層壓板是一種複合材料,由補強材料組成,通常是編織玻璃纖維布,並浸漬環氧樹脂等樹脂系統,再經固化並與銅箔結合。覆銅後,它就成為覆銅層壓板,也就是每片剛性 PCB 的基本建構材料。
Q:什麼時候應該從標準 FR4 改用其他材料?
當您的設計需要約 5 GHz 以上的高速訊號完整性、必須承受多次無鉛回焊循環,或在嚴苛熱環境中運作時,就應改用特殊層壓板。低損耗、高 Tg 或高頻 PCB 層壓板,可解決 FR4 在介電損耗與熱限制上的不足。
Q:層壓板選擇如何影響阻抗控制?
層壓板的介電常數與壓合後介電層高度會直接決定走線阻抗。由於實際 Dk 會受到樹脂含量與半固化片壓合後厚度影響,每次更換層壓板時,都必須重新計算疊層,才能讓受控阻抗維持在公差範圍內。
Q:無鉛組裝應選擇什麼 Tg?
對於峰值約 245 至 260 °C 的無鉛 SAC305 回焊,建議選擇 Tg 170 °C 或更高的高 Tg 層壓板。較高 Tg 與分解溫度可降低 Z 軸膨脹,並在多次熱循環中保護電鍍通孔。
Q:高頻層壓板是否更難製造?
是的,Rogers 與 PTFE 這類材料需要調整壓合週期、不同鑽孔進給與轉速,以及特定材料的除膠渣化學處理。陶瓷填充層壓板也會讓鑽針磨耗更快,因此與具備多種層壓板經驗的製造商合作,可確保一致且可靠的結果。
結論
選擇正確的 PCB 層壓板,是實現可靠高性能電路板時最關鍵的決策之一。從日常應用的標準 FR4,到高 Tg、低損耗與 Rogers RO4350B 或 PTFE 等進階 RF 材料,您的選擇會直接影響訊號完整性、熱可靠性、阻抗控制與產品長期耐用性。匹配良好的層壓板可確保您的設計能承受回焊、在不同頻率下維持穩定電氣性能,並在嚴苛環境中可靠運作。
透過理解 Dk、Df、Tg 與 CTE 等關鍵材料特性,並將它們與特定頻率、熱條件與可靠性需求對齊,您可以避免昂貴失效,同時最佳化性能與可製造性。與 JLCPCB 這類經驗豐富、提供多種認證層壓板與成熟製造專業的製造商合作,能讓您更順利地從原型進入量產,並維持一致品質。
持續學習
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......