高溫 PCB 為何首選高 Tg FR4
2 分鐘
- 選用高 Tg FR4 的主要優點
- 何時及哪些應用適合使用高 Tg FR4
- 高 Tg FR4 PCB 的製造要點
- JLCPCB 的高 Tg FR4 PCB 製造能力
- 高 Tg FR4 常見問題
- 結論
重點摘要
高 Tg FR4 是高溫 PCB 實現可靠效能的理想選擇。相較於標準 FR4,其玻璃轉移溫度可達 170°C 以上,具備更佳的熱穩定性、較低的 Z 軸熱膨脹係數(CTE),並可減少翹曲。高 Tg FR4 特別適合無鉛組裝,以及汽車、工業與 5G 等嚴苛應用,不僅能顯著提升長期可靠度,也可降低導通孔破裂與分層等缺陷。對重視耐用效能的工程師而言,只需增加有限成本,指定高 Tg FR4 即可獲得明確優勢。
您是否曾從無鉛迴焊爐中取出 PCB,卻發現電路板已經翹曲、分層或產生內部應力?如果有,問題可能出在標準 FR4。不過,另有一類稱為高 Tg FR4 的 基板材料,能在失去結構剛性之前承受更高溫度,已逐漸成為重視可靠度的工程師首選。隨著電子產品不斷微型化、密度與發熱量持續提高,PCB 基板的耐熱要求也隨之增加。汽車電子控制單元(ECU)、工業馬達驅動器、LED 電源模組及 5G 基礎設施設備,都是工作溫度可能超出標準 FR4 原始設計範圍的應用。

瞭解應在何時及為何指定高 Tg FR4 非常重要,否則原本預期可在實際環境中使用 10 年的產品,可能提早失效。本文將深入說明高 Tg FR4 的特性、與一般 FR4 電路板的差異、最適合採用的情境,以及如何運用高 Tg FR4 PCB 供應商的製造能力,獲得穩定可靠的成果。
高 Tg FR4 的意義及其與標準 FR4 的差異
Tg 是玻璃轉移溫度,指剛性聚合物基體開始軟化,並從堅硬的玻璃態轉變為橡膠態的溫度。標準 FR4 基板的 Tg 通常介於 130~140°C;高 Tg FR4 則將此臨界值提高至 170°C 以上,部分等級甚至可達 180°C 或更高。

這項差異十分重要,卻不一定能從外觀直接看出。當 PCB 溫度接近或達到 Tg 時,樹脂系統的熱膨脹係數(CTE)會大幅改變,Z 軸方向尤其明顯。Z 軸膨脹會對鍍通孔與埋孔施加巨大應力,可能導致電氣連接斷裂。以下並列比較兩者的關鍵特性:
| 特性 | 標準 FR4(Tg 約 130~140°C) | 高 Tg FR4(Tg 約 170~180°C) |
|---|---|---|
| 玻璃轉移溫度 | 130~140°C | 170~180°C |
| 熱分解溫度(Td) | 約 300°C | 約 340°C |
| Z 軸 CTE(低於 Tg) | 約 50~60 ppm/°C | 約 40~50 ppm/°C |
| Z 軸 CTE(高於 Tg) | 約 250~300 ppm/°C | 約 200~250 ppm/°C |
| 吸濕率 | 約 0.15% | 約 0.10%~0.12% |
| 1 GHz 時的介電常數(Dk) | 約 4.2~4.7 | 約 4.2~4.6 |
| 典型成本差異 | 基準成本 | 高約 10%~20% |
由此可見,CTE 與熱分解溫度的改善相當顯著。這些並非無關痛癢的小幅提升,而是能直接減少製造缺陷並延長產品實際使用壽命的關鍵差異。
玻璃轉移溫度(Tg)對 PCB 材料的重要性
玻璃轉移溫度在實際應用中為何如此重要?PCB 在迴焊、電路測試及正常運作期間,每次經歷熱循環,基板都會膨脹與收縮。若峰值溫度高於 Tg,膨脹速率便會大幅提高。
依據基材規範 IPC-4101,基板會按照 Tg、Td 與耐燃性數值劃分材料組別。高 Tg 材料通常符合 IPC-4101/126 或/129 等規格,其以示差掃描量熱法(DSC)或熱機械分析法(TMA)量測的最低 Tg 為 170°C。簡單來說,如果電路板在製造或實際使用期間的任何階段可能超過 130°C,採用標準 FR4 就已接近其材料極限。
選用高 Tg FR4 的主要優點
更出色的熱穩定性並減少翹曲
電路板翹曲是最常見的製造問題之一,大尺寸或薄型電路板在迴焊過程中尤其容易發生。當基板溫度接近 Tg、樹脂開始軟化時,電路板的機械剛性會下降。加上實際設計中的銅分佈通常不均勻,便會產生不對稱熱膨脹,使生產拼板彎曲或扭轉。

高 Tg FR4 在更高溫度下仍可保持機械剛性,因此電路板在迴焊期間能維持平坦,進而提高焊點可靠度。當板厚低於 1.0 mm,或生產拼板尺寸大於 250 mm × 200 mm 時,指定高 Tg 材料有助於減少翹曲所造成的良率損失。較低的 Z 軸 CTE 也能減輕熱循環期間施加於鍍通孔的應力。
在無鉛組裝及高溫環境中提供更佳效能
全球轉向無鉛銲接後,PCB 材料的耐熱能力變得更加關鍵。傳統錫鉛銲料(Sn63/Pb37)的熔點為 183°C;無鉛 SAC305 銲料的迴焊峰值溫度則為 245~260°C。一般無鉛迴焊過程中,PCB 可能會在 230°C 以上維持 60~90 秒。
對 Tg 為 135°C 的標準 FR4 而言,此時樹脂早已進入橡膠態,並在 Z 軸方向快速膨脹。高 Tg FR4 在迴焊峰值溫度下同樣會超過 Tg,但其熱分解溫度更高(約 340°C,而標準 FR4 約為 300°C),因此可提供更大的熱安全裕量。其優勢也不只限於組裝。引擎室內的汽車電子、工業控制系統及戶外電信設備等嚴苛環境產品,經常暴露於 85~125°C 的環境溫度;高 Tg FR4 有助於在這些工作條件下維持電路板的結構及電氣完整性。
提升長期可靠度與機械強度
可靠度不只是通過單次高溫事件,而是在產品使用壽命內承受數千次熱循環後仍不劣化。高 Tg FR4 已在熱衝擊試驗(IPC-TM-650 方法 2.6.7.2)及互連應力測試(IST)等加速壽命試驗中展現良好表現。
其可靠度優勢包括:
- 較低的吸濕率(0.10%~0.12%,標準 FR4 約為 0.15%),可降低分層及導電陽極絲(CAF)形成的可能性
- 提高尺寸穩定性,使溫度變化期間的層間對位更精確
- 在較高溫度下維持更佳彎曲強度,降低電路板承受機械應力時破裂的風險
- 提高對白斑(measling)及白紋(crazing)等樹脂劣化現象的抵抗能力
對要求符合 IPC-6012 Class 3 可靠度標準的高效能軍事、航太及醫療電子產品而言,高 Tg FR4 可能不是選配升級,而是產品必須符合的材料要求。
何時及哪些應用適合使用高 Tg FR4
依特定設計需求選擇 Tg 規格
適合的 Tg 數值並非所有設計都相同,可參考以下實用選擇架構:
| 工作條件 | 建議 Tg | 典型材料等級 |
|---|---|---|
| 消費性電子產品、室溫運作、錫鉛組裝 | Tg ≥ 130°C | 標準 FR4(例如生益 S1141) |
| 採用無鉛組裝的消費性電子產品 | Tg ≥ 150°C | 中 Tg FR4(例如生益 S1150G) |
| 採用無鉛組裝的汽車、工業或戶外設備 | Tg ≥ 170°C | 高 Tg FR4(例如生益 S1170) |
| 高可靠度、軍事或極端環境應用 | Tg ≥ 180°C | 高 Tg FR4(例如聯茂 IT-180A) |
高 Tg FR4 PCB 的製造要點
材料選擇與製程調整
並非所有高 Tg 材料都具有相同特性。除了 Tg 數值之外,工程師還應考量:
- 熱分解溫度(Td):Td 達到 340°C 或更高,可為無鉛組裝提供較大的製程裕量。
- T260/T288 數值:分別表示材料在 260°C 或 288°C 下發生分層前可承受的分鐘數。若要具備良好的無鉛製程相容性,建議確認 T260>30 分鐘、T288>15 分鐘。
- CAF 抗性:應用於導通孔間距較小的細間距設計時,請確認材料符合 IPC-TM-650 2.6.25 要求。
在製造環境中,高 Tg 材料通常需要採用與標準 FR4 不同的壓合週期,例如提高壓合溫度並延長保壓時間。較硬的樹脂系統也可能需要調整鑽孔參數,因為鑽針磨耗可能更快,孔壁品質也可能受到影響。優良的高 Tg FR4 PCB 製造商應已完成這些製程參數的驗證與文件化。
確保效能一致的品質管制與測試
高 Tg FR4 電路板的品質保證不應只包含電性測試。優良製造商通常會執行:

- 使用 DSC 或 TMA 進行進料檢驗,確認每批基板的 Tg 數值
- 完成熱應力試驗後進行切片分析,檢查導通孔孔壁完整性及鍍銅厚度
- 依 IPC-TM-650 方法 2.4.13,在 288°C 下進行 10 秒浮錫試驗,確認耐熱能力
- 執行熱應力測試,檢查分層、白斑及導通孔破裂
- 針對阻抗控制設計進行時域反射量測(TDR),確認阻抗及高 Tg 基板的 Dk 一致性
若電路板將用於汽車或航太應用,這些檢驗步驟尤其重要,因為此類產品通常要求批次可追溯性及材料認證,包括 UL 認證與 IPC-4101 細則符合性。
JLCPCB 的高 Tg FR4 PCB 製造能力
經認證的高 Tg 材料與先進製程控制
JLCPCB 提供來自可靠基板供應商的高 Tg FR4 材料,Tg 可達 170°C 以上。這些材料具備 IPC-4101 與 UL 認證,可提供受管制產業所需的完整材料文件與追溯資料。

JLCPCB 的壓合設備、鑽孔系統及電鍍產線均已設定適用於高 Tg 材料的製程參數,確保材料特性不會在製造過程中受損。這正是具備先進製程能力的製造商,與僅將高 Tg 當成選項標示的供應商之間的重要差異。
從原型製作到大量生產的可靠交付
無論是熱設計驗證所需的 5 片原型板,或量產所需的 5,000 片生產拼板,JLCPCB 的製造能力都能因應。標準規格最快可於 1~2 天內完成生產,基本 PCB 起價為 2 美元;在具競爭力的價格與快速交期下,指定高 Tg 材料的整體效益更具吸引力。

JLCPCB 的 SMT 服務可配合高 Tg 電路板所採用的無鉛迴焊曲線,讓材料優勢在組裝過程中得以維持。鋼網起價為 6 美元,一站式組裝模式則可簡化從裸板製造到完成組裝及測試的整體流程。
高 Tg FR4 常見問題
問:什麼是高 Tg FR4?
高 Tg FR4 是標準 FR4 玻璃纖維強化環氧樹脂基板的高耐熱版本,其玻璃轉移溫度可達 170°C 以上,而標準 FR4 約為 130~140°C。高 Tg FR4 具有更佳的熱穩定性、較低的 Z 軸膨脹量,以及更優異的高溫抗分層能力。
問:為什麼要使用高 Tg FR4,而不是標準 FR4?
當 PCB 會在無鉛迴焊(峰值溫度 245~260°C)期間承受高溫,或需要在嚴苛環境中運作時,高 Tg FR4 是較理想的選擇。相較於標準 FR4,它能降低導通孔孔壁破裂、電路板翹曲及分層的風險。
問:高 Tg FR4 比標準 FR4 昂貴嗎?
是的。由於採用更先進的樹脂配方,高 Tg FR4 的成本通常比標準 FR4 高 10%~20%。不過,相較於電路板總成本,這項增幅通常不大;尤其對多層板及汽車、工業或軍事產品而言,所帶來的可靠度優勢往往遠高於增加的材料成本。
問:無鉛組裝應指定多少 Tg?
若電路板採用 SAC305 銲料進行無鉛迴焊,建議最低 Tg 為 150°C。對 6 層以上的多層板,或需要經歷多次迴焊的電路板(例如雙面 SMT 組裝),指定 Tg 170°C 以上可提供更充足的安全裕量。
結論
在設計初期選擇適當的 PCB 基板材料,是影響產品可靠度的重要決策。高 Tg FR4 已成為需要長期可靠度、高工作溫度或無鉛組裝之應用的常用材料。雖然成本約增加 10%~20%,但可減少製造缺陷、實際使用失效率及保固問題,通常足以抵銷這項成本差異。
隨著電子產品應用於更嚴苛的環境,功率密度也持續提高,材料選擇將變得更加關鍵。瞭解 Tg、CTE 與熱可靠度之間的關係,便能根據實際條件做出明智選擇。當您準備將這些原則運用於產品時,JLCPCB 的高 Tg FR4 製造能力、可製造性設計(DFM)支援與快速生產服務,可協助您從原型製作到大量生產,取得可靠的高溫 PCB。
持續學習
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......