結構力學與阻抗控制結合:PCB板厚標準、銅厚計算與FR-4疊層實務設計
1 分鐘
- 1.6mm PCB 板厚標準的由來與適用範圍
- FR-4 基材剛性與抗變形能力
- 銅箔厚度與疊層的電氣及散熱平衡
- 不同 PCB 板厚的選擇思路與適用場景
- PCB 板厚與疊層設計常見問題
- 總結
重點摘要
- 板厚選型:1.6mm 是最常見的通用規格,但薄型裝置、高層數背板及大功率設備仍需按機構與製程需求選擇其他厚度。
- 結構剛性:板材抗彎剛度與厚度的三次方相關,板厚小幅下降也可能明顯削弱迴流焊期間的抗翹曲能力。
- 銅厚配置:0.5oz、1oz 與 2oz 以上銅箔分別適合高密度訊號、一般電源及大電流應用,並會改變總板厚與加工能力。
- 阻抗控制:微帶線阻抗同時受到介電層厚度、線寬、銅厚及材料介電常數影響,不能只以總板厚判定。
- 過孔可靠度:板厚增加但鑽孔直徑不變時,過孔縱橫比會升高,孔壁中心的電鍍均勻性與熱循環可靠度也會下降。
在硬體研發流程中,多數工程師會把重心放在電路拓撲、晶片選型與高頻訊號完整性佈線上。然而,當設計進入製板階段,PCB 的物理厚度、金屬層排布及基材選型等基礎參數,往往會成為影響成品良率與長期穩定性的隱藏難點。
板厚選取不只是配合機殼空間的尺寸問題,它會直接影響無鉛迴流焊時的抗翹曲能力、高頻走線的介電層厚度、過孔電鍍成形難度,以及金手指接插件的咬合強度。要同時兼顧電氣性能與結構耐用度,需要從材料力學與製造工藝兩方面規劃疊層。
1.6mm PCB 板厚標準的由來與適用範圍
談到 PCB 板厚,許多工程人員首先想到的都是 1.6mm。這個數值並非由單一半導體理論公式計算得出,而是電子產業長期量產後形成的常用標準,在材料供應、壓合製程、連接器規格及結構強度之間取得了實用平衡。
如今消費電子追求輕薄化,伺服器背板則可能採用二十層以上的高密度佈線。1.6mm 雖然仍是工業、汽車及一般電子產品的主流規格,但實際設計仍應參考PCB 板厚的重要性與選型因素,按產品條件調整:
- 薄板(0.4mm~1.0mm):常見於手機、穿戴式裝置及 M.2 固態硬碟,以部分結構強度換取更小的體積與重量。
- 標準板(約 1.6mm):機械剛性、加工成熟度、成本及常見連接器相容性較平衡,適合多數消費、工業與汽車電子產品。
- 厚板(2.0mm~3.2mm):適合通訊背板、大功率工業設備及需要承載大型重元件的產品,但需留意高層數壓合與過孔電鍍難度。
圖 1. 標準 1.6mm 四層 PCB 的典型疊層結構
FR-4 基材剛性與抗變形能力
中低頻電路板大多採用 FR-4 基材。FR-4 是由無鹼玻璃纖維布浸漬環氧樹脂,再經高溫高壓壓合而成的複合材料,成本適中並可滿足常見的 UL 94 V-0 阻燃要求。7628、2116、1080 等不同玻璃布型號會改變樹脂含量、壓合厚度、熱膨脹行為及板材硬度,設計時可配合FR-4 基材 PCB 設計指引進行材料選擇。
在簡化的均質薄板模型中,板材抗彎剛度可表示為:
式中 E 代表材料楊氏模量,h 為板厚,ν 是泊松比。由於 h 以三次方參與計算,板厚的細微變化便會大幅改變抗彎剛度。例如其他條件相同時,板厚下降不只令 PCB 稍微變軟,而可能令其抗彎能力顯著降低。
實際 FR-4 是具有方向性的玻纖複合材料,最終剛性還會受到玻璃布方向、銅箔分布、開槽及板框形狀影響,因此公式適合用來理解趨勢,量產設計仍需結合實際疊層與機構邊界評估。
無鉛迴流焊中的翹曲風險
板材剛性在 SMT 無鉛迴流焊工序尤其關鍵。爐內峰值溫度可接近 260℃;當溫度超過環氧樹脂的玻璃化轉變溫度 Tg 後,板材硬度會明顯下降。若板厚不足、剛性偏弱,板面受到重力及兩側銅箔熱應力差影響,便可能產生嚴重翹曲。
輕微翹曲可能使 BGA 焊點在冷卻後形成微裂紋;翹曲較大時,還可能引發 0201 等小型元件立碑、焊盤橋連及開路等焊接不良。因此,薄板設計除了考慮成品重量,也要同步確認拼板支撐、銅面平衡及迴流治具需求。
銅箔厚度與疊層的電氣及散熱平衡
決定整板總厚度的另一個關鍵變數是銅箔厚度。產業通常以每平方英尺銅箔的重量,即盎司(oz)作為標識。若需要了解標稱值與實際厚度的關係,可參考PCB 銅厚標準與換算方式:
- 0.5oz(約 18μm):多用於內層細線及高密度訊號佈線,有利於細線蝕刻。
- 1.0oz(約 35μm):是外層訊號與一般電源層的常用規格,可兼顧載流能力與加工精度。
- 2.0oz 及以上(約 70μm 起):常見於大電流供電板及工業設備,但線距補償、蝕刻難度與壓合填膠要求也會提高。
增加銅厚能提升載流與橫向散熱能力,但不代表所有層都應採用厚銅。銅箔厚度與介電材料配置會共同改變總板厚、線路蝕刻能力及高頻走線特徵阻抗,應按訊號層與電源層的實際功能分配。
微帶線阻抗匹配的尺寸限制
單端 50Ω 微帶線阻抗與介電層厚度、走線寬度、銅箔厚度及材料介電常數緊密相關。若以 1.6mm 總板厚製作四層板,外層與參考地平面之間的半固化片可能較厚;若仍要維持 50Ω 阻抗,通常需要加寬走線。
但在 0.5mm 間距 BGA 等高密度區域,寬線可能無法從焊盤之間正常引出。工程師可增加板層數,例如由四層升級至八層,壓縮單層介電厚度,在維持 1.6mm 總板厚的同時實現細線阻抗匹配。相關配置可參考多層 PCB 疊層與阻抗控制設計。
過孔縱橫比的製造邊界
過孔縱橫比等於板材總厚度除以鑽孔直徑,是評估鑽孔與孔銅電鍍能力的重要參數。1.6mm 板材搭配 0.2mm 鑽孔時,縱橫比為 8:1;若板厚提升至 2.4mm 而孔徑不變,縱橫比便會上升至 12:1。
縱橫比過大時,電鍍液較難充分交換至孔道中心,孔壁中段的銅層可能變薄甚至出現不連續。產品經歷高低溫循環後,薄弱位置便容易形成過孔斷路。高密度設計應同時考慮過孔對高速 PCB 訊號與可靠度的影響,並與製造商確認可量產的孔徑及縱橫比。
不同 PCB 板厚的選擇思路與適用場景
規劃疊層前,需要綜合元件封裝、機殼安裝空間、連接器規格、產品工作溫差、板面尺寸、層數及鑽孔能力選定板厚。不同厚度的優勢與限制如下圖所示:
圖 2. 不同 PCB 板厚的機械剛性、過孔縱橫比及適用場景比較
薄板適合空間受限且元件較輕的產品,但需要額外處理翹曲與裝配支撐;1.6mm 板具有成熟的供應鏈與製程窗口,是多數項目的穩健起點;2.0mm 以上厚板能提供更高結構強度,卻會增加高層數壓合、細孔電鍍及金手指連接器相容性的設計難度。
PCB 板厚與疊層設計常見問題
問:為甚麼 1.6mm 是最常見的 PCB 板厚?
1.6mm 是產業長期量產形成的通用規格,在板材供應、製造成本、機械剛性、連接器相容性及加工成熟度之間較平衡。但它並非所有產品的固定答案,仍需按機構空間、層數、元件重量及工作環境調整。
問:PCB 越薄是否越適合小型電子產品?
不一定。薄板確實能縮小體積與重量,但抗彎剛度會快速下降,容易在貼片、迴流焊、分板及裝配時產生翹曲。若板面較大或配置重型元件,還需評估支撐治具、固定點及銅面平衡。
問:1oz 銅厚是否一定等於 35μm?
35μm 是常用的標稱換算值。實際成品銅厚會受到基礎銅箔、公差、圖形電鍍及表面處理影響,內外層也可能不同。若載流、阻抗或散熱對銅厚敏感,應以製造商提供的成品規格與公差為準。
問:控制 50Ω 阻抗時只需要調整線寬嗎?
不是。阻抗同時受到線寬、銅厚、走線至參考平面的介電厚度、材料介電常數及阻焊層等因素影響。高密度設計通常需要先確定疊層,再由實際材料參數計算線寬與線距。
問:過孔縱橫比過大會造成甚麼問題?
孔道越深且孔徑越小,除膠渣、化學沉銅及電鍍液交換就越困難,孔壁中段可能形成薄銅或空洞。這些薄弱點在焊接熱衝擊與長期溫度循環後,容易發展成間歇性開路或永久斷路。
總結
PCB 板厚不是可隨意填寫的製板參數,它串聯了材料力學、高頻電磁學與 PCB 製造工藝。從常見的 1.6mm 規格、FR-4 抗彎特性,到銅箔厚度、介電層配置與過孔縱橫比,每一次板厚調整都會改變電路板的整體物理與電氣狀態。
正式投產前,設計人員應完整評估疊層尺寸帶來的應力與阻抗變化,並綜合平衡小型化、載流、散熱、加工能力及長期可靠度,才能確定最適合量產的板厚與疊層方案。
持續學習
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......