銅幣電路板:散熱解決方案
1 分鐘
- 什麼是嵌入式銅技術?
- 什麼是銅幣 PCB?
- 為何散熱是一個關鍵問題
- 為何在 PCB 中使用銅幣?
- 銅幣嵌入式 PCB 如何運作
- 銅幣嵌入式 PCB 製造方法:
- PCB 中使用的銅幣結構與類型
- 銅幣嵌入式 PCB 的優勢與應用
- 設計考量
- 結論:
在快速發展的電子產業中,裝置變得越來越小、越來越快、越來越強大,同時也擁有緊湊的尺寸。電力不再是問題,但將裝置封裝到更小的外形尺寸中則帶來了嚴峻的挑戰。無論我們正在開發電源轉換器、 LED 照明模組、汽車 ECU 還是 5G 通訊裝置,過多的熱量都會降低效能。它會縮短元件壽命。這就是銅幣嵌入式 PCB 成為一種智慧、現代的散熱解決方案的原因。將固態銅塊直接嵌入 PCB 中,可作為散熱器,將熱通量從關鍵元件迅速轉移出去。在本次討論中,我們將探討什麼是銅幣外露板、它們的功能、製造流程,以及其優勢與應用。
什麼是嵌入式銅技術?
銅鑲嵌是一種冷卻 PCB 銅幣或晶片的方法,其中會構建一個凸起部分。大多數 PCB 材料,例如 FR4,都是散熱用的低導熱率材料。加入銅提供了一條短而低電阻的路徑,讓熱量傳遞到外層或散熱器。這降低了元件溫度並延長了產品生命週期。它非常適合緊湊、高功率和對熱敏感的電子設計。
什麼是銅幣 PCB?
銅幣嵌入式 PCB 是一種印刷線路板,其中在發熱元件處將一枚銅(幣或塊)整合到板中。這枚銅幣將實現與 PCB 另一側(或散熱器)的直接熱耦合,提供快速、低損耗的熱傳遞。
對於傳統的 PCB,熱擴散是透過銅層和導熱孔來促進的。問題在於 FR4 的導熱性不佳(約 0.3 W/m·K),而銅的導熱率可達 401 W/m·K。這種顯著的對比使得銅幣對於熱成像非常有用。
為何散熱是一個關鍵問題
因為每個裝置都有轉換效率,如果轉換效率為 90%,則有 10% 的能量會以熱的形式散發。這就是為什麼 MOSFET 和 IGBT 摸起來很燙,甚至 BGA 處理器或電源 IC 也會變得很熱!它們需要一個主動冷卻單元來更快地散熱。電路微型化意味著在更小的空間內有更多元件,從而在 PCB 內部產生熱量。如果電路板無法快速散發這些熱量:
- 元件會超過安全操作溫度。
- 裝置效能變得不穩定。
- 焊點會隨著時間而弱化。
- 產品可靠性和壽命顯著下降
這使得更智慧的熱管理成為必要,而非選項。
為何在 PCB 中使用銅幣?
隨著電子產品不斷追求更高的功率密度,熱控制變得越來越重要。選擇銅幣是因為它們能最大化熱傳遞效率,在無需大型外部散熱器的情況下保持 PCB 尺寸非常小,並且非常適合精準運行高功率和高頻裝置。銅幣提供的垂直熱傳導路徑遠優於傳統的 PCB 散熱技術。
銅幣嵌入式 PCB 如何運作
這是一個簡單的概念,只需將銅塊放在需要熱擴散的元件(電源 IC、MOSFET、LED 和 BGA)下方。保持銅幣與表面齊平,或使其凸起以接觸附近的散熱器或機殼本身。
工作原理分解:
| 特點 | 功能 |
|---|---|
| 與元件焊盤直接接觸 | 熱量從元件傳遞到銅幣 |
| 銅的高導熱率 | 使熱量能夠快速在 PCB 中移動 |
| 熱量傳遞到空氣或散熱器 | 將元件溫度維持在安全範圍內 |
這提供了一條直接路徑,降低了熱阻,並允許在極端負載下提高效能。
銅幣嵌入式 PCB 製造方法:
製造銅幣 PCB 需要高精度的銑削和受控的接合。此流程通常包括:
1. 電路板預處理: 準備內層,為銅幣預留一個空腔位置。
2. 空腔銑削: 以嚴格的公差銑削出一個槽或凹槽,以實現精確的銅幣配合。
3. 銅幣插入: 謹慎地將一枚平坦或階梯狀的銅幣放入空腔中。
4. 接合/填充: 使用樹脂、焊料或壓入式封裝來固定銅幣並消除氣隙。
5. 表面處理: ENIG、OSP 或 HASL 表面處理,以增強可焊性和抗氧化性。
6. 測試: X 光和熱效能測試確保接合完整性與熱傳導。
此圖片可以最有效地放置在流程描述之後,以便為使用者釐清含義。
PCB 中使用的銅幣結構與類型
在 PCB 製造過程中,銅幣被插入到電路板內精密加工的槽中,並直接放置在高功率元件下方,以創建一條高效、低熱阻的熱傳導路徑。銅幣整合通常分為兩種配置:
- 嵌入式銅幣 PCB: 在這種方法中,銅被放入銑削出的空腔中,並在 PCB 層壓 期間層壓到位。銅幣以強大的機械黏著力和極低的熱阻與 PCB 堆疊接合。當結構強度和熱效能要求都很高時,這是一種受歡迎的技術。
- 埋入式銅幣 PCB: 在這種配置中,銅幣被放入銑削出的凹槽中,並在層壓週期中使用半固化片層進行封裝。銅幣保持完全封閉在 PCB 結構內。雖然它提供類似的散熱優勢,但通常是在銅必須保持於內部且不暴露於外表面時選用。
銅幣可以製造成多種幾何形狀,例如 T 形、L 形、階梯形或其他客製化輪廓,以增加熱傳遞接觸面積並在空間受限的 PCB 佈局中最佳化效能。
銅幣嵌入式 PCB 的優勢與應用
銅幣 PCB 提供更好的熱傳遞以及抗電壓降低功能,並能帶來獨特的溫度降幅(5-10°C),同時保證抗破損特性,從而延長產品壽命。它們在 PCB 表面外部構建的熱路徑有助於避免使用笨重的 散熱器,保留了設計靈活性和更涼爽的工作環境,並且對於空間、氣流或噪音有顧慮的裝置也能節省成本。它們也可以用作固態金屬芯 PCB 的更經濟替代方案。
由於這些優勢,銅幣技術已被應用於高功率 LED、汽車 ECU、馬達驅動器、5G 電信硬體、電源電子、工業控制系統、GPU/BGA 板以及射頻/微波裝置。
設計考量
在開發銅幣 PCB 時,工程師需要考慮以下事項:
- 正確的銅幣尺寸,包括直徑、形狀和厚度
- 與高速訊號走線的適當絕緣距離
- 銅幣材料鍍層以減少氧化
- 避免氣隙以獲得最佳導熱性
- 平整度控制以確保元件焊接品質
強烈建議在流程的早期階段就諮詢 PCB 製造商。
結論:
隨著更高的效能被整合到更小的佔位面積中,散熱已成為電子系統的主要設計問題。銅幣嵌入式 PCB 在 PCB 層級提供了一種智慧、可靠且高效的散熱解決方案。它們能直接從熱源實現快速熱傳遞。透過最小化熱阻並防止元件相互傳導熱量,此技術延長了產品壽命、提高了系統效率,並確保了可靠的操作。憑藉在製造銅幣 PCB 方面的先進能力,JLCPCB 為工程師提供了一個可靠且經濟實惠的解決方案,以增強電路板層級的散熱效果。
Q: 什麼是銅幣 PCB?
A: 銅幣 PCB 將固態銅塊(銅幣)直接嵌入電路板中,為高功率元件提供一條高效率、低熱阻的散熱路徑。
Q: 與傳統散熱管理相比,銅幣 PCB 有哪些優勢?
A: 銅的導熱率(401 W/m·K)遠優於 FR4,能在無需笨重外部散熱器的情況下,迅速將元件溫度降低 5–10°C,節省空間和成本。
Q: 銅幣 PCB 的製造流程複雜嗎?
A: 此流程涉及空腔銑削、精確的銅幣插入、樹脂/壓入式接合、表面處理和熱測試。它需要高精度,但使用的是成熟、可靠的技術。
Q: 銅幣 PCB 適用於哪些應用?
A: 非常適合高功率 LED、汽車 ECU、5G 設備、電源電子、馬達驅動器、GPU/BGA 板以及其他高熱密度場景。
持續學習
PCB 防焊、絲印與表面處理指南:HASL 與 ENIG 比較、SMT 鋼網設計
一塊 PCB 的焊接品質,在板件出廠前已大體定型。決定其成敗的,是防焊、絲印、表面處理三項板廠工序,以及 SMT 環節的鋼網。四者分屬不同責任方,最終卻在同一焊點上體現結果;任一環節存在疏漏,焊接良率立即反映。 製造資料確認重點 發板前把防焊顏色、開窗、絲印間距、表面處理與鋼網厚度寫入製作說明,並讓 PCB 廠與 SMT 廠在同一份資料上完成確認。 一、PCB 防焊層:防焊層的作用 先從一個常見疑問談起:防焊層為何多為綠色?原因在於製程成熟度。綠色油墨的工藝最為成熟,AOI 檢測時的影像對比度亦最佳,綜合成本最低。黑色油墨會增加線路目檢的難度;白色油墨經高溫製程後存在泛黃風險,外觀選型應在下單前與板廠確認製程能力。 PCB 防焊層是覆於銅箔表面的高分子油墨,承擔三項職能: 約束焊接過程中錫膏的流動範圍,避免非預期連接。 作為線路防護層,抵禦氧化、濕氣與機械刮傷。 提供基礎電氣絕緣。安規層面的絕緣要求仍由基材與間距承擔,防焊層不作為唯一判斷依據。 圖 1. PCB 表層結構與防焊、絲印、表面處理位置 顏色選型常被當作外觀問題處理,實則牽動檢測與可靠度兩個層面,不宜在設計末端才倉促決定。 二、防焊層設......
了解 PCB 製造中防焊材料的角色
防焊,也稱為 防焊油墨 (solder mask),沒錯,它們是同一種東西。只是兩個不同名稱,但「solder mask」在全球更被廣泛採用。這兩個名稱都指的是用於 PCB 上的保護塗層,用來防止焊錫流到不該去的地方。雖然「solder mask」較常被使用,但「solder resist」在技術上更為正確,因為這種抗焊材料在組裝過程中會阻擋焊錫。儘管如此,業界通常將兩者視為同義詞。 防焊材料對於防止短路至關重要,但相較於銅走線與基材,它常被忽略。它位於絲印層下方,被視為 PCB 的第二層頂層。通常,它決定了 PCB 的顏色,常見的有綠色、紅色、藍色和黑色,而這些顏色正是防焊層本身。在組裝過程中,這層確保焊錫只附著在指定位置。若沒有防焊,PCB 可能會出現連接不良、短路以及整體性能問題。本文將涵蓋防焊的定義、種類、材料、製程,以及為何它在現代 PCB 製造中不可或缺。 什麼是防焊? 防焊是一層薄薄的保護性聚合物塗層,覆蓋在 PCB 的銅走線上,除了焊墊或導通孔等需要焊錫的部位外。其主要目的是在焊接過程中防止熔融焊錫在相鄰導體間形成橋接。 防焊的關鍵功能 防止短路 保護線路圖形免受灰塵、熱與濕氣影響......
模組化硬體板邊導電選型:PCB邊緣電鍍與半孔
模組化硬體板邊導電選型:PCB邊緣電鍍與半孔 藍牙模組、Wi-Fi模組、電源管理子卡大量採用板對板直連,省掉連接器後整機厚度壓到極限。硬體工程師佈局階段常遇到的抉擇:板邊要導電,到底選邊緣電鍍還是半孔?兩種工藝報價相差近一倍,製程難度、可靠度方向完全不同,選錯了不是成本浪費就是批次性報廢。 邊緣電鍍(Edge Plating)是把金屬沉積在PCB側壁,用於接地屏蔽、導電滑軌與結構件電氣搭接;半孔即城堡孔(Castellated Holes),是開在板邊的金屬化通孔對半銑切形成的焊接接點。前者服務於屏蔽與結構導電,後者服務於模組級焊接互連,定位不同,設計規則也完全不同。 一、兩種板邊工藝的成型原理 邊緣電鍍的標準流程:板內先完成圖形與鑽孔,銑出外形成型邊,側壁經化學沉銅與電鍍加厚,銅層與板邊截面金屬結合。側壁銅厚常規要求≥20μm,與內層接地網路需透過板邊「梳齒狀」銅箔或導通孔引電。為防止鍍液殘留與後續分層,成型邊需預留導角,阻焊油墨嚴禁上側壁。半孔的成型邏輯相反:先在板內完成通孔鍍銅,數控銑刀沿孔中心對半分割,板邊露出半圓弧金屬凹槽,熔融錫膏沿孔壁毛細爬升形成立體焊點。 術語差異同樣明顯:歐美圖面......
PCB 電鍍厚度完整指南:孔壁銅、IPC 標準、ENIG/HASL 與可靠度
重點摘要 電鍍厚度直接影響 PCB 耐用度:孔壁與銅層的電鍍厚度會直接影響 Via 可靠度、電流承載能力以及長期使用壽命。 孔壁銅厚具有最低要求:依原文引用的 IPC-6012,Class 2 PCB 的平均孔壁銅厚約為 20 µm,Class 3 則約為 25 µm。 厚銅可改善熱與機械性能:例如 2 oz Copper 可以提升電流承載能力、散熱能力以及 PCB 的機械強度。 均勻電鍍非常重要:合理的 Aspect Ratio 與穩定的製程控制,可以降低孔壁電鍍不均以及 Thermal Cycling 後開裂的風險。 Surface Finish 也需要正確選擇:適合的表面處理與穩定製造品質,是維持 PCB 長期可靠度的重要條件。 為什麼兩片看起來完全相同的 PCB,在實際使用環境中的壽命卻可能大不相同?其中一片可以承受數千次 Thermal Cycle,另一片卻可能在幾個月內出現 Via Crack。 其中一個重要因素,就是電鍍厚度(Plating Thickness)。 這些看似只有數 µm 的金屬層,實際上負責傳導電流、防止焊墊氧化,並維持 Via Barrel 的完整性。電鍍厚度是否符......
OSP PCB 表面處理完整指南:製程、優勢、ENIG/HASL 比較與選型
重點摘要 什麼是 OSP:OSP(Organic Solderability Preservative,有機保焊膜)是一種水性、具成本效益的 PCB 表面處理,在裸銅焊墊上直接形成約 0.2–0.5 μm 的有機保護膜。 OSP 的主要優勢:與 ENIG、HASL 等金屬表面處理不同,OSP 幾乎不增加焊墊高度,因此具有非常優異的表面平整度,特別適合 Fine-Pitch SMT 與高密度消費性電子產品。 組裝時效需要控制:OSP 對儲存與操作條件較敏感。真空包裝開封後,通常應在 24–48 小時內完成 SMT 組裝。 適合的應用:OSP 特別適合 Fine-Pitch BGA、QFN 以及標準雙面 SMT 製程。 不適合的應用:OSP 缺乏耐磨金屬層,因此不適合 Gold Fingers、Edge Connector、Castellated Hole Module,以及部分具有特殊高可靠度規範的軍工應用。 1. 為什麼 PCB 製造需要表面處理? 1.1 裸銅容易受到氧化與污染 PCB 上的裸露銅走線與焊墊一旦接觸環境中的氧氣與濕氣,就會快速氧化,形成具有絕緣性的 Copper Oxide。 這......
PCB Encapsulation 樹脂封裝指南:Potting、材料選擇、DFM 與可靠製造
重點摘要 Encapsulation vs. Potting:Potting 會使用永久性外殼,而 Encapsulation 固化後形成可獨立存在的樹脂包封模組;兩者都能提供完整的環境隔離。 Encapsulation vs. Conformal Coating:保形塗層重量輕且較容易返工,但主要適用於較溫和的環境。PCB 樹脂封裝能提供可支援 IP67/IP68 浸水防護等級的完整隔離能力,但代價是幾乎無法維修。 樹脂選擇:Epoxy 具有高剛性與良好耐化學性;Polyurethane 具有較佳柔韌性,適合溫度循環;Silicone 則特別適合 −50°C 至 200°C 以上的高溫與寬溫環境。 DFM 注意事項:元件之間應保留足夠 Clearance,封裝方向最好配合樹脂流動方向,並利用實體 Dam 防止樹脂流入 Connector、Test Point 等 Keep-Out Zone。 製造品質是基礎:乾淨、高精度組裝並經 AOI、X-Ray 等嚴格檢驗的 PCBA,是後續取得可靠樹脂封裝效果的重要基礎。 什麼是 PCB 樹脂封裝?為什麼如此重要? 現代電子組件如果需要在惡劣環境中工作,就......