PCB Gerber File 技術與製造優化指南
1 分鐘
- 1.RS-274D (Legacy)
- 2. RS-274X (Extended Gerber)
- 3. Gerber X2 (The Modern Standard)
- 1. 座標系與單位不對齊:
- 2. 缺少孔徑對應表:
- 3. 鏡像混淆:
- 4. 浮點數精度損耗:
- 五、DFM 視野:如何通過 Gerber 優化製造?
在 PCB 設計和製造之間,有一種非常精確的數據協議。當設計完成並準備交付給工廠時,所有的電路幾何、焊盤座標和阻焊定義,都必須轉換成一種格式:Gerber 檔案。
如果你問一個資深 CAM 工程師,什麼是 Gerber 檔案,他會告訴你,這不僅僅是一堆座標數據,它是 PCB 的生產 DNA。沒有正確的 PCB Gerber 檔案,即使是最完美的設計也只是一張無法實現的數字幻影。
一、為什麼 Gerber 是工業標準?
Gerber 檔案本質上是一種開放的二維向量圖像格式。它描述了電路板上每一個元素的精確位置、形狀和大小。為什麼我們不直接傳送原始的 .PcbDoc 或 .brd 檔案?
- 軟體相容性:不同 CAD 軟體之間的算法差異可能導致渲染錯誤。
- 智慧財產保護:Gerber 檔案只包含製造所需的幾何信息,不包含電路邏輯和設計規則,能保護設計者的核心技術。
- 設備驅動:製造廠的雷射繪圖機(Photoplotter)與直接成像設備(LDI)是基於光柵數據運作的,而 Gerber 格式正是為此類精密光學加工而生。
二、格式演進:RS-274X 與 Gerber X2 的權衡
理解 Gerber 檔案格式的演進,是避免製造錯誤的第一步。
1.RS-274D (Legacy)
這是最原始的格式,需要一個單獨的光圈表(Aperture List)檔案。因為數據與描述分離,極易導致尺寸失准,目前已基本被淘汰。
2. RS-274X (Extended Gerber)
目前業界的主流標準。它將光圈定義、單位(公制/英制)和坐標信息封裝在單 PCB Gerber 檔案中。特點:支援多角形填充、負像層(Negative Layers)與自定義光圈。它利用 X 與 Y 的坐標序列(如 X12345Y67890)來精確引導繪圖機。
3. Gerber X2 (The Modern Standard)
這是 Gerber 檔案格式的重大突破。除了幾何數據,它還加入了屬性(Attributes)標籤。優勢:它能自動識別檔案的層序(例如:這是 Top Copper 還是 Bottom Solder Mask,大幅減少了人工識別錯誤。如果你追求 2026 年的高效能自動化生產,提交 PCB 生產檔案時選擇 X2 格式是更專業的做法。
三、剖析數據集:一套完整的 PCB Production Files 包含什麼?
一套合格的 pcb gerber 資料夾並非雜亂無章的堆砌,它是一套結構嚴密的物理描述。
| 文件後綴 (常用) | 代表層屬性 | 製造功能 |
| .GTL / .GBL | Top / Bottom Copper | 描述導電銅箔的線路與焊盤佈局 |
| .GTS / .GBS | Top / Bottom Solder Mask | 定義防焊綠油開窗區域,防止橋接 |
| .GTO / .GBO | Top / Bottom Silkscreen | 零件標號、Logo 與輔助標記的印字 |
| .GTP / .GBP | Top / Bottom Solder Paste | 鋼網製作數據,決定錫膏印刷體積 |
| .GKO | Keep-Out Layer | 描述電路板的物理外形與開槽 (Outline) |
| .DRL | NC Drill File | 描述過孔與插件孔的鑽孔座標與孔徑 |
圖1. Gerber 層與實體 PCB 對應關係圖
四、避坑指南:Gerber 生成中的致命錯誤
即便你是一名優秀的電路設計師,在導出 Gerber 文件的時候,仍然可能因為疏忽而毀掉整個批次。以下是 CAM 工程師最常見的退件理由:
1. 座標系與單位不對齊:
如果你的線路層使用的是英制,而鑽孔文件使用的是公制,或者兩者的坐標原點不一致,最終生產出的板子會發生鑽孔偏移,變成廢板。
2. 缺少孔徑對應表:
在 PCB 生產文件中,.DRL 文件必須與 PCB Gerber 層同步。如果缺少圓孔與方孔的定義,或者孔徑補償未設置,將直接影響插件元件的組裝良率。
3. 鏡像混淆:
工程師有時會錯誤地將底層數據鏡像導出。標準的規範是:所有層都應從頂部向下看的角度進行導出。
4. 浮點數精度損耗:
在複雜的高密度佈線中,如果導出時設置的座標精度不足,累積的捨入誤差可能導致細間距 BGA 的焊盤位移。
五、DFM 視野:如何通過 Gerber 優化製造?
一個高質量的 PCB Gerber 文件應該具備高度的可製造性。
- 孤島銅箔處理:在 Gerber 數據中檢查是否存在無意義的碎銅,這些碎銅在蝕刻過程中可能脫落並造成短路。
- 最小線寬與間距檢查:確保你的 Gerber 文件數據符合製造廠的製程能力。
- 阻焊與焊盤的擴張:在 Gerber 數據中,阻焊層通常應比焊盤大 2-4 mil,以防止印刷偏差導致錫膏爬上綠油。

圖2. Gerber 數據中的線路寬度與蝕刻補償模擬圖
2026 趨勢:邁向 IPC-2581
雖然 Gerber 文件格式依然是目前的主流,但業界正逐漸向 IPC-2581 邁進。與傳統 PCB Gerber 相比,IPC-2581 是一個單一、智能且包含物料清單與疊層信息的數據交換格式。但在目前,精通 Gerber 文件的調優依然是每一位電子工程師的必修課。
理解 what is Gerber 文件只是第一步,真正的挑戰在於如何透過精確的數據定義,消除製造過程中的不確定性。從座標系的對齊到層屬性的標記,每一個 PCB Gerber 文件的細節都直接映射為最終硬體的可靠性。身為工程師,當你點擊「Export Gerber」按鈕時,你交付的不僅是數據,更是對物理規律的嚴謹控制。當你的設計需要最精密的對位與最純粹的信號完整性時,選擇像 JLCPCB 這樣具備全自動 CAM 審核與 LDI 雷射成像能力的合作夥伴,能確保你的 PCB 生產文件在現實世界中得到 1:1 的完美還原。

持續學習
軟性 PCB 製造:流程、材料、設計規則與成本
許多硬式 PCB 製造的基本步驟,同樣適用於軟性 PCB 製造。不過,軟性 PCB 使用聚醯亞胺(PI)或 PET 薄膜,這些材料在加工過程中可能因濕度及溫度變化而膨脹或收縮,令圖層對位、覆蓋膜開口及彎折區設計變得更複雜。例如,若覆蓋膜開口沒有預留足夠的黏著劑流動空間,或導通孔落在彎折區,即使設計符合規則,仍可能出現製造缺陷或組裝失效。 圖:有膠型與無膠型軟性覆銅板 本指南將介紹軟性 PCB 製造流程及其運作方式,涵蓋 CAM 審查、材料準備、雷射成形及最終檢驗。你亦會了解靜態及動態軟板應用中的基材選擇、銅箔與覆蓋膜、IPC 標準、品質測試,以及軟性 PCB 製造的成本因素。 什麼是軟性 PCB 製造? 在柔性介電薄膜(通常為聚醯亞胺)上製作印刷電路,再覆蓋柔性保護絕緣膜的製程,稱為軟性 PCB 製造。其流程與硬式 PCB 製造相似,但薄膜處理、對位及外形加工方式有所不同。 軟性 PCB 的結構組成 軟性電路由銅導體、柔性介電薄膜、黏著劑及覆蓋膜組成。銅層數量決定其結構: 單面軟性電路:以聚醯亞胺作為基材,表面覆蓋單層銅箔,並使用最薄、最具柔韌性的覆蓋膜。 雙面軟性電路:基材薄膜兩面均有銅箔,並透......
深入工廠內部:PCB 製造流程全面解析
重點摘要 CAM 準備可預防錯誤:CAM 會按照工廠實際公差驗證設計,在生產前發現錯誤鑽孔檔案及電路板外形短路。 材料選擇控制熱性能:標準 FR-4 在接近 130°C 時會軟化,而高 Tg 材料在 170°C 左右仍能保持剛性,適合要求較高的熱環境。 內層先蝕刻:內層必須在層壓前完成蝕刻及檢查,因為壓合後便無法再接觸內部走線。 鍍層厚度確保可靠性:通孔需要進行樹脂清除及多步驟電鍍,才能維持 20 µm 銅厚並承受熱循環。 表面處理取決於元件:HASL 適合基本元件,但細間距 BGA 需要 ENIG 等平整表面,以避免焊錫橋接。 PCB 製造流程會將一個包含 Gerber 檔案的資料夾,轉化為內部埋有銅箔的硬質電路板。由上載檔案到出貨,設計會經過約 20 個化學及機械階段,而其中大部分都在你看不到的槽體內完成。任何一項輸入錯誤,都可能令整批電路板報廢。一個繪製得過於狹窄的環形環,鑽孔後會變成破裂的孔壁,因此通常要到電氣測試時才會發現。 本指南涵蓋完整製程:CAM 檢查、內層蝕刻、層壓、鑽孔、電鍍、阻焊及表面處理。你將了解每個階段如何影響銅箔,以及哪些設計選擇決定電路板能否順利完成製造。 圖 1:P......
了解 SMT PCB 電路板技術:現代電子產品的關鍵組成部分
表面貼裝技術(SMT)改變了現代電子產品的製造方式,令設計及組裝方法更有效率。許多現代電子產品都依賴 SMT 印刷電路板(PCB),讓電路設計可以更小巧、更高效,這正是現今科技所需。本文將介紹多種 SMT PCB、其用途,以及設計和組裝的最佳方法。 1. 甚麼是 SMT PCB? SMT PCB 是一種使用表面貼裝技術,將電子元件直接安裝在電路板表面的印刷電路板。傳統通孔技術需要讓元件引腳穿過電路板;SMT 則可實現更小巧、元件密度更高的設計。由於這種方式能提升電子裝置的效能並加入更多功能,SMT PCB 適用於眾多用途。 2. SMT 元件的類型 SMT 元件有不同種類,每種都有自身優點,適合不同用途: 電阻: 表面貼裝電阻體積小,廣泛應用於各種電路。它們限制電流流動,有助於維持電壓水平及訊號完整性。 電容: SMT 電容對濾波及儲存能量極為重要。由於體積細小,非常適合需要節省空間的高密度 PCB 設計。 電感: 電感以磁場形式儲存能量,用於電源控制。SMT 電感體積小、效能良好,適合高頻電路。 積體電路(IC): SMT IC 將多項功能整合在單一封裝中,對現代電子產品十分重要。其體積小及整合......
適配HDI高階製程普及趨勢:Gerber X2/X3、ODB++與IPC-2581
車用電子、AI伺服器、低軌衛星通訊需求持續放量,六層板、八層任意層互連HDI板已經是常規訂單,板廠產線全面導入智慧化CAM與自動化曝光設備。硬體工程師打樣階段最頭疼的並非佈線本身,而是製造檔案包反覆被板廠工程師退回:阻抗備註缺失、槽孔鑽帶漏標、層別順序對不上,一來一回,兩週打樣週期直接報廢一半。統計下來,打樣延期的理由裡,檔案格式與資訊完整性問題佔了相當比重。 PCB製造檔案三十年來經歷三次疊代:早期RS-274X標準Gerber只承載純圖形,ODB++把疊層、鑽孔、網表、元件資料打包成單一資料庫,IPC-2581則以中立XML格式打通設計到製造的全數據鏈。三套格式如今同時活躍在供應鏈裡,各自有擁護者,工程師若不了解底層差異,輸出階段就會吃暗虧。 一、三套格式的技術底層差異 Gerber本質是矢量光繪語言,RS-274X把座標、光圈(Aperture)、D碼指令寫進單一檔案,三十年相容性讓它成為板廠CAM的通用語言。Gerber X2在圖形基礎上增加屬性區塊(TF、TA、TO指令),把檔案功能、孔屬性、物件屬性寫進光繪檔,CAM軟體讀了就能自動分辨阻焊層、字符層與鑽孔圖。Gerber X3再進一步......
先進PCB導通孔填孔方案:提升訊號完整性與BGA佈局
重點摘要 透過封閉孔洞,防止迴焊期間焊錫流入導通孔,避免BGA焊錫虹吸。 採用Type VII焊盤內導通孔消除狗骨式走線,釋放更多佈線空間。 需要平坦焊盤時選擇非導電樹脂,需要傳熱時則選擇銅環氧樹脂。 需要進行表面研磨,將凹陷控制在25微米以內,以確保良好的錫膏印刷品質。 使用切片試片及飛針測試,驗證隱藏在孔內的填孔品質。 PCB導通孔通常是中空的鍍通孔,但當這種開放結構直接放在細間距BGA焊盤下方時,便會產生問題。迴焊期間,焊錫可能流入導通孔,使BGA焊點缺少焊錫。導通孔填孔會封閉孔洞,並在某些情況下於孔口上方電鍍,以形成平坦表面,從而解決這項問題。這能更有效地控制焊錫、增加佈線空間,並讓高密度電路板的佈局更簡潔。 本指南將說明: 填孔實際上會在鍍通孔內部產生什麼作用 以簡單方式說明IPC-4761的七種導通孔保護類型 比較非導電樹脂、銅環氧樹脂及電鍍銅填孔 焊盤內導通孔如何釋放細間距BGA下方的佈線空間 未填孔的導通孔為什麼會從BGA焊球吸走焊錫 平坦化、凹陷限制,以及會導致返工的空洞 了解PCB導通孔填孔及其在高密度互連中的作用 什麼是PCB導通孔填孔及其運作方式 PCB導通孔填孔會把中空的......
深入解析現代PCB製造流程
重點摘要 及早攔截缺陷:CAM DFM與AOI會在壓合封閉電路板之前,找出內層開路與短路。 DFM預防:自動化檢查會及早發現蝕刻液陷阱、銅箔碎片及間距不足。 可靠互連:化學去膠渣會清除孔壁上的樹脂殘膠,防止熱循環失效。 100%網路測試:飛針或針床系統會在包裝前測試每一條網路是否存在開路與短路。 符合IPC規範:最終品質檢查會依IPC-A-600 Class 2或Class 3驗證孔環及鍍層厚度。 在您很少看見的PCB製造步驟中,往往正是這些流程決定電路板能否在實際使用環境中長期存活。從上傳Gerber檔案到收到成品板之間,一個生產拼板會經過多道檢驗與品質檢查,其中任何一道都可能使生產暫停。 從某個檢查點漏掉的缺陷,可能一直隱藏到很久以後才被發現。內層開路、脆弱的導通孔孔壁或受損的防焊橋,或許能通過基本工作台測試,卻在實際產品經歷反覆熱循環後失效。本指南將PCB生產線視為一系列品質關卡,逐步說明每個關卡檢查什麼、能捕捉哪些缺陷、可能遺漏什麼,以及生產拼板未通過檢查後會如何處理。 基礎階段:準備PCB設計與內層 可以把工廠生產線視為一連串不可逆的關卡。每個拼板只會向前移動,不會退回上一道工序。壓合機......