仿真不收斂排查:SPICE 收斂故障機理與 LTspice 對策實操
1 分鐘
- 一、三類典型錯誤訊息速查
- 二、為什麼電源與功率模擬容易出現收斂問題
- 三、兩類常見收斂故障
- 四、求解器參數與排查路線
- 總結
- SPICE 與 LTspice 收斂排查常見問題
- 相關閱讀
電源工程師的日常工作中,經常遇到這種情況:電路圖已經檢查三遍,確認沒有問題,按下執行後,螢幕卻彈出一行紅字,模擬直接停止。網路上的對策五花八門:修改 .options、加入電阻、縮小時間步長,輪流嘗試卻像抽籤。其實,收斂問題九成有跡可循;不了解錯誤訊息背後的數值機理,才會讓排查變成毫無方向的嘗試。
SPICE 電路模擬將電路方程表示為非線性方程組 f(x) = 0,並透過牛頓-拉夫森法,依照下方公式逐步逼近實際解。LTspice 的演算法已比傳統引擎更具容錯能力,但模型與電路結構中的問題,仍需要使用者自行處理。先建立錯誤訊息與對策的對照表,排查時依循明確路線,會比反覆搜尋論壇更有效率。
圖:牛頓-拉夫森法的收斂迭代公式
其中,f′(xn) 在電路中對應的是雅可比矩陣,也就是電路在目前電壓與電流狀態下的電導矩陣。
注意事項
SPICE 收斂問題應先依錯誤類型,定位數值或電路拓撲方面的原因,再調整求解器參數。先確認模型、節點與直流通路合理,再使用直流工作點分析指令 .op、節點初值設定指令 .nodeset,或 GMIN 步進法進行驗證。
一、三類典型錯誤訊息速查
錯誤訊息雖然各式各樣,但大致可歸納為三類,其發生階段與優先採用的對策各不相同:
「時間步長過小(Timestep too small)」多出現在開關切換、理想源階躍或寄生振鈴的時刻:求解器為了追蹤波形突變而持續縮小時間步長,直到達到軟體下限,仍無法滿足誤差要求,只能停止求解。「矩陣為奇異矩陣(Matrix is singular)」則指向另一類問題:某個節點沒有通往接地的直流通路,導致雅可比矩陣不可逆,方程無法求解。最棘手的是直流工作點不收斂:迭代初值距離實際解太遠,方程組在多個解之間反覆振盪,雙穩態電路與具有遲滯特性的比較器鏈就是典型場景。
二、為什麼電源與功率模擬容易出現收斂問題
切換式轉換器的電流變化率(dI/dt)與電壓變化率(dV/dt),比線性電路高出數個數量級。切換瞬間,電壓可能在奈秒等級的時間內變化數百伏特,寄生參數引起的振鈴頻率又可能達到切換頻率的數十倍,求解器的時間步長必須在毫秒等級的週期與奈秒等級的尖峰之間反覆調整。多電源系統的上電順序、理想開關與理想二極體的組合,以及變壓器一次側與二次側的電位浮接,都可能引發收斂問題。
三、兩類常見收斂故障
浮動節點與孤立迴路。MOS 電晶體模型的內部節點、壓控開關的控制端,以及變壓器繞組的串聯組合,都可能缺乏直流通路,讓靜電荷無法釋放,進而造成矩陣奇異。典型場景是變壓器的兩個繞組與電容形成孤立網路。
過度使用理想元件。理想電壓源直接並聯電容、導通電阻為零的開關,以及沒有損耗的理想變壓器環流,這些在紙面上成立的元件,在數值求解中都可能形成剛性方程。為開關串聯少量電阻、為電壓源加入少量內阻,反而能讓模擬更接近實際硬體。
四、求解器參數與排查路線
參數調整應放在收斂排查的後段。先理解每個參數的物理意義再進行修改,盲目加入大量參數只會引入新的不確定性。
1常用 .options 參數對照
| 參數 | 預設值 | 調整方向與作用 |
|---|---|---|
reltol |
0.001 | 放寬至 0.01,調整穩定性與精度之間的取捨;先讓模擬完成,再收緊誤差。 |
abstol/vntol |
1 pA/1 µV | 分別為電流與電壓的絕對容差,難以收斂時可適度放寬。 |
trtol |
7 | 控制時間步長調整的積極程度;波形失真明顯時可調低。 |
gmin |
10−12 S | 節點對地的微小電導,是 GMIN 步進法的核心調整參數。 |
| 最大時間步長 | 自適應 | 手動設定為最小時間常數的十分之一。 |
2預防性建模習慣
- 主動為浮接節點提供洩放路徑:在節點與接地之間並聯 1 GΩ 等級的高阻值電阻,或加入極小的漏電導,在不影響直流精度的同時,從源頭排除浮接問題。
- 為開關與二極體串聯小電阻,阻值可依功耗選擇 1 mΩ~0.1 Ω;電壓源並聯電容時,可為電壓源串聯 1 mΩ 內阻,同時改善收斂性與模型真實性。
3分段排錯法
- 先使用
.op驗證直流工作點,再透過.nodeset為關鍵節點設定接近實際狀態的初始電壓,多穩態電路可藉此鎖定正確解。 - 將複雜系統分段驗證:先檢查開環,再檢查單一模組,最後驗證全橋閉環。啟動過程使用軟啟動斜坡取代突變階躍,可降低收斂難度。
圖:浮動節點故障與 LTspice .options 求解器參數調整
SPICE 收斂參數調整注意事項
先排查電路拓撲:確認浮動節點具有直流洩放路徑,避免將模型或接線問題誤認為單純的參數問題。
再調整精度:reltol、abstol、vntol 與最大時間步長的放寬,應配合波形與誤差驗證,不能只追求「能夠執行」。
最後對照實際硬體:為理想元件加入合理的寄生參數後,模擬結果通常更接近實際電路。
總結
收斂問題的本質,是電路模型與數值演算法之間的摩擦。排查時,應先依速查表定位錯誤類型,再採取對應措施:矩陣奇異時檢查浮接節點,時間步長過小時檢查方程剛性的來源,工作點不收斂時則使用GMIN 步進法與節點初值設定指令 .nodeset。與其事後反覆搜尋論壇,不如平時養成預防習慣:浮接節點提供洩放路徑、理想元件保留合理損耗、複雜系統分段驗證。模擬工具就像放大器,會如實放大建模的嚴謹或隨意。
SPICE 與 LTspice 收斂排查常見問題
問:LTspice 出現「時間步長過小(Timestep too small)」通常代表什麼?
通常表示波形在切換、理想源階躍或寄生振鈴處變化過快,求解器持續縮小時間步長,仍無法滿足誤差要求。可先檢查方程剛性的來源、加入合理的寄生參數,再評估最大時間步長與容差設定。
問:「矩陣為奇異矩陣(Matrix is singular)」應如何排查?
先尋找沒有通往接地之直流通路的浮動節點、孤立迴路,或浮接的模型內部節點。為節點加入高阻值洩放路徑,並確認電壓源、電容與變壓器網路的參考點。
問:GMIN 步進法與 .nodeset 各自適合什麼情況?
GMIN 步進法透過暫時加入節點對地的微小電導,協助穩定迭代,適合難以建立工作點的電路;.nodeset 則為關鍵節點提供接近實際狀態的初始電壓,適合多穩態或對初值敏感的電路。
問:理想電壓源直接並聯電容,為什麼容易造成不收斂?
理想源與理想電容會形成高度剛性的方程,切換瞬間容易產生變化速度無限大的電流,或劇烈的時間步長變化。可為電壓源加入少量內阻,並為開關、二極體與變壓器模型保留合理損耗。
問:reltol、abstol 與 vntol 應如何調整?
先以預設值定位問題,再小幅放寬相關容差,並比較波形、工作點與關鍵輸出的誤差。參數調整應放在排查流程的後段,不能取代對模型、接地與電路拓撲的檢查。
問:SPICE 模擬收斂後,是否代表硬體一定能正常運作?
不代表。收斂只表示數值求解器找到可接受的方程解,仍需檢查元件額定值、寄生效應、熱條件、PCB 佈局與實機量測結果,才能確認硬體可靠性。
相關閱讀
持續學習
如何在 EasyEDA 中從零開始繪製電路圖
今天,我們將從零開始設計一個電路,我會展示整個繪製原理圖的流程。在 EasyEDA 中,你可以遵循哪些注意事項與設計策略,讓你的 PCB 看起來專業又出色。我們要設計的是一塊充電器板,難度中等。過程中會先讀取 datasheet,挑選所需元件,再依邏輯完成電路。我將帶你走一遍我個人設計 CN3058E 鋰鐵磷酸電池充電器(含保護)的流程,從最初構想到最終原理圖與 PCB,全部在 EasyEDA 完成。 EasyEDA 簡介 談到電子電路設計,最受歡迎的線上工具之一就是 EasyEDA。這套免費雲端平台讓工程師、業餘玩家與學生都能在瀏覽器內完成繪圖、模擬,甚至直接設計印刷電路板。 與傳統需安裝的軟體不同,EasyEDA 完全線上運作,協作與專案分享更簡單。不論你是剛玩 Arduino 的新手,還是準備量產 PCB 的專業人士,EasyEDA 都能輕鬆上手。 什麼是 EasyEDA?為何選它? EasyEDA 是整合式設計環境,支援: 原理圖繪製 – 從零畫出電路圖。 電路模擬 – 打樣前先用虛擬方式驗證。 PCB 佈線 – 將原理圖轉成電路板。 一鍵下單 – 直連 JLCPCB 生產。 主要優點: ......
使用 GPT-6 與 Codex 進行 AI PCB 設計【逐步指南】
Altium MCP 透過模型上下文協定(Model Context Protocol,MCP)伺服器,將 Altium Designer 連接至 AI 助理,讓 AI 直接呼叫 Altium 本身的腳本功能,而不必透過截圖辨識後再點擊操作。我們使用 GPT-6 in Codex 與開源 eda-agent 伺服器,實際設計一塊 230 VAC、10 A 的 BL0942 電能計量板,從資料表一路完成至通過 DRC 檢查的製造檔案。 AI 負責選擇元件、繪製原理圖,以及擺放、佈線和檢查電路板;電路設計決策、元件擺放參考及各項修正,仍由工程師掌控。 本指南將介紹: Altium MCP 與 eda-agent 伺服器的運作方式 如何將 Codex 中的 GPT-6 連接至 Altium,並確認連線 AI 如何選擇元件、繪製原理圖,以及擺放和佈線電路板 AI 匯出了哪些檔案,以及哪些部分仍需要工程師修正 注意事項 這些伺服器均為獨立的第三方開源專案。JLCPCB 與 Altium 並未開發、擁有、審查、認可或支援這些工具,也不對設計、檔案、電腦或共享資訊的遺失或損壞承擔責任。本文僅供教育用途。 安裝前......
使用 Claude Code 與 Altium MCP:從環境設定到 PCB 設計
前言 Claude Code 能否直接在 Altium Designer 中協助設計 PCB?透過 Altium MCP 伺服器,它可以存取正在開啟的專案、建立及修改設計元素,並透過工具呼叫執行任務。但它實際上能處理 PCB 設計流程中的多少工作? 為了找出答案,我使用了eda-agent,一個由第三方開發的開源 MCP 伺服器,將我的 CH32V005 元件測試器重新製作成雙層 PCB。專案涵蓋元件選型、原理圖繪製、封裝擺放、佈線及設計檢查等完整流程。本文將實際示範整個工作流程,包括 Claude Code 能夠自動化處理的工作,以及仍須由我掌控的工程決策。 本指南將介紹: Altium MCP 伺服器的用途,以及 eda-agent 的運作方式 如何將 eda-agent 連接至 Claude Code,並確認設定是否正確 如何從元件選型開始,完成一塊已佈線的雙層 PCB Claude Code 在哪些環節需要修正及人工介入 整個工作流程消耗多少 Token,以及實際應用上的限制 圖:透過 Altium MCP 伺服器在 Altium Designer 中完成佈線的 CH32V005 元件測試......
GPT-6 Astra 在 KiCad 中的 PCB 設計:從簡述到已驗證原生專案
重點摘要 OpenAI 發布的內容:發佈頁面展示 GPT-6 Astra 在 KiCad 中進行 PCB 佈局的 15 秒濃縮片段。 模型完成的工作:它將四行設計簡述轉化為 44 × 34 mm 的雙層 PCB,涵蓋電路、封裝、元件放置、佈線,以及原生雙頁原理圖。 工作重點:元件放置及佈線只是其中一部分。兩個互相連結的原理圖頁面、專案本地元件庫,以及 45 個元件與其封裝之間以 UUID 建立的連結,對保持專案一致性至關重要。 實用發現:KiCad 回報 46 項原理圖一致性問題。這些問題透過修正元件欄位及未連接標記解決,而不是加入規則排除。 零違規的含意:KiCad 10.0.4 在已啟用的規則下回報 0 項 ERC 及 0 項 DRC 違規。另有五個 DRC 類別及四個 ERC 類別被忽略。 GPT-6 Astra 生成的 PCB 初看可能很簡單,但要建立整潔的原生 KiCad 專案,遠不只是產生一塊完成佈線的電路板。原理圖、元件庫、封裝及元件連結都必須保持一致。 在本專案中,GPT-6 Astra 在 KiCad 中建立並檢查 TPA3116D2 立體聲放大器,重點是保持原生專案一致,而不是......
GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中設計 PCB:成功之處、失敗環節與經驗總結
重點摘要 測試內容:讓 GPT-6 Astra 存取本機安裝的原生 EasyEDA Pro 3.2.149,並根據四行書面需求,設計一個 TPA3116D2 立體聲擴大機。 產出成果:完成一片 44 × 34 mm、包含 40 個表面黏著元件(SMD)的雙層 PCB,以及內嵌元件庫、可編輯的原生 EasyEDA Pro 專案。 出現問題的環節:第一次完整匯入後,專案正常開啟,外觀看起來也合理,但初次原生驗證仍回報了涉及 120 個 PCB 焊墊的 50 項關聯不符。 修正方式:為每個匯入的封裝指定唯一名稱與識別碼後,全部 50 項訊息均已清除。問題源於 EasyEDA Pro 在匯入時,將元件庫名稱相同、但原本應保持獨立的封裝,視為同一個封裝。 尚未證實的事項:電路板僅通過軟體檢查,尚未製造、組裝或量測,因此不能據此對輸出功率、熱性能或電磁相容性(EMC)提出結論。 多數關於 GPT-6 Astra PCB 設計能力的討論,都集中在一項使用 KiCad 的示範。相同工作流程能否在另一款電子設計自動化(EDA)工具中重現,此前尚未有公開示範。 本次測試於 2026 年 9 月 10~11 日進行,使......
AI PCB 設計:透過 EasyEDA Pro 將提示詞轉化為 PCB
重點摘要 AI PCB 設計:透過 AI 代理,在實際的電子設計自動化(EDA)編輯器中,自動完成原理圖建立、元件選型、佈局與驗證,而不只是生成圖片。 工作流程:透過 EasyEDA API 閘道器、開源 API 技能套件與本機橋接伺服器,將 EasyEDA Pro 連接至 AI 程式開發代理,例如 Claude Code 或 Codex。 設定與本機運作:設定約需十分鐘,並完全採用本機優先架構:設計資料、API 呼叫與中間產生的程式碼,都不會離開您的電腦。 製造銜接:由於代理放置的是真實元件庫中的元件,匯出的物料清單(BOM)能對應至 JLCPCB 可採購並組裝的實際料號。 硬體設計一直存在一個與物理原理無關的瓶頸:花費大量時間拖曳符號、重新命名網路,以及微調走線位置。如果這些重複性的操作能交由 AI 代理處理,情況會如何?這個代理不只是畫出一張電路圖片,而是操作實際的 EDA 編輯器,放置真實的符號、導線與封裝,讓您可以將設計直接送交製造。 AI PCB 設計是在 EDA 環境中,透過 AI 代理自動處理部分原理圖建立、元件選型、PCB 佈局與設計驗證工作。這套工作流程已不再停留於構想。透過 ......