AI 用於 PCB 設計的工具:哪一款適合您的工作流程階段?
3 分鐘
- AI PCB 設計工具的類型
- 2026 年的 10 款 AI PCB 設計工具
- AI PCB 設計工具比較
- 如何選擇 AI PCB 設計工具
- AI PCB 設計工具有哪些限制?
- 結論
- AI PCB 設計工具常見問題
AI 工具如今已能協助處理 PCB 架構、原理圖生成、元件選型、元件擺放、佈線及設計驗證。不過,不同工具所針對的 PCB 工作流程階段各不相同。
本指南將根據各種 AI PCB 設計工具的實際功能、所需輸入資料,以及它們在實際工程流程中的定位,進行比較。
本指南將帶您了解:
- 六種類型的 AI PCB 工具,以及各自所需的輸入資料。
- 依照設計階段,逐一比較 AI PCB 設計工具的功能。
- 如何根據目前的設計進度與使用的 EDA 軟體,選擇合適的工具。
- 為什麼 AI 產出的設計仍需要工程驗證。
圖:AI PCB 設計工具與各個設計流程階段的對應關係。
AI PCB 設計工具的類型
AI PCB 設計工具可分為六種類型。若要縮小選擇範圍,請根據您目前已有的資料,選擇對應的工具類型:構想、需求、原理圖,或已完成元件擺放的電路板。
圖:PCB 設計中的 AI 協作助手與自主佈局引擎比較。
| 工具類型 | 起始輸入資料 | AI 協助處理的工作 | 典型輸出 | 工具範例 |
|---|---|---|---|---|
| AI 設計助手 | 設計問題或現有專案 | 提供建議與審查 | 設計建議 | Flux、搭配 AI 代理的 EasyEDA Pro |
| AI 原理圖生成工具 | 需求或文字提示 | 架構與原理圖 | 原理圖與 BOM | CELUS、Circuit Mind、ProtoFlow |
| AI 元件選型工具 | 需求或原理圖 | 元件選型 | 元件清單與 BOM | CELUS、Circuit Mind、Flux |
| AI 佈局工具 | 原理圖與設計約束條件 | 元件擺放與佈線 | PCB 佈局 | Quilter、Cadence Allegro X AI |
| AI 自動佈線工具 | 已完成元件擺放的電路板 | 佈線 | 已完成佈線的 PCB | DeepPCB、Flux AI Auto-Layout |
| AI 原生 EDA | 產品需求 | 在同一工具中處理多個設計階段 | 原生 PCB 專案 | Flux、JITX、ProtoFlow |
不同工具對設計流程的接管程度也有所差異。從技術流程的角度來看,協作助手型工具會提出修改建議,並讓您自行做出每一項設計決策。相較之下,自主佈局引擎可根據您提供的約束條件,產生完整的元件擺放與佈線候選方案,再由您審查與完善。
2026 年的 10 款 AI PCB 設計工具
以下 10 款工具涵蓋從需求到佈線的工作流程。此清單並非排名;合適的選擇取決於您的起始輸入資料,以及所使用的 EDA 軟體。
1. Flux
Flux 是一款以 AI 代理為核心、在瀏覽器中運作的 PCB 設計工具。它適合希望使用單一工具,從構想一路完成至已佈線電路板的創客、新創公司與小型團隊。
Flux 能夠規劃設計、尋找有庫存的元件、完成原理圖接線、擺放元件與佈線,並在作業過程中執行電氣規則檢查(ERC)與設計規則檢查(DRC)。
- 輸入:以自然語言撰寫的需求說明,包含目標、約束條件、介面及偏好的元件。
- 輸出:可編輯的 Flux 專案,以及 Gerber、鑽孔、BOM 與元件貼裝座標檔案。
- PCB 工作流程階段:從需求到佈局。
主要限制:Flux 將 AI Auto-Layout 定位於簡單至中等複雜度的電路板,但關鍵走線可能仍需手動佈線。
延伸閱讀:如何使用 Flux.ai 設計 PCB(逐步指南)
2. Quilter
Quilter 是一款以物理特性為導向的 AI 佈局引擎,可根據現有原理圖進行設計。它適合已完成原理圖,並希望取得多個佈局候選方案的硬體團隊。
它支援自動元件擺放與佈線,並會報告針對每個設計執行的物理特性檢查與設計規則檢查。
- 輸入:Altium、Cadence、OrCAD、Siemens Xpedition 或 KiCad 檔案,包含電路板外形、固定元件、疊構與規則。
- 輸出:以原生 ECAD 格式回傳的佈局候選方案。
- PCB 工作流程階段:元件擺放與佈線。
主要限制:它不會生成原理圖。等長匹配、RF 佈線,以及盲孔或埋孔等功能仍在持續開發,因此也必須手動檢查。
3. Cadence Allegro X AI
Allegro X AI 是 Cadence Allegro X 平台中的生成式 AI 佈局應用程式,特別適合已在 Allegro X 中採用約束驅動設計流程的企業團隊。
它能產生不同的元件擺放方案、建立電源與接地平面,並在電氣及製造約束條件下,為關鍵網路進行佈線。
- 輸入:包含網表、電路板外形與約束條件集的 Allegro X 設計。
- 輸出:Allegro X 環境中的元件擺放、平面與佈線結果。
- PCB 工作流程階段:佈局,並透過整合的 Sigrity X 平台進行訊號完整性(SI)與電源完整性(PI)分析。
主要限制:它在 Cadence 環境中運作,因此較適合已取得 Allegro X 授權的團隊,而非個人創客。
4. Altium Designer
Altium Designer 是專業 EDA 平台,其文件所介紹的 AI 功能屬於 Altium 365 雲端環境的一部分。對於已使用 Altium,並希望在不改變既有工作流程的情況下加入 AI 功能的團隊而言,它是順理成章的選擇。
Altium 365 Requirements Portal 中的 Engineering Assistant(工程助手),可根據自然語言指令建立、編輯與審查需求。
- 輸入:Altium 365 中的需求文字,以及供第三方 AI 工具使用的原生 Altium 專案。
- 輸出:結構化需求;原理圖與佈局仍保留在 Altium Designer 中。
- PCB 工作流程階段:需求階段,並在設計編輯器中提供 Octopart 元件資料。
主要限制:Altium 並未將 ActiveRoute 等佈局自動化功能描述為 AI。若要使用 AI 元件擺放或佈線,Altium 使用者會將設計匯出至 Quilter 或 DeepPCB 等工具。
5. EasyEDA Pro
EasyEDA Pro 是一款免費 EDA 工具,可在瀏覽器或桌面用戶端中執行,AI 則透過其擴充功能 API 與工具連接。它適合尋找免費、具備內建元件庫,且能處理原生設計專案之 EDA 工具的創客與小型團隊。
EasyEDA 官方提供的 API 技能套件,可讓 Claude Code 等 AI 程式開發代理執行 API 指令,編輯原理圖與 PCB、搜尋元件庫,以及執行 DRC。
- 輸入:原生 EasyEDA Pro 專案,以及傳送給已連接代理的指令。
- 輸出:可編輯的原生 EasyEDA Pro 專案及其製造檔案。
- PCB 工作流程階段:透過代理傳送至 API 的指令,可完成原理圖、元件選型、佈局與 DRC。
主要限制:結果取決於連接的代理或擴充功能,每次修改都需要在原生編輯器中驗證。
延伸閱讀:AI PCB 設計:透過 EasyEDA Pro 從提示詞走向 PCB
6. CELUS
CELUS 是一款在瀏覽器中運作的 AI 平台,可將需求轉換為參考原理圖與 BOM。它適合從需求出發,並希望在流程早期取得包含元件供應資訊之 BOM 的工程師。
它可透過引導式問題收集需求、配對元件與參考設計、生成原理圖,並執行設計檢查。
- 輸入:以自然語言撰寫的需求。
- 輸出:包含供應鏈資料與替代元件的參考原理圖及 BOM,可在 Altium、Cadence、Siemens、Fusion 或 KiCad 中開啟。
- PCB 工作流程階段:需求、元件選型與原理圖。
主要限制:CELUS 的工作流程在佈局之前結束,因此元件擺放與佈線必須透過其他工具完成。
7. Circuit Mind
Circuit Mind 是一款可將硬體架構轉換為原理圖與 BOM 的 AI 設計平台,專為需要經過最佳化、且具備完整文件之設計的專業與企業團隊打造。
此工具會根據成本、尺寸、功耗與供應情況等目標搜尋元件組合,接著生成原理圖並執行驗證檢查。
- 輸入:包含功能區塊、訊號與約束條件的架構圖。
- 輸出:原理圖、BOM、ECAD 原理圖與元件庫檔案,以及功耗、失效模式分析(FMEA)與降額報告。
- PCB 工作流程階段:架構、元件選型與原理圖。
主要限制:輸出止於原理圖與 BOM;開始使用前,需要先進行產品示範與導入流程。
8. DeepPCB
DeepPCB 由 InstaDeep 開發,是一款透過強化學習訓練的雲端 AI 佈線引擎,適合自行手動完成關鍵網路佈線,並希望快速完成一般佈線工作的設計者。
其 Cooper 助手會檢查疊構、網路類別、差分對、平面與間距,接著由引擎為其餘網路進行佈線。
- 輸入:來自 Altium、KiCad(透過外掛)、EasyEDA、Zuken 或其他工具的已擺放電路板,透過 Specctra DSN 格式提供。
- 輸出:回傳至原始設計流程、已完成佈線且通過 DRC 的電路板。
- PCB 工作流程階段:佈線。
主要限制:DeepPCB 表示,DDR 網路、等長匹配、進階阻抗控制與 RF 約束條件仍由工程師處理。自助方案支援最高八層電路板。
9. JITX
JITX 是一款以程式碼驅動的 PCB 設計工具,使用 Python 撰寫需求與設計規則。它適合具備軟體開發能力,並從事高頻或可重複使用設計的團隊。
由組織核准的 AI 模型編輯設計程式碼,再由 JITX 生成原理圖、電路板結構與佈線、執行檢查,以及調度 HFSS 電磁模擬。
- 輸入:以 Python 撰寫的需求、疊構、SI 目標與製造規則。
- 輸出:原理圖與電路板佈局,並可與 KiCad、Altium 及 Siemens Xpedition 整合。
- PCB 工作流程階段:從原理圖到佈局與 SI 驗證。
主要限制:需要撰寫 Python 程式碼,且免費方案僅適用於開源設計。
10. ProtoFlow
ProtoFlow 是一款桌面版 AI 原生 EDA 工具,可將自然語言描述轉換為原理圖。它適合希望快速取得原理圖初稿,再使用其他 EDA 工具完成後續設計的初學者與創客。
它能協助繪製原理圖、從 LCSC、DigiKey 與 Mouser 匯入實際元件,並對產出結果執行 ERC 與 DRC。
- 輸入:以自然語言撰寫的電路描述。
- 輸出:可編輯的專案,可匯出至 KiCad、Altium、EAGLE、PADS 或 EDIF,並提供 Gerber 與鑽孔檔案,以及符合 JLCPCB 組裝格式的 BOM 與元件貼裝座標檔案。
- PCB 工作流程階段:原理圖與元件選型。
主要限制:ProtoFlow 將自身定位為原理圖繪製工具,因此 AI 元件擺放與佈線需要使用其他工具。免費 AI 使用方案設有每日訊息額度。
AI PCB 設計工具比較
簡單來說,需求型工具的工作止於原理圖與 BOM;佈局引擎從現有設計開始;整合式工具則涵蓋各個階段。
- ✓ 表示廠商文件說明 AI 可執行或協助該階段的工作。
- — 表示該階段仍由工程師或其他工具處理。
| 工具 | 原理圖 | 元件選型 | 元件擺放 | 佈線 | 驗證 | 平台 | 最適合的用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 瀏覽器 | 整合式 AI 工作流程 |
| Quilter | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | 瀏覽器 | 自主佈局 |
| Cadence Allegro X AI | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | 桌面與雲端 | 企業級約束驅動佈局 |
| Altium Designer | — | — | — | — | — | 桌面與雲端 | Altium 團隊;以 AI 處理需求 |
| EasyEDA Pro + AI 代理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 瀏覽器與桌面 | 透過 API 由代理驅動設計 |
| CELUS | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | 瀏覽器 | 從需求生成原理圖 |
| Circuit Mind | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | 瀏覽器 | 從架構生成原理圖與 BOM |
| DeepPCB | — | — | — | ✓ | ✓ | 瀏覽器 | 對已完成元件擺放的電路板進行 AI 佈線 |
| JITX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 桌面 | 程式碼驅動的高頻設計 |
| ProtoFlow | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | 桌面 | 從提示詞生成原理圖,再交由 KiCad 接續設計 |
如何選擇 AI PCB 設計工具
請根據目前的設計進度與使用的 EDA 軟體進行選擇,而不是只看功能數量。先確認您手上已有什麼資料,再選擇能接受該類輸入的工具。
圖:從輸入資料出發,選擇 AI PCB 設計工具的決策流程。
1. 如果您從產品構想開始
請先選擇能將設計意圖轉換為原理圖的工具。關鍵問題是:您需要具備元件供應資訊的參考設計,還是快速產生的初稿?
- 從需求生成原理圖與 BOM:CELUS 與 Circuit Mind 會收集功能區塊與約束條件,接著提供可交由您的 EDA 工具使用的原理圖與 BOM。
- 從提示詞生成原理圖:Flux 與 ProtoFlow 可根據自然語言描述繪製原理圖初稿,適合早期探索。
AI 生成 BOM 後,請在完成設計之前,確認元件供應情況與封裝資訊。
2. 如果您已經有原理圖
請使用能接受您原生設計檔案的 AI 佈局工具。Quilter 可根據 Altium、Cadence、OrCAD、Siemens Xpedition 或 KiCad 檔案,產生元件擺放與佈線候選方案;Allegro X AI 則在現有的 Allegro X 專案內運作。
先準備好輸入資料:電路板外形、固定的連接器與安裝孔位置、疊構、網路類別及設計規則。缺少規則時,可能產生看似完整,卻未符合設計意圖的佈局。
3. 如果您需要 AI 佈線
當元件擺放已經確定時,可選擇 AI 自動佈線工具。DeepPCB 可為來自 Altium、KiCad 或 EasyEDA 的已擺放電路板進行佈線;Flux AI Auto-Layout 則會在 Flux 中完成元件擺放後,對電路板進行佈線。
選用原則:先手動完成時脈、高速差分對與 RF 路徑等關鍵網路的佈線,再交由 AI 處理其餘網路。DeepPCB 與 Quilter 都有介紹這種預先佈線的做法。
4. 如果您使用 KiCad
KiCad 10 沒有內建 AI 助手,因此 AI 需要透過能讀寫 KiCad 檔案的工具介入。Quilter、DeepPCB(透過外掛)、CELUS、ProtoFlow 與 JITX 都支援 KiCad 匯入或匯出。
通用 AI 代理也可以作為電腦操作代理,直接操作 KiCad 介面。GPT-6 Astra 在 KiCad 中進行 PCB 設計的專案,展示了這種做法,以及仍需執行的驗證工作。
5. 如果您使用 EasyEDA Pro
請先決定要自動化哪個階段。若要編輯原理圖與 PCB,可透過 EasyEDA 官方 API 技能套件連接 AI 程式開發代理。若需要 AI 佈線,則可將已完成元件擺放的電路板送至支援 EasyEDA Pro 檔案的 DeepPCB。
請始終以原生專案為準,並在代理每次修改後,於 EasyEDA Pro 中執行 DRC。
6. 如果您需要專業高速 PCB 設計
請使用結合 AI 的約束驅動 EDA 工具,並以您的設計約束條件作為主要依據。Allegro X AI 會在 Allegro X 的約束系統內為關鍵網路進行佈線,並透過 Sigrity X 進行 SI 與 PI 分析。JITX 則將 SI 目標與疊構寫入程式碼,並將 HFSS 模擬納入流程。
在採用 AI 產生的高速電路板佈局之前,請確認工具如何處理以下項目:
- 阻抗:根據實際疊構計算的控制阻抗走線。
- 差分對與等長匹配:差分對佈線,以及長度與偏斜調整。
- SI 與 PI:串擾、回流路徑與電源傳輸。
- HDI 與散熱:微導通孔結構、銅箔平衡與導熱路徑。
- 製造約束:板廠對線寬、線距、鑽孔與疊構的限制。
| 您的情況 | 適合的工具類型 | 工具範例 |
|---|---|---|
| 我只有一個構想 | AI 原理圖或架構工具 | Flux、ProtoFlow |
| 我已經有需求 | 原理圖與 BOM 生成工具 | CELUS、Circuit Mind |
| 我已經有原理圖 | AI 元件擺放與佈線工具 | Quilter、Cadence Allegro X AI |
| 我需要自主佈局 | AI 佈局引擎或自動佈線工具 | Quilter、DeepPCB |
| 我使用 KiCad | 相容於 KiCad 的 AI 工具 | Quilter、DeepPCB、CELUS、ProtoFlow、JITX |
| 我使用 Altium | 相容於 Altium 的 AI 工具 | Quilter、DeepPCB、CELUS、JITX |
| 我希望在瀏覽器中進行設計 | 雲端 AI EDA | Flux、EasyEDA Pro |
| 我想使用免費工具 | 免費與開源選項 | ProtoFlow、提供給符合資格使用者的 Quilter,以及適用於開源設計的 JITX |
AI PCB 設計工具有哪些限制?
AI 工具能加快初稿繪製、元件擺放與佈線,但產出結果仍可能存在連接關係、封裝、訊號完整性與可製造性方面的錯誤。在提交 PCB/PCBA 訂單之前,工程師必須逐項手動檢查並確認核可。
1. AI 可能發生連接或元件錯誤
AI 工具可能連接錯誤的接腳、遺漏網路連接,或選用額定值或封裝不符的元件。Altium 的 AI 注意事項指出,「AI 生成的內容可能不完整或不正確」,每項輸出都必須由合格工程師審查。
請逐一對照規格書中的接腳,檢查網表,並確認各元件的電壓、電流與封裝符合設計需求。
2. 生成的封裝仍需要驗證
封裝在 PCB 編輯器中看起來可能完全正確,卻仍會在組裝時造成問題。在 GPT-6 Astra 的 EasyEDA Pro 專案中,由於不同封裝使用了相同的元件庫名稱,首次原生檢查便回報了 50 項關聯不符。
請將每個生成或匯入的封裝,與製造商建議的焊墊配置逐一比對:
圖:檢查 AI 生成封裝的第 1 腳位置、焊墊編號與腳距。
- 第 1 腳位置與焊墊編號。
- 焊墊尺寸、腳距與元件配置邊界(Courtyard)。
- 極性與方向標記。
- 原理圖接腳是否對應至正確的封裝焊墊。
3. AI 佈線不能取代訊號完整性分析
圖:檢查 AI 佈線差分對的參考平面連續性與等長匹配。
完成全部佈線且通過 DRC,只能確認幾何規則符合要求,並不代表電氣性能合格。例如,DeepPCB 仍將 DDR 網路、等長匹配、進階阻抗控制與 RF 約束条件交由工程師處理。
對於高速網路,請根據實際疊構檢查阻抗、各差分對下方的參考平面連續性、等長匹配、偏斜與串擾。當設計有需要時,應執行 SI 與 PI 模擬。
4. 製造約束仍然重要
通過 DRC 代表設計符合您輸入的規則,但這些規則未必完整反映板廠的製程能力。因此,即使電路板通過 DRC,仍可能面臨製造上的困難。
下單前,請根據製造商公布的限制,檢查最小線寬與線距、鑽孔尺寸、孔環、防焊開窗與疊構。同時也要確認元件間距及定位點等組裝需求。
5. 仍需由工程師進行審查
需要承擔責任並簽核的決策,仍由工程師負責,包括架構、設計取捨、合規與最終發行。請比照任何新設計,對 AI 輸出進行原理圖審查、佈局審查與原型測試。
圖:從 AI 設計輸出到 PCB 製造之間的工程審查關卡。
AI 能加快設計流程,但工程驗證仍是工作流程中不可或缺的一環。
結論
AI PCB 設計工具如今已涵蓋工作流程中的不同環節:有些協助將需求轉換為原理圖與 BOM,有些專注於元件擺放與佈線,也有些將多個階段整合在同一個環境中。
合適的選擇,很大程度上取決於您從哪裡開始。無論您手上只有構想、一組需求、原理圖,或已完成部分元件擺放的電路板,都應尋找符合該階段、且能配合既有 EDA 工作流程的工具。AI 可以減少重複性工作並加快設計迭代,但最終設計仍需要工程審查。
最有用的 AI 工具,不一定是功能最多的那一款,而是能配合您的工作流程、提供適當程度的自動化,同時讓工程師保有控制權的工具。
AI PCB 設計工具常見問題
問:ChatGPT 可以設計 PCB 嗎?
無法單獨完成。通用模型可以繪製電路初稿,或透過代理操作 EDA 軟體,但電路板仍需要 EDA 工具、規格書核對與工程審查。
問:有免費的 AI PCB 設計工具嗎?
有,但設有限制。ProtoFlow 提供附有每日 AI 額度的免費方案;JITX 對開源設計免費;Quilter 則提供符合資格的學術、個人及小型團隊使用者免費使用。
問:哪款 AI PCB 設計工具最適合初學者?
通常是採用引導式提示詞工作流程的工具,例如 Flux 或 ProtoFlow。AI 會繪製原理圖初稿並執行錯誤檢查,您則可以同時學習如何驗證結果。
問:KiCad 有內建 AI 嗎?
沒有。KiCad 10 未內建 AI 助手。AI 透過 Quilter、DeepPCB 等支援匯入或匯出 KiCad 檔案的工具,或透過外部代理與 KiCad 互動。
問:AI 會取代 PCB 設計師嗎?
目前不會。現有工具能自動完成初稿繪製、元件擺放與佈線,但工程師仍需定義約束條件、審查封裝與訊號完整性,並簽核設計以供製造。
持續學習
如何在 EasyEDA 中從零開始繪製電路圖
今天,我們將從零開始設計一個電路,我會展示整個繪製原理圖的流程。在 EasyEDA 中,你可以遵循哪些注意事項與設計策略,讓你的 PCB 看起來專業又出色。我們要設計的是一塊充電器板,難度中等。過程中會先讀取 datasheet,挑選所需元件,再依邏輯完成電路。我將帶你走一遍我個人設計 CN3058E 鋰鐵磷酸電池充電器(含保護)的流程,從最初構想到最終原理圖與 PCB,全部在 EasyEDA 完成。 EasyEDA 簡介 談到電子電路設計,最受歡迎的線上工具之一就是 EasyEDA。這套免費雲端平台讓工程師、業餘玩家與學生都能在瀏覽器內完成繪圖、模擬,甚至直接設計印刷電路板。 與傳統需安裝的軟體不同,EasyEDA 完全線上運作,協作與專案分享更簡單。不論你是剛玩 Arduino 的新手,還是準備量產 PCB 的專業人士,EasyEDA 都能輕鬆上手。 什麼是 EasyEDA?為何選它? EasyEDA 是整合式設計環境,支援: 原理圖繪製 – 從零畫出電路圖。 電路模擬 – 打樣前先用虛擬方式驗證。 PCB 佈線 – 將原理圖轉成電路板。 一鍵下單 – 直連 JLCPCB 生產。 主要優點: ......
使用 GPT-6 與 Codex 進行 AI PCB 設計【逐步指南】
Altium MCP 透過模型上下文協定(Model Context Protocol,MCP)伺服器,將 Altium Designer 連接至 AI 助理,讓 AI 直接呼叫 Altium 本身的腳本功能,而不必透過截圖辨識後再點擊操作。我們使用 GPT-6 in Codex 與開源 eda-agent 伺服器,實際設計一塊 230 VAC、10 A 的 BL0942 電能計量板,從資料表一路完成至通過 DRC 檢查的製造檔案。 AI 負責選擇元件、繪製原理圖,以及擺放、佈線和檢查電路板;電路設計決策、元件擺放參考及各項修正,仍由工程師掌控。 本指南將介紹: Altium MCP 與 eda-agent 伺服器的運作方式 如何將 Codex 中的 GPT-6 連接至 Altium,並確認連線 AI 如何選擇元件、繪製原理圖,以及擺放和佈線電路板 AI 匯出了哪些檔案,以及哪些部分仍需要工程師修正 注意事項 這些伺服器均為獨立的第三方開源專案。JLCPCB 與 Altium 並未開發、擁有、審查、認可或支援這些工具,也不對設計、檔案、電腦或共享資訊的遺失或損壞承擔責任。本文僅供教育用途。 安裝前......
使用 Claude Code 與 Altium MCP:從環境設定到 PCB 設計
前言 Claude Code 能否直接在 Altium Designer 中協助設計 PCB?透過 Altium MCP 伺服器,它可以存取正在開啟的專案、建立及修改設計元素,並透過工具呼叫執行任務。但它實際上能處理 PCB 設計流程中的多少工作? 為了找出答案,我使用了eda-agent,一個由第三方開發的開源 MCP 伺服器,將我的 CH32V005 元件測試器重新製作成雙層 PCB。專案涵蓋元件選型、原理圖繪製、封裝擺放、佈線及設計檢查等完整流程。本文將實際示範整個工作流程,包括 Claude Code 能夠自動化處理的工作,以及仍須由我掌控的工程決策。 本指南將介紹: Altium MCP 伺服器的用途,以及 eda-agent 的運作方式 如何將 eda-agent 連接至 Claude Code,並確認設定是否正確 如何從元件選型開始,完成一塊已佈線的雙層 PCB Claude Code 在哪些環節需要修正及人工介入 整個工作流程消耗多少 Token,以及實際應用上的限制 圖:透過 Altium MCP 伺服器在 Altium Designer 中完成佈線的 CH32V005 元件測試......
GPT-6 Astra 在 KiCad 中的 PCB 設計:從簡述到已驗證原生專案
重點摘要 OpenAI 發布的內容:發佈頁面展示 GPT-6 Astra 在 KiCad 中進行 PCB 佈局的 15 秒濃縮片段。 模型完成的工作:它將四行設計簡述轉化為 44 × 34 mm 的雙層 PCB,涵蓋電路、封裝、元件放置、佈線,以及原生雙頁原理圖。 工作重點:元件放置及佈線只是其中一部分。兩個互相連結的原理圖頁面、專案本地元件庫,以及 45 個元件與其封裝之間以 UUID 建立的連結,對保持專案一致性至關重要。 實用發現:KiCad 回報 46 項原理圖一致性問題。這些問題透過修正元件欄位及未連接標記解決,而不是加入規則排除。 零違規的含意:KiCad 10.0.4 在已啟用的規則下回報 0 項 ERC 及 0 項 DRC 違規。另有五個 DRC 類別及四個 ERC 類別被忽略。 GPT-6 Astra 生成的 PCB 初看可能很簡單,但要建立整潔的原生 KiCad 專案,遠不只是產生一塊完成佈線的電路板。原理圖、元件庫、封裝及元件連結都必須保持一致。 在本專案中,GPT-6 Astra 在 KiCad 中建立並檢查 TPA3116D2 立體聲放大器,重點是保持原生專案一致,而不是......
GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中設計 PCB:成功之處、失敗環節與經驗總結
重點摘要 測試內容:讓 GPT-6 Astra 存取本機安裝的原生 EasyEDA Pro 3.2.149,並根據四行書面需求,設計一個 TPA3116D2 立體聲擴大機。 產出成果:完成一片 44 × 34 mm、包含 40 個表面黏著元件(SMD)的雙層 PCB,以及內嵌元件庫、可編輯的原生 EasyEDA Pro 專案。 出現問題的環節:第一次完整匯入後,專案正常開啟,外觀看起來也合理,但初次原生驗證仍回報了涉及 120 個 PCB 焊墊的 50 項關聯不符。 修正方式:為每個匯入的封裝指定唯一名稱與識別碼後,全部 50 項訊息均已清除。問題源於 EasyEDA Pro 在匯入時,將元件庫名稱相同、但原本應保持獨立的封裝,視為同一個封裝。 尚未證實的事項:電路板僅通過軟體檢查,尚未製造、組裝或量測,因此不能據此對輸出功率、熱性能或電磁相容性(EMC)提出結論。 多數關於 GPT-6 Astra PCB 設計能力的討論,都集中在一項使用 KiCad 的示範。相同工作流程能否在另一款電子設計自動化(EDA)工具中重現,此前尚未有公開示範。 本次測試於 2026 年 9 月 10~11 日進行,使......
AI PCB 設計:透過 EasyEDA Pro 將提示詞轉化為 PCB
重點摘要 AI PCB 設計:透過 AI 代理,在實際的電子設計自動化(EDA)編輯器中,自動完成原理圖建立、元件選型、佈局與驗證,而不只是生成圖片。 工作流程:透過 EasyEDA API 閘道器、開源 API 技能套件與本機橋接伺服器,將 EasyEDA Pro 連接至 AI 程式開發代理,例如 Claude Code 或 Codex。 設定與本機運作:設定約需十分鐘,並完全採用本機優先架構:設計資料、API 呼叫與中間產生的程式碼,都不會離開您的電腦。 製造銜接:由於代理放置的是真實元件庫中的元件,匯出的物料清單(BOM)能對應至 JLCPCB 可採購並組裝的實際料號。 硬體設計一直存在一個與物理原理無關的瓶頸:花費大量時間拖曳符號、重新命名網路,以及微調走線位置。如果這些重複性的操作能交由 AI 代理處理,情況會如何?這個代理不只是畫出一張電路圖片,而是操作實際的 EDA 編輯器,放置真實的符號、導線與封裝,讓您可以將設計直接送交製造。 AI PCB 設計是在 EDA 環境中,透過 AI 代理自動處理部分原理圖建立、元件選型、PCB 佈局與設計驗證工作。這套工作流程已不再停留於構想。透過 ......