PCB 藝術:令人驚豔的設計與 DIY 製作教學
1 分鐘
- 社群熱潮與爆紅現象
- PCB 藝術設計與創意點子
- 幾何圖形、流行文化與互動式 LED 作品
- 軟板、軟硬結合板與季節性藝術板
- 核心 PCB 藝術材料與美學撇步
- 快速製作客製化 PCB 藝術的流程
- PCB 藝術的訂購與成本優化
- 從設計到 Gerber 檔:最後的磨練
- 結論
通常情況下,PCB 的設計是為了在由佈線組成的小型板材上複製複雜的電路,其核心目的是連接不同的電子零件。然而,談到印刷電路板的美學與功能性時,現在也存在各種不同的應用,例如彩色 PCB 和 PCB 名片。PCB 藝術的興起並非偶然,隨著 JLCPCB 的引入,這類藝術品的製作變得更加容易。這吸引了一個熱愛展現創意與 RGB 燈效的社群;那些希望作品既具備功能性又具備收藏價值的工程師,開始採用 PCB 藝術設計。PCB 藝術與彩色 PCB 已將電路板從單純的功能組件轉變為視覺設計。透過 JLCPCB 等服務,設計師可以利用銅層、防焊層開窗和文字層來創作 PCB 藝術。
社群熱潮與爆紅現象
一塊擁有彩色防焊漆和不同顏色文字層的電路板,只需一則推文就能從原型變成網路爆紅話題。以 Arduino Mega 的圖片為例,看看它的視覺效果有多麼迷人。社群對 PCB 藝術概念的著迷主要有三個原因:
易於分享:視覺設計非常適合社交媒體與硬體作品展示。
門檻低:如果你已經熟悉 KiCad 或 Eagle,創作藝術主要取決於設計決策,而非額外的技術門檻。
工廠支援:快速打樣工廠提供了多樣化的顏色選擇。
如果你想獲得關注,在下一個 PCB 設計專案中加入美學選擇,是讓你脫穎而出的捷徑。
PCB 藝術設計與創意點子
你不需要成為插畫家也能製作出驚艷的 PCB 藝術。最優秀的 PCB 藝術設計往往是巧妙構圖的結合。參考 Ian Dunn 對不同顏色的比較,它展示了防焊漆、文字層和銅層在不同顏色組合下的效果。
一些實用的技巧包括:利用鋪銅進行陰影處理,並使用文字層表現細節。同時,請務必讓高電流佈線遠離精細的視覺元素。
幾何圖形、流行文化與互動式 LED 作品
幾何圖案(如 Voronoi 填充和同心銅環)常用於創作優雅且具藝術感的 PCB 作品。這些圖案與防焊層及裸露銅層形成鮮明對比,效果極佳。
流行文化參考:將像素藝術(Pixel-art)精靈圖案融入佈線中,或是設計風格化的商標,特別受到 Z 世代的喜愛。
互動式 LED 作品:使用可定址 LED 或簡單的視覺暫留(POV)技術讓你的藝術作品動起來。這能將靜態形狀轉化為活靈活現的顯示裝置,是豐富個人作品集的理想 PCB 設計專案。
軟板、軟硬結合板與季節性藝術板
柔性電路板(FPC)藝術被應用於穿戴式裝置和可彎曲的雕塑中。軟板設計讓你能在藝術品中加入機械動作。另一方面,軟硬結合板結合了處理邏輯的硬板區域與作為「翅膀」的軟板區域,兩者混合可以創造出意想不到的造型。
節慶裝飾品和限量版季節性設計是展示客製化 PCB 藝術的經濟方式。例如,可以專門為某個季節或節日訂製一批 PCB。雖然軟板與軟硬結合板開啟了形式上的新可能,但這類板材通常伴隨著較高的 DFM(可製造性設計)複雜度與製造開發成本。
核心 PCB 藝術材料與美學撇步
防焊漆顏色、表面處理與造型切割
防焊漆的選擇如黑色顯得優雅,但容易顯現灰塵。另一方面,白色能讓文字層脫穎而出,且與 LED 搭配效果極佳。紫色和消光黑則是目前的流行趨勢。請將防焊層視為背景畫布。
表面處理如 ENIG(化鎳金/沈金)和浸銀能增添奢華感。化鎳金雖然成本較高,但在裸露的銅藝術區塊上視覺效果非常棒。噴錫(HASL)雖然便宜且具復古感,但精緻度不如前者。裸露的銅層和異型切割可以創造出金屬亮點。以下是一些技巧:
- 使用細密的網格鋪銅來表現中間色調。
- 結合文字層與切割開孔來創造 3D 錯覺。
- 如果你的工廠支援雙色文字層,可以交錯文字層以增加深度。
快速製作客製化 PCB 藝術的流程
如果你想在不違反 DRC(設計規則檢查)的情況下快速創作客製化 PCB 藝術,這裡有一個流暢的作業程序:
免費工具、模板與 Gerber 技巧
1. 工具:KiCad、Inkscape 和 EasyEDA 是將點陣圖轉為多邊形的常用工具。這些工具能讓你像處理向量藝術一樣對待電路板,同時保留其電氣功能。
2. 工作流程步驟:
- 設計你的電路,並預留一個「畫布」區域給藝術創作。
- 在 Inkscape 中將藝術作品建立為 SVG 檔,並簡化路徑以避免過細的特徵。
- 將 SVG 匯入 EDA 軟體的文字層或銅層。將細線轉換為符合工廠最小線寬要求的加粗走線或多邊形。
- 執行 DRC 檢查,確保沒有意外的銅層重疊導致短路。
- 利用鋪銅和蓋孔(Tented vias)來製造陰影與紋理。
3. Gerber 技巧:將藝術作品放在文字層可獲得清晰的線條,放在銅層則可獲得金屬質感。利用防焊層開窗(Soldermask opening)創造負空間效果。建立一套標準元件尺寸、文字高度和走線厚度的模板,確保設計始終符合可製造性要求。
小額訂單的省錢秘訣:拼板設計
拼板(Panelizing)是以實惠價格進行小批量藝術創作的秘訣。我們可以透過郵票孔(Mouse bites)或 V-cut 將多塊小型藝術板組合成一個大拼板。混合不同的設計可以分攤模具費用與防焊漆的設定成本。拼板不僅降低了單板成本,還能提供額外的板子作為贈品。
PCB 藝術的訂購與成本優化
拼板、層數與數量策略
對於藝術作品來說,2 層板通常是最具成本效益的。除非有功能上的必要,否則請保留在雙層設計。標準板厚(1.6 mm)和 1 盎司(oz)銅厚是預設的製造設定,除非設計有機械強度需求,否則不建議升級到 2 盎司。
訂購 10 到 50 片通常是愛好者藝術創作的最佳經濟規模。每一種非標準的表面處理、文字層顏色或特殊切割都會產生額外費用。建議合併相似的訂單,並在不同設計中重複使用拼板佈局,以減少設定費。
從設計到 Gerber 檔:最後的磨練
美學與 DFM 平衡檢查清單
在送出 Gerber 檔之前,請逐一確認以下項目:
- 文字層與線條寬度是否高於工廠的最小印刷寬度?
- 裸露的銅層區域是否根據需求加上了保護性表面處理?
- 藝術用途的鋪銅是否與預期的佈線及焊墊保持電氣隔離?
- 切割開孔是否可製造,且在工廠的刀具尺寸限制內?
- 是否已對可能影響視覺效果的導通孔進行了蓋孔處理?
- 測試點和組裝標註的放置是否與藝術設計產生衝突?
結論
PCB 藝術是工程與美學的結合,其成果往往令人讚嘆。從幾何鋪銅到互動式 LED 雕塑,PCB 藝術設計證明了技術作品也可以是美麗、易於分享且可量產的。只要選用正確的材料,並採用快速的 SVG 轉 Gerber 流程即可達成。
想將你最喜歡的電路圖轉化為具代表性的藝術板嗎?從一個小型的 2 層拼板開始,選擇一個大膽的防焊層顏色,並匯入處理過的 SVG 檔案作為文字層。你的下一個 PCB 設計專案可能就是那個被轉發、分享並被大家銘記的作品。請遵循 JLCPCB 的指南,開始製作你自己的 PCB 藝術設計吧。
持續學習
使用 GPT-6 與 Codex 進行 AI PCB 設計【逐步指南】
Altium MCP 透過模型上下文協定(Model Context Protocol,MCP)伺服器,將 Altium Designer 連接至 AI 助理,讓 AI 直接呼叫 Altium 本身的腳本功能,而不必透過截圖辨識後再點擊操作。我們使用 GPT-6 in Codex 與開源 eda-agent 伺服器,實際設計一塊 230 VAC、10 A 的 BL0942 電能計量板,從資料表一路完成至通過 DRC 檢查的製造檔案。 AI 負責選擇元件、繪製原理圖,以及擺放、佈線和檢查電路板;電路設計決策、元件擺放參考及各項修正,仍由工程師掌控。 本指南將介紹: Altium MCP 與 eda-agent 伺服器的運作方式 如何將 Codex 中的 GPT-6 連接至 Altium,並確認連線 AI 如何選擇元件、繪製原理圖,以及擺放和佈線電路板 AI 匯出了哪些檔案,以及哪些部分仍需要工程師修正 注意事項 這些伺服器均為獨立的第三方開源專案。JLCPCB 與 Altium 並未開發、擁有、審查、認可或支援這些工具,也不對設計、檔案、電腦或共享資訊的遺失或損壞承擔責任。本文僅供教育用途。 安裝前......
使用 Claude Code 與 Altium MCP:從環境設定到 PCB 設計
前言 Claude Code 能否直接在 Altium Designer 中協助設計 PCB?透過 Altium MCP 伺服器,它可以存取正在開啟的專案、建立及修改設計元素,並透過工具呼叫執行任務。但它實際上能處理 PCB 設計流程中的多少工作? 為了找出答案,我使用了eda-agent,一個由第三方開發的開源 MCP 伺服器,將我的 CH32V005 元件測試器重新製作成雙層 PCB。專案涵蓋元件選型、原理圖繪製、封裝擺放、佈線及設計檢查等完整流程。本文將實際示範整個工作流程,包括 Claude Code 能夠自動化處理的工作,以及仍須由我掌控的工程決策。 本指南將介紹: Altium MCP 伺服器的用途,以及 eda-agent 的運作方式 如何將 eda-agent 連接至 Claude Code,並確認設定是否正確 如何從元件選型開始,完成一塊已佈線的雙層 PCB Claude Code 在哪些環節需要修正及人工介入 整個工作流程消耗多少 Token,以及實際應用上的限制 圖:透過 Altium MCP 伺服器在 Altium Designer 中完成佈線的 CH32V005 元件測試......
GPT-6 Astra 在 KiCad 中的 PCB 設計:從簡述到已驗證原生專案
重點摘要 OpenAI 發布的內容:發佈頁面展示 GPT-6 Astra 在 KiCad 中進行 PCB 佈局的 15 秒濃縮片段。 模型完成的工作:它將四行設計簡述轉化為 44 × 34 mm 的雙層 PCB,涵蓋電路、封裝、元件放置、佈線,以及原生雙頁原理圖。 工作重點:元件放置及佈線只是其中一部分。兩個互相連結的原理圖頁面、專案本地元件庫,以及 45 個元件與其封裝之間以 UUID 建立的連結,對保持專案一致性至關重要。 實用發現:KiCad 回報 46 項原理圖一致性問題。這些問題透過修正元件欄位及未連接標記解決,而不是加入規則排除。 零違規的含意:KiCad 10.0.4 在已啟用的規則下回報 0 項 ERC 及 0 項 DRC 違規。另有五個 DRC 類別及四個 ERC 類別被忽略。 GPT-6 Astra 生成的 PCB 初看可能很簡單,但要建立整潔的原生 KiCad 專案,遠不只是產生一塊完成佈線的電路板。原理圖、元件庫、封裝及元件連結都必須保持一致。 在本專案中,GPT-6 Astra 在 KiCad 中建立並檢查 TPA3116D2 立體聲放大器,重點是保持原生專案一致,而不是......
GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中設計 PCB:成功之處、失敗環節與經驗總結
重點摘要 測試內容:讓 GPT-6 Astra 存取本機安裝的原生 EasyEDA Pro 3.2.149,並根據四行書面需求,設計一個 TPA3116D2 立體聲擴大機。 產出成果:完成一片 44 × 34 mm、包含 40 個表面黏著元件(SMD)的雙層 PCB,以及內嵌元件庫、可編輯的原生 EasyEDA Pro 專案。 出現問題的環節:第一次完整匯入後,專案正常開啟,外觀看起來也合理,但初次原生驗證仍回報了涉及 120 個 PCB 焊墊的 50 項關聯不符。 修正方式:為每個匯入的封裝指定唯一名稱與識別碼後,全部 50 項訊息均已清除。問題源於 EasyEDA Pro 在匯入時,將元件庫名稱相同、但原本應保持獨立的封裝,視為同一個封裝。 尚未證實的事項:電路板僅通過軟體檢查,尚未製造、組裝或量測,因此不能據此對輸出功率、熱性能或電磁相容性(EMC)提出結論。 多數關於 GPT-6 Astra PCB 設計能力的討論,都集中在一項使用 KiCad 的示範。相同工作流程能否在另一款電子設計自動化(EDA)工具中重現,此前尚未有公開示範。 本次測試於 2026 年 9 月 10~11 日進行,使......
AI PCB 設計:透過 EasyEDA Pro 將提示詞轉化為 PCB
重點摘要 AI PCB 設計:透過 AI 代理,在實際的電子設計自動化(EDA)編輯器中,自動完成原理圖建立、元件選型、佈局與驗證,而不只是生成圖片。 工作流程:透過 EasyEDA API 閘道器、開源 API 技能套件與本機橋接伺服器,將 EasyEDA Pro 連接至 AI 程式開發代理,例如 Claude Code 或 Codex。 設定與本機運作:設定約需十分鐘,並完全採用本機優先架構:設計資料、API 呼叫與中間產生的程式碼,都不會離開您的電腦。 製造銜接:由於代理放置的是真實元件庫中的元件,匯出的物料清單(BOM)能對應至 JLCPCB 可採購並組裝的實際料號。 硬體設計一直存在一個與物理原理無關的瓶頸:花費大量時間拖曳符號、重新命名網路,以及微調走線位置。如果這些重複性的操作能交由 AI 代理處理,情況會如何?這個代理不只是畫出一張電路圖片,而是操作實際的 EDA 編輯器,放置真實的符號、導線與封裝,讓您可以將設計直接送交製造。 AI PCB 設計是在 EDA 環境中,透過 AI 代理自動處理部分原理圖建立、元件選型、PCB 佈局與設計驗證工作。這套工作流程已不再停留於構想。透過 ......
PCB 製造用 ODB 檔案實務指南
重點摘要 整合式資料:ODB++ 將製造圖形、網表、疊構與鑽孔跨層範圍整合在同一個資料包中。 減少錯誤:內嵌網表讓 CAM 軟體能在生產之前找出資料錯誤。 匯出前檢查:排除所有設計規則檢查問題、確保電路板外形封閉,並使用檢視器確認鑽孔跨層範圍。 建議做法:使用 Gerber 取得快速報價,同時備妥 ODB++ 資料,以便回覆工程詢問。 一個 Gerber 圖層可能只會表示:「在這裡畫一個 0.5 mm(20 mil)的圓。」ODB++ 則能將相同的圖形描述為 VCC 網路上的焊墊,並指出它連接至一個從第 1 層延伸至第 4 層的金屬化孔。換句話說,製造商收到的是電路板的完整描述,而不只是一組圖稿。 圖 1:CAM 工程師檢查匯入的 ODB++ 製造資料 這一點十分重要,因為製造商每次需要從不同檔案中重新推斷資料關係,都會增加一次出錯的機會。若資料中包含原始設計物件及其關係,可製造性設計(DFM)工具就能根據電路板本身的網表、疊構、鑽孔定義與元件資料進行檢查。本指南將說明 ODB++ 檔案包含哪些內容、資料夾結構如何組織,以及它與現代 Gerber 和 IPC-2581 的差異。同時也會介紹匯出前值......