PCB 製造用 ODB 檔案實務指南
2 分鐘
- 什麼是 ODB 檔案?
- 了解 ODB 檔案格式
- ODB 檔案如何用於 PCB 製造
- ODB 檔案與其他 PCB 製造資料格式比較
- 為生產準備 ODB 檔案
- 專業 PCB 製造商如何處理 ODB 檔案
- ODB 檔案常見問題
- 結論
重點摘要
- 整合式資料:ODB++ 將製造圖形、網表、疊構與鑽孔跨層範圍整合在同一個資料包中。
- 減少錯誤:內嵌網表讓 CAM 軟體能在生產之前找出資料錯誤。
- 匯出前檢查:排除所有設計規則檢查問題、確保電路板外形封閉,並使用檢視器確認鑽孔跨層範圍。
- 建議做法:使用 Gerber 取得快速報價,同時備妥 ODB++ 資料,以便回覆工程詢問。
一個 Gerber 圖層可能只會表示:「在這裡畫一個 0.5 mm(20 mil)的圓。」ODB++ 則能將相同的圖形描述為 VCC 網路上的焊墊,並指出它連接至一個從第 1 層延伸至第 4 層的金屬化孔。換句話說,製造商收到的是電路板的完整描述,而不只是一組圖稿。
圖 1:CAM 工程師檢查匯入的 ODB++ 製造資料
這一點十分重要,因為製造商每次需要從不同檔案中重新推斷資料關係,都會增加一次出錯的機會。若資料中包含原始設計物件及其關係,可製造性設計(DFM)工具就能根據電路板本身的網表、疊構、鑽孔定義與元件資料進行檢查。本指南將說明 ODB++ 檔案包含哪些內容、資料夾結構如何組織,以及它與現代 Gerber 和 IPC-2581 的差異。同時也會介紹匯出前值得執行的檢查,讓您在製造商要求提供製造資料時,知道應提交哪種格式,以及選擇的原因。
什麼是 ODB 檔案?
設計者常稱它為 ODB 檔案,佈局工具匯出的則是 ODB++,這兩種名稱都指向同一類製造資料包。
什麼是 ODB 檔案?它有哪些用途?
ODB 檔案是印刷電路板的完整製造資料庫,可以在同一個結構化資料包中,包含銅層圖形、鑽孔資料、網表、疊構資訊與元件貼裝資料。嚴格來說,它並不是單一檔案,而是以階層式資料夾儲存的資料,通常會先壓縮,再傳送給製造商。
這種結構取代了典型 Gerber 訂單中較為分散的檔案集合。一組 Gerber 資料可能包含十多個圖形檔案、一個或多個鑽孔檔案、一份疊構 PDF,以及一份說明文件。每個檔案都包含有用資料,但資料包內通常缺少明確說明這些檔案彼此關係的資訊。ODB 則將這些資訊保持連結:製板使用圖層圖形與鑽孔定義,組裝使用貼裝與元件資料,測試使用網表,而 DFM 工具也能讀取同一套製造資料結構。因此,一次匯出即可支援多個製造階段,不必為每個階段另外準備一組檔案。
PCB 資料交換中的 ODB 檔案與 ODB++
ODB 是開放式資料庫(Open DataBase)的縮寫,而 ODB++ 才是實際廣泛使用的版本。Valor Computerized Systems 於 1995 年推出原始 ODB 格式,之後不久便將其擴充為 ODB++。ODB++ 並不是由委員會制定的標準,因為每次新版包含的內容都由單一公司決定。加入 ODB++ 解決方案聯盟無須付費,相關介面也免費提供給 CAD 與 CAM 軟體廠商。西門子(Siemens)亦提供免費檢視器,這些因素促成了此格式在 PCB 製造端的廣泛普及。
ODB++ 系列分為三個模組,其中只有一個與設計者直接相關。ODB++Design 承載從佈局工具匯出的產品資料;ODB++Process 與 ODB++Manufacturing 則描述工廠現場資訊,屬於訂單之後的製造流程。因此,板廠要求提供 ODB 檔案時,指的是 ODB++Design 製造資料,它與 Gerber 和 IPC-2581 同屬於更廣泛的PCB 檔案格式體系。
了解 ODB 檔案格式
一組 ODB++ 製造資料是目錄樹,而不是一般文件,因此資料結構本身就是格式的一部分。了解各個資料夾存放的內容後,您也能自行開啟並檢查。
ODB 檔案格式如何組織 PCB 資料
ODB++ 製造資料中的所有內容,都位於一個主資料夾內,並依照規定的子目錄結構組織。由於結構標準化,CAM 軟體不必依賴自訂檔名,就能理解整組資料。解壓縮後,通常會看到 matrix、steps、symbols、wheels、fonts 與 misc 等資料夾。
圖 2:ODB++ 製造資料的目錄階層結構
層矩陣是整組資料中最重要的部分之一。它依實際順序列出每個圖層、標示各層用途,並定義每個鑽孔跨層範圍的起始層與終止層。
| 製造資料內的路徑 | 儲存內容 | CAM 工程師需要它的原因 |
|---|---|---|
matrix/matrix |
圖層順序、圖層類型,以及每個鑽孔跨層範圍的起始層與終止層。 | 無須另外提供說明文件,即可重建疊構。 |
steps/<step>/profile |
以封閉多邊形表示的電路板外形。 | 明確定義銑切外形,無須從圖稿中重新描繪。 |
steps/<step>/layers/<layer>/features |
該圖層上的所有焊墊、線段、圓弧與面,以及各自的屬性。 | 提供製造圖形本身,並標註每個圖形的用途。 |
steps/<step>/eda/data |
網路名稱,以及屬於各個網路的圖形特徵。 | 讓工程師能將設計網表與最終圖形進行比對。 |
steps/<step>/layers/comp_+_top |
頂面元件的參考位號、料號與貼裝資料。 | 提供組裝程式設定與元件貼裝所需的資料。 |
symbols、wheels、fonts、misc |
可重複使用的圖形、光圈定義、文字字型與製造資料資訊。 | 精簡圖形特徵檔案,並讓整組資料本身包含足夠的說明資訊。 |
ODB 檔案可以包含哪些 PCB 資訊?
圖形只是製造資料中六類資料的第一部分。其他資訊之所以存在,是因為製造所需的不只是形狀。每項資料都能減少一個原本需要板廠寄信向您確認的問題。
- 圖形特徵屬性:各個焊墊、線段與面都帶有標籤,用於標示測試點、基準點、導通孔焊墊或表面貼裝焊墊。
- 設計網表:包含網路名稱與各網路上的圖形特徵,讓軟體能自動將網表與製造圖形進行比對。
- 疊構與鑽孔跨層範圍:包含圖層順序、材料名稱,以及每個鑽孔的確切起始層與終止層。
- 元件資料:包含電路板正反兩面的參考位號、料號與貼裝座標。
- 電路板外形:以封閉多邊形儲存,而不是文件圖層上的一條繪製線段。
- 多個步階:在同一組製造資料中,同時包含單板、組裝拼板與生產拼板。
匯出為 Gerber 時,許多設計關聯資訊會被移除,因為此格式最初是為了驅動光繪機而建立,而不是將完整 PCB 描述為彼此關聯的產品。
ODB 檔案如何用於 PCB 製造
您的 ODB 檔案不會直接交給鑽孔機或成像設備,而是先進入 CAM 系統。因此,工廠現場實際執行的是根據您提供的製造資料產生的機台資料,而不是原始資料包本身。
從 ODB 檔案到 PCB 生產資料
大多數 PCB 板廠的 CAM 前處理流程相近。工程師可能使用 Siemens Valor Process Preparation、Frontline InCAM 或 Ucamco UcamX,但工作流程仍會逐步執行,每個階段都依賴前一階段的結果。
因此,早期檢查格外重要。在流程開始時發現問題,可以防止錯誤繼續進入後續的拼板、工裝、測試與製造資料。
-
匯入製造資料,並重建為內部 CAM 資料庫,保留層矩陣檔案中的圖層用途與鑽孔跨層範圍。
-
從製造圖形中擷取網表,並與您提供的網表比對,藉此找出資料損壞或異常。
-
依照板廠自身的製程限制執行 DFM 分析,檢查孔環、間距、細小防焊條與酸液滯留區域。
-
透過步進重複排列電路板完成拼板,再加入工藝邊、基準點、定位孔與所需的測試試片。
-
產生輸出資料,包括成像資料、數控鑽孔與銑切程式、自動光學檢測(AOI)參考影像、電性測試程式與鋼網資料。
工廠不會直接執行您的原始設計檔案,而是先將資料轉換為成像、鑽孔、銑切、檢驗與測試所使用的機台檔案。
ODB 檔案在多層與高密度 PCB 中的應用
隨著層數增加,未明確定義的製造資料會變得更有風險。雙層 PCB 只有一種鑽孔跨層範圍,因此不太容易混淆。十層高密度互連(HDI)電路板則可能同時包含第 1 層至第 2 層的雷射微導通孔、第 2 層至第 9 層的埋孔,以及貫穿整個疊構的通孔。此時,鑽孔資料代表的是多種不同的跨層範圍。
圖 3:ODB++ 層矩陣檔案中定義的 HDI 疊構鑽孔跨層範圍
Gerber 資料通常透過命名規則處理這項資訊。您可能會提供名為 L1-L2.drl、L2-L9.drl 與 L1-L10.drl 的獨立鑽孔檔案,讓板廠根據檔名判斷鑽孔的跨層範圍。
ODB++ 則直接將這些資訊儲存在層矩陣中。每個鑽孔跨層範圍都被定義為製造資料的一部分,因此修改檔名不會改變該孔的意義。對於逐次壓合而言,這一點更為重要,因為埋孔必須先完成鑽孔與電鍍,之後才會壓合其他圖層。
ODB 檔案與其他 PCB 製造資料格式比較
Gerber 自 RS-274X 以來已經有很大的發展,因此「Gerber 只能承載沒有設計資訊的圖片」這種舊觀念,已經不再符合現況。
ODB 檔案與 Gerber 檔案
RS-274X 也稱為 Gerber X1,僅包含幾何圖形與光圈定義。Gerber X2 在 2014 年加入屬性資訊,讓檔案可以明確宣告自己是頂層銅層。屬性也能將焊墊標示為表面貼裝用途,並指出圖形特徵所屬的網路名稱。Gerber X3 則進一步加入元件圖層,讓封裝、貼裝資料與料號也能透過 Gerber 系列格式傳遞。
Gerber 仍有一項重要的便利性:各種檢視器都能開啟,各種設計工具都能輸出,而且可以單獨檢查某一個圖層。因此,它仍是幾乎所有平台預設採用的上傳格式,這也是為什麼準備一組完整、無誤的 Gerber 檔案,仍是設計者最實用的檔案處理技能。
| 格式 | 承載內容 | 適合選用的情況 | 實際應提交的資料 |
|---|---|---|---|
| Gerber RS-274X(X1) | 僅包含幾何圖形與光圈定義,每層一個檔案,鑽孔資料另外提供。 | 需要最穩妥、相容性最廣的選項。 | 將圖形檔案與 Excellon 鑽孔檔案一起打包成 ZIP 壓縮檔。 |
| Gerber X2 | 在 X1 基礎上,增加圖層功能、焊墊用途與網路屬性。 | CAD 工具能輸出這些屬性,且板廠能讀取。 | 依賴這些屬性之前,先確認板廠確實會使用。 |
| Gerber X3 | 在 X2 基礎上,增加元件圖層、封裝與料號。 | 希望組裝資料保留在同一套檔案格式體系內。 | 仍需搭配物料清單(BOM)與元件中心座標檔案。 |
| ODB++ | 將圖形、網表、疊構、鑽孔跨層範圍與元件整合於同一組製造資料中。 | 多層或 HDI 設計,且合作板廠要求提供此格式。 | 提供 .tgz 製造資料包;若透過線上下單,另附一組 Gerber 檔案。 |
| IPC-2581 | 涵蓋範圍與 ODB++ 相近,儲存於單一開放式 XML 檔案中。 | 需要供應商中立的資料格式,以及由委員會制定的標準。 | 確認板廠的解析器支援 C 修訂版。 |
為什麼結構化製造資料很重要?
資料結構是實現驗證的基礎。板廠可以根據自身的製程規則,檢查只包含幾何圖形的檔案,但無法將該檔案與您的設計意圖比對,因為您並未傳送設計意圖。加入網表後,同一組資料就能進行內部一致性驗證。
圖 4:Gerber、ODB++ 與 IPC-2581 資料內容比較
IPC-2581 是針對同一問題提出的開放式解決方案。它由 IPC 發布,也稱為 IPC-DPMX,將圖形、疊構、網表、BOM 與組裝資料整合於單一 XML 檔案中。兩者之間的選擇,與其說是技術問題,不如說更涉及格式主導權。ODB++ 由西門子掌控,而且已深度整合於板廠現有的 CAM 軟體中。
為生產準備 ODB 檔案
完整的 ODB 檔案,並不代表設計一定能順利製造。匯出品質與可製造性是兩個不同問題,因此在電路板進入鑽孔製程之前,兩者都需要檢查。
匯出 ODB 檔案之前的設計檢查
匯出工具會忠實複製您的設計,包括其中的錯誤。因此,檢查必須在按下匯出之前完成。請在佈局工具中依序確認以下項目,因為每一項都是 CAM 工程師無法在未詢問您的情況下自行解決的問題。
-
執行設計規則檢查,排除所有違規項目,包括從第一個版本開始就一直忽略的問題。
-
在設計工具指定的圖層上,將電路板外形繪製為單一封閉多邊形。
-
在匯出對話框中確認疊構指派與實際圖層順序,不要直接相信預設值。
-
為重要網路指定清楚的名稱,因為只有看得懂網路名稱,網表不符報告才具有實際用途。
-
根據預定疊構,核對每個鑽孔的跨層範圍,尤其是盲孔與埋孔的起訖層對。
-
傳送資料之前,先使用免費 ODB++ 檢視器開啟匯出的製造資料。
確保 PCB 製造可靠性的 DFM 要求
可製造性應依照板廠實際的製程限制判定,而不是根據檔案格式。以下數值為 JLCPCB 的標準製程能力,也代表了大量承接原型製板訂單之製造商的常見能力。
圖 5:PCB 製造資料匯出前的檢查清單與 DFM 限制
| 設計特徵 | 標準製程能力 | 較有餘裕的設計值 | 低於要求時的風險 |
|---|---|---|---|
| 1 oz 銅厚的走線寬度與間距 | 0.10 mm/0.10 mm(4 mil/4 mil) | 0.15 mm(6 mil) | ±20% 的走線公差可能耗盡全部設計餘裕。 |
| 導通孔孔徑與焊墊直徑 | 孔徑 0.15 mm、焊墊直徑 0.25 mm(5.9 mil/9.8 mil) | 孔徑 0.30 mm、焊墊直徑 0.50 mm(11.8 mil/19.7 mil) | 鑽孔偏移可能使孔壁超出焊墊範圍,造成破環。 |
| 金屬化通孔孔環 | 0.20 mm(7.9 mil) | 0.25 mm(9.8 mil)或以上 | 破環會使孔環不完整,並削弱孔壁鍍銅結構。 |
| 1 oz 銅厚的防焊橋 | 0.10 mm(4 mil) | 0.12 mm(4.7 mil) | 防焊橋可能無法成形,使相鄰焊墊共用同一個開窗。 |
| 絲印文字高度 | 1.0 mm(40 mil) | 1.2 mm(47 mil) | 文字可能模糊、缺筆,或完全無法呈現。 |
專業 PCB 製造商如何處理 ODB 檔案
無論收到哪一種格式,工廠都會先將其轉換為一套內部製造資料,再以這份資料進行後續作業。
工程審查與製造資料驗證
工程審查是第一個真正的檢查關卡。您提供的製造資料至關重要,網表會接受檢查,設計也會與製造商的製程能力比對。任何未通過的項目,都會轉為需要客戶確認的工程詢問,而即使是簡單的詢問,也可能使交期增加一天或更久。了解製造商前端系統接受哪些格式,有助於避免這類延誤。JLCPCB 公布的檔案格式指南,將 RS-274X、Gerber X2、IPC-2581 與 ODB++ 列為支援的 CAD 輸出格式。
請將這兩種匯出資料視為具有不同用途。下單時提交 Gerber 檔案,因為報價系統會讀取並呈現這些資料,供您檢查。另行備妥 ODB++ 製造資料,若工程人員針對鑽孔跨層範圍、圖層結構或網表提出問題,再提供給對方。JLCPCB 的 Gerber 匯出指南也介紹了不同 PCB 設計工具所需的設定。
製造、檢驗與品質管制
工廠檢驗所依據的所有資料,都源自您提交的檔案。自動光學檢測會將蝕刻後的銅圖形,與 CAM 製造資料產生的參考影像比對。因此,如果某個圖形特徵在您的檔案中就是錯的,參考影像也會包含相同錯誤。檢驗證明的是製程結果符合資料,而不是資料本身正確。
圖 6:製造商內部從設計資料到完成測試 PCB 的流程
電性測試是您提供的網表真正發揮價值的階段。飛針或針床測試會檢查每個網路的導通性,以及各個網路之間的隔離性。要完成這項工作,就需要一份明確列出哪些位置應彼此連接的清單。最終品質管制則透過尺寸檢查、依 IPC-A-600 Class 2 準則進行的外觀檢驗,以及訂單要求的阻抗測試試片量測,完成整套驗證流程。檢驗只能確認工廠是否按照您提交的資料完成製造。
ODB 檔案常見問題
問:ODB 檔案與 ODB++ 檔案是同一回事嗎?
在日常使用中,是的。ODB 是 Valor Computerized Systems 於 1995 年推出的原始格式,而 ODB++ 是現代工具讀取與寫入的擴充版本。當有人提到 ODB 檔案時,幾乎都是指 ODB++Design 製造資料。
問:可以在傳送 ODB 檔案之前,先開啟檢查嗎?
可以,而且應該這麼做。西門子提供免費的 ODB++ 檢視器,大多數 CAM 與佈局軟體也能匯入這類資料。壓縮檔解開後是一般資料夾,其中的圖形特徵檔案以純文字儲存,因此您也能手動核對圖層清單。
問:應該向 PCB 製造商提交 ODB++,還是 Gerber?
請提交下單系統能夠解析的格式。對包括 JLCPCB 在內的大多數線上板廠而言,通常是將 Gerber RS-274X 與 Excellon 鑽孔檔案打包成單一 ZIP 壓縮檔。另行備妥 ODB++ 製造資料,以便回覆鑽孔跨層範圍、網表或疊構相關的工程詢問;在這些情況下,它比來回往返的電子郵件更能快速說明問題。
問:ODB 檔案可以取代製造圖嗎?
不能完全取代。ODB 製造資料包含疊構、鑽孔跨層範圍與網表資訊,但表面處理、防焊顏色、阻抗公差與特殊製程備註等要求,不一定都能可靠地包含在內,因此仍應隨附製造圖。
問:ODB++ 比 IPC-2581 更好嗎?
兩者能承載的資訊相近,實際差異在於格式管理方式與軟體支援。ODB++ 由西門子擁有,並深度整合於板廠 CAM 軟體中;IPC-2581 則是由委員會制定的開放標準。
結論
理解 ODB 檔案的最佳方式,是將它視為交付內容的一次轉變。Gerber 將一組圖稿交給工廠,再由工廠理解圖稿背後的產品;ODB++ 則直接交付產品描述,讓焊墊保留焊墊的身分,網路保留網路的關係。埋孔的跨層範圍因此成為明確定義的資料,而不是依賴檔名推斷的慣例。
這項轉變真正帶來的價值是驗證能力。當網表與製造圖形一同傳遞時,CAM 就能確認兩者是否一致,讓錯誤在工程審查階段浮現,而不是到了電性測試時才被發現。請依製造商下單系統實際能解析的格式匯出 Gerber,同時備妥 ODB++ 或 IPC-2581 製造資料,以便處理後續工程詢問。無論提交哪種檔案,都應在傳送之前確認外形、網表與鑽孔跨層範圍,因為 JLCPCB 的即時 DFM 預覽,只能根據您提供的資料回報結果。
持續學習
如何在 EasyEDA 中從零開始繪製電路圖
今天,我們將從零開始設計一個電路,我會展示整個繪製原理圖的流程。在 EasyEDA 中,你可以遵循哪些注意事項與設計策略,讓你的 PCB 看起來專業又出色。我們要設計的是一塊充電器板,難度中等。過程中會先讀取 datasheet,挑選所需元件,再依邏輯完成電路。我將帶你走一遍我個人設計 CN3058E 鋰鐵磷酸電池充電器(含保護)的流程,從最初構想到最終原理圖與 PCB,全部在 EasyEDA 完成。 EasyEDA 簡介 談到電子電路設計,最受歡迎的線上工具之一就是 EasyEDA。這套免費雲端平台讓工程師、業餘玩家與學生都能在瀏覽器內完成繪圖、模擬,甚至直接設計印刷電路板。 與傳統需安裝的軟體不同,EasyEDA 完全線上運作,協作與專案分享更簡單。不論你是剛玩 Arduino 的新手,還是準備量產 PCB 的專業人士,EasyEDA 都能輕鬆上手。 什麼是 EasyEDA?為何選它? EasyEDA 是整合式設計環境,支援: 原理圖繪製 – 從零畫出電路圖。 電路模擬 – 打樣前先用虛擬方式驗證。 PCB 佈線 – 將原理圖轉成電路板。 一鍵下單 – 直連 JLCPCB 生產。 主要優點: ......
使用 GPT-6 與 Codex 進行 AI PCB 設計【逐步指南】
Altium MCP 透過模型上下文協定(Model Context Protocol,MCP)伺服器,將 Altium Designer 連接至 AI 助理,讓 AI 直接呼叫 Altium 本身的腳本功能,而不必透過截圖辨識後再點擊操作。我們使用 GPT-6 in Codex 與開源 eda-agent 伺服器,實際設計一塊 230 VAC、10 A 的 BL0942 電能計量板,從資料表一路完成至通過 DRC 檢查的製造檔案。 AI 負責選擇元件、繪製原理圖,以及擺放、佈線和檢查電路板;電路設計決策、元件擺放參考及各項修正,仍由工程師掌控。 本指南將介紹: Altium MCP 與 eda-agent 伺服器的運作方式 如何將 Codex 中的 GPT-6 連接至 Altium,並確認連線 AI 如何選擇元件、繪製原理圖,以及擺放和佈線電路板 AI 匯出了哪些檔案,以及哪些部分仍需要工程師修正 注意事項 這些伺服器均為獨立的第三方開源專案。JLCPCB 與 Altium 並未開發、擁有、審查、認可或支援這些工具,也不對設計、檔案、電腦或共享資訊的遺失或損壞承擔責任。本文僅供教育用途。 安裝前......
使用 Claude Code 與 Altium MCP:從環境設定到 PCB 設計
前言 Claude Code 能否直接在 Altium Designer 中協助設計 PCB?透過 Altium MCP 伺服器,它可以存取正在開啟的專案、建立及修改設計元素,並透過工具呼叫執行任務。但它實際上能處理 PCB 設計流程中的多少工作? 為了找出答案,我使用了eda-agent,一個由第三方開發的開源 MCP 伺服器,將我的 CH32V005 元件測試器重新製作成雙層 PCB。專案涵蓋元件選型、原理圖繪製、封裝擺放、佈線及設計檢查等完整流程。本文將實際示範整個工作流程,包括 Claude Code 能夠自動化處理的工作,以及仍須由我掌控的工程決策。 本指南將介紹: Altium MCP 伺服器的用途,以及 eda-agent 的運作方式 如何將 eda-agent 連接至 Claude Code,並確認設定是否正確 如何從元件選型開始,完成一塊已佈線的雙層 PCB Claude Code 在哪些環節需要修正及人工介入 整個工作流程消耗多少 Token,以及實際應用上的限制 圖:透過 Altium MCP 伺服器在 Altium Designer 中完成佈線的 CH32V005 元件測試......
GPT-6 Astra 在 KiCad 中的 PCB 設計:從簡述到已驗證原生專案
重點摘要 OpenAI 發布的內容:發佈頁面展示 GPT-6 Astra 在 KiCad 中進行 PCB 佈局的 15 秒濃縮片段。 模型完成的工作:它將四行設計簡述轉化為 44 × 34 mm 的雙層 PCB,涵蓋電路、封裝、元件放置、佈線,以及原生雙頁原理圖。 工作重點:元件放置及佈線只是其中一部分。兩個互相連結的原理圖頁面、專案本地元件庫,以及 45 個元件與其封裝之間以 UUID 建立的連結,對保持專案一致性至關重要。 實用發現:KiCad 回報 46 項原理圖一致性問題。這些問題透過修正元件欄位及未連接標記解決,而不是加入規則排除。 零違規的含意:KiCad 10.0.4 在已啟用的規則下回報 0 項 ERC 及 0 項 DRC 違規。另有五個 DRC 類別及四個 ERC 類別被忽略。 GPT-6 Astra 生成的 PCB 初看可能很簡單,但要建立整潔的原生 KiCad 專案,遠不只是產生一塊完成佈線的電路板。原理圖、元件庫、封裝及元件連結都必須保持一致。 在本專案中,GPT-6 Astra 在 KiCad 中建立並檢查 TPA3116D2 立體聲放大器,重點是保持原生專案一致,而不是......
GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中設計 PCB:成功之處、失敗環節與經驗總結
重點摘要 測試內容:讓 GPT-6 Astra 存取本機安裝的原生 EasyEDA Pro 3.2.149,並根據四行書面需求,設計一個 TPA3116D2 立體聲擴大機。 產出成果:完成一片 44 × 34 mm、包含 40 個表面黏著元件(SMD)的雙層 PCB,以及內嵌元件庫、可編輯的原生 EasyEDA Pro 專案。 出現問題的環節:第一次完整匯入後,專案正常開啟,外觀看起來也合理,但初次原生驗證仍回報了涉及 120 個 PCB 焊墊的 50 項關聯不符。 修正方式:為每個匯入的封裝指定唯一名稱與識別碼後,全部 50 項訊息均已清除。問題源於 EasyEDA Pro 在匯入時,將元件庫名稱相同、但原本應保持獨立的封裝,視為同一個封裝。 尚未證實的事項:電路板僅通過軟體檢查,尚未製造、組裝或量測,因此不能據此對輸出功率、熱性能或電磁相容性(EMC)提出結論。 多數關於 GPT-6 Astra PCB 設計能力的討論,都集中在一項使用 KiCad 的示範。相同工作流程能否在另一款電子設計自動化(EDA)工具中重現,此前尚未有公開示範。 本次測試於 2026 年 9 月 10~11 日進行,使......
AI PCB 設計:透過 EasyEDA Pro 將提示詞轉化為 PCB
重點摘要 AI PCB 設計:透過 AI 代理,在實際的電子設計自動化(EDA)編輯器中,自動完成原理圖建立、元件選型、佈局與驗證,而不只是生成圖片。 工作流程:透過 EasyEDA API 閘道器、開源 API 技能套件與本機橋接伺服器,將 EasyEDA Pro 連接至 AI 程式開發代理,例如 Claude Code 或 Codex。 設定與本機運作:設定約需十分鐘,並完全採用本機優先架構:設計資料、API 呼叫與中間產生的程式碼,都不會離開您的電腦。 製造銜接:由於代理放置的是真實元件庫中的元件,匯出的物料清單(BOM)能對應至 JLCPCB 可採購並組裝的實際料號。 硬體設計一直存在一個與物理原理無關的瓶頸:花費大量時間拖曳符號、重新命名網路,以及微調走線位置。如果這些重複性的操作能交由 AI 代理處理,情況會如何?這個代理不只是畫出一張電路圖片,而是操作實際的 EDA 編輯器,放置真實的符號、導線與封裝,讓您可以將設計直接送交製造。 AI PCB 設計是在 EDA 環境中,透過 AI 代理自動處理部分原理圖建立、元件選型、PCB 佈局與設計驗證工作。這套工作流程已不再停留於構想。透過 ......