PCB 電氣精通:設計、測試與除錯
1 分鐘
- PCB 設計的關鍵電氣規則:
- 以電氣為中心的 PCB 設計流程:
- PCB 電氣測試 — 從原型到量產:
- 快速電氣除錯工具箱:
- 總結:
PCB 電氣設計涵蓋訊號完整性、電源傳輸、安全性與 EMC。把這四項視為支撐設計的四大支柱。訊號支柱代表繞線時保持資料完整並避免反射;電源支柱則透過平面銅箔、去耦電容與散熱來實現強健配電;安全支柱規範絕緣與沿面距離;EMC(電磁相容性)則確保板子不會發射或接收雜訊。符合 EMC 的設計不得干擾其他設備。實務上需要完整接地平面,並仔細放置時脈與類比電路。
訊號 + 電源 + 安全 + EMC — 四大支柱
高速數位路徑需要受控阻抗與不中斷的回流路徑。電源軌需寬銅箔與充足去耦,避免電壓跌落。安全規則要求高壓網路具足夠沿面距離與隔離。EMC 考量則確保板子輻射最小並能抗干擾。例如,設計師常將時脈與高頻訊號走在內層,上下夾著接地平面以抑制 EMI。同樣地,為了電源完整性,四處放置旁路電容來馴服電源雜訊。
在畫第一條線之前就定義電氣規則
鋪銅前,先在設計工具中設定電氣規則:指定網路類別、間隙規則、電流限制與阻抗目標。
從電路圖開始:依功能(如電源、MCU、RF)分群,方便閱讀。為每條網路取描述性名稱,不要只叫 VCC,改用 +5V_MICRO 或 +12V_ANALOG 區分關鍵軌。接著立即執行電氣規則檢查 (ERC)。ERC 會抓到經典錯誤。
PCB 設計的關鍵電氣規則:
電流容量與銅寬/通孔計算器
每一條銅箔都是會發熱的小電阻。設計過窄就變成 PCB 形保險絲。使用 IPC-2152 等標準或線上計算器來決定線寬。例如 JLCPCB 提到,1 oz 外層 2 A 訊號線通常需要約 1 mm (40 mil) 寬度。相反地,用 0.1 mm 銅箔跑 10 A 必燒板子。別忘了熱效應:高溫或長線需降額。與其手算,不如用 Digikey 或 CAD 內建計算器,可精確得出寬度與通孔尺寸。
受控阻抗疊構(單端與差分)
高速訊號如同傳輸線,需要受控阻抗以避免反射造成資料錯亂。選擇疊層與走線幾何,使單端特性阻抗達 50 Ω 或差分 100 Ω。微帶線是外層訊號線覆蓋單一地平面,通常目標 50 Ω 單端;帶狀線則夾在兩平面之間,同樣 50 Ω,但對高速更安靜。兩條緊密差分對則目標 90–110 Ω 組合阻抗。阻抗由線寬、間距、介質厚度與材料 ε 決定。
例如 JLCPCB 指南說明,增加線寬或減少線到平面距離可降低阻抗;差分對間距則可微調 100 Ω。使用阻抗計算器(JLCPCB 也提供)來定義疊構與尺寸,並在製造文件註明:「所有差分對 100 Ω ±5%」或「微帶線 50 Ω」讓板廠驗證。
| 繞線類型 | 典型阻抗 | 常見應用 |
| 微帶線(外層) | 50 Ω | 單端時脈、RF 訊號 |
| 帶狀線(內層) | 50 Ω | 高速數位核心 |
| 差分對 | 90–110 Ω | USB、乙太網訊號對 |
| 共面波導(單/差) | 50 Ω / 100 Ω | RF |
回流路徑、接地彈跳與分割平面錯誤
回流路徑:別低估完整接地平面的重要性。每條高速走線都需要正下方的低電感回流路徑。如果將平面在類比與數位接地之間切開,回流電流必須繞路,形成巨大迴路,產生 EMI 與 SI 失效。混合訊號設計可將類比與數位區域放在同一層但物理分離,並共享同一完整接地平面。
接地彈跳:快速切換晶片也會造成接地彈跳。高 di/dt 電流尖峰會在電源與接地平面感應電壓擺盪。因此將去耦電容盡可能靠近每顆 IC 的電源腳,使狀態改變時的電流由電容供應,而非長電感路徑。
以電氣為中心的 PCB 設計流程:
可節省數週的電路圖電氣檢查 (ERC)
在佈線前就開始除錯,徹底審查電路圖。輸入完設計後立即執行 ERC,它會抓到:
- 腳位類型混用
- 輸出短路
- 電源網路懸空
使用描述性名稱如 +5V_MCU、CLK_OUT、GND_ANALOG,不僅避免混淆,也可在後續套用特殊規則。最後在電路圖加佈線註解,將電氣意圖傳遞到 PCB 階段。
AutoCAD Electrical vs KiCad vs Altium 在電氣密集型專案
工具選擇很重要。AutoCAD Electrical 在工業配線與 PLC 電路圖表現強大,但並非為受控阻抗等複雜 PCB 規則最佳化。現代 PCB EDA 如 KiCad 與 Altium Designer 則專為此而生。
對於以 PCB 為主的專案,Altium 或 KiCad 通常優於 AutoCAD。JLCPCB 的 EasyEDA 也提供雲端電路圖與佈局,整合模擬功能。關鍵是使用能強制電氣規則的工具——差分對長度、網路間隙與電源腳。
佈線前模擬 (SPICE 與 HyperLynx 基礎)
在繞第一條線前,先模擬關鍵電路。LTspice、PSpice 等 SPICE 工具可找出類比與電源區問題。高速數位網路與整板分析則用 SI/PI 求解器如 HyperLynx,可模擬 DDR 匯流排切換雜訊或 SERDES 眼圖。
PCB 電氣測試 — 從原型到量產:
飛針與治具 ICT 實現 100 % 網路測試
製造組裝後,每塊板子都需要徹底電氣檢查,主要有飛針與線上測試 (ICT)。
飛針測試 (FPT) 用可移動機械探針碰觸指定網路,測量導通、短路與元件值,彈性高但為順序測試。這是完整的 FPT 指南。
ICT(針床) 使用客製治具與數百根彈簧針,可並行快速測試所有網路與元件,適合大量生產。兩者皆能 100 % 驗證開路/短路。
| 測試方法 | 適用情境 | 需治具 |
| 飛針測試 | 原型、小批量 | 否 |
| 針床 ICT | 大量生產 | 是 |
耐壓、絕緣阻抗與導通標準
除網路導通外,電源板常需高壓安全測試。耐壓 (Hipot) 測試會在正常電壓數倍的 DC 或 AC 下測試隔離網路,例如 5 V 板可能測 500–1000 V。
絕緣阻抗 測試在測試電壓下量測高壓網路間的兆歐級阻抗,可捕捉微小漏電。導通測試則確保所有預期網路電阻 < 1 Ω 且無短路。
高速訊號完整性測試(TDR 與眼圖)
現代 GHz 等級板子,僅導通測試已不足。高速 SI/PI 測試將成量產常規,包括 TDR(時域反射儀)與眼圖。TDR 注入快速邊緣並量測阻抗,如有不匹配即可見反射,驗證阻抗控制成效。驅動 PCIe 或 USB 等串列鏈路並用示波器擷取眼圖,可確認訊號裕度。除錯時備有 GHz 級儀器,現代飛針機也能執行基礎高速檢查。
快速電氣除錯工具箱:
示波器探棒擺放實現乾淨量測
訣竅是示波器探棒接地越短越好;長接地夾會引入電感,扭曲快速邊緣。最佳方式是探棒尖端先碰訊號焊墊,然後用接地環就近夾地,使迴路面積最小。> 1 GHz 時用 x10 或主動探棒降低負載。
差分訊號請用差分探棒或兩通道數學相減。每次量測前校正探棒補償。設計時在關鍵網路放測試點。JLCPCB 佈局建議為每條電源軌與接地預留測試點。記得頻寬:量測 100 MHz 脈衝時示波器須有 > 500 MHz 頻寬,經驗法則為最快邊緣頻率的 5 倍以上。
十大電氣失效與速修指南
多數設計師會踩到的十大常見電氣坑與解法:
1. 線路過載(燒銅): 走線若熔斷,表示線寬不足以負荷電流。
解法: 加寬銅箔或並聯走線/通孔以提高 高電流路徑。
2. 短路(焊錫橋): 電源或接地間的橋接會造成不可預測故障。
解法: 放大鏡檢查或用導通測試,吸錫帶移除橋接。回顧設計間距與防焊覆蓋。
3. 開路(漏接): 網路未連接會讓電路失效。
解法: 檢查網表與電路圖,補線或跳線。ERC/DRC 通常會在投板前抓到。
4. 錯誤網路分配: 零件接錯網路(如 VCC 接到 GND)。
解法: 重跑 ERC/DRC 找出網路衝突。
5. 去耦不足: 數位切換導致電源軌漂移。
解法: 每顆電源腳旁加 0.1 µF+1 µF 去耦電容。
6. 接地佈局不良: 出現音訊雜訊或邏輯錯誤。
解法: 完整接地平面,並在去耦電容下打過孔。
7. 阻抗錯誤(串擾/反射): 高速鏈路眼圖失敗。
解法: 重調疊構與線寬至目標阻抗,加串聯阻尼電阻。
8. 元件方向錯誤: 極性元件(二極體、電解電容、連接器)反接。
解法: 在絲印/封裝旋轉或重新排序。
9. 熱過載: 元件過熱或關閉。
解法: 加寬銅箔散熱,並在發熱晶片下加散熱過孔。
10. 電源通孔不足: 電源平面通孔不足導致電壓降。
解法: 使用多個通孔連接電源平面,每額外通孔都增加容量。
解決這些問題通常需要觀察與量測:用三用電表與示波器找出異常。
總結:
電氣速查表
在送板製造前,最好跑一遍電氣檢查清單。許多公司提供免費參考表。核心檢查:
- 電源完整性: 所有去耦電容位置正確,電源走線依最壞電流承載能力選寬。
- 訊號完整性: 受控阻抗網路依正確接地參考繞線。
- 安全間隙: 所有電壓網路符合沿面/間隙規範。
- 接地: 疊構中使用完整平面,高速路徑下無不必要分割。
- DRC/ERC: 通過所有設計規則檢查,無 DRC 錯誤或 ERC 警告。
- 元件檢查: 每個元件封裝值與極性已驗證。
- 測試點: 提供足夠探針測試焊墊,特別在串列鏈路、重設線與電源軌。
- 絲印清晰度: 元件標籤可讀,極性與指示已標示。
- 組裝檔案: Gerber、BOM、擺放檔案已審閱。
- 文件: 註明板本、阻抗需求與特殊處理。
覆蓋以上領域可抓到絕大多數問題。逐步檢查可減少首版意外,提高整體可靠度,確保一次就成功。
持續學習
使用 GPT-6 與 Codex 進行 AI PCB 設計【逐步指南】
Altium MCP 透過模型上下文協定(Model Context Protocol,MCP)伺服器,將 Altium Designer 連接至 AI 助理,讓 AI 直接呼叫 Altium 本身的腳本功能,而不必透過截圖辨識後再點擊操作。我們使用 GPT-6 in Codex 與開源 eda-agent 伺服器,實際設計一塊 230 VAC、10 A 的 BL0942 電能計量板,從資料表一路完成至通過 DRC 檢查的製造檔案。 AI 負責選擇元件、繪製原理圖,以及擺放、佈線和檢查電路板;電路設計決策、元件擺放參考及各項修正,仍由工程師掌控。 本指南將介紹: Altium MCP 與 eda-agent 伺服器的運作方式 如何將 Codex 中的 GPT-6 連接至 Altium,並確認連線 AI 如何選擇元件、繪製原理圖,以及擺放和佈線電路板 AI 匯出了哪些檔案,以及哪些部分仍需要工程師修正 注意事項 這些伺服器均為獨立的第三方開源專案。JLCPCB 與 Altium 並未開發、擁有、審查、認可或支援這些工具,也不對設計、檔案、電腦或共享資訊的遺失或損壞承擔責任。本文僅供教育用途。 安裝前......
使用 Claude Code 與 Altium MCP:從環境設定到 PCB 設計
前言 Claude Code 能否直接在 Altium Designer 中協助設計 PCB?透過 Altium MCP 伺服器,它可以存取正在開啟的專案、建立及修改設計元素,並透過工具呼叫執行任務。但它實際上能處理 PCB 設計流程中的多少工作? 為了找出答案,我使用了eda-agent,一個由第三方開發的開源 MCP 伺服器,將我的 CH32V005 元件測試器重新製作成雙層 PCB。專案涵蓋元件選型、原理圖繪製、封裝擺放、佈線及設計檢查等完整流程。本文將實際示範整個工作流程,包括 Claude Code 能夠自動化處理的工作,以及仍須由我掌控的工程決策。 本指南將介紹: Altium MCP 伺服器的用途,以及 eda-agent 的運作方式 如何將 eda-agent 連接至 Claude Code,並確認設定是否正確 如何從元件選型開始,完成一塊已佈線的雙層 PCB Claude Code 在哪些環節需要修正及人工介入 整個工作流程消耗多少 Token,以及實際應用上的限制 圖:透過 Altium MCP 伺服器在 Altium Designer 中完成佈線的 CH32V005 元件測試......
GPT-6 Astra 在 KiCad 中的 PCB 設計:從簡述到已驗證原生專案
重點摘要 OpenAI 發布的內容:發佈頁面展示 GPT-6 Astra 在 KiCad 中進行 PCB 佈局的 15 秒濃縮片段。 模型完成的工作:它將四行設計簡述轉化為 44 × 34 mm 的雙層 PCB,涵蓋電路、封裝、元件放置、佈線,以及原生雙頁原理圖。 工作重點:元件放置及佈線只是其中一部分。兩個互相連結的原理圖頁面、專案本地元件庫,以及 45 個元件與其封裝之間以 UUID 建立的連結,對保持專案一致性至關重要。 實用發現:KiCad 回報 46 項原理圖一致性問題。這些問題透過修正元件欄位及未連接標記解決,而不是加入規則排除。 零違規的含意:KiCad 10.0.4 在已啟用的規則下回報 0 項 ERC 及 0 項 DRC 違規。另有五個 DRC 類別及四個 ERC 類別被忽略。 GPT-6 Astra 生成的 PCB 初看可能很簡單,但要建立整潔的原生 KiCad 專案,遠不只是產生一塊完成佈線的電路板。原理圖、元件庫、封裝及元件連結都必須保持一致。 在本專案中,GPT-6 Astra 在 KiCad 中建立並檢查 TPA3116D2 立體聲放大器,重點是保持原生專案一致,而不是......
GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中設計 PCB:成功之處、失敗環節與經驗總結
重點摘要 測試內容:讓 GPT-6 Astra 存取本機安裝的原生 EasyEDA Pro 3.2.149,並根據四行書面需求,設計一個 TPA3116D2 立體聲擴大機。 產出成果:完成一片 44 × 34 mm、包含 40 個表面黏著元件(SMD)的雙層 PCB,以及內嵌元件庫、可編輯的原生 EasyEDA Pro 專案。 出現問題的環節:第一次完整匯入後,專案正常開啟,外觀看起來也合理,但初次原生驗證仍回報了涉及 120 個 PCB 焊墊的 50 項關聯不符。 修正方式:為每個匯入的封裝指定唯一名稱與識別碼後,全部 50 項訊息均已清除。問題源於 EasyEDA Pro 在匯入時,將元件庫名稱相同、但原本應保持獨立的封裝,視為同一個封裝。 尚未證實的事項:電路板僅通過軟體檢查,尚未製造、組裝或量測,因此不能據此對輸出功率、熱性能或電磁相容性(EMC)提出結論。 多數關於 GPT-6 Astra PCB 設計能力的討論,都集中在一項使用 KiCad 的示範。相同工作流程能否在另一款電子設計自動化(EDA)工具中重現,此前尚未有公開示範。 本次測試於 2026 年 9 月 10~11 日進行,使......
AI PCB 設計:透過 EasyEDA Pro 將提示詞轉化為 PCB
重點摘要 AI PCB 設計:透過 AI 代理,在實際的電子設計自動化(EDA)編輯器中,自動完成原理圖建立、元件選型、佈局與驗證,而不只是生成圖片。 工作流程:透過 EasyEDA API 閘道器、開源 API 技能套件與本機橋接伺服器,將 EasyEDA Pro 連接至 AI 程式開發代理,例如 Claude Code 或 Codex。 設定與本機運作:設定約需十分鐘,並完全採用本機優先架構:設計資料、API 呼叫與中間產生的程式碼,都不會離開您的電腦。 製造銜接:由於代理放置的是真實元件庫中的元件,匯出的物料清單(BOM)能對應至 JLCPCB 可採購並組裝的實際料號。 硬體設計一直存在一個與物理原理無關的瓶頸:花費大量時間拖曳符號、重新命名網路,以及微調走線位置。如果這些重複性的操作能交由 AI 代理處理,情況會如何?這個代理不只是畫出一張電路圖片,而是操作實際的 EDA 編輯器,放置真實的符號、導線與封裝,讓您可以將設計直接送交製造。 AI PCB 設計是在 EDA 環境中,透過 AI 代理自動處理部分原理圖建立、元件選型、PCB 佈局與設計驗證工作。這套工作流程已不再停留於構想。透過 ......
PCB 製造用 ODB 檔案實務指南
重點摘要 整合式資料:ODB++ 將製造圖形、網表、疊構與鑽孔跨層範圍整合在同一個資料包中。 減少錯誤:內嵌網表讓 CAM 軟體能在生產之前找出資料錯誤。 匯出前檢查:排除所有設計規則檢查問題、確保電路板外形封閉,並使用檢視器確認鑽孔跨層範圍。 建議做法:使用 Gerber 取得快速報價,同時備妥 ODB++ 資料,以便回覆工程詢問。 一個 Gerber 圖層可能只會表示:「在這裡畫一個 0.5 mm(20 mil)的圓。」ODB++ 則能將相同的圖形描述為 VCC 網路上的焊墊,並指出它連接至一個從第 1 層延伸至第 4 層的金屬化孔。換句話說,製造商收到的是電路板的完整描述,而不只是一組圖稿。 圖 1:CAM 工程師檢查匯入的 ODB++ 製造資料 這一點十分重要,因為製造商每次需要從不同檔案中重新推斷資料關係,都會增加一次出錯的機會。若資料中包含原始設計物件及其關係,可製造性設計(DFM)工具就能根據電路板本身的網表、疊構、鑽孔定義與元件資料進行檢查。本指南將說明 ODB++ 檔案包含哪些內容、資料夾結構如何組織,以及它與現代 Gerber 和 IPC-2581 的差異。同時也會介紹匯出前值......