免費 LTspice 電路模擬器指南:電子工程師的 SPICE 模擬入門
2 分鐘
- 為什麼選擇 LTspice?
- 開始使用 LTspice
- 放大器範例:NPN BC547
- 在 LTspice 中建立電路
- 執行模擬
- 為什麼這對 PCB 工程師很重要
- LTspice 對學生與工程師的優勢包括
- 使用 LTspice 時的常見問題
- BC547 放大器模擬結果摘要
- 結論
如果每位電子工程師在製作原型時,每燒壞一顆電阻或電晶體都能獲得一美元,那麼我們大多數人可能早就不用再除錯電路了,而是在某個舒服的地方,也許坐在海邊喝著咖啡。幸好,我們可以在實際電路出錯之前先進行電路模擬。如此一來,就能避免冒煙、起火,只留下平順的曲線與乾淨的波形。
目前有許多電路模擬器可供選擇,不過 LTspice 一直是其中非常突出的工具。為什麼?因為它免費、輕量、快速,而且功能出乎意料地強大。無論您正在學習電子學,還是從事 PCB 設計工程,LTspice 都能讓您只需幾個步驟就建立並模擬電路。甚至在真正製作電路之前,您也可以透過值得全球工程師信賴的 PCB 製造商 JLCPCB,將 LTspice 設計進一步轉化成實體 PCB。本文將介紹 LTspice、它為什麼如此受到歡迎,並透過使用 NPN BC547 電晶體的基本放大器電路進行模擬示範。
為什麼選擇 LTspice?
LTspice 是一款以 SPICE 平台為基礎的免費電路模擬軟體,廣泛應用於教育與專業領域。
- 免費且支援跨平台: LTspice 的安裝程式體積不大,可在 Windows PC 與 macOS 電腦上執行。
- 快速且準確:它針對類比、混合訊號電路以及大型設計進行模擬效能最佳化。
- 豐富的元件庫:軟體內建大量常見電路元件,包括電晶體、運算放大器、二極體、MOSFET 與被動元件。此外,LTspice 也支援建立自訂 SPICE 模型。
- 進階分析能力: LTspice 同時支援時域與頻域模擬,另外還提供單一元件雜訊分析與參數掃描等功能。
- 適合專業學習與實際應用:LTspice 具有容易使用的介面,並能方便地將電路行為視覺化。它有助於在製作實體原型之前驗證設計,減少 PCB 重新打樣的次數。
簡而言之,LTspice 是一款出色、免費且靈活的工具,非常適合專業電路設計與電子學習。
開始使用 LTspice
- 下載與安裝:可於 Analog Devices 的 LTspice 頁面免費下載。
- 介面:提供簡單的原理圖編輯器,工具列包含電阻、電容、電晶體與電源等元件。
- 模擬類型:
主要模擬類型如下。
- 暫態分析(Transient Analysis):用來觀察波形隨時間的變化。前往 Simulation > Edit Simulation Command > Select Transient Analysis > Stop Time = 5 ms。
- DC Sweep:查看電壓/電流如何隨偏壓改變。前往 Simulate > Edit Simulation Command > DC Sweep。
- AC 分析:分析頻率響應、增益與相位。前往 Simulation Command > AC Analysis。
放大器範例:NPN BC547
接下來將建立一個使用 BC547 電晶體的共射極放大器。
電路說明:
- 電晶體:NPN BC547(通用型電晶體)。
- 電阻:用於負載與偏壓。
- 電容:用於輸入與輸出耦合。
- 電源供應:+12 V DC。
- 輸入訊號:1 kHz 正弦波。
電路元件
- R1 = 17.576 kΩ(從 Vcc 到基極的偏壓電阻)
- R2 = 17 kΩ(基極至接地電阻)
- RC = 350 Ω(集極電阻)
- RE = 1.04 kΩ(用於穩定性的射極電阻)
- C1 = 100 µF(輸入耦合電容)
- C2 = 100 µF(輸出耦合電容)
- CE = 300 µF(射極旁路電容)
- Vcc = +12 V(直流電源)
- Vin = SINE (0 0.01 0)(AC 輸入)
電路工作原理
此電路使用分壓偏壓網路,以穩定電晶體的基極電壓並維持一致的工作性能。電晶體基極正確工作點所需的偏壓電流由 R1 與 R2 電阻決定,使電晶體能在線性主動區工作。集極電阻 RC 作為電晶體的負載,對決定放大器的電壓增益相當重要。射極電阻 RE 可抵消溫度與電晶體參數變化造成的影響,提供 DC 穩定性並維持穩定的直流工作點。此外,旁路電容 CE 可讓 AC 訊號繞過 RE 電阻,藉此改善交流性能並提高放大器增益。電容 C1 與 C2 分別為輸入與輸出耦合電容,可以隔離 DC 成分,同時允許 AC 訊號通過,也有助於避免不同級之間產生不必要的偏壓偏移。整體而言,這種配置構成常見的共射極放大器,可以提供具有明顯電壓增益且反相的輸出訊號,因此可應用於音訊與一般訊號放大。
在 LTspice 中建立電路
1. 開啟 LTspice:點選 File > New Schematic。
2. 放置元件:
- 按下 F2 開啟元件清單。
- 加入一顆 NPN 電晶體。
- 放置電阻、電容與電源。
3. 連接線路:按下 F3 使用導線工具連接各節點。
4. 接地節點:每一個 SPICE 電路都需要接地。使用接地符號加入 Ground。
5. 設定參數:在每個元件上按滑鼠右鍵,設定電阻值、電容量與電壓值。
執行模擬
步驟 1:偏壓驗證(DC 工作點)
DC 工作點模擬可以協助驗證電晶體的偏壓,並確認它工作於主動區。預期參數包括約 0.7 V 的基極-射極電壓 Vbe、約 1 mA 的集極電流 Ic,以及集極-射極電壓 Vce。模擬輸出如下。
DC 模擬結果呈現均勻、穩定的電壓增加以及線性響應訊號。這可以確保偏壓設定正確,使電晶體不會進入嚴重飽和或截止狀態,因此能維持正常工作。由此可見,BC547 電晶體以及 R1、R2、RC 與 RE 電阻網路所建立的靜態工作點具有實際可行性,因此能在正常工作條件下放大 AC 訊號而不產生失真。
步驟 2:暫態分析
暫態分析可以顯示放大器在時間變化輸入訊號下的工作行為。當使用振幅 10 mV、頻率 1 kHz 的 Vin SINE 正弦波時,輸出波形會被放大並反相約 180 度,這符合共射極放大器的特性。
從平順的正弦輸出可以觀察到,此電路能提供線性電壓放大,且沒有明顯訊號失真。這驗證了放大器能準確放大 AC 訊號,因此可應用於音訊與感測器訊號處理等不同領域。
步驟 3:AC 分析(增益 vs 頻率)
透過 AC Sweep,模擬可以顯示放大器增益對頻率的依賴關係,掃描範圍從 1 Hz 到 1 MHz。
這張波德圖顯示,在約 1 kHz 的中頻範圍內,增益相對穩定,表示此處的放大效果保持一致。在非常低或非常高的頻率下,受到耦合電容與旁路電容的影響,增益會下降。中頻增益約為 13–20 dB,而截止頻率則決定了放大器能有效工作的頻寬與頻率範圍。
為什麼這對 PCB 工程師很重要
雖然這只是一個簡單的放大器,但以下原則同樣適用於 PCB 層級的類比設計:
- 偏壓:錯誤的電阻比例會使電晶體進入截止或飽和狀態。
- 耦合電容:這些電容用於阻隔 DC 並讓 AC 通過,是多級放大器不可或缺的元件。
- 射極電阻:用於穩定偏壓並降低失真。
- 先進行模擬:在錯誤變成實際焊接問題之前,先於虛擬環境中找出問題。
在高速 PCB 設計中(例如 Op-Amp 前端、感測器放大器),LTspice 可以協助視覺化增益、頻寬與穩定性。
LTspice 對學生與工程師的優勢包括
- 從實作中學習:非常適合初學者繪製電路、進行模擬並立即查看結果。
- 安全的原型驗證:不會燒壞元件,也不用擔心電源發生爆炸。
- 複雜分析:即使是資深工程師,也會使用 LTspice 分析 SMPS、RF 電路與混合訊號設計。
- 社群支援:網路上有大量 LTspice 範例檔案與教學資源。
使用 LTspice 時的常見問題
- 忘記加入接地節點(電路將無法執行)。
- 使用不切實際的元件數值。
- 忽略電晶體模型;如果重視準確度,請務必匯入製造商提供的 SPICE 模型。
- 錯誤理解模擬結果;應始終將模擬結果與理論進行交叉確認。
BC547 放大器模擬結果摘要
| 模擬類型 | 目的 | 主要觀察結果 | 預期結果 |
|---|---|---|---|
| DC 工作點 | 檢查電晶體偏壓並確認是否工作於主動區 | 確認偏壓正確,Vbe ≈ 0.7 V、Ic ≈ 1 mA | 穩定的工作點與正確的電晶體偏壓 |
| 暫態分析 | 觀察時域訊號行為 | 顯示經放大且反相的正弦波輸出 | 清楚的訊號放大與 180° 相位反轉 |
| AC Sweep 分析 | 分析頻率響應與增益變化 | 增益在中頻範圍內保持穩定 | 中頻增益 ≈ 13–20 dB;頻寬由截止頻率決定 |
結論
在現代電子設計中,電路模擬是不可或缺的流程,讓工程師能在製作實體原型之前評估電路功能並進行最佳化。從上述結果可以看到,我們已成功使用 LTspice,透過 DC、暫態與 AC 分析驗證 BC547 共射極放大器能正常工作,並確認電路具有正確的偏壓、穩定的放大程度,以及在預期頻率範圍內的訊號響應。由於這些步驟與專業工程師在實際設計中使用的方法一致,因此這種方式能大幅減少錯誤,並改善最終電路性能。根據上述實作經驗,LTspice 與其他模擬器的免費版本,都能提供強大、可靠且準確的方法,協助開發與驗證電子設計。
持續學習
如何在 EasyEDA 中從零開始繪製電路圖
今天,我們將從零開始設計一個電路,我會展示整個繪製原理圖的流程。在 EasyEDA 中,你可以遵循哪些注意事項與設計策略,讓你的 PCB 看起來專業又出色。我們要設計的是一塊充電器板,難度中等。過程中會先讀取 datasheet,挑選所需元件,再依邏輯完成電路。我將帶你走一遍我個人設計 CN3058E 鋰鐵磷酸電池充電器(含保護)的流程,從最初構想到最終原理圖與 PCB,全部在 EasyEDA 完成。 EasyEDA 簡介 談到電子電路設計,最受歡迎的線上工具之一就是 EasyEDA。這套免費雲端平台讓工程師、業餘玩家與學生都能在瀏覽器內完成繪圖、模擬,甚至直接設計印刷電路板。 與傳統需安裝的軟體不同,EasyEDA 完全線上運作,協作與專案分享更簡單。不論你是剛玩 Arduino 的新手,還是準備量產 PCB 的專業人士,EasyEDA 都能輕鬆上手。 什麼是 EasyEDA?為何選它? EasyEDA 是整合式設計環境,支援: 原理圖繪製 – 從零畫出電路圖。 電路模擬 – 打樣前先用虛擬方式驗證。 PCB 佈線 – 將原理圖轉成電路板。 一鍵下單 – 直連 JLCPCB 生產。 主要優點: ......
使用 GPT-6 與 Codex 進行 AI PCB 設計【逐步指南】
Altium MCP 透過模型上下文協定(Model Context Protocol,MCP)伺服器,將 Altium Designer 連接至 AI 助理,讓 AI 直接呼叫 Altium 本身的腳本功能,而不必透過截圖辨識後再點擊操作。我們使用 GPT-6 in Codex 與開源 eda-agent 伺服器,實際設計一塊 230 VAC、10 A 的 BL0942 電能計量板,從資料表一路完成至通過 DRC 檢查的製造檔案。 AI 負責選擇元件、繪製原理圖,以及擺放、佈線和檢查電路板;電路設計決策、元件擺放參考及各項修正,仍由工程師掌控。 本指南將介紹: Altium MCP 與 eda-agent 伺服器的運作方式 如何將 Codex 中的 GPT-6 連接至 Altium,並確認連線 AI 如何選擇元件、繪製原理圖,以及擺放和佈線電路板 AI 匯出了哪些檔案,以及哪些部分仍需要工程師修正 注意事項 這些伺服器均為獨立的第三方開源專案。JLCPCB 與 Altium 並未開發、擁有、審查、認可或支援這些工具,也不對設計、檔案、電腦或共享資訊的遺失或損壞承擔責任。本文僅供教育用途。 安裝前......
使用 Claude Code 與 Altium MCP:從環境設定到 PCB 設計
前言 Claude Code 能否直接在 Altium Designer 中協助設計 PCB?透過 Altium MCP 伺服器,它可以存取正在開啟的專案、建立及修改設計元素,並透過工具呼叫執行任務。但它實際上能處理 PCB 設計流程中的多少工作? 為了找出答案,我使用了eda-agent,一個由第三方開發的開源 MCP 伺服器,將我的 CH32V005 元件測試器重新製作成雙層 PCB。專案涵蓋元件選型、原理圖繪製、封裝擺放、佈線及設計檢查等完整流程。本文將實際示範整個工作流程,包括 Claude Code 能夠自動化處理的工作,以及仍須由我掌控的工程決策。 本指南將介紹: Altium MCP 伺服器的用途,以及 eda-agent 的運作方式 如何將 eda-agent 連接至 Claude Code,並確認設定是否正確 如何從元件選型開始,完成一塊已佈線的雙層 PCB Claude Code 在哪些環節需要修正及人工介入 整個工作流程消耗多少 Token,以及實際應用上的限制 圖:透過 Altium MCP 伺服器在 Altium Designer 中完成佈線的 CH32V005 元件測試......
GPT-6 Astra 在 KiCad 中的 PCB 設計:從簡述到已驗證原生專案
重點摘要 OpenAI 發布的內容:發佈頁面展示 GPT-6 Astra 在 KiCad 中進行 PCB 佈局的 15 秒濃縮片段。 模型完成的工作:它將四行設計簡述轉化為 44 × 34 mm 的雙層 PCB,涵蓋電路、封裝、元件放置、佈線,以及原生雙頁原理圖。 工作重點:元件放置及佈線只是其中一部分。兩個互相連結的原理圖頁面、專案本地元件庫,以及 45 個元件與其封裝之間以 UUID 建立的連結,對保持專案一致性至關重要。 實用發現:KiCad 回報 46 項原理圖一致性問題。這些問題透過修正元件欄位及未連接標記解決,而不是加入規則排除。 零違規的含意:KiCad 10.0.4 在已啟用的規則下回報 0 項 ERC 及 0 項 DRC 違規。另有五個 DRC 類別及四個 ERC 類別被忽略。 GPT-6 Astra 生成的 PCB 初看可能很簡單,但要建立整潔的原生 KiCad 專案,遠不只是產生一塊完成佈線的電路板。原理圖、元件庫、封裝及元件連結都必須保持一致。 在本專案中,GPT-6 Astra 在 KiCad 中建立並檢查 TPA3116D2 立體聲放大器,重點是保持原生專案一致,而不是......
GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中設計 PCB:成功之處、失敗環節與經驗總結
重點摘要 測試內容:讓 GPT-6 Astra 存取本機安裝的原生 EasyEDA Pro 3.2.149,並根據四行書面需求,設計一個 TPA3116D2 立體聲擴大機。 產出成果:完成一片 44 × 34 mm、包含 40 個表面黏著元件(SMD)的雙層 PCB,以及內嵌元件庫、可編輯的原生 EasyEDA Pro 專案。 出現問題的環節:第一次完整匯入後,專案正常開啟,外觀看起來也合理,但初次原生驗證仍回報了涉及 120 個 PCB 焊墊的 50 項關聯不符。 修正方式:為每個匯入的封裝指定唯一名稱與識別碼後,全部 50 項訊息均已清除。問題源於 EasyEDA Pro 在匯入時,將元件庫名稱相同、但原本應保持獨立的封裝,視為同一個封裝。 尚未證實的事項:電路板僅通過軟體檢查,尚未製造、組裝或量測,因此不能據此對輸出功率、熱性能或電磁相容性(EMC)提出結論。 多數關於 GPT-6 Astra PCB 設計能力的討論,都集中在一項使用 KiCad 的示範。相同工作流程能否在另一款電子設計自動化(EDA)工具中重現,此前尚未有公開示範。 本次測試於 2026 年 9 月 10~11 日進行,使......
AI PCB 設計:透過 EasyEDA Pro 將提示詞轉化為 PCB
重點摘要 AI PCB 設計:透過 AI 代理,在實際的電子設計自動化(EDA)編輯器中,自動完成原理圖建立、元件選型、佈局與驗證,而不只是生成圖片。 工作流程:透過 EasyEDA API 閘道器、開源 API 技能套件與本機橋接伺服器,將 EasyEDA Pro 連接至 AI 程式開發代理,例如 Claude Code 或 Codex。 設定與本機運作:設定約需十分鐘,並完全採用本機優先架構:設計資料、API 呼叫與中間產生的程式碼,都不會離開您的電腦。 製造銜接:由於代理放置的是真實元件庫中的元件,匯出的物料清單(BOM)能對應至 JLCPCB 可採購並組裝的實際料號。 硬體設計一直存在一個與物理原理無關的瓶頸:花費大量時間拖曳符號、重新命名網路,以及微調走線位置。如果這些重複性的操作能交由 AI 代理處理,情況會如何?這個代理不只是畫出一張電路圖片,而是操作實際的 EDA 編輯器,放置真實的符號、導線與封裝,讓您可以將設計直接送交製造。 AI PCB 設計是在 EDA 環境中,透過 AI 代理自動處理部分原理圖建立、元件選型、PCB 佈局與設計驗證工作。這套工作流程已不再停留於構想。透過 ......