如何閱讀電路原理圖
1 分鐘
- 了解原理圖的用途
- 常見元件符號一覽
- 如何閱讀與解讀原理圖
- 沿著訊號流向閱讀
- 查閱元件資料表
- 整合各個功能區塊
- 給初學者的原理圖閱讀技巧
- 透過 JLCPCB 將原理圖化為實體
- 結論
電路原理圖是電子工程的語言。它將複雜的電路拆解成圖面,呈現元件之間的連接方式,以及它們如何互相配合來完成特定功能。您可以把原理圖視為電子系統的設計藍圖,了解各個元件如何組成能夠運作的電路。無論是製作、除錯,還是修改電子專案,首先需要掌握的技能,就是讀懂這些原理圖。
了解原理圖的用途
原理圖(Schematic)呈現的是電子元件之間的電氣連接,而不是它們的實際擺放位置。每一種元件,例如電阻、電容、二極體與電晶體,都有對應的符號。透過標示哪些元件串聯、哪些元件並聯,原理圖能協助我們理解電路功能,並進行故障排除。
原理圖優先考慮的是清楚的表達與連接關係,而不是元件的實體排列。它的目的是說明各部分如何共同構成完整的電子系統。上圖是一個收音機接收電路,包含天線線圈(L₁)、調諧電容(C₁)、二極體、兩顆電晶體(Q₁ 與 Q₂)、電阻與變壓器(T₁)。這些元件互相連接,形成可以運作的電子系統。
常見元件符號一覽
首先,需要了解原理圖中使用的符號。每個符號都代表一種元件及其功能。
上圖整理了 JLCPCB 網站介紹的常見電氣符號。
| 符號/代號 | 名稱 | 元件或電路角色 | 用途 |
|---|---|---|---|
| L1 | 線圈 | 天線線圈 | 接收射頻(RF)訊號 |
| C1 | 可變電容 | 調諧電容 | 選取所需的頻率 |
| D1 | 二極體 | 檢波二極體 | 解調射頻訊號 |
| Q1、Q2 | 電晶體 | 放大器 | 放大檢波後的訊號 |
| R1–R4 | 電阻 | 偏壓網路 | 設定電流與電壓準位 |
| C2、C3、C5 | 電容 | 耦合與濾波 | 阻隔直流並讓交流訊號通過 |
| T1 | 變壓器 | 級間耦合 | 在放大級之間傳遞訊號 |
| Vcc | 電源 | 直流電壓源 | 為整個電路供電 |
這張表說明了上圖各個元件符號的用途。熟悉這些符號的辨識方式後,即使面對更複雜的原理圖,也能逐步理解其中的電路。
如何閱讀與解讀原理圖
如果不了解符號代表什麼,也分不清輸入與輸出的方向,就很難從原理圖取得有用的資訊。掌握基本元件符號與連線方式後,就可以開始真正「閱讀」原理圖。不過,在閱讀任何原理圖之前,應先了解這個電路的用途。
這個設計整合 ATmega328P-AU 微控制器、熱電偶放大器、OLED 顯示器,以及溫度控制子系統,用於監測與控制烙鐵頭溫度。T12 焊台就是一種具有溫度控制功能的焊接工具。
原理圖通常會依功能劃分成多個區塊,每個區塊負責特定任務。以下進一步拆解這個設計:
-
5 V 穩壓電路
-
熱電偶放大器
-
加熱器高側開關
-
輸入電壓感測電路
-
按鈕與開關
-
OLED 顯示器
-
蜂鳴器
-
連接器
微控制器區塊
電路的核心是 ATmega328P-AU。原文將此處的實作描述為使用 Arduino Nano 板,由它負責所有邏輯與控制工作:
- PC4(SDA)與 PC5(SCL)腳位用於 OLED 的 I²C 通訊。
- 透過類比輸入腳位 ADC0、ADC1 讀取溫度與電壓感測訊號。
- 使用 D5–D10 數位腳位處理加熱控制、蜂鳴器與按鍵。
- XTAL1/XTAL2 連接 16 MHz 晶體,以維持穩定運作。
- 電源腳位 VCC、AVCC 搭配去耦電容,降低雜訊。
這個區塊是整個系統的控制中心,負責串接與協調所有子系統。
譯註:原稿同時使用 ATmega328P-AU、Arduino Nano 與 D5–D10 等名稱。此處保留原稿的命名與腳位標示,不據此推定晶片實體腳位與開發板編號之間的完整對應。
5 V 穩壓電路
穩定的電源是微控制器正常運作的必要條件。這個設計使用線性穩壓器 U2(78M05),將外部 24 V 電源降至 5 V,供 ATmega328P 與周邊電路使用。電容 C10–C12 用於電源去耦。
原文另提到透過接地保護電路免受「shocks」影響。
譯註:原稿沒有說明此處的 shocks 指電擊還是電氣瞬變,也沒有交代保護接地的具體連接方式,因此不將這句話延伸為已具備防觸電保護的判定。
熱電偶放大器
這個區塊負責量測烙鐵內部熱電偶所反映的溫度。
- 熱電偶會產生微小電壓;原文將此電壓與溫度之間的關係描述為線性。
- 運算放大器 LMV358(U3)將這個訊號放大,使 ADC 通道能夠讀取。
- 運算放大器周圍的電阻與電容用來設定增益並濾除雜訊。
- 原文將二極體 D2 的作用描述為阻斷反向連接。
原文指出,控制器可透過分析放大後的電壓,精確判斷烙鐵頭的溫度。
加熱器高側開關
控制加熱器時,需要安全地切換較大的電流。原文將由 Q1(FMMT619)與 Q2(IRLR7843TRPBF)構成的區塊稱為高側 MOSFET 驅動電路。當 ATmega 從 D9 輸出控制訊號時,便會驅動這些電晶體,向烙鐵的加熱元件供電。
D1(SS54)在原文中作為續流二極體,用來防護感性突波;C7 與 D4 則負責瞬變抑制與電壓箝位。這個區塊是系統的功率控制級,依照溫度回授調整加熱。
輸入電壓感測電路
原文將這個區塊描述為透過電阻分壓器 R12、R13 調整輸入電源電壓,並利用齊納二極體 D3 提供過電壓保護。接下來的文字提及 ADC1,但該句語意不完整。此區塊的整體目的是讓系統辨識欠電壓或供電故障,以提升安全性。
譯註:原句「The ADC1 contains the microcontroller and is covered with the split patch.」無法清楚表達接線關係,因此此處不補寫 ADC1 的實際連接方式,需回到原理圖或原始設計資料確認。
按鈕與開關
使用者透過按鈕與旋轉編碼器操作系統。RESET 開關用來重新啟動微控制器;旋轉編碼器 SW1 則用來輸入加熱強度或其他設定值。相關開關連接至 D6、D7 與 D8 數位腳位,並搭配上拉電阻,避免輸入浮接。
OLED 顯示器
OLED 模組透過 I²C 匯流排運作。上拉電阻 R3 與 R4 用來建立所需的邏輯電壓準位。顯示器會在使用者介面上呈現溫度讀值、加熱器狀態與其他資訊。
蜂鳴器
這個簡單的提示系統使用連接至 D5 的壓電式蜂鳴器 BUZZER1。微控制器會在開機、達到目標溫度或發生錯誤時啟動蜂鳴器,發出提示音。
連接器
外部連接介面包括:
- P1(24 V 輸入):主要電源連接器。
- P2(熱電偶輸入):連接來自烙鐵頭的熱電偶。
- P3(加熱器輸出):連接加熱元件。
- ICSP 排針:用於 ATmega328P 的線上燒錄。
沿著訊號流向閱讀
有效閱讀原理圖的關鍵,是追蹤電源與訊號如何在系統中傳遞:
-
電源路徑: 24 V 輸入經過穩壓器,產生邏輯電路所需的 5 V 電源。
-
訊號路徑: 熱電偶產生的微小電壓經過放大器,再送至 ADC 輸入。
-
控制路徑: 微控制器解讀量測資料,並向加熱器開關輸出控制訊號。
-
回授迴路: 透過控制加熱器的開關週期,維持烙鐵頭溫度。
-
使用者介面: OLED 與旋轉編碼器提供操作輸入與狀態回饋。
將這些路徑在腦中串接起來,就能更清楚理解各個區塊如何互相配合。閱讀原理圖時,也應逐一核對以下元件的角色:
- 電阻(R):分壓、偏壓或上拉。
- 電容(C):去耦或濾波。
- 二極體(D):保護或整流。
- 電晶體(Q):開關或放大。
- 積體電路(U):控制或處理單元。
查閱元件資料表
原理圖只提供理解電路所需的一部分資訊,另一部分則藏在元件資料表中。若要深入理解原理圖的運作邏輯,就必須閱讀這些資料,了解每個元件實際如何工作。
ATmega328P 的資料表說明腳位配置、ADC 參考電壓與工作電壓範圍;LMV358 的資料表則提供運算放大器特性與輸入條件,可用於理解熱電偶放大級的增益設計。
78M05 穩壓器與 IRLR7843 MOSFET 的資料表,提供電流、熱限制與承載能力等資訊,其中 MOSFET 的導通電阻 RDS(on) 也是原文提及的檢查項目。原稿將這些資料與加熱器的「相位控制」連結,但未進一步說明其具體控制方式。
最後,OLED 顯示器的資料表會說明 I²C 通訊協定與電壓範圍。閱讀原理圖時,應持續交叉核對資料表,確認各個訊號與電壓都位於允許範圍內。
整合各個功能區塊
了解各個區塊之後,就能進一步看出整個系統如何共同運作:
- 24 V 輸入為加熱器供電,並經過穩壓產生邏輯電路所需的 5 V 電源。
- 熱電偶監測烙鐵頭溫度,訊號經過放大後送入微控制器。
- ATmega328P 比較量測讀值與使用者透過旋轉編碼器設定的目標值。
- 接著控制 MOSFET 開關,調整加熱器功率。
- OLED 顯示目前溫度與狀態,蜂鳴器則提供聲音提示。
當您完整閱讀並追蹤這份原理圖後,不只能了解各個元件如何連接,也能掌握它們如何共同實現整體電路設計。
給初學者的原理圖閱讀技巧
如果您還不熟悉電路原理圖,可以先從電源與訊號的方向開始。找出電壓從哪裡進入,以及如何分配到不同區域。
接著熟悉最常見的符號,包括電阻、電容、二極體、電晶體與積體電路,因為它們是理解電路的基礎。
也要留意標籤與網路名稱。這些資訊可以引導您沿著訊號路徑閱讀,不必逐一追蹤每條繪製出來的連線。
將原理圖拆解成電源級、控制電路與輸出級,是很實用的閱讀方式,能讓整體架構更容易理解。閱讀時可以準備筆記本,或開啟圖面檢視工具,隨手記錄連接關係與參考電壓。
最後,遇到不熟悉的元件,就回到資料表核對。資料表是了解元件功能,以及它在電路中如何運作的重要指南。隨著練習增加,閱讀原理圖也會逐漸變得自然。
透過 JLCPCB 將原理圖化為實體
學會閱讀與繪製原理圖後,下一步就是設計自己的 PCB。JLCPCB 提供簡便且具成本效益的製造流程,協助您將原理圖轉換成實體電路板。透過 PCB 製造服務,您可以:
- 上傳從 EasyEDA 或 KiCad 等設計軟體匯出的 Gerber 檔案。
- 選擇電路板規格,並即時取得報價。
- 快速完成 PCB 原型打樣與生產。
掌握原理圖閱讀能力,就能將理論設計與實際電子製造連接起來。
結論
一張電路原理圖所包含的資訊,可能就像一部以符號寫成的小說。每一條線與每一個符號,都在說明電流如何在系統中流動,以及不同部分如何互相作用。
只要學會辨識元件、追蹤連接關係並理解功能,就能逐步掌握複雜電路。讀懂原理圖之後,您便能進行除錯、設計,並將想法付諸實作。
結合 JLCPCB 等製造資源,原理圖知識就能進一步轉化為原型電路板與專業級 PCB。
持續學習
如何連接並選擇繼電器續流二極體
重點摘要 二極體配置:將續流二極體並聯在線圈兩端,陰極連接正電位端,陽極連接負電位端。 為何重要:繼電器關閉時,二極體會為線圈中的剩餘電流提供安全的流通路徑,避免產生可能損壞電晶體的高壓尖峰。 選擇合適的二極體:選擇反向額定電壓高於線圈供電電壓,且順向電流額定值符合線圈電流需求的二極體。可依繼電器的需求選用 1N4148W、M7 及 SS14 等常見型號。 加快繼電器釋放:一般續流二極體雖然能保護電晶體,卻會延長繼電器的釋放時間。串聯加入齊納二極體,可在將電壓維持於電晶體安全範圍內的同時,加快繼電器釋放。 繼電器線圈的續流二極體可在線圈關閉時保護繼電器驅動電路。若沒有安裝二極體,線圈可能產生高壓尖峰,進而損壞電晶體。不過,二極體的極性至關重要:若方向接反,電晶體導通時便會在電源兩端形成近似短路的狀態。 本指南將介紹: 續流二極體應以哪個方向並聯在線圈兩端 線圈關閉時,有無二極體對線圈電壓的影響 如何選擇二極體的反向電壓及電流額定值 何時應使用齊納二極體搭配一般二極體,以加快繼電器釋放 圖:低側 NPN 開關及高側 PNP 開關中的繼電器線圈續流二極體配置 什麼是繼電器續流二極體? 繼電器續流二極體......
繼電器接腳配置詳解:接腳圖、接腳功能與萬用電表測試
重點摘要 接腳功能:標準機電式繼電器具有兩個線圈接腳,而每一組切換極還會配置一個公共端(COM)、常開端(NO)及常閉端(NC)。 檢視方向:繼電器封裝圖通常採用底視圖,也就是接腳朝向觀看者的視角。如果圖面沒有標明檢視方向,請透過導通測試確認 NC 與 NO 接腳。 繼電器接腳數量:5 接腳繼電器通常為 SPDT,4 接腳繼電器通常為 SPST,而 8 接腳繼電器通常為 DPDT。不過,PCB 繼電器、汽車繼電器及八腳圓形底座繼電器的接腳排列可能各不相同。 汽車繼電器接腳:汽車繼電器使用標準端子編號:85 和 86 為線圈,30 為公共端(COM),87 為常開端(NO),87a 則為常閉端(NC)。 使用萬用電表測試:透過量測電阻值識別線圈接腳。線圈未通電時,COM 與 NC 應呈現導通;線圈通電後,COM 會與 NC 斷開,並轉而連接 NO。 圖:4 接腳、5 接腳及 8 接腳繼電器的接腳配置比較圖,並以不同顏色標示各接腳功能。 前言 繼電器接腳配置圖會標示各端子的所在位置及功能。常見的機電式繼電器,其端子分別連接至線圈及切換接點,例如 COM(公共端)、NO(常開端)及 NC(常閉端)。 不......
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......
PCB 佈局設計中的熱管理策略
在電子產品世界中,熱力是無聲的破壞者。它會悄悄滲入電路,降低效能、縮短元件壽命;在極端情況下,更會令原本正常運作的 PCB 變成毫無生氣、過熱失效的電路板。PCB 基材及銅導體的物理特性,是決定電路板在高負荷下表現的主要因素。熱特性、剛性、分散性、相對介電常數等,均會影響電路板的訊號完整性、熱管理及機械性能。在熱傳導方面,選擇合適的基材,可以減少對主動冷卻措施的依賴,協助控制電路板的溫升。PCB 佈局設計中的熱管理並非可有可無,而是必需。 透過選用合適的基材及元件佈局,你可以制定有效的熱管理策略,在不一定採用高導熱基材的情況下,維持較低的電路板溫度。幾項簡單的 PCB 佈局選擇,便能大幅影響整塊電路板的溫升及整體熱管理。本文探討 PCB 散熱所面對的挑戰,並提供經驗證的策略,讓設計保持低溫及可靠。如欲進一步了解 PCB,請參閱我們有關 PCB 製造流程的詳細文章。 PCB 熱管理通常結合設計方法及散熱器等輔助元件,以處理多餘熱量。 仔細選擇及分佈元件,並測試其承受熱衝擊的能力,是改善 PCB 熱管理的方法。 高功率密度電子產品會在短時間內產生大量熱量,因此特別難以進行熱管理。 了解熱問題 電子產品......