GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中設計 PCB:成功之處、失敗環節與經驗總結
3 分鐘
- 要求 GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中建立什麼設計?
- GPT-6 Astra PCB 設計測試所使用的工具
- 使用 GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中設計 PCB:實際測試
- 依照 TPA3116D2 規格書檢查參考設計
- 使用 GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中建立 TPA3116D2 原理圖
- 佈局之前驗證 PCB 封裝
- 44 × 34 mm 電路板的元件擺放與佈線
- 為什麼第一次 EasyEDA Pro 匯入出現問題?
- 如何將 EasyEDA 標準版專案匯入 EasyEDA Pro
- EasyEDA Pro 原生檢查的結果
- 為什麼零錯誤的 DRC 不等同於可製造性檢查?
- 結論
- GPT-6 Astra 與 EasyEDA Pro 常見問題
重點摘要
- 測試內容:讓 GPT-6 Astra 存取本機安裝的原生 EasyEDA Pro 3.2.149,並根據四行書面需求,設計一個 TPA3116D2 立體聲擴大機。
- 產出成果:完成一片 44 × 34 mm、包含 40 個表面黏著元件(SMD)的雙層 PCB,以及內嵌元件庫、可編輯的原生 EasyEDA Pro 專案。
- 出現問題的環節:第一次完整匯入後,專案正常開啟,外觀看起來也合理,但初次原生驗證仍回報了涉及 120 個 PCB 焊墊的 50 項關聯不符。
- 修正方式:為每個匯入的封裝指定唯一名稱與識別碼後,全部 50 項訊息均已清除。問題源於 EasyEDA Pro 在匯入時,將元件庫名稱相同、但原本應保持獨立的封裝,視為同一個封裝。
- 尚未證實的事項:電路板僅通過軟體檢查,尚未製造、組裝或量測,因此不能據此對輸出功率、熱性能或電磁相容性(EMC)提出結論。
多數關於 GPT-6 Astra PCB 設計能力的討論,都集中在一項使用 KiCad 的示範。相同工作流程能否在另一款電子設計自動化(EDA)工具中重現,此前尚未有公開示範。
本次測試於 2026 年 9 月 10~11 日進行,使用本機安裝的原生 EasyEDA Pro 3.2.149,並以四行文字提出立體聲 D 類擴大機的設計需求。完成的電路板固然重要,但更有價值的發現,是驗證過程中暴露出的匯入問題。
本篇實測將帶您了解:
- 啟動專案時實際使用的提示詞。
- 如何依照規格書檢查 TPA3116D2 原理圖。
- 為什麼第一次 EasyEDA Pro 匯入會回報 50 項關聯不符。
- 成功開啟專案所使用的「檔案 > 匯入 > EasyEDA 標準版」流程。
- EasyEDA Pro 內建的設計規則檢查(DRC)能檢查哪些項目,以及無法確認哪些事項。
要求 GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中建立什麼設計?
設計需求只有四行,大部分設計決策都保持開放。
提供給 GPT-6 Astra 的條件包括12 V 單電源、立體聲輸入與輸出、4 Ω 喇叭、全部採用 SMD 元件,以及小尺寸電路板,但未指定電路拓撲、元件料號或確切的電路板尺寸。
參考資料夾中包含一份規格書與兩份參考電路,因此其餘設計選擇都交由模型處理。
記錄中的起始提示詞如下:
- 「你能使用我電腦上已開啟的 EASYEDA PRO 製作 PCB 嗎?你能存取它嗎?」
需求集中在同一則訊息中。以下依照記錄中的提示詞翻譯,並以純文字保留資料夾路徑:
- 「TPA3116D2_PCB/ 裡有一些設計檔案與參考 PCB 設計,請先製作原理圖。」
- 「我的需求如下:」
- 「我會使用 12 V 單電源供電。」
- 「我需要立體聲輸入與輸出。」
- 「這個設計只能使用 SMD 元件。」
- 「設計 PCB 時,我會盡可能縮小電路板尺寸。」
開始繪製之前,模型先提出了一個問題,因為需求中缺少喇叭阻抗。回答是「每聲道 4 Ω」,這項條件隨後一併決定了輸出電流、濾波元件值與散熱需求。
| 需求 | 本設計的實作方式 |
|---|---|
| 電源 | 穩壓的 +12 V 單電源。 |
| 音訊 | 立體聲線路輸入,以及立體聲橋接負載(BTL)輸出。 |
| 喇叭 | 每聲道 4 Ω。 |
| 元件 | 40 個實際貼裝的 SMD 元件,全部位於頂面。 |
| 外部連接 | 四組導線焊接用銅焊墊,以及一個關斷控制測試焊墊。 |
| 電路板 | 44 × 34 mm,兩個銅層。 |
| 散熱 | 需要頂部散熱器,熱性能尚未測試。 |
GPT-6 Astra PCB 設計測試所使用的工具
這片電路板並不是由單一工具完成。GPT-6 Astra 透過以半離線模式執行的原生 EasyEDA Pro 3.2.149 進行操作,而 KiCad 10.0.4 與本機安裝的 Freerouting 2.0.1,則負責部分佈線與匯出工作。
這是一個持續進行、反覆修正的專案,而不是一組彼此獨立的基準測試。因此,這項結果更適合作為案例研究,而不是評分依據。
- GPT-6 Astra:閱讀需求與參考資料、撰寫建置腳本、規劃元件擺放,並在修正之前逐一分析問題。
- EasyEDA Pro 3.2.149:保存可編輯的原生原理圖、PCB 與內嵌元件庫,並執行最終的原生 DRC。
- KiCad 10.0.4:保存已完成佈線的製造主版、填充覆銅區域,並匯出製造檔案。
- Freerouting 2.0.1:在關鍵銅線路已定義並鎖定後,完成其餘低電流連接的佈線。
已完成佈線的電路板主版先在 KiCad 中建立,再匯入 EasyEDA。這個流程十分重要,因為匯入後的電路板結構,會影響接地覆銅在 EasyEDA 中的後續處理方式。電路板建置過程,包括腳本化建置與使用 KiCad Python API 時遇到的問題,已在配套文章使用 GPT-6 Astra 在 KiCad 中設計 PCB中介紹。
這套流程也需要比一般聊天介面更多的工具支援。測試環境必須能存取本機檔案、控制應用程式,並使用本機安裝的 EDA 工具,因此工具環境本身也是測試方法的一部分。作為比較,我們的 Flux.ai PCB 設計教學採用了不同的工具環境與工作流程。
使用 GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中設計 PCB:實際測試
開始之前
- 準備具備檔案存取與應用程式控制能力的桌面代理環境。一般聊天視窗無法僅憑提示詞就操作 EasyEDA Pro。
- 安裝並開啟 EasyEDA Pro,以及您打算使用的佈線與匯出工具。
- 建立一個專案資料夾,集中保存規格書與所有參考電路。
十步驟快速流程
-
將參考檔案集中至同一個專案資料夾,並告知 GPT-6 Astra 該資料夾的位置。
-
在同一則訊息中提供完整的電氣需求,包括供電電壓、聲道數、負載阻抗、元件安裝形式與尺寸限制。缺少負載阻抗,會使設計流程無法開始。
-
要求模型將所提供的參考資料與目前的規格書修訂版比對,而不是直接照抄,因為參考圖片與舊版規格書可能包含錯誤。
-
在 EasyEDA Pro 中建立原理圖,再依照電路規格逐腳驗證,包括所有刻意保留的未連接接腳。
-
佈局之前先驗證封裝,包括第 1 腳位置、焊墊編號、極性、旋轉方向,以及每個封裝是否對應可實際採購的元件。
-
依照實際下單時採用的要求設定設計規則,再要求模型將元件擺放在固定的電路板外形內。
-
優先完成供電、自舉與切換輸出等關鍵銅線路,並在執行任何自動佈線器之前,鎖定這些幾何圖形。
-
匯入之前,為每個封裝指定唯一名稱與識別碼,因為共用的元件庫名稱會在元件快取中合併,並可能在不易察覺的情況下改變焊墊方向。
-
透過 File > Import > EasyEDA(Standard)(檔案 > 匯入 > EasyEDA 標準版)匯入。套用原理圖至 PCB 的變更之前,先檢查變更內容,接著儲存並執行原生 DRC。
-
匯出發布版本,並依照製造商的製程能力進行檢查。零錯誤的 DRC 結果,只反映您已啟用的規則,因此不等同於可製造性檢查。
注意事項
本文接下來將詳細說明各個步驟,包括回報 50 項關聯不符的匯入過程,以及清除這些問題的修正方式。
依照 TPA3116D2 規格書檢查參考設計
所提供的參考設計被視為需要驗證的資料,而不是可以直接複製的內容。與目前的規格書比對後,找出了兩項需要修正的電路細節,以及一項與封裝有關的問題。
第一步是修正以下三項問題:
- 輸入耦合:參考電路使用 1 nF 電容,而本電路板在兩個輸入端及其參考端,使用四顆彼此匹配的 2.2 µF 電容。
- 自舉接腳配對:依照德州儀器(TI)G 修訂版規格書處理,因為所提供的規格書版本早於該項修正。
- 封裝:採用 TPA3116D2DADR,封裝外形代碼為 DAD0032A,外露散熱焊墊位於封裝頂部。
圖:所提供的 TPA3116D2 參考原理圖,使用 1 nF 輸入耦合電容。
使用 GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中建立 TPA3116D2 原理圖
原理圖是在本次任務中繪製,而不是直接從參考資料匯入。設計將擴大機劃分為七個區塊,並將每個符號接腳連接至具名網路,讓後續 PCB 可以依照同一份規格進行檢查。
圖:完成的原理圖,將立體聲輸入、電源、擴大機、控制電路與四個輸出濾波支路分組呈現。
輸入、增益與控制
- 四顆 2.2 µF 電容分別耦合兩個訊號輸入及其接地參考端,其中兩顆參考端電容回接至 J2 附近的輸入接地。R2 使用 5.6 kΩ 設定電阻,將主模式增益設定為 20 dB。
- SDZ 與 FAULTZ 連接在一起,並透過 100 kΩ 電阻上拉至 +12 V,因為這是 TI 所描述的自動故障恢復配置。透過 TP1 將這個共用網路拉低,即可關閉擴大機。
- MUTE 維持低準位以正常運作,PLIMIT 則連接至 GVDD。第 16 腳 SYNC 刻意保持未連接,並加上未連接標記,讓後續檢查能確認沒有導線連至該腳。
電源旁路與輸出濾波器
將 MODSEL 與 AM 接腳接地後,擴大機採用 400 kHz 的 BD 調變。電源與輸出級元件可分為四大類:
- 自舉:四顆 220 nF 電容,每顆都從一個自舉接腳,連接至其對應的切換輸出端。
- 大容量旁路:兩顆 100 µF、25 V、低等效串聯電阻(ESR)的混合型電容,分別位於 U1 上方與下方。
- 局部旁路:在各端 PVCC 配置 100 nF 與 1 nF 陶瓷電容;第 17 腳 AVCC 另外配置一顆 100 nF 電容,內部 GVDD 電源軌則配置 1 µF 電容。
- 輸出濾波器:四個支路各採用 10 µH 電感搭配 680 nF 電容,後方再接一顆 1 nF 旁路電容,以及由 3.3 Ω 電阻與 10 nF 電容組成的阻尼支路。
這些元件值是針對本電路板、供電電壓與負載選擇的,並不是通用的 D 類擴大機設計配方。若改變供電電壓、喇叭阻抗或切換頻率,適合的元件值也會隨之改變。
原理圖審查也不只停留在符號數量統計,因為符號數量無法充分說明電路是否正確連接。本次根據接腳位置、導線路徑與網路標籤重新建立連接關係,再與預定的電路規格比對。
這為後續設計建立了基準:45 個元件實例、120 個接腳與 28 個網路。
45 個實例包含導線焊墊與測試焊墊,因此不應與實際採購並組裝在電路板上的 40 個實體元件混淆。
佈局之前驗證 PCB 封裝
接線正確,並不代表銅圖形也正確,因為網表本身不會檢查焊墊。當原理圖符號轉換成 PCB 元件時,焊墊編號、封裝尺寸、極性與旋轉方向都必須保持正確。
驗證清單包含:
- U1 的第 1 腳位置,以及全部 32 個焊墊編號。
- 有極性的大容量電容 C10 與 C11,其正極與負極焊墊。
- 輸入、控制與輸出元件旋轉後的焊墊順序。
- 僅位於表面、不含鑽孔與錫膏開口的導線焊墊。
- 全部 45 個實例之間,符號、元件定義與封裝的關聯是否一致。
注意事項
第一個 EasyEDA 專案只是用來暫存與準備封裝的電路板,並不是完成的 PCB。單純在 EDA 工具中成功開啟專案,不能證明電路板已經完成。
44 × 34 mm 電路板的元件擺放與佈線
元件擺放在佈線開始之前,就先確立訊號流向,讓銅線路有明確的路徑可循。輸入與控制電路位於左側,U1 位於中央,電感與喇叭焊墊則位於右側。
圖:組裝配置圖顯示左側的輸入焊墊、中央的 U1、右側的四顆電感,以及預留的頂部散熱器區域。
電路板上的訊號流向
電感的排列順序依照擴大機輸出接腳順序配置,避免切換走線交叉。大容量電容位於 U1 上方與下方,局部陶瓷電容則集中在各組電源接腳附近。
類比輸入保留在較安靜的左側,遠離切換輸出區域。當電路板尺寸緊湊時,這種分隔更為重要,因為切換節點與輸入接腳之間可能只相距數毫米。
元件擺放必須平衡數項彼此牽制的要求:
- 縮短自舉與電源旁路的連接路徑。
- 為四條輸出路徑預留足夠空間,讓它們能連接至各自的電感。
- 在整片電路板上保留可用的接地回流路徑。
- 為頂部散熱器與兩顆有極性的電容預留間距。
- 讓板邊的外部導線焊墊保持容易接線。
電源與訊號佈線的線寬
本電路板採用 0.25 mm 訊號走線、U1 附近 0.35 mm 的切換訊號扇出走線、約 1 mm 的輸出走線,以及 2 mm 的電源主幹。這些線寬適用於本電路板與其 1 oz 銅厚,並不代表通用的載流限制。
只要接腳間距允許,就盡可能加寬走線。由於此封裝沒有外露散熱焊墊,電源走線也能從 U1 下方通過。電路板共有 51 個金屬化孔,全部用作導通孔。
設計沒有安裝孔,讓電路板維持全 SMD 配置,機械固定則交由外殼處理。電路板外形確定後,一次快速的雙層 FR-4 報價,便能協助評估電路板尺寸對成本的影響,再完成最終佈局。
為什麼第一次 EasyEDA Pro 匯入出現問題?
第一次完整匯入後,專案正常開啟,外觀看起來也正確,但元件庫關聯並不一致。雖然全部 120 個 PCB 焊墊的網路資訊都被正確統計,另外執行的原生檢查仍回報了 50 項關聯不符。
第一次原生檢查回報了什麼?
50 項警告中,有 20 項是封裝不符,另外 30 項是原理圖與 PCB 不符,全部都涉及重複使用的元件類型。
原因是共用了相同的元件庫名稱:每個 0603 電容都使用 C0603,因此 EasyEDA Pro 合併了原本應保持獨立的封裝。同步後,警告數量從 50 項減少至 20 項,但問題並未完全解決。關鍵在於,即使實體封裝關聯錯誤,焊墊的網路名稱仍可能保持正確。這也是為什麼全部 120 個焊墊的網路檢查都能通過,但匯入的電路板仍存在隱藏問題。
修正封裝關聯不符
修正方式是為每個匯入的封裝指定唯一名稱與識別碼,同時維持其與原理圖的連結。例如,C12 改為 C0603_C12,而 R4 改為 R1206_R4。
重新建立並匯入成對的原理圖與 PCB 後,原生檢查回報:45 個元件、120 個接腳、28 個網路,以及零錯誤。
| 匯入階段 | 原生檢查記錄的錯誤 | 變更情況 |
|---|---|---|
| 第一次完整匯入 | 50 項關聯不符。 | 共用名稱的封裝在元件快取中被合併。 |
| 在 EasyEDA Pro 中同步後 | 20 項元件定義與實例不符。 | 原理圖與 PCB 的配對問題已解決,但快取項目尚未修正。 |
| 使用唯一名稱重新建立後 | 0 項。 | 每個封裝均獲得唯一名稱與識別碼。 |
如何將 EasyEDA 標準版專案匯入 EasyEDA Pro
匯入操作本身並不複雜,真正重要的是匯入前後各項檢查的執行順序。
-
開啟 File > Import > EasyEDA(Standard)(檔案 > 匯入 > EasyEDA 標準版)。
-
選擇同時包含原理圖 JSON 與 PCB JSON 的 ZIP 壓縮檔。
-
選擇 Import Document(匯入文件)與 Use source file style(使用來源檔案樣式)。
-
本次匯入保持自動封裝關聯啟用,並停用自動 3D 模型關聯。
-
建立專案並開啟其中的 PCB,在套用之前,先檢查原理圖至 PCB 的變更內容。
-
儲存同步後的專案,並再次執行 DRC。
最終同步更新了名稱與通道資料,沒有移動任何已驗證的焊墊。同時,也清除了未使用 SYNC 焊墊上自動產生的網路名稱。防焊開窗設定為從焊墊各邊向外擴展 0.05 mm。導線焊墊與測試焊墊停用錫膏開口,讓鋼網只在實際貼裝 SMD 元件的位置印刷錫膏。
EasyEDA Pro 原生檢查的結果
最終檢查直接比對已儲存的原理圖與 PCB 資料,涵蓋連接關係、焊墊、走線、導通孔與接地區域,之後再執行原生 DRC。
圖:TPA3116D2 音訊擴大機 PCB 頂層銅箔佈局,顯示局部接地間距與四條經過濾波的輸出路徑。
圖:TPA3116D2 音訊擴大機 PCB 底層,幾乎全部保留為接地覆銅,僅在較安靜的輸入側配置短走線與導通孔。
已儲存設計的檢查結果
| 檢查項目 | 結果 | 能夠確認的事項 |
|---|---|---|
| KiCad 10.0.4 DRC | 0 項違規,0 個未連接項目。 | 符合已啟用的電路板檢查規則。 |
| EasyEDA Pro DRC | All (0),即全部項目為 0。 | 最終原生檢查沒有錯誤。 |
| 原生電路對應關係 | 45 個實例、120 個接腳與焊墊、28 個網路。 | 原理圖與 PCB 的指派關係一致。 |
| 原生幾何圖形 | 120 個焊墊、51 個導通孔、252 段銅走線。 | 與匯出的幾何圖形相符。 |
| 接地區域 | 28 個匯入區域。 | 已檢查輪廓與網路指派。 |
| 電路板外形 | 44 × 34 mm。 | 已在匯出的外形圖稿中確認。 |
| 硬體與工廠測試 | 尚未執行。 | 無法對實體性能提出結論。 |
其中有一項重要變更已明確記錄:EasyEDA 移除了一段長度小於 3 µm 的接地走線,因為該線段的兩個端點已與同一網路的銅箔重疊。處理後,連通性檢查與 DRC 仍然通過。
接地覆銅是以固定填充區域匯入。如果移動元件,這些區域的避讓間距不會自動更新。
後續可採用兩種處理方式:
- 在 KiCad 主版中重新填充覆銅,再重新匯入。
- 將固定區域替換為 EasyEDA 原生覆銅區域,並重新執行 DRC。
最終發布版本包含哪些內容?
TPA3116D2_COMPLETE_REV_A.eprj2:原生 EasyEDA Pro 原理圖、電路板與內嵌元件庫。TPA3116D2_Gerbers_44x34mm.zip:從已完成檢查的主版匯出的銅層、防焊層、絲印層、錫膏層、外形與鑽孔檔案。PCB_BOM.csv與PCB_PickAndPlace.csv:40 個實際貼裝元件的物料需求與貼裝座標。PCB_Assembly_Top.pdf與原理圖 PDF:組裝與電路參考文件。- KiCad 電路板、專案設定與本機封裝庫:具備可重新填充接地覆銅區域的可編輯主版。
- 驗證報告與發布清單:記錄的檢查結果、檔案大小與檔案雜湊值。
為什麼零錯誤的 DRC 不等同於可製造性檢查?
DRC 只確認佈局符合設計工具所設定的規則,不能證明特定工廠可以製造這片電路板。本專案尚未完成可製造性設計(DFM)檔案上傳、工廠審查或下單,因此可製造性仍是下一階段需要確認的項目。
圖:TPA3116D2 音訊擴大機 PCB 頂層與底層的並排渲染圖,顯示元件佈線與底層接地平面。
製造之前應檢查哪些項目?
-
檢查圖層指派、外形、鑽孔、防焊、錫膏、銅厚與拼板處理方式。
-
使用以工廠製程為導向的分析工具,例如免費 DFM 工具,檢查匯出的檔案。
-
依照物料清單(BOM)與組裝圖,確認可採購的完整料號、多層陶瓷電容(MLCC)額定電壓與電容極性。
-
安裝合適的頂部散熱器,並與 IC 接腳保持足夠的電氣間距,再使用具有電流限制功能的 12 V 實驗室電源供電。
結論
GPT-6 Astra 將四行設計需求轉換為可編輯的 EasyEDA Pro 專案、已完成佈線的 PCB,以及經過檢查的發布資料包。然而,更重要的發現是:電路板即使能正常開啟,仍可能包含 50 項錯誤的元件庫關聯。因此,已儲存的原理圖、PCB 資料、連通性與 DRC 結果,比一則成功匯入的訊息更值得重視。
TPA3116D2 所標示的 2 × 50 W 額定功率,也不應直接視為本電路板的輸出功率。在 12 V 供電與 4 Ω 負載下,實際輸出取決於可提供的電源電流、散熱條件與可接受的失真程度。本專案尚未量測這些限制。
因此,這個設計已完成電氣相關檢查,但尚未經過工廠驗證。下一步是在發布電路板供生產之前,依照製造商的製板與組裝限制,進行正式的 DFM 審查。
GPT-6 Astra 與 EasyEDA Pro 常見問題
問:GPT-6 Astra 能在 EasyEDA Pro 中設計 PCB 嗎?
在本專案中,原生 EasyEDA Pro 安裝環境內完成了完整原理圖,以及一片已佈線的 44 × 34 mm 電路板。整個過程需要檔案存取、本機 EDA 工具,以及反覆檢查與修正,因此無法僅透過一般聊天視窗重現。
問:零錯誤的 DRC 是否代表擴大機可以正常運作?
不代表。DRC 結果只回報某一版佈局中已啟用的設計規則檢查,無法確認音質、切換行為、發熱或輻射表現。這些項目都需要已組裝的原型與測試設備才能驗證。
問:為什麼 EasyEDA 匯入會記錄 50 項不符?
每種重複使用的元件,都以相同的封裝名稱匯入,例如 C0603,導致 EasyEDA Pro 的元件快取合併了原本應保持獨立的封裝。改用唯一的封裝名稱與識別碼後,全部 50 項訊息均已清除。
問:匯入的電路板可以在 EasyEDA Pro 中編輯嗎?
可以編輯元件、走線、導通孔與原理圖資料。不過,接地覆銅是以固定填充區域匯入,移動元件不會重新建立周圍的避讓開口,因此在下一次執行 DRC 之前,必須重新產生這些區域。
問:全部採用 SMD,是否代表電路板沒有孔洞?
不是。SMD 描述的是元件的安裝方式,本設計的每個實際貼裝元件都安裝在表面。電路板仍有 51 個孔徑為 0.30 mm 的金屬化導通孔,用來連接兩個銅層,但沒有通孔安裝元件。
持續學習
如何在 EasyEDA 中從零開始繪製電路圖
今天,我們將從零開始設計一個電路,我會展示整個繪製原理圖的流程。在 EasyEDA 中,你可以遵循哪些注意事項與設計策略,讓你的 PCB 看起來專業又出色。我們要設計的是一塊充電器板,難度中等。過程中會先讀取 datasheet,挑選所需元件,再依邏輯完成電路。我將帶你走一遍我個人設計 CN3058E 鋰鐵磷酸電池充電器(含保護)的流程,從最初構想到最終原理圖與 PCB,全部在 EasyEDA 完成。 EasyEDA 簡介 談到電子電路設計,最受歡迎的線上工具之一就是 EasyEDA。這套免費雲端平台讓工程師、業餘玩家與學生都能在瀏覽器內完成繪圖、模擬,甚至直接設計印刷電路板。 與傳統需安裝的軟體不同,EasyEDA 完全線上運作,協作與專案分享更簡單。不論你是剛玩 Arduino 的新手,還是準備量產 PCB 的專業人士,EasyEDA 都能輕鬆上手。 什麼是 EasyEDA?為何選它? EasyEDA 是整合式設計環境,支援: 原理圖繪製 – 從零畫出電路圖。 電路模擬 – 打樣前先用虛擬方式驗證。 PCB 佈線 – 將原理圖轉成電路板。 一鍵下單 – 直連 JLCPCB 生產。 主要優點: ......
使用 GPT-6 與 Codex 進行 AI PCB 設計【逐步指南】
Altium MCP 透過模型上下文協定(Model Context Protocol,MCP)伺服器,將 Altium Designer 連接至 AI 助理,讓 AI 直接呼叫 Altium 本身的腳本功能,而不必透過截圖辨識後再點擊操作。我們使用 GPT-6 in Codex 與開源 eda-agent 伺服器,實際設計一塊 230 VAC、10 A 的 BL0942 電能計量板,從資料表一路完成至通過 DRC 檢查的製造檔案。 AI 負責選擇元件、繪製原理圖,以及擺放、佈線和檢查電路板;電路設計決策、元件擺放參考及各項修正,仍由工程師掌控。 本指南將介紹: Altium MCP 與 eda-agent 伺服器的運作方式 如何將 Codex 中的 GPT-6 連接至 Altium,並確認連線 AI 如何選擇元件、繪製原理圖,以及擺放和佈線電路板 AI 匯出了哪些檔案,以及哪些部分仍需要工程師修正 注意事項 這些伺服器均為獨立的第三方開源專案。JLCPCB 與 Altium 並未開發、擁有、審查、認可或支援這些工具,也不對設計、檔案、電腦或共享資訊的遺失或損壞承擔責任。本文僅供教育用途。 安裝前......
使用 Claude Code 與 Altium MCP:從環境設定到 PCB 設計
前言 Claude Code 能否直接在 Altium Designer 中協助設計 PCB?透過 Altium MCP 伺服器,它可以存取正在開啟的專案、建立及修改設計元素,並透過工具呼叫執行任務。但它實際上能處理 PCB 設計流程中的多少工作? 為了找出答案,我使用了eda-agent,一個由第三方開發的開源 MCP 伺服器,將我的 CH32V005 元件測試器重新製作成雙層 PCB。專案涵蓋元件選型、原理圖繪製、封裝擺放、佈線及設計檢查等完整流程。本文將實際示範整個工作流程,包括 Claude Code 能夠自動化處理的工作,以及仍須由我掌控的工程決策。 本指南將介紹: Altium MCP 伺服器的用途,以及 eda-agent 的運作方式 如何將 eda-agent 連接至 Claude Code,並確認設定是否正確 如何從元件選型開始,完成一塊已佈線的雙層 PCB Claude Code 在哪些環節需要修正及人工介入 整個工作流程消耗多少 Token,以及實際應用上的限制 圖:透過 Altium MCP 伺服器在 Altium Designer 中完成佈線的 CH32V005 元件測試......
GPT-6 Astra 在 KiCad 中的 PCB 設計:從簡述到已驗證原生專案
重點摘要 OpenAI 發布的內容:發佈頁面展示 GPT-6 Astra 在 KiCad 中進行 PCB 佈局的 15 秒濃縮片段。 模型完成的工作:它將四行設計簡述轉化為 44 × 34 mm 的雙層 PCB,涵蓋電路、封裝、元件放置、佈線,以及原生雙頁原理圖。 工作重點:元件放置及佈線只是其中一部分。兩個互相連結的原理圖頁面、專案本地元件庫,以及 45 個元件與其封裝之間以 UUID 建立的連結,對保持專案一致性至關重要。 實用發現:KiCad 回報 46 項原理圖一致性問題。這些問題透過修正元件欄位及未連接標記解決,而不是加入規則排除。 零違規的含意:KiCad 10.0.4 在已啟用的規則下回報 0 項 ERC 及 0 項 DRC 違規。另有五個 DRC 類別及四個 ERC 類別被忽略。 GPT-6 Astra 生成的 PCB 初看可能很簡單,但要建立整潔的原生 KiCad 專案,遠不只是產生一塊完成佈線的電路板。原理圖、元件庫、封裝及元件連結都必須保持一致。 在本專案中,GPT-6 Astra 在 KiCad 中建立並檢查 TPA3116D2 立體聲放大器,重點是保持原生專案一致,而不是......
GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中設計 PCB:成功之處、失敗環節與經驗總結
重點摘要 測試內容:讓 GPT-6 Astra 存取本機安裝的原生 EasyEDA Pro 3.2.149,並根據四行書面需求,設計一個 TPA3116D2 立體聲擴大機。 產出成果:完成一片 44 × 34 mm、包含 40 個表面黏著元件(SMD)的雙層 PCB,以及內嵌元件庫、可編輯的原生 EasyEDA Pro 專案。 出現問題的環節:第一次完整匯入後,專案正常開啟,外觀看起來也合理,但初次原生驗證仍回報了涉及 120 個 PCB 焊墊的 50 項關聯不符。 修正方式:為每個匯入的封裝指定唯一名稱與識別碼後,全部 50 項訊息均已清除。問題源於 EasyEDA Pro 在匯入時,將元件庫名稱相同、但原本應保持獨立的封裝,視為同一個封裝。 尚未證實的事項:電路板僅通過軟體檢查,尚未製造、組裝或量測,因此不能據此對輸出功率、熱性能或電磁相容性(EMC)提出結論。 多數關於 GPT-6 Astra PCB 設計能力的討論,都集中在一項使用 KiCad 的示範。相同工作流程能否在另一款電子設計自動化(EDA)工具中重現,此前尚未有公開示範。 本次測試於 2026 年 9 月 10~11 日進行,使......
AI PCB 設計:透過 EasyEDA Pro 將提示詞轉化為 PCB
重點摘要 AI PCB 設計:透過 AI 代理,在實際的電子設計自動化(EDA)編輯器中,自動完成原理圖建立、元件選型、佈局與驗證,而不只是生成圖片。 工作流程:透過 EasyEDA API 閘道器、開源 API 技能套件與本機橋接伺服器,將 EasyEDA Pro 連接至 AI 程式開發代理,例如 Claude Code 或 Codex。 設定與本機運作:設定約需十分鐘,並完全採用本機優先架構:設計資料、API 呼叫與中間產生的程式碼,都不會離開您的電腦。 製造銜接:由於代理放置的是真實元件庫中的元件,匯出的物料清單(BOM)能對應至 JLCPCB 可採購並組裝的實際料號。 硬體設計一直存在一個與物理原理無關的瓶頸:花費大量時間拖曳符號、重新命名網路,以及微調走線位置。如果這些重複性的操作能交由 AI 代理處理,情況會如何?這個代理不只是畫出一張電路圖片,而是操作實際的 EDA 編輯器,放置真實的符號、導線與封裝,讓您可以將設計直接送交製造。 AI PCB 設計是在 EDA 環境中,透過 AI 代理自動處理部分原理圖建立、元件選型、PCB 佈局與設計驗證工作。這套工作流程已不再停留於構想。透過 ......