PCB 設計工具全面解析:從零成本到企業級
2 分鐘
- 免費與開源 PCB 設計工具勝過付費軟體
- 雲端與線上 PCB 設計工具
- 重量級專業 PCB 設計工具
- 利基與專業化 PCB 設計工具
- 自動化與腳本 – 真正的遊戲改變者
- 結論 – 立即打造您的完美工具鏈
每片 PCB 都始於合適的工具組,從簡單的免費編輯器到百萬美元套裝軟體。現代 EDA 工具涵蓋完整流程,從線路圖到佈局與走線。某些 EDA 工具內建訊號模擬器,能自動化 PCB 設計的繁瑣部分。如今,一套簡單工具即可處理線路圖繪製、佈局、走線、封裝建立與 BOM 產生。使用這類軟體就像為電路板提供藍圖。本文將探討不同 EDA 工具的專長,並觀察它們在複雜或嚴苛設計上的表現。
線路圖繪製 → 佈局 → 模擬 → 發布
線路圖繪製:在線路圖編輯器中繪製含元件與網路的電路。這份邏輯圖即 PCB 的藍圖,所有網路與元件皆在此定義。優秀的擷取工具可檢查電氣規則(ERC)並對線路圖執行 SPICE 模擬。現代套裝軟體可自動從線路圖產生網表與 BOM,確保資訊完整。
PCB 佈局:接著進行實體設計。設定板尺寸與疊構後,將元件封裝拖曳到電路板上並佈線銅跡。EDA 會執行設計規則檢查,如間距、走線寬度與阻抗規則。實務上,佈局工具會協助結合線路圖資料、擺放與佈線,簡言之,將整齊的線路圖轉化為實體電路板。
模擬與驗證:送製造前應先模擬或驗證設計。基礎 SPICE 或訊號完整性模擬器可在線路圖或已佈線的電路板上執行。許多 EDA 套裝軟體內建 SPICE 引擎,如 KiCad 的整合模擬器。此步驟確保 PCB 在原理上可行後再蝕刻銅跡。也常對關鍵網路執行 3D 場求解器以驗證阻抗。
發布與製造:最後匯出製造資料,包括 Gerber/ODB++ 檔案、NC 鑽孔檔、取放座標與組裝圖。優秀的 EDA 工具可一鍵產生所有資料,部分甚至連結 PCB 製造服務。實務上,只需將 Gerber 上傳至如 JLCPCB 的板廠即可製造。
每套主要 EDA 都能端到端處理這些任務(線路圖 → 佈局 → 模擬 → 發布)。
免費與開源 PCB 設計工具勝過付費軟體
誰說免費就等於低品質?越來越多開源 PCB 工具可媲美商業套裝軟體。對預算有限的學生與新創公司,這些免費選項意外地強大,以下三款特別突出:
KiCad 8 – 新一代業界寵兒
KiCad 是跨平台開源 PCB 設計套裝軟體。第 8 版帶來重大改進,包含超過 1,500 個新符號與 760 個封裝。匯入匯出支援也擴充,現在可匯入 EasyEDA、Altium 與 Eagle 專案,亦可輕鬆匯出 IPC-2581 或 Allegro。還提供強大的命令列介面,可執行 DRC/ERC 檢查。KiCad 結合零成本與專業功能,深受創客喜愛。
EasyEDA 標準版 vs 專業版
JLCPCB 的 EasyEDA 是瀏覽器型工具,提供兩種版本。舊版 EasyEDA 標準版免費,適合初學者,但使用舊 SVG 引擎,在大板上會卡頓。新版 EasyEDA Pro 亦免費試用,基於 WebGL,效能更佳,支援 50,000 個元件跨 500 頁,內建自動佈線與階層線路圖,可處理標準版難以負荷的大型設計。兩版皆與 JLCPCB 製造服務緊密整合。
LibrePCB、Horizon EDA 與 gEDA
還有更多開源新秀值得一提。LibrePCB主打易用,提供線路圖與電路板編輯,具「智慧」資料庫概念與可讀檔案格式,並內建 PCB 製造服務連結,方便快速下單。Horizon EDA是支援 Linux 與 Windows 的開源套裝軟體,支援線路圖與 PCB 佈局,內建 3D 預覽。gEDA則是經典的 Linux 平台 EDA,已發展數十年。這些免費工具或許不如 Altium 精緻,但許多任務上仍能勝過付費軟體。
雲端與線上 PCB 設計工具
雲端正吞噬軟體,PCB EDA 也不例外。瀏覽器型工具讓團隊即時協作,並常直接連結電路板製造。
即時協作贏家(Upverter 與 Flux):
Altium 的Upverter是全方位網頁型 EDA,從線路圖、PCB 佈局、自動佈線到 3D 預覽皆在瀏覽器內完成,甚至可從設計直接下單精確規格的電路板。Upverter 協作能力強,多位工程師可即時在同一專案上工作。Flux更進一步加入 AI 輔助設計功能,具備 Upverter 的所有功能,並新增版本控制、模組化設計區塊與內建 SPICE 模擬器,非常適合教育、學生與新創。
零安裝工具直接下單製造:
這些網頁工具的美妙之處在於無需安裝軟體,任何筆電皆可設計,所有內容自動儲存至雲端。許多工具與 PCB 製造緊密整合,例如 EasyEDA 的下單整合,Upverter 可匯出 Gerber 並順暢進入製造。意味著從線路圖到報價只需幾分鐘,無需煩惱檔案格式。
最適合學習與快速原型:
初學者與玩家常偏好最簡單的工具。對於快速簡易電路板,可選免費雲端編輯器如 EasyEDA,其擁有透過 LCSC 提供的數十萬元件龐大資料庫。Autodesk Tinkercad 或 Fritzing 等工具可幫助學習者理解基礎電路,但不適合專業或複雜 PCB 設計。
重量級專業 PCB 設計工具
當預算不是問題時,企業會選用頂級 EDA 套裝軟體,三大巨頭為 Altium Designer、Cadence Allegro/OrCAD X 與 Siemens Xpedition:
Altium Designer vs Cadence Allegro vs Siemens Xpedition
Altium Designer 以現代化且友善的介面著稱;Cadence Allegro 則以強大功能與 SKILL 腳本客製化聞名;Siemens Xpedition 常見於航太/汽車領域,多板系統與 MCAD 整合至關重要。
各有擁護者;某產業調查指出,Altium 與 Allegro PCB 佈局工具擁有比簡易工具更先進的功能與更大用戶群。這些工具皆能處理 3D 建模與高速設計等進階 PCB 功能。
Zuken CR-8000 與 Pulsonix – 黑馬
Zuken CR-8000是針對最複雜系統的超高端企業套裝軟體,涵蓋 IC 封裝共同設計與深度 SI/PI 分析。Zuken 將其宣傳為業界最先進的 PCB 設計平台,用於授權費用百萬美元也不罕見的大型企業。另一方面,Pulsonix是較小型套裝軟體,以易用性著稱,其開發者強調設計上比傳統 EDA 工具需要更少訓練。兩者皆為黑馬,但知名度不如 Altium/Allegro。
利基與專業化 PCB 設計工具
某些設計需求超越通用 EDA,這些利基領域中,專業化工具大放異彩:
RF 與微波(Keysight ADS、AWR):
RF 電路、無線模組、天線與毫米波鏈路常需 3D EM 共同模擬。Keysight ADS 是此領域業界標準,為經業界驗證的多技術 3D 佈局與整合 EM-電路共同模擬平台,用於設計 RF 模組。
Cadence 收購 AWR 後提供類似套裝軟體 Genesys,加速 RF/微波產品開發。這些工具整合波形、網路與場求解器,使 RF 工程師能預測 EM 頻譜。Sonnet 或 HFSS 等工具亦存在於純 EM 建模,但未與 PCB 流程緊密整合。
軟性/軟硬結合板:
設計可彎折 PCB 需額外規則且常需機構檢查。多數頂級 EDA 皆能處理,如 Altium Designer 的專用軟硬結合模式,Cadence Allegro/OrCAD X 完整支援軟硬結構。這些工具的功能確保每個軟性區段正確繪製。
高速與 SI/PI 分析:
在極高資料速率下,訊號完整性(SI)與電源完整性(PI)至關重要。此領域領導者為 Siemens HyperLynx 與 Cadence Sigrity。Allegro 整合先進 Sigrity 工具,支援設計內 SI/PI 分析,讓工程師驗證阻抗、串擾、IR 壓降與 PDN 性能。這些工具使用快速求解器與平行演算法,捕捉一般 PCB 工具無法發現的振鈴與反射問題,是先進 PCB 設計技術的必要部分。
自動化與腳本 – 真正的遊戲改變者
除 GUI 導向設計外,腳本與自動化正重塑 PCB 設計。幾乎所有現代 EDA 皆支援客製化自動化:
Python / API:KiCad 具備廣泛 Python 腳本與命令列介面,可自動化線路圖產生、從建置腳本執行 DRC 與 ERC,或以程式產生 BOM/PCB 檔案。
SKILL(Allegro 中的 LISP):Cadence Allegro/OrCAD 工具內嵌 SKILL 解譯器以供客製化。SKILL 提供 PCB 編輯器資料庫的存取權,讓您撰寫自訂命令與擴充功能,如元件擺放腳本或自訂 DRC。
Tcl 腳本:Tcl 長期以來一直是 EDA 的實際腳本語言。Synopsys/Xilinx 與許多其他 EDA 工具皆內嵌 Tcl,讓使用者能以簡單腳本自動化任務。正如 Tcl 聯盟所言,「單一共通命令語言意味著設計者只需學習 Tcl 即可自動化多種工具。
結論 – 立即打造您的完美工具鏈
沒有單一最佳 PCB 工具,只有最適合您需求的工具。玩家可能樂於使用 KiCad 或 EasyEDA,教育者可能偏好 CircuitMaker 或瀏覽器工具。高速團隊會結合 Allegro 與 HyperLynx,或 Xpedition 與 Sigrity。RF 設計師則會採用 ADS/AWR。關鍵是組裝涵蓋線路圖、佈局、模擬與輸出需求的工具鏈。
因此,選擇符合專案複雜度的 PCB 設計軟體,善用線上協作,並利用腳本自動化重複性任務。準備製造時,記得 JLCPCB 歡迎來自任何這些工具的 Gerber 檔案。
持續學習
如何在 EasyEDA 中從零開始繪製電路圖
今天,我們將從零開始設計一個電路,我會展示整個繪製原理圖的流程。在 EasyEDA 中,你可以遵循哪些注意事項與設計策略,讓你的 PCB 看起來專業又出色。我們要設計的是一塊充電器板,難度中等。過程中會先讀取 datasheet,挑選所需元件,再依邏輯完成電路。我將帶你走一遍我個人設計 CN3058E 鋰鐵磷酸電池充電器(含保護)的流程,從最初構想到最終原理圖與 PCB,全部在 EasyEDA 完成。 EasyEDA 簡介 談到電子電路設計,最受歡迎的線上工具之一就是 EasyEDA。這套免費雲端平台讓工程師、業餘玩家與學生都能在瀏覽器內完成繪圖、模擬,甚至直接設計印刷電路板。 與傳統需安裝的軟體不同,EasyEDA 完全線上運作,協作與專案分享更簡單。不論你是剛玩 Arduino 的新手,還是準備量產 PCB 的專業人士,EasyEDA 都能輕鬆上手。 什麼是 EasyEDA?為何選它? EasyEDA 是整合式設計環境,支援: 原理圖繪製 – 從零畫出電路圖。 電路模擬 – 打樣前先用虛擬方式驗證。 PCB 佈線 – 將原理圖轉成電路板。 一鍵下單 – 直連 JLCPCB 生產。 主要優點: ......
使用 GPT-6 與 Codex 進行 AI PCB 設計【逐步指南】
Altium MCP 透過模型上下文協定(Model Context Protocol,MCP)伺服器,將 Altium Designer 連接至 AI 助理,讓 AI 直接呼叫 Altium 本身的腳本功能,而不必透過截圖辨識後再點擊操作。我們使用 GPT-6 in Codex 與開源 eda-agent 伺服器,實際設計一塊 230 VAC、10 A 的 BL0942 電能計量板,從資料表一路完成至通過 DRC 檢查的製造檔案。 AI 負責選擇元件、繪製原理圖,以及擺放、佈線和檢查電路板;電路設計決策、元件擺放參考及各項修正,仍由工程師掌控。 本指南將介紹: Altium MCP 與 eda-agent 伺服器的運作方式 如何將 Codex 中的 GPT-6 連接至 Altium,並確認連線 AI 如何選擇元件、繪製原理圖,以及擺放和佈線電路板 AI 匯出了哪些檔案,以及哪些部分仍需要工程師修正 注意事項 這些伺服器均為獨立的第三方開源專案。JLCPCB 與 Altium 並未開發、擁有、審查、認可或支援這些工具,也不對設計、檔案、電腦或共享資訊的遺失或損壞承擔責任。本文僅供教育用途。 安裝前......
使用 Claude Code 與 Altium MCP:從環境設定到 PCB 設計
前言 Claude Code 能否直接在 Altium Designer 中協助設計 PCB?透過 Altium MCP 伺服器,它可以存取正在開啟的專案、建立及修改設計元素,並透過工具呼叫執行任務。但它實際上能處理 PCB 設計流程中的多少工作? 為了找出答案,我使用了eda-agent,一個由第三方開發的開源 MCP 伺服器,將我的 CH32V005 元件測試器重新製作成雙層 PCB。專案涵蓋元件選型、原理圖繪製、封裝擺放、佈線及設計檢查等完整流程。本文將實際示範整個工作流程,包括 Claude Code 能夠自動化處理的工作,以及仍須由我掌控的工程決策。 本指南將介紹: Altium MCP 伺服器的用途,以及 eda-agent 的運作方式 如何將 eda-agent 連接至 Claude Code,並確認設定是否正確 如何從元件選型開始,完成一塊已佈線的雙層 PCB Claude Code 在哪些環節需要修正及人工介入 整個工作流程消耗多少 Token,以及實際應用上的限制 圖:透過 Altium MCP 伺服器在 Altium Designer 中完成佈線的 CH32V005 元件測試......
GPT-6 Astra 在 KiCad 中的 PCB 設計:從簡述到已驗證原生專案
重點摘要 OpenAI 發布的內容:發佈頁面展示 GPT-6 Astra 在 KiCad 中進行 PCB 佈局的 15 秒濃縮片段。 模型完成的工作:它將四行設計簡述轉化為 44 × 34 mm 的雙層 PCB,涵蓋電路、封裝、元件放置、佈線,以及原生雙頁原理圖。 工作重點:元件放置及佈線只是其中一部分。兩個互相連結的原理圖頁面、專案本地元件庫,以及 45 個元件與其封裝之間以 UUID 建立的連結,對保持專案一致性至關重要。 實用發現:KiCad 回報 46 項原理圖一致性問題。這些問題透過修正元件欄位及未連接標記解決,而不是加入規則排除。 零違規的含意:KiCad 10.0.4 在已啟用的規則下回報 0 項 ERC 及 0 項 DRC 違規。另有五個 DRC 類別及四個 ERC 類別被忽略。 GPT-6 Astra 生成的 PCB 初看可能很簡單,但要建立整潔的原生 KiCad 專案,遠不只是產生一塊完成佈線的電路板。原理圖、元件庫、封裝及元件連結都必須保持一致。 在本專案中,GPT-6 Astra 在 KiCad 中建立並檢查 TPA3116D2 立體聲放大器,重點是保持原生專案一致,而不是......
GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中設計 PCB:成功之處、失敗環節與經驗總結
重點摘要 測試內容:讓 GPT-6 Astra 存取本機安裝的原生 EasyEDA Pro 3.2.149,並根據四行書面需求,設計一個 TPA3116D2 立體聲擴大機。 產出成果:完成一片 44 × 34 mm、包含 40 個表面黏著元件(SMD)的雙層 PCB,以及內嵌元件庫、可編輯的原生 EasyEDA Pro 專案。 出現問題的環節:第一次完整匯入後,專案正常開啟,外觀看起來也合理,但初次原生驗證仍回報了涉及 120 個 PCB 焊墊的 50 項關聯不符。 修正方式:為每個匯入的封裝指定唯一名稱與識別碼後,全部 50 項訊息均已清除。問題源於 EasyEDA Pro 在匯入時,將元件庫名稱相同、但原本應保持獨立的封裝,視為同一個封裝。 尚未證實的事項:電路板僅通過軟體檢查,尚未製造、組裝或量測,因此不能據此對輸出功率、熱性能或電磁相容性(EMC)提出結論。 多數關於 GPT-6 Astra PCB 設計能力的討論,都集中在一項使用 KiCad 的示範。相同工作流程能否在另一款電子設計自動化(EDA)工具中重現,此前尚未有公開示範。 本次測試於 2026 年 9 月 10~11 日進行,使......
AI PCB 設計:透過 EasyEDA Pro 將提示詞轉化為 PCB
重點摘要 AI PCB 設計:透過 AI 代理,在實際的電子設計自動化(EDA)編輯器中,自動完成原理圖建立、元件選型、佈局與驗證,而不只是生成圖片。 工作流程:透過 EasyEDA API 閘道器、開源 API 技能套件與本機橋接伺服器,將 EasyEDA Pro 連接至 AI 程式開發代理,例如 Claude Code 或 Codex。 設定與本機運作:設定約需十分鐘,並完全採用本機優先架構:設計資料、API 呼叫與中間產生的程式碼,都不會離開您的電腦。 製造銜接:由於代理放置的是真實元件庫中的元件,匯出的物料清單(BOM)能對應至 JLCPCB 可採購並組裝的實際料號。 硬體設計一直存在一個與物理原理無關的瓶頸:花費大量時間拖曳符號、重新命名網路,以及微調走線位置。如果這些重複性的操作能交由 AI 代理處理,情況會如何?這個代理不只是畫出一張電路圖片,而是操作實際的 EDA 編輯器,放置真實的符號、導線與封裝,讓您可以將設計直接送交製造。 AI PCB 設計是在 EDA 環境中,透過 AI 代理自動處理部分原理圖建立、元件選型、PCB 佈局與設計驗證工作。這套工作流程已不再停留於構想。透過 ......