PCB 上的防焊層:保護走線、引導組裝並提升長期可靠性
1 分鐘
- 防焊的定義與核心功能
- 防焊的種類與材料選擇
- 高效防焊設計規則
- 專業製造中的防焊應用
- 常見問題 (FAQ)
就像我們戴口罩抵禦空汙一樣,PCB 上的遮罩也是為了防止污染與氧化。多年來,這已成為 PCB 製造 中極其重要的一環。早期製造商只專注於單一顏色,如今我們已有多彩的 PCB,防焊(solder mask)製程也隨之演進,從保護脆弱的銅線到確保組裝時的精準焊接。防焊層直接影響良率與長期現場表現。本文將深入探討防焊是什麼、如何施加,以及防焊設計規則如何影響可製造性。
防焊的定義與核心功能
防焊層到底是什麼?
防焊是一層薄型的聚合物絕緣層,覆蓋在銅面上,僅露出元件焊墊與指定區域,作為保護塗層並隔離銅線。

當工程師問「防焊是什麼?」最簡單的回答是:它是 PCB 抵禦焊錫短路、腐蝕與意外電氣接觸的第一道防線。 從 CAD 角度來看,防焊層是相對於銅墊的負片影像,透過影像轉移與銅特徵精準對位,後續章節將詳述完整流程。
保護銅線與控制焊錫的首要角色
防焊的功能可分三大關鍵領域:
1. 電氣保護
裸銅易氧化與離子污染,線路也可能意外短路。防焊在密集走線中提供電氣隔離。
2. 組裝時的焊錫流控
回流時熔錫會自然擴散,防焊將焊錫限制在裸露焊墊,防止:
- 細間距接腳間焊錫橋接
- 因焊錫分布不均導致的立碑
- 過多焊錫沿走線虹吸
3. 機械與環境防護
防焊保護銅面不受濕氣、助焊劑殘留、灰塵與操作損傷,讓電路板在室外環境下也能安全運作。
歷史演進與現代必要性
早期 PCB 因手工焊接且焊墊間距大,並無防焊。現今表面黏著技術使板子密度大增,防焊從可選變成必要,用於:
- 細間距 BGA
- 微盲孔與 HDI 設計
- 自動光學檢測 (AOI)
缺乏良好設計的防焊將使可靠組裝幾乎不可能,現代電子製造倚賴精準的防焊應用以維持量產一致性。
防焊的種類與材料選擇
液態感光 (LPI) 與乾膜防焊
液態感光防焊 (LPI) 是硬板業界標準,先塗佈液態塗層再以 UV 曝光圖案化,製程成熟、與 FR-4 附著力佳,大量生產成本效益高。

乾膜防焊為片狀材料,類似乾膜光阻,厚度均勻但對高低差適應差,現代高密度設計已少見。多數商業與工業板仍預設採用 LPI,兼顧精度與量產性。
標準顏色及其實務意義
綠色是最常見的防焊顏色,不僅為外觀,選色也影響檢測與熱行為:

綠色防焊
- AOI 系統對比最佳
- 成本最低
- 業界預設
黑色防焊
- 消費性產品外觀首選
- 視覺對比低,檢測困難
- 易隱藏缺陷
白色防焊
- LED 板需高反射率
- 易因助焊劑與高溫變色
藍色與紅色防焊
- 常見於打樣或品牌識別
- 性能與綠色相近但成本較高
從製造角度,綠色仍是最易檢測的選擇。
軟板或高溫板的特殊防焊
軟性 PCB 需能反覆彎折不龜裂的防焊,通常:
- 採用聚醯亞胺基材
- 比硬板防焊更薄且具彈性
車用或航太高溫應用則需要:
- 更高玻璃轉移溫度 (Tg)
- 更佳耐化性
- 多次回流循環仍穩定
選錯材料可能導致剝離、龜裂或現場失效。
高效防焊設計規則
焊墊周圍的間隙、堤壩與網架需求
防焊設計規則直接影響組裝良率,關鍵參數包括:

防焊間隙指銅墊邊緣到防焊開口的距離,間隙不足會讓防焊蓋到焊墊導致焊錫潤濕不良;過大則不必要地裸露銅面,增加氧化風險。
防焊堤壩是相鄰焊墊間的狹窄防焊條,用來抑制回流時焊錫橋接。最小堤寬通常 75–100 µm,確切值依板廠製程能力而定。
未遵守這些規則可能導致:
- 脆弱防焊碎屑在製程或組裝中剝落
- 裸露銅區引發短路
- 焊點可靠性降低
避免橋接與確保覆蓋均勻
為使組裝時焊錫行為可預測,需避免焊錫橋接並保持防焊厚度均勻。厚度變化或開孔定義不清會導致焊錫潤濕不均,細間距尤甚。防焊網架過薄也會造成銅裸露與焊錫虹吸。設計者應在 Gerber 檢查階段留意防焊層,及早確認布局符合板廠能力。
與導通孔、走線、絲印層的整合
防焊層需與導通孔、走線、絲印良好搭配,才能確保板子可靠。導通孔可依用途選擇蓋孔、塞孔或開孔;走線不可裸露以免氧化與短路;絲印標記不可蓋在防焊開孔上以免影響焊接與測試。妥善協調這些層面可大幅減少重工、檢測失敗與生產延遲。
專業製造中的防焊應用
塗佈、曝光與顯影流程
防焊製程通常依以下步驟:

- 板面清潔
- 液態防焊塗佈(噴塗或簾塗)
- 低溫烘烤去除溶劑
- 透過底片 UV 曝光
- 顯影去除未曝光區域
每步精度都關鍵,任何偏移或污染都會損害防焊完整性。
固化技術與厚度控制
顯影後進行最終固化,採用熱固化與 UV 固化系統,確保防焊具備足夠化學抗性與機械強度,並與銅層良好附著。典型固化厚度 15–30 µm,超出範圍會影響焊錫潤濕與絕緣性能。
附著力與耐久性的品質保證
專業 PCB 製作 中,防焊品質並非靠運氣。板廠會執行一系列測試,確保防焊在回流時不浮脫。目檢找出可能暴露銅的裂紋與剝落;附著力測試確認防焊不會在熱循環後脫落;熱衝擊測試驗證防焊在快速高低溫變化下不龜裂;耐化測試則確認其對助焊劑與環境污染物的抵抗力。
進階效益與實務考量
多數設計師以為防焊僅用於控制焊錫,實則效益更廣。良好防焊可大幅提升表面絕緣電阻 (SIR),降低漏電流並隔絕濕氣與離子污染;在污濕或化學嚴苛環境中充當護盾,使板子通過現實考驗。這也是防焊在工業、汽車與戶外電子成為標配的原因——現實環境對裸銅並不友善。
對組裝良率與重工效率的影響

優秀的防焊設計讓製程更順、更快、更便宜:把焊錫留在正確位置,提升一次組裝良率,減少手工重工,並以高對比提升 AOI 精度,整體降低製造成本與麻煩。反之,不良防焊設計是沉默殺手,很少被直接點名,卻常是長期組裝錯誤、重工與徹夜除錯的根源。

常見問題 (FAQ)
Q1. 什麼是防焊?為何需要?
防焊是保護性絕緣層,可防止焊錫短路、保護銅面並確保可靠組裝。
Q2. 防焊具絕緣性嗎?
是的,防焊提供電氣絕緣,但不能取代保形塗層。
Q3. 不同板廠的防焊設計規則會不一樣嗎?
當然,請務必遵循所選板廠的設計準則。
Q4. 防焊顏色會影響性能嗎?
電性上不會,但顏色會影響檢測精度、吸熱與清潔度可視性。
Q5. 簡單板子可以不加防焊嗎?
原型或可省略,但量產強烈建議使用。
持續學習
PCB 防焊、絲印與表面處理指南:HASL 與 ENIG 比較、SMT 鋼網設計
一塊 PCB 的焊接品質,在板件出廠前已大體定型。決定其成敗的,是防焊、絲印、表面處理三項板廠工序,以及 SMT 環節的鋼網。四者分屬不同責任方,最終卻在同一焊點上體現結果;任一環節存在疏漏,焊接良率立即反映。 製造資料確認重點 發板前把防焊顏色、開窗、絲印間距、表面處理與鋼網厚度寫入製作說明,並讓 PCB 廠與 SMT 廠在同一份資料上完成確認。 一、PCB 防焊層:防焊層的作用 先從一個常見疑問談起:防焊層為何多為綠色?原因在於製程成熟度。綠色油墨的工藝最為成熟,AOI 檢測時的影像對比度亦最佳,綜合成本最低。黑色油墨會增加線路目檢的難度;白色油墨經高溫製程後存在泛黃風險,外觀選型應在下單前與板廠確認製程能力。 PCB 防焊層是覆於銅箔表面的高分子油墨,承擔三項職能: 約束焊接過程中錫膏的流動範圍,避免非預期連接。 作為線路防護層,抵禦氧化、濕氣與機械刮傷。 提供基礎電氣絕緣。安規層面的絕緣要求仍由基材與間距承擔,防焊層不作為唯一判斷依據。 圖 1. PCB 表層結構與防焊、絲印、表面處理位置 顏色選型常被當作外觀問題處理,實則牽動檢測與可靠度兩個層面,不宜在設計末端才倉促決定。 二、防焊層設......
了解 PCB 製造中防焊材料的角色
防焊,也稱為 防焊油墨 (solder mask),沒錯,它們是同一種東西。只是兩個不同名稱,但「solder mask」在全球更被廣泛採用。這兩個名稱都指的是用於 PCB 上的保護塗層,用來防止焊錫流到不該去的地方。雖然「solder mask」較常被使用,但「solder resist」在技術上更為正確,因為這種抗焊材料在組裝過程中會阻擋焊錫。儘管如此,業界通常將兩者視為同義詞。 防焊材料對於防止短路至關重要,但相較於銅走線與基材,它常被忽略。它位於絲印層下方,被視為 PCB 的第二層頂層。通常,它決定了 PCB 的顏色,常見的有綠色、紅色、藍色和黑色,而這些顏色正是防焊層本身。在組裝過程中,這層確保焊錫只附著在指定位置。若沒有防焊,PCB 可能會出現連接不良、短路以及整體性能問題。本文將涵蓋防焊的定義、種類、材料、製程,以及為何它在現代 PCB 製造中不可或缺。 什麼是防焊? 防焊是一層薄薄的保護性聚合物塗層,覆蓋在 PCB 的銅走線上,除了焊墊或導通孔等需要焊錫的部位外。其主要目的是在焊接過程中防止熔融焊錫在相鄰導體間形成橋接。 防焊的關鍵功能 防止短路 保護線路圖形免受灰塵、熱與濕氣影響......
模組化硬體板邊導電選型:PCB邊緣電鍍與半孔
模組化硬體板邊導電選型:PCB邊緣電鍍與半孔 藍牙模組、Wi-Fi模組、電源管理子卡大量採用板對板直連,省掉連接器後整機厚度壓到極限。硬體工程師佈局階段常遇到的抉擇:板邊要導電,到底選邊緣電鍍還是半孔?兩種工藝報價相差近一倍,製程難度、可靠度方向完全不同,選錯了不是成本浪費就是批次性報廢。 邊緣電鍍(Edge Plating)是把金屬沉積在PCB側壁,用於接地屏蔽、導電滑軌與結構件電氣搭接;半孔即城堡孔(Castellated Holes),是開在板邊的金屬化通孔對半銑切形成的焊接接點。前者服務於屏蔽與結構導電,後者服務於模組級焊接互連,定位不同,設計規則也完全不同。 一、兩種板邊工藝的成型原理 邊緣電鍍的標準流程:板內先完成圖形與鑽孔,銑出外形成型邊,側壁經化學沉銅與電鍍加厚,銅層與板邊截面金屬結合。側壁銅厚常規要求≥20μm,與內層接地網路需透過板邊「梳齒狀」銅箔或導通孔引電。為防止鍍液殘留與後續分層,成型邊需預留導角,阻焊油墨嚴禁上側壁。半孔的成型邏輯相反:先在板內完成通孔鍍銅,數控銑刀沿孔中心對半分割,板邊露出半圓弧金屬凹槽,熔融錫膏沿孔壁毛細爬升形成立體焊點。 術語差異同樣明顯:歐美圖面......
PCB 電鍍厚度完整指南:孔壁銅、IPC 標準、ENIG/HASL 與可靠度
重點摘要 電鍍厚度直接影響 PCB 耐用度:孔壁與銅層的電鍍厚度會直接影響 Via 可靠度、電流承載能力以及長期使用壽命。 孔壁銅厚具有最低要求:依原文引用的 IPC-6012,Class 2 PCB 的平均孔壁銅厚約為 20 µm,Class 3 則約為 25 µm。 厚銅可改善熱與機械性能:例如 2 oz Copper 可以提升電流承載能力、散熱能力以及 PCB 的機械強度。 均勻電鍍非常重要:合理的 Aspect Ratio 與穩定的製程控制,可以降低孔壁電鍍不均以及 Thermal Cycling 後開裂的風險。 Surface Finish 也需要正確選擇:適合的表面處理與穩定製造品質,是維持 PCB 長期可靠度的重要條件。 為什麼兩片看起來完全相同的 PCB,在實際使用環境中的壽命卻可能大不相同?其中一片可以承受數千次 Thermal Cycle,另一片卻可能在幾個月內出現 Via Crack。 其中一個重要因素,就是電鍍厚度(Plating Thickness)。 這些看似只有數 µm 的金屬層,實際上負責傳導電流、防止焊墊氧化,並維持 Via Barrel 的完整性。電鍍厚度是否符......
OSP PCB 表面處理完整指南:製程、優勢、ENIG/HASL 比較與選型
重點摘要 什麼是 OSP:OSP(Organic Solderability Preservative,有機保焊膜)是一種水性、具成本效益的 PCB 表面處理,在裸銅焊墊上直接形成約 0.2–0.5 μm 的有機保護膜。 OSP 的主要優勢:與 ENIG、HASL 等金屬表面處理不同,OSP 幾乎不增加焊墊高度,因此具有非常優異的表面平整度,特別適合 Fine-Pitch SMT 與高密度消費性電子產品。 組裝時效需要控制:OSP 對儲存與操作條件較敏感。真空包裝開封後,通常應在 24–48 小時內完成 SMT 組裝。 適合的應用:OSP 特別適合 Fine-Pitch BGA、QFN 以及標準雙面 SMT 製程。 不適合的應用:OSP 缺乏耐磨金屬層,因此不適合 Gold Fingers、Edge Connector、Castellated Hole Module,以及部分具有特殊高可靠度規範的軍工應用。 1. 為什麼 PCB 製造需要表面處理? 1.1 裸銅容易受到氧化與污染 PCB 上的裸露銅走線與焊墊一旦接觸環境中的氧氣與濕氣,就會快速氧化,形成具有絕緣性的 Copper Oxide。 這......
PCB Encapsulation 樹脂封裝指南:Potting、材料選擇、DFM 與可靠製造
重點摘要 Encapsulation vs. Potting:Potting 會使用永久性外殼,而 Encapsulation 固化後形成可獨立存在的樹脂包封模組;兩者都能提供完整的環境隔離。 Encapsulation vs. Conformal Coating:保形塗層重量輕且較容易返工,但主要適用於較溫和的環境。PCB 樹脂封裝能提供可支援 IP67/IP68 浸水防護等級的完整隔離能力,但代價是幾乎無法維修。 樹脂選擇:Epoxy 具有高剛性與良好耐化學性;Polyurethane 具有較佳柔韌性,適合溫度循環;Silicone 則特別適合 −50°C 至 200°C 以上的高溫與寬溫環境。 DFM 注意事項:元件之間應保留足夠 Clearance,封裝方向最好配合樹脂流動方向,並利用實體 Dam 防止樹脂流入 Connector、Test Point 等 Keep-Out Zone。 製造品質是基礎:乾淨、高精度組裝並經 AOI、X-Ray 等嚴格檢驗的 PCBA,是後續取得可靠樹脂封裝效果的重要基礎。 什麼是 PCB 樹脂封裝?為什麼如此重要? 現代電子組件如果需要在惡劣環境中工作,就......