PCB 散熱設計完整指南:導熱過孔、厚銅、MCPCB 與接面溫度
4 分鐘
- 了解熱應力:為什麼高溫會破壞現代 PCB 的可靠度?
- 提升熱效率的實用 PCB 散熱方法
- 如何進行準確的 PCB 熱分析與模擬
- 進階 PCB 熱設計與散熱器整合
- 製造解決方案:JLCPCB 如何應對 PCB 散熱需求
- PCB 散熱常見問題
- 結論
重點摘要
- 銅箔擴散熱量:銅的導熱能力比標準 FR-4 材料高出 1,000 倍以上。
- 導熱過孔陣列:將 16 至 25 個導熱過孔並聯配置,可以大幅降低熱阻。
- 高熱負載使用 MCPCB:金屬基板相較於 FR-4 能提供更低的熱阻。
- 智慧元件配置:將高熱元件遠離 PCB 邊角,並把溫度敏感元件配置在氣流上游。
- 計算接面溫度:在設計初期估算完整熱阻,可以降低元件因過熱而失效的風險。
PCB 散熱設計可能就是一片電源板能穩定運作十年,還是八個月後就從客戶現場退回來的差別。穩壓器、LED 或馬達驅動器所消耗的每一瓦功率,最終都必須透過銅箔、PCB 基材與空氣真正排出系統。
如果熱傳導路徑設計錯誤,一開始往往不會立即出現明顯問題。電解電容會逐漸乾涸、焊點產生裂紋,最後 PCB 可能以間歇性故障的形式退回,而且在工作台上很難重現。本指南將介紹導熱過孔尺寸與數量、銅箔與基材選擇、完整的接面溫度計算範例、散熱器整合,以及導熱介面材料的選擇方式。
了解熱應力:為什麼高溫會破壞現代 PCB 的可靠度?
把一個熱鍋放在木製砧板上,整片砧板並不會很快變熱;但如果放在鋼製工作檯上,只需要幾秒鐘,熱量就會快速擴散到整片金屬。這裡的木製砧板就像標準 FR-4,而鋼製工作檯則可以想像成 PCB 上的銅。

FR-4 的導熱係數約為 0.3 W/mK,而銅約為 400 W/mK,因此銅在橫向傳遞熱量方面的能力,比 FR-4 高出 1,000 倍以上。可以把熱傳導想像成電流:瓦特就像安培、溫差就像電壓,而位於兩者之間的材料則像電阻。
緊湊型電路過熱的主要原因
PCB 上大部分熱量通常來自以下四種來源,其中第一種往往最容易造成問題。
- 線性穩壓器將電壓差轉化為熱:例如 AMS1117-3.3 將 5 V 降至 3.3 V、負載為 800 mA 時,會在 SOT-223 封裝內產生 1.36 W 熱量。其 Junction-to-Ambient 熱阻會依照連接的銅箔面積不同,約為 60 至 100 °C/W,因此接面溫度可能比環境溫度高約 82 至 136°C。
- MOSFET 與二極體切換損耗:這類損耗會隨切換頻率增加。同一顆元件工作在 500 kHz 時,產生的轉換損耗會明顯高於 100 kHz。
- 繞組與銅箔的歐姆損耗:發熱量與 I²R 成正比,因此電流增加一倍,發熱量就會增加至四倍。一條使用 1 oz 銅、寬度只有 0.5 mm(20 mil)的走線如果承載 3 A 電流,會產生相當明顯的熱量。
- 電感磁芯損耗與電解電容 ESR:這些元件本身可能沒有大型金屬散熱 Tab,因此產生的熱量缺少明確、低熱阻的散熱路徑。
PCB 上溫度最高的元件,不一定是產生最多熱量的元件;它可能只是擁有最差的散熱路徑。
工業應用中熱管理不良的代價
高溫通常不會在產品投入使用的第一天就直接摧毀 PCB,而是默默縮短電路板上所有元件的壽命。這類問題往往會先出現在保固與現場故障數據中,而不是實驗室工作台上。
原文以鋁電解電容為例:工作溫度每提高約 10°C,電容壽命大約會減少一半。一顆額定 105°C、2,000 小時的電容,在 85°C 時可能達到約 8,000 小時,而在 65°C 時可能達到約 32,000 小時。如果這顆電容只距離高溫 MOSFET 約 15 mm(0.6 in),這樣的溫度差異可能直接決定產品壽命是三年還是十年。
PCB 基材本身也會受到高溫影響:當溫度超過 Tg(約 130 至 180°C)後,FR-4 的 Z 軸熱膨脹係數可能從約 50–70 ppm/°C 增加至 250–350 ppm/°C,而 Via 孔壁中的銅仍只有約 17 ppm/°C。兩者膨脹差異會對鍍通孔孔壁產生明顯機械應力。
因此,High-Tg FR-4 在高溫設計中具有實際價值。原文所提供的經驗法則是:PCB 長期工作溫度應盡量維持在 Tg 以下約 20–30°C。
提升熱效率的實用 PCB 散熱方法
PCB 散熱真正可以控制的核心方向主要有三個,而且通常應依序處理。首先利用銅箔將熱量向水平方向擴散,再透過導熱過孔將熱量傳到 PCB 另一面;如果這些方法仍不足,才考慮更換基材。
建議先從成本最低的方法開始,因為 PCB 上原本就需要使用的銅箔,如果規劃得當,通常不需要額外增加太多成本。
使用導熱過孔與厚銅 PCB
導熱過孔(Thermal Via)是一種鍍銅孔,主要用途是將熱量從 PCB 頂層銅箔傳導至底層銅箔。原文指出,在 1.6 mm(63 mil)PCB 上,一個直徑 0.3 mm(12 mil)的單一 Via,依孔壁鍍銅厚度不同,其熱阻通常約為 150 至 200 °C/W。

因此,導熱過孔真正有意義的使用方式是大量並聯配置,其數學關係與並聯電阻相似:
-
使用 0.3 mm(12 mil)鑽孔:更大的孔徑可能在回流焊過程中從焊墊吸走更多焊料,進而形成空洞。
-
正確配置數量:4 個 Via 的整體熱阻約為 40 °C/W,改善仍較有限;16 個約可降至 10 °C/W,而 25 個則約為 7 °C/W。
-
預算允許時考慮填孔:原文指出,銅填孔 Via 的導熱效果可能比普通空孔高約 6 至 8 倍;焊料填孔的導熱效果約為銅填孔的 70%,但成本相對較低。
-
另一端必須真正連接大面積銅箔:如果導熱 Via 最後只連接到一塊孤立的 5 mm(0.2 in)小銅島,幾乎無法有效將熱量擴散出去。
1 oz 銅的厚度約為 35 µm(1.4 mil),2 oz 則約為 70 µm(2.8 mil)。改用 2 oz 銅,大致可以將 PCB 上相同銅箔熱傳路徑的熱阻降低約一半。
相關電流承載能力則受到 IPC-2152 等設計因素影響。原文所列範例中,在外層 1 oz 銅條件下,1 mm(39 mil)寬的走線,在允許溫升 10°C 時可承載約 2.3 A;改為 2 oz 銅後則約可承載 3.9 A。
最佳化元件配置與氣流路徑
元件配置在原理圖規劃階段調整幾乎不需要額外成本,但等到 PCB 已經完成佈線後才修改,代價就會高得多。以下四項原則可以涵蓋大部分散熱配置效益:

- 避免將高熱元件放在 PCB 邊角:位於 PCB 中央時,熱量可以朝四個方向透過銅箔擴散;放在角落時只剩兩個主要方向,因此相同元件在角落通常會更熱。
- 將不同熱源分開,除非它們共用同一個散熱器:兩顆各自耗散 2 W、彼此只有 5 mm(0.2 in)距離的元件,會共同加熱同一片銅箔區域,使溫升彼此疊加。
- 把溫度敏感元件放在氣流上游:電解電容、Crystal 以及 Precision Reference 等元件應放置在仍然能接觸到較冷空氣的位置。
- 不要在高熱元件的氣流前方放置高大元件:例如 10 mm(0.4 in)高的電解電容可能形成低流速死角,使風扇原本應提供的散熱效果大幅降低。
自然對流條件下的熱傳係數約為 5 至 10 W/m²K,而強制風冷約為 25 至 100 W/m²K。原文指出,當氣流速度達到約 1 m/s(約 200 LFM)時,散熱器的熱阻可能降低接近 50%。
整合鋁基板與金屬核心 PCB(MCPCB)
金屬核心 PCB(MCPCB)會以鋁板或銅板取代傳統玻璃纖維核心,再利用一層薄型電氣絕緣材料將電路銅層與金屬基板結合。真正決定垂直散熱性能的,往往不是金屬本身,而是中間的絕緣介電層。
| 材料 | 導熱係數(W/mK) | 適合應用 |
|---|---|---|
| 標準 FR-4 | 0.3 至 0.4 | 訊號 PCB,以及每顆元件耗散功率約低於 1 W 的設計 |
| 鋁基 MCPCB 介電層 | 1 至 2(陶瓷填充型最高可達約 10) | 鋁基板真正的主要垂直熱阻瓶頸 |
| 鋁基板 | 150 至 235(典型約 205) | LED 燈板、驅動器以及單層功率 PCB |
| 銅基板 | 380 至 400 | 車用 LED,以及數十至數百瓦等級的功率負載 |
| PCB 銅走線與 Copper Pour | 約 400 | 幾乎所有 PCB 都可以透過適當鋪銅利用這項導熱能力 |
金屬核心 PCB 之所以具有較低熱阻,不只是因為底部金屬導熱速度快,也因為中間絕緣層非常薄。其 Dielectric 厚度通常只有約 50–200 µm(2–8 mil),所以即使金屬板導熱係數高達 205 W/mK,整體 Stackup 的熱性能仍會受到約 1–4 W/mK 介電層限制。

即便如此,改善仍然非常明顯。原文指出,一片 1.6 mm(63 mil)的 FR-4 PCB,其板厚方向熱阻約為 22–25 °C/W,而鋁基板約只有 2–3 °C/W。
這也是許多 LED 驅動與高功率照明設計改用鋁基板的重要原因。不過,代價是此類鋁基板通常採用單層結構,不能像普通 FR-4 一樣將鍍通孔直接連接到金屬 Core,而且可選表面處理也可能受到製程限制。
如何進行準確的 PCB 熱分析與模擬
在真正花錢製作 PCB 之前,熱分析最重要的問題只有一個:晶片本身最後究竟會有多熱?
手工計算可以先判斷整個設計在物理上是否可行;之後再利用熱模擬與實際 PCB 樣品,確認模型與真實硬體是否一致。
估算接面溫度與熱阻
熱阻表示每傳遞一瓦功率,溫度會增加多少度。它的行為很像電阻:瓦特可以類比成電流、溫差可以類比成電壓,而 °C/W 就像歐姆。
例如讓 2 W 功率通過 10 °C/W 的熱阻,就會產生約 20°C 溫升,就像 2 A 電流流過 10 Ω 電阻會產生 20 V 壓降。
從晶片接面一路到環境空氣的熱傳路徑,可以視為數個串聯熱阻,因此可以相加:
接面溫度 = 環境溫度 + 功率 ×(接面至外殼熱阻 + 外殼至散熱器熱阻 + 散熱器至環境熱阻)

範例:一顆 TO-220 封裝的 LM2596T-5.0 Buck Regulator,將 12 V 轉換成 5 V、輸出 2 A。原文假設效率約 80%,因此功率損耗約為 2.5 W。依照其 Datasheet,Junction-to-Case 熱阻約為 2 °C/W,最大接面溫度為 150°C,而原文建議控制在 125°C 以下。
| 熱傳路徑 | 熱阻(°C/W) | 2.5 W 時的溫升 | 代表意義 |
|---|---|---|---|
| Junction → Case(Datasheet) | 2.0 | 5°C | 由封裝決定,設計人員無法明顯改善 |
| Case → Heatsink(矽膠導熱墊) | 1.5 | 3.75°C | 較薄的導熱墊或導熱膏可以降低幾度 |
| Heatsink → Ambient(擠型散熱器) | 8.0 | 20°C | 這是實際需要由設計人員選型與付出成本的部分 |
| 含散熱器的總熱阻 | 11.5 | 29°C | 環境 25°C 時,接面溫度約為 54°C |
從結果可以看出,散熱器是整條熱阻鏈中的主導項目。總共 11.5 °C/W 中,有 8 °C/W 來自散熱器,因此這才是最值得投入最佳化工作的地方。
即使產品外殼內部環境溫度提高至 40°C,依照這項估算,接面溫度也只有約 69°C,仍明顯低於 125°C 的建議限制。
結合 FEA 模擬工具與實體原型驗證
手工計算無法完整處理 PCB 上複雜的二維與三維熱擴散,因此可以進一步使用 Ansys Icepak、SolidWorks Flow Simulation 或 Cadence Celsius 等模擬工具。
不過,有三種常見設定錯誤會讓模擬結果與實際量測結果產生明顯差異。
錯誤 1:完全相信 Datasheet 的 Junction-to-Ambient 數值。
這項熱阻是在 JEDEC 規定的標準測試 PCB 上量測,而且具有特定銅箔面積,並不等於您的實際 PCB。改善方式:優先使用封裝的 Junction-to-Case 熱阻,再依照實際 PCB、TIM 與散熱器建立剩餘熱阻路徑。
錯誤 2:只模擬裸板,不加入產品外殼。
開放式 PCB 放在靜止空氣中,是最簡單、通常也是最理想的散熱環境之一,但真正出貨的產品幾乎不會維持這種狀態。改善方式:把產品外殼加入模型,並將外殼內部空氣溫度作為 Ambient 條件。
錯誤 3:只輸入「60% 銅覆蓋率」這類平均值。
將整層 PCB 簡化成平均 60% Copper Fill,會掩蓋真正阻礙熱擴散的開口、分割與 Narrow Neck。改善方式:從 Gerber 資料匯入真正的 Copper Polygon。
另外,不要直接使用 IR Camera 量測裸銅並完全相信讀數。光亮銅表面的 Emissivity 可能只有約 0.03,因此量到的溫度會明顯偏低;綠色防焊表面的 Emissivity 則接近 0.9,通常比較符合實際溫度。若需要量測裸露金屬,可以在量測位置增加一小點消光黑漆,提高放射率一致性。
進階 PCB 熱設計與散熱器整合
當 PCB 銅箔與基材的散熱能力已經充分利用後,剩餘熱量仍需要透過金屬散熱器傳入空氣。散熱器本質上就是用來提供比 PCB 本身更大散熱表面積的金屬結構。
散熱器是否有效,主要取決於兩項因素:鰭片幾何結構,以及元件與散熱器之間的熱介面。
客製化 PCB 散熱器的主要設計指南
選擇或設計散熱器時,可以按照以下順序考量:
-
根據冷卻方式決定鰭片間距:自然對流需要約 6 至 12 mm(0.24 至 0.47 in)的鰭片間距,讓熱空氣能順利向上流出。強制風冷因為有風扇推動空氣,間距可以縮小至約 2 至 4 mm(0.08 至 0.16 in)。
-
保留足夠厚的散熱器底座以擴散熱量:約 3 至 5 mm(0.12 至 0.20 in)的底座,可以讓來自約 10 mm(0.4 in)封裝的熱量向外擴散至更多鰭片,而不是只集中在元件正下方。
-
自然對流時可以考慮黑色陽極處理:原文指出,在靜止空氣中,黑色表面的熱輻射可能貢獻約 10% 至 15% 散熱能力;如果使用風扇,輻射所占比例則相對降低。
製造解決方案:JLCPCB 如何應對 PCB 散熱需求
前面所有熱設計選擇,一旦進入下單階段就會轉化成實際製造規格。PCB 製造商是否提供特定銅厚、填孔製程或基板材料,會直接限制最終能實現的熱設計。
高導熱材料與厚銅 Stackup
PCB 基材必須與實際需要處理的功率相匹配,否則單靠走線方式無法解決整體熱問題。
- FR-4 厚銅 PCB:原文列出的外層銅厚選項包括 1、2、2.5、3.5 或 4.5 oz,內層則包括 0.5、1 或 2 oz。從 1 oz 增加到 2 oz,大致可以把每片 Copper Pour 的橫向熱擴散阻力降低約一半。
- 鋁基板:典型約 1 W/mK 的介電層,在板厚方向的導熱性能約為 FR-4 的 3 至 4 倍,適合 LED 板、驅動器以及單層功率級。
- 直接連接散熱器的銅基板:金屬 Core 可以形成至少約 1 × 1 mm(39 × 39 mil)的裸露接觸區,讓散熱器直接與金屬接觸,而不是隔著低導熱 Laminate。
可以進一步比較不同基板,例如鋁基板、銅基板以及標準 FR-4,再根據實際功率需求選擇合適材料。
精密導熱 Via 電鍍與進階鋁基 PCB 製造
導熱 Via 設計最後是否有效,很大程度上取決於孔壁實際電鍍品質,因為普通空心 Via 真正負責傳熱的主要材料就是孔壁上的銅。
- 平均孔壁鍍銅厚度 18 µm(0.7 mil):計算單一 Via 熱阻時,不應直接使用過度樂觀的 25 µm(1 mil)鍍銅厚度假設。
- Via 最小可達約 0.15 mm(6 mil):但原文仍建議 Thermal Via Array 優先使用約 0.3 mm(12 mil)孔徑,因為單孔導熱能力約可提高至兩倍。
- Via-in-Pad,搭配環氧樹脂或銅膏填孔與蓋鍍:如果裸露式 Thermal Pad 下方的 Via Array 主要負責散熱,原文建議優先選擇銅膏填孔,因為銅具有良好導熱性,而一般環氧樹脂沒有相同效果。
如果除了 PCB 製造之外也進行元件組裝,功率元件可以直接從元件庫中選擇,讓穩壓器與 Footprint 從原理圖一路保持到實際 PCBA 組裝階段。
PCB 散熱常見問題
問:現有 PCB 設計中,最快改善散熱的方法是什麼?
擴大與高熱元件相連的 Copper Pour,並在元件下方增加導熱過孔。這兩項修改在 PCB Layout 階段通常不需要改變原理圖或 BOM。原文指出,在適當條件下,可能讓元件溫度降低約 20 至 40°C。
問:功率元件下方需要多少個導熱過孔?
可以在整個 Thermal Pad 下方建立完整 Via Grid,Via 間距約為 1.0 至 1.2 mm(39 至 47 mil),通常會得到約 16 至 25 個 Via。原文估計,一個 0.3 mm(12 mil)普通 Via 的熱阻約為 150 至 200 °C/W,因此必須使用較大的並聯陣列,才能獲得明顯的熱阻改善。
問:鋁基 PCB 的散熱一定比 FR-4 更好嗎?
如果只比較板厚方向的散熱能力,鋁基板確實更好。原文指出,1.6 mm(63 mil)鋁基板的板厚方向熱阻約為 2 至 3 °C/W,而 FR-4 約為 22 至 25 °C/W。不過,鋁基板不一定適合所有電路,因為它通常採用單層結構、不能將普通鍍通孔直接連接至金屬 Core,而且成本也較高。
問:在 FR-4 上替小型 SMT 元件加散熱器真的有幫助嗎?
只有當熱量能有效傳遞到散熱器時才有明顯幫助。如果散熱器只是黏在塑膠封裝表面,熱量仍受到封裝本身低導熱路徑限制,因此改善通常只有幾度。對具有裸露散熱焊墊的元件而言,讓熱量從 Thermal Pad 傳入 PCB 銅箔與導熱 Via,通常才是更主要的散熱路徑。
問:PCB 越厚,散熱就越好嗎?
不一定。如果只看 PCB 板厚方向,增加 FR-4 厚度反而代表頂層與底層銅箔之間存在更多低導熱材料,因此熱阻會增加。較厚 PCB 只有在額外層數中包含更多內層銅箔、能夠幫助熱量橫向擴散時,才可能帶來散熱優勢。
結論
理解PCB 散熱最實用的方法,不是把它想成「如何把一片 PCB 冷卻」,而是把它視為「建立完整熱傳導路徑」。
熱量先從晶片 Die 傳到封裝,再透過銅箔導出,接著穿過介電材料或 Thermal Interface Material,最後進入流動空氣。整條路徑的每一段都可以用熱阻數值表示,而其中最大的熱阻通常就是最值得優先改善的瓶頸。
這也是為什麼先進行計算,比直接套用任何單一散熱技巧更重要。16 個導熱 Via、2 oz 銅以及 8 °C/W 散熱器,只是特定熱阻鏈計算後得到的結果,並不是所有 PCB 都適用的固定規則。
先建立完整熱阻鏈並計算結果,再根據需求選擇適合的基材、銅厚與 Via 填充方式。當 FR-4 已經無法滿足熱負載時,還可以進一步採用 JLCPCB 所提供的鋁基板、銅基板與厚銅 PCB 等製造方案。

持續學習
PCB 訊號與電源完整性實務:接地分割、5V 輸入、USB-C 佈局與差分走線
功能測試通過,並不代表設計經得起推敲。ADC 讀值無規律跳動、USB 連接偶發中斷、EMI 測試始終差數 dB——這類問題一路追下去,多數落在接地、電源、走線三個環節。本文以 USB-C 供電、集成 ADC 與 MCU 的小尺寸電路板為例,整理訊號完整性與電源完整性的實作要點。 設計檢查重點 先確認回流路徑,再決定地平面分區、去耦位置與差分走線。任何跨越參考平面切縫的高速線,都應在佈局審查階段優先修正。 一、PCB 類比接地與數位接地 「類比地與數位地必須分開」是流傳極廣的經驗之談。放到混合訊號板的工程實踐中,更穩妥的方案往往是保留完整的地平面,僅做功能分區,不做物理切割。 理由要從回流路徑說起。高頻訊號的回流電流傾向沿訊號線正下方的地平面流動;地平面一旦被切開,訊號線又恰好跨越切縫,回流電流便被迫繞行,迴路面積隨之擴大,輻射發射與線間耦合同步惡化。 圖 1. 混合訊號板分區與回流路徑 圖 2. 類比與數位功能分區,以及完整地平面下的回流路徑 佈局階段將類比元件與數位元件分置板面不同區域,使數位電流天然避開類比區。 ADC 的 AGND 與 DGND 引腳統一接入同一片地平面,器件本體佈置在兩區交......
在 PCB 串擾演變為訊號完整性問題前及早預防
重點摘要 NEXT 與 FEXT:NEXT 會隨走線長度增加而達到飽和,而 FEXT 則隨耦合距離線性增加。 間距與疊層:遵循 3W 規則,並讓走線靠近參考平面。 訊號邊沿速率:相較於時脈頻率,較快的上升時間更容易造成串擾。 製造裕量:蝕刻偏差會縮小走線間隙,因此佈局時需要預留額外間距。 驗證方法:使用 DFM 檢查及 TDR 測試條,而不是只依賴基本導通測試。 PCB 串擾是指一條走線向相鄰走線耦合的雜訊,即使兩條網路在電氣上完全隔離,仍會發生串擾。設計時你沒有畫出這條連接,網表中也不會顯示,但銅箔仍會形成這種耦合。 圖 1:走線密集的高速 PCB 單條走線其實不會獨自承載訊號,而是承載環繞銅箔、隨時間變化的電場與磁場。這些場不會在走線邊緣停止,因此位於場範圍內的任何導體都會分得部分能量。本指南將介紹兩種耦合機制,以及為何近端串擾與遠端串擾的表現恰好相反。同時說明串擾計算器能告訴你什麼、又有哪些限制,以及如何透過間距、疊層結構與製造規範,將耦合雜訊控制在預算範圍內。 PCB 中的串擾是什麼? 兩條完全沒有接觸的走線,仍可能交換能量。交換能量的多寡取決於訊號切換的速度。 什麼是串擾?為什麼會發生?......
六層板疊層設計:多層 PCB 疊層與受控阻抗實施要點
四層板升級六層板,是多數產品訊號完整性的重要分水嶺。疊層規劃欠妥的設計,訊號回流沿地平面開槽迂迴,電磁干擾(EMI)整改週期往往以季度計;與此同時,層數每增加兩層,製造成本相應上台階,PCB 層數(pcb layer count)的增減需要經過量化論證。PCB 疊層設計(layer stackup design)是電氣性能、佈線密度與製造成本之間的三角權衡,受控阻抗疊層(controlled impedance stackup)則是高速設計的基礎性決策。 多層 PCB 疊層(multilayer pcb stackup)的核心原則僅有一條:每個訊號層均應配置相鄰的完整參考平面。疊層並非線路圖的容器,其結構決定回流路徑長度、阻抗可控性與板級翹曲量。六層板在成本與性能之間達成較優平衡,構成高速 PCB 疊層(high speed pcb stackup)設計的入場配置。 疊層設計提醒 先向板廠確認標準疊構、板材 Dk/Df、介質厚度公差與銅厚,再開始阻抗計算與佈線;不要以軟體預設值代替實際製程參數。 一、兩種經典疊構 六層板的成熟方案基本收斂於以下兩種,應按訊號質量要求與電源軌數量擇一採用: 方案 典......
過孔選型與鑽孔工藝:PCB 過孔(PCB Via)設計
過孔選型與鑽孔工藝:PCB 過孔(PCB Via)設計 高密度互連(HDI)製程普及之後,過孔不再僅承擔換層連接職能,其本身已成為訊號路徑的組成部分。盲孔、埋孔與激光微孔的成本隨結構階數遞增,焊盤內過孔/盤中孔(via in pad)是否採用填孔電鍍直接關係球柵陣列封裝(BGA)焊接良率。在高速高密設計語境下重新審視什麼是 PCB 過孔(what is a pcb via)這一基礎問題,具有明確的工程現實意義——PCB 過孔類型(PCB via types)的選型差異,將在製造成本與訊號品質兩個維度同時體現。 過孔是貫穿基板的金屬化孔,用於實現不同導電層之間的電氣連接。它同時也是寄生元件:寄生電感阻礙電流突變,寄生電容擾動高速波形,未使用的殘樁在一定頻率下產生諧振。PCB 過孔設計(PCB via design)的本質,是在連接需求、訊號完整性與製造成本三者之間確定最優平衡點。 過孔選型提醒 先確認訊號速率、板厚、層數與板廠鑽孔及電鍍能力,再決定通孔、盲埋孔、微孔或盤中孔結構,避免為了追求高密度而產生不必要的製程成本。 一、四種過孔的結構與製程 鍍通孔(PTH)採用機械鑽孔,貫穿整個板厚,為成本基......
正確掌握 PCB 特性阻抗,確保訊號可靠傳輸
重點摘要 阻抗定義:特性阻抗由走線幾何形狀和參考平面決定,而不是由銅的直流電阻決定。 核心因素:走線寬度、銅厚度、介質高度和介電常數共同決定阻抗值。 參考平面:高速走線需要連續的參考平面,以防止訊號反射。 工廠驗證:製造商會調整走線寬度,並使用測試條上的時域反射儀檢查阻抗。 設計方法:儘早選擇工廠標準疊層,在佈線前確定正確的走線寬度。 特性阻抗決定快速邊沿能否乾淨地到達接收端,但萬用表無法測量它。一條 50 Ω 走線從一端到另一端測得的電阻只有幾分之一歐姆。萬用表看到的是銅電阻,而訊號看到的是完全不同的東西。上升邊沿不會一次看到整條走線,它只會看到當前已經傳播到的那一小段銅。為了繼續向前傳播,它必須給下方的平面充電,並在走線周圍建立磁場。 圖 1:多層 PCB 上的受控阻抗走線及其參考平面 兩組量之間的比值決定了邊沿每伏電壓所吸收的電流。本指南討論 PCB 特性阻抗的本質以及決定它的各項參數,然後介紹製造商如何獲得並驗證這一數值,以及哪些介面真正具有相關價值。最終目標是通過一次設計就獲得所需的疊層,而無需反覆修改。 PCB 中的特性阻抗是什麼? 特性阻抗不是銅本身的阻抗,而是走線及其參考平面的阻抗......
高頻 PCB 設計中的集膚效應損耗管理
重點摘要 集膚深度會縮小:高頻會迫使電流集中在走線表面,10 GHz 時集膚深度可縮小至 0.66 µm。 粗糙度會增加損耗:銅箔粗糙度會令電流路徑變長,並大幅提高高速訊號的電阻。 電鍍會影響訊號:ENIG 等低導電率表面處理中的鎳,會增加外露走線的衰減。 較寬走線有助於降低損耗:更寬的走線和更厚的介電層可以擴大電流流動表面,降低導體損耗。 使用平滑銅箔:VLP/HVLP 低輪廓銅箔配合先進層壓材料,是 10 GHz 以上設計的必要條件。 集膚效應會將高頻電流推向銅走線表面的薄層。此時,走線的表現就像大部分銅箔消失了一樣。在 1 GHz 下,這個導電層深度只有約 2 µm,而標準 1 oz 走線厚度為 35 µm。變化中的電流會在導體內部建立變化中的磁場,而該磁場會在銅芯內感應出微小的反向電流,使中心區域的電流互相抵消,並在表面附近增強。 圖 1:集膚效應將電流集中在 PCB 的外層 訊號變化越快,可以使用的導電層就越淺。此時,銅箔厚度以及銅箔上電鍍的金屬種類,會決定有多少訊號能夠通過。本指南將解釋集膚深度,以及銅箔粗糙度和表面處理如何造成損耗,並說明如何選擇銅箔、走線幾何形狀和層壓材料,以控制高......