迴流焊溫度曲線:階段、溫度曲線與優化指南
1 分鐘
- SMT 回流焊溫度曲線指南
- 回流焊溫度曲線概覽
- 回流焊四階段
- 結論
SMT 回流焊溫度曲線指南
在表面貼裝技術(SMT)中,熱管理是決定電路板成品良率的關鍵。精準的 回流焊溫度曲線直接影響每個焊點的機械強度與電氣可靠性。溫度曲線的微小偏差—僅幾度或幾秒—都可能導致板子失效、內部氣孔或元件熱損壞。
本指南將涵蓋:
- 回流焊溫度曲線定義及其對 SMT 組裝的重要性
- 回流曲線四個階段:預熱、浸泡、回流峰值、控制冷卻
- 無鉛焊錫的升溫速率、峰值溫度與液相時間(TAL)建議
- PCB 熱容量、銅箔平面與元件密度對回流曲線的影響
- 使用熱電偶進行回流曲線測量、驗證與優化的方法
- 常見回流焊缺陷:氣孔、冷焊、墓碑效應、PCB 翹曲
- 穩定 SMT 良率與可靠生產的最佳實務
回流焊溫度曲線概覽
| 階段 | 典型溫度範圍 | 持續時間 / 升溫速率 |
|---|---|---|
| 預熱 | 室溫 → 150°C | 1–3°C/sec |
| 浸泡 | 150°C–200°C | 60–120 秒 |
| 回流峰值 | 230°C–250°C | 45–90 秒(液相時間 TAL) |
| 冷卻 | 峰值 → 室溫 | -2 至 -4°C/sec |
什麼是回流焊溫度曲線?
回流焊溫度曲線是 PCB 通過回流爐時的預定控制溫度集合,定義板子升溫速度、保持時間與冷卻速度。
為何回流曲線對 SMT 至關重要
精確的溫度曲線可防止敏感矽芯片受熱衝擊,減少 FR4 板翹曲,並確保元件引腳與焊盤形成良好金屬鍵結。這是從裸板到高可靠組裝的核心差異。更多細節可參考 PCBA vs PCB 指南。
焊膏與回流曲線的關聯
回流曲線需與焊膏材料匹配:蒸發溶劑、啟動助焊劑清除氧化、熔化合金而不超過 PCB 與元件的熱極限。
回流焊四階段
圖:顯示 SMT 回流焊預熱、浸泡、峰值、冷卻四階段的溫度時間曲線。
預熱階段
從室溫升至約 150°C,升溫速率 1–3°C/sec。若過快,焊膏溶劑會急速氣化,造成飛濺或陶瓷電容熱衝擊。
浸泡階段
保持 150–200°C 約 60–120 秒,確保高低熱容量元件達到均衡溫度,同時活化焊膏助焊劑,減少氧化。
回流峰值階段
焊錫熔化,液相時間 TAL 45–90 秒,溫度比熔點高 20–30°C,確保焊盤充分潤濕並形成穩定金屬間化合層。
冷卻階段
以 -2 至 -4°C/sec 控制冷卻,使焊點晶粒細、結構堅固。冷卻過快會破壞元件,過慢則焊點粗糙脆弱。
無鉛焊與有鉛焊的差異
無鉛 SAC305(Sn96.5/Ag3/Cu0.5)熔點約 217°C,需要峰值 240–250°C;有鉛 Sn63/Pb37 熔點 183°C,峰值 210–220°C。無鉛焊過程容差小,需嚴格控制 TAL 與爐溫。
回流缺陷與解決方案
- 墓碑效應:一端抬起,原因:升溫太快。解法:減慢升溫速率或使用 RSS 曲線。
- Head-in-Pillow:BGA 錫球未融合。原因:助焊劑耗盡或 PCB 翹曲。解法:縮短浸泡、降低峰值溫度。
- 焊點氣孔:焊點內氣泡。原因:浸泡不足,溶劑未完全蒸發。解法:延長浸泡時間。
- 元件裂紋與 PCB 翹曲:冷卻過快或爐區溫差大。解法:平緩冷卻坡度、平衡上下風扇。
設備與測溫工具
使用多區強迫對流回流爐,並用熱電偶貼於「測試板」收集溫度數據。
- 熱電偶放置策略:最大熱質量元件、最小熱質量元件、敏感 IC、裸 FR4 板。
- 軟件可繪製溫差曲線,找出熱分歧區。
JLCPCB 先進 SMT 回流實務
針對熱不均衡板,採用局部遮蔽、回流治具與銅平衡設計,並使用氮氣 (N2) 對流減少氧化,擴大工藝窗口。雙面回流需逐區調整,確保底側元件不熔化掉落。
最佳實務
- 連續監控回流曲線,每班次或產品換線時使用「黃金板」測試
- 定期校準回流爐,確保軟件設定與實際爐區溫度一致
- 妥善管理焊膏:冷藏保存,充分回溫,確保 PCB 上料一致性
FAQ
Q: 標準 PCB 可通過回流爐多少次?
標準 FR4 PCB 可安全經歷三次熱循環(頂面、底面及一次返工)。超過此數會使 IMC 層過厚,焊點脆化。
Q: 是否需要預烘烤元件?
對於潮濕敏感元件(MSD)超過允許使用期,需預烘。否則預熱和回流階段會導致元件內部水分沸騰,造成「爆米花效應」裂包。
Q: 可否將無鉛回流曲線用於有鉛元件?
不建議。有鉛元件受 250°C 無鉛峰值可能破壞塑料外殼或晶片,並產生不穩定焊點。
Q: PCB 厚度如何影響浸泡時間?
厚板(如 2.4mm 或 3.2mm)熱容量大,需要更長浸泡時間,確保內層銅平面與外層焊盤達熱平衡。
Q: 可用外部風扇加速冷卻嗎?
不可。冷卻過快(超過 -4°C/sec)會產生熱衝擊,焊盤剝落,陶瓷電容裂紋,焊點微裂。冷卻須由回流爐控制。
結論
掌握回流焊曲線是高良率電子製造的基石。理解升溫、浸泡、峰值與冷卻物理機制,可直接避免 Tombstoning、HiP 和銅溶解等缺陷。配合焊膏規格、ΔT 校正及 PCB 熱質量分布,確保穩定可靠生產。
選用可靠元件與材料可進一步保障 SMT 組裝品質。詳見 JLCPCB 元件頁面,即可將優化設計落實生產。

持續學習
晶片級封裝(CSP)詳解:類型、優點及更多內容
打開任何一部旗艦智能手機的主機板,IC 看起來幾乎就像裸矽晶粒一樣——沒有粗大的引腳,也沒有過大的封裝。這正是晶片級封裝的實際應用。 根據定義,晶片級封裝(CSP)是一種 IC 封裝,其整體封裝面積不超過晶粒尺寸的 1.2 倍,並符合嚴格的 JEDEC 及 IPC 標準。這種設計理念直接帶來更小的電路板、更短的訊號路徑及更佳的電氣性能,因此 CSP 現已廣泛應用於由無線耳機到汽車雷達模組等各類產品。 根據近期的業界市場研究,全球 WLCSP 市場於 2024 年的估值為 48.9 億美元,預計到 2032 年將達到 374.9 億美元,複合年增長率(CAGR)為 21.4%。這清楚顯示晶片級封裝已不再是小眾技術。 本指南涵蓋使用 CSP 時真正需要了解的類型、製程流程、設計規則及組裝注意事項。 甚麼是晶片級封裝(CSP)? 根據 JEDEC 標準,晶片級封裝是一種晶片級 IC 封裝,其封裝尺寸不超過晶粒尺寸的 1.2 倍。這一定義經過刻意收緊,意味着封裝佔用的大部分面積都是有效矽晶粒,幾乎沒有空間浪費在基板外伸、模塑邊界或未使用的引線框架區域。 晶片級封裝的主要特點 面陣列 I/O:焊球或凸點覆蓋......
BGA 組裝實務:BGA 封裝類型、空洞控制、植球重工與 QFN/QFP 比較
一顆晶片要上板,先得選封裝。封裝選型決定 PCB 要開幾層、焊盤怎麼畫、鋼網怎麼開,也決定貼片之後能不能用肉眼檢查。本文從常見 IC 封裝類型談起,接著處理 BGA 組裝最常見的空洞與重工問題,最後比較 QFN 與 QFP 的取捨。 BGA 組裝提醒 在設計階段先確認球距、焊盤形式、via-in-pad、迴焊曲線與 X-Ray 判定標準,再把封裝、PCB 與 SMT 製程一起簽核。 一、常見 IC 封裝類型一覽 表面貼裝封裝按引腳形式,大致可分為三類: 有引腳(Leaded):SOP、TSSOP、QFP。引腳從側面伸出,焊點外露,檢查和維修都方便。 無引腳(Leadless):QFN、DFN、LGA。焊盤收在封裝底部或側邊,體積小、寄生電感低。 陣列球(Array):BGA、CSP、WLCSP。焊球鋪滿封裝底部,I/O 數量最多,代價是焊點全部藏起來。 圖 1. QFP、QFN 與 BGA 封裝側視比較 選型時需要在腳數、板面積、散熱、檢測與維修成本之間取捨。腳數一百以內、尺寸不敏感的產品,QFP 仍是常見選項;腳數超過兩百或需要高速訊號時,BGA 往往更能提供足夠的 I/O 密度。 二、BGA ......
如何維修 PCB:走線、焊盤、焊點與腐蝕問題
圖:使用烙鐵與鑷子返工修補 SMD 焊點 走線斷裂、焊盤翹起,或焊點經過兩年熱循環後開裂,並不代表整塊電路板就得報廢。多數電路板表面的損傷,都可以用烙鐵、萬用電表,以及約一小時的工作台操作完成修復。 本指南涵蓋故障定位、五種最常見的維修方法,以及電路板重新投入使用前的測試。每項維修都按實際操作順序拆解步驟,並指出最容易讓維修前功盡棄的錯誤。每塊電路板的維修情況都不完全相同:板厚、銅厚與層數、附近元件及手邊設備,都會影響具體做法。因此,請將本文溫度與步驟視為起點,再依個別電路板調整。 適用範圍。 適用於任何層數電路板上,肉眼可見且能夠接觸的外層損傷。內層走線斷裂及 BGA 焊盤剝離也有維修方式(IPC-7721 均有相關程序),但無法只靠手工具完成,所需設備的成本往往比電路板本身還高。本文不涉及這兩類維修;BGA 相關作業請參閱我們的 BGA 返工指南。 應該維修電路板,還是直接更換? 電路板能否維修,主要取決於損傷類型: 損傷類型 通常可以維修嗎? 實際判斷依據 外層走線斷裂 可以 跳線的可靠性與應力釋放措施 冷焊或焊點開裂 可以 是否先移除舊焊錫 SMD 焊盤翹起 通常可以 跳線與固定位置的機械......
01005 組裝指南:PCB 設計、鋼網、供料器靜電與回流焊
重點摘要 01005(英制)元件尺寸為 0.4 × 0.2 mm,在公制中稱為 0402。 可靠組裝依賴平整的表面處理,例如 ENIG、對稱的 NSMD 焊盤、約 3 mil 厚的鋼網、細粉末焊膏、供料器位置的靜電控制,以及貼片前的 3D SPI 檢查。 由於 01005 元件返工速度慢且風險高,最重要的指標是首次通過良率。 圖:指尖上的六種 SMD 電容,由左至右為 01005、0201、0402、0603、0805 和 1206。照片:Filip Wahlberg,CC BY-SA 4.0,來自 Wikimedia Commons 上圖中最小的電容是 01005,長 0.4 mm、寬 0.2 mm。更小的 008004 尺寸也存在,但除了手機和模組製造商外並不常見,因此對大多數設計師而言,01005 是被動元件的實際下限。這也是許多在 0402 和 0201 上有效的組裝規則開始失效的尺寸。 原因在於尺寸縮放。將 0603 電容的每個尺寸縮小四倍,就會得到 01005,而元件重量會縮小 64 倍。熔融焊錫對每個端子的拉力取決於潤濕邊緣長度,只會減少約四倍;靜電吸力取決於表面積,則會減少約 16......
BGA 重新植球詳解:完整流程、工具、風險與最佳實務
在現代電子設計中,球柵陣列(BGA)已成為高效能晶片的標準,可在極小面積內實現數千個 I/O 連接。然而,這種密度也形成了「黑盒子」情境:連接點被隱藏,冷焊或熱疲勞裂紋等缺陷肉眼無法看見。不像 QFP 可用烙鐵修復,失效的 BGA 可能讓整塊板子報廢。 BGA 重新植球(reballing)是解決此問題的關鍵方案。這是一種精密工序:移除元件、清除舊焊料,並重新佈置全新焊球,以恢復完整的電氣與機械完整性。 本指南深入探討 BGA 重新植球的技術細節——從金屬間化合物鍵合的物理原理,到成功所需的特定溫度曲線。我們也將說明 JLCPCB 的工業級組裝標準如何在首次製造時降低這些風險。 BGA 重新植球一覽(快速概覽) 項目 摘要 是什麼 移除 BGA 晶片上的舊焊球並換上新焊球的維修流程 何時使用 當 BGA 焊點因熱循環、跌落損壞或製造缺陷而失效時 成功率 通常 60%–90%,取決於晶片狀況、工具與技術人員技巧 難度 高——需要專業設備與經驗 典型費用範圍 每顆晶片 USD $20–$150+,視尺寸與複雜度而定 工程師提示:若 BGA 失效是因 PCB 焊墊損壞或晶片內部缺陷,重新植球無法解決問題......
高可靠互連免焊接化:Press-Fit壓接連接器PCB設計與量產管控
AI伺服器電源背板、5G基站射頻單元、電動汽車域控制器、軌交信號設備,共同點是振動劇烈、電流巨大、壽命要求十五年起步,傳統焊接式背板連接器在這些場景逐漸失寵。硬體工程師接觸press fit connector PCB方案時,疑問集中在壓接孔到底按什麼公差設計、壓接質量靠什麼保證,這兩點恰恰是量產翻車的重災區。 Press-Fit連接器用彈性順應針(Compliant Pin)替代焊點,壓入鍍通孔後針體彈性變形與孔壁形成氣密接觸,無須回流焊、無助焊劑殘留,可單針返修。IEC 60352-5把這種連接定義為無焊壓入式連接,車規與工控領域已大規模替代焊接背板,press fit backplane connector成為電源與訊號互連的PCB connector types中的主流選項。 一、壓接結構與工藝原理 順應針主流是魚眼針(Eye-of-the-Needle):針體中部鏤空成菱形孔,壓入時針樑彈性收攏,進入孔內後回彈撐緊孔壁,接觸壓力維持在孔壁屈服強度附近。另有C型彈片針與四爪針,載流能力與插拔壽命各異,選型先看連接器廠規格書,針型決定press fit hole tolerance窗口。 壓......